NXP Tech Blog - Page 4

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP Tech Blog - Page 4

satoshikamiya
NXP Employee
NXP Employee

セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(以後「JC-STAR」と表記します)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運用する日本独自のIoT製品セキュリティ評価制度です。本稿では、JC-STARの概要と、NXPのセキュリティ製品について紹介します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 4,064
yutaka_ando
NXP Employee
NXP Employee

i.MX 8M Plusの評価ボード (EVK) を用いて、マルチメディア機能(ビデオ再生、オーディオの録音/再生、カメラ動作、Wi-Fi接続、NPU動作など)の動作を確認する方法について説明します。

Read more...

More
1 0 3,476
Yusei_Uegama
NXP Employee
NXP Employee

組み込みデバイスの限られたリソースの中でLLMを使用するためには、RAGが必要となります。

本稿では、NXPの LLM + RAG ソリューション 「eIQ GenAI Flow」についてハンズオン形式で紹介します。

Read more...

More
4 0 6,213
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

(読了:5分)

Read more...

More
2 0 3,747
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

eIQ Time Series Studio(時系列モデル開発ツール)の概要から、プロジェクトの作成 → データセット → トレーニング → エミュレーション → デプロイメント → データロギングと、使い方の流れを記載しています。

本記事は、eIQ Time Series Studio v1.0.4を起動させた際に表示される"Documentation"メニューに記載されている資料を翻訳したものです。必ず最新の英語版をご確認いただき、本記事はあくまでも補足的な内容としてご利用ください。

Read more...

More
1 0 10K
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

CANバス/プロトコルの概要から特長について説明します。

NXPは古くからCANに携わっており、マイコン、プロセッサ、トランシーバと様々なCAN製品を提供しています。

Read more...

More
1 0 10.5K
yumb
NXP Employee
NXP Employee

2025年4月、当社のUniversity Programの一環として、徳島県の神山まるごと高専で jig.jp創業者・福野泰介氏が行う新入生向けの導入授業「ITブートキャンプ2025」に、ボランティア参加しました。本ブログではその体験を振り返りつつ、教育支援の現場でのMCX開発ボードの活用事例をご紹介します。

Read more...

More
1 0 6,630
yutaka_ando
NXP Employee
NXP Employee

i.MXアプリケーション・プロセッサの評価ボードで消費電力を測定する方法をまとめたページです。

  • i.MX 8M Plus Power EVKをベースにしています。
  • 電力モードを切り替える方法についても説明します。
  • 動作周波数の変更方法や、使用しないブロックのディセーブル方法についても説明します。
Read more...

More
2 0 3,412
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

こどもパソコンIchigoJamは,LPC1114で動作する最初のバージョンが2014年に登場以来,教育の場だけに留まらず,様々な応用が広がっています.
2024年にはオープンソース化.さらに2025年にはNXPの最新マイコン:MCXシリーズのMCX-A153に対応.現在,GitHubで公開されているこのコードをMCX-A153を搭載した評価基板:FRDM-MCXA153で動作させてみるまでを解説します.

Read more...

More
0 0 4,457
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso IDEが無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso IDEで使えるサンプル・コードが提供されています.ここではIDEとSDKのインストールの手順を解説します.

これを読めば,誰でも簡単に開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

Read more...

More
1 0 8,532
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

「電源ってなに?」、という人に、最初に知っておいてほしいことを、まとめたページです。

第五回として、PMIC(Power Management Integrated Circuit)とSBC(System Basis Chip)について、説明しています。
(読了:5分)

Read more...

More
1 0 3,793
Takayoshi_Obara
NXP Employee
NXP Employee

NXPのパワーマネージメントIC(PMIC/SBC)を車載向けマイコン(S32シリーズ)に使用するメリットを4つ説明します。

Read more...

More
2 0 3,573
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

「電源ってなに?」、という人に、最初に知っておいてほしいことを、まとめたページです。

第四回として、ADコンバータのレシオメトリック測定とアブソリュート測定について、説明しています。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 3,698
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPが電源製品を持っているってご存じでしたか?

我々の電源製品のメリットや、電源の基礎に関する記事をこちらのサイトにまとめましたので、是非ブックマークを!

Read more...

More
1 0 3,060
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

「電源ってなに?」、という人に、最初に知っておいてほしいことを、まとめたページです。

第三回として ボルテージ・トラッカについて、説明しています。

(読了:5分)

Read more...

More
2 0 2,971
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

「電源ってなに?」、という人に、最初に知っておいてほしいことを、まとめたページです。

第二回として スイッチング・レギュレータについて、説明しています。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 2,911
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

「電源ってなに?」、という人に、最初に知っておいてほしいことを、まとめたページです。

第一回として リニア・レギュレータについて、説明しています。

(読了:5分)

Read more...

More
2 0 4,993
kiyo
NXP Employee
NXP Employee

市場投入までの期間を短縮する解決策の1つとして、プロセッサ・モジュールのラインナップの一部をご紹介します。

(読了:5分)

Read more...

More
3 0 2,484
Yusei_Uegama
NXP Employee
NXP Employee

組込み機器へのAI/ML導入における課題に対して、NXPのAI/MLソリューション eIQを活用するメリットをご紹介します

-LLM+RAGソリューションをリリース予定

-時系列AI、画像処理AIモデルを開発

-Convert機能により、既存のAI/ML資産をスムーズに移行

Read more...

More
3 0 4,778
Takayoshi_Obara
NXP Employee
NXP Employee

NXPのパワーマネージメントIC(PMIC)をi.MXアプリケーション・プロセッサ(MPU)向けに使用するメリット使用するメリットを6つ説明します。

 

Read more...

More
3 0 3,343
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

リアルタイムクロック(RTC)には数多くのチップがあるどころか,マイコンやプロセッサにもその機能が内蔵されています.
この記事では,「そもそもRTCとは何なのか?」から,「内蔵RTCを使わずに外付けRTCチップを使うメリットは何なのか?」さらに「それらをどのように選択すれば良いのか?」を解説します.

Read more...

More
1 0 11.3K
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

I3C温度センサ:P3T1755をMCXマイコンで動作させるサンプルコードが,NXPアプリケーション・コード・ハブで公開されています.この記事では,このサンプルコードを動作させるための手順を紹介.
必要となる機材はMCXマイコンの評価基板:FRDM-MCXN947,またはFRDM-MCXA153.これらの評価基板上にはP3T1755を搭載しているので,そのままの状態でI3Cの動作を試せます.同サンプルコードではP3T1755の単体評価基板:P3T1755DP-ARDを接続しての動作評価も可能.複数のP3T1755を接続しての動的アドレス割り当てやIBI(In-band interrupt:インバンド割込)機能も試せます.

Read more...

More
1 0 5,244
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

チップ間シリアル・インターフェースとして使われるI²C.
もう当たり前すぎて,いまさら問題が発生することもないぐらい,多くのシステムで使われています.

しかしちょっとしたことでハマる時にはハマってしまう.

ここではやってしまいがちなI²Cでのトラブルや,簡単なデバッグ方法を紹介します.

Read more...

More
1 0 9,765
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

マイコン/プロセッサと周辺デバイス間の通信に使われるSPIバス.

あまりに当たり前に使われるこのシリアルバスですが,あえていま,その成り立ちについてまとめてみます.

Read more...

More
3 0 12.1K
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

マイコン/プロセッサと周辺デバイス間の通信に使われるI²Cバス.

あまりに当たり前に使われるこのシリアルバスですが,あえていま,その成り立ちについてまとめてみます.

Read more...

More
1 0 24K
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

最近耳にするようになった『I3Cバス』.
これはI²CやSPIの後継となるべく,MIPIによって規定された新世代のシリアルバス仕様です.I3CはI²Cと同じ2線式のバスですが,I²Cに比べ通信速度が速く,低消費電力.さらにこれまでは追加で必要となった割り込み信号もこの2本線で扱えるよう少線化にも役立つような仕様となっています.
またI²Cと下位互換性を持ち,同一バス上にこれまでのI²CターゲットとI3Cターゲットを混在させて使うこともできます.
NXPではI3C対応のマイコン/プロセッサやセンサ,ターゲットとなるセンサ・デバイスや,ハブ/マルチプレクサ/信号レベル変換器などの様々な製品がラインナップされています.

Read more...

More
2 0 15.9K
michalvidlak
NXP Employee
NXP Employee

In the realm of electric motor control, achieving high efficiency and precision is critical, especially in applications like electric vehicles, robotics, and industrial automation. Field-Oriented Control (FOC) of Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) stands out as a sophisticated technique that allows independent and precise control of motor torque and magnetic flux. The introduction of virtualized objects, also known as digital twins, into motor control systems further revolutionizes this field. Digital twins replicate motor behavior and control algorithms in a virtual environment, providing advantages such as predictive maintenance, cost reduction, improved efficiency, and faster development cycles. This approach, demonstrated using NXP’s MCSPTR2AK396 3-Phase Motor Control Kit with S32K396, enables real-time monitoring and optimization of motor performance, offering a reliable and adaptable solution for modern motor control challenges. Overall, digital twins in motor control systems enhance efficiency, performance, and flexibility, significantly shaping the future of electric motor applications in various industries.

Read more...

More
4 0 6,336
michalvidlak
NXP Employee
NXP Employee

This article outlines the configuration of a 3-phase Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) vector control drive equipped with three shunt current sensors and resolver position detection. The design is targeted for automotive motor control applications and serves as an example using the NXP family of automotive motor control MCUs based on an Arm® Cortex®-M7 technology specifically optimized for a broad spectrum of automotive applications.

Read more...

More
1 0 7,245
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

Yocto Linux BSPをi.MX上で利用する方法 をまとめたページです。

Yocto Linux BSPのビルド方法から、マルチメディア機能の評価、電力測定、AI評価など、様々なコンテンツを準備しています。

是非ブックマークを!

Read more...

More
2 0 3,987
xinyu_chen
NXP Employee
NXP Employee

i.MX93 Smart Appliance PoC demonstrate and simulate a smart fridge by i.MX93, which supports low power, fast boot, lightweight GUI, AI vision for food refreshness check, MATTER connectivity and Voice control UI, etc.

Read more...

More
0 0 2,190