NXP Tech Blog

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

NXP Tech Blog

YukoKinto
NXP Employee
NXP Employee

今回の記事では、S32K3 Real-Time Driver内のLED点滅のサンプルプロジェクトを用いて、コード生成、ビルド、デバッグを行うことで、S32K3開発の「最初の一歩」を体験します。

  • この記事のゴール:S32K3 FRDMボード上でRTD内のサンプルをデバッグし、LEDを点滅させる

(所要時間:15分)

阅读更多内容...

更多
1 0 304
YukoKinto
NXP Employee
NXP Employee

本記事では、NXP車載MCU用の開発環境S32 Design Studio (S32DS)、及びReal-Time Driverのインストール方法を、初めて S32K に触る方でも迷わず進められる粒度で丁寧に解説します。

今回はS32K3という車載MCUを例にしますが、他の車載MCUでも同じ手順で環境を構築できます。

(作業時間:20分)

阅读更多内容...

更多
1 0 473
hiroshihiraga
NXP Employee
NXP Employee

Zephyr-series-4-title.png

Zephyrのソフトウェア再利用性を高めるための特徴であるデバイスツリーとKconfigの概要を説明します。そして、それらを実践で利用するためにステップを踏んで説明していきます。

このぜZephyrシリーズ第1回から今回の第4回までを読み終えると、Zephyr RTOSを利用してプログラムが書けるようになります。

阅读更多内容...

更多
2 0 1,269
hiroshihiraga
NXP Employee
NXP Employee

 
 

tech_blog_LED_Blinky.png

 
Zephyrシリーズ第3回はLチカプログラムを通してZephyrによるソフトウェア再利用の手法を解説します。

Zephyr RTOSで簡単なLチカプログラムの作成を通し、ソースコードに加え、CMakeファイルやconfファイルなども一から作成し、更にはそのコードを他のHWでも動作する再利用性を考慮したZephyr流コーディング手法を説明します。

阅读更多内容...

更多
2 0 1,427
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

Zephyr公式のGetting Started Guideに従ってインストールしたZephyr SDK 1.0.0をMCUXpresso for VSCにインポートすると,デバッガ(GDB)の起動に失敗するという問題が2026年3月23日現在確認されています.原因はSDK 1.0.0でツールチェーンのディレクトリ構造が変更されたことにあり,MCUXpresso機能拡張が新しいパス構造に未対応であるためです.launch.jsonへの直接記述でも回避できないこの問題は,SDK 1.0.0ディレクトリのルートに旧来のパスへのシンボリックリンクを作成するという簡単な操作で解決できます.本記事では,Zephyr環境のインポート手順からシンボリックリンクによるワークアラウンドの適用まで,スクリーンショットを交えてステップごとに解説します.スクリーンショット 2026-03-23 8.33.46.png

阅读更多内容...

更多
0 0 864
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPの汎用マイコン向けRTOS「Zephyr OS」で,タッチ対応液晶GUIを動かすまでの手順をステップ・バイ・ステップで解説します.

GUIの構築には,マイコン向け軽量GUIライブラリ「LVGL」と,そのコードをGUI操作で生成できるNXP製ツール「GUI Guider」を使用します.GUI GuiderのサンプルプロジェクトをZephyr用にエクスポートし,i.MX RT1060評価キット(MIMXRT1060-EVKC)と液晶パネル(RK043FN66HS-CTG)上で実際に動作させることがゴールです.

なお,このGUIサンプルのビルドには,現時点ではZephyr OS v4.0.0とZephyr SDK 0.17.0の特定の組み合わせが必要です.この記事では,最新のZephyr環境(v4.3.99)からv4.0.0へ一時的に切り替える方法,パッチの適用,ビルドと書き込み,そして作業後に元の環境へ戻す手順までを詳しく説明します.

DSC_2621 (1).jpeg

 

阅读更多内容...

更多
0 0 1,642
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では半導体ハードウェアに搭載されるセキュリティ機能とは何か?それを実現する技術/製品の種類(セキュアエレメント、セキュアエンクレーブ、TPM、HSM、TEE、TrustZoneなど)について概要を紹介します。

(読了:10分)

阅读更多内容...

更多
2 0 3,349
renukasc
NXP Employee
NXP Employee

while activating activation code B25C-AEBB-4319-BAB1 in EBclient licence administartion , i get below error

Status: 9, Polling for response

Status: 11, Done

ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248)
The quantity specified exceeds maximum quantity allowed (0).
Connection to FlexNet Operations Server failed.

 

阅读更多内容...

更多
0 0 1,261
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

プロセス・テクノロジーの微細化に伴い、28nm以降の世代では、従来からあるFlashメモリをマイコンへ搭載することが難しくなり、各社次世代マイコンに対してFlashメモリに代わる不揮発性メモリ(NVM)を検討しています。その中のひとつがMRAMです。

本記事では、MRAMの特徴を説明します。

(読了:5分)

阅读更多内容...

更多
1 0 5,892
satoshikamiya
NXP Employee
NXP Employee

セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(以後「JC-STAR」と表記します)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運用する日本独自のIoT製品セキュリティ評価制度です。本稿では、JC-STARの概要と、NXPのセキュリティ製品について紹介します。

(読了:5分)

阅读更多内容...

更多
1 0 4,156
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

eIQ Time Series Studio(時系列モデル開発ツール)の概要から、プロジェクトの作成 → データセット → トレーニング → エミュレーション → デプロイメント → データロギングと、使い方の流れを記載しています。

本記事は、eIQ Time Series Studio v1.0.4を起動させた際に表示される"Documentation"メニューに記載されている資料を翻訳したものです。必ず最新の英語版をご確認いただき、本記事はあくまでも補足的な内容としてご利用ください。

阅读更多内容...

更多
1 0 10.1K
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

こどもパソコンIchigoJamは,LPC1114で動作する最初のバージョンが2014年に登場以来,教育の場だけに留まらず,様々な応用が広がっています.
2024年にはオープンソース化.さらに2025年にはNXPの最新マイコン:MCXシリーズのMCX-A153に対応.現在,GitHubで公開されているこのコードをMCX-A153を搭載した評価基板:FRDM-MCXA153で動作させてみるまでを解説します.

阅读更多内容...

更多
0 0 4,558
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso IDEが無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso IDEで使えるサンプル・コードが提供されています.ここではIDEとSDKのインストールの手順を解説します.

これを読めば,誰でも簡単に開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

阅读更多内容...

更多
1 0 8,805
Takayoshi_Obara
NXP Employee
NXP Employee

NXPのパワーマネージメントIC(PMIC/SBC)を車載向けマイコン(S32シリーズ)に使用するメリットを4つ説明します。

阅读更多内容...

更多
2 0 3,670
michalvidlak
NXP Employee
NXP Employee

In the realm of electric motor control, achieving high efficiency and precision is critical, especially in applications like electric vehicles, robotics, and industrial automation. Field-Oriented Control (FOC) of Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) stands out as a sophisticated technique that allows independent and precise control of motor torque and magnetic flux. The introduction of virtualized objects, also known as digital twins, into motor control systems further revolutionizes this field. Digital twins replicate motor behavior and control algorithms in a virtual environment, providing advantages such as predictive maintenance, cost reduction, improved efficiency, and faster development cycles. This approach, demonstrated using NXP’s MCSPTR2AK396 3-Phase Motor Control Kit with S32K396, enables real-time monitoring and optimization of motor performance, offering a reliable and adaptable solution for modern motor control challenges. Overall, digital twins in motor control systems enhance efficiency, performance, and flexibility, significantly shaping the future of electric motor applications in various industries.

阅读更多内容...

更多
4 0 6,443
michalvidlak
NXP Employee
NXP Employee

This article outlines the configuration of a 3-phase Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) vector control drive equipped with three shunt current sensors and resolver position detection. The design is targeted for automotive motor control applications and serves as an example using the NXP family of automotive motor control MCUs based on an Arm® Cortex®-M7 technology specifically optimized for a broad spectrum of automotive applications.

阅读更多内容...

更多
1 0 7,402
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPの「MCX N947」マイコンをベースに、ハンズオン形式で、画像認識サンプルコードの実装を紹介します。

阅读更多内容...

更多
3 0 7,080
SimonZossak
NXP Employee
NXP Employee

The Enhanced Time Processing Unit (eTPU) is a programmable I/O controller with its own core and memory system running independently of the CPU. The eTPU Software Plugins are safety qualified, production-ready software drivers that deliver motor control functionality on the eTPU.

阅读更多内容...

更多
4 0 6,633
Yongbing_Nan
NXP Employee
NXP Employee

Introduction

This is a brief introduction explaining the powertrain domain controller reference design integrated the BMS and VCU in one ECU based on S32K376 MCU. BMS system monitors battery voltage, temperature and fault status, among other parameters of the vehicle. VCU sample simulates pedal position, gear, sensors, among other functions of the vehicle. Software is developed based on Real-Time Drivers (RTD). The reference design is intended to provide a mechanism for easy customer evaluation of the Arm Cortex-M7@320MHz four cores MCU, and to facilitate BMS and VCU hardware and software development. OTA and bootloader function are also integrated into this reference design which make program upgrade feasible. Fig1 shows the s32k376 system block diagram.

Yongbing_Nan_0-1706686417238.png

Fig.1: S32K37x system block diagram

Solution overview

The Figure 2 shows the system block diagram. Analog front-end(AFE) MC33774 is used to monitor battery status. Gateway MC33665 is used to transfer SPI signal to transport protocol link(TPL3). SBC FS2633 supply power for S32K376 and external devices. High-side device(HSD), low-side device(LSD) and Multiple Switch Detection Interface(MSDI) are used for vehicle control unit(VCU) function. CAN, LIN, UART are used to communicate with other ECUs. Real-Time clock(RTC) is used to read real time for BMS state of charge(SoC) calculation.

Yongbing_Nan_0-1706783936004.png

Fig.2: system block diagram

The Figure 3 shows the whole hardware battery monitor unit(BMU) board and lists each type of device. The detailed connector interface can be found in the schematic.

Yongbing_Nan_0-1706689281233.png

Fig.3: hardware BMU board 

Hardware design

Please refer the doc AN747202-S32K39_37 MCUs Hardware Design Guidelines(0.2).pdf and S32K376 BMU and VCU Integration User Manual.pdf for the detailed hardware design.

MC33774: 18 Channel Li-Ion Battery Cell Controller IC ASIL D

MC33665: General Purpose BMS Communication TPL Transceiver and CAN FD Gateway

Software design

S32K376 BMS&VCU software is based on AUTOSAR drivers, including SW32K3 RTD, MC33774 BCC, MC33665 TPL PHY and SBC. It provides a series of AUTOSAR specific API to facilitate the BMS application designer to implemented the BMS application.

The Figure 4 shows the S32k376 BMS&VCU solution software block diagram. BMS function run on function core CM7_0, VCU function runs on lockstep core CM7_2, and monitor another two cores through IPCF. OTA and reserved OBC function run on the function core CM7_1. Bootloader and hardware OTA update application firmware. GUI display BMS and VCU information. All driver are based on AUTOSAR RTD.

Yongbing_Nan_0-1706767914149.png

Fig.4: BMS and VCU software block diagram

  • Startup process and project structure

BMS, VCU and OTA run on different cores. The core0 is startup core, it starts up first than core1 and core2. The core0 initial all of system and peripheral clock and setup GPIO status. Using the CM7-x-ENABLE field of IVT boot configuration word(BCW) to disable core1 and core2 for avoiding core1 and core2 to execute any uninitialized peripheral. The core1 and core2 start up after core0 writes the correct address to the MC_ME module and enables clock.

The three cores projects are completely independent. Each core has by itself a startup file, linker file and memory layout. After compiling, three core's elf file will be generated. One elf file with three cores project is feasible, but we don't implement it here.

  • Multi core communication

Inter-Platform Communication Framework (IPCF) is a subsystem which enables applications, running on multiple homogenous or heterogenous processing cores, located on the same chip or different chips, running on different operating systems (AUTOSAR, Linux, FreeRTOS, Zephyr, etc.), to communicate over various transport interfaces (Shared Memory etc.)

IPCF is designed for NXP embedded systems and features low-latency and tiny-footprint. It exposes a zero-copy API that can be directly used by customers for maximum performance, minimum overhead and low CPU load. The driver ensures freedom from interference between local and remote shared memory by executing all writing operations only in the local memory domain. CPU to CPU and directed interrupts are used to implement this function. BMS and VCU run in different cores, we use IPCF to send their framing data through CAN.

  • Basic workflow of project

Figure 5 shows the project program work flow and lists the schedule time of each task.

Yongbing_Nan_0-1706772758179.png

Fig.5 Project programming flow diagram

  • SAF function

The S32K396 Safety Software Framework (S32K396 SAF) is a software product which contains software components establishing the safety foundation for customer’s safety applications compliance with ISO 26262 functional safety. S32K396 SAF is a framework that implements the device safety concept system solution. Due to the SAF is not free for customer, for detailed information please refer S32K396_SAF_Safety_Manual.pdf and package S32K396_SAF_0.8.0. Figure 6 lists each component of SAF.

Yongbing_Nan_1-1706773286725.png

Fig.6 SAF component

  • BMS safety library function

This is the S32K3 BMS SL SDK DEMO AUTOSAR 4.4 Version 1.0.0 release for the S32K3 platform. The Bcc_775a_SL, Bcc_774a_SL, Bcc_772c_SL and Bms_TPL3_SL_E2E libraries included in this release have DEMO quality status in terms of testing and quality documentation. Demo libraries are not qualified and contain partial feature set. It is not intended to be used in production This Demo version of the Safety Library is delivered in binary format and it's intended for evaluation purposes only. Due to the BMS safety library(SL) is not free for customer, for detailed information please refer RTD_BCC_774A_SL_UM.pdf and package SW32K3_BMS_SL_SDK_4.4_1.0.0_DEMO.

S32k376 BMS&VCU solution enables external safety mechanisms1, 2 , 3, 5 to monitor battery status.  Customers cannot use it unless they purchase the BMS SL installation package. For detailed setup step, please refer to quick start guide document in NXP.com.

  • Project memory map

S32K376 has 6M flash space to store binary code that consist of three 2MB flash blocks. Bootloader is placed in the first flash block, and the three cores projects are divided into one flash block via link file and MPU. HSE is used for code switching in block 1 and block 2. A/B swap HSE firmware and secure boot assist flash(SBAF) is necessary to enable hardware OTA function.

Yongbing_Nan_0-1706773940160.png

Fig.7 s32k376 BMS and VCU project memory map

  • Hardware OTA

The project integrates OTA in Core1 and schedules it using FreeRTOS. The low level driver is based on Ethernet. For users of the S32K376 device with OTA enabled, the passive region can be read and written, and when an OTA update is performed, the new APP is always written to the passive region, but no program can execute in that region. The process of A/B swap is executed by hardware, no memory copy.

image.png

Fig.8: S32K376 hardware OTA update flow

  1. The OTA update agent-APP_V1 is first downloaded to the active block1(0x00600000) via the debugger and then starts running.
  2. When the OTA update is performed, the PC sends the new version of the OTA update agent-APP_V2, APP_V1 receives the binary file of APP_V2 and writes it to the block2(0x0800000) which is in passive.
  3. After partition swap and reset, the APP_V1 switchs to passive region, the new APP_V2 switchs to active region and runs.
  • Bootloader 

Bootloader is provided to update the application via CAN bus in case there are no tools to download the application directly. S32k396_Bootloader is a standalone project which will be flashed on the flash block0, shown in Figure 28. The IVT information appears on the low address, so the code always starts up from the block0. Application is downloaded on flash block1 by bootloader.

GUI

This GUI displays data transmitted from BMS and VCU system via CAN bus. Hands-on instructions are listed below. For a detailed introduction, please refer to S32K376 BMU and VCU Integration User Manual.pdf.

Yongbing_Nan_0-1706776849941.png

Fig.9: S32K376 BMS and VCU GUI

S32K376 BMS and VCU demo platform

The figure 10 shows the s32k376 BMS and VCU demo platform. To see the detailed set up guide, please refer S32K376 BMSVCU_QSG.pdf and Getting started page.

mmexport1687150733686-cut_allD_bms_only_modify.jpg

Fig.10: S32K376 BMS demo platform

More information can be found here:

S32K376 Battery Management System (BMS) and Vehicle Control Unit (VCU)

S32K39/37 Microcontrollers for Electrification Applications

更多
2 0 12.9K
rares_butilca
NXP Employee
NXP Employee

Whether you are participating at the NXP Cup competition or simply passionate about self-driving cars, try using MBDT to program a microcontroller to drive your car on a track. In this article you will find a model you can use as a starting point for your application.

阅读更多内容...

更多
2 0 7,301
nxp-admin
NXP Employee
NXP Employee

Providing a low-cost and single-wire scheme, it comes as no surprise that LIN bus systems are increasingly used in the body domain of vehicles. Typical LIN applications, such as seat control, lighting, and steering wheel, are generating more requests for smaller bill of material and lower costs on system level. NXP’s latest smart QUAD LIN transceiver SJA1124 provides an innovative way to connect LIN bus to MCU for the electronic control units (ECUs) in the car to meet the aforementioned needs.

The number of LIN channels per application is increasing as the use of the LIN bus becomes widespread. Unlike the increasing number of LIN nodes, the space and bill of material for these applications are often shrinking to save cost. NXP’s SJA1124 is a QUAD LIN transceiver with integrated commander terminations, LIN controllers, and an SPI-to-LIN bridge. These features bring scalability and flexibility to the application network and MCU option, providing you with varied benefits.

阅读更多内容...

更多
1 0 8,025
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

When running firmware v3.xxx onwards, MCU-Link uses WinUSB, so make sure your firmware matches a compatible MCUXpresso IDE version.

阅读更多内容...

更多
2 0 7,038
BridgetteS
NXP Employee
NXP Employee

This launch introduces our Smart Card Trust Provisioning Solution, bringing customers a major new capability in protecting their Software Intellectual Property (IP) and guarding against over-production and cloning.

阅读更多内容...

更多
1 0 4,648
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

The latest release of NXP's free UI design tool for LVGL is out now - GUI Guider 1.3.1 features major improvements in usability and optimization. 

阅读更多内容...

更多
0 0 5,529
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

Hooking up to the external world usually means that our MCUs must learn to  “speak” analog.   A high-performance analog system was added to the LPC553x family to enable more integrated, lower external component count designs.

阅读更多内容...

更多
1 0 7,220
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

NXP has now introduced MCU-Link Pro - the second incarnation of the MCU-Link debug probe architecture, adding several powerful capabilities and features to build on the entry level MCU-Link standalone model. This includes power/energy measurement, USB bridging and a J-Link firmware option.

MCU-Link-PRO_TOP_sm_crop.png

阅读更多内容...

更多
2 0 4,458
CosminB05
NXP Employee
NXP Employee

An interactive tutorial on how to create your own MATLAB Simulink temperature sensor application by applying the model-based design approach, how to configure and use the i.MXRT1060 EVK using NXP MCUXpresso, a thermistor module and the IMXRT Toolbox.

阅读更多内容...

更多
2 0 6,631
hansonhe
NXP Employee
NXP Employee

URL : https://community.nxp.com/community/general-purpose

mcus/k32lseriesmcus/blog/2019/12/05/k32-l3-mcus-energy-efficiency

with-advanced-security-and-physical-protection

最后更新:12-05-2019 更新:Omar Cruz

阅读更多内容...

更多
0 0 5,111
mminar7
Contributor I

Hello Folks,

I have created project for managing I2C-bus low power LED drivers build at PCA9632 chip. (with possible modification for PCA9624,PCA9635PW,PCA9685,PCA9955B,PCA9956B).

You are able to manage chip from Raspberry. (It was tested at version 3 +). Github project contains documentation, sources and binaries. Who is interested in he is also welcome for testing of functionality and cooperative feed back.

Code is written at (python3 & adafruit library) as backend and free pascal as frontend.

阅读更多内容...

更多
0 0 3,029
omar_cruz
NXP Employee
NXP Employee

The 5V KE MCU series has been designed to maintain high reliability and robustness in harsh electrical noise environments primarily targeting white goods and industrial applications, but now extending its success to consumer applications where touch sensing, safety and motor control capabilities have become a “must have” in the embedded design. 

阅读更多内容...

更多
0 0 6,480