NXP Tech Blog

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP Tech Blog

ZHOU_XIAO
NXP Employee
NXP Employee

本記事は、NXPマイコンMCX A153に搭載されているLPI2C(Low Power Inter-Integrated Circuit)コントローラを題材にします。I²Cの基本を確認した後、I²CとLPI2Cの違いについて説明し、MCX A153のLPI2Cの仕様・使い方を学びます。

(読了時間: 30分)

Read more...

More
1 0 121
Kogiso
NXP Employee
NXP Employee

マイコンを使った開発において最も基本的なペリフェラルの一つであるGPIO(General Purpose Input/Output)をLEDの点滅を例に使い方を解説します。

GPIOは多くのマイコン開発者が最初に学ぶペリフェラルです。GPIOを使ってLEDを光らせてみたいけれど、「データシートの見方がわからない」「ピンの設定方法がわからない」という方も多いのではないでしょうか。本記事ではマイコン開発初心者向けに、FRDM-MCXA153を使ったGPIO入門を解説します。データシートや回路図からピン情報を読み解き、Pins Toolを使った設定を行いながら、最終的に外部LEDの制御を体験します。

(作業時間:15分) ※開発環境をインストール済みの前提

Read more...

More
1 0 269
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

前回は、SPI通信の 前編としてFRDMボード2台用いて、SPI通信のサンプルアプリケーションを動かしてみました。

今回は、4つのSPIモードの設定を変えながら、実際に送受信されるSPI信号を確認してみようと思います。本稿では、以下の[前編]記事の作業が完了していることを前提に進めます。

[前編] SPI通信のサンプルアプリケーションを動かしてみる。

[後編] SPIのモードを変えながら、実際のSPI信号を観測して、変化を見てみる。

(作業時間:20分) ※前編の内容(MCUXpresso for VSC, SDKがインストールされていて、SPIのアプリケーション動作確認)が済んでいる前提。

Read more...

More
0 0 786
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

FRDMボードを2台用いて、SPI通信の動作と、実際に送信されるSPI信号を確認していきます。
2回に分けて説明をしていきますが、今回は前編で、先ずはSPIのプログラムを動かしてみたいと思います。

[前編] SPI通信のサンプルアプリケーションを動かしてみる。

[後編] 実際のSPI信号を観測し、SPIのモードを変えながら信号の変化を見てみる。

(作業時間:15分) ※MCUXpresso for VSC, SDKがインストールされている前提。SPI通信のサンプルアプリケーションを動作させるまで。

Read more...

More
0 0 928
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編④として、「ベクトル制御の仕組み」をご紹介します。

(読了:10分)

Read more...

More
0 0 2,498
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

FRDM-MCXN947のボードを用いて、CAN通信の動作確認を行っていきます。

前回のCANループバック・テストに続き、今回はFRDMボード2台用いて、CAN通信の動作と、実際に送信されるCANフレームを確認してみます。

(作業時間:10分) *CANフレームの解析まで含めるともう少し時間がかかります。

Read more...

More
1 0 1,404
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は実践編②として、ソフトウェアのセットアップから、実際にモータ制御のサンプル・コードを動かすまでをご紹介します。

Read more...

More
1 0 1,242
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編③として、NXPマイコンで、永久磁石同期モータの仕組みと制御方法について解説します。

 

Read more...

More
1 0 1,726
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は実践編①として、NXPマイコンで、実際にモータ制御を実施するための環境を準備していきたいと思います。

Read more...

More
1 0 1,759
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③


今回は基礎編②として、永久磁石モータの仕組みと制御方法について分かりやすく解説します。
(読了:5分)

Read more...

More
1 0 2,129
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編①として、NXPマイコンで、モータ制御を実施するための開発環境をご紹介します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,752
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPのモーター制御に関わる記事をまとめたページです。

MCXマイコンをベースに、モーター制御の基礎から、実際の動かし方まで丁寧に解説しています。

是非、ブックマークを!

Read more...

More
1 0 1,613
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso for VSC (Visual Studio Code)が無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso for Visual Studio Codeで使えるサンプル・コードも提供されており,動作検証だけでなく,さまざまなプロジェクトのベースにも使えます.

この記事を読めば,誰でも簡単にVSC開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

Read more...

More
1 0 4,334
Yusei_Uegama
NXP Employee
NXP Employee

組み込みデバイスの限られたリソースの中でLLMを使用するためには、RAGが必要となります。

本稿では、NXPの LLM + RAG ソリューション 「eIQ GenAI Flow」についてハンズオン形式で紹介します。

Read more...

More
4 0 6,458
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

こどもパソコンIchigoJamは,LPC1114で動作する最初のバージョンが2014年に登場以来,教育の場だけに留まらず,様々な応用が広がっています.
2024年にはオープンソース化.さらに2025年にはNXPの最新マイコン:MCXシリーズのMCX-A153に対応.現在,GitHubで公開されているこのコードをMCX-A153を搭載した評価基板:FRDM-MCXA153で動作させてみるまでを解説します.

Read more...

More
0 0 4,602
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

I3C温度センサ:P3T1755をMCXマイコンで動作させるサンプルコードが,NXPアプリケーション・コード・ハブで公開されています.この記事では,このサンプルコードを動作させるための手順を紹介.
必要となる機材はMCXマイコンの評価基板:FRDM-MCXN947,またはFRDM-MCXA153.これらの評価基板上にはP3T1755を搭載しているので,そのままの状態でI3Cの動作を試せます.同サンプルコードではP3T1755の単体評価基板:P3T1755DP-ARDを接続しての動作評価も可能.複数のP3T1755を接続しての動的アドレス割り当てやIBI(In-band interrupt:インバンド割込)機能も試せます.

Read more...

More
1 0 5,426
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPの「MCX N947」マイコンをベースに、ハンズオン形式で、画像認識サンプルコードの実装を紹介します。

Read more...

More
3 0 7,156
xiaocong_fu
NXP Employee
NXP Employee

Step by step: load fusion fw to 8ulp flash


In this article, I'd like to share the steps to run fusion dsp fw in 8ulp, including all the issues I have encountered.

Pre-steps

To follow the steps, you will need:

Read more...

More
5 0 7,215
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

The RT685-AUD-EVK allowed me to validate my custom frontend circuitry and get started on other critical DSP software development.  I was able to connect the piezoelectric saddle pickups on my engineering guitar into the test bed via the custom daughtercard. From here I can focus on firmware in the MCU and DSP cores in the RT685. 

Read more...

More
1 0 9,377
kyledando
NXP Employee
NXP Employee

Please find document which is missing in the latest SDK bundle location for RT devices \docs\wireless\Release Notes.

Read more...

More
0 0 8,100
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

NXP's free UI design tool for the open source LVGL graphics library continues to add great new features and capabilities. GUI Guider 1.3.0 was released on January 24th 2022 and includes exciting new widgets, more host platform support, Keil project output and Micropython.

Read more...

More
0 0 4,614
CosminB05
NXP Employee
NXP Employee

An interactive tutorial on how to create your own MATLAB Simulink temperature sensor application by applying the model-based design approach, how to configure and use the i.MXRT1060 EVK using NXP MCUXpresso, a thermistor module and the IMXRT Toolbox.

Read more...

More
2 0 6,667
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

Please find attached a document detailing various features related to using the IMXRT1170-EVK(B) evaluation board with MCUXpresso IDE v11.x.x and SDK v2.x.x, including details of multicore debugging and how to enable SWO trace on this MCU.

Read more...

More
3 1 13.7K
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Ázure RTOS ThreadX and other middleware components have now been released for i.MX RT1050/1060/1064 families. This highly optimized, safety-certified software can now be use for free in your projects.

Read more...

More
1 0 5,467
PetrKraus
NXP Employee
NXP Employee

There is a wiki page describing the way hot create the SCR entry for the SDK component here.

It is referenced from the MCUX SDK wiki space.

Feel free to put your comments and questions directly on the wiki page. 

Read more...

More
0 0 2,728
nxa13122
NXP Employee
NXP Employee

The sdk data schema and validation has been merged to SDK dev branch and sync to SDK mainline.

The schemas are located in bin\generator\sdk_generator\data\sdk_data_schema.

Now the data validation will be the first and mandatory steps for most generator cmds run. For the time being, data record which violates the schemas will be reported as “warning”, because there are many warnings, generator won’t log them into screen but recorded in stage1 yml log. Please open the stage1 yml log fix the warnings.

Read more...

More
1 0 2,523
nxf47831
NXP Employee
NXP Employee

New features update:

  •  SDKGEN-1390The SDK yml data schema and validation task[In Progress]

The aim of this task is to provide a solution(schema + validation) for SDK data annotation and validation. It is an integral part of SDK generator solution.

We expect that with this all developers should be able to

  • Figure out how to config yml data by referring schemas with some typical examples
  • Read out the error log for wrong data record and fix them accordingly(Easily check and find out typos in data record).
  • With correct data, there won’t be any “no xxx for nil class” related run abort.
Read more...

More
1 0 2,444
nxf47831
NXP Employee
NXP Employee

New features update:

  •  SDKGEN-1389Support Periodic Window Update feature for Keil

        Variables will update periodically if View – Periodic Window Update is selected when debugging. To enable or disable this option, a tag named "periodic_update" should be set in yml. Besides, a .uvoptx template file must be set, or this setting can not take effect.

Read more...

More
1 0 2,326
PetrKraus
NXP Employee
NXP Employee

davidjurajda‌:

Yes, it is mandatory. Because the internal SDK repository structure is not same as public package structure you have to support -r.  “-r” is basically transformation between internal repository and external package (file merging, changing folder structure). If you would like to produce public package you have to support also –production, which introduce strict testing.

Read more...

More
1 0 2,416
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Our MCUXpresso SDK is expanding to include more and more graphics examples, including LittleVGL and emWIN support for SPI-based LCDs. The examples we provide can be ported to different controllers, but are based/tested on a shield from Adafruit (product ID:1947) with an ILI9341 TFT controller and FT6206 cap touch controller. Adafruit have released different versions of this shield; early ones (marked as v2.3) work out of the box with NXP's boards, but later versions (that don't have a version number!) need a couple of simple modifications.

Read more...

More
1 0 5,513