1790004_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1790004_zh-CN

1790004_zh-CN

所有示例 S32K312 DS3.5 RTD-3.0.0

------------------------------------------------------------------------------* 测试硬件:S32K3X4EVB-Q172* MCU:S32K312* 编译器:S32DS3.5* SDK 发布:RTD 3.0.0* 调试器:PE Micro* 目标:internal_FLASH********************************************************************************

对于 S32K312,请使用正确的时钟配置:HSE 到 AIPS 的时钟分频应设置为 1/2。请在以下所有示例代码的时钟设置中进行相应修改。HSE 时钟设置为 60 MHz。

Dinesh_Guleria_0-1717149049774.png

S32K312 PIT BTCU ADC-1 BCTU_ADC_DATA_REG DMA:--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-BTCU-ADC-1-BCTU-ADC-DATA-REG-DM...

S32K312 使用 DMA 实现 UART 发送与接收 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-UART-Transmit-amp-Receive-Using-DMA...

S32K312 EIRQ 中断处理 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-EIRQ-Interrupt-DS3-5-RTD300/ta-p/17...

S32K312 使用 DMA 实现 SPI 发送与接收 :-- https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-SPI-Transmit-amp-Receive-Using-DMA-...示例 S32K31 SPI 多数据包发送与接收 : DMA 缓存问题解决方案 :-https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K31-SPI-multiple-packet-Transmit-amp-Rec...示例 S32K312 SPI 发送& 接收使用轮询 DS3.5 RTD300 :--示例 S32K312 使用轮询模式实现 SPI 发送与接收 DS3.5 RTD300 - NXP 社区示例 S32K312 使用中断模式实现 SPI 发送与接收 DS3.5 RTD300 :--示例 S32K312 使用中断模式实现 SPI 发送与接收 DS3.5 RTD300 - NXP 社区

S32K312 使用轮询模式实现 CAN 发送与接收 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-CAN-Transmit-amp-Receive-Using-Poll...

S32K312 使用 MB 和 FIFO DMA 实现 CAN 发送与接收 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-CAN-Transmit-amp-Receive-Using-MB-a...

S32K312 ADC:--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-ADC-DS3-5-RTD300/ta-p/1789282

S32K312 开关去抖 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Switch-Debouncing-DS3-5-RTD300/ta-p...

S32K312 UART Freemaster:--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-UART-Freemaster-DS3-5-RTD300/ta-p/1...

S32K312 PIT BTCU 并行 ADC FIFO DMA :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-BTCU-parallel-ADC-FIFO-DMA-DS3-...

S32K312 变量存储在 DCTM 和代码存储在 ICTM :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-placing-variables-in-DCTM-amp-code-...示例 S32K312 待机模式及待机 RAM 和 PAD 保持 DS3.5 RTD300 :--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Standby-mode-amp-Standby-RAM-and-PA...示例 S32K312 SWT DS3.5 RTD300:--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-SWT-DS3-5-RTD300/ta-p/1800559示例 S32K312 Printf 半主机 DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Printf-Semihosting-DS3-5-RTD300/ta-...

示例 S32K312 采用 DMA 实现 I2C 发送与接收 DS3.5 RTD300:--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-I2C-Transmit-amp-Receive-Using-DMA-...

示例 S32K312 HARDFAULT 中断处理 DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-HARDFAULT-Handling-Interrupt-DS3-5-...

示例 S32K312 引导加载程序跳转至应用程序 DS3.5 RTD300 :---https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Bootloader-to-Application-Jump-DS3-...示例 S32K312 使用 PIT 定时器切换 LED DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-timer-Toggle-LED-DS3-5-RTD300/t...示例 S32K312 使用脚本处理 HARDFAULT 中断 DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-HARDFAULT-Interrupt-Handling-using-...示例 S32K312 使用中断模式实现 UART 发送与接收 DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-UART-Transmit-amp-Receive-Using-Int...

示例 S32K312 使用 MB 中断实现 CAN 发送与接收 DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-CAN-Transmit-amp-Receive-Using-MB-I...示例 S32K312 使用 CAN-0-RX 和 GPIO 开关唤醒 STANDBY 模式 DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-STANDBY-wake-up-using-CAN-0-RX-and-...

示例 S32K312 使用 RTC 唤醒 STANDBY 模式 DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-STANDBY-wake-up-using-RTC-DS3-5-RTD...

S32K312 : ADC 时钟选择 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K312-ADC-Clock-selection/ta-p/1997759示例 S32K312 PWM ICU 使用 EMIOS 自定义 IRQ DS3.5 RTD300 :--示例 S32K312 PWM ICU 使用 EMIOS DS3.5 RTD300 - NXP 社区示例 S32K312 EMIO PWM 生成和占空比捕获(使用中断)DS3.5 RTD300 :--示例 S32K312 EMIO PWM 生成和占空比捕获(使用中断)DS3.5 RTD300 - NXP 社区示例 S32K312 EMIO PWM 生成和占空比捕获(使用轮询)DS3.5 RTD300 :--示例 S32K312 EMIO PWM 生成和占空比捕获(使用轮询)DS3.5 RTD300 - NXP 社区示例 S32K312 使用 DMA 实现连续 SPI 发送与接收 DS3.5 RTD300 :--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Continuous-SPI-Transmit-amp-Receive...S32K312:HSE 演示项目:--https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K312-HSE-Demo-project/ta-p/2112562

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: