1790004_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1790004_ja-JP

1790004_ja-JP

S32K312のすべてのExample DS3.5 RTD-3.0.0

------------------------------------------------------------------------------
* テストハードウェア: S32K3X4EVB-Q172
* MCU: S32K312
* コンパイラ: S32DS3.5
* SDKリリース:RTD 3.0.0
* デバッガー:PE Micro
* ターゲット: internal_FLASH
********************************************************************************

S32K312では、正しいクロック設定としてHSEからAIPSへのクロックを1/2にしてください。
以下のすべての例コードのクロック設定を次のように変更してください。
HSEクロックを60 MHzに設定してください。

Dinesh_Guleria_0-1717149049774.png



S32K312 PIT BTCU ADC-1 BCTU_ADC_DATA_REG DMA:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-BTCU-ADC-1-BCTU-ADC-DATA-REG-DM...

S32K312 UART送信&受信(DMA使用):--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-UART-Transmit-amp-Receive-Using-DMA...

S32K312 EIRQ割り込み:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-EIRQ-Interrupt-DS3-5-RTD300/ta-p/17...

S32K312 SPI送信&受信(DMA使用):--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-SPI-Transmit-amp-Receive-Using-DMA-...

Example S32K31 SPI multiple packet Transmit & Receive:solution for DMA Cache issue:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K31-SPI-multiple-packet-Transmit-amp-Rec...

Example S32K312 SPI送信&受信(ポーリング方式)DS3.5 RTD300:--
Example S32K312 SPI Transmit & Receive Using Polling DS3.5 RTD300 - NXP Community

Example S32K312 SPI送信&受信(割り込み方式)DS3.5 RTD300:--
Example S32K312 SPI Transmit & Receive Using Interrupt DS3.5 RTD300 - NXP Community

S32K312 CAN送信&受信(ポーリングモード):--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-CAN-Transmit-amp-Receive-Using-Poll...

S32K312 CAN送信&受信(MB&FIFO DMA使用):--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-CAN-Transmit-amp-Receive-Using-MB-a...

S32K312 ADC:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-ADC-DS3-5-RTD300/ta-p/1789282

S32K312 スイッチデバウンス:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Switch-Debouncing-DS3-5-RTD300/ta-p...

S32K312 UART Freemaster:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-UART-Freemaster-DS3-5-RTD300/ta-p/1...

S32K312 PIT BTCU並列ADC FIFO DMA:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-BTCU-parallel-ADC-FIFO-DMA-DS3-...

S32K312 DCTMに変数配置&ICTMにコード配置:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-placing-variables-in-DCTM-amp-code-...

Example S32K312スタンバイモード&スタンバイRAM・PAD保持 DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Standby-mode-amp-Standby-RAM-and-PA...

Example S32K312 SWT DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-SWT-DS3-5-RTD300/ta-p/1800559

Example S32K312 Printf Semihosting DS3.5 RTD300:---
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Printf-Semihosting-DS3-5-RTD300/ta-...

Example S32K312 I2C送信&受信(DMA使用)DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-I2C-Transmit-amp-Receive-Using-DMA-...

Example S32K312 HARDFAULT割り込みハンドリング DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-HARDFAULT-Handling-Interrupt-DS3-5-...

Example S32K312ブートローダー→アプリケーションジャンプ DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Bootloader-to-Application-Jump-DS3-...

Example S32K312 PITタイマーLEDトグル DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-timer-Toggle-LED-DS3-5-RTD300/t...

Example S32K312 HARDFAULT割り込みハンドリング(スクリプト使用)DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-HARDFAULT-Interrupt-Handling-using-...

Example S32K312 UART送信&受信(割り込み使用)DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-UART-Transmit-amp-Receive-Using-Int...

Example S32K312 CAN送信&受信(MB割り込み使用)DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-CAN-Transmit-amp-Receive-Using-MB-I...

Example S32K312 STANDBYウェイクアップ(CAN-0-RX・GPIOスイッチ)DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-STANDBY-wake-up-using-CAN-0-RX-and-...


Example S32K312 STANDBYウェイクアップ(RTC)DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-STANDBY-wake-up-using-RTC-DS3-5-RTD...

S32K312:ADCクロック選択:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K312-ADC-Clock-selection/ta-p/1997759

Example IP S32K312 PWM ICU(EMIOSカスタムIRQ使用)DS3.5 RTD300:--
Example IP S32K312 PWM ICU using EMIOS DS3.5 RTD300 - NXP Community

Example IP S32K312 EMIO PWM生成&デューティキャプチャ(割り込み使用)DS3.5 RTD300:--
Example IP S32K312 EMIO PWM Generation & Duty capture using Interrupt DS3.5 RTD300 - NXP Community

Example IP S32K312 EMIO PWM生成&デューティキャプチャ(ポーリング使用)DS3.5 RTD300:--
Example IP S32K312 EMIO PWM Generation & Duty capture using Polling DS3.5 RTD300 - NXP Community

S32K312連続SPI送信&受信(DMA使用)DS3.5 RTD300:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-Continuous-SPI-Transmit-amp-Receive...

S32K312:HSEデモプロジェクト:--
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K312-HSE-Demo-project/ta-p/2112562


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: