NXP Tech Blog - 3ページ

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Tech Blog - 3ページ

shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では、製品のセキュリティ対応において一般的に直面する課題と、それらをNXPのハードウェア・セキュリティ・ソリューション(暗号アクセラレータ内蔵MCU/MPU、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュア・エレメント/オーセンティケータ、EdgeLock 2GO:セキュア・プロビジョニング・サービス)を活用することで、どのように解決できるかを簡単にご紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 2,076
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

欧州のCRA法、日本のJC-STAR制度、米国のU.S. Cyber Trust Markプログラムなど、各国でサイバーセキュリティ制度の整備が進む中、これまでセキュリティ機能が重視されてこなかった分野においても、セキュリティへの関心が急速に高まっています。
 
本記事では、セキュリティ機能の導入にあたる目的別のユースケース例をご紹介します。
(読了:5分)
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,274
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso for VSC (Visual Studio Code)が無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso for Visual Studio Codeで使えるサンプル・コードも提供されており,動作検証だけでなく,さまざまなプロジェクトのベースにも使えます.

この記事を読めば,誰でも簡単にVSC開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,068
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

Automotive用EthernetにおけるMACSec技術についてまとめたページです。

第二回は、MACSec対応のデバイスをどう組み合わせるのか、について記載します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,704
hiroshihiraga
NXP Employee
NXP Employee

名だたる有名企業がこぞって投資するオープンソースのRTOS、それが「Zephyr OS」です。
最近注目を集める比較的新しいRTOSである「Zephyr OS」についての概要を説明します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 5,587
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動(本記事)
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,538
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

産業用途で要求されるさまざまなセンサや,電圧・電流の高精度測定にはマイコン内蔵の汎用ADコンバータでは実現できません.
これまでにも「産業用途向け」とした専用品は各社から供給されていますが,必要な機能の統合という観点からはまだ程遠く,特に入力回路部分ではディスクリート回路での対応が必要で,それゆえに精度確保,小型化が困難でした.これに加えて,今後必須となりつつある機能安全への対応も大きな課題となっていました.
NXPの産業用アナログ・フロントエンド:NAFE13388ではこれらの課題をシンプルに解決.さらに製品ラインナップの単純化と製造工程の省力化で低コスト化を実現します.

 

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 7,452
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

近年、車載通信の高速化に対応して車載Ethernetの導入が進んでいますが、一方でセキュリティの重要性も認識されるようになってきました。

MACSecは車載Ethernetにセキュリティ機能を提供するものです。

本記事では、車載用EthernetにおけるMACSec技術について説明します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 4,178
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hey everyone!! This one is going to be a very brief blog. A lot of times, system developers encounter OOPS from the linux kernel while tweaking in the kernel drivers.
A kernel OOPS is a non-fatal but serious error that help developers debug the potential problems.
It is like the kernel is the patient with an illness trying to talk to a doctor and telling what is wrong with it so that the developers can identify the issue and fix it.

It generally occurs when the kernel detects an invalid operation such as an illegal memory access, NULL pointer dereferences, invalid instruction execution. An OOPS doesn't necessarily mean that the system will stop working right there and then. However, it does impact the reliability of the system until a point at which the system could potentially halt and stop working.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,143
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hello to you all! In this blog, we will focus on low power management in PCIe. PCIe Power management aims at reducing power consumption in PCIe devices by putting them to low power states when they are idle and bringing them back to full power state when required.

Why does it matter ?  Because PCIe devices in the market such as graphic cards, storage devices, Network Interface Cards can consume significant power when they are active. Power management allows them to scale down their power consumption during idle or periods of low activity.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 12.7K
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行(本記事)
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,778
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド(本記事)
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,806
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hey everyone! This blog will cover the following: -

 

  1. System Overview
  2. Use-case
  3. What are Outbound and Inbound windows in PCIe and how do they work?
  4. What is ATU and why is it important in PCIe?
  5. How to configure the PCIe windows in LS1028 and iMX8QXP
  6. Code walkthrough
  7. Running the test case
詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 3,810
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

2025年よりNXP Japanから日本語の技術記事をたくさんユーザーに届けようとの想いの下、これまでに多数の技術記事(Tech Blog)を公開してまいりました。これらの情報をより体系的にご活用いただけるようコンテンツ・マップ(PDF)を公開しています。

実装例やトラブルシューティングのヒントを含む実践的な内容が充実しており、開発現場での課題解決や新規プロジェクトの立ち上げ時に役立つ情報として、多くの技術者の皆様に活用いただいております。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 6,039
araki
NXP Employee
NXP Employee

バッテリーマネジメントシステム (BMS)において3つの重要な指標について以下のように解説します。

管理すべき指標とBMSの重要性を理解いただけると幸いです。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 6,576
shaojun_wang
NXP Employee
NXP Employee

OV5640 MINISASTOCSI is widely used in i.MX8. This article shows how to enable it on i.MX95 15x15 EVK board. The Linux version is 6.12.20.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,209
KosukeSogawa
NXP Employee
NXP Employee

NXP車載向けマイコンの機能安全対応について、通常の(機能安全非対応)マイコンと何が違うのか説明します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 4,366
araki
NXP Employee
NXP Employee

バッテリーマネジメントシステム (BMS)に関する内容を以下のようにまとめています。

BMSにこれから携わる方に読んでいただけると嬉しいです。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 5,792
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

このブログでは,デジタル回路で使われる論理回路の種類(*TTL,*LVTTL,*CMOS)の電圧レベルの違いから,それを判断する上で重要なVOH/VOL/VIH/VILの意味について解説します.

さらに様々な変換の方法の中から,どのような電圧レベル・トランスレータを選べばよいかを解説します.

特に特別な扱いが必要となる,双方向オープンドレイン信号の変換について詳しく見てみます

スクリーンショット 2025-08-21 12.52.04.pngスクリーンショット 2025-08-21 12.52.04.png

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 5,716
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

この記事では、MyNXPアカウントの登録方法を分かりやすく説明します。

またMyNXPアカウントのメリットについても簡単にご紹介します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,827
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXP製品の使用方法が分からない場合や、ドキュメントを読んでも内容が理解できないときのために、NXPでは問い合わせ窓口を用意しています。
この記事では、実際にどのように問い合わせを行えばよいのか、手順を分かりやすくご紹介します。
*2025年6月より、日本語での問い合わせが可能になりました。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,934
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

ある、マイコン/プロセッサに適したNXP PMIC PFシリーズ を検索するときに、助けとなる情報をまとめています。

nxp.jpの「パワー・マネジメントIC (PMIC) とシステム・ベーシス・チップ (SBC)」ページで提供されている、プロセッサに適したPMICまたはSBCの検索ツール(製品セレクタ、およびクロス・リファレンス)とあわせて使用してください。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,390
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

プロセス・テクノロジーの微細化に伴い、28nm以降の世代では、従来からあるFlashメモリをマイコンへ搭載することが難しくなり、各社次世代マイコンに対してFlashメモリに代わる不揮発性メモリ(NVM)を検討しています。その中のひとつがMRAMです。

本記事では、MRAMの特徴を説明します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 5,703
yutaka_ando
NXP Employee
NXP Employee

i.MXアプリケーション・プロセッサのLinux BSPに含まれるデモ・リポジトリ「GoPoint」を紹介します。
「GoPoint」には、物体/顔検出などのMachine Learning (ML)をはじめ、ビデオ再生カメラのISP調整3Dグラフィックス(OpenGL ES)などのマルチメディアのデモがあり、i.MXアプリケーション・プロセッサの各種機能を簡単に確認できますので、是非お試しください。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,935
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

最適な電源ICを選ぶときに、どのような手順で、候補となる電源ICを絞り込んでいくのが良いのかを、大きく、以下の3つのステップでまとめてみました。

・Step 1 - 候補となる電源ICの選定

・Step 2 - 実装面積の確認

・Step 3 - 熱設計の確認

*第3回では、Step 3を説明します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,911
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

最適な電源ICを選ぶときに、どのような手順で、候補となる電源ICを絞り込んでいくのが良いのかを、大きく、以下の3つのステップでまとめてみました。

・Step 1 - 候補となる電源ICの選定

・Step 2 - 実装面積の確認

・Step 3 - 熱設計の確認

*第2回では、Step 2を説明します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,260
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

最適な電源ICを選ぶときに、どのような手順で、候補となる電源ICを絞り込んでいくのが良いのかを、大きく、以下の3つのステップでまとめてみました。

・Step 1 - 候補となる電源ICの選定

・Step 2 - 実装面積の確認

・Step 3 - 熱設計の確認

*第1回では、Step 1を説明します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,961
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

前回まではG-cell MEMSについて説明しました。

第四回はこのG-cell MEMSのコンデンサ容量をASICで信号処理する機構について取り上げたいと思います。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,733
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

前回はG-cell MEMSの概要について説明しました。

第三回は出力特性や特殊機能などについて取り上げます。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,529
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

第二回は加速度センサの心臓部である、加速度を検知する機構について取り上げます。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,956