NXP Tech Blog

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Tech Blog

Kogiso
NXP Employee
NXP Employee

マイコンを使った開発において最も基本的なペリフェラルの一つであるGPIO(General Purpose Input/Output)をLEDの点滅を例に使い方を解説します。

GPIOは多くのマイコン開発者が最初に学ぶペリフェラルです。GPIOを使ってLEDを光らせてみたいけれど、「データシートの見方がわからない」「ピンの設定方法がわからない」という方も多いのではないでしょうか。本記事ではマイコン開発初心者向けに、FRDM-MCXA153を使ったGPIO入門を解説します。データシートや回路図からピン情報を読み解き、Pins Toolを使った設定を行いながら、最終的に外部LEDの制御を体験します。

(作業時間:15分) ※開発環境をインストール済みの前提

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 96
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編④として、「ベクトル制御の仕組み」をご紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 2,421
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は実践編②として、ソフトウェアのセットアップから、実際にモータ制御のサンプル・コードを動かすまでをご紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,200
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編③として、NXPマイコンで、永久磁石同期モータの仕組みと制御方法について解説します。

 

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,671
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は実践編①として、NXPマイコンで、実際にモータ制御を実施するための環境を準備していきたいと思います。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,697
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③


今回は基礎編②として、永久磁石モータの仕組みと制御方法について分かりやすく解説します。
(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,063
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編①として、NXPマイコンで、モータ制御を実施するための開発環境をご紹介します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,701
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPのモーター制御に関わる記事をまとめたページです。

MCXマイコンをベースに、モーター制御の基礎から、実際の動かし方まで丁寧に解説しています。

是非、ブックマークを!

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,539
yumb
NXP Employee
NXP Employee

2025年4月、当社のUniversity Programの一環として、徳島県の神山まるごと高専で jig.jp創業者・福野泰介氏が行う新入生向けの導入授業「ITブートキャンプ2025」に、ボランティア参加しました。本ブログではその体験を振り返りつつ、教育支援の現場でのMCX開発ボードの活用事例をご紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 6,681
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

こどもパソコンIchigoJamは,LPC1114で動作する最初のバージョンが2014年に登場以来,教育の場だけに留まらず,様々な応用が広がっています.
2024年にはオープンソース化.さらに2025年にはNXPの最新マイコン:MCXシリーズのMCX-A153に対応.現在,GitHubで公開されているこのコードをMCX-A153を搭載した評価基板:FRDM-MCXA153で動作させてみるまでを解説します.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 4,547
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso IDEが無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso IDEで使えるサンプル・コードが提供されています.ここではIDEとSDKのインストールの手順を解説します.

これを読めば,誰でも簡単に開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 8,780
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

I3C温度センサ:P3T1755をMCXマイコンで動作させるサンプルコードが,NXPアプリケーション・コード・ハブで公開されています.この記事では,このサンプルコードを動作させるための手順を紹介.
必要となる機材はMCXマイコンの評価基板:FRDM-MCXN947,またはFRDM-MCXA153.これらの評価基板上にはP3T1755を搭載しているので,そのままの状態でI3Cの動作を試せます.同サンプルコードではP3T1755の単体評価基板:P3T1755DP-ARDを接続しての動作評価も可能.複数のP3T1755を接続しての動的アドレス割り当てやIBI(In-band interrupt:インバンド割込)機能も試せます.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 5,345
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

双方向電圧レベル・シフタ評価ボード:『NTS0304EUK-ARDの動かし方』の動画を公開。

NTS0304Eは,双方向の電圧レベル変換を可能にする自動方向検知機能を備えた4ビット・デュアル電圧変換トランシーバです。

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 2,964
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPの「MCX N947」マイコンをベースに、ハンズオン形式で、画像認識サンプルコードの実装を紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
3 0 7,070
joseOcampoHernandez
NXP Employee
NXP Employee

This article serves as an update to the MCU-Link Debug Probe Getting Started guide.

 

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 3,014
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

When running firmware v3.xxx onwards, MCU-Link uses WinUSB, so make sure your firmware matches a compatible MCUXpresso IDE version.

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 7,033
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

NXP has now introduced MCU-Link Pro - the second incarnation of the MCU-Link debug probe architecture, adding several powerful capabilities and features to build on the entry level MCU-Link standalone model. This includes power/energy measurement, USB bridging and a J-Link firmware option.

MCU-Link-PRO_TOP_sm_crop.png

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 4,451
CosminB05
NXP Employee
NXP Employee

An interactive tutorial on how to create your own MATLAB Simulink temperature sensor application by applying the model-based design approach, how to configure and use the i.MXRT1060 EVK using NXP MCUXpresso, a thermistor module and the IMXRT Toolbox.

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 6,619
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

Please find attached a document detailing various features related to using the IMXRT1170-EVK(B) evaluation board with MCUXpresso IDE v11.x.x and SDK v2.x.x, including details of multicore debugging and how to enable SWO trace on this MCU.

詳細を読む...

件数が多いもの
3 1 13.6K
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

On November 2nd, 2020 we introduced our latest debug tool - the new MCU-Link debug probe, initially supporting our general purpose Arm(R) Cortex(R)-M based MCUs, priced at just $10.99 from the nxp.com website.

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 4,676
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

We are pleased to announce that MCUXpresso IDE v11.2.0 (build 4120) is now available. This is a major new version of the IDE, and contains new features, enhancements and bug fixes over the previous versions, including latest announced MCUXpresso IDE v11.1.1 .

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 5,731
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

Please find attached a document detailing how to debug the Kinetis KE0x range of MCUs via LinkServer (CMSIS-DAP) debug connections using MCUXpresso IDE version 11.1.1 (or later).

 

This document and updates within the version 11.1.1 release of MCUXpresso IDE address an issue seen if attempting to debug these parts in earlier versions of MCUXpresso IDE.

 

Note: it is expected that the issues described in the attached document will be addressed in updated SDK releases for this range of MCUs for use with MCUXpresso IDE version 11.1.1 or later.

 

Yours,

 

MCUXpresso IDE Support

件数が多いもの
0 0 3,925
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

We are pleased to announce that MCUXpresso IDE v11.1.1 (build 3241) is now available.

This is a maintenance release that builds upon the previous MCUXpresso IDE v11.1.0, and we recommend that all existing users download and install this new version. It also incorporates a minor update to the integrated MCUXpresso Config Tools.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 5,952
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

An issue has been identified in MCUXpresso IDE v11.1.0 with SDK 2.7 that in certain circumstances can cause the IDE to issue one or more erroneous duplicate file error popups when importing SDK examples or creating new SDK-based projects.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 3,216
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

NXP provides MCUXpresso SDKs that are configured for use with our standard evaluation boards. These can be used when carrying out your initial evaluation of our MCUs and early development work. However, in most cases you will reach the point of having your own development or production board. This will mean modifying the pins, clocks and other configuration settings from the evaluation board originally used, generally using the MCUXpresso Config Tools, to match your own board. This will initially be done on a per-project basis.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,816
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

We are pleased to announce that MCUXpresso IDE v11.1.0 (build 3209) is now available. This is a major new version of the IDE, and contains many new features and enhancements over the previous MCUXpresso IDE v11.0.1 and earlier releases.

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 8,238
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

MCUXpresso IDE is currently supported on macOS 10.12 to 10.14.

In macOS 10.15 (Catalina), Apple have introduced a new additional "signing" mechanism for software that is download outside of the Apple App Store, know as "Notarization". Currently MCUXpresso IDE for macOS is signed using NXP's Apple Developer ID, but has not yet gone through Apple's notarization process. This means that by default you will not be able to install if you are running macOS 10.15.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 4,472
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

As part of the MCUXpresso IDE v11.0.1 release, we had to make some major changes to our LinkServer debugging mechanism to support the latest silicon revision of the LPC55xx family of devices (revision 1B) and the more secure debug request mechanism required by these parts. Such silicon is supplied on LPC55S69-EVK boards marked Revision A2 (or later) on the board silkscreen.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 3,777
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

An issue has been identified that impacts the debugging of older LPC devices using SEGGER Jlink via the version of MCUXpresso IDE v11.0.1 released on 4th September 2019.

This issue will be seen only when debugging an LPC device that use the IDE's Preinstalled part support i.e. parts that do not require an SDK - a debug operation via SEGGER Jlink will lead to an error as below:

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 14K
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

We are pleased to announce that MCUXpresso IDE v11.0.1 (build 2563) is now available.

This is a maintenance release that builds upon the previous MCUXpresso IDE v11.0.0 release, and we recommend that all existing users download and install this new version. It also incorporates a minor update to the integrated MCUXpresso Config Tools.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 6,261