Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
使用 Python 的 ReadPipeUIntArray 时出现段错误。 您好, 目前我遇到的问题是,我想使用管道将数据包(头部+有效载荷)从目标流式传输到主机。 使用 ReadPipeUIntArray 读取二进制数据时,我经常遇到 fmlite 崩溃的情况。我附上了一个 Python 示例和 fmlite 输出作为参考。 提前致谢 Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python 嗨@tschue-nxt , 我们正在调查此事,一旦有最新进展,我们会立即通知您。 Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python 嗨@tschue-nxt , 请您检查一下附件中的 fmlite 二进制文件,并与我们联系它是否能在您的设备上正常运行。 Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python 嗨@iulian_stan , 看起来不错,已经流畅运行好几分钟了。感谢你们快速修复!
View full article
FRDM-K64FでMCUxpresso 25.6を使用した場合、SDカードのシンボルが未定義になる 私のプロジェクトでは、双方向無線システム用の個別のパーソナライズデータを読み込むためにSDカードを使用したいと考えています。#include "tx_api.h" を取得していますまた、#include "tx_event_flags.h" が未定義として扱われます。 これは、SDKにAzure RTOSを含めていなかったためです。 私は「manage sdk components」を使ってAzureをSDKにインストールしてこれを克服しようとしましたが、どうやらAzure RTOSのサポートは2.11で終了しており、この問題に気づく前にプロジェクトに読み込んでいました。 SO I created a new SDK online, but it drops back to 2.10 to get Azureサポート.しかし、プロジェクトのSDKを変更しようとすると、持っているSDKを削除できず、別のSDKを追加しようとすると、SDK 2.x_FRDM-K64Fがすでに存在すると表示されます。 Azureのサポートはどうすればいいですか?SDカードへのアクセスだけに必要なんです! Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F こんにちは、 @ve3id さん。 投稿ありがとうございます。 念のため、FRDM-K64FのSDKはすでにSDHC + FatFsに基づくSDカードファイルシステムの例を提供しており、FatFsはRTOSなしでベアメタルモードで動作可能です。FRDM-K64FのSDK例には、SDカードのマウントやディレクトリ/ファイルの読み書き操作を行うためのfrdmk64f_driver_examples_sdcard_fatfs/fatfs_sdcardスタイルのプロジェクトが含まれています。 もしAzure RTOSを使いたいなら、「SDK 2.x_FRDM-K64Fがすでに存在します」という問題については、IDEにそのIDのSDKがすでにインストールされていることを意味します。MCUXpresso IDEは、そのビューからインストール済みSDKパッケージを削除することをサポートしています。アンインストール方法については、下記の画像をご参照ください。 Celeste_Liu_0-1784529590904.png その後、再度SDK v2.10をインストールしてみてください。 お役に立てば幸いです。他に質問があれば、遠慮なくお尋ねください。 BR セレステ Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F セレストさん、ありがとう。文献からはそれが明確ではありませんでした。しかし、コードをサンプルにコピー&ペーストすることで問題を解決し、次の問題に取り組んでいます。それは、マウント後にディレクトリを読み取ろうとするとゼロが返されるという問題です。 乾杯 ナイジェル Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F こんにちは、 @ve3id さん。 どういたしまして、喜んでお手伝いします! 他に質問があれば、遠慮なく新しい投稿を作成してください。 BR セレステ
View full article
Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download Hi NXP Support Team, I would like to request download access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1. Currently, the “Previous” tab in my NXP Software Licensing page appears greyed out and I cannot access this version. My account username is Chefanqf. This version is needed for compatibility with an existing project based on S32K14x MCAL 4.2. Could you please help enable the entitlement for this software under my account? Thank you very much for your support! Best regards, Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download Hi @Chefanqf, Could you try searching for "S32K1 MCAL" in nxp.com (Search | NXP Semiconductors) and entering flexera the following way? Snag_1f0587dc.png After this, select Automotive SW - AUTOSAR MCAL / QM, and previous software should be available. If the "Previous" tab is still grayed out, you can try entering through the direct link: SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1. If you are going to use the direct link, please confirm you are logged into nxp.com. Best regards, Julián  Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download Hi NXP Support Team, I would like to request download access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1. Currently, the “Previous” tab in my NXP Software Licensing page appears greyed out and I cannot access this version. My account username is mianlongxu This version is needed for compatibility with an existing project based on S32K14x MCAL 4.2. Could you please help enable the entitlement for this software under my account? Thank you very much for your support! Best regards, Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download Hello @mianlongxu, Please enter a support ticket: NXP Support. Best regards, Julián
View full article
MCXN547:SWD DP ID 可读,但 AP0/AP2 访问返回 WIRE ACK FAULT 错误。 您好,NXP技术支持, 我们使用定制板上的 MCXN547VKLT,并带有外部 MCU-Link 探针。 启动调试会话时,SWD 连接失败: Ee(42). Could not connect to core. Et:31: No connection to chip's debug port. Remote connection closed. 可以正确检测到SWD-DP: DPID = 0x6BA02477 但是,访问 CPU0 AHB-AP (AP0) 失败,并显示以下错误信息: WIRE ACK FAULT 调试邮箱请求也失败了。LinkServer报告: DM-AP status: 60F93638 DM-AP: AHB_OR_ERR DM-AP: DBG_OR_ERR 我们已核实的内容: SWD频率测试范围从1 MHz到10 kHz 在示波器上,SWDIO 和 SWCLK 波形看起来正常。 VDD_CORE = 1.2 V VDD_SYS = 1.8 V VDD_DCDC 和 I/O 电源 = 3.3 V RESET_B 工作正常 MCU-Link固件:CMSIS-DAP V3.172 LinkServer 版本:26.5.59 同一个 MCU-Link 可以与 MCXN947 开发板配合使用。 MCXN547芯片已更换为新芯片,但问题仍然存在。 USB ISP 与 VID/PID 1FC9:014F 配合使用正常。使用 blhost,我们可以: 擦除内部闪存 对内部闪存进行编程和读取 应用程序运行成功 枚举应用程序 USB 复合设备 ROM报告: Security State = UNSECURE 我们还通过 USB ISP 读取 PFR: CMPA 已完全擦除 (0xFF) 除了ROM生成的CMAC之外,CFPA已被擦除。 不存在客户 SOCU 或调试身份验证配置 请问您能否提供以下建议: AP0 和 AP2 可访问需要满足哪些条件? DM-AP 状态 0x60F93638 是否与已知的电源、RESET 或硬件配置问题相关? 是否存在与 SWD 或调试邮箱访问相关的已知 MCXN547 勘误表? 我们应该检查哪些电源和 RESET 信号才能发现此症状? MCX N Re: MCXN547: SWD DP ID is readable, but AP0/AP2 access returns WIRE ACK FAULT 你好,路易斯, 现在我们已经能够使用 SPSDK 调试邮箱工具建立 SWD 调试连接。 我们采用的步骤如下: 1. 通过调试邮箱重置MCU: nxpdebugmbox -i mcu-link -s NBTF0IZ0B3DCX \ -o enable_recovery_reset=True \ --operation-timeout 5000 \ 工具 RESET -f mcxn547 2. 通过调试邮箱启动调试会话: nxpdebugmbox -i mcu-link -s NBTF0IZ0B3DCX \ -o enable_recovery_reset=True \ --operation-timeout 5000 \ cmd -f mcxn547 start-debug-session 3. 调试会话打开后,我们通过 SWD 使用 LinkServer 连接到 Cortex-M33 内核。 我们没有使用任何身份验证密钥、密码、调试凭据或批量擦除命令。“start-debug-session”命令似乎通过始终可访问的 AP2 调试邮箱暂时启用 AP0。 在打开调试会话后,我们还使用了 NXP LS_preconnect_MCXN5XX.scp 脚本中的 GDET 寄存器序列。该序列禁用 aGDET 和 dGDET 复位路由,并在调试期间禁用 SPC 毛刺检测。 关于电源方面: - VDD_VBAT 直接连接到 VDD,两者均为 3.3 V。 - VDD_P4 直接连接到 VDD,两者均为 3.3 V。 - VDD_ANA 通过铁氧体磁珠连接到 VDD。 - VDD 为 3.3 V。 但是,我们现在又遇到了另一个调试问题。 当电路板正常上电且未进行 SWD 调试复位时,固件运行正常。但是,当我们使用上面描述的调试邮箱重置程序进入调试会话时,固件无法正确启动。 单步执行以下 SDK 函数时,调试连接丢失: static inline void SPC_SetActiveModeDCDCRegulatorVoltageLevel( SPC_Type *base, spc_dcdc_voltage_level_t voltageLevel) { base->ACTIVE_CFG = (base->ACTIVE_CFG & (~SPC_ACTIVE_CFG_DCDC_VDD_LVL_MASK)) | SPC_ACTIVE_CFG_DCDC_VDD_LVL(电压等级); } 更具体地说,当写入 ACTIVE_CFG 以更改运行模式 DCDC 电压等级时,连接会丢失。 因此,以下两种情况下的行为有所不同: 1. 冷启动: 固件启动并正常运行。 2. 重置调试邮箱,然后启动调试会话并建立 SWD 连接: 固件到达 SPC DCDC 配置,但写入 ACTIVE_CFG 时调试器丢失目标,应用程序无法正常启动。 与完全上电RESET相比,调试邮箱RESET是否会使 SPC、DCDC、GDET 或 RESET状态处于不同的状态? 启动调试邮箱调试会话后,修改 SPC ACTIVE_CFG 是否有必要的步骤?例如: - 等待 SPC_SC[BUSY] 清除; - 清除 SPC 或 GDET 状态标志; - 解锁或禁用故障检测; - 使用特定的重置类型; - 避免在启动调试会话后进行软复位; 或者应用完整的 LS_preconnect_MCXN5XX.scp 序列? 在调试过程中写入 DCDC 电压等级是否会触发 GDET 事件、DCDC 保护事件、欠压 RESET 或其他系统 RESET? 另外,请告知在写入 ACTIVE_CFG 之前应该立即捕获哪些寄存器。我们可以为 SPC_SC、SPC_CNTRL、SPC_ACTIVE_CFG、SPC_GLITCH_DETECT_SC、CMC_SRS、CMC_SSRS 和调试邮箱 CSW 等寄存器提供值。 顺祝商祺! Re: MCXN547: SWD DP ID is readable, but AP0/AP2 access returns WIRE ACK FAULT 这可真是个难题!调试连接问题可能非常令人沮丧,尤其是在使用定制电路板时。“线路确认故障”肯定表明通信出现故障。您尝试过不同的SWD时钟速度,或者在调试过程中检查MCU的电源,有没有取得什么进展?有时,电力供应不足会导致这类间歇性故障。这让我想起了在《雪地骑士 3D》中追求完美滑行的感觉——一个小小的失误就可能让一切功亏一篑!希望你尽快查明真相!
View full article
USDHC1に接続されたeMMCはブートデバイスとして使えますか? こんにちは、 i.MX 8DualX/8DualXPlus/8QuadXPlusファミリーの起動ROMの挙動をチェックしています。 リファレンス・マニュアルによると、推奨されるブート接続は以下の通りのようです。 USDHC0上のeMMC SD/eSD/SDXCカード(USDHC1対応) しかし、図5-17 「拡張デバイス(SD/eSD/SDXC)ブートフロー」では、SDの初期化が失敗した場合、フローはコネクタ2を経由して図5-16のMMC初期化フローへと続きます。SDプロトコルが失敗した後、ROMは同じUSDHCインターフェース上でMMCプロトコルを試すようです。 これは、 USDHC1 に接続されたeMMCが検出され、4ビットモードでブートROMブートデバイスとして使われることがあるということですか? それとも、このMMCフォールバックパスはプロトコル検出のみを目的としており、USDHC1からのeMMCブートは正式にはサポートされていないのでしょうか? また、ROMがこの時点でUSDHC1からUSDHC0に切り替わるのか、それとも同じUSDHC1インターフェースを使い続けるのかも確認したいです。 よろしくお願いします。 Re: Can an eMMC connected to USDHC1 be used as a boot device? i.MX 8DualX/8DualXPlus/8QuadXPlusのブートROMの起動フロー、特にSDカードからの起動について理解しようとしています。 私の現在の理解は以下の通りです。 プライマリブートとセカンダリブートが失敗した場合、ROMはSD/MMC製造モードに入る可能性があり、これはリカバリブートと呼ばれます。 このモードでは: ROMはUSDHC1上のSDカードまたはMMCカードをスキャンします。 通常のバス幅eFuse設定に関わらず、1ビットのデータバスが使用されます。 有効なブートイメージが見つかった場合、それがロードされて実行されます。 もしeMMCデバイスがUSDHC1に接続されていて、BOOT_MODE[3:0]が0011に設定されている場合(SDでUSDHC1を経由)、期待される起動シーケンスは次のようになりますか? ROMはまずSDブートフローを使用して通常のプライマリブートを試みるが、失敗する。 その後、ROMはセカンダリブートを試みるが、これも失敗する。 ROMはSD/MMC製造モード(リカバリブート)に入り、MMCプロトコルを使用してUSDHC1上のeMMCデバイスを検出し、そこから正常に起動します。 つまり、このハードウェア構成では、通常のプライマリブートやセカンダリブートの段階ではなく、リカバリ/製造ブートの段階でのみ、システムはeMMCから起動できるということでしょうか? Re: Can an eMMC connected to USDHC1 be used as a boot device? こんにちは、 USDHC1上のeMMCはブートデバイスとして扱えず、文書化されたプライマリマッピングはUSDHC0上のeMMC、USDHC1上のSDです。 SD/MMC製造モードでは、USDHC1のフォールバック/リカバリ動作が使用されます。リファレンス・マニュアルの5.11節を参照してください。 よろしくお願いいたします。 Re: Can an eMMC connected to USDHC1 be used as a boot device? こんにちは、 はい、あなたの理解は正しいです。 その構成ではSD/MMC製造モードが「デフォルトのブート」として使用されるため、デバイスを復旧するオプションが失われることをご了承ください。 よろしくお願いいたします。
View full article
Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python Hi, I am running into issues currently where I want to use a pipe to stream data packets (header+payload) from target to host. When using ReadPipeUIntArray to read the binary data I am running into fmlite crashes frequently. I attached a python example and fmlite output as reference. Thanks in advance Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python Hi @tschue-nxt, We are looking into this issue and will get back to you once we have an update. Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python Hi @tschue-nxt, Could you check the attached fmlite binary and let us know if it works in your case. Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python Hi @iulian_stan, looks good, working smoothly for quite some minutes now. Thanks for the fast fix!
View full article
Wi-FiチップセットMCU制御 こんにちは、みんな、 AP+STA機能を備えたWi-Fiモジュールを探していました。例えば、NXP、Microchip、Infineonなどのモジュールを見つけました。しかし、ほとんどのモジュールはPCIe経由でWiFiインターフェースを使えず、高度なOSでしか対応していません。 しかし、InfineonのAIROC CYW55X(シリーズ)というMCU+WiFiモジュールのセットを見つけました。 こういったタイプのモジュールの統合や制御に関する経験はありますか?もしそうなら、これまでに使っていて外部MCUとうまく統合できた他のモジュールを教えてもらえますか?私の意図は、データをマイクロコントローラにオフロードするのではなく、例えばメッシュやAPの機能を制御することです。 Wi-Fiモジュールを制御しながら基本的なAIモデルに対して推論を行うために、MCU(例えばSTM)を使っています。 ありがとう、みんな Re: Wi-Fi Chipset MCU Control @ajihu様、 あなたの説明からすると、特に基本的なAIモデルを動かすなら、RW61X(RW610/RW611/RW612)で十分かもしれません。 RW61Xは以下の積分を行います: - MCU - Wi-Fi - Bluetooth LE - (RW612は802.15.4 / Threadもサポート) 基本的なAI推論ワークロードにおいては、RW61Xはアプリケーションとワイヤレス・コネクティビティ・スタックの両方を1台のデバイス上で実行できるため、追加のMCUを不要にする可能性もあります。 しかし、「メッシュ」という言葉が何を意味するのかを明確にすることが重要です。 RW61Xは以下をサポートしていません: - IEEE 802.11s メッシュ - イージーメッシュ RW61Xは以下をサポートしています: - マター - Thread - ZigBee(802.15.4エコシステム経由) - STA + uAP 同時接続モード [注] 追加のAIプロセッシング性能が必要な場合は、以下のことを検討できます: - i.MX RT700 + IW61X - i.MX RT1170 + IW61X - i.MX RT1180 + IW61X これらのソリューションは以下もサポートしていませんのでご注意ください: - IEEE 802.11s メッシュ - イージーメッシュ 彼らは以下のサポート: - マター - Thread - ZigBee - STA + uAP 同時接続モード よろしくお願いします! よろしくお願いいたします。 維東
View full article
HMAC検証ジョブのリクエスト時にHSEが「HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM」を返す NXPチームの皆様、こんにちは。 HMACのVerifyジョブを使うユースケースがあります。ジョブ暗号ドライバーをトリガーした後、DETを投げると、HSEからの返答は「HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM」でした。 現在の設定のどこが間違っているのか理解できません。添付されたconfig zipファイルを確認していただけますか? 問題解決のためのサポートが必要です。 ありがとうございます アディティヤ Re: HSE return "HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM" when request for HMAC verify job こんにちは、 @lukaszadrapa さん。 詳細: デバイス: S32K311 HSE FW: HSE_FW_S32K311_0_2_55_0 RTD: SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_QLP01 ありがとうございます アディティヤ Re: HSE return "HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM" when request for HMAC verify job こんにちは、 @WagdeoA さん。 どのデバイス、どのRTD、どのHSEファームウェアバージョンを使っているか確認していただけますか? よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE return "HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM" when request for HMAC verify job こんにちは、 @WagdeoA さん。 設定に問題はありません。 私の環境では問題なく動作しています。しかし、タグの長さ(secondaryInputLength)が一つの問題かもしれません。 これは関数Crypto_Ipw_HmacVerifyで確認できます: lukaszadrapa_0-1784036699903.png リダイレクトが無効になっている場合は、タグの長さをバイト単位ではなくビット単位で指定する必要があります。これこそが問題なのではないですか? よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE return "HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM" when request for HMAC verify job こんにちは、ルーカスさん。 返信が遅くなり申し訳ありません。 はい、タグの長さはビット単位で指定します。私の環境でも問題なく動作します。 ありがとう! よろしくお願いします、 アディティヤ
View full article
S32K358マルチコアデータ共有 こんにちは 、 私はs32k358マルチコアで共有メモリを使用しようとしています。 私はユーザー定義の例に従っています。 buzzer_state_shared_data_U32で値を割り当てようとすると(現在はコア0のみがこのメモリにアクセスしています)、コア0がハングし、SWTがコントローラーをリセットします。 しかし、デバッグフラッシュにコードを書き込むと、正常に動作します。電源リセット後、コア0がハングアップしています。 フラッシュ中は正常に動作するのに、電源のオンオフでは動作しないのはなぜですか? nirmal_masilamani_0-1783316750067.png Re: S32K358 multi core data sharing こんにちは、 @Julián_AragónM さん、 迅速なご対応ありがとうございます。 起動ファイルを確認したところ、SRAMの初期化が実行されている。 起動ファイルとリンカーファイルを添付しました。この問題を解決するために、ぜひ私をサポートしてください Re: S32K358 multi core data sharing こんにちは、 @nirmal_masilamani さん、 しかし、デバッグフラッシュにコードを書き込むと、正常に動作します。電源リセット後、コア0がハングアップしています。 これはおそらくECC RAMのエラーが原因です。通常、デバッガは揮発性メモリ上でECCを初期化しますが、電源オン・オフ時にRAMを初期化せず、メモリへのアクセス時にハードフォールトが発生します。 これは通常、メイン関数の前に実行される起動コード内で行われます。 このセクションはキャッシュ不可に設定する必要があります。 2つ目の問題についてですが、タイマーISRやOSタスクからアクセスしようとすると、コア0がハードフォールに切り替わります。 ハードフォルトを遡って追跡してみることもできます。HardFault_Handler()でコアを停止し、コアレジスタでSP値を見つけます:How To Debug A Fault Exception On ARM Cortex-M(V7M) MCU(S32K3XX)。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K358 multi core data sharing こんにちは、 main()で共有メモリにアクセスすると、電源オフ・オンでも問題なく動作しますが、タイマーISRやOSタスクからアクセスしようとすると、コア0がハードフォールに切り替わります。 どうか私をサポートしてください。 Re: S32K358 multi core data sharing こんにちは、 @Julián_AragónM さん、 この質問についてサポートしてください。私が何か見落としているのでしょうか? Re: S32K358 multi core data sharing こんにちは、 @nirmal_masilamani さん、 PORリセット後にデバッガなしでmain()の共有メモリにアクセスできますか?問題はRAMの初期化だったのでしょうか? しかし、タイマー、ISR、OSタスクからアクセスしようとすると、コア0がハードフォールトに切り替わります。 前回の返信でお伝えしたように、故障の種類を特定できましたか? 変数がキャッシュされない領域に配置されているか、またはキャッシュが無効になっていることを確認しましたか? 提案として: core1Status を揮発性のままにしておき、読み取り側 (Core0) と書き込み側 (Core1) の両方で__DMB()/__ DSB() バリアを使用します。 問題がMPU設定が原因かもしれません。もし定義MPU_ENABLEなら、ISRやOSタスクが実行される前にMPU設定を呼び出してください。 以下のリンクを参照してください:Arm Cortex-M7 デバイス汎用ユーザーガイド r1p2 & AN14715: S32K3XX ハードウェアリソースのアイソレータと保護。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K358 multi core data sharing こんにちは、 @Julián_AragónM さん、 ご回答ありがとうございます。 残念ながら、これ以上続けることができませんでした。いただいたご指摘を確認させていただきます。
View full article
当请求 HMAC 验证作业时,HSE 返回“HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM” 您好,NXP团队, 我有一个使用 HMAC 验证作业的用例。触发作业加密驱动程序后抛出 DET,HSE 的响应为“HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM”。 我无法理解我当前的配置出了什么问题。请查收附件中的配置文件压缩包。 需要技术支持来解决问题。 谢谢! 阿迪亚 Re: HSE return "HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM" when request for HMAC verify job 嗨@lukaszadrapa , 细节: 设备:S32K311 HSE固件:HSE_FW_S32K311_0_2_55_0 RTD:SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_QLP01 谢谢! 阿迪亚 Re: HSE return "HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM" when request for HMAC verify job 嗨@WagdeoA 请问您能否确认一下您使用的是哪款设备、哪款RTD以及哪款HSE固件版本? 此致, Lukas Re: HSE return "HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM" when request for HMAC verify job 嗨@WagdeoA 您的配置没有问题。 在我这边运行正常。但一个可能的问题可能是标签的长度(secondaryInputLength)。 这可以在函数 Crypto_Ipw_HmacVerify 中找到: lukaszadrapa_0-1784036699903.png 如果重定向被禁用,则必须以比特为单位提供标签长度,而不是以字节为单位。难道这不是问题所在吗? 此致, Lukas Re: HSE return "HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM" when request for HMAC verify job 嗨,卢卡斯, 抱歉回复晚了。 是的,标签长度以比特为单位。我这边也运行正常。 谢谢你! 此致, 阿迪亚
View full article
FS26 Reset issue Hi Team, We are facing a reset issue in the SBC section. During initial testing, I assembled only the NXP Semiconductors MFS2633HMDB2AD SBC section and checked the reset output. The reset line was HIGH, and the IC was working properly. After assembling the MCU and other related components, the PMIC reset line is always LOW, and all associated reset signals are being pulled LOW. When I connect the JTAG debugger, the reset line becomes HIGH and the system enters debug mode successfully. Additional observations: Removed  MCU reset line using a 0Ω resistor. MCU reset line is HIGH. PMIC reset line remains LOW. FS26 is working correctly in debug mode. Without JTAG connection, the PMIC reset output remains LOW. It appears that the issue occurs only after MCU integration. The SBC section works correctly when tested independently, but after MCU connection, the PMIC reset sequence is not releasing. Thanks. Re: FS26 Reset issue Hi Guoweisun, The FS26 is operating in Debug mode, and all the power outputs (LDOs and VCORE) are present and within the expected range. However, the RESET line is still not going HIGH. Our application includes an external watchdog, so we removed it from the circuit and tested again. Even after removing the external watchdog, the RESET line remains LOW. Could you please let us know what other conditions could prevent the RESET line from being released or what additional checks we should perform? Thank you. Re: FS26 Reset issue The FCCU1 and FCCU2 pins are connected with the recommended pull-up and pull-down resistors. Should we leave these connections as they are, or do you recommend isolating the FCCU pins from the MCU as well for debugging? Re: FS26 Reset issue guoweisun_0-1784527719465.png In the INIT phase setting as above circled. Re: FS26 Reset issue We ḥave checked the pins FCC 1 & 2 pin  are low still the reset line is not released high Re: FS26 Reset issue Since in debug mode still RSTB pull low which is not related with WD. Please try to disable FCCU function in INIT phase to test it again. Re: FS26 Reset issue Hi Please Confirm whether there is some error for WD refresh and the power rails UV/OV. Re: FS26 Reset issue According my last reply to disable this FCCU function in the INIT phase of SBC to test again.
View full article
MCXN547:SWD DP IDは読み取れるが、AP0/AP2アクセスはWIRE ACKフォルトを返す こんにちは、NXPサポートの皆さん、 カスタムボード上のMCXN547VKLTと外部のMCU-Linkプローブを使用しています。 デバッグセッションを開始する際にSWD接続が失敗する: Ee(42). Could not connect to core. Et:31: No connection to chip's debug port. Remote connection closed. SWD-DPは正しく検出できます: DPID = 0x6BA02477 しかし、CPU0 AHB-AP(AP0)へのアクセスは以下の場合に失敗します: WIRE ACK FAULT デバッグ用メールボックスのリクエストも失敗します。LinkServer のレポート: DM-AP status: 60F93638 DM-AP: AHB_OR_ERR DM-AP: DBG_OR_ERR 確認した内容: SWD周波数は1MHzから10kHzまでテスト済み。 SWDIOとSWCLKの波形はオシロスコープ上で良好に見える。 VDD_CORE = 1.2 V VDD_SYS = 1.8 V VDD_DCDCおよびI/O電源 = 3.3V RESET_Bは正しく動作します MCU-Linkファームウェア:CMSIS-DAP V3.172 LinkServer バージョン: 26.5.59 同じMCU-LinkはMCXN947開発ボードで動作します MCXN547は新しいチップに交換されたが、問題は解決していない。 USB ISPはVID/PID 1FC9:014Fで正しく動作します。blhostを使えば、以下ができます: 内部フラッシュを消す 内部フラッシュのプログラムと読み取り アプリケーションを正常に実行してください アプリケーションのUSBコンポジットデバイスを列挙します ROMの報告によると、 Security State = UNSECURE USB ISP経由でPFRも読み取りました。 CMPAは完全に消去されました(0xFF) CFPAはROMで生成されたCMACを除いて消去されます。 お客様向けのSOCUやデバッグ認証の設定は存在しません 何かアドバイスをいただけますか: AP0とAP2が利用可能になるには、どのような条件が必要ですか? DM-APステータス0x60F93638は、既知の電源、リセット、またはハードウェア構成の問題に関連していますか? SWDやDebug Mailboxへのアクセスに関する既知のMCXN547エラタはありますか? この症状を確認するには、どの電源信号とリセット信号をチェックすればよいでしょうか? MCX N Re: MCXN547: SWD DP ID is readable, but AP0/AP2 access returns WIRE ACK FAULT こんにちは、ルイスさん。 SPSDKデバッグメールボックスツールを使用して、SWDデバッグ接続を確立することができました。 私たちが用いた手順は以下のとおりです。 1. デバッグメールボックスを通じてMCUをリセットする: NXPDEBUGMBOX -i MCU-link -s NBTF0IZ0B3DCX \ -o enable_recovery_reset=真 \ --オペレーションタイムアウト 5000 \ ツールリセット -f mcxn547 2. デバッグメールボックスからデバッグセッションを開始します。 NXPDEBUGMBOX -i MCU-link -s NBTF0IZ0B3DCX \ -o enable_recovery_reset=真 \ --オペレーションタイムアウト 5000 \ cmd -f mcxn547 start-debug-session 3. デバッグセッションが開かれた後、SWD経由でLinkServerを使ってCortex-M33コアに接続します。 認証キー、パスワード、デバッグ認証情報、一括消去コマンドは一切使用しませんでした。「start-debug-session」コマンドは、常時アクセス可能なAP2デバッグメールボックスを介して、一時的にAP0を有効にするようです。 デバッグセッションを開いた後、NXP LS_preconnect_MCXN5XX.scpスクリプトからGDETレジスタシーケンスも使用しました。このシーケンスは、デバッグ中にaGDETおよびdGDETのリセットルーティングを無効にし、SPCグリッチ検出を無効にします。 電源装置に関して: - VDD_VBATはVDDに直接接続されており、どちらも3.3Vです。 - VDD_P4はVDDに直接接続されており、どちらも3.3Vです。 - VDD_ANAはフェライトビーズを介してVDDに接続されています。 - VDDは3.3Vです。 しかし、今度は別のデバッグ問題が発生しました。 SWDデバッグリセットを行わずにボードを通常通り電源投入した場合、ファームウェアは正しく動作します。しかし、上記のデバッグメールボックスリセット手順を使用してデバッグセッションに入ると、ファームウェアが正しく起動しません。 以下のSDK関数をシングルステップで実行するとデバッグ接続が失われます。 static inline void SPC_SetActiveModeDCDCRegulatorVoltageLevel( SPC_タイプ *ベース、 spc_dcdc_voltage_level_t voltageLevel) ヤージュ base->ACTIVE_CFG = (base->ACTIVE_CFG & (~SPC_ACTIVE_CFG_DCDC_VDD_LVL_MASK)) | SPC_ACTIVE_CFG_DCDC_VDD_LVL(voltageLevel); } より具体的に言うと、アクティブモードのDCDC電圧レベルを変更するためにACTIVE_CFGが書き込まれると、接続が失われます。 したがって、以下の2つの場合で挙動が異なります。 1. 電源投入時の冷間状態: ファームウェアは正常に起動し、正常に動作します。 2. デバッグ:メールボックスリセット、続いて開始・デバッグセッションおよびSWD接続: ファームウェアはSPC DCDC構成に到達しますが、ACTIVE_CFGが書き込まれるとデバッガはターゲットを失い、アプリケーションは通常起動できません。 デバッグメールボックスのリセットが、完全な電源オンリセットと異なる状態にしてしまいますか? デバッグメールボックスのデバッグセッションを開始した後、SPC ACTIVE_CFGを変更する前に、必要な手順はありますか?例えば: - SPC_SC[BUSY]がクリアされるのを待っています。 - SPCまたはGDETステータスフラグをクリアする。 - グリッチ検出のロック解除または無効化。 - 特定のリセットタイプを使用する。 - デバッグセッション開始後のソフトリセットを回避する。 または、LS_preconnect_MCXN5XX.scp シーケンス全体を適用する? デバッグ中にDCDC電圧レベルを書き込むと、GDETイベント、DCDC保護イベント、ブラウンアウトリセット、または別のシステムリセットがトリガーされる可能性はありますか? ACTIVE_CFG書き込みの直前に取得すべきレジスタについてもご教示ください。SPC_SC、SPC_CNTRL、SPC_ACTIVE_CFG、SPC_GLITCH_DETECT_SC、CMC_SRS、CMC_SSRS、そしてデバッグメールボックスCSWなどのレジスタの値を提供できます。 よろしくお願いいたします。 Re: MCXN547: SWD DP ID is readable, but AP0/AP2 access returns WIRE ACK FAULT これは難しい問題だ!接続問題のデバッグは特にカスタムボードの場合非常にフラストレーションが溜まります。その「WIRE ACK FAULT」は、間違いなく通信障害を示しています。異なるSWDクロック速度を試したり、デバッグセッション中にMCUの電源を確認したりしてみましたか?時には限界的な電力供給がこのような断続的な故障を引き起こすことがあります。これは Snow Rider 3D で完璧なランを狙うような感覚を少し思い出させます。ほんの小さなミスで全てが狂ってしまうこともあります!早く真相が解明されることを願っています!
View full article
FS26 RESET 问题 大家好, 我们在SBC部分遇到了RESET问题。 在初步测试期间,我只组装了 NXP Semiconductors MFS2633HMDB2AD SBC 部分,并检查了 RESET 输出。RESET 线为高电平,集成电路工作正常。 组装好 MCU 和其他相关组件后,PMIC RESET 线始终为低电平,所有相关的 RESET 信号都被拉低。 连接 JTAG 调试器后,复位线变为高电平,系统成功进入调试模式。 补充说明: 使用 0Ω 电阻移除 MCU RESET 线。 MCU RESET line is HIGH. PMIC RESET 线保持低电平。 FS26 在调试模式下运行正常。 如果没有 JTAG 连接,PMIC RESET 输出将保持低电平。 这个问题似乎只在MCU集成后才会出现。单独测试时,SBC 部分工作正常,但连接 MCU 后,PMIC RESET 序列无法释放。 谢谢。 Re: FS26 Reset issue 郭伟孙您好, FS26 处于调试模式,所有电源输出(LDO 和 VCORE)均存在且在预期范围内。然而,RESET 线仍然没有变为高电平。 我们的应用程序包含一个外部看门狗,所以我们将其从电路中移除并再次进行了测试。即使移除外部看门狗,RESET 线仍然保持低电平。 请问还有哪些情况可能导致 RESET 线无法释放?或者我们应该进行哪些额外的检查? 谢谢! Re: FS26 Reset issue guoweisun_0-1784527719465.png 在 INIT 阶段设置如上圈出的部分。 Re: FS26 Reset issue FCCU1 和 FCCU2 引脚分别连接推荐的上拉电阻和下拉电阻。我们应该保持这些连接不变,还是建议为了调试也把 FCCU 引脚与 MCU 隔离? Re: FS26 Reset issue 因为在调试模式下 RSTB 仍然拉低,这与 WD 无关。 请尝试在初始化阶段禁用 FCCU 功能,然后再进行测试。 Re: FS26 Reset issue HI 请确认 WD 刷新和电源轨 UV/OV 是否存在错误。 Re: FS26 Reset issue 我们已检查过 FCC 1 和 2 引脚,它们均为低电平,但 RESET 线仍未释放。 Re: FS26 Reset issue 根据我上次的回复,需要在 SBC 的 INIT 阶段禁用此 FCCU 功能以再次进行测试。
View full article
MCXN547: SWD DP ID is readable, but AP0/AP2 access returns WIRE ACK FAULT Hello NXP Support, We are using an MCXN547VKLT on a custom board with an external MCU-Link probe. The SWD connection fails when starting a debug session: Ee(42). Could not connect to core. Et:31: No connection to chip's debug port. Remote connection closed. The SWD-DP can be detected correctly: DPID = 0x6BA02477 However, access to CPU0 AHB-AP (AP0) fails with: WIRE ACK FAULT The Debug Mailbox request also fails. LinkServer reports: DM-AP status: 60F93638 DM-AP: AHB_OR_ERR DM-AP: DBG_OR_ERR What we have checked: SWD frequency tested from 1 MHz down to 10 kHz SWDIO and SWCLK waveforms look good on an oscilloscope VDD_CORE = 1.2 V VDD_SYS = 1.8 V VDD_DCDC and I/O supplies = 3.3 V RESET_B works correctly MCU-Link firmware: CMSIS-DAP V3.172 LinkServer version: 26.5.59 The same MCU-Link works with an MCXN947 development board The MCXN547 was replaced with a new chip, but the problem remains USB ISP works correctly with VID/PID 1FC9:014F. Using blhost, we can: Erase internal Flash Program and read internal Flash Run the application successfully Enumerate the application USB composite device The ROM reports: Security State = UNSECURE We also read the PFR through USB ISP: CMPA is completely erased (0xFF) CFPA is erased except for the ROM-generated CMAC No customer SOCU or Debug Authentication configuration is present Could you please advise: What conditions are required before AP0 and AP2 become accessible? Is DM-AP status 0x60F93638 associated with a known power, reset, or hardware configuration issue? Are there any known MCXN547 errata related to SWD or Debug Mailbox access? Which power and reset signals should we check for this symptom? MCXN Re: MCXN547: SWD DP ID is readable, but AP0/AP2 access returns WIRE ACK FAULT Hello Luis, We have now been able to establish an SWD debug connection by using the SPSDK Debug Mailbox tool. The procedure we used is as follows: 1. Reset the MCU through the Debug Mailbox: nxpdebugmbox -i mcu-link -s NBTF0IZ0B3DCX \ -o enable_recovery_reset=True \ --operation-timeout 5000 \ tool reset -f mcxn547 2. Start a debug session through the Debug Mailbox: nxpdebugmbox -i mcu-link -s NBTF0IZ0B3DCX \ -o enable_recovery_reset=True \ --operation-timeout 5000 \ cmd -f mcxn547 start-debug-session 3. After the debug session has been opened, we connect to the Cortex-M33 core with LinkServer over SWD. We did not use any authentication keys, passwords, debug credentials, or mass erase commands. It appears that the "start-debug-session" command temporarily enables AP0 through the always-accessible AP2 Debug Mailbox. We also used the GDET register sequence from the NXP LS_preconnect_MCXN5XX.scp script after opening the debug session. The sequence disables the aGDET and dGDET reset routing and disables SPC glitch detection during debugging. Regarding the power supplies: - VDD_VBAT is directly connected to VDD, and both are 3.3 V. - VDD_P4 is directly connected to VDD, and both are 3.3 V. - VDD_ANA is connected to VDD through a ferrite bead. - VDD is 3.3 V. However, we now have another debugging problem. When the board is powered on normally without an SWD debug reset, the firmware runs correctly. However, when we enter the debug session using the Debug Mailbox reset procedure described above, the firmware does not start correctly. The debug connection is lost when single-stepping through the following SDK function: static inline void SPC_SetActiveModeDCDCRegulatorVoltageLevel( SPC_Type *base, spc_dcdc_voltage_level_t voltageLevel) { base->ACTIVE_CFG = (base->ACTIVE_CFG & (~SPC_ACTIVE_CFG_DCDC_VDD_LVL_MASK)) | SPC_ACTIVE_CFG_DCDC_VDD_LVL(voltageLevel); } More specifically, the connection is lost when ACTIVE_CFG is written to change the active-mode DCDC voltage level. The behavior is therefore different between the following two cases: 1. Cold power-on: The firmware starts and runs normally. 2. Debug Mailbox reset followed by start-debug-session and SWD connection: The firmware reaches the SPC DCDC configuration, but the debugger loses the target when ACTIVE_CFG is written, and the application cannot start normally. Could the Debug Mailbox reset leave the SPC, DCDC, GDET, or reset status in a different state compared with a full power-on reset? Is there a required sequence before modifying SPC ACTIVE_CFG after starting a Debug Mailbox debug session? For example: - waiting for SPC_SC[BUSY] to clear; - clearing an SPC or GDET status flag; - unlocking or disabling glitch detection; - using a specific reset type; - avoiding a soft reset after start-debug-session; - or applying the complete LS_preconnect_MCXN5XX.scp sequence? Could writing the DCDC voltage level while debugging trigger a GDET event, DCDC protection event, brownout reset, or another system reset? Please also advise which registers we should capture immediately before the ACTIVE_CFG write. We can provide values for registers such as SPC_SC, SPC_CNTRL, SPC_ACTIVE_CFG, SPC_GLITCH_DETECT_SC, CMC_SRS, CMC_SSRS, and the Debug Mailbox CSW. Best Regards, Re: MCXN547: SWD DP ID is readable, but AP0/AP2 access returns WIRE ACK FAULT This is a tough one! Debugging connection issues can be really frustrating, especially with custom boards. That "WIRE ACK FAULT" definitely points to a communication breakdown. Have you had any luck trying different SWD clock speeds, or perhaps checking the power supply to the MCU during the debug session? Sometimes a marginal power delivery can cause these kinds of intermittent failures. It reminds me a bit of trying to get a perfect run in Snow Rider 3D – one small misstep can throw everything off! I hope you get to the bottom of it soon!
View full article
SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 ダウンロードへのアクセスを有効にするリクエスト こんにちは、NXPサポートチーム様 SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1のダウンロード アクセスをリクエストします。 現在、NXP ソフトウェア ライセンス ページの [前へ] タブがグレー表示されており、このバージョンにアクセスできません。 私のアカウントのユーザー名はChefanqfです。 このバージョンは、 S32K14x MCAL 4.2に基づく既存のプロジェクトとの互換性を保つために必要です。 私のアカウントでこのソフトウェアの権限を有効にするのを手伝っていただけますか? サポートしていただき誠にありがとうございます! よろしくお願いいたします。 Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download こんにちは@Chefanqf 、 NXP.com (検索 | NXP Semiconductors) で「S32K1 MCAL」を検索し、次のように flexera と入力してみてはいかがでしょうか。 Snag_1f0587dc.png この後、「オートモーティブ SW - AUTOSAR MCAL / QM」を選択すると、以前のソフトウェアが利用できるようになります。 「前へ」タブがまだグレー表示されている場合、直接リンク: SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 から入力してみてください。直接リンクを使用する場合は、nxp.com にログインしていることを確認してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download こんにちは、NXPサポートチーム様 SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 のダウンロードアクセスをお願いしたいです。 現在、NXPソフトウェアライセンスページの「前回」タブが グレーアウト 表示され このバージョンにアクセスできません。 私のアカウントのユーザー名はmianlongxuです。 このバージョンは、既存のプロジェクトとの互換性のために必要です。 S32K14x MCAL 4.2 。 私のアカウントでこのソフトウェアの権限を有効にするのを手伝っていただけますか? サポートしていただき誠にありがとうございます! よろしくお願いいたします。 Re: Request to enable access for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 download こんにちは、 @mianlongxu さん。 サポートチケットを入力してください:NXPサポート。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
[S32K3] [RTD 7.0.1] Three Issues in the BCTU Module I have found three problems with the BCTU module in the RTD code version S32K3_RTD_7_0_1_D2602_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260206. The detailed issues are listed below:   Issue 1: In file Adc_TS_T40D34M70I1R0/src/Bctu_Ip.c, line 1558, the current code uses bitwise OR assignment: BctuBasePtr->FIFOERR |= FifoWatermarkMask; It should be modified to direct assignment: BctuBasePtr->FIFOERR = FifoWatermarkMask;   Issue 2: In file Adc_TS_T40D34M70I1R0/src/Bctu_Ip.c, lines 567 and 568, the existing code contains incorrect bit shift operations. The original code is shown below: ClrMask |= ((u32Mask & (BCTU_IP_STATUS_FIFO1_OVR_ERR << (Index * 2u))) != 0U) ? (BCTU_FIFOERR_OVR_ERR_FIFO1_MASK << Index) : 0U; ClrMask |= ((u32Mask & (BCTU_IP_STATUS_FIFO1_UNDR_ERR << (Index * 2u))) != 0U) ? (BCTU_FIFOERR_UNDR_ERR_FIFO1_MASK << Index) : 0U; These two lines should be revised to the correct shift logic as follows: ClrMask |= ((u32Mask & (BCTU_IP_STATUS_FIFO1_OVR_ERR << Index)) != 0U) ? (BCTU_FIFOERR_OVR_ERR_FIFO1_MASK << (Index * 2u)) : 0U; ClrMask |= ((u32Mask & (BCTU_IP_STATUS_FIFO1_UNDR_ERR << Index)) != 0U) ? (BCTU_FIFOERR_UNDR_ERR_FIFO1_MASK << (Index * 2u)) : 0U;   Issue 3: There is a type inconsistency alignment issue between the MCAL/SDK code generation tools and the static source code of the BCTU module. In the MCAL generated code (Adc_TS_T40D34M70I1R0/generate_PB/Adc_RegOperations.m, line 2397), the arrays defined in both header and C files uniformly adopt the uint32 type. In the SDK generated code, the type definition is inconsistent between header and C files: the array type in eclipse/mcu_data/components/PlatformSDK_S32K3/Bctu_Ip/Bctu_Ip_PBcfg.h (line 249) switches between uint16 and uint32 depending on whether the BctuFifoDmaRawData option is enabled, while the corresponding array in eclipse/mcu_data/components/PlatformSDK_S32K3/Bctu_Ip/Bctu_Ip_PBcfg.c (line 317) is fixed as uint32 type. In the static code (Adc_TS_T40D34M70I1R0/src/Bctu_Ip.c, line 1629), the transmission length (2-byte or 4-byte) is determined dynamically based on the BctuFifoDmaRawData configuration. All the following abnormal problems occur when theBctuFifoDmaRawData option is unchecked: 1. For SDK projects: The mismatched array types between header and C files cause direct compilation failures. 2. For MCAL projects: Although compilation can succeed, the fixed uint32 array definition leads to half of the memory space being wasted. Besides, each uint32 data unit contains two ADC results, requiring manual splitting of high and low uint16 values during data parsing. The above three bugs exist in the official version S32K3_RTD_7_0_1_D2602_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260206. We hope NXP software engineers can fix these BCTU module defects in the next RTD release. Re: [S32K3] [RTD 7.0.1] Three Issues in the BCTU Module Hi@chenwilsoft Your question has been escalated to the internal forum and is awaiting confirmation from the design team. Re: [S32K3] [RTD 7.0.1] Three Issues in the BCTU Module Hi@chenwilsoft Thank you for your feedback. The software team and I have confirmed these issues, they are indeed bugs. We have escalated these issues internally and will fix them in a future update.
View full article
在 FRDM-K64F 上使用 MCUxpresso 25.6 时出现未定义的 SD 卡符号 我想在我的项目中使用 SD 卡来加载双向无线电系统的个人个性化数据。我收到 #include "tx_api.h"并且 #include "tx_event_flags.h" 未定义。 这是因为我没有在 SDK 中包含 Azure RTOS。 我尝试使用“管理 SDK 组件”将 Azure 安装到 SDK 中来解决这个问题,但显然 Azure RTOS 支持在 2.11 版本中被取消了,而我在发现这个问题之前已经为项目加载了该版本。 所以我在线创建了一个新的 SDK,但为了获得 Azure 支持,它又降级到了 2.10 版本。但是,当我尝试更改项目的 SDK 时,它不允许我删除我已有的 SDK,当我尝试添加另一个 SDK 时,它告诉我 SDK 2.x_FRDM-K64F 已经存在。 我如何获得 Azure 支持?我只需要它来访问SD卡! Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F 你好@ve3id , 感谢你的帖子。 提醒一下,在 FRDM-K64F 上,SDK 已经提供了基于 SDHC + FatFs 的 SD 卡文件系统示例,而 FatFs 可以在裸机模式下运行,无需 RTOS。FRDM-K64F SDK 示例包括 frdmk64f_driver_examples_sdcard_fatfs / fatfs_sdcard 风格的项目,用于挂载 SD 卡并执行目录/文件读写操作。 如果您仍然想要 Azure RTOS,对于“SDK 2.x_FRDM-K64F 已存在”的问题,这意味着 IDE 中已经安装了具有该身份的 SDK。MCUXpresso IDE 支持从该视图中删除已安装的 SDK 包。请参考下图进行卸载。 Celeste_Liu_0-1784529590904.png 之后,您可以再次尝试安装 SDK v2.10。 希望对您有所帮助。如果您还有其他问题,请告诉我。 BR 塞莱斯特 Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F 谢谢你,塞莱斯特。从文献中并没有明确看出情况确实如此。不过,我已经通过将我的代码复制粘贴到示例中解决了这个问题,现在正在处理下一个问题,即挂载后尝试读取目录时返回零! 干杯 奈杰尔 Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F 你好@ve3id , 不客气,很高兴能帮到您! 如有任何新问题,请随时发帖提问。 BR 塞莱斯特
View full article
Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F I want to use an SD card in my project to load individual personalisation data fpor a two-way radio system.   I am getting #include "tx_api.h" and #include "tx_event_flags.h" as not defined. This is due to the fact that I did not include azure rtos in the SDK. I try to overcome this by installing azure into the SDK using 'manage sdk components', but I apparently azure rtos support was dropped in 2.11, which I loaded for the project before I saw this problem. So I created a new SDK online, but it drops back to 2.10 to get azure support.  However when I try to change the SDK for my project, it will not let me remove the SDK I have, and when I try to add another one it tells me that SDK 2.x_FRDM-K64F already exists. How can I get azure support.  I only need it for SD card access! Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F Thank you Celeste.  It was not clear from the literature that such was the case.  However I have solved the problem by cutting and pasting my code into the example and have moved on, working on the next problem now which is the fact that it returns zero when trying to read the directory after mounting! Cheers Nigel Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F Hello @ve3id , Thanks for your post. Just a reminder, on FRDM-K64F, the SDK already provides SD card file-system examples based on SDHC + FatFs , and FatFs can run in bare-metal mode without an RTOS, the FRDM-K64F SDK examples include frdmk64f_driver_examples_sdcard_fatfs / fatfs_sdcard style projects for mounting an SD card and doing directory/file read-write operations. If you still want Azure RTOS, for the “SDK 2.x_FRDM-K64F already exists” issue, this means the IDE already has an SDK with that identity installed. MCUXpresso IDE supports deleting installed SDK packages from that view. Please refer to below picture to uninstall. Celeste_Liu_0-1784529590904.png After that, you can try to install SDK v2.10 again. Hope it helps. Please let me know if you have any other questions. BR Celeste Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F Hello @ve3id , You are welcome, glad to help! Any new questions, please feel free to create a new post. BR Celeste
View full article
Wi-Fi芯片组MCU控制 大家好, 我正在寻找一些具有 AP+STA 功能的 Wi-Fi 模块。例如,我找到了一些来自恩智浦半导体(NXP)、微芯科技(Microchip)和英飞凌科技(Infineon)的模块。然而,大多数模块仅通过 PCIe 和高级操作系统启用 wifi 接口。 不过,我找到了一套来自英飞凌的名为 AIROC CYW55X(系列)的 MCU+Wifi 模块。 您在集成和控制这类模块方面有经验吗?如果可以的话,您能否分享一下您之前使用过并成功与外部MCU集成的不同模块?我的目的不是将数据卸载到微控制器,而只是为了控制例如网状网络和接入点功能。 我想使用 MCU(例如 STM)对一些基本的 AI 模型进行一些推理,同时控制 wifi 模块。 谢谢大家 Re: Wi-Fi Chipset MCU Control 亲爱的@ajihu , 根据您的描述,特别是对于运行基本 AI 模型而言,RW61X(RW610/RW611/RW612)可能已经足以满足您的应用需求。 RW61X 集成了: - MCU - 无线上网 - 低功耗蓝牙 - (RW612 也支持 802.15.4 / Thread) 对于基本的 AI 推理工作负载,RW61X 可以在单个设备上运行应用程序和无线连接协议栈,从而可能无需额外的 MCU。 但是,有必要澄清一下您所说的“网状物”是什么意思。 RW61X 不支持: - IEEE 802.11s 网状网络 - EasyMesh RW61X 支持: - 事情 - 线 - Zigbee(通过 802.15.4 生态系统) - STA + uAP 并发模式 [注意] 如果需要额外的AI处理性能,您可以考虑: - i.MX RT700 + IW61X - i.MX RT1170 + IW61X - i.MX RT1180 + IW61X 请注意,这些解决方案也不支持: - IEEE 802.11s 网状网络 - EasyMesh 他们支持: - 事情 - 线 Zigbee - STA + uAP 并发模式 谢谢您! 顺祝商祺! 卫东
View full article
S32K358 multi core data sharing Hello , I am trying to use shared memory in s32k358 multi core. I am following user define example,  When i try to assign some value in buzzer_state_shared_data_U32 ( currently only core 0 is accessing this memory), core 0 is hanging and swt resetting the controller. But when i flash the code in debug flash, its running properly. With power on reset, core 0 is hanging.  Why its running properly in when flashing and not running in power off and on. nirmal_masilamani_0-1783316750067.png Re: S32K358 multi core data sharing Hello @Julián_AragónM , Thank you for your quick response, I check the startup files, SRAM Init is happening. I have attached my startup files and linker files. Please support me to resolve this issue Re: S32K358 multi core data sharing Hello @nirmal_masilamani, But when i flash the code in debug flash, its running properly. With power on reset, core 0 is hanging.  This is most likely caused by ECC RAM error. Usually, debuggers initialize the ECC on volatile memories, however, when powering on and off, debugger does not initialize RAM, and hardfault occurs when trying to access memory. This is usually done in the startup code, before main. The section should be also configured as non-cacheable. Regarding your second issue: but when i try to access it from timer ISR or OS task, core 0 going to hardfault. You can try to trace back your hardfault. Halt the core in the HardFault_Handler(), and find the SP value in the core registers: How To Debug A Fault Exception On ARM Cortex-M(V7M) MCU(S32K3XX). Best regards, Julián Re: S32K358 multi core data sharing Hello, When i access shared memory in main(), its working fine even in power off and on, but when i try to access it from timer ISR or OS task, core 0 going to hardfault. Please support me in this. Re: S32K358 multi core data sharing Hello @Julián_AragónM , Please support on this query. What i am missing here? Re: S32K358 multi core data sharing Hello @nirmal_masilamani, Are you able to access shared memory in main() after POR reset without debugger? Was the issue RAM initialization? but when i try to access it from timer ISR or OS task, core 0 going to hardfault. Were you able to identify the fault type as I mentioned in my previous reply? Have you also made sure the variable is placed in a non-cacheable area, or the cache is disabled? As suggestions: Keep volatile on core1Status and use __DMB()/__DSB() barriers on both the read (Core0) and write (Core1) sides. Your issue could also be caused by MPU configuration, if MPU_ENABLE is defined, please call the MPU config before any ISR or OS task starts executing. You can refer to the following links: Arm Cortex-M7 Devices Generic User Guide r1p2 & AN14715: S32K3XX Hardware Resource Isolation and Protection. Best regards, Julián Re: S32K358 multi core data sharing Hello @Julián_AragónM , Thank you for your response, Unfortunately, i was unable to continue on this, I will check your points.
View full article