2394369_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394369_zh-CN

2394369_zh-CN

MCXN547:SWD DP ID 可读,但 AP0/AP2 访问返回 WIRE ACK FAULT 错误。

您好,NXP技术支持,

我们使用定制板上的 MCXN547VKLT,并带有外部 MCU-Link 探针。

启动调试会话时,SWD 连接失败:

Ee(42). Could not connect to core.
Et:31: No connection to chip's debug port.
Remote connection closed.

可以正确检测到SWD-DP:

DPID = 0x6BA02477

但是,访问 CPU0 AHB-AP (AP0) 失败,并显示以下错误信息:

WIRE ACK FAULT

调试邮箱请求也失败了。LinkServer报告:

DM-AP status: 60F93638
DM-AP: AHB_OR_ERR
DM-AP: DBG_OR_ERR

我们已核实的内容:

  • SWD频率测试范围从1 MHz到10 kHz
  • 在示波器上,SWDIO 和 SWCLK 波形看起来正常。
  • VDD_CORE = 1.2 V
  • VDD_SYS = 1.8 V
  • VDD_DCDC 和 I/O 电源 = 3.3 V
  • RESET_B 工作正常
  • MCU-Link固件:CMSIS-DAP V3.172
  • LinkServer 版本:26.5.59
  • 同一个 MCU-Link 可以与 MCXN947 开发板配合使用。
  • MCXN547芯片已更换为新芯片,但问题仍然存在。

USB ISP 与 VID/PID 1FC9:014F 配合使用正常。使用 blhost,我们可以:

  • 擦除内部闪存
  • 对内部闪存进行编程和读取
  • 应用程序运行成功
  • 枚举应用程序 USB 复合设备

ROM报告:

Security State = UNSECURE

我们还通过 USB ISP 读取 PFR:

  • CMPA 已完全擦除 (0xFF)
  • 除了ROM生成的CMAC之外,CFPA已被擦除。
  • 不存在客户 SOCU 或调试身份验证配置

请问您能否提供以下建议:

  1. AP0 和 AP2 可访问需要满足哪些条件?
  2. DM-AP 状态 0x60F93638 是否与已知的电源、RESET 或硬件配置问题相关?
  3. 是否存在与 SWD 或调试邮箱访问相关的已知 MCXN547 勘误表?
  4. 我们应该检查哪些电源和 RESET 信号才能发现此症状?
MCX N
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: