大家好,
我们在SBC部分遇到了RESET问题。
在初步测试期间,我只组装了 NXP Semiconductors MFS2633HMDB2AD SBC 部分,并检查了 RESET 输出。RESET 线为高电平,集成电路工作正常。
组装好 MCU 和其他相关组件后,PMIC RESET 线始终为低电平,所有相关的 RESET 信号都被拉低。
连接 JTAG 调试器后,复位线变为高电平,系统成功进入调试模式。
补充说明:
使用 0Ω 电阻移除 MCU RESET 线。
MCU RESET line is HIGH.
PMIC RESET 线保持低电平。
FS26 在调试模式下运行正常。
如果没有 JTAG 连接,PMIC RESET 输出将保持低电平。
这个问题似乎只在MCU集成后才会出现。单独测试时,SBC 部分工作正常,但连接 MCU 后,PMIC RESET 序列无法释放。
谢谢。
郭伟孙您好,
FS26 处于调试模式,所有电源输出(LDO 和 VCORE)均存在且在预期范围内。然而,RESET 线仍然没有变为高电平。
我们的应用程序包含一个外部看门狗,所以我们将其从电路中移除并再次进行了测试。即使移除外部看门狗,RESET 线仍然保持低电平。
请问还有哪些情况可能导致 RESET 线无法释放?或者我们应该进行哪些额外的检查?
谢谢!
在 INIT 阶段设置如上圈出的部分。
FCCU1 和 FCCU2 引脚分别连接推荐的上拉电阻和下拉电阻。我们应该保持这些连接不变,还是建议为了调试也把 FCCU 引脚与 MCU 隔离?
因为在调试模式下 RSTB 仍然拉低,这与 WD 无关。
请尝试在初始化阶段禁用 FCCU 功能,然后再进行测试。
HI
请确认 WD 刷新和电源轨 UV/OV 是否存在错误。
我们已检查过 FCC 1 和 2 引脚,它们均为低电平,但 RESET 线仍未释放。
根据我上次的回复,需要在 SBC 的 INIT 阶段禁用此 FCCU 功能以再次进行测试。