Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
FRDM-IMX95-PRO: LPDDR5 write margin and ODT sweep at 6400 MT/s I’m evaluating the 16 GB FRDM-IMX95-PRO for a project comparing LPDDR5 write-eye simulations with measurements on hardware. Before purchasing the board, could you confirm which of the following tests NXP has run on this specific board at 6400 MT/s? vTSA → Diag Write Margin to generate a per-DQ write margin plot. Optimization → DQ ODT and driver strength to sweep SoC drive strength and DRAM write ODT. If either test has been validated, could you share the Config Tools version, the board-specific project or setup instructions, and a sample plot or test log? If validation was performed at a different data rate, which rate was tested? Re: FRDM-IMX95-PRO: LPDDR5 write margin and ODT sweep at 6400 MT/s Hi @JFHan  We have already performed all the verification tasks you described for LPDDR5. You can obtain the latest version of Config Tool via the link below, The config tool includes default configurations for LPDDR5. https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX B.R
View full article
pn5190でファームウェアコードを別のホストに移植する NFCボード PN5190B2のファームウェアアップデートコードをダウンロードしました。コントローラへの 移植 方法を知りたいですし、 不要 なファイルを削除したいです。NXPが示したサンプルコード(K82ホスト)から削除したいファイル一覧も知りたいです。 私はSW6592のzipファイルを持っています
View full article
将固件代码移植到另一台主机(PN5190) 我已经下载了PN5190 B2 NFC板的固件更新代码,我想知道如何将其移植到我的控制器上,并删除不必要的文件。我需要一份文件列表,列出NXP提供的示例代码(基于K82主机)中需要删除的文件。 我有一个SW6592压缩文件
View full article
FRDM-IMX95-PRO:LPDDR5 写入裕量和 ODT 扫描速率为 6400 MT/s 我正在评估 16 GB FRDM-IMX95-PRO,用于一个比较 LPDDR5 写入眼仿真和硬件测量结果的项目。在购买该板之前,能否请您确认 NXP 在该特定板上以 6400 MT/s 的速度运行了以下哪些测试? vTSA → Diag Write Margin 生成每个 DQ 的写入边距图。 优化 → DQ ODT 和驱动程序强度,以扫描 SoC 驱动程序强度和动态随机存取存储器\(DRAM\) 写入 ODT。 如果其中一项测试已通过验证,能否分享配置工具版本、特定于板的项目或设置说明,以及示例图表或测试日志?如果验证是在不同的数据速率下进行的,那么测试的是哪种速率? Re: FRDM-IMX95-PRO: LPDDR5 write margin and ODT sweep at 6400 MT/s 嗨@JFHan 我们已经完成了您描述的针对 LPDDR5 的所有验证任务。 您可以通过以下链接获取最新版本的配置工具,该配置工具包含 LPDDR5 的默认配置。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX B.R
View full article
哪个版本的 SBC_FS23 可以与 RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 一起使用? 目前, SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403.exe是唯一与我们现有软件架构兼容的 RTD 版本。请问哪个版本的SBC_FS23 RTD与之兼容? Re: which SBC_FS23 version can be used with RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 你好,帕维尔, 感谢您的帮助! 那么,我可以假设 **FS23 SBC AUTOSAR R21-11 版本 1.0.0** 是我当前软件架构的推荐版本吗? 鉴于 AUTOSAR 4.4 和 AUTOSAR R21-11(对应于 **RTD 4.0.0)P20** 和 **SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0** 是不同的版本,在集成 **FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0** 时,您认为我应该特别注意哪些模块接口或功能?融入我现有的架构? Re: which SBC_FS23 version can be used with RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 你好@Jojo_Hu , 根据发布说明,FS23 SBC AUTOSAR R21-11 版本 1.0.0 与 SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0 兼容。FS23 SBC AUTOSAR R21-11 版本 1.0.0 可在“上一页”选项卡中找到: RTD 4.0.0 没有专用版本。P20。 顺祝商祺! 帕维尔
View full article
porting firmware code to another host in pn5190 i have downloaded firmware update code of nfc board pn5190b2 , i want to know how to port it to my controller , and remove unneccesary files and all i want list of files to be  removed from the example code given by nxp which is having k82 host ... im having SW6592 zip file 
View full article
FRDM-IMX95-PRO: LPDDR5書き込みマージンとODTスイープ速度6400MT/s 私は、LPDDR5のライトアイシミュレーションと実機での測定値を比較するプロジェクトのために、16GBのFRDM-IMX95-PROを評価しています。ボードを購入する前に、NXPがこの特定のボードで6400 MT/sで実行したテストのうち、どれか確認していただけますか? vTSA → Diag Write Margin で、DQごとの書き込みマージンプロットを生成します。 DQ ODTとドライバー強度→最適化し、SoCドライブ強度とDRAM書き込みODTをスイープします。 どちらかのテストが検証済みであれば、Config Toolsのバージョン、ボード固有のプロジェクトやセットアップ手順、サンプルプロットまたはテストログを共有してもらえますか?検証が異なるデータレートで行われた場合、どのレートがテストされましたか? Re: FRDM-IMX95-PRO: LPDDR5 write margin and ODT sweep at 6400 MT/s こんにちは、 @JFHanさん LPDDR5に関してご説明いただいた検証作業はすべて既に完了しております。 設定ツールの最新バージョンは、以下のリンクから入手できます。設定ツールにはLPDDR5のデフォルト構成が含まれています。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX B.R
View full article
どのバージョンSBC_FS23 RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 と組み合わせて使用可能か 現時点で、SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403.exe 版は当社の既存のソフトウェアアーキテクチャと互換性のある唯一の RTD バージョンです。どのバージョンの RTD が対応しているのか確認していただけますかSBC_FS23。 Re: which SBC_FS23 version can be used with RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 こんにちは、パベルさん。 ご協力ありがとうございます! では、**FS23 SBC AUTOSAR R21-11 バージョン 1.0.0** が現在のソフトウェアアーキテクチャの推奨バージョンだと考えてよいでしょうか? AUTOSAR 4.4およびAUTOSAR R21-11(**RTD 4.0.0に相当)を踏まえてP20** と **SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0** はそれぞれ異なるリリースですが、**FS23 SBC AUTOSAR R21-11 バージョン 1.0.0** を統合する際に、特に注意すべきモジュールインターフェースや機能について教えてください。私の既存のアーキテクチャに組み込むことはできますか? Re: which SBC_FS23 version can be used with RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 こんにちは、 @Jojo_Hu さん。 リリースノートによると、FS23 SBC AUTOSAR R21-11 バージョン 1.0.0 は SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0 と互換性があります。FS23 SBC AUTOSAR R21-11 バージョン 1.0.0 は、タブで確認できます。前へ: RTD 4.0.0専用のバージョンはありません。P20。 よろしくお願いいたします。 パベル
View full article
which SBC_FS23 version can be used with RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 Currently, SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403.exe is the only RTD version compatible with our existing software architecture. Could you please confirm which version of SBC_FS23 RTD is compatible with it? Re: which SBC_FS23 version can be used with RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 Hello Pavel, Thanks for your help! So, can I assume that **FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0** is the recommended version for my current software architecture? Given that AUTOSAR 4.4 and AUTOSAR R21-11 (corresponding to **RTD 4.0.0 P20** and **SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0**, respectively) are different releases, which module interfaces or functionalities do you think I should pay particular attention to when integrating **FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0** into my existing architecture? Re: which SBC_FS23 version can be used with RTD SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 Hello @Jojo_Hu , Based on the release note,  FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0 is compatible with SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0 . FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0 can be found on the tab Previous: There's no dedicated version for RTD 4.0.0 P20. Best regards, Pavel
View full article
meta-imx-secure: i.MX のセキュアブートと PQC こんにちは、皆さん。 私は meta-imx-secure という Yocto レイヤーを開発しており、AHAB セキュアブート、署名付き FIT イメージ、暗号化ストレージ、dm-verity、IMA/EVM、OP-TEE/ELE キーストレージを組み合わせています。 https://github.com/embetrix/meta-imx-secure これにはポスト量子暗号(PQC)が含まれており、サポートされるシリコン上でのオプションのML-DSAセキュアブートと、OP-TEEでの実験的なPQCサポートも含まれます。 これはあなたの製品に適応するための基準になります。 他のi.MXボードで試した方からのフィードバックをお待ちしています! Security
View full article
如何获取适用于 S32G3 M7 内核的 IPCF 4.9.0? 我们希望使用 IPCF 4.9.0 在 S32 Design Studio 中为 S32G399A' M7 构建映像。请问IPCF_4.9.0的下载链接在哪里? 我可以通过这个链接找到 IPCF 4.8.0、4.11.0 和 4.10.0 版本,但找不到 4.9.0 版本: 汽车软件 - S32G - 平台间通信框架 (IPCF) (Cortex-A53 和 Cortex-M7) https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=818027 非常感谢。 小李治 Re: How can I get IPCF 4.9.0 for S32G3 M7 cores? 你好, @ZhiXiaoli 感谢你的帖子。 请问您是否尝试过以下地点? BR 陈银
View full article
meta-imx-secure: Secure Boot and PQC for i.MX Hi all, I’ve been developing meta-imx-secure a Yocto layer combining AHAB secure boot, signed FIT images, encrypted storage, dm-verity, IMA/EVM and OP-TEE/ELE key storage: https://github.com/embetrix/meta-imx-secure It includes post-quantum cryptography (PQC): optional ML-DSA secure boot on supported silicon plus experimental PQC support in OP-TEE. It’s a baseline to adapt to your product. Feedback from anyone trying it on other i.MX boards would be welcome! Security
View full article
资格报告申请 – PCN 202610020I 尊敬的恩智浦团队, @ [email protected] 能否提供与受影响产品中 BGA 基板芯材转换相关的 PCN 202610020I的鉴定报告和可靠性数据? 我们需要资质报告来完成我们的内部技术审查和影响评估。 以下是SLB受影响的部件。 MIMXRT1176AVM8A MIMXRT1062DVJ6B MIMXRT1175AVM8A MIMXRT1062XVN5B 感谢您提前给予的支持。 此致, 普拉尼塔·拉达格 SLB
View full article
Qualification Report Request – PCN 202610020I Dear NXP Team, @[email protected] Could you please share the qualification report and supporting reliability data for PCN 202610020I, related to the BGA substrate core material conversion in the affected products?  We require the qualification reports to complete our internal technical review and impact assessment. Below are the impacted parts from SLB. MIMXRT1176AVM8A MIMXRT1062DVJ6B MIMXRT1175AVM8A MIMXRT1062XVN5B Thank you in advance for your support. Best regards, Pranita Ladage SLB
View full article
GUI Guider 2.0.1 – MCUXpresso IDE v25.6 Auto-Import Issue Hello NXP Support Team, I am using GUI Guider 2.0.1 with MCUXpresso IDE v25.6 for the MIMXRT1176-EVKB development board. I am facing an integration issue between GUI Guider and MCUXpresso IDE. When I click "Build Target" in GUI Guider, MCUXpresso IDE sometimes opens automatically, but the generated project is not loaded into the workspace. Instead, the IDE opens with the Welcome screen, and I must manually import the generated project. In some cases, MCUXpresso IDE does not launch automatically. After manually importing the project, I can successfully build, debug, and run the GUI application on the physical display. My questions are: Does GUI Guider 2.0.1 support automatic project import into MCUXpresso IDE v25.6? Why does MCUXpresso IDE launch without loading the generated project? Is there any configuration required to establish proper integration between GUI Guider and MCUXpresso IDE? How can I configure GUI Guider so that clicking "Build Target" automatically opens or updates the existing MCUXpresso project without repeated manual imports? Is there any known compatibility issue between these versions? My expected workflow is: GUI Guider -> Build Target -> MCUXpresso IDE -> Build -> Flash -> Run on Hardware. Please suggest the correct configuration or recommended workflow to achieve this. Thank you.
View full article
GUI Guider 2.0.1 – MCUXpresso IDE v25.6 自动导入问题 您好,NXP支持团队, 我正在使用 GUI Guider 2.0.1 和 MCUXpresso IDE v25.6 开发 MIMXRT1176-EVKB 开发板。 我遇到了 GUI Guider 和 MCUXpresso IDE 之间的集成问题。 当我在 GUI Guider 中点击“构建目标”时,MCUXpresso IDE 有时会自动打开,但生成的项目不会加载到工作区中。相反,IDE 打开后显示的是欢迎界面,我必须手动导入生成的项目。 在某些情况下,MCUXpresso IDE 不会自动启动。 手动导入项目后,我可以在物理显示器上成功构建、调试和运行 GUI 应用程序。 我的问题是: GUI Guider 2.0.1 是否支持将项目自动导入 MCUXpresso IDE v25.6? 为什么 MCUXpresso IDE 启动时没有加载生成的项目? 要实现 GUI Guider 和 MCUXpresso IDE 之间的正确集成,是否需要进行任何配置? 如何配置 GUI Guider,以便单击“构建目标”时自动打开或更新现有的 MCUXpresso 项目,而无需重复手动导入? 这些版本之间是否存在已知的兼容性问题? 我预期的工作流程如下: GUI 指南->版本目标->MCUXpresso IDE->版本->Flash->在硬件上运行。 请提供实现此目的的正确配置或推荐工作流程。 谢谢!
View full article
How can I get IPCF 4.9.0 for S32G3 M7 cores? We want to  build image with IPCF 4.9.0  for S32G399A' M7 in S32 Design Studio. Can you tell me  the available link to download IPCF_4.9.0?  I can find IPCF 4.8.0 4.11.0 4.10.0 but not 4.9.0 through this link: Automotive SW - S32G - Inter-Platform Communication Framework (IPCF) (Cortex-A53 and Cortex-M7) https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=818027 Thanks a lot. Xiaoli Zhi Re: How can I get IPCF 4.9.0 for S32G3 M7 cores? Hello, @ZhiXiaoli  Thanks for your post. May I know if you had tried the following location? BR Chenyin
View full article
meta-imx-secure:i.MX 的安全启动和 PQC 大家好, 我一直在开发 meta-imx-secure,这是一个 Yocto 层,它结合了 AHAB 安全启动、签名 FIT 映像、加密存储、dm-verity、IMA/EVM 和 OP-TEE/ELE 密钥存储: https://github.com/embetrix/meta-imx-secure 它包括后量子密码学(PQC):在支持的硅上可选的 ML-DSA 安全启动,以及 OP-TEE 中的实验性 PQC 支持。 这是您需要根据产品情况进行调整的基准。 欢迎其他 i.MX 板用户提供试用反馈! 安全
View full article
FRPFILE Premium Tool V2.4.3 – Features & Device FRPFILE Premium Tool V2.4.3 is a mobile servicing utility designed for certain iOS device troubleshooting tasks. It is discussed among mobile technicians for device compatibility, servicing options, and technical support features. Before using any servicing tool, check its version, supported devices, and system requirements. Users should always ensure they have authorization to service the device and use legitimate recovery options for security-related restrictions. Download Link:
View full article
FRPFILE 高级工具 V2.4.3 – 功能和设备 FRPFILE Premium Tool V2.4.3是一款移动维修实用程序,专为某些 iOS 设备故障排除任务而设计。移动设备技术人员会就设备兼容性、维修选项和技术支持功能进行讨论。使用任何维修工具之前,请检查其版本、支持的设备和系统要求。 用户应始终确保自己拥有维修设备的授权,并使用合法的恢复选项来解决与网络安全相关的限制。 下载链接:
View full article