2397410_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2397410_zh-CN

2397410_zh-CN

Wi-Fi芯片组MCU控制

大家好,

我正在寻找一些具有 AP+STA 功能的 Wi-Fi 模块。例如,我找到了一些来自恩智浦半导体(NXP)、微芯科技(Microchip)和英飞凌科技(Infineon)的模块。然而,大多数模块仅通过 PCIe 和高级操作系统启用 wifi 接口。

不过,我找到了一套来自英飞凌的名为 AIROC CYW55X(系列)的 MCU+Wifi 模块。

您在集成和控制这类模块方面有经验吗?如果可以的话,您能否分享一下您之前使用过并成功与外部MCU集成的不同模块?我的目的不是将数据卸载到微控制器,而只是为了控制例如网状网络和接入点功能。

我想使用 MCU(例如 STM)对一些基本的 AI 模型进行一些推理,同时控制 wifi 模块。

谢谢大家

Re: Wi-Fi Chipset MCU Control

亲爱的@ajihu


根据您的描述,特别是对于运行基本 AI 模型而言,RW61X(RW610/RW611/RW612)可能已经足以满足您的应用需求。

RW61X 集成了:
- MCU
- 无线上网
- 低功耗蓝牙
- (RW612 也支持 802.15.4 / Thread)

对于基本的 AI 推理工作负载,RW61X 可以在单个设备上运行应用程序和无线连接协议栈,从而可能无需额外的 MCU。

但是,有必要澄清一下您所说的“网状物”是什么意思。

RW61X 不支持:
- IEEE 802.11s 网状网络
- EasyMesh

RW61X 支持:
- 事情
- 线
- Zigbee(通过 802.15.4 生态系统)
- STA + uAP 并发模式

[注意]

如果需要额外的AI处理性能,您可以考虑:

- i.MX RT700 + IW61X
- i.MX RT1170 + IW61X
- i.MX RT1180 + IW61X

请注意,这些解决方案也不支持:
- IEEE 802.11s 网状网络
- EasyMesh

他们支持:
- 事情
- 线
Zigbee
- STA + uAP 并发模式


谢谢您!

顺祝商祺!

卫东


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 个月之前
更新人: