NXP Tech Blog

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP Tech Blog

akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso for VSC (Visual Studio Code)が無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso for Visual Studio Codeで使えるサンプル・コードも提供されており,動作検証だけでなく,さまざまなプロジェクトのベースにも使えます.

この記事を読めば,誰でも簡単にVSC開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

Read more...

More
0 0 94
hiroshihiraga
NXP Employee
NXP Employee

名だたる有名企業がこぞって投資するオープンソースのRTOS、それが「Zephyr OS」です。
最近注目を集める比較的新しいRTOSである「Zephyr OS」についての概要を説明します。

(読了:10分)

Read more...

More
1 0 344
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

産業用途で要求されるさまざまなセンサや,電圧・電流の高精度測定にはマイコン内蔵の汎用ADコンバータでは実現できません.
これまでにも「産業用途向け」とした専用品は各社から供給されていますが,必要な機能の統合という観点からはまだ程遠く,特に入力回路部分ではディスクリート回路での対応が必要で,それゆえに精度確保,小型化が困難でした.これに加えて,今後必須となりつつある機能安全への対応も大きな課題となっていました.
NXPの産業用アナログ・フロントエンド:NAFE13388ではこれらの課題をシンプルに解決.さらに製品ラインナップの単純化と製造工程の省力化で低コスト化を実現します.

 

Read more...

More
1 0 432
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

2025年よりNXP Japanから日本語の技術記事をたくさんユーザーに届けようとの想いの下、これまでに多数の技術記事(Tech Blog)を公開してまいりました。これらの情報をより体系的にご活用いただけるよう、このたびコンテンツ・マップ(PDF)を公開いたしました。

実装例やトラブルシューティングのヒントを含む実践的な内容が充実しており、開発現場での課題解決や新規プロジェクトの立ち上げ時に役立つ情報として、多くの技術者の皆様に活用いただいております。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,429
araki
NXP Employee
NXP Employee

バッテリーマネジメントシステム (BMS)に関する内容を以下のようにまとめています。

BMSにこれから携わる方に読んでいただけると嬉しいです。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,325
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

このブログでは,デジタル回路で使われる論理回路の種類(*TTL,*LVTTL,*CMOS)の電圧レベルの違いから,それを判断する上で重要なVOH/VOL/VIH/VILの意味について解説します.

さらに様々な変換の方法の中から,どのような電圧レベル・トランスレータを選べばよいかを解説します.

特に特別な扱いが必要となる,双方向オープンドレイン信号の変換について詳しく見てみます

Read more...

More
0 0 1,490
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

この記事では、MyNXPアカウントの登録方法を分かりやすく説明します。

またMyNXPアカウントのメリットについても簡単にご紹介します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,143
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXP製品の使用方法が分からない場合や、ドキュメントを読んでも内容が理解できないときのために、NXPでは問い合わせ窓口を用意しています。
この記事では、実際にどのように問い合わせを行えばよいのか、手順を分かりやすくご紹介します。
*2025年6月より、日本語での問い合わせが可能になりました。

Read more...

More
1 0 1,539
yutaka_ando
NXP Employee
NXP Employee

i.MXアプリケーション・プロセッサのLinux BSPに含まれるデモ・リポジトリ「GoPoint」を紹介します。
「GoPoint」には、物体/顔検出などのMachine Learning (ML)をはじめ、ビデオ再生カメラのISP調整3Dグラフィックス(OpenGL ES)などのマルチメディアのデモがあり、i.MXアプリケーション・プロセッサの各種機能を簡単に確認できますので、是非お試しください。

Read more...

More
1 0 1,226
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

(読了:5分)

Read more...

More
2 0 1,809
Takayoshi_Obara
NXP Employee
NXP Employee

NXPのパワーマネージメントIC(PMIC/SBC)を車載向けマイコン(S32シリーズ)に使用するメリットを4つ説明します。

Read more...

More
2 0 1,725
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPが電源製品を持っているってご存じでしたか?

我々の電源製品のメリットや、電源の基礎に関する記事をこちらのサイトにまとめましたので、是非ブックマークを!

Read more...

More
1 0 1,716
Yusei_Uegama
NXP Employee
NXP Employee

組込み機器へのAI/ML導入における課題に対して、NXPのAI/MLソリューション eIQを活用するメリットをご紹介します

-LLM+RAGソリューションをリリース予定

-時系列AI、画像処理AIモデルを開発

-Convert機能により、既存のAI/ML資産をスムーズに移行

Read more...

More
3 0 2,479
Takayoshi_Obara
NXP Employee
NXP Employee

NXPのパワーマネージメントIC(PMIC)をi.MXアプリケーション・プロセッサ(MPU)向けに使用するメリット使用するメリットを6つ説明します。

 

Read more...

More
3 0 1,754
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

リアルタイムクロック(RTC)には数多くのチップがあるどころか,マイコンやプロセッサにもその機能が内蔵されています.
この記事では,「そもそもRTCとは何なのか?」から,「内蔵RTCを使わずに外付けRTCチップを使うメリットは何なのか?」さらに「それらをどのように選択すれば良いのか?」を解説します.

Read more...

More
1 0 4,649
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

I3C温度センサ:P3T1755をMCXマイコンで動作させるサンプルコードが,NXPアプリケーション・コード・ハブで公開されています.この記事では,このサンプルコードを動作させるための手順を紹介.
必要となる機材はMCXマイコンの評価基板:FRDM-MCXN947,またはFRDM-MCXA153.これらの評価基板上にはP3T1755を搭載しているので,そのままの状態でI3Cの動作を試せます.同サンプルコードではP3T1755の単体評価基板:P3T1755DP-ARDを接続しての動作評価も可能.複数のP3T1755を接続しての動的アドレス割り当てやIBI(In-band interrupt:インバンド割込)機能も試せます.

Read more...

More
1 0 2,741
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

最近耳にするようになった『I3Cバス』.
これはI²CやSPIの後継となるべく,MIPIによって規定された新世代のシリアルバス仕様です.I3CはI²Cと同じ2線式のバスですが,I²Cに比べ通信速度が速く,低消費電力.さらにこれまでは追加で必要となった割り込み信号もこの2本線で扱えるよう少線化にも役立つような仕様となっています.
またI²Cと下位互換性を持ち,同一バス上にこれまでのI²CターゲットとI3Cターゲットを混在させて使うこともできます.
NXPではI3C対応のマイコン/プロセッサやセンサ,ターゲットとなるセンサ・デバイスや,ハブ/マルチプレクサ/信号レベル変換器などの様々な製品がラインナップされています.

Read more...

More
2 0 7,213
xinyu_chen
NXP Employee
NXP Employee

i.MX93 Smart Appliance PoC demonstrate and simulate a smart fridge by i.MX93, which supports low power, fast boot, lightweight GUI, AI vision for food refreshness check, MATTER connectivity and Voice control UI, etc.

Read more...

More
0 0 1,188
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

双方向電圧レベル・シフタ評価ボード:NTS0304EUK-ARDの動かし方の動画を公開。

NTS0304Eは,双方向の電圧レベル変換を可能にする自動方向検知機能を備えた4ビット・デュアル電圧変換トランシーバです。

Read more...

More
0 0 1,845
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

Yocto Linux BSPのビルド時におけるTIPS(ビルドの効率化、Dockerを使ってビルド等)を紹介します。

Read more...

More
0 0 5,333
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

i.MX 8M PlusのEVKをベースに、Yocto Linuxのビルド方法をご紹介します。

Yocto Linux BSPは、6.1.55-2.2.0を使用しています。

Read more...

More
0 0 7,780
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPの「MCX N947」マイコンをベースに、ハンズオン形式で、画像認識サンプルコードの実装を紹介します。

Read more...

More
3 0 3,764
jana_t
NXP Employee
NXP Employee

  • MicroPython firmware upload via LinkServer
  • REPL communication though PuTTY
  • VS Code for MicroPython code
Read more...

More
3 0 6,631
Andrei_Terechko
NXP Employee
NXP Employee

Daruma is a design pattern for multi-channel redundant automated driving systems. The video demonstration of the Daruma’s proof of concept shows improvements of automated vehicle’s safety and availability in the CARLA simulator.

Read more...

More
2 0 8,524
rares_butilca
NXP Employee
NXP Employee

A beginner-level model example that can be implemented using NXP's Model-Based Design Toolbox. Learn how to design, build and deploy an embedded program that can run on any MCU.

Read more...

More
6 0 6,117
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

NXP has released a new library, replacing LPCUSBSIO, to enable communication via USB bridges available on evaluation boards with LPC-Link2 and upcoming MCU-Link probes. User documentation and a Python wrapper are also available.

Read more...

More
0 0 2,966
CosminB05
NXP Employee
NXP Employee

An interactive tutorial on how to create your own MATLAB Simulink temperature sensor application by applying the model-based design approach, how to configure and use the i.MXRT1060 EVK using NXP MCUXpresso, a thermistor module and the IMXRT Toolbox.

Read more...

More
2 0 5,144
Irina_Costachescu
NXP Employee
NXP Employee

The Local Interconnect Network (LIN) was developed as a complementally bus standard to the Controller Area Network (CAN bus) to address the need for a cost-efficient network for lower performance devices within the vehicle.  While the CAN network was already in place within vehicles, its high bandwidth and advanced error detection capabilities were overkill (and thus, cost-prohibitive) for lower performance applications such as seat and window controllers.

Read more...

More
2 2 24.9K
Irina_Costachescu
NXP Employee
NXP Employee

CAN FD is an extension to the Classic CAN protocol that was developed to meet the needs of modern vehicles wherever-increasing numbers of embedded electronics are transmitting ever-increasing amounts of control and diagnostic data.  Because the original CAN specification has a maximum bandwidth limitation of 1 Mbps, data-dense activities like ECU flashing and advanced driver assistance systems (ADAS) ADAS applications were being impeded, forcing automotive manufacturers to add multiple CAN networks into newer vehicles.

Read more...

More
2 0 12.7K
Irina_Costachescu
NXP Employee
NXP Employee

Communication between these subsystems is critical to ensure the reliability and safety demanded in the automotive market.  The Controller Area Network (CAN bus) is a message-based communication network standard that allows ECUs to communicate within a vehicle without the use of dedicated analog signal wires. 

Read more...

More
14 0 62.8K