NXP Tech Blog

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP Tech Blog

ZHOU_XIAO
NXP Employee
NXP Employee

 産業機器における通信は、従来のフィールドバスからEthernetベースへと急速に移行しています。その中心となっているのが、産業用Ethernetプロトコルです。

 本記事では、広く利用されている以下の3つのプロトコルにフォーカスし、それぞれの技術構造設計思想の違いを分かりやすく解説します。

  1. EtherCAT
  2. PROFINET
  3. EtherNet/IP

(※評価・実装方法については別の記事で解説予定です)

 
産業用Ethernet主流のEtherCAT・PROFINET・EtherNet/IPの3大プロトコルを取り上げ、それぞれの技術構造と設計思想の違いを分かりやすく解説します。
 

(読了時間:15分)

Read more...

More
3 0 1,511
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

最近注目を集める比較的新しいRTOSがあります。それが「Zephyr® OS」です。読み方は、「ゼファー」です。

このZephyr OSは、世界の名だたる有名企業がこぞって開発協力やサポートを強化しているオープンソースのRTOSで、NXPはこのZephyr設立当初からのプラチナメンバーとして活動しています。

本ページでは、Zephyr OSを使うためのお役立ち情報をまとめていますので、是非ご活用ください。

Read more...

More
0 0 2,698
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

Zephyr公式のGetting Started Guideに従ってインストールしたZephyr SDK 1.0.0をMCUXpresso for VSCにインポートすると,デバッガ(GDB)の起動に失敗するという問題が2026年3月23日現在確認されています.原因はSDK 1.0.0でツールチェーンのディレクトリ構造が変更されたことにあり,MCUXpresso機能拡張が新しいパス構造に未対応であるためです.launch.jsonへの直接記述でも回避できないこの問題は,SDK 1.0.0ディレクトリのルートに旧来のパスへのシンボリックリンクを作成するという簡単な操作で解決できます.本記事では,Zephyr環境のインポート手順からシンボリックリンクによるワークアラウンドの適用まで,スクリーンショットを交えてステップごとに解説します.スクリーンショット 2026-03-23 8.33.46.pngスクリーンショット 2026-03-23 8.33.46.png

Read more...

More
0 0 804
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPの汎用マイコン向けRTOS「Zephyr OS」で,タッチ対応液晶GUIを動かすまでの手順をステップ・バイ・ステップで解説します.

GUIの構築には,マイコン向け軽量GUIライブラリ「LVGL」と,そのコードをGUI操作で生成できるNXP製ツール「GUI Guider」を使用します.GUI GuiderのサンプルプロジェクトをZephyr用にエクスポートし,i.MX RT1060評価キット(MIMXRT1060-EVKC)と液晶パネル(RK043FN66HS-CTG)上で実際に動作させることがゴールです.

なお,このGUIサンプルのビルドには,現時点ではZephyr OS v4.0.0とZephyr SDK 0.17.0の特定の組み合わせが必要です.この記事では,最新のZephyr環境(v4.3.99)からv4.0.0へ一時的に切り替える方法,パッチの適用,ビルドと書き込み,そして作業後に元の環境へ戻す手順までを詳しく説明します.

DSC_2621 (1).jpegDSC_2621 (1).jpeg

 

Read more...

More
0 0 1,545
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

EtherCATとモータ制御を一体化したデモと、それを実現する高性能マイコンi.MX RT1180についてご紹介します。

このデモでは、EtherCATによる同期性能と、それに連動する高精度なモータ制御を実演しています。

(読了:10分)

Read more...

More
1 0 1,218
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では半導体ハードウェアに搭載されるセキュリティ機能とは何か?それを実現する技術/製品の種類(セキュアエレメント、セキュアエンクレーブ、TPM、HSM、TEE、TrustZoneなど)について概要を紹介します。

(読了:10分)

Read more...

More
2 0 3,157
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では、製品のセキュリティ対応において一般的に直面する課題と、それらをNXPのハードウェア・セキュリティ・ソリューション(暗号アクセラレータ内蔵MCU/MPU、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュア・エレメント/オーセンティケータ、EdgeLock 2GO:セキュア・プロビジョニング・サービス)を活用することで、どのように解決できるかを簡単にご紹介します。

(読了:10分)

Read more...

More
2 0 2,073
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hey everyone!! This one is going to be a very brief blog. A lot of times, system developers encounter OOPS from the linux kernel while tweaking in the kernel drivers.
A kernel OOPS is a non-fatal but serious error that help developers debug the potential problems.
It is like the kernel is the patient with an illness trying to talk to a doctor and telling what is wrong with it so that the developers can identify the issue and fix it.

It generally occurs when the kernel detects an invalid operation such as an illegal memory access, NULL pointer dereferences, invalid instruction execution. An OOPS doesn't necessarily mean that the system will stop working right there and then. However, it does impact the reliability of the system until a point at which the system could potentially halt and stop working.

Read more...

More
1 0 4,121
Yusei_Uegama
NXP Employee
NXP Employee

組込み機器へのAI/ML導入における課題に対して、NXPのAI/MLソリューション eIQを活用するメリットをご紹介します

-LLM+RAGソリューションをリリース予定

-時系列AI、画像処理AIモデルを開発

-Convert機能により、既存のAI/ML資産をスムーズに移行

Read more...

More
3 0 4,774
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

双方向電圧レベル・シフタ評価ボード:NTS0304EUK-ARDの動かし方の動画を公開。

NTS0304Eは,双方向の電圧レベル変換を可能にする自動方向検知機能を備えた4ビット・デュアル電圧変換トランシーバです。

Read more...

More
0 0 2,918
addiyi
NXP Employee
NXP Employee

Memory validation supports i.MX RT devices and it is available on top of Peripherals tool for SEMC, FlexSPI and FCB components.

Read more...

More
0 0 2,515
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

When running firmware v3.xxx onwards, MCU-Link uses WinUSB, so make sure your firmware matches a compatible MCUXpresso IDE version.

Read more...

More
2 0 6,958
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

The RT685-AUD-EVK allowed me to validate my custom frontend circuitry and get started on other critical DSP software development.  I was able to connect the piezoelectric saddle pickups on my engineering guitar into the test bed via the custom daughtercard. From here I can focus on firmware in the MCU and DSP cores in the RT685. 

Read more...

More
1 0 9,171
kyledando
NXP Employee
NXP Employee

Please find document which is missing in the latest SDK bundle location for RT devices \docs\wireless\Release Notes.

Read more...

More
0 0 7,982
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

The latest release of NXP's free UI design tool for LVGL is out now - GUI Guider 1.3.1 features major improvements in usability and optimization. 

Read more...

More
0 0 5,474
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

NXP's free UI design tool for the open source LVGL graphics library continues to add great new features and capabilities. GUI Guider 1.3.0 was released on January 24th 2022 and includes exciting new widgets, more host platform support, Keil project output and Micropython.

Read more...

More
0 0 4,530
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

Animation.gifAnimation.gif

Read more...

More
1 0 16K
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

The SuperMonkey is here!  Come see the bring-up of an i.MX RT685 based design that uses QSPI flash connected to FlexSPI Port A.

 

  Eli_H_0-1635798852532.pngEli_H_0-1635798852532.png

Read more...

More
2 0 7,746
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

NXP has now introduced MCU-Link Pro - the second incarnation of the MCU-Link debug probe architecture, adding several powerful capabilities and features to build on the entry level MCU-Link standalone model. This includes power/energy measurement, USB bridging and a J-Link firmware option.

MCU-Link-PRO_TOP_sm_crop.pngMCU-Link-PRO_TOP_sm_crop.png

Read more...

More
2 0 4,348
CosminB05
NXP Employee
NXP Employee

An interactive tutorial on how to create your own MATLAB Simulink temperature sensor application by applying the model-based design approach, how to configure and use the i.MXRT1060 EVK using NXP MCUXpresso, a thermistor module and the IMXRT Toolbox.

Read more...

More
2 0 6,511
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

In my previous two articles,  we examined the core components to an RT600 hardware design using the code name “Super-Monkey”.   The objective of the Super-Monkey project to produce minimal configuration design example using RT685 audio crossover MCU that would support my real-time audio processing projects.   There is quite a bit IO available on the RT685, but I chose to constrain my design to the most common functions for real-time audio.   My applications generally use professional, “flagship quality” audio codecs for musical instrument signal processing.   Using this as a guide, the process of coming up with a minimal IO complement was simplified.  It is time to now time reveal the Super-Monkey design!

Read more...

More
2 0 6,125
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

This article will continue detailing a minimal configuration design that uses an i.MX RT685 crossover MCU.    In the first article of this hardware design series, I introduced the power supply architecture of the RT600 series and illustrated some of the package/PCB layout features of the VFBGA176 package.       I also introduced some of the specs I am working towards for the “Super-Monkey” module and will power some of my future real-time audio processing projects.

Read more...

More
1 0 8,029
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

As a real-world example, I this article is part one of several articles that will step through a basic RT600 hardware design and bring-up.   I find this to be a very useful exercise as high-end MCU’s can be overwhelming, especially to those coming from a traditional MCU background.   The goal here is to develop a simple “minimal configuration” example and build it for a demonstration.   

Read more...

More
1 0 8,921
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

In Part 1 of our introduction to the RT600 crossover MCU,  we examined the RT600 CPU/DSP core complex and its unique system memory architecture.   In part 2, we will put a spotlight on some other unique peripheral features that make the RT600 standout as a high-performance audio crossover MCU.

Read more...

More
0 0 5,496
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

This article is the first part of a two part series focusing in on one of the newer members of the i.MX RT crossover family: the RT600.     The RT600 crossover MCUs are focused on real-time number crunching applications such as audio, sensor fusion and machine learning.     

Read more...

More
1 0 6,981
lpcxpresso_supp
NXP Employee
NXP Employee

Please find attached a document detailing various features related to using the IMXRT1170-EVK(B) evaluation board with MCUXpresso IDE v11.x.x and SDK v2.x.x, including details of multicore debugging and how to enable SWO trace on this MCU.

Read more...

More
3 1 13.5K
petrstruzka
NXP Employee
NXP Employee

We are pleased to announce that MCUXpresso Secure Provisioning Tool v2.1 is now available.

MCUXpresso Secure Provisioning Tool is a graphical user interface (GUI) tool covering the secure boot
process, aimed primarily at microcontroller customers. It provides unified GUI front-end over existing
command-line tools - FlashLoader, elftosb, blhost, cst.

Read more...

More
0 0 3,027
nxf64478
NXP Employee
NXP Employee

The i.MX RT series bridges the simplicity of MCUs with the complexity of applications processors into a hybrid portfolio offering ease-of-use designed to address the growing consumer demand for enhanced user experiences. Offering high-performance – up to 1Ghz – modernized HMI capabilities, expanded memory options, and advanced security, the i.MX RT series can help you push the boundaries of what is possible in the IoT – even on price-conscious designs.  The possibilities are endless: Imagine using the i.MX RT in clothing technology to help manage airflow; and maybe that device interacts with others such as smartwatches to actively cool the body. Similarly, imagine adding IoT capabilities to gaming devices for an enhanced gaming experience.

Read more...

More
0 0 2,336
ioana_maria_cul
Contributor I

This project was implemented by Ioana CULIC ([email protected]), PhD candidate at the Politehnica University of Bucharest, and Alexandru VOCHESCU ([email protected]) as part of his bachelor thesis at the Politehnica University of Bucharest. All the contributions are open source and are part of the Tock project, available on github.

Read more...

More
0 0 4,197
ashokfair
Contributor IV

Hi All,

This is Mini Drum Pad build in with IMXRT1015. Also it has AFE shield board which is used for capsense buttons.

IMX RT is, using SAI to play the audio file at 16KHZ. I have created 12 samples (.wav file) and the raw data is stored in the music file. Based on the capsense button press triggering the sound effect.

Speaker I used is from Boat, it has internal battery so only thing required is to feed the Aux input from IMXRT EVK.

I felt that, button sense over I2C bit slow due to that having the limitation of playing the music as faster. Anyway its just demonstration of my concept.

Read more...

More
0 0 2,465