Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
電源サイクル時の IPCF-(S32k358) 初期化に関する問題 (デュアルコア セットアップ) 電源サイクル時の IPCF 初期化に関する問題 (デュアルコア セットアップ) 2つのコア間でメモリを共有するためにIPCFを使用しています。基本的な検証のために、以下の2つの機能を実行しています。 コア0 :LED点滅 コア2 : eMIOSによるPWM生成 両方のコアはIPCFを正しく実行するように設定されています。システムをデバッグモードで実行すると、LEDの点滅とPWMはどちらも正常に動作し、すべてが期待通りに動作します。しかし、電源を入れ直す(ボードの電源をオフ/オンする)と、何も実行されず、LEDの点滅もPWMも動作しません。 これまで試してみたことは次のとおりです。 IPCF 初期化中の競合状態を回避するために、Core 2 に遅延を追加しました。 IPCF なしでシステムをテストしました。IPCF を削除した後、電源を入れ直した後やデバッグ モードでもすべて正常に動作します。これにより、IPCF が問題に関連していることが確認されます。 問題を次の行に絞り込みました: ipc_shm_init(&ipcf_shm_instances_cfg); この関数呼び出しの後に配置されたものは、電源サイクルでは実行されません。 残留データが問題の原因である可能性があると疑い、使用前に共有メモリをクリアしようとしました。ただし、メモリのクリアを組み込むと、電源投入後にシステムが再び動作しなくなります (ただし、デバッグ モードでは引き続き動作します)。 共有メモリをクリアする方法は次のとおりです。 #IPCF_LOCAL_MEM_ADDR ((void *)0x20480000U) を定義します。 #IPCF_REMOTE_MEM_ADDR ((void *)0x20482000U) を定義します。 #IPCF_MEM_SIZE (0x2000U) を定義します void clear_ipcf_shared_memory(void) { メモリセット(IPCF_LOCAL_MEM_ADDR, 0, IPCF_MEM_SIZE); メモリセット(IPCF_REMOTE_MEM_ADDR, 0, IPCF_MEM_SIZE); } この問題の解決にご協力いただけませんか?参考までに、作業中のプロジェクトファイルも共有しました。 よろしくお願いします。 ガネーシュ・バグワット Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは、ダニエル。 ご指導ありがとうございます。さらに調査を進めると、 startup_cm7.sファイルには共有メモリを初期化するためのセクションが含まれていますが、 #if defined(MULTIPLE_CORE) && defined(MULTIPLE_IMAGE)の下で条件付きでコンパイルされます。これらの定義を含むようにアセンブラ プリプロセッサを更新することで、問題を解決でき、電源を入れ直した後でも IPCF 初期化が正しく機能するようになりました。参考までに添付画像をご覧ください。 ご協力ありがとうございます! よろしくお願いします、 ガネーシュ・バグワット Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは@GaneshBhagwatさん、 SRAM ECC のドキュメントについては、S32K3xx リファレンス マニュアルとこの AN13388 のみがあります: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13388 ただし、任意の RTD サンプル プロジェクトを参照することはCAN。 SRAM ECC は起動コードで初期化されます。 よろしくお願いいたします。 ダニエル NXPが提供するあらゆるサポート、情報、テクノロジー(以下「資料」)は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もなく現状のまま提供され、NXPは、適用法で認められる最大限の範囲において、資料に関連する直接的および間接的な責任および損害を一切否認します。NXPは、アプリケーションまたは製品設計に関するいかなる支援についても責任を負いません。資料は、NXP製品に関連してのみ使用できます。資料に関してNXPに提供されたフィードバックは、NXPにより制限なく使用できます。 Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) スタートアップ コードで ECC 初期化を正しく実装する方法に関する詳細なドキュメントや例がどこで見つかるか教えてください。 また、ECC 関連の問題以外に、電源サイクル後に同様の HardFaults を引き起こす可能性のある他の一般的な原因はありますか? Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは、ダニエル。 迅速なご対応に改めて感謝申し上げます。 参考までに、メモリ ビューのスクリーンショットを添付しました。1 つはデバッガーの起動直後に撮影したもので、もう 1 つは HardFault が発生したときに電源を入れ直した後にキャプチャしたものです。アドレス 0x20482008 には ?? が表示されませんが、この場所の値はデバッガー セッションと電源サイクル後とで異なることに気付きました。 今後とも変わらぬサポートを賜りますようお願い申し上げます。 よろしくお願いします、 ガネーシュ・バグワット Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは@GaneshBhagwatさん、 この問題は初期化されていない SRAM ECC によって発生している可能性があります。 通常、SRAM ECC はデバッガーによって初期化されます。デバッガーを使用しない場合、アプリケーションは起動コードで ECC 初期化を処理する必要があります。これを行わないと、初期化されていないメモリにアクセスするときに ECC エラーが発生する可能性があります。 これを確認するには、メモリ ビューでアドレス 0x20482008 (正確なバス エラーの BFAR 値) のメモリをチェックしてみてください。その住所に?? が見えますか? SO、初期化されていないメモリによる ECC 障害を示している可能性があります。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは、ダニエル。 迅速なご対応ありがとうございます。 ご提案通り再度確認しました。リセットせずにデバッガーを再接続すると、コードは関数 void clear_ipcf_shared_memory(void) 内でHardFaultになります。 ただし、clear_ipcf_shared_memory() の呼び出しをコメント アウトすると、今度は ipc_shm_init() 内でHardFaultが発生します。 参考までに、両方の HardFault シナリオのスクリーンショットを添付しました。 これらの障害の原因を理解し、問題を解決する方法を教えていただけますか? よろしくお願いします、 ガネーシュ・バグワット Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは@GaneshBhagwatさん、 デバッガーを (リセットせずに) 再度アタッチすると、ipc_shm_init() 内のルックでスタックしますか、それとも障害例外がありますか? Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) また、次のように IPCF で構成されたアドレスで memset を使用して共有メモリをクリアすることも試みました。 memset((void *)ipcf_shm_instances_cfg.shm_cfg[0].local_shm_addr,0、(size_t)ipcf_shm_instances_cfg.shm_cfg[0].shm_size); memset((void *)ipcf_shm_instances_cfg.shm_cfg[0].remote_shm_addr,0、(size_t)ipcf_shm_instances_cfg.shm_cfg[0].shm_size); しかし残念ながら、それでも問題は解決しませんでした。
View full article
CLRC66301B 掉电模式仍消耗 2 mA 而不是 nA 您好,恩智浦社区 我正在使用 CLRC66301B NFC 读卡器IC 并尝试通过将 PDOWN 引脚设为高电平来激活掉电模式 (3.3)V),详见数据手册。但是,电流消耗保持在2 mA,而数据表显示掉电时电流消耗应在8 nA至40 nA之间。 设置详情: PDOWN 引脚:3.3 V(恒定高电平) VDDs:VDD(TX)、VDD(AUX)、VDD(MCU)电压均为 3.3 V 接口:I²C(测试期间空闲) XTAL:连接 27.12 MHz 晶体 当前测量期间无通信或活动 测量电流: ~2 mA 问题 1.在断言 PDOWN 之前是否需要对寄存器进行配置? 2。IRQ、XTAL、IFSEL 或其他 GPIO 能否阻止进入真正的掉电模式? 3.PDOWN 是否需要使用 VDD 或 RESET 进行额外的定时或排序? 如有任何见解或建议,我们将不胜感激。 谢谢! 乌玛桑卡尔 NFC 控制器解决方案 Re: CLRC66301B Power-Down Mode Still Consumes 2 mA Instead of nA 您好, 当您提到当 SDA 和 SCL 物理断开时电流消耗会降低时,是指您移除了该引脚上的所有连接(同时移除主机 MCU 和上拉电阻器),还是指这些线路仅与主机 MCU 断开? 另外,能否请您描述一下测量所用的方法、设备和测试点? Eduardo。 Re: CLRC66301B Power-Down Mode Still Consumes 2 mA Instead of nA 亲爱的恩智浦团队 我使用带有 CLRC66303B 芯片的官方 CLEV6630ARD 板进行了掉电电流测试。只有在进行任何 I²C 通信之前物理断开 SDA 和 SCL 时,电流才会达到 ~40 nA。如果使用一次 I²C,即使将 PDOWN 设为高电平,电流也会保持在 2 mA 以上。 请说明在进入 PDOWN 之前,I²C 线路应该做些什么?具体来说 在断言 PDOWN 之前,MCU 是否应将 SDA 和 SCL 设置为高阻抗(输入,无拉)? 之前的任何 I²C 通信是否会阻止芯片进入真正的硬掉电? 谢谢! Follow-Up: CLRC66303 – High Current in Hard Power-Down Mode (CLEV6630ARD-Based Design) 亲爱的恩智浦团队 我之前曾就 CLRC66301HN 的硬掉电电流提出过问题,你的回复建议迁移到 CLRC663 Plus 系列 (CLRC66303)。此后我改用 CLRC66303B,使用基于 CLEV6630ARD 参考设计的定制板,我想继续提供最新的测试结果。 你之前的回复侧重于 LPCD 行为和 AN11783,但这个问题仅涉及通过 PDOWN 引脚进行硬掉电,没有RF场或 LPCD 处于活动状态。 掉电电流测量 (CLRC66303B): > 当 PDOWN 处于低电平时(芯片处于活动状态,RF场 开启):~100 mA >当 PDOWN 为高电平且存在 I²C 上拉时:~1.2 mA >当 PDOWN 为高且 I²C 线路被驱动为低时: ~6.6 mA >当 PDOWN 为高电平且 I²C 线路在使用前已物理断开时:~40 nA 只有在进行任何 I²C 通信之前物理断开 SDA 和 SCL 连接时,芯片才会在 PDOWN 模式下消耗 ~40 nA 电流。如果只使用一次 I²C,则即使在 PDOWN 钳位高电平之后,电流仍保持高电平。 硬件设置摘要: 芯片:CLRC66303B,I²C 模式。 微控制器:TI CC2652R7,100 kHz I²C 电压:3.3 V 调节 上拉:SDA/SCL 上 4.7 kΩ 至 3.3 V 未使用的引脚:按照数据表拉动 未启用射频或 LPCD 功能 方案设计:基于 CLEV6630ARD(附后) 需要澄清的问题: 1.在 PDOWN 模式期间,SDA/SCL 是否内部偏置? 2。即使后来将PDOWN设置为高电平,之前的任何I²C活动是否会阻止真正的掉电? 3.在断言 PDOWN 之前,是否有必要将 MCU I²C 引脚设置为 Hi-Z(输入,无拉)? 4.是否有恩智浦推荐的方法,可在硬 PDOWN 模式下可靠地实现<100 nA,而无需物理断开 I²C 线路? 我们的目标是确保电池的使用寿命,并且必须实现数据手册中规定的低功耗性能。如果有任何专门关于 PDOWN 行为和 I²C 漏电流的指导或文档,我们将不胜感激。 附上示意图以供参考。 顺祝商祺! Umasankar C Re: CLRC66301B Power-Down Mode Still Consumes 2 mA Instead of nA 你好@Umasankarc 希望你一切顺利。 我知道你使用的是基于 CLRC66301HN(非增强版)的自定义板,对吗?如果是,请考虑我们建议改用 CLRC663 plus 系列 (CLRC66303)。 引脚 PDOWN 的高电平应启用硬掉电。数据手册中描述的掉电电流 (Ipd) 相当于 CLRC663 芯片中所有电源电流的总和;但是,嵌入在板中的外部元器件可能会消耗额外的功率。 AN11783 CLRC663 plus《电源卡检测》第 3.4 节中描述了一些低功耗设计建议。 Eduardo。
View full article
CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? I was using CW v2.10 in windows 7. But when i am trying to install setup file in windows 10, It is not working.Error scrrenshot is as shown. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows I use MacBook Air M1 (OS: Sonoma 14.7.5 (23H527)) with Wine v10.6 to running CodeWarrior 2.10 for coding. It works super fast. Of course debugging is impossible because luck of PEMicro Apple silicon drivers/support. But on this step I don't need it. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 1) stay with CodeWarrior for MPC55xx/56xx v2.10   I can't use cw 2.10 in Windows 10, and the debug window keeps popping up an undetected disconnected/connected USB cable. I used it https://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?ID=29 The method of webpage cannot solve the problem. In Firmware update, the firmware can be recognized and upgraded normally, and the latest version of the driver has been installed. The driver can also be found in Device Manager. I just can't debug. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? There are Qorivva sample under CW install: C:\Freescale\CW MCU v11.0\MCU\CodeWarrior_Examples\Qorivva_Examples If you need more assistance, please submit a ticket as Stan suggested. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Stan, Thank you for your response. I followed the steps mentioned in option 1. But it is not working for me. I also tried option 2. However, getting many errors in the code warrior IDE. (compiler errors) Any document describing the steps to migrate from old project in CW v2.1 to new project in CW v11.1 ? Is there any sample project for MPC5668G with CW v11.1 ? Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Sukruth, Unfortunately project importer does not support MPC5xxx projects (it is dedicated to DSCs only) in CodeWarrior for MCUs 10.x Anyway, there are essentially two options: 1) stay with CodeWarrior for MPC55xx/56xx v2.10 Althought Windows 10 is officially not supported I've verified it is possible to use it with Windows 10 64bit (IDE + build tools + debugger) I'd suggest you to try: * to run the installer as an administrator. * enter installation path outside of "Program Files" folder (use e.g. "C:\NXP\CW for MPC55xx and MPC56xx 2.10") * run the installer with compatibility mode set to Windows 7 if the suggestions above do not work. * If you install it correctly please download the latest Pemicro Drivers (PEmicro | Experts in Embedded tools for Flash Programming and Development ) 2) migrate your project into CodeWarrior for MCUs v11.0 You will have to create a new project, add your source files and cofigure the project manually. See attached document AN4094 to migrate the build tools settings - CW v2.10 vs. CodeWarrior for MCUs (Eclipse) The advantage of option #2 is you will get the latest compiler version with many issues addressed. If you experience any issues while migrating project we can assist you (in such a case please submit a support ticket for a private support channel: How to submit a new question for NXP Support  Hope it helps. Stan Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Installed and trying to import our old project file . Getting the below error. Is it possible to port project created in CW2.1 to this version? Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? yes, when you create a new project with CodeWarrior11, you will see MPC5668G here Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Are Qorivva® 56xx and POWERPC 5668G both are same? Because in this tool, I didn’t find an option to select the target from POWERPC. Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Sukruth Please use this eclipse version, which can support MPC56xx on win10 CodeWarrior® for Microcontrollers-Eclipse IDE 11.1 | NXP  Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Unfortunately we don't have an option to use windows 7 in our organization. Do you suggest any alternatives to use CW2.1 for windows 10 ? Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Sukruth I checked MPC5668g. Unfortunately, for this chip, we only have CW2.1. no other newer version. Please use CW2.1 on our recommended windows platform. Sorry for the inconvenience. Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Thank you for your reply. I am using MPC5668g (POWERPC controller). Please suggest me the suitable CW version for this target. Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 can support below windows platform.  Microsoft® Windows® XP Windows Vista™, 32-bit or 64-bit edition Windows 7, 32-bit or 64-bit edition CW2.1 was released before win10 launching time, so win10 is not on CW2.1 supporting list. What's your chip part number? I can help you check if there is related CW eclipse version that can support your target. Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
BLW KW45の切断問題 こんにちは、チーム 私たちは eatt ペリフェラルを使用していますが、コード内で eatt を閉じて Windows アプリケーションにデータを送信していますが、約 30 秒後にデバイスが切断されます。 eatt がオンの場合、Windows アプリケーションはデータを受信しないSO、eatt を閉じるようにコードを更新しました。30 秒間の接続中、データはペリフェラルによって送信され、UI アプリによって受信されますが、30 秒後に自動的に切断されます。SO、接続は 30 秒間しか維持されません。SO、切断に影響するパラメータがあるかどうかを一度確認してください。 即時の対応を期待しています! ありがとう! 通信と制御(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | イーサネット | FlexIO) 開発ボード Re: disconnection issue in BLW KW45 問題は解決しました。 ありがとう Re: disconnection issue in BLW KW45 こんにちは。お元気ですか? gFastConnAdvTime_c は広告用の 30 セグメントのタイムアウトを生成します。これはeatt_peripheral.hで宣言されています。パラメータ。 KW45のBLEにおける拡張ATT接続に関する補足情報については、Bluetooth Low Energyアプリケーション開発者ガイドの第4.13章を参照してください。 よろしくお願いいたします。 ルイス
View full article
S32K1xx LIN 堆栈 LDF 分析器 队员们好 客户使用带有 LIN 栈(LIN 2.0 协议)的恩智浦 S32K118 EVB,在加载新的 LDF(LIN 描述文件)时遇到终端错误。同样的 LDF 在 CANoe 中运行正常,但在 NXP Design Studio 中却不行。   Error: "Issue:%error Error: xxxxx.ldf line: 111"NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes. Level:错误 类型:工具问题 工具:外围设备 起源:外设 资源:Sources Information:%error Error: xxxxx.ldf line: 111"NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes." 出现在 零星帧 中,这些零星帧封装了 无条件帧。 当 零星帧名称 被手动添加到 configurable_frames 列表时,错误消失 - 这是意料之外的行为。 这是 Design Studio 的问题、恩智浦 LIN 栈的限制还是 LDF 文件的问题? 为什么工具要求在 configurable_frames 中使用零星帧,而这并不是 LIN 2.0 的标准配置? 谢谢! BR,丹尼尔 LIN_STACK Re: S32K1xx LIN Stack LDF parser 你好,我是@danielmartynek、 能否共享客户使用的 LDF 文件? 从 LIN 规范中我读到了以下内容,我的理解是,所有帧都应列在可配置帧中,即使是零星帧也不例外。 BR 利维乌
View full article
S32K142 の ECC を使用して SRAM のシングルビット エラーを修正するにはどうすればよいですか? SRAMでシングルビットエラーが発生しました。「AN12522 S32K1xx ECCエラー処理」ドキュメントには、エラー処理の3つの方法が紹介されています。シングルビットエラーの修正は自動で行われるのでしょうか?3つの処理方法はどのように設定すればよいでしょうか?ERMはエラー修正イベントの報告のみを行うのでしょうか?それとも、ERMが有効になっていなくてもシングルビットエラーを修正できるのでしょうか? S32K14x および S32K11x デバイスは、単一ビット エラーを同じ方法で処理します。エラー報告モジュール (ERM) は、(有効な場合) 割り込みを生成して、CR0[ESCIEx] ビットを 1 に設定することで有効にできる単一ビット訂正イベントを通知できます。イベントが発生した後にエラーを処理する方法は 3 つあります。 1.通常の MCU 動作: MCU は障害を検出し (障害検出時間)、それを修正します (障害反応時間)。この時点で、MCU は正常に動作し続けます。 2. 障害を管理するための適切な機能安全メカニズムを備えています。MCU は障害を検出し (障害検出時間)、それを修正します (障害反応時間)。この時点で、ソフトウェアは safe_state_system に切り替える必要があります (safe_state_system とは、人身傷害や健康被害が発生する可能性が不当に低い動作モードです)。safe_state_system はユーザーが定義する必要があります。 3. 適切な機能安全メカニズムがない場合: MCU は障害を検出し (障害検出時間)、その後修正しますが、ユーザーにはエラーが発生したことが通知されません。フォールト トレランス時間間隔 (FTTI) が経過した後に危険が発生する可能性があります。 Re: S32K142 ECC如何更正SRAM单比特错误 こんにちは@minsky SRAM 読み取り操作中、ECC デコード ロジックが自動的に動作し、シングル ビット エラー訂正とマルチ ビット訂正不可能な ECC エラー検出を実現します。 複数ビットの訂正不可能なエラーが検出されると、2 サイクルの AHB バス エラー応答が生成され、AHB バスのデータ転送は終了しますが、ターゲット アドレスの SRAM データは変更されません。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MDk0ODcxMw==&mid=2247485836&idx=1&sn=c34d036624606761ad8f67c279251183&chksm=e9124d0ade65c41c2a4d9f4b9fcc7c73b58bd3575828f4afb590646e405aae163765f81da942&scene=21#wechat_redirect https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MDk0ODcxMw==&mid=2247485852&idx=1&sn=a696a936e3645843e555e02d4355f1c4&chksm=e9124d1ade65c40c20ac22924a6c3109ed11706fc346fdeeeee4488411a714515e3700006213&scene=21#wechat_redirect
View full article
lx2080无法从FSPI启动 Hello, we are using the lx2080A processor, a DDR controller, five 1G×16 DDR devices, and adopting a 64-bit memory. I configured this RCW by disabling the SerDes configuration and programming the FSPI_Flash with reference to your reply as shown in the figure below:您好,我们正在使用 lx2080A 处理器、一个 DDR 控制器、五个 1G×16 的 DDR 设备,并采用 64 位内存。我根据您的回复禁用了 SerDes 配置,并对 FSPI_Flash 进行了编程,如下面的图所示配置了此 RCW:您好,我们正在使用 lx2080A 处理器、一个 DDR 控制器、五个 1G×16 的 DDR 设备,并采用 64 位内存。我根据您的回复禁用了 SerDes 配置,并对 FSPI_Flash 进行了编程,如下面的图所示配置了此 RCW: 您好,我们正在使用 lx2080A 处理器、一个 DDR 控制器、五个 1G×16 的 DDR 设备,并采用 64 位内存。我根据您的回复禁用了 SerDes 配置,并对 FSPI_Flash 进行了编程,如下面的图所示配置了此 RCW: Re: lx2080无法从FSPI启动 Dear @Zhoute, I have reviewed your log file and looks like you have configured a DIMM instead a SDRAM >> INFO: Invalid SPD at address 0x51 INFO: done with controller 0 ERROR: First slot cannot be empty. ERROR: Parsing DIMM Error ERROR: DDR init failed. NOTICE: Incorrect DRAM0 size is defined in platform_def.h INFO: DDR Controller 1. INFO: Configuring TrustZone Controller INFO: Configuring TrustZone Controller INFO: DDR Controller 2. INFO: Configuring TrustZone Controller INFO: Configuring TrustZone Controller INFO: BL2: Doing platform setup INFO: BL2: Loading image id 3 WARNING: Firmware Image Package header check failed. WARNING: Failed to obtain reference to image id=3 (-2) ERROR: BL2: Failed to load image id 3 (-2) >> please double check to the settings into the ddr_init.c once you modify the file please be sure to build the image. BR LFGP Re: lx2080无法从FSPI启动 @LFGP Thank you very much. I have uploaded my log information in the comment section. This is my print information. Please analyze it. LX2160A-RDB LAYERSCAPE-SDK  Re: lx2080无法从FSPI启动 Dear @Zhoute, let me know the log regarding your message >> 1. With reference to the LSDKUG_Rev21.08 document, I compiled and generated TF-A related firmware using flex-builder. The official default firmware, rcw_2200_750_3200_19_5_2_ser_pbi_dis.bin, was synthesized into bl2_flexspi_nor.pbl via flex-builder. After burning it into the FlexSPI Flash, there was output on the serial port << if you have a DDR issue you need to correct the settings in your RCW, if they are correct, then you have to measure the voltaje and clocks of your DDR. Regarding your last question >> Is it correct to select "DiscreteType"? ans. yes it is correct. Re: lx2080无法从FSPI启动 @LFGP ,This file is log message!Thanks a lot Re: lx2080无法从FSPI启动 @LFGP  Hello, dear LFGP, here is a description of my questions: 1. With reference to the LSDKUG_Rev21.08 document, I compiled and generated TF-A related firmware using flex-builder. The official default firmware, rcw_2200_750_3200_19_5_2_ser_pbi_dis.bin, was synthesized into bl2_flexspi_nor.pbl via flex-builder. After burning it into the FlexSPI Flash, there was output on the serial port. Our DDR hardware is set to use discrete chips. We configured the PBL through the CodeWarrior Development Studio for QorIQ LS series development environment, generated the PBL_Binary.bin file (i.e., RCW), and synthesized bl2_flexspi_nor.pbl via flex-builder. However, after burning it into the FlexSPI Flash, there was no output on the serial port. 2. By modifying the DDR configuration parameters, we used the ddr_init.c (for setting DDR parameters), ddr.h, and platform_def1.h (for configuring DDR hardware type) in the Generated_Code path under the project directory to synchronously modify the corresponding ddr_init.c, platform_def.h, etc., in flex-builder (path: components/firmware/atf/plat/nxp/soc-lx2160a/lx2160ardb). Is this modification method correct? 3. Our hardware uses DDR4 discrete chips. Is it correct to select "DiscreteType"?3. 我们的硬件使用的是 DDR4 离散芯片。选择“DiscreteType”正确吗? Generated_Code.rar is the code generated after modifying ddr.Pbl_binary.bin is the code we generated based on the actual hardware configuration. rcw_2200_750_3200_19_5_2_ser_pbi_dis.bin file is the file generated using the official compilation. Re: lx2080无法从FSPI启动 Dear @Zhoute please share your RCW configuration file and the SERDES options you have stated. The replay you mentioned is not from someone in NXP. Also please share the log boot. thanks for your comprehension. BR LFGP
View full article
将新相机移植到 imx7d 时出现的 Android 框架问题 您好, 我正在将新相机移植到 imx7D 板上。它输出 640x480 YUYV 图像,而我的屏幕是 320x240 RGB565。我注意到 libcamera3 中有一些用于 OV5640 的配置文件,我试着参考这些文件编写自己的 cpp 文件。但看起来,安卓框架在颜色转换方面存在一些错误。我的屏幕显示大量绿色像素。 您能给我一些建议吗? #linux #Android Linux Re: Android framework issue while porting new camera to imx7d 问题解决了。以前的相机不能输出 YUYV 格式,只能提供 RAW8/RAW10 格式(但数据表上说有 YUYV 格式......)。我又买了一批新相机,它们都能正确显示视频。 Re: Android framework issue while porting new camera to imx7d 你好, ,我之前尝试过两种 YUYV,但都不行 --> 最初的 hal 驱动程序也支持它,但它可以在捕获和渲染时运行。请确保 HAL 格式的输入和输出没有问题。然后检查 android 框架配置和您的应用程序,确保应用层可以正确转换和显示它。 致敬, Zhiming Re: Android framework issue while porting new camera to imx7d 嗨,志明、 我之前试过两种 YUYV,但都不行。因此,我试图在这里使用不同的 availFormats。 顺祝商祺! PatrickZ     Re: Android framework issue while porting new camera to imx7d 你好, 你想在 HAL 层中将相机格式转换为 RGB 吗?为什么要在 HAL 代码中注释 YUYV。我认为你不需要在 HAL 层中将其转换为 RGB。 致敬, Zhiming
View full article
使用矢量 CAN 接口在 CANOE 上测试与 s32k144 的 CAN 通信 你好我想借助矢量 CAN 接口测试使用 CANOE 的 s32k144 板的 CAN 通信。但不知道如何才能做到。如果您有任何支持或参考,欢迎您开始使用。 Re: Testing CAN communication with s32k144 on CANOE using vector CAN interface 你好,Julian AragonM,感谢您的回复。我可以使用矢量 CAN 接口在 CANOE 上查看 CAN 日志,方法是将 CAN 线一端直接连接到 s32k144 CAN 引脚& ,另一端连接到矢量提供的电缆上,矢量 CAN 接口不带终端电阻。 Re: Testing CAN communication with s32k144 on CANOE using vector CAN interface 你好,我是@Chandrakant、 你可以参考 AN5413:S32K1xx 系列食谱 ——应用笔记。第 2.9 和 2.10 节提供了一些配置 FlexCAN 的例程。 您也可以参考 RTD 示例,但请记住,最新代码包中的示例配置为 " loopback " 操作,这意味着不使用收发器。您必须为通信配置引脚,并将操作更改为"正常/用户模式" 。 有一份 HOWTO 列表:S32DS - HOWTO 列表 - NXP 社区,解释了如何从较新的 SW 安装和导入示例。 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
ADC+DMA 首次转换超时 微控制器:s32k312 问题描述: 在组转换模式下使用带 DMA 的 ADC 时,我发现一个持续的问题,即第一次转换启动(Adc_StartGroupConversion)总是导致超时。具体来说 群组通知回调永远不会触发​ 轮询任务中的群组状态时,它会无限期地停留在 " busy " 如果我执行 超时处理程序(由初始失败触发),该处理程序 调用 adc_stopGroupConversion,然后再调用 第二个 ADC_st artGroupConversion,则 后续转换可以 完美运行,不会出现任何 其他问题。 Adc_StartGroupConversion(gularrMcuWrapAdcGroups[ulAdcIter]); Adc_StopGroupConversion(gularrMcuWrapAdcGroups[ulAdcIter]); 问题​ 是否有人遇到过类似的情况,即第一个 ADC 组转换失败(超时/忙状态),但之后工作正常? 这是否是 ADC+DMA 组的已知初始化序列要求(例如,需要一个虚拟转换来"prime" 硬件)? 这是否与时钟门控、开机状态或 DMA 初始化时序有关? 希望了解根本原因或建议的初始化做法,以避免这种变通办法。
View full article
NTAG5 Boost (NTA53321G0FTTZ) - NFC 在接通外部电源时停止工作 大家好, 我正在制作一个定制 PCB,其中包括NTAG5 Boost(零件编号 NTA53321G0FTTZ)。 我没有使用能量收集,而是通过电缆为板供电。 问题: 当板未通电时,我可以毫无问题地使用手机的 NFC 扫描、读取和写入 NTAG5。 只要我为板接上外部电源,NTAG5 就会完全从 NFC 中消失 ——它根本无法扫描、读取或被检测到。 立即关闭板使其可以再次扫描。 预期用例: 我想在I²C 主模式下使用 NTAG5(NFC 到 I²C 桥接器)。 从数据表中,我了解到仲裁器可以控制 NFC/I²C 访问,我想知道当 I²C 端处于活动状态时,它是否会阻止 NFC 字段访问。 我试过的 验证了我的布线 - SDA/SCL 线路是用 ~3.3 kΩ 上拉连接的。 未连接能量收集引脚。 尝试了不同的 CONFIG_1 设置(USE_CASE_CONF = I²C Master,PT_TRANSFER_DIR = NFC → I²C)。 确认配置值已正确写入。 检查了 ED/PWM0 引脚是否被故意驱动为低电平(但我不确定在我的情况下是否需要上拉)。 我怀疑: 可能是配置或默认开机设置问题。 可能是仲裁器或 ED 引脚状态在通电时阻塞了 NFC。 或者,NTAG5 默认为 I²C 从属行为,并 "等待 "I²C,实际上忽略了 NFC。 问题 有没有人见过类似的情况,即施加 VCC 时 NTAG5 停止响应 NFC? 上电后是否需要明确配置 ED/PWM0 引脚或仲裁器模式? ED 上没有上拉装置会导致这种情况吗? 在没有 MCU 主机控制 NTAG5 的情况下使用 I²C 主控模式时,有什么已知的问题吗? 如果有任何见解或经验,我将不胜感激--我已经在这个问题上纠结了一段时间。 谢谢您! 互联标签解决方案 接触式智能卡读卡器芯片 NFC 控制器解决方案 NFC 前端解决方案 NFC读卡器库 Re: NTAG5 Boost (NTA53321G0FTTZ) – NFC stops working when external power is applied 你好@eleng 由于您使用的是小型天线,主动通信模式 (NTAG 5 升压数据表第 8.2.2 节)。不过,这种配置要求为集成电路提供 Vcc 和 Vcc_tx。 请确保您提供的是 Vcc_tx,并遵循《NTAG 5 Boost 天线设计指南》中的建议。 NTAG 5 升压型天线设计指南. 由于这与您在内部票单中提交的主题相同,我们将在该票单中继续沟通。 Eduardo。
View full article
S32K314 HSE ADKP こんにちは、NXP ADKP(UID多様化によるHSE静的パスワード)機能を開発しています。質問が2つあります。 1、ADKP パスワードを設定するためにインターフェース HSE_ProgramAdkp() を呼び出すと、応答は HSE_SRV_RSP_OK です。HSE_CalculateAdkpHash() を実行した後、インターフェース HSE_ReadAdkp() を呼び出すと、今度は応答が HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED です。なぜかわかりません。 2、JTAG セキュア デバッグが有効になっている場合、消去して再プログラムしたいです。この時点では、最初に S32DS PE デバッグまたは Trace32 を使用して JTAG のロックを解除し、次に Jlink を使用して対応する操作を実行することしかできませんか?CANロック解除プロセスはプログラムフラッシュ内で実行できますか? ご返信をお待ちしております! よろしくお願いいたします! Re: S32K314 HSE ADKP ご返信ありがとうございます! 1、これは「S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0」、具体的にはそのファイル内のS32K344_DemoAppTemplateに基づいています。 Re: S32K314 HSE ADKP 1) これはどのサンプルコードに基づいていますか? 2) 決してそうではありません。セキュア デバッグを適用すると、リセットのたびにパスワードを入力する必要があり、永続的なロック解除はできなくなります。これはデバッガーでサポートされる必要があります。私は PeMicro と TRACE32 を認識しています。Segger については、サポートに問い合わせてください。サポートされているかどうかはわかりませんが、次のThreadではサポートされていないと言われています。 https://community.nxp.com/t5/S32K/s32k3-secure-debug-interface/mp/1954589
View full article
关联命令中的随机数据 -(使用 Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 大家好 在分析了 HostCmd_CMD_802_11_ASSOCIATE 命令后,我得出结论,在作为一个站连接到接入点时,有一些字段没有设置,而是发送了随机数据。 这涉及到全局例程wlan_cmd_802_11 _associate(): 第一个位置位于 /* 设置监听间隔 */ passo->监听间隔= wlan_cpu_to_le16(pmpriv-)>listen_interval); /* 设置信标周期 */ 通过>信标周期= wlan_cpu_too_le16(pbss_desc-)>信标周期); 在这里,监听和信标周期被插入报文头,但还有一个名为 t_u8dtim_period; 的字段没有填写,因此有一个随机值(取决于缓冲区中原来使用的值) 第二个位置位于 pss_tlv = (MrvlIEtypes_SsParamSet_t *)(void *)pos; pss_tlv->header.type = wlan_cpu_too_le16(TLV_TYPE_CF); pss_tlv->header.len = sizeof(pss_tlv->cf_ibss.cf_param_set); pos += sizeof(pss_tlv->header) + pss_tlv->header.len; 可以看出,插入了一个类型为 TLV_TYPE_CF 的条目,其固定长度为 6 字节,但是 6 字节未写入,因此具有随机值(取决于原始缓冲区内容)。 看起来,如果收到 CF_PARAM_SET ID,cf_param_set 的内容可以选择由扫描数据填充。如果没有收到,最好不要插入存档数据,但如果已经收到,将数据复制到这里可能是正确的。 欢迎提出意见。 Regards Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 嗨,Christine ,我同意这份报告--这正是我所理解(和看到的)的问题。 Regards Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 谢谢您的答复,好的,我明白了。 您能帮忙确认一下我们的理解是否与您一致吗? ============ 关联命令中的未初始化字段 在 wlan_cmd_802_11_associate() 中构建 HostCmd_CMD_802_11_ASSOCIATE 命令时,命令结构中的某些字段从未被明确初始化。 从未明确初始化.这些字段包括 dtim_period(1 字节)位于 listen_interval 和 beacon_period 之后。 类型为 TLV_TYPE_CF 的 TLV 内的 6 字节 cf_param_set。 未初始化数据的影响 由于命令缓冲区可以重复使用,因此这些字段会保留 先前内存内容 中的 随机剩余值 。这可能导致: 向 AP 发送的 DTIM 周期不正确,可能会影响省电和组播传输。 TLV 中包含随机 CF 参数值,可能导致无法预测的接入点行为或协商失败。 您的验证 您可以通过在函数运行之前使用已知模式(0x55 和 0xAA)初始化缓冲区并在执行后观察未更改的字节来确认这一点。 屏幕截图显示这些字节仍然是初始模式,这证明它们从来不是由代码编写的。 您的期望 这些字段 不应保持未初始化状态.它们应该 使用扫描结果中的有效数据填充(例如,用于 DTIM 的 pbss_desc->dtim_period)。 如果没有有效数据,则明确清零。 对于 TLV_TYPE_CF,如果扫描期间未收到 CF 参数,则应跳过该 TLV 或将其填为 0。   根本原因 关联命令生成器没有完全初始化命令结构。 添加可选的字段时未对缺失的扫描数据进行适当处理。 =========== 顺祝商祺! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好 Christine 我用的是嵌入式艺术家板:https://www.embeddedartists.com/products/imx-rt1062-oem/ 为了使用它,我使用了 EVK-MIMXRT1060 的 SDK_2.14.0 以及 Embedded Artists 提供的补丁,以便在他们的硬件上运行。 WiFi 部分没有补丁,只是从 SDK 中获取。 因此,我相信我已经有了最新的 WiFi 库代码。 Regards Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 1.首先,请确认我们的理解是否与您一致。 2. 我想你提到过你在使用:SDK_2.14.0_EVK-MIMXRT1060,但你不太确定。因此,请先检查一下你手中的板是什么,或者给我拍张照片。这样我就可以帮你检查一下。还要让我知道你是否在板上做过任何硬件重做。这样我就能更好地了解你在使用哪个板。 3. 你可以从这里获得我们的最新版本: https://mcuxpresso.nxp.com/select 选择你正在使用的板。 友情提醒 我们有 MIMXRT1060-EVKB/MIMXRT1060-EVKC和 EVK-MIMXRT1060 请手里拿着板选择正确的棋子。   如果你使用的是:EVK-MIMXRT1060,那么 SDK_2.14.0 是最新的 SDK 版本。 如果你使用的是 MIMXRT1060-EVKB 或 MIMXRT1060-EVKC ,最新的 SDK 版本是:SDK 25.09 作为我的屏幕截图 。 顺祝商祺! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好 Christine 不幸的是,我不知道在哪里可以找到我正在使用的版本号,也不知道在哪里可以访问新版本,比如参考的 v25.09.00。 你知道它在哪里吗? 此致 Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 请参阅下文,了解我们内部团队的反馈意见,并确认我们的理解。 关联命令中的未初始化字段 在 wlan_cmd_802_11_associate() 中构建 HostCmd_CMD_802_11_ASSOCIATE 命令时,命令结构中的某些字段从未被明确初始化。 从未明确初始化.这些字段包括 dtim_period(1 字节)位于 listen_interval 和 beacon_period 之后。 类型为 TLV_TYPE_CF 的 TLV 内的 6 字节 cf_param_set。 未初始化数据的影响 由于命令缓冲区可以重复使用,因此这些字段会保留 先前内存内容 中的 随机剩余值 。这可能导致: 向 AP 发送的 DTIM 周期不正确,可能会影响省电和组播传输。 TLV 中包含随机 CF 参数值,可能导致无法预测的接入点行为或协商失败。 您的验证 您可以通过在函数运行之前使用已知模式(0x55 和 0xAA)初始化缓冲区并在执行后观察未更改的字节来确认这一点。 屏幕截图显示这些字节仍然是初始模式,这证明它们从来不是由代码编写的。 您的期望 这些字段 不应保持未初始化状态.它们应该 使用扫描结果中的有效数据填充(例如,用于 DTIM 的 pbss_desc->dtim_period)。 如果没有有效数据,则明确清零。 对于 TLV_TYPE_CF,如果扫描期间未收到 CF 参数,则应跳过该 TLV 或将其填为 0。   根本原因 关联命令生成器没有完全初始化命令结构。 添加可选的字段时未对缺失的扫描数据进行适当处理。   为了帮助缩小问题范围,请帮助使用最新版本 (v25.09.00) 进行测试,并确认该版本中是否存在相同的行为。 致以最诚挚的问候 Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 从我个人的理解来看,我认为你是对的。 但我需要向我们内部的 SDK 专家团队报告,以进行仔细检查,而且我也没有直接修改 SDK 的权限。 一旦得到内部团队的反馈,我们将及时更新。 感谢您与我们分享这些信息,这确实有助于我们改进产品。 顺祝商祺! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 嗨,Christine 以下是显示该问题的调试屏幕截图。 1.我在 wlan_cmd_802_11_associate()[此函数准备关联命令] 中的 cmd->command = wlan_cpu_to_le16(HostCmd_CMD_802_11_ASSOCIATE); ,当工作站连接到接入点时就会出现中断。 2. 我将缓冲区(cmd)设置为初始模式,这样就可以看到例程填写了哪些元素: 3.我让函数完成(现在可以发送内容了),然后再次检查缓冲区的内容。 从缓冲区中可以看出,有 7 个字节没有更改(初始值仍为 0x55)。 (请注意,缓冲区开头的其他一些值也没有改变,但它们是最低一级驱动程序传输内容时填充的长度值) 4. 我现在重复一次,但将 0xAA 设置为初始缓冲区模式。 然后,我让缓冲区再次填满: 这验证了 0x55/0xAA 不是真实值,并确认缓冲区没有完全写入。 第一个单字节是 dtim_period 的位置,通过在代码中添加 p asso-> dtim_period = pbss_desc-> dtim_period; 可以很容易地纠正这个位置。 接下来的 6 个缺失字节是 mrvlieTypes_ssparamset_T 的联合 cf_ibss 的内容应该所在的位置。我不知道它们是从哪里来的,所以没有尝试修改代码。 下面是一个真实连接尝试的示例,缓冲区从之前使用过的内容开始。 填写之前: 填写后 因此,它 "随机 "拥有这些位置上缓冲区中的任何值,这些值可能有效,也可能无效,这取决于它们实际控制的内容和它们碰巧拥有的值。当然,代码的更改或缓冲区使用顺序的改变会导致原始缓冲区内容的不同,从而可能导致整体行为的改变。 我希望我能充分说明这个错误,以便在项目中加以纠正。 Regards Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 当然,请帮助发送截图,以便我们更好地理解您的意思。 顺祝商祺! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 嗨,克里斯蒂娜 cmd 是一个输出缓冲区,原本是空的,在例程中被填满,因此 cmd 不会传递任何值。 下次使用调试器时,我会给你发送调试器屏幕截图来说明问题。 Regards Mark Regards Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 我下载了相同版本的 SDK,并检查了你提到的内容。 参数通过 IN HostCmd_DS_COMMAND *cmd 传递。 请参见下文: HostCmd_DS_802_11_ASSOCIATE *passo = &cmd->params.associate; 如果我的理解有误,请告诉我。 或者您可以提供调试器截图,以便我更好地理解您的疑虑。 顺祝商祺! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,克里斯蒂娜 我正在使用 MCUXpresso SDK 中包含的恩智浦 WiFi 库开发 i.MX RT 1062。 MCUXpresso IDE v11.9.1 [内部版本 2170] [2024-04-19] 我不确定 SDK 的版本号,但该项目最初是在 26.8.2024 上安装的。但是我的 SDK 生成器仪表板显示了 SDK_2.14.0_EVK-MIMXRT1060 下面是显示其 mlan 文件和第一个代码问题的屏幕截图,其中 dtim_period 条目没有添加到它生成的命令中;我在命令缓冲区中的相关字节位置看到随机数据,这些数据是在使用调试器查看时创建的。 此致 马克 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 您是在 RTOS 还是 Linux 上使用 88W8801? 如果使用 RTOS,能否告诉我您的主机平台名称?是我们的 I.MX RT 系列吗?您的 SDK 版本和 IDE 版本是什么? 如果使用 Linux,能否告诉我您的主机平台名称?是我们的 I.MX 6、7、8、9 系列吗?你的 Linux 内核版本是什么?你的 Wi-Fi 驱动程序版本是什么? 您有相关日志吗? 或者您如何检测到这个问题? 请帮忙介绍一下这个问题的更多背景,然后我们可以进一步讨论。 谢谢! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 我们检查了最新的 MCUXpresso SDK(v2.16.0)代码,并将其与您报告的问题进行了对比。我们的分析确认了以下字段 dtim_period 和 cf_param_set 字段未被初始化。   作为可能的修复方法,我们已准备了一个补丁。能否就此向我们提供反馈意见? 该补丁解决了以下问题: 通过对命令结构进行零初始化,确保不会出现之前使用缓冲区时遗留的垃圾值。 保证 DTIM 周期取自扫描描述符或设置为零。 通过明确对 6 字节 CF 参数集进行零初始化来防止 6 字节 CF 参数集中的随机值。   同时,我们将继续评估未来版本中是否可以提供更稳定、更永久的修复程序。 顺祝商祺! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) Hi Christine 我没有修改代码,只是在内存窗口中显示缓冲区,并手动设置其内容,这样我就能看到哪些内容被写入,哪些没有被写入。 如果您想通过修改代码来进行测试,可以按照您展示的方法进行。 此致 Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 现在我需要你们在 Wi-Fi 端所做的修改,以确认所报告的问题。 请确认以下几点? 您是否在函数 wlan_cmd_802_11_associate () 中初始化了 passo 变量? 中初始化 passo 变量了吗?   memset(passo, 0x55, sizeof(HostCmd_DS_802_11_ASSOCIATE)); 顺祝商祺! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,Christine 事实上,在开始填充之前,我已经将"complete" cmd 缓冲区全部设置为零(这对所有可能的信息都有效)。这是一种很好的做法,因为它可以确保任何未设置的字段都有一个定义为 0 的值(甚至可以省去将其清零的代码,因为它知道它们已经是这样了)。 如果只将缓冲区的一部分设置为零,就只能处理一部分缓冲区,我不会这样做,因为这样并不能解决数据丢失的问题。 passo->dtim_period = pbss_desc->dtim_period ?pbss_desc->dtim_period : 0; 是正确的,但可以简化为(因为对 0 的检查是多余的)。 passo->dtim_period = pbss_desc->dtim_period; pbss_desc->dtim_period 必须在每次使用前初始化为 0,因为它是由扫描结果选择性填写的 - 参见: 情况 DTIM_PARAM_SET:<---------------- pdtim_param_set = (IEEEtypes_DtimParamSet_t*)(void*)pcurrent_ptr; pbss_entry->dtim_period= pdtim_param_set->dtim_period;<------------- 打破; 如果是 pss_tlv->cf_ibss.cf_param_set我认为不应该设置零,因为这是一个可以选择从接入点接收的字段 - 参见 情况 CF_PARAM_SET:<--------------------- pcf_param_set = (IEEEtypes_CfParamSet_t*)(void*)pcurrent_ptr; (void)__memcpy(pmadapter、&pbss_entry->ss_param_set.cf_param_set, pcf_param_set,<----------- MIN(total_ie_len、 sizeof(IEEEtypes_CfParamSet_t))); pbss_entry->ss_param_set.cf_param_set.len= MIN(element_len, (sizeof(IEEEtypes_CfParamSet_t) - sizeof(IEEEtypes_Header_t))); 打破; 按照这种写法,它不一定是一个有固定长度的字段。如果可以假定长度固定,则可以使用 memcpy(&pss_tlv->cf_ibss.cf_param_set、& pbss_entry-> ss_param_set. cf_param_set 、sizeof(pss_tlv->cf_ibss.cf_param_set)); 否则,只需复制有效长度,TLV 的长度也需要修改。 不过,我认为解决方案取决于您的开发团队,因为他们才是专家。我只是想指出明显不正确的地方,以便专家们能正确修正。 此致 Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 我们的内部团队仍在根据您的反馈意见对补丁进行审核,一旦得出结论,我们会及时更新。 顺祝商祺! Christine。 Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 嗨克里斯汀 ,这很有道理。 谢谢 Mark Re: Random data in the association command - (with Murata NXP 88W8801 Typ2 2DS) 你好,@mjbcswitzerland 请参阅以下内部团队的反馈意见: 附上修改后的更新补丁。 根源分析 DTIM 周期:在 802.11 关联请求中,此字段是可选的。目前的代码为其分配了空间,但从未对其进行初始化,导致传输的数据是随机的。 CF 参数集:这是一个条件参数,只有当 AP 在其信标或探测响应中宣传 CF 功能时才应包含。目前的实施情况: 始终插入 TLV_TYPE_CF 条目 为 cf_param_set 分配 6 字节 从不填充实际数据   建议 根据问题分析和客户反馈:   DTIM 期间: 初始化为 0或合理的默认值 由于它是可选的,因此根据 802.11 标准,将其设置为 0 是可以接受的 用于 CF 参数集: 有条件包容:仅在从 AP 收到 CF_PARAM_SET 时添加 TLV_TYPE_CF 正确的数据拷贝:如果 AP 宣传了 CF 功能,则复制实际的 CF 参数数据 如果不需要,请删除:如果 AP 不宣传 CF 功能,则完全不包含此 TLV     影响 遵守协议:目前的实施违反了 802.11 协议的正确实施 互操作性:关联帧中的随机数据可能会影响与某些 AP 的兼容性 网络安全:发送未初始化的内存内容可能是轻微的信息泄露   根据上述数据,根据从 AP 收到的数据,这两个值似乎都是强制性的,也可以是可选的,这就是未设置这两个参数的原因。   请注意,由于这两个参数是可选的,不会造成任何其他问题(在其他位置),因此其他芯片组和代码库不需要进行这些更改,您可能需要对其进行测试并将更改保留在您的端。 如果您对此案有任何其他关切,请告诉我。 如果没有其他问题,请将我的回答标记为解决方案,以便我们结案。 如果您在使用我们的产品过程中遇到任何其他问题,请随时向我们提交新的案例。 顺祝商祺! Christine。
View full article
将 Android 映像闪存到 i.MX 8M Mini EVK 时进度卡住 你好,我一直在尝试将 Android 9 安装到定制平板电脑中。使用的板是 i.MX 8M Mini EVK,我的前辈委托我在里面刷安卓 9。我想尽一切办法闪屏,但它总是卡在 [======= 100% ================] SDP:启动-f u-boot-imx8mm-evk-uuu.imx.link 不再回复。有办法解决这个问题吗?谢谢。哦而且我还用了 UUU 作为刷新方法 其他信息:我不小心安装了错误的镜像后我的设备也陷入了启动循环中所以是的,但我仍然可以访问 SDP PS D:\platform-tools>.\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8mm -tos -e 本脚本使用 uuu 1.2.135 版本验证,请与此版本保持一致。 支持 dtbo 支持 双插槽 生成行以闪存 u-boot-imx8mm-trusty.imx 到 bootloader0 的分区 生成行到闪存分区表。img 到 gpt 的分区 生成行到 dtbo_a 的分区 生成行到 dtbo_a 的分区 生成行到启动_a 的分区 生成行到闪存系统.img 到系统的分区 生成行到闪存系统的分区 _a 生成行到 flash vendor.img 到 vendor_a 的分区 生成行以 flash vbmeta-imx8mm.img 到 vbmeta_a 的分区 生成行将 dtbo-imx8mm.img 闪存到 dtbo_b 分区的行 生成到 flash 启动_b 分区的线路 生成到启动_b 分区的行 生成到 flash system_b 分区的行。img 到 vendor_b 的分区 生成行 flash vbmeta-imx8mm.img 到生成的分区,开始调用 vbmeta_b uuu 脚本生成的分区,开始调用 uuu 使用为恩智浦 imx 芯片生成的 uuu 脚本 uuu(通用更新实用程序)— libuuu_1.5.201-0-g727fc2b 成功 0 失败 0 1:1-1/ 1 [================ 100% =================] SDP:启动-f u-boot-imx8mm-evk-uuu.imx.link Android i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Progress stuck while flashing an android image to i.MX 8M Mini EVK 你好, 如果卡在这里,串行日志会显示错误。 致敬, Zhiming
View full article
架构和寄存器级代码 我想要恩智浦 s32k311 的这种架构图,这样我就能了解其工作原理,我想为每个外设和模块编写寄存器级裸机代码....,请帮帮我。 Re: architecture and register level code 你好@piyush1 该微控制器平台基于运行频率高达 120 MHz 的单核 ARM Cortex-M7,包括以下关键功能: NVIC — 嵌套向量中断控制器 FPU – 浮空点单元 MPU - 内存保护单元 DSP - 数字信号处理能力 高速缓存和 TCM 内存配置包括: 1 MB PFlash,带 ECC(纠错码) 64 KB DFlash,带 ECC 128 KB RAM,带 ECC 为了清晰起见,总线架构采用颜色编码: AHB(高级高性能总线):绿色和浅蓝色 APB(高级外围设备总线):深蓝色 AIPS(AHB 到外设桥接器):红色和棕色 - 桥接 AHB 与外设模块 AXBS(高级交叉开关):主互连,管理总线主站和从机端口之间的通信,并在多个主设备访问同一个从机时处理仲裁。 网络安全由 HSE-B(硬件安全引擎 — B 型)处理。提供加密服务和安全启动功能。 关于整合: 平台上的元器件与内核(例如 AXBS、eDMA 控制/状态、XRDC)紧密耦合。 平台外元器件通常是未直接连接到内核的外围模块(例如 ADC、通信接口)。 其他参考图,请参阅 S32K3xx 数据表,修订版 11 的图 2。 Re: architecture and register level code 好的,我从参考手册中得到了示意图现在详细解释一下这个架构这样我就能理解所有东西,我可以配置时钟控制设置、外围设备、总线、存储器地址和寄存器级编程 Re: architecture and register level code 你好@piyush1 我们没有相同的示意图;但是,我们提供了设备的简化方框图。请参阅 S32K3xx 参考手册修订版 10 的图 5。 为了更深入地了解 S32K3 系列每个功能的运行方式,我们建议您查看 S32K3xx 参考手册,其中详细解释了所有功能。此外,还有培训演示和应用笔记可能会有所帮助。这些资源可在 S32K3 产品页面(S32K3 汽车通用微控制器)的文档部分找到。 请注意,目前可用于 S32K3 设备的唯一软件开发工具包是实时驱动程序 (RTD),可从 S32K3 xx 标准软件中获得。 BR、VaneB
View full article
非 XIP 通过 JTAG RT1176 根据这份应用笔记:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14069.pdf,非 XIP 图像只能通过 UART 和 USB 通过 MCU Boot Utility 加载。 我想确认在 MCUXpresso IDE 中是否无法通过 MCU Link 或 Jlink 将 XIP 映像加载到闪存中? 如果必须使用 MCU Link,我想确认这些是正确的 UART 引脚。我在数据表上看不到通过 USB 启动的选项:https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMXRT1170AEC.pdf(如果我错过了,请原谅)。我在网上看过几件事提到通过 USB 启动只是将 USB 连接到相同的 UART 引脚吗? 谢谢! 安特奥 Re: NON XIP via JTAG RT1176 你好@AnteoJ、 感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注! 非XIP映像,例如从SD卡启动的镜像,需要使用McubootUtility或恩智浦的官方MCUXpresso安全配置工具进行刷新。 如果映像是 XIP,则可通过 JLink/DAP 等调试器将其编程为闪存。这在 MCUXpressoIDE 或其他集成开发环境中都很容易实现。 如果您使用的是 RT1170-EVK/EVKB,您会发现电路上有一个 MCU-Link,它是一个板调试器,可以方便客户在不使用外部调试器的情况下直接通过板调试器刷新程序和进行调试。此外,通过对不同固件进行编程,MCU-Link 可更改为 JLink 或 CMSIS-DAP 调试器。 详情请查看 EVK/EVKB 硬件原理图。 致以最诚挚的问候, Gavin
View full article
LLCE_PFE 导致的过长延迟和帧丢失 使用 S32G 的 LLCE 和 PFE 模块的快速路径,实现多通道 CAN 到 AVTP 以太网数据包的转换,经历过多的延迟和帧丢失。造成这些问题的常见原因是什么? Re: Excessive latency and frame loss caused by LLCE_PFE hi,liu823230301 您使用 can_llce-pfe_eth 演示版吗?在测试过程中,你还对它做了其他改动吗?您能分享一下您是如何测试的吗?例如,设置的网络速率和捕获帧的方法。 关于信息 Eth->EthCtrlConfig->EthCtrlConfigIngressFifo->EthCtrlConfigIngressFifoBufTotal。 >>>传输缓冲区的数量。最小值为 2,最大值为 512。它应存储刚刚从物理以太网接收到的帧,以防止 MAC 层丢包。 Eth->General->VarEthBmu2BufCnt。 >>>为所有 EMAC 和 HIF 提供统一的 2048B 缓冲区块,供 PFE 进行内部处理和转发。 Llce_AF->Eth2Can->Eth2Can 缓冲区的数量。 >>>为使用 Eth2Can 而在内存中创建的缓冲区数量。必须是>=73。 您的设置应符合设置要求。应用程序例程用作参考。 BR 乔伊 Re: Excessive latency and frame loss caused by LLCE_PFE 现在怀疑在以太网到广域网的转换过程中,LLCE_PFE 丢弃了数据包。以太网并发率低时,不会丢弃数据包,但以太网并发率高时,会在转换后造成帧丢失。 配置以下参数是否有特定规则? Eth->EthCtrlConfig->EthCtrlConfigIngressFifo->EthCtrlConfigIngressFifoBufTotal、 Eth->General->VarEthBmu2BufCnt、 Llce_AF->Eth2Can->Eth2Can 缓冲区数量 Re: Excessive latency and frame loss caused by LLCE_PFE hi,liu823230301 感谢您的回复。 有关多核使用情况,请参阅 AN13750.LLCE。有关更具体的使用方法,您可以参阅 AN13423 获取更多信息和更详细的缓冲区设置建议。 https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN13423.pdf 希望能帮到你。 BR 乔伊 Re: Excessive latency and frame loss caused by LLCE_PFE 如何确认 Eth2can 是在单核心还是多核心上运行,以及如何在需要时将其配置为多核心运行。 LLCE 版本: LLCE_1_0_10,我使用了Eth2Can 缓冲区 255。 Re: Excessive latency and frame loss caused by LLCE_PFE hi,liu823230301 感谢您的回复。 您是在单核心还是多核心上使用 ETH2CAN?什么是 LLCE 版本? 您可以尝试在配置中添加缓冲区 ("Llce_Af > Eth2Can> Eth2Can 缓冲区的数量 (72 -> 255)")。 BR 乔伊 Re: Excessive latency and frame loss caused by LLCE_PFE 我在 S32G2 RD2 中使用 SW32_RTD_4.4_5.0.0_QLP03_D2505 和 PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.6.0。 我发现在使用 LLCE 和 PFE 进行以太网到 CAN 的转换时,当三个以太网数据包同时到达时,往往会出现丢包现象。 在 S32G 中使用 LLCE 和 PFE 进行以太网到 CAN 的转换时,LLCE 和 PFE 可同时处理的以太网数据包的最大数量是多少?如果超过这个数字,数据包会被丢弃吗? Re: Excessive latency and frame loss caused by LLCE_PFE hi,liu823230301 感谢您与我们联系。 您使用的是哪个版本的 LLCE? 您使用 LLCE_PFE 演示吗? BR 乔伊
View full article
S32K344 FlexCAN - 送信なし、エラーなし NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 私は S32K344 を使用したプロジェクトに取り組んでおり、S32K3 RTD を使用して CAN 通信を実装しようとしています。 ループバックの例から始めました。現在、外部の CAN アナライザー (CANKing) と通信しようとしていますが、CAN バス上でまったくアクティビティがない (データ フレームがない、さらに重要なことに、エラー フレームがない) という奇妙な問題が発生しています。 ハードウェアおよびソフトウェア環境: ボード: S32K3X4EVB-T172 (S32K344 MCU搭載) IDE: S32 Design Studio v3.5.0 SDK: SW32K3_RTD_4.4_R21-11_3.0.0 外部ツール: CANKing CAN アナライザー 物理バス: 接続 (CAN_H、CAN_L、GND) 症状: オシロスコープまたは CAN アナライザで CAN フレーム (データまたはエラー) が観察されません。物理バス ラインは一定の劣勢状態 (約 2.5 V) のままになります。 FlexCAN_Callback 関数の TX_COMPLETE イベント情報がトリガーされません。 すでに実行されたデバッグ手順: 徹底的なデバッグを実施した結果、以下の点が確認されましたが、状況は非常に混乱しています。 ファームウェアの実行: アプリケーション ファームウェアは正常に実行されています。メインのwhile(1)ループがアクティブで、FlexCAN_Ip_Send()関数が意図したとおりに定期的に呼び出されています。HardFaults は発生していません。 トランシーバの有効化: トランシーバの EN ピンを物理的に測定し、HIGH (約 4.9 V) であることを確認しました。 クロックがアクティブです (MCR レジスタ): デバッガーのペリフェラルビューを使用して、初期化後の FlexCAN MCR レジスタの状態が正しいことを確認しました: MDIS = 0 および FRZ = 0。これは、モジュールが有効になっており、フリーズ モードを正常に終了したことを示しており、正しくクロックされていることを意味します。 バスオフ状態ではありません (ESR1 レジスタ): ESR1 レジスタを確認したところ、BOFFINT フラグは 0 です。ノードはバスオフ状態ではありません。 私の根本的な問題: これらの調査結果を考慮すると、私は行き詰まっています。FlexCAN ペリフェラルは完全に正常でアクティブな状態 (FRZ=0、BOFFINT=0、割り込みがマスクされていない) にあるように見えますが、送信コマンドは実行されません。バス上で信号を生成せず、エラーや完了も報告しません。 私が見逃している、より深刻な構成上の問題があるのでしょうか。おそらく、高レベルでは目に見えない SIUL2 ピン多重化、またはメッセージ バッファー制御ロジックの問題でしょうか。 ご検討のために S32DS プロジェクトを添付しました。main.cが含まれていますそして.mex設定ファイル。 次に何をチェックすればよいかについてのアドバイスや提案があれば、ぜひお願いします。 最後の質問ですが、CAN0 トランシーバを有効にするために、S32K3X4EVB-T172 ボード自体にジャンパーのはんだ付けや抵抗器の取り付けなどの特定のハードウェア変更は必要ですか?ユーザーマニュアルを確認しましたが、何か見落としがないか確認したいです。 よろしくお願いします。 Re: S32K344 FlexCAN - No Transmission and No Errors こんにちは@joonhoflow レガシー FIFO を有効にしたSO、送信 API または受信 API を呼び出すときに、FIFO エンジンによって占有されている MB を使用できなくなりました。 1.最も簡単な方法は、「レガシーRxFiFoを有効にする」のチェックを外すことです。 または、レガシーRxFiFoを使用する場合は、これらのAPIを参照してください。 FlexCAN_Ip_ConfigRxFifo()、 FlexCAN_Ip_RxFifo(), また、送信に使用される MB は MB0 ~ MB5 にすることはできません。これは FIFO エンジンに使用されます。
View full article
16-bit SAR ADC calibration 1. How Calibration works There are three main sub-blocks important in understanding how the Kinetis SAR module works.  There is a capacitive DAC, a comparator, and the SAR engine that controls the module. Of those blocks, the DAC is most susceptible to variations that can cause linearity problems in the SAR. The DAC is architected with three sets of binary weighted capacitors arrayed in banks, as in Figure 1. The capacitors that represent the most significant bits of the SAR (B15:B11) are connected directly to the inputs of the comparator. The next bank of five capacitors (B10:B6) is connected to the top plate of the MSB array through an intentionally oversized scaling capacitor. The final six capacitors that makeup the least significant bits of the SAR (B5:B0) are correspondingly connected to the top plate of the middle bank of capacitors through another scaling capacitor. Figure 1. Arrangement of DAC capacitors Only the MSB capacitor bank is calibrated. Because the first scaling capacitor is intentionally oversized, each of the non-calibrated MSB capacitors will have an effective capacitance too small to yield accurate results. However, because they are always too small, we can measure the amount oferror that each of those capacitors would cause individually, and add that back in to the result. Calibration starts with the smallest of the LSB capacitors, B11. The SAR samples Vrefl on all of the capacitors that are lower-than or equal-to the capacitor under test (CUT), while connecting all of the smaller capacitors to Vrefh. The top plate of all of the MSB capacitors is held at VDDA while this happens. After the sampling phase is complete, the top plates of the MSB capacitors are allowed to float, and the bottom plates of the MSBs not under test are connected to Vrefl. This allows charge to redistribute from the CUT to the smaller capacitors. Finally, an 11 bit SAR algorithm (corresponding with the 11 capacitors that are smaller than the MSB array) is performed which produces a result that indicates the amount of error that the CUT has compared to an ideally sized capacitor. This process is repeated for each of the five MSBs on both the plus side and minus side DACs and the five error values that are reported correspond to the five MSBs accordingly. All of these error values are about the same magnitude, with a unit of 16-bit LSBs. See Figure 2 for an example. Figure 2. Example of calibration on bit 11 The DAC MSB error is cumulative. That is, if bit 11 of the DAC is set, then the error is simply the error of that bit. However if bit 12 of the DAC is set, the total error is equivalent tothe error reported on bit 12, plus the error reported on bit 11. For each MSB the error is calculated as below, where Ex is the error found during the calibration for its corresponding MSB bit: When bit 11 of the DAC is set: CLx0 = E0. When bit 12 of the DAC is set: CLx1 = E0+E1. When bit 13 of the DAC is set: CLx2 = E2 + E1 + 2E0. When bit 14 of the DAC is set: CLx3 = E3 + E2 + 2E1 + 4E0. When bit 15 of the DAC is set: CLx4 = E4 + 2E3 + 4E2 + 8E1 + 16E0 Figure 3. Effect of calibration error on ADC response These are the values that are then placed in each of the CLxx calibration results registers. Figure 3 shows how the errors would accumulate if all of the CLxx registers were set to zero. The offset and gain registers are calculated based on these values as well. Because of this, the gain and offset registers calibrate only for errors internal to the SAR itself. Self calibration does not compensate for board or system level gain or offset issues. 2. Recommended Calibration Procedure From the above description it is evident that the calibration procedure is in effect several consecutive analog to digital conversions. These are susceptible to all of the same sources of error of any ADC conversion. Because what is primarily being measured is the error in the size of the MSB capacitors; the recommendation is to configure the SAR in such a way as to make for the most accurate conversions possible in the environment that the SAR is being calibrated in. Noise is the primary cause of run-to-run variation in this process,so steps should be taken to reduce the impact of noise during the calibration process. Such as: All digital IO should be silent and unnecessary modules should be disabled. The Vrefh should be as stable and high a voltage as possible, since higher Vrefh means larger ADC code widths. An isolated Vrefh pin would be ideal. Lacking that, using an isolated VDDA as the reference would be preferable to using VREFO. The clock used should be as noise free as possible, and less than or equal to 6 MHz. For this purpose the order of desirable clock sources for calibration would be OSC > PLL > FLL > ASYNC The hardware averaging should be set to the maximum 32 samples. The Low Power Conversion bit should be set to 0. The calibration should be done at room temperature. The High Speed Conversion and Sample Time Adder will not have much effect in most situations, and the Diff and Mode bits are completely ignored by the calibration routine. The calibration values should be taken for each instance of the SAR on a chip in the above conditions. They should be stored in nonvolatile memory and then written into their appropriate registers whenever the ADC register values are cleared. In some instances, the system noise present will still cause the calibration routine to exhibit greater than desired run-to-run variation. One rule of thumb would be to repeat calibration several times and look at the CLx0 registers. If the value reported in that register varies by more than three, the following procedure can be implemented. Run the calibration routine several times. Twenty to forty times. Place the value of each of the calibration registers into a corresponding array. Perform a bubble sort on each array and find the median value for each of the calibration registers. Use  these median values as described for typical calibration results. Kinetis E Series MCUs Kinetis EA Series MCUs Kinetis K Series MCUs Kinetis L Series MCUs Kinetis V Series MCUs Kinetis W Series MCUs
View full article
我们不会#_Milestone_1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我们将 udoo 连接到无线网络 安装Apache 我们添加了一些按钮来控制机器人的运动 我们必须将 Web 服务器放在端口 81 上,因为 Apache 和端口 80 存在一些问题 (在 “我的视频” 中查看) 2017 年 Linux 嵌入式挑战赛
View full article