2143444_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2143444_zh-CN

2143444_zh-CN

使用矢量 CAN 接口在 CANOE 上测试与 s32k144 的 CAN 通信

你好我想借助矢量 CAN 接口测试使用 CANOE 的 s32k144 板的 CAN 通信。但不知道如何才能做到。如果您有任何支持或参考,欢迎您开始使用。

Re: Testing CAN communication with s32k144 on CANOE using vector CAN interface

你好,Julian AragonM,感谢您的回复。我可以使用矢量 CAN 接口在 CANOE 上查看 CAN 日志,方法是将 CAN 线一端直接连接到 s32k144 CAN 引脚& ,另一端连接到矢量提供的电缆上,矢量 CAN 接口不带终端电阻。

Re: Testing CAN communication with s32k144 on CANOE using vector CAN interface

你好,我是@Chandrakant

你可以参考 AN5413:S32K1xx 系列食谱 ——应用笔记。第 2.9 和 2.10 节提供了一些配置 FlexCAN 的例程。

您也可以参考 RTD 示例,但请记住,最新代码包中的示例配置为 " loopback " 操作,这意味着不使用收发器。您必须为通信配置引脚,并将操作更改为"正常/用户模式" 。

有一份 HOWTO 列表:S32DS - HOWTO 列表 - NXP 社区,解释了如何从较新的 SW 安装和导入示例。

致以最诚挚的问候,
Julián

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 01:22 AM
更新者: