2135443_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2135443_zh-CN

2135443_zh-CN

将 Android 映像闪存到 i.MX 8M Mini EVK 时进度卡住

你好,我一直在尝试将 Android 9 安装到定制平板电脑中。使用的板是 i.MX 8M Mini EVK,我的前辈委托我在里面刷安卓 9。我想尽一切办法闪屏,但它总是卡在

[======= 100% ================] SDP:启动-f u-boot-imx8mm-evk-uuu.imx.link

不再回复。有办法解决这个问题吗?谢谢。哦而且我还用了 UUU 作为刷新方法


其他信息:我不小心安装了错误的镜像后我的设备也陷入了启动循环中所以是的,但我仍然可以访问 SDP

PS D:\platform-tools>.\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8mm -tos -e
本脚本使用 uuu 1.2.135 版本验证,请与此版本保持一致。
支持 dtbo 支持
双插槽
生成行以闪存 u-boot-imx8mm-trusty.imx 到 bootloader0 的分区
生成行到闪存分区表。img 到 gpt 的分区
生成行到 dtbo_a 的分区
生成行到 dtbo_a 的分区
生成行到启动_a 的分区
生成行到闪存系统.img 到系统的分区
生成行到闪存系统的分区 _a
生成行到 flash vendor.img 到 vendor_a 的分区
生成行以 flash vbmeta-imx8mm.img 到 vbmeta_a 的分区
生成行将 dtbo-imx8mm.img 闪存到 dtbo_b 分区的行
生成到 flash 启动_b 分区的线路
生成到启动_b 分区的行
生成到 flash system_b 分区的行。img 到 vendor_b 的分区
生成行 flash vbmeta-imx8mm.img 到生成的分区,开始调用 vbmeta_b uuu 脚本生成的分区,开始调用 uuu 使用为恩智浦 imx 芯片生成的 uuu 脚本 uuu(通用更新实用程序)— libuuu_1.5.201-0-g727fc2b

成功 0 失败 0


1:1-1/ 1 [================ 100% =================] SDP:启动-f u-boot-imx8mm-evk-uuu.imx.link

Androidi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: Progress stuck while flashing an android image to i.MX 8M Mini EVK

你好,

如果卡在这里,串行日志会显示错误。

致敬,
Zhiming

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 04:59 PM
更新人: