iMXRT1165でSDPを使用したQSPIフラッシュのプログラミング 私は、iMX RT 1165を使用しているカードで生産のためのセットアップを試みています。USB経由のシリアルダウンロードを利用したいのですが。SDKのフラッシュローダーの例を使用し、古いプロセッサ(1060など)でsdphostとblhostを使用するプロセスを説明するいくつかのドキュメントを見つけました。私は、指示は同等であると思っていました。しかし、私はそれを機能させることができませんでした。私はsdphostとblhost用のspsdk pythonツールを使用しています。 それで私の質問はこれらの指示の更新版がありますか?または、これらの指示が同じである場合、私は何が間違っていますか? これが私の試みからの出力です: $ sdphost -v -u 0x1fc9:0x013d write-file 0x20202000 evkmimxrt1160_flashloader_cm7.bin INFO:spsdk.sdp.sdp:Connect: identifier='usb', device=SE Blank RT Family (0x1FC9, 0x013D)path=b'/dev/hidraw1' sn='' INFO:spsdk.sdp.sdp:TX-CMD: WriteFile(address=0x20202000, length=83432) Status (HAB mode) = 2 (0x2) NO DESCRIPTION. Response status = 32 (0x20) NO DESCRIPTION. $ sdphost -v -u 0x1fc9:0x013d jump-address 0x20202400 INFO:spsdk.sdp.sdp:Connect: identifier='usb', device=SE Blank RT Family (0x1FC9, 0x013D)path=b'/dev/hidraw1' sn='' INFO:spsdk.sdp.sdp:TX-CMD: Jump To Address: 0x20202400 INFO:spsdk.sdp.sdp:RX-PACKET: Response: 0x00000020 Status (HAB mode) = 32 (0x20) NO DESCRIPTION. $ blhost -v -u 0x1fc9:0x013d flash-image program.bin erase INFO:spsdk.mboot.mcuboot:Connect: identifier='usb', device=SE Blank RT Family (0x1FC9, 0x013D)path=b'/dev/hidraw1' sn='' INFO:spsdk.mboot.mcuboot:CMD: FlashEraseRegion(address=0x00000000, length=90112, mem_id=0) INFO:spsdk.mboot.mcuboot:CMD: Status: 10000 (0x2710) Unknown Command. Response status = 10000 (0x2710) Unknown Command.
View full article