2138227_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2138227_ja-JP

2138227_ja-JP

BLW KW45の切断問題

こんにちは、チーム

私たちは eatt ペリフェラルを使用していますが、コード内で eatt を閉じて Windows アプリケーションにデータを送信していますが、約 30 秒後にデバイスが切断されます。

eatt がオンの場合、Windows アプリケーションはデータを受信しないSO、eatt を閉じるようにコードを更新しました。30 秒間の接続中、データはペリフェラルによって送信され、UI アプリによって受信されますが、30 秒後に自動的に切断されます。SO、接続は 30 秒間しか維持されません。SO、切断に影響するパラメータがあるかどうかを一度確認してください。

即時の対応を期待しています!

ありがとう!

通信と制御(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | イーサネット | FlexIO)開発ボードRe: disconnection issue in BLW KW45問題は解決しました。
ありがとう
Re: disconnection issue in BLW KW45

こんにちは。お元気ですか?


gFastConnAdvTime_c は広告用の 30 セグメントのタイムアウトを生成します。これはeatt_peripheral.hで宣言されています。パラメータ。


KW45のBLEにおける拡張ATT接続に関する補足情報については、Bluetooth Low Energyアプリケーション開発者ガイドの第4.13章を参照してください。


よろしくお願いいたします。

ルイス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 08:23 AM
更新者: