Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
TJA1145A err flag PNFDE cannot recover Hi, NXP expert    I use the TJA1145A as the transceiver of the can bus. when I make the CANH connected to GND to test bus off, I found the PNFDE bit is =1. but why the PNFDE flag can not recover even if the bus off disappear and communication is normal. how should  I do  with the transceiver after the bus off recover. Re: TJA1145A err flag PNFDE cannot recover Hi, Please accept our sincere apologies for the delay in responding to your question, it appears that it was overlooked. The PNFDE bit is a latched status flag. It is set when the internal error counter overflows while the device is monitoring for wake-up frames. This flag does not clear automatically when the bus returns to normal operation, it must be cleared by the MCU. How to clear PNFDE: - Read the Transceiver Event Status Register (address 0x63). - Write a 1 to the PNFDE bit to clear it (writing 0 has no effect). After clearing, normal operation can continue. No additional reset of the transceiver is required. BRs, Tomas
記事全体を表示
MCUXpresso 链接器文件及其用于外部存储器 大家好, 我一直将 MCUXpresso 与我的 iMXRT 部件一起使用,并且始终将 RT 的部件内部 RAM 内存用于我的应用程序。但是,我有一个项目需要更多的 RAM,因此我连接了一个外部 SDRAM 设备。也就是说,我不确定需要对链接器文件进行哪些更改,以允许外部 SDRAM 可用于我的应用程序,同时仍然保持使用 RT 的内部 RAM。其次,一旦链接器文件发生更改,需要在应用程序代码中做什么来确保创建的任何变量都存储在外部 SDRAM 中。以前我曾经使用旧 CodeWarrior 软件的编译指令来执行此操作,但我不确定如何使用 MCUExpresso 来执行此操作。话虽如此,我想向这里的专家请教如何最好地实施上述目标。 提前感谢! 干杯 回复:MCUXpresso 链接器文件及其用于外部存储器 大家好, 这只是对我的原始问题的更新。MCUXpresso 用户指南第 18 节中对如何指示 MCUX 将变量等放置在内存的其他部分进行了很好的描述...18.13 就是我找到我需要的东西的地方。 干杯, Sam 回复: MCUXpresso 链接器文件和用于外部存储器 你好,加文, 我这边一切都好,希望你也一样! 感谢您的帖子和链接!我会进行审查,如果有更多问题我会再次发帖。 再次感谢! 干杯,萨姆
記事全体を表示
GUIDERデザインチームは、マウスで幅を変更できるように、GUIDERデザイナーの左側にある[ページ]と[コンポーネント]の列を変更することを推奨します。 GUIDERデザインチームには、GUIDERデザイナーの左側にある[ページ]列と[コンポーネント]列の幅をマウスで変更できるように変更することを推奨します。これは、複数レイヤーのコンテナを使用している場合やコントロール名が長い場合、コントロールを非表示にするかどうかを選択できないためです。代わりに、選択したコントロールを右クリックした際にポップアップメニューバーに[非表示]オプションを追加してください。
記事全体を表示
LS1028 内核版本高于 5.10 甚至连meta-freescale的现任“大师”也为linux-qoriq构建了5.10内核。 这是古老的 - 甚至 Yocto 本身也对此抱怨,因为它期望 scarthgap 和 master 中至少有 5.15(对于 glibc)。 此外,我们正在将 NVME 连接到 PCIe 端口,我真的希望有一些相当新的内核更改(6.1)来改善我们的电源管理。 由于我们不会使用任何 GPU 或网络,因此不需要固件 blob,据报道,LS1028 应该可以与主线一起使用。 我尝试构建 6.6 linux-fslc 内核,并进行了一些配方修改,然后让 ls1028ardb 板启动到内核中。然而,DMA 控制器无法正确加载,因此无法实现太多的功能。我正在研究是什么阻止内核访问 SD 设备,因为它卡在等待该设备(并加载 rootfs)时。 有没有人取得任何进展来使 LS1028 内核稍微不那么过时? 回复:LS1028 内核版本高于 5.10 哇,又一个 NXP 覆盖 OpenEmbedded。到底有多少个? 回复:LS1028 内核版本高于 5.10 确实,其中也有一个 6.6 内核配方。 主线内核也可以运行,只是驱动程序选择的问题导致它无法正常启动。找到所有需要的驱动程序非常麻烦,需要通过从设备树中获取“兼容”字符串来找到它们,然后在其上 grep 以找到相关的代码文件,然后在该目录中 grep Makefile 以获取启用它所需的 Kconfig 项。 回复:LS1028 内核版本高于 5.10 这里有https://github.com/nxp-qoriq/meta-qoriq有较新内核可用的 repo。据我所知,新的 meta-qoriq Yocto 版本 scarthgap 将于 6 月底上市,因此一旦完成,我猜他们也会在 meta-freescale 中对其进行更改。
記事全体を表示
Hard Fault in C40_Ip_MainInterfaceHVJobStatus api when flash is erase in s32k312 Hi NXP team. The HardFault(1.jpg) issue happens while checking sector(0x00400000) erase functionality of S32K312. The below API functions have to be placed into SRAM (".ramcode" section), as the attached files(2.jpg). C40_Ip_MainInterfaceSectorErase C40_Ip_MainInterfaceSectorEraseStatus C40_Ip_MainInterfaceWrite C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus                                                                                                         Could you please let me know to resolve this issue? Re: Hard Fault in C40_Ip_MainInterfaceHVJobStatus api when flash is erase in s32k312 Hi Daniel. This issue is resolved. Thank you for your support. BRs. Eddie Park Re: Hard Fault in C40_Ip_MainInterfaceHVJobStatus api when flash is erase in s32k312 Hello @EddiePark, Please specify the RTD revision. Does the fault occur during or after the flash operation? If you are erasing the sector starting at 0x00400000, where is the application code located? As discussed here: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K344-C40-IP-Hardware-Fault-Problem/td-p/1697432 Place this function to SRAM too: C40_Ip_MainInterfaceHVJobStatus() Check the .map file to confirm the functions are in SRAM. Regards, Daniel
記事全体を表示
MIMXRT1170 割り込みの問題 こんにちは、皆さん GPIO 外部割り込みについて質問があります。MIMXRT1170_igpio_input_interrupt の例では、GPIO13_io0 ピンが入力として定義され、立ち上がりエッジ割り込みが有効になっています。GPIO13_io0 の代わりに GPIO8_io29 を使いたいです。しかし、gpio8 の割り込みハンドラーは見つかりません。 gpio8_29 を外部割り込みとして定義するにはどうすればよいですか? Re: MIMXRT1170 Interrupt issue こんにちは@EdwinHz 、 最近、あなたの回答を見て、何かがおかしいと感じたので、本当にそうなのかどうか疑問に思い始めました。 「GPIO7 から GPIO12 はすべて CM4 ドメインからのみアクセス可能」と述べられていた。SO、RM を調べ始めたところ、次のことがわかりました。 AIPS-4 の説明では、このメモリ マップ範囲は CM7 コアと CM4 コアの両方からアクセスできると明記されています。SO、私の理解では、それはあなたが少し前に述べたことと矛盾しています。 さらに、あなたが貼り付けたバスダイアグラムは、実際には次の経路でGPIO[12-7]へのバス接続を持っていると思います(私の理解が正しいと仮定)。 RM からの情報によると、PGIO はアクセス可能であるため、フローは次のようになると想定しました。間違っていたら訂正してください。しかし、何かが明らかに間違っているので、正す必要があると感じています。 よろしくお願いします、 マイケル Re: MIMXRT1170 Interrupt issue 私も同じ問題に遭遇しました。何か進展はありますか? Re: MIMXRT1170 Interrupt issue ありがとうエドウィン、分かりました Re: MIMXRT1170 Interrupt issue こんにちは@muratokuslukさん、 ほとんどのピンは CM7 ドメインと CM4 ドメインの両方からアクセスできますが、GPIO7 から GPIO12 はすべて CM4 ドメインからのみアクセスできます。 したがって、GPIO8 は CM4 アクセスのみを目的としており、CM7 割り込みはありません。「表 4-2.リファレンスマニュアルの「CM4 ドメイン割り込み概要」には、IRQ 99 に GPIO7 から GPIO11 が示されています。 しかし、「表4-1.「CM7 ドメイン割り込みサマリー」には、代わりに CM7_GPIO2 と CM7_GPIO3 IRQ があります。 ただし、GPIO8_IO29 をルーティングするパッドである GPIO_EMC_B2_19 は、代替機能 10 ではなく 5 を使用する場合、GPIO_MUX2_IO29 もルーティングします。 したがって、CM4 を使用する場合は GPIO8 のパッドと割り込みを IRQ 99 で構成し、CM7 を使用する場合は CM7_GPIO2 に同じパッドと割り込みを構成することができ、IRQ は引き続き IRQ 99 (CM7_GPIO2) になります。 プロジェクトをcm7ではなくipgio_input_interrupt_cm4に基づいている場合は、startup_mimxrt1176_cm4.cに「GPIO7_8_9_10_11_IRQHandler()」が見つかります。 これでご質問への回答になったかと思います。 BR、 エドウィン。
記事全体を表示
タッチスクリーンのドライバが動作しません。GT9271チップがnxp-imx93frdm PCAL6524 gpioエキスパンダーに接続されています。 NXPチームの皆様、こんにちは。 MIPI-DSI インターフェースを使用して、Goodix GT9271 タッチスクリーンを i.MX93 EVK ボードに統合しています。タッチ割り込み (INT) およびリセット (RST) 信号は、 I/O エクスパンダー PCAL6524HEAZ (I2C アドレス 0x22、I2C1 にコネクテッド) を介してルーティングされます。 システムの詳細: ボード: i.MX93 EVK プロセッサ:i.MX9352 Linux バージョン: 6.6.36-lts-next(ヨクト・スカースギャップ 6.6) ディスプレイインターフェース: MIPI-DSI タッチコントローラ:Goodix GT9271(I2Cアドレス:0x5D) I/Oエクスパンダー:NXP PCAL6524HEAZ(I2Cアドレス:0x22) GT9xx ドライバ バージョン: V2.8.0.2 (カスタム ドライバ統合) ハードウェア ピン マッピング(EVK 回路図より): MIPI-DSIコネクタ(P7) : ピン17 → CTP_RST → U725.P2_1 (PCAL6524のGPIO17) ピン18 → DSI_CTP_nINT → U725.P0_7 (PCAL6524のGPIO7) nxp ボードからのデバッグ メッセージ: gpiochip4: GPIO 640-663、親: i2c/1-0022、1-0022、CAN スリープ: [ 9475.945028]Gt9xxドライバが終了しました [ 9477.986387]Gt9xx ドライバをインストールしています。 [ 9477.986597] goodix-custom 2-005d: GTP ドライバ バージョン: V2.8.0.2<2017/12/14> [ 9477.986609] goodix-custom 2-005d: GTP I2C アドレス: 0x5d [ 9477.986636] goodix-custom 2-005d: vdd_anaレギュレータが見つかりません。ダミーを使用しています。 [ 9477.986642] goodix-custom 2-005d: vcc_i2c レギュレータが見つかりません。ダミーを使用しています。 [ 9477.986646] goodix-custom 2-005d: ギターのリセット [ 9478.016950] goodix-custom 2-005d: I2C アドレスは 5d です [ 9478.017220] goodix-custom 2-005d: IC バージョン: 9271_1020 [ 9478.017498] goodix-custom 2-005d: ドライバセットが設定を送信しない [ 9478.023312] goodix-custom 2-005d: スロットレポートプロトコルを使用する [ 9478.023488] 入力: goodix-ts を /devices/virtual/input/input7 として [ 9478.024381] goodix-custom 2-005d: INT num -22、トリガータイプ:0 [ 9478.024400] goodix-custom 2-005d: irq -22 の要求に失敗しました [ 9478.024404] goodix-custom 2-005d: 作業Threadの作成に失敗しました [ 9478.042299] goodix-custom: 2-005d のプローブがエラー -22 で失敗しました 「.ko」を作成していますファイルを作成し、コマンドinsmodを使用してimx 93frdmボードに挿入し、0x5d i2cをgoodix-customモジュールに手動で割り当てると、実行時エラーが発生し、モジュールを挿入できません。これについて助けてもらえますか? Re: Touchscreen Driver not working , GT9271 chip connected nxp-imx93frdm PCAL6524 gpio expander NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 私は現在、Goodixタッチスクリーン(GT9271)を i.MX93FRDM ボード。タッチスクリーンは I2Cアドレス0x5D 、および 割り込み(INT) そして リセット(RST) ラインは I/Oエクスパンダー PCAL6524HEAZ (U725)は、 I2Cアドレス0x22 。 ハードウェアの回路図によると、次のようになります。 CTP_INT(割り込み) は P0_7 U725にコネクテッド。 CTP_RST(リセット) は P2_1 U725にコネクテッド。 これらのピンは、22 ピン MIPI DSI FPC コネクタを介して次のように公開されます。 ピン18: DSI_CTP_nINT (P0_7) ピン17: CTP_RST (P2_1) /sys/kernel/debug/gpio 経由で GPIO ベースを調べると、次のようになります。 gpiochip4: GPIO 640 -663 、 親: i2c/1-0022、1 -0022 、 スリープ可能: これは、 PCAL6524 の基本 GPIO 番号は 640 です。 これに基づいて、ピンを次のようにマッピングしました。 P0_7 = 640 + 7 = GPIO 647 P2_1 = 640 + 16 (P2ベースオフセット) + 1 = GPIO 657 私は Goodix ドライバにこれらの値を次のようにハードコードしました。 #GTP_INT_PORT 647を定義します#GTP_RST_PORT 657を定義します   ドライバは I2C アドレスを正しくロードしてプローブします。ただし、IRQ を要求しようとすると、次のエラーが発生します。 [ 2385.431060 ]goodix-custom 2-005d: INT num -22 、トリガータイプ:0 [ 2385.431080 ]goodix-custom 2-005d: irq -22 の要求 に 失敗しました   これは、gpio_to_irq() が無効な IRQ 番号 (-22 = EINVAL) を返していることを示します。 私の質問は次のとおりです: GPIOは 647 そして 657 正しい数字 P0_7 そして P2_1 i.MX93 の PCAL6524 エクスパンダーの? 何か特別な設定が必要ですか? デバイスツリー、 pinctrl 、または割り込み使用のためにこれらのエクスパンダー GPIO を適切にエクスポートする他の方法はありますか? NXPが推奨する方法はありますか? PCAL6524からのGPIO割り込み このタッチスクリーン ドライバーなどのカスタム ドライバーではどうですか? i.MX93 プラットフォームで PCAL6524 GPIO を割り込みラインとして使用する方法の説明や例があれば非常に役立ちます。 どうぞよろしくお願いいたします。 Re: Touchscreen Driver not working , GT9271 chip connected nxp-imx93frdm PCAL6524 gpio expander NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 現在、Goodix タッチスクリーン (GT9xx シリーズ) をi.MX93プラットフォームに統合する作業に取り組んでいます。タッチスクリーンはI2C アドレス 0x5Dを使用し、割り込み (INT)ラインとリセット (RST)ラインの両方がI2C アドレス 0x22にあるI/O エクスパンダー PCAL6524HEAZ (U725) を介してルーティングされます。 ハードウェアの回路図によると、次のようになります。 CTP_INT (割り込み)は U725 のP0_7にコネクテッド。 CTP_RST (リセット)は U725 のP2_1にコネクテッド。 これらのピンは、22 ピン MIPI DSI FPC コネクタを介して次のように公開されます。 ピン18: DSI_CTP_nINT (P0_7) ピン17: CTP_RST (P2_1) /sys/kernel/debug/gpio 経由で GPIO ベースを調べると、次のようになります。 gpiochip4: GPIO 640 -663 、 親: i2c/1-0022、1 -0022 、 CAN スリープ可能: これにより、PCAL6524 の基本 GPIO 番号が 640 であることが確認されます。 これに基づいて、ピンを次のようにマッピングしました。 P0_7 = 640 + 7 = GPIO 647 P2_1 = 640 + 16 (P2ベースオフセット) + 1 = GPIO 657 私は Goodix ドライバにこれらの値を次のようにハードコードしました。 # GTP_INT_PORT 647を定義# GTP_RST_PORT 657を定義   ドライバは I2C アドレスを正しくロードしてプローブします。ただし、IRQ を要求しようとすると、次のエラーが発生します。 [ 2385.431060 ] goodix-custom 2-005d: INT num -22 、 トリガー タイプ:0 [ 2385.431080 ] goodix-custom 2-005d: irq -22 の要求 に 失敗しました   これは、gpio_to_irq() が無効な IRQ 番号 (-22 = EINVAL) を返していることを示します。 私の質問は次のとおりです: GPIO 647と657は、i.MX93 の PCAL6524 エクスパンダーのP0_7とP2_1の正しい番号ですか? 割り込み使用のためにこれらのエクスパンダー GPIO を適切にエクスポートするには、デバイス ツリー、 pinctrl 、またはその他の場所で何か特定の設定を行う必要がありますか? このタッチスクリーン ドライバなどのカスタム ドライバでPCAL6524 からの GPIO 割り込みを使用するために NXP が推奨する方法はありますか? i.MX93 プラットフォームで PCAL6524 GPIO を割り込みラインとして使用する方法の説明や例があれば非常に役立ちます。 どうぞよろしくお願いいたします。 Re: Touchscreen Driver not working , GT9271 chip connected nxp-imx93frdm PCAL6524 gpio expander こんにちは、 モジュールを入力したときにデバイスが応答していないようです。モジュールを確認して、使用しているカーネル バージョンでモジュールが再度ビルドされているかどうかを確認してください。また、デバイス ツリーがない可能性もあるかどうかも確認してください。 よろしくお願いします。
記事全体を表示
动态斜坡饱和度趋于零的问题 我正在使用 RTCESL 4.62 版实现 DRamp 功能,当绝对斜坡值下降时,会出现饱和问题。 根据文档,停止标志会使斜坡值转向给定的实例,但在我所做的实现中却不起作用。 我两种都试过。正请求斜坡和负请求斜坡。 是否存在已知问题或其他原因导致坡道不遵守停止标志? Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@Harry_Zhang、 我们只运行 gflib_DRAMP _F16 和 gflib_DRAMP_F32,因为我们的软件仍然基于较旧的控制器,不支持浮点单元。 BR 伦纳特 Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@LEGR 您只需修复 GFLIB_DRamp_FLT 并重建函数库,还是只需修复应用程序中使用的 GFLIB_DRamp_F16、GFLIB_DRamp_F32 函数? 如果所有 3 个 DRamp 都需要修理,我们估计下周就会送去重建库。 BR 哈利 Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@LEGR 我们已经重现并修复了这个问题。 下一个版本将等待一段时间。 因此,我们要为您重新编译库。 BR 哈利 Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@Harry_Zhang、 我想知道,您需要的信息是什么时候可以重现这个问题。我已经花了相当长的时间,让你真正看看所描述的行为。 我正在使用的编译器是: arm-none-eabi-gcc(GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.07)10.3.1 20210621(版本) BR 伦纳特 Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@LEGR 请问您使用的是什么编译器? BR 哈利 Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@LEGR 我们可以重现这个问题。 我们目前正在内部调查这个问题,如果有任何进展,我会及时通知您。感谢您提供的信息。 BR 哈利 Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@Harry_Zhang、 我使用 RTCESL 4.8.1 版 CM33F 尝试了斜坡,但结果还是一样。 只有当绝对斜坡值增加时,饱和才会起作用。 BR Lennart Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@LEGR 最新的 RTCESL 不会单独在恩智浦网站上发布。 您可以从 GIThub (nxp-mcuxpresso/rtcesl:恩智浦实时控制嵌入式软件库) BR 哈利 Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@Harry_Zhang、 遗憾的是,我只能找到 CM33F 的 4.7.1 版本。 实时控制嵌入式软件电机控制和功率转换库|恩智浦半导体 在哪里可以找到 4.8.1 版? 目前,我们使用的是 4.6.3 版,而 4.7.1 版的唯一变化是使用新的编译器重新编译 KEIL 库。 我附上了用于测试该功能的代码。 问候 Lennart Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@LEGR 我试用了 CM33F 的 RTCESL 4.8.1 版,没有发现您提到的问题。请尝试使用最新的 RTCESL 库。 请将代码发给我,以便我帮您分析。 BR 哈利 Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 嗨,@Harry_Zhang、 我们使用的是 LPC5534JBD100。 问候 Lennart Re: Dynamic ramp saturation issue towards zero 你好@LEGR 请问您使用的是哪种芯片? BR 哈利
記事全体を表示
[RW612] 双天线吞吐量 您好, ,我目前正在使用 RW612 进行开发,并正在开发 Wi-Fi 和 BLE 同时运行的功能。 该系统采用双天线配置,Wi-Fi 和 BLE 分别使用不同的天线。 以下是 MCUXpresso IDE 目前使用的 SDK 详情: * SDK 名称:SDK_2.x_FRDM-RW612 * SDK 版本:24.12.00 * 清单版本:3.15.0 在测试过程中,我发现当连接 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 并同时运行 BLE 操作时,Wi-Fi 的吞吐量会明显下降。 另一方面,5GHz 频段运行稳定,没有任何明显降低。 不过,由于我们的使用案例也需要 2.4GHz 操作,因此需要解决这个问题。 在研究过程中,我看到了文档 AN14121:RW61x 的共存概述。我想问一下:在我们这样的双天线设置中,是否有任何特定的 PTA(优先流量仲裁器)设置需要进行不同的配置? 此外,FRDM-RW612 SDK 中提供的 Wi-Fi 和 BLE 固件(即 rw61x_sb_wifi_a2.bin 和 rw61x_sb_ble_a2.bin)似乎是为单天线配置而设计的。是否有适用于双天线设置的单独固件版本?如果有,是否有可能获得? 谢谢。 Re: [RW612] Dual Antenna Throughput 你好@hclee 共存默认为启用,无需配置。如果 BT 和 2.4G WIFI 同时运行,吞吐量会因避免 2.4G Wi-Fi 和 BT 中断而减少。 但是我们提供了关于 coex 的演示,你可以在 SDK 中参考:\中间件\wireless\coex\build_coex.sh 版本这个外壳然后使用 J-Link 闪存到板上: 顺祝商祺! 肖恩 机密文件需要 NDA 才能获得。 Re: [RW612] Dual Antenna Throughput 你好,@shaun_wu 我们目前正在使用配置有双天线的定制板。 我们的应用涉及通过 Wi-Fi 从服务器流式传输数据,同时通过 BLE 传输数据。 在测试过程中,我们观察到,当使用 2.4GHz Wi-Fi 频段进行下载、BLE 进行传输时,Wi-Fi 的吞吐量会明显下降。 鉴于我们的板使用双天线设置,我们想问一下在这种情况下是否需要任何特定的配置步骤来正确启用共存机制。 我尝试访问您提供的链接,但收到了以下信息: "您的用户名没有足够的权限继续下载。" 看来我没有查看或下载内容的必要权限。 敬上 hclee Re: [RW612] Dual Antenna Throughput 你好@hclee FRDM 板仅支持 1 个天线配置,您在使用自定义主板吗? 在研究过程中,我看到了文档 AN14121:RW61x 的共存概述。我想问一下:在我们这样的双天线设置中,是否有任何特定的 PTA(优先流量仲裁器)设置需要进行不同的配置? --> 不能共存机制用于避免 Wi-Fi 2.4G 和 BT 中断。 此外,FRDM-RW612 SDK 中提供的 Wi-Fi 和 BLE 固件(即 rw61x_sb_wifi_a2.bin 和 rw61x_sb_ble_a2.bin)似乎是为单天线配置而设计的。是否有适用于双天线设置的单独固件版本?如果有,是否有可能获得? -->-> frdm 板硬件不支持双天线。您可以参考 evk 设计,我们提供 dule 天线的设计和配置。 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=RD-RW61X-BGA-IPA-2A-V4&appType=license 顺祝商祺! 肖恩 顺祝商祺! 肖恩
記事全体を表示
imx8mPlus-安卓 BSP 你好 我是 i.MX 平台和安卓电路板支持包的新手。 我正在将i.MX8M Plus与恩智浦安卓电路板支持包一起使用,我正在开发一个与CAN总线通信的显示系统(数字集群)。 我想确认一下我对流程的理解是否正确:--------。 -> 我从恩智浦下载并刷新安卓电路板支持包镜像(包括 Linux 内核和 CAN 驱动程序)。 ->电路板支持包已经支持 SocketCan 了,所以我不需要修改 CAN HAL 或内核代码。 -> 在 Android Studio 中,我可以版本一个应用程序,它能够: -通过 NDK/JNI 使用 C/C++ 打开 SocketCAN 接口(如 can0 -从总线接收 CAN 帧 -解码它们并更新安卓应用程序(Java/Kotlin 层)中的界面变量(如速度、RPM 等) ->未来,我计划添加照相机和导航功能,我也计划在同一个 Android Studio 应用程序中实现这些功能。 请您确认一下: -> 这种总体方法是否适合在安卓 电路板支持包 环境中使用 CAN 通信? -> 使用 Android Studio(通过 JNI)从应用程序打开和读取 SocketCAN 数据的方法正确吗? -> 对于摄像头和导航集成,直接在 Android Studio(应用层)中开发它们也行吗? ->如果这个过程不正确,能否请您解释一下我应该遵循的正确方法或架构? 我对这个平台很陌生,所以如果能有明确的解释或参考官方文档,这些文档描述了使用CAN进行Android 电路板支持包开发的正确流程,我将不胜感激。 Re: iMX8MPLUS - ANDROID BSP 您好, 大部分是的,如果您想使用 Android studio 创建 Android 应用程序,您的想法是正确的,为此您需要查看 Android 文档,没有比 Android 开发人员网页更好的地方了: https://developer.android.com/studio/intro 另外,我建议先在 Linux 上进行几次测试,这样你就可以习惯板和 CAN 接口,然后切换到安卓世界。 致以最崇高的敬意/问候, Aldo。
記事全体を表示
S32K144 上的 VLPS 唤醒 ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR 问题 您好,NXP团队, 我正在使用 FreeRTOS 处理 S32K144 MCU,并实施超低功耗停止 (VLPS) 模式。我在 PORTB 上有一个 GPIO 开关,用于唤醒 MCU 并通知 FreeRTOS 任务。 设置: 连接到 PORTB 的 GPIO 开关。 按下开关时会触发信号 ISR。 使用 xTaskNotifyFromISR 通知 FreeRTOS 任务。 FreeRTOS 配置: configPRIO_BITS = 4 configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 0x01 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = (configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY<< (8 - configPRIO_BITS)) configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY = 255 ISR 和 NVIC 配置: PORTB->ISFR = (1U<< SWITCH_PIN_NUMBER) // 清除开关引脚的中断标志 INT_SYS_SetPriority(PORTB_IRQn, SWITCH_IRQ_PRIORITY) INT_SYS_EnableIRQ(PORTB_IRQn) void PORTB_IRQHandler(void) { BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; if (PORTB->ISFR& (1U<< SWITCH_PIN_NUMBER)){ PORTB->ISFR = (1U<< SWITCH_PIN_NUMBER) // 清除中断标志 uint32_t switch_state = (((PINS_DRV_ReadPins(PTB)>> SWITCH_PIN_NUMBER)& 0x01) == 0) ?SWITCH_ON : SWITCH_OFF xTaskNotifyFromISR(hmainTask, switch_state, eSetBits,&xHigherPriorityTaskWoken) portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken) } } vPortEnterCritical() status_t ret = POWER_SYS_SetMode(0, POWER_MANAGER_POLICY_AGREEMENT) if (ret == STATUS_SUCCESS) wakeupOccurred = true vPortExitCritical() 观察到的行为 ISR 优先级 = 0(最高):MCU 从 VLPS 唤醒,但 xTaskNotifyFromISR 不工作。 ISR 优先级 = 1:xTaskNotifyFromISR 起作用,但 MCU 无法从 VLPS 唤醒。 我的理解是 BASEPRI 无法屏蔽优先级为 0 的中断,因此无法安全地调用 FreeRTOS API。 FreeRTOS API 必须从优先级为>= configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 的 ISR 中调用。 VLPS 唤醒可能需要最高优先级的中断。 问题 建议在 S32K144 上使用什么模式才能可靠地从 VLPS 唤醒 MCU 并安全地通知 FreeRTOS 任务? 恩智浦是否提供了更好的方法? 如有任何指导、参考示例或最佳实践,将不胜感激。 谢谢! 致以最诚挚的问候, Pandiyan T Re: VLPS Wakeup ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR Issue on S32K144 你好,Daniel, 在调用 POWER_SYS_SetMode() 之前禁用 SysTick 定时器后,系统现在无需使用 vPortEnterCritical()即可成功进入 VLPS。 此外,唤醒和来自 ISR 的通知机制都能按预期正常工作。 非常感谢你的指导! 致以最崇高的敬意, Pandiyan Re: VLPS Wakeup ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR Issue on S32K144 我还没有找到任何将 FreeRTOS 和 VLPS 结合起来的官方示例。 在我看来,唤醒问题很可能是由于 SysTick 仍在运行造成的。 尝试在调用 POWER_SYS_SetMode() 进入 VLPS 之前禁用 SysTick。 请记住 在 VLPS 中,由于内核时钟处于门控状态,因此 SysTick 定时器被禁用。 但是,如果连接了调试器,MCU 不会进入真正的 VLPS 模式,而是进入仿真的 STOP 模式。 此外,FreeRTOS port.c已经提供了 vPortSuppressTicksAndSleep() 的弱实现。 它会在空闲时停止 SysTick。 计算下一个刻度的重载值。 执行 __WFI()。 调用两个钩子: configPRE_SLEEP_PROCESSING() configPOST_SLEEP_PROCESSING() 这是一个弱实现,可以被你自己的实现所覆盖。 此致, 丹尼尔 Re: VLPS Wakeup ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR Issue on S32K144 你好@丹尼尔-马蒂内克 感谢您的快速回复。 如果我在 POWER_SYS_SetMode()之前删除 vPortEnterCritical()调用,MCU 实际上并没有进入 VLPS 模式 - 它只是瞬间转换,然后立即唤醒。 您能否建议正确或推荐的方法,以便在运行 FreeRTOS 时正确进入 VLPS 模式? 如果可能的话,你能否分享一个示例或参考实现,演示如何从 FreeRTOS 任务上下文安全地进入 VLPS? 感谢您的支持! 致以最诚挚的问候, Pandiyan T Re: VLPS Wakeup ISR + FreeRTOS xTaskNotifyFromISR Issue on S32K144 你好@Panidiyan_T、 如果你能分享项目,我可以在我这边进行测试。 总之,FreeRTOS 要求调用 FromISR API 的 ISR 的优先级等于或低于 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY。 不要在 POWER_SYS_SetMode() 之前调用 vPortEnterCritical()。
記事全体を表示
i.MX 8QuadXPlus 上の Android Auto 13 (AAUG) 用の Dockerfile みなさん 私は i.MX 8QuadXPlusでAndroid 13のビルドを作成する必要があります 私はこのMEKが利用可能です: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/i-mx-evaluation-and-development-boards/i-mx-8quadxplus-multisensory-enablement-kit-mek:MCIMX8QXP-CPU ここから: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive-os-for-i-mx-applications-processors:ANDROID-AUTO 「imx-automotive-13.0.0_2.3.0.tar.bz2」というファイルをダウンロードしました 私はドキュメントに記載されている手順に従っています。 https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/Android_Auto_User's_Guide.pdf これは 2024 年 1 月 4 日に更新されます。 これらすべてを行うために、私はgl要素を含むDockerfile(ubuntu 18.04から)を作成しました。 https://source.android.com/docs/setup/start/requirements Dockerfileには、「Android_Auto_User's_Guide.pdf」で示されている次のようなパッケージも追加しました。 uuid uuid-dev \ zlib1g-dev liblz-dev \ liblzo2-2 liblzo2-dev \ lzop \ git curl \ u-boot-tools \ mtd-utils \ android-sdk-libsparse-utils \ デバイスツリーコンパイラ \ gdisk \ m4 \ バイソン\ フレックス メイク \ libssl-dev \ gcc-multilib \ libghc-gnutls-dev \ スウィグ \ liblz4-tool \ libdw-dev \ ドワーフ\ bc cpio tar lz4 rsync \ rsync ユーティリティ \ 忍者ビルドクラン \ ビルドエッセンシャル \ libncurses5 "Android_Auto_User's_Guide.pdf"の3/63ページ参照 ただし、次の2つのアイテムを削除する必要がありました - LZ4 -効用 「dockerbuild」コマンドでエラーが発生していたため、これらを削除しました。 誰かが同じ問題を抱えていますか? 日時:i.MX 8QuadXPlus上のAndroid Auto 13(AAUG)用のDockerfile 問題を解決しました 「LZ4」パッケージは既にliblz4-toolに含まれていますが、「ユーティリティ」パッケージは削除しました。ビルドは終了し、イメージはボード上に正しくプログラムされました。 日時:i.MX 8QuadXPlus上のAndroid Auto 13(AAUG)用のDockerfile ありがとう、 しかし、lz4をインストールしようとすると、次のことがわかります。 sudo apt-get lz4をインストールする [sudo] compandroidパスワード: パッケージリストを読み取っています...完成です 依存関係ツリーの生成 ステータス情報を読み込んでいます...完成です パッケージ lz4 には利用可能なバージョンはありませんが、別のバージョンによって名前が付けられています パッケージ。これは、パッケージが見つからないか、古くなっていることを示している可能性があります または、別のソース内でのみ利用可能です E: パッケージ "lz4" にはインストールする候補がありません。 LZ4パッケージは利用できません
記事全体を表示
S32K344中FlexCAN1传输的问题 我启用了默认的FlexCAN_Ip_Example_S32K344中的引脚配置工具,以在正常模式下观察PTA7引脚上的CAN0 Tx输出。我能够在示波器上看到数字 CAN 信号。 但是当我将输出端口从 PTA7 更改为 PTB1 时,我在示波器上看不到任何信号。 我也尝试将 CAN0 改为 CAN1,但仍然只能看到来自 PTA7 端口的信号。 有什么原因导致我无法从 PTA7 以外的任何端口观察到 CAN 信号,因为在原理图中 PTA7 和 PTB1 都可以有 CAN0_Tx 信号。 我正在使用 S32K3X4EVB-T172 板并附加了该项目。 回复:S32K344中FlexCAN1传输的问题 我有 PCAN-USB CAN 解码器,当 CAN0 Tx 引脚为 PTA7 时可以正常接收消息,但当我将其更改为 PTB1 时,我没有收到任何消息。CAN0 中只能使用 1 个引脚进行传输吗?
記事全体を表示
s32k 中 SPI 的 IB 与 EB(RTD 3.0.0.0) 我们正在使用 EBtresos 工具 autosar 包 RTD 3.0.0.0 配置 SPI。有两种类型的缓冲区可配置:内部缓冲区和外部缓冲区。 1.这个内部缓冲区是我们软件中Spi驱动文件定义的数组吗?就速度而言,它与用户定义的数组有何不同? 2. 哪个更好/更高效?IB或EB 3. 对于 IB,我们必须首先使用 Spi_WriteIB 将用户定义数组写入 IB,然后执行 Spi_SyncTransmit....而在 EB 中,我们可以使用 Spi_SetupEB() 将此用户定义数组设置为缓冲区,然后执行 Spi_SyncTransmit 进行同步传输。哪个更快/更好,我认为只有 Eb。 4. 请说出两者的优缺点 回复:s32k 中 SPI 的 IB 与 EB(RTD 3.0.0.0) 但是在 IB 中,我们设置了数组之后,必须使用 Spi_WriteIB 将其写入 IB,我们不能直接访问 IB,对吗?我们可以设置与 EB 相同的数组并修改和传输数据? 那么,从逻辑上来说 EB 更快,对吗?
記事全体を表示
Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settings We are looking to include multiple MIMXRT105x chips along with other devices in a 5 pin JTAG chain (TMS, TCK, TDI, TDO and nTRST). We have found AN4826, AN12419 and the MCU-LINK-PRO UM11673-2940346 documents. Are there any other application notes or other documentation that could contain useful guidelines and instructions for PCB layout and how to write an appropriate custom MCU-LINK-PRO connection scripts. Thank you for your help, Richard Re: Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settin Thank you for you help Sam. +1 My take away is that there is no additional NXP documentation to find detailed NCU-LINK-Pro configuration comparable to e.g. Segger's more expensive debug probe and it's documentation; no worries and thank you once again. Best regards, Richard  Re: Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settin Hi @RidiculousRichard  Thanks for your questions, it seems you want to know how to find dedicated documentaion about JTAG or MCU-LINK-pro for program or debug when you use MIMXRT105X, e.g useful guidelines and instructions for PCB layout. There are some comments from my side, please help clarify more if my understanding is wrong. 1. MIMXRT1050 EVKB Board Hardware User’s Guide to find JTAG connetor (J21 is a standard 20-pin/2.54 mm Box Header Connector for JTAG) 2. MIMXRT1050-EVK Design Resouces to download the schematics, layout files, and gerber files (including Silkscreen) for layout reference 3. AN4826 published by 2014 is still good guidelines for Schematic and PCB Layout, also please refer MCU-LINK-Pro User Manual to find more details, or other from MCU-LINK-Pro Documentation, it works well with our MCUXpresso or 3rd part IDE. Have a nice day. Sam Hi @Masmiseim  Thanks for your information and input. Have a nice day, Sam Re: Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settin Thank you for the link and good experience report. +1 I'm hoping someone who knows of MCUXpresso & MCU-LINK-Pro configuration documents will post some links to them. Re: Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settin Hello, We did this with the 1170. The whole thing was very unspectacular and runs without any problems. If you want to achieve good performance, you should just follow the usual layout rules. Microchip has also created a nice summary on chaining: https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-73C92233-8EC5-497C-92C3-D52ED257761E-en-US-1/index.html?GUID-31B03AFD-1033-4EF9-A937-872192990AE9 How you have to adapt the connect script depends on the development environment you are using. In principle, you only have to configure the bits before and after the device to be addressed, in each case for the instruction and data register. Unfortunately, I cannot say how this works with MCUXpresso. We use Rowley Crossworks, which makes this very easy. Regards
記事全体を表示
88W8987 GPIO制御 こんにちは。 私は88W8987 + i.MX RTで作業しています。私はいくつかのGPIOを制御する必要がありますが、Wi-FiやBluetoothのドキュメントでも、それを行うために必要なコマンドを見つけることができませんでした。これはどのように行うことができますか? この質問をするのは、製造段階でBluetooth、特にPCMピンをテストする必要があるためです。私がすでに作業したBluetoothコントローラーの中には、PCMにループバック機能があり、これに便利なものがありますが、88W8987にはこの機能がないと思います。 ご清聴ありがとうございました。 よろしくお願いいたします J.V.メロ。
記事全体を表示
关于LPCXpresso兼容性问题。 LPCXpresso是否支持keil生成的lib库文件,我们的有些文件是加密成lib格式的,是用keil工具生成的,目前调用相关的lib文件会提示函数未定义。         回复:关于LPCXpresso兼容性问题。 好的,我现在明白了。谢谢。
記事全体を表示
S32G PCIe EP が故障 こんにちは、私はS32G3を使用してBSP39に基づいて開発しており、PCIEをepモードとして構成したいと思います。pci-epf-testドライバーとpcitestを変更した後、通常のデータ転送は正常ですが、DMAモードではエラーが発生します。ep の設定は次のとおりです--- a/arch/arm64/configs/s32cc_defconfig +++ b/arch/arm64/configs/s32cc_defconfig @@ -87,6 +87,11 @@ CONFIG_PCI_S32CC=y CONFIG_PCIE_DW_PLAT_HOST=y CONFIG_PCIE_DW_PLAT_EP=y CONFIG_PCI_ENDPOINT=y +CONFIG_PCI_S32CC_DEBUG=y +CONFIG_PCI_ENDPOINT_CONFIGFS=y +CONFIG_PCI_EPF_TEST=y +CONFIG_PCI_S32CC_EP_MSI=y CONFIG_PCI_DW_DMA CONFIG_DEVTMPFS=y CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y システムコマンド cd /sys/kernel/config/pci_ep/ mkdir functions/pci_epf_test/func1 echo 0x1957 > functions/pci_epf_test/func1/vendorid echo 0x4300 > functions/pci_epf_test/func1/deviceid echo 8 > functions/pci_epf_test/func1/msi_interrupts echo 16 > functions/pci_epf_test/func1/msix_interrupts ln -s functions/pci_epf_test/func1/ controllers/40400000.pcie/ echo 1 > controllers/40400000.pcie/start dmesg |tail -20 dmesg エラーは次のとおりです [ 34.738272] pci_epf_test pci_epf_test.0:設定テスト BAR0 [ 34.738293] s32cc-pcie 40400000.pcie:func:0: BAR0の設定: size=1048576F [ 34.738317] s32cc-pcie 40400000.pcie:func:0: BAR2の設定: size=4194304F [ 34.738334] s32cc-pcie 40400000.pcie:func:0: BAR3の設定: size=65536 bF [ 34.738351] s32cc-pcie 40400000.pcie:func:0: BAR4 の設定: size=256 bytF [ 34.738368] pci_epf_test pci_epf_test.0:MSI-Xの構成[ 34.738385] pci_epf_test pci_epf_test.0:DMA チャネルの取得に失敗しました RC テストで pcitest-S-r-s 1024 を実行すると、ep システムがクラッシュします
記事全体を表示
s32g pcie ep 失败 你好,我使用S32G3基于BSP39进行开发,想将PCIE配置为ep模式。你修改了pci-epf-test驱动和pcitest之后,正常的数据传输正常,但是DMA模式出现错误。ep配置如下 --- a/arch/arm64/configs/s32cc_defconfig +++ b/arch/arm64/configs/s32cc_defconfig @@ -87,6 +87,11 @@ CONFIG_PCI_S32CC=y CONFIG_PCIE_DW_PLAT_HOST=y CONFIG_PCIE_DW_PLAT_EP=y CONFIG_PCI_ENDPOINT=y +CONFIG_PCI_S32CC_DEBUG=y +CONFIG_PCI_ENDPOINT_CONFIGFS=y +CONFIG_PCI_EPF_TEST=y +CONFIG_PCI_S32CC_EP_MSI=y +CONFIG_PCI_DW_DMA=y CONFIG_DEVTMPFS=y CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y 系统运行以下命令 cd /sys/kernel/config/pci_ep/ mkdir functions/pci_epf_test/func1 echo 0x1957 > functions/pci_epf_test/func1/vendorid echo 0x4300 > functions/pci_epf_test/func1/deviceid echo 8 > functions/pci_epf_test/func1/msi_interrupts echo 16 > functions/pci_epf_test/func1/msix_interrupts ln -s functions/pci_epf_test/func1/ controllers/40400000.pcie/ echo 1 > controllers/40400000.pcie/start dmesg | tail -20 dmesg 错误如下 [ 34.738272] pci_epf_test pci_epf_test.0:设置测试BAR0 [34.738293] s32cc-pcie 40400000.pcie:功能:0:配置BAR0:大小=1048576F[34.738317]s32cc-pcie 40400000.pcie:功能:0:配置BAR2:大小=4194304F[34.738334]s32cc-pcie 40400000.pcie:功能:0:配置BAR3:大小=65536 bF [34.738351] s32cc-pcie 40400000.pcie:函数:0:配置 BAR4:大小=256 bytF [ 34.738368] pci_epf_test pci_epf_test.0:配置 MSI-X [34.738385] pci_epf_test pci_epf_test.0:无法获取DMA通道在RC测试中执行pcitest-Srs 1024后ep系统崩溃
記事全体を表示
電源サイクル時の IPCF-(S32k358) 初期化に関する問題 (デュアルコア セットアップ) 電源サイクル時の IPCF 初期化に関する問題 (デュアルコア セットアップ) 2つのコア間でメモリを共有するためにIPCFを使用しています。基本的な検証のために、以下の2つの機能を実行しています。 コア0 :LED点滅 コア2 : eMIOSによるPWM生成 両方のコアはIPCFを正しく実行するように設定されています。システムをデバッグモードで実行すると、LEDの点滅とPWMはどちらも正常に動作し、すべてが期待通りに動作します。しかし、電源を入れ直す(ボードの電源をオフ/オンする)と、何も実行されず、LEDの点滅もPWMも動作しません。 これまで試してみたことは次のとおりです。 IPCF 初期化中の競合状態を回避するために、Core 2 に遅延を追加しました。 IPCF なしでシステムをテストしました。IPCF を削除した後、電源を入れ直した後やデバッグ モードでもすべて正常に動作します。これにより、IPCF が問題に関連していることが確認されます。 問題を次の行に絞り込みました: ipc_shm_init(&ipcf_shm_instances_cfg); この関数呼び出しの後に配置されたものは、電源サイクルでは実行されません。 残留データが問題の原因である可能性があると疑い、使用前に共有メモリをクリアしようとしました。ただし、メモリのクリアを組み込むと、電源投入後にシステムが再び動作しなくなります (ただし、デバッグ モードでは引き続き動作します)。 共有メモリをクリアする方法は次のとおりです。 #IPCF_LOCAL_MEM_ADDR ((void *)0x20480000U) を定義します。 #IPCF_REMOTE_MEM_ADDR ((void *)0x20482000U) を定義します。 #IPCF_MEM_SIZE (0x2000U) を定義します void clear_ipcf_shared_memory(void) { メモリセット(IPCF_LOCAL_MEM_ADDR, 0, IPCF_MEM_SIZE); メモリセット(IPCF_REMOTE_MEM_ADDR, 0, IPCF_MEM_SIZE); } この問題の解決にご協力いただけませんか?参考までに、作業中のプロジェクトファイルも共有しました。 よろしくお願いします。 ガネーシュ・バグワット Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは、ダニエル。 ご指導ありがとうございます。さらに調査を進めると、 startup_cm7.sファイルには共有メモリを初期化するためのセクションが含まれていますが、 #if defined(MULTIPLE_CORE) && defined(MULTIPLE_IMAGE)の下で条件付きでコンパイルされます。これらの定義を含むようにアセンブラ プリプロセッサを更新することで、問題を解決でき、電源を入れ直した後でも IPCF 初期化が正しく機能するようになりました。参考までに添付画像をご覧ください。 ご協力ありがとうございます! よろしくお願いします、 ガネーシュ・バグワット Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは@GaneshBhagwatさん、 SRAM ECC のドキュメントについては、S32K3xx リファレンス マニュアルとこの AN13388 のみがあります: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13388 ただし、任意の RTD サンプル プロジェクトを参照することはCAN。 SRAM ECC は起動コードで初期化されます。 よろしくお願いいたします。 ダニエル NXPが提供するあらゆるサポート、情報、テクノロジー(以下「資料」)は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もなく現状のまま提供され、NXPは、適用法で認められる最大限の範囲において、資料に関連する直接的および間接的な責任および損害を一切否認します。NXPは、アプリケーションまたは製品設計に関するいかなる支援についても責任を負いません。資料は、NXP製品に関連してのみ使用できます。資料に関してNXPに提供されたフィードバックは、NXPにより制限なく使用できます。 Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) スタートアップ コードで ECC 初期化を正しく実装する方法に関する詳細なドキュメントや例がどこで見つかるか教えてください。 また、ECC 関連の問題以外に、電源サイクル後に同様の HardFaults を引き起こす可能性のある他の一般的な原因はありますか? Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは、ダニエル。 迅速なご対応に改めて感謝申し上げます。 参考までに、メモリ ビューのスクリーンショットを添付しました。1 つはデバッガーの起動直後に撮影したもので、もう 1 つは HardFault が発生したときに電源を入れ直した後にキャプチャしたものです。アドレス 0x20482008 には ?? が表示されませんが、この場所の値はデバッガー セッションと電源サイクル後とで異なることに気付きました。 今後とも変わらぬサポートを賜りますようお願い申し上げます。 よろしくお願いします、 ガネーシュ・バグワット Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは@GaneshBhagwatさん、 この問題は初期化されていない SRAM ECC によって発生している可能性があります。 通常、SRAM ECC はデバッガーによって初期化されます。デバッガーを使用しない場合、アプリケーションは起動コードで ECC 初期化を処理する必要があります。これを行わないと、初期化されていないメモリにアクセスするときに ECC エラーが発生する可能性があります。 これを確認するには、メモリ ビューでアドレス 0x20482008 (正確なバス エラーの BFAR 値) のメモリをチェックしてみてください。その住所に?? が見えますか? SO、初期化されていないメモリによる ECC 障害を示している可能性があります。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは、ダニエル。 迅速なご対応ありがとうございます。 ご提案通り再度確認しました。リセットせずにデバッガーを再接続すると、コードは関数 void clear_ipcf_shared_memory(void) 内でHardFaultになります。 ただし、clear_ipcf_shared_memory() の呼び出しをコメント アウトすると、今度は ipc_shm_init() 内でHardFaultが発生します。 参考までに、両方の HardFault シナリオのスクリーンショットを添付しました。 これらの障害の原因を理解し、問題を解決する方法を教えていただけますか? よろしくお願いします、 ガネーシュ・バグワット Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) こんにちは@GaneshBhagwatさん、 デバッガーを (リセットせずに) 再度アタッチすると、ipc_shm_init() 内のルックでスタックしますか、それとも障害例外がありますか? Re: Issue with IPCF-(S32k358) Initialization on Power Cycle (Dual-Core Setup) また、次のように IPCF で構成されたアドレスで memset を使用して共有メモリをクリアすることも試みました。 memset((void *)ipcf_shm_instances_cfg.shm_cfg[0].local_shm_addr,0、(size_t)ipcf_shm_instances_cfg.shm_cfg[0].shm_size); memset((void *)ipcf_shm_instances_cfg.shm_cfg[0].remote_shm_addr,0、(size_t)ipcf_shm_instances_cfg.shm_cfg[0].shm_size); しかし残念ながら、それでも問題は解決しませんでした。
記事全体を表示