2186203_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2186203_ja-JP

2186203_ja-JP

S32K314 HSE ADKP

こんにちは、NXP

ADKP(UID多様化によるHSE静的パスワード)機能を開発しています。質問が2つあります。

1、ADKP パスワードを設定するためにインターフェース HSE_ProgramAdkp() を呼び出すと、応答は HSE_SRV_RSP_OK です。HSE_CalculateAdkpHash() を実行した後、インターフェース HSE_ReadAdkp() を呼び出すと、今度は応答が HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED です。なぜかわかりません。 image.png

image.png

2、JTAG セキュア デバッグが有効になっている場合、消去して再プログラムしたいです。この時点では、最初に S32DS PE デバッグまたは Trace32 を使用して JTAG のロックを解除し、次に Jlink を使用して対応する操作を実行することしかできませんか?CANロック解除プロセスはプログラムフラッシュ内で実行できますか?

ご返信をお待ちしております!

よろしくお願いいたします!

Re: S32K314 HSE ADKP

ご返信ありがとうございます!

1、これは「S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0」、具体的にはそのファイル内のS32K344_DemoAppTemplateに基づいています。

Re: S32K314 HSE ADKP

1) これはどのサンプルコードに基づいていますか?

2) 決してそうではありません。セキュア デバッグを適用すると、リセットのたびにパスワードを入力する必要があり、永続的なロック解除はできなくなります。これはデバッガーでサポートされる必要があります。私は PeMicro と TRACE32 を認識しています。Segger については、サポートに問い合わせてください。サポートされているかどうかはわかりませんが、次のThreadではサポートされていないと言われています。
https://community.nxp.com/t5/S32K/s32k3-secure-debug-interface/mp/1954589

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 10:54 PM
更新者: