Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
LS1046 RESET_REQ 和 RSTRQSR 我们看到 RESET_REQ_B 在我们的定制 LS1046 硬件上被断言。当我们读取 RSTRQSR 时,我们得到以下内容: md 1ee00C8 01ee00c8: 00480000 00000000 00000000 00000000 如果我正确排序字节,则意味着: MBEE_RR(多位 ECC 重置请求)和 SRDS_RST_RR(SerDes 复位事件。如果任何启用的 SerDes PLL 未锁定,则会发生这种情况。) 有人能确认我的解码是否正确,并指出可能导致 MBEE_RR 的原因吗?我不确定从哪里开始寻找这个。 谢谢! 回复:LS1046 RESET_REQ 和 RSTRQSR 我们修复了这个问题 - 我们的 SRDS_PLL_PD_S1 和 SRDS_PLL_PD_S2 的值是错误的 - 参考手册对这些值有点令人困惑。一旦我们解决了这个问题,错误就消失了。 回复:LS1046 RESET_REQ 和 RSTRQSR 亲爱的@SimonRo , 您能否指出在“4.4.1 开机复位序列”的哪一步中遇到了这个问题? 还是启动结束后才会发生? 我需要更多信息才能了解可能发生的情况。 回复:LS1046 RESET_REQ 和 RSTRQSR 我通过将 SRDS_PLL_PD_S1 和 SRDS_PLL_PD_S2 设置为 0 来关闭 SERDES。 我的 RCW 现在看起来像这样: 00000000: 0c150010 10000000 00000000 00000000 00000010: 11330559 40000012 60040000 c1000000 00000020: 00000000 00000000 00000000 10038ffe 00000030: 20124000 04261301 00000096 00000001 但RESET_REQ_B 仍然有效: => md 1ee0000 01ee0000: 7f7f7720 0000004f 00000000 00000000 w..O........... 01ee0010: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee0020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee0030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee0040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee0050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee0060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee0070: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee0080: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee0090: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee00a0: 00000000 10010787 40000000 00000000 ...........@.... 01ee00b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee00c0: 00400000 00000000 00480000 00000000 [email protected]..... 01ee00d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee00e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 01ee00f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 我认为是: SRDS_RST_RR(SerDes 重置事件。如果任何启用的 SerDes PLL 未锁定,则会发生。) 我想知道如果 SERDES 断电为什么会看到这个? 谢谢!
記事全体を表示
LX2160A の DPDMUX インスタンスの最大サポートはいくつですか Hi, LX2160A で作成できる DPDMUX インスタンスの最大数はいくつですか? 私は8つのdpdmuxオブジェクトを作成しようとしましたが、6つでしか成功しません。 dpdmux作成のパラメータは次のとおりです #--default-if=1 --num-ifs=2 --method DPDMUX_METHOD_CUSTOM --options=DPDMUX_OPT_CLS_MASK_SUPPORT,DPDMUX_OPT_AUTO_MAX_FRAME_LEN 7番目のものを試そうとすると、次のようにエラーが表示されます。 MC エラー: 使用可能なメモリがありません (ステータス 0x9) Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか これは、DPAA2 のリソース使用量を調整する際に役立つ情報です。ただし、DPAA2 で使用されるメモリ バッファーに収まるすべてのオブジェクト (8x DPDMUX + DPMAC/DPNI) を詰め込むには、さらに微調整が必要です。 - DPNI:トラフィックが単に管理目的である場合、フローステアリングルールを下げます、パラメータ '--fs-entries' - DPDMUX: 分割が複雑でない場合は、カスタムルールの使用量を減らします (パラメータ '--max-dmat-entries')。また、dpdmux の作成中にメモリ (PEB バッファ) の使用量を減らし、パラメータ '--mem-size' さらなる調整が進行中です。これがコミュニティに役立つことを願っています。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか @dunk  どうもありがとうございます 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか こんにちはヘクター、 はい、NXPからのサポートに感謝します。私はあなたのチームメンバーとの議論を続けます。そして、最近コミュニティのために得たいくつかの役立つ情報を共有しようとしています。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか Hello @dunk  この投稿があなたを元気に見つけてくれることを願っています、 私たちのチームメンバーの1人が、このテーマに関してすでにサポートを提供していることに気づきました。 混乱を避け、できるだけ明確なコミュニケーションを保つために、 チームメンバーとのコミュニケーションを心がけてください。 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか こんにちは@Hector_Villarruel 、 DPAA2 mem設定のフィードバックについてコメントはありますか? セットアップで 8 つの DPDMUX を作成できません。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか ありがとう、@Hector_Villarruel。 これがMCファームウェアの構成とメモリ割り当てです。 - Uブート: mcmemsize=0x70000000 - DPC:total_bman_buffers = <0x9EB100> DPCファイルにtotal_num_buffersが見つからないので、デフォルト設定では640000だと思います。 上記のような設定や設定については、メモリは十分だと思います。他に何か足りないものはありますか? Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか Hello @dunk  このメールがあなたを元気に見つけてくれることを願っています、 このエラー (MC エラー: 使用可能なメモリがありません (ステータス 0x9)) は、MC メモリの制限に関するバッファの最大数を超えた場合に発生することがあります。詳細については、DPAA2UM、Rev 53、08/2023 の 3.5 最小メモリ要件を参照してください。 LX2160の場合、256MBのメモリがありますが、次の制限があることに注意してください。 すべてのキューに同時に存在できるバッファの総数は 640000 に制限されています。もし DPCファイルのtotal_num_buffersが640000より大きい場合、MCは起動に失敗します。 total_num_buffers が dpc ファイルにない場合、MC はデフォルト値の 640000 を使用します。 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター・ビジャルエル
記事全体を表示
LS1028A 2.5G SGMII 以太网无法与 QCA8081 配合使用 我们在 LS1028A 的 Serdes Lane A 上使用 QCA8081 PHY 实现 2.5G SGMII。 我们启用了 QCA8081 驱动程序 (CONFIG_QCA808X_PHY=y),并更新了 rcw(rcw_1500_sdboot.rcw) 和 dts(ls1028a-rdb.dts)如下图所示。 rcw: SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 dts: &enetc_mdio_pf3 { sgmii_phy0: ethernet-phy@24 { reg =<0x18>; }; }; &enetc_port0 { phy-handle =<& sgmii_phy0>; phy-mode ="2500base-x"; status ="okay"; }; 观察结果: Ping 在 2.5G 模式下不起作用。但 1G 模式正常。 2.5G 的 Ethtool 输出: root@ls1028ardb:/home/user# ethtool eno0 eno0 的设置: 支持的端口:[ ] 支持的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 支持暂停帧使用:对称只接收 支持自动协商:是 支持 FEC 模式:未报告 广告链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 广告暂停帧使用:对称只接收 广告自动协商:是 宣传的 FEC 模式:未报告 链接伙伴宣传的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 链接伙伴宣传的暂停帧使用:对称只接收 链路合作伙伴宣传的自动协商:是 链路合作伙伴宣传的 FEC 模式:未报告 速度:2500Mb/s 双工:全 自动协商:开 主从配置文件:首选从 主从状态:从 端口:双绞线 PHYAD:24 收发器:外部 MDI-X:关(自动) 支持唤醒:g 唤醒:d 检测到链接:是 Dmesg 日志: root@ls1028ardb:/home/user# dmesg | grep eno0 [ 13.165970] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: 从 eth0 重命名 [ 13.721100] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: PHY [0000:00:00.3:18]驱动程序 [Qualcomm QCA8081] (irq=POLL) [ 13.722673] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: configuring for phy/2500base-x link mode [ 17.813736] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control rx/tx 如有遗漏,请提出宝贵意见。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 感谢您的答复。 是的,我们还尝试了 SRDS_PRTCL_S1_L0 的 1 和 6 请参见所附 RCW 文件: /* * SerDes 协议 - 0x85bb * * 频率: * 内核 -- 1500 MHz * 平台 -- 400 MHz * DDR -- 1600 MHz * DDR 数据速率 -- 1.600 GT/s */ #include<../ls1028asi/ls1028a.rcwi> SYS_PLL_RAT=4 MEM_PLL_RAT=16 CGA_PLL1_RAT=15 CGA_PLL2_RAT=12 HWA_CGA_M1_CLK_SEL=1 HWA_CGA_M2_CLK_SEL=7 HWA_CGA_M3_CLK_SEL=6 HWA_CGA_M4_CLK_SEL=3 DDR_REFCLK_SEL=2 DRAM_LAT=1 BOOT_LOC=21 FLASH_CFG1=3 SYSCLK_FREQ=600 IIC2_PMUX=6 IIC3_PMUX=2 IIC4_PMUX=2 IIC5_PMUX=2 IIC6_PMUX=3 CLK_OUT_PMUX=2 EC1_SAI4_5_PMUX=5 EC1_SAI3_6_PMUX=5 USB3_CLK_FSEL=39 ENETC_RCW=3 GTX_CLK125_PMUX=2 SRDS /* PCIe 控制器的勘误表 */ #include<../ls1028asi/a008851.rcw> #include<../ls1028asi/a010477.rcw> #include<../ls1028asi/a009531.rcw> /* 增加 FSPI 时钟频率 */ #include<../ls1028asi/fspi_speed.rcw 我们为 Serdes 接口使用 100MHz 的参考时钟。 用于 QSGMII(2.5G)的 Serdes 通道 B分布式 4 端口)正在工作。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 配置是否 srds_prtcl_s1_l0=0x1 srds_prtcl_s1_l1=0x5 srds_prtcl_s1_l2=0xb srds_prtcl_s1_l3=0xb   能否请您提供输入和 RCW 设置的 PLL 频率信息? 谢谢! Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 我们还使用125MHz的参考时钟进行了测试,并观察到了相同的结果。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 亲爱的 June-Lu 我们计划对 SerDes 配置进行以下修改,以支持 SerDes 通道 A 上的 2.5G SGMII 操作: 按照 2.5G SGMII 操作的要求,将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P/N 的 SerD es 参考时钟更改 为 156.25 MHz 。 (目前我们使用的时钟发生器相同的时钟频率,仅测试 SerDes Lane A ) 将 SerDes PLL 参考时钟选择位[945:944] 从现有值 “00” 更新 为“10”。 你能帮我们做这个改变吗? 更改 协议选择至 "65BB用于所需的 SerDes 通道配置。 请确认是否需要进行其他更改(PLL 设置、SerDes 寄存器、RCW/DTS 更新或 PHY 相关配置)以支持这一更改? 期待您的支持。 同时附上我们的框图,供您参考。 谢谢 谨致问候 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 1.如果 SerDes 将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P /N 的参考时钟均设置为 156.25 MHz,那么如何实现 Q SGMII 和 PCIe。 2.SRDs_pll_ref_clk_sel_s1=2,请参阅 https://github.com/nxp-qoriq/rcw/blob/LSDK-21.08/ls1028asi/ls1028a.rcwi 由于这不是官方配置,您可以尝试一下。 谢谢!
記事全体を表示
Autosar Os 示例 你好 我正在开发一个使用 S32K146 芯片和 Autosar 架构的 ECU 项目。我以前没有接触过 Os 模块的使用,如果您能提供一些与 Os 模块相关的例程,我将不胜感激。 谢谢! Re: Autosar Os Example 能给我一个链接吗? Re: Autosar Os Example 你好 AUTOSAR 操作系统软件包中有一个例子: 您可以在恩智浦 SW 账户中找到它:   S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0.exe_ 它非常直观,你可以通过用户手册 AUTOSAR_OSS32K_UM.pdf 进行配置,它是软件包的一部分。 顺祝商祺! Peter     Re: Autosar Os Example 我正在开发一个使用 S32K146 芯片的 Autosar 项目,配置工具是 EB Tresos。我配置了CAN堆栈并在环回模式下测试了上层的传输和接收过程(从Com层到MCAL),一切正常。 当我将 CAN 控制器配置为正常模式时,CAN 数据被写入寄存器(RAMn),但硬件并未启动传输。Tx 引脚上没有数据,因此,没有触发信号来清除 TX Buff 标志。这也导致前四帧数据成功写入 Buff,但从第五帧开始,数据无法写入,并返回 CAN BUSY 状态。 由于这个问题,我不知道如何解决。因此,我使用了 S32DS 中为 S32K146 提供的 Autosar CAN 示例,做了一些修改,并在相同的硬件上运行。然而,数据仍然无法传输,同样的问题再次出现。 您能帮我分析一下 CAN 传输在我的项目中出现故障的原因吗?谢谢。
記事全体を表示
S32K358 多核调试器 我 按照文件 S32K32X_Multicore_Project_Quick_Start_Guide.pdf 中的说明 删除了 路径 C:\NXP\S32DS.3.6.0\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_5.9.2.202409131555\supportFiles_ARM\NXP\S32K3xx 中的 s32K358.mac 文件 ,但 core2 仍然无法调试。能否请您帮助排除故障并找出问题所在? 回复: S32K358 multicore Debug 您能帮我调试一下项目吗? 回复: S32K358 multicore Debug 已经解决了,是启动文件错了
記事全体を表示
重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我, I am requesting a development engineer for A1006UK at a high cost. Engineers who have worked before have contacted me. Thank you very much, vx jesssaid 重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我,重谢,vx jesssaid Facebook 13922881086 回复: 重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我, There is an old project that uses this ic, if you have done this project contact me, thank you!
記事全体を表示
Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi everyone, I am interested in buying the FS32K144HAT0MMHT MCU and the associated evaluation kit (EVK). I would like to know: Does the EVK include the RTD driver at no additional cost? If not, is it necessary to purchase the RTD driver separately? Thanks in advance for your help! Re: Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi @NagulMeera  Real-Time Drivers (RTD) and S32 Design Studio (S32DS) are free of charge. EB tresos Studio is available with a free evaluation license, but a production license must be ordered from Elektrobit. We also offer premium software such as: - S32 Safety Software Framework (SAF) and Safety Peripheral Drivers (SPD) - Structural Core Self-Test (SCST) For premium software, contact your NXP representative. BR, VaneB
記事全体を表示
SSEGold:最佳暗黑破坏神 4 第 11 季版本和等级列表指南 暗黑破坏神 4》第 11 赛季彻底重塑了终极游戏元。在平衡变化、新的季节性机制和定义版本的协同作用之间,一些设置现在感觉势不可挡,而另一些设置却悄然失去了相关性。作为一个已经将多个赛季推向极限的人,我可以自信地说,这是我们迄今为止版本最多元化的赛季之一。如果你想跳过一些早期的磨练,许多资深玩家会选择 SSEGold 购买《暗黑破坏神 4》物品,这样他们就可以专注于测试版本和推送残局内容,而不是农业基础知识。 在本指南中,我们分解了《暗黑破坏神4》第 11 季最佳版本和等级列表,涵盖了哪些版本有效、为何有效,以及哪些版本值得你花时间,无论你是单人磨练、推动噩梦地下城还是为 PvP 做准备。 第 11 赛季元如何形成 第 11 赛季奖励的是稳定性、生存能力和规模化伤害,而不仅仅是华丽的爆发。能够在较长的 boss 战斗中保持压力并在高等级内容中存活下来的版本在元数据中占据主导地位。人群控制、防御层和资源维持比以往任何时候都更加重要。 目前在排行榜上名列前茅的《暗黑破坏神4》第 11 季版本都有一些共同点: 强大的防御正常运行时间 可靠的伤害扩展 流畅的资源管理战斗期间的停机时间 最小 如果你的版本在任何一个区域都遇到困难,它可能会在更高的等级中落后。 暗黑破坏神 4 第 11 季的 S 级版本 这些绝对是目前最好的版本。如果您想要效率和动力,请从这里开始。 烙印圣骑士 烙印圣骑士是第 11 赛季当之无愧的王者。它集高额持续伤害、出色的生存能力和强大的群体实用性于一身。这个版本在噩梦地下城和 boss 遭遇中表现出色,是残局玩家的首选。 骨矛死灵法师 骨矛依然是个怪物。在第 11 赛季的 BUFF 中,亡灵巫师的缩放得到了改进,游戏也更加流畅。该版本提供巨大的单目标伤害和可靠的清除速度,尤其是在使用适当的装备进行优化时。 弧形巫师 弧光巫师凭借出色的 AoE 伤害和移动能力大放异彩。这个版本可以快速清理大包并可以很好地扩展到游戏后期的内容。通过巧妙的走位和防御冷却,生存能力是可控的。 值得一玩的 A 级版本 等级版本很强大,但稍微更依赖于情境或装备。 旋风野蛮人 依然经典。旋风野蛮人在持续战斗中占据主导地位,玩起来感觉很棒,但他们需要扎实的装备投资才能在第 11 赛季中真正大放异彩。 毒药流氓 毒液流氓会在一段时间内造成疯狂的伤害,并具有机动性。它们在技术娴熟的选手手中发挥得淋漓尽致,让那些懂得时机和定位的选手受益匪浅。 风暴德鲁伊 风暴德鲁伊提供强大的 AoE 和不错的生存能力。虽然不像 S Tier 版本那样占据主导地位,但它们仍然是单人游戏和小组游戏的可靠选择。 B 级版本和利基选项 这些版本可以运行,但需要额外的努力或特定的场景。 火巫师 陷阱游侠 土德鲁伊 血亡灵法师 它们在休闲游戏或特定活动中是可行的,但在推送顶级内容时就会落后。 暗黑破坏神 4》第 11 赛季等级列表概览 S Tier Brandish Paladin Bone Spear Necromancer Arc Sorcerer A 层 旋风野蛮人 毒药游侠 暴风德鲁伊 B 级 火系巫师 陷阱游侠 土系德鲁伊 血系亡灵巫师 是什么让 build 在第 11 季变得强大 资深玩家都知道,原始伤害数字并不能说明一切。最好的《暗黑破坏神4》第 11 季版本在保持效率的同时平衡进攻和防守。 寻找具有以下特点的构建:屏障或 强化等强大防御层 可靠的人群控制对完美定位的依赖 最小化长时间 战斗伤害可扩展 装备在其中发挥着重要作用。许多玩家想要快速优化版本而无需花费数周时间培育完美的卷子,就依靠 SSEGold 购买《暗黑破坏神 4》物品。 为你的游戏风格选择合适的版本 如果你喜欢安全、稳定的游戏,那就选择圣骑士或死灵法师。 如果你喜欢速度和机动性,游侠或巫师是你的首选。 如果你喜欢坦克型斗士,《野蛮人》依然能满足你的需求。 最好的版本是你一直喜欢玩的版本。即使是顶级版本如果与你的游戏风格不符,也会感觉很糟糕。 总结与展望 第 11 赛季为《暗黑破坏神 4》带来了迄今为止最健康的元气之一。无论你想要绝对最强大的设置还是可靠的全方位版本,都有很多不错的选择。关键是要了解什么能让版本发挥作用,并明智地投入时间和装备。 如果你想要效率、灵活性和力量,上面列出的版本代表了目前可用的最佳《暗黑破坏神4》第 11 季版本和等级列表。坚持使用,巧妙优化,圣域就不会那么无情了。
記事全体を表示
[S32K344MINI-EVB] 搭載デバッガ機能の確認 (K26 OpenSDA) NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 S32K3シリーズの評価のため、S32K344MINI-EVBを購入予定です。 購入する前に、デバッグ インターフェースの要件を再確認して、正しく設定されていることを確認したいと思います。 私の理解: ブロック図とドキュメントによると、このボードにはK26 を使用した搭載デバッグインターフェースが含まれており、OpenSDA を使用する搭載デバッガーとして機能すると考えられます。 質問: S32 Design Studio を使用してS32K344MINI-EVB をフラッシュおよびデバッグするには、USB ケーブルだけが必要であることを意味しますか?(つまり、基本的な評価には Multilink や Lauterbach のような外部デバッガーは必要ありませんか?) この特定のボードには、注意する必要のある「ND (No Debugger)」バリアントや特別なジャンパーがないことを確認したいだけです。ご協力ありがとうございます! Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) ハイ 先週参加したトレーニング中に、同僚がこのボードの「ND (No Debugger)」バリアントについて言及しているのを聞きませんでした。 以前の S32K3X4EVB-T172 に関しては、当時 K26 が在庫切れだったため、「ND (デバッガーなし)」バリアントが存在していました。 新しく発売されたボードなのでまだ手元にありません。本日、S32K344MINI-EVB を注文しました。よろしければ、商品到着後に確認させていただきます。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) こんにちは、 ご返信ありがとうございます。返答をお待ちしています。ありがとう。 Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) 3日前にS32K344MINI-EVBボードを社内で注文しましたが、まだ発送されていません。いつ受け取れるかは不明ですので、お知らせします。 Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) K26 を備えた搭載デバッグインターフェースを備えた S32K344MINI-EVB を受け取りました。
記事全体を表示
检查 T1042 及其评估板的部件状态 亲爱的团队 我们计划在未来的一个项目中使用 T1042。在检查 T1042 的评估板时,它似乎已经过时了。您能否确认新设计是否仍然推荐使用 T1042 处理器,或者我们是否需要用类似部件来替换它。此外,由于提到了CodeWarrior TAP,因为它已停产,因此请提供备用调试工具。 顺祝商祺! Monisha M Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board T1042 处理器仍被推荐用于新设计,在 2035 年 2 月之前仍在 "长寿命计划 "中。 您可以在这里查阅我们的产品生命周期信息: https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/product-lifecycle:PRDLIFCYC 请注意,只有 NRND 状态才表示 "不建议用于新设计"。T1042 的当前状态为 ACTIVE。 但这是一款老产品,官方软件支持 QorIQ Linux SDK 2.0-1703。本产品没有 SDK 升级计划。 您可以在这里找到 SDK 的详细信息和下载: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/linux-software-and-development-tools/linux-sdk-for-qoriq-processors:SDKLINUX#downloads 我目前正在与我们的内部团队确认 CodeWarrior 的状态,并将尽快为您提供最新信息。 希望这些信息能帮助您做出决定。 谢谢! Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board CodeWarrior TAP 仍处于活动状态,可以订购,内部团队将修复 " 不再生产的 "。 我真的很抱歉。 Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board 亲爱的团队 谢谢你的澄清。你还能推荐一款处于活动状态的 T1042 处理器评估板吗。 顺祝商祺! 莫妮莎 Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board T1042 评估似乎推荐使用 T1040D4RDB-PA。 如果您想购买已停产的T1042D4RDB-PA,请联系 授权经销商,看看他们手中是否有一些。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/obsolete-products:WTOBUY_OBSOL 谢谢!
記事全体を表示
S32K328 SPD BIST,HSE_HSE_SWT_RST 队员们好 客户运行 Bist_Run(BIST_SAFETYBOOT_CFG) 。 MCU 报告 MC_RGM.FES[HSE_SWT_RST] set,而不是达到ST_DONE。 这表明 HSE 监视程序计时器 (WDT) 在 BIST 测试期间 RESET 了 MCU。 意见: 客户使用 HSE A/B 交换,但在 BIST 上市之前,HSE_B 内核处于非活动状态。 通过 Hse_Ip_GetHseStatus() → HSE_STATUS_INIT_OK 验证。 这表示: PRTN0_CORE2_STAT = WFI = 1 MU0->FSR = HSE_STATUS_INIT_OK = 1 设备:S32K328 第二个 CM7_1 内核处于非活动状态(时钟门控),因此它无法触发信号任何 HSE 服务。 时钟配置符合表 157 - 选项 A(高性能模式): CORE_CLK= 160 MHz HSE_CLK= 80 MHz AIPS_SLOW_CLK= 40 MHz AIPS_PLAT_CLK= 80 MHz DCM_CLK= 40 MHz LBIST_CLK= 40 MHz 通过 MC_CGM MUX0 分频器生成: DIV0 = 160 MHz DIV1 = 80 MHz DIV2 = 40 MHz DIV3 = 80 MHz DIV4 = 40 MHz DIV5 = 40 MHz DIV6 = 160 MHz HSE_CLK_MODE_OPTION 与 RM 时钟选项 A 一致: DCMROF21[HSE_CLK_MODE_OPTION] = 0b00 → 时钟选项 A。 分析: 根据配置,在BIST期间没有明显的理由触发信号HSE监视程序。 HSE 内核已初始化并处于 WFI 状态,时钟已正确配置,非活动 CM7_1 内核不应干扰。 问题 您以前是否遇到过这种行为,即尽管初始化和时钟配置正确,HSE WDT 在 BIST 期间仍会 RESET MCU? 谢谢! BR,丹尼尔 SAFETY_SW Re: S32K341 SPD BIST, HSE_HSE_SWT_RST 你好,Daniel, ,在 SAF 测试团队方面,我们验证 BIST 配置时不涉及 HSE,我想在 HW 验证团队方面也是如此。 因此,在 SAF 团队,我们不知道这个问题。 我对 HSE 不熟悉,不知道能否在执行 BIST 之前禁用 HSE WDG,但对于普通 SWT,我们建议在 BIST 之前停止其运行。 亲切的问候, Radoslav
記事全体を表示
将 RT1020 示例版本作为不带外部存储器的 RT1021CAG4B 你好 我正在尝试为定制板创建一个简单的项目,该板采用带外部或非闪存的 RT1021CAG4B,但没有外部 RAM(我们那里有一个同步动态随机存取存储器(SDRAM)芯片,但我们意识到它与 RT1020 不兼容)。目标是创建一个简单的版本,比如闪烁的示例,将其加载到我们的 RT1020CAG4B 上,以证明一些额外的功能,并在我们制定新的外部 RAM 配置时协助测试。 到目前为止,我已经完成了以下工作: 根据 RT1020-evk 示例创建一个新的 blinky 项目 已将 MCU 代码包更改为 RT1021CAG4B 将 .mex 中的时钟功能组改为 `BOARD_BootClockRUN_400M(并更新了代码) 删除 MCU 设置中的 `BOARD_SDRAM` 和 `NCACHE_REGION` ->内存配置 自从 `NCACHE_REGION` 被移除后,在 板.c 中将 `nonCacheStart` 和 `size` 设置为 0 完成此操作后,我可以进行版本,但是如果我尝试调试或直接启动代码,某些东西会导致电脑在进入ResetISR之前脱轨。调试时,调试器会立即开始运行(不会停止),当我暂停时,调试器会停留在 0x002XXXXX 的某个位置。另外,如果我使用 flashloader 和 blhost 将代码加载到 flash 中,然后使用 blhost 直接从 resetIRS 执行,代码也能正常运行。 我怀疑这是 DCD 的问题,因为我的板上的外部存储器坏了,所以在同步动态随机存取存储器(SDRAM)配置过程中可能会出现问题。我试过在多个地方移除 DCD,例如在 `image_vector_table` 中将 DCD 地址设置为 NULL,以及清除 DCD 中的所有 SEMC 命令,但都没有任何效果。 我缺少的东西需要重新配置以删除外部存储器的任何引用或配置吗?有没有更好的方法来完成我正在做的事情(创建一个简单的 RT1021CAG4B 项目,该项目将从外部 或非 FlexSPI 闪存启动,只使用内部存储器)?据我所知,RT1021 和闪存可以正常工作,唯一的问题是同步动态随机存取存储器(SDRAM)。 如果我能提供任何有助于更好地解释我当前配置的信息,请告诉我。 谢谢, Rob i.MX RT102x Re: Build RT1020 example as RT1021CAG4B without external memory 嗨,foned6199,感谢您的快速回复和建议! 最后,我在偶然看到这个帖子https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/IMXRT-XIP-no-FlexSPI-transactions/m-p/1628013 后,找到了问题的解决办法。我没有意识到我们使用的闪存芯片是从 evk 板上改过来的,所以闪存配置是错误的,特别是 QE 位寄存器。我应该早点认出这些迹象,因为我能够使用内存而不是闪存运行,所以一切终于有了感知。 再次感谢您的支持!谢谢! Re: Build RT1020 example as RT1021CAG4B without external memory 您好! 你的 RT1021 问题源于 EVK 示例中剩余的 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 引用:即使你删除了 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 设置,IVT 仍可能指向 DCD 部分,链接器/调试器脚本可能会放置数据或尝试初始化外部 RAM。要修复此问题,请将 IVT DCDAddress 设置为 0x00000000,调整链接器脚本,使所有代码、数据和堆栈仅使用内部 RAM,并在调试器设置中禁用同步动态随机存取存储器(SDRAM) 初始化。通过这些更改,您的 blinky 项目应仅使用内部存储器从外部或非闪存中干净地启动。
記事全体を表示
S32K388 柔性逻辑分析仪无法接收数据 工程师们,你们好!我正在测试使用带有 PTA6 和 PTA7 的 flexcan0 发送 CAN 信息,但在逻辑分析仪中无法接收 CAN 信息或波形信号。使用的 CAN 速率是 500kbps。 Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER Hi@vinmotion Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER 谢谢您,但我是 nxp 的新手,不知道该调用什么函数来启动端口,而且在提供的示例中也没有使用它。 我已经配置了这些引脚,但应该调用什么函数来启动它呢? Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER Hi@vinmotion 您的主程序没有初始化端口。
記事全体を表示
MCUXpressoは真のFreeRTOSプロジェクトを作成しません FreeRTOSを含むプロジェクトでは、真の FreeRTOS プロジェクトは作成されません。これは単なるプレースホルダーのようです (FreeRTOS コア ファイルはプロジェクトの場所にコピーされるだけです)。 2 つのファイルがありません: ポートマクロ.h FreeRTOSConfig.h この 2 つのプロジェクト/コア固有のファイルにはテンプレートが必要です。両方存在する場合は、手動で含めることができるように、それらの場所を教えてください。 ご挨拶! MCUXpresso IDE v25.6 [ビルド 136] [2025-06-27] Re: MCUXpresso doesn't create a truly FreeRTOS project こんにちは@fjrg76さん、 現在使用している MCU と SDKs を共有していただけますか?
記事全体を表示
s32k1 mpu 问题 您好 我有一些关于 s32k1 系列 mpu 的问题 1.S32K1 系列的 MPU 是否有一种机制,使"在单个运行周期内初始配置后不能重新配置" ? 2.关于用户模式和特权模式之间的切换,是否有相应的身份验证方案?换句话说,在运行时从用户模式过渡到特权模式是否需要通过身份验证或其他网络安全措施? 3.对于 MPU 保护,是否可以直接控制对特定寄存器地址范围的访问(读/写)?例如,控制对 `CAN0_BASE (0x40024000u)` 到 `CAN0_END (0x400024C0B)` 的访问。如果可能,应选择哪个从端口? Re: s32k1 mpu questions 你好,@白川、 1. MPU 本身不提供防止初始设置后重新配置的机制。不过,可以通过外设网桥(AIPS-Lite)保护其寄存器,通过设置适当的访问控制,限制对 MPU 配置寄存器的访问。 2. 没有基于硬件的权限提升验证机制。不过,从用户模式到特权模式的转换受到异常处理系统的严格控制。在用户模式下运行的线程不能通过写入寄存器直接更改其权限级别。相反,它必须调用 Supervisor Call (SVC) 指令,该指令触发信号异常并将执行转移到在特权模式下运行的 SVC 处理程序。 3. 如下方框图所示,MPU 本身并不为其配置寄存器提供保护。 相反,通过 AIPS 提供保护。 此致, 丹尼尔 Re: s32k1 mpu questions 好的,非常感谢你们耐心的回答。 如果我想通过 AIPS 对外设寄存器实施访问控制(例如,Task1 可以读写 CAN0 和 CAN1,但 Task2 不能读写 CAN0 和 CAN1),我该怎么做? Re: s32k1 mpu questions 你好,@白川、 目前还没有基于硬件的解决方案来解决这个问题。 所有任务都在同一个核心上执行。 AIPS 模块可以为该核心配置访问权限。
記事全体を表示
i.MX 95 EVK 启动过程日志 恩智浦专家们,你们好、 我们正在使用Yocto Linux镜像研究i.MX 95的启动过程,并希望更深入地了解启动流程。 有关于启动过程顺序的详细文档吗? 另外,你能否提供来自 i.MX 95 EVK 板的硬件启动日志,这将对我们的参考非常有帮助。 谢谢! Re: i.MX 95 EVK boot process log i.mx95 仍在试生产阶段,所有材料均可在官方网站上查阅 https://www.nxp.com/products/i.MX95 有关启动日志,请参阅随附的文件,我使用了 imx95-19x19-evk-it6263-lvds0.dtb 然后连接了 HDMI Re: i.MX 95 EVK boot process log 嗨 Joanxie: 感谢你之前提供的 imx95 启动日志,它非常有帮助。 我们目前正在研究 i.MX 952 (https://www.nxp.com/products/i.MX-952),想问一下相应的启动日志是否可供参考和调试。 谢谢
記事全体を表示
KW45 noinit 柱塞部分 您好,nxp 专家: 我想在 kw45 中隔离一部分 RAM,用于存储一些标志。但是,当前,当我尝试将 0xa5a5a5a5 写入地址 0x020000000 然后进行软复位时,RESET后从地址 0x020000000 读取的值为 0。你能否帮我弄清楚如何确保软复位后读取的值与RESET前读取的值相同? KW45 Re: KW45 noinit ram section 你好,@Christine_Li: 不过,我又注意到启动文件 startup_KW45B41Z83 .S 中的这部分代码 --它不是清除了 0x2001_A000 至 0x2001_C000的内存范围 吗? .ram_init_stcm5: ldr r0, =0x2001a000 ldr r1, =0x2001c000 .loop5: /* Initialize stcm5 */ stmia r0!, {r2 - r5} cmp r0, r1 bcc.n .loop5 Re: KW45 noinit ram section 你好,@jiajun_cheng 最后 8 KB RAM (0x2001_A000) 来自独立的电源开关功能域,可在所有电源模式下保持数据保留。 详情请参阅 KW45 参考手册 如果您对此案有任何其他关切,请告诉我。 否则,请毫不犹豫地将我的回答标记为解决方案,这样我们就可以结案了。 顺祝商祺! Christine。 Re: KW45 noinit ram section 你好,@jiajun_cheng 在这个案子上我还能为你做什么? 顺祝商祺! Christine。
記事全体を表示
i.MX 8M Plus DDR4 终端 我想检查 i.MX 8M Plus(部件号:MIMX8ML8CVNKZAB)的 DDR4 连接。 我使用 8MMINID4-EVK-DESIGNFILES 作为参考,但是该电路没有地址和控制信号的 VTT 终端。 这是否意味着 VTT 终止或 VTT 岛没有必要? Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination 感谢您的解答。 我不知道该怎么办,于是安装了一个外部 VTT 终端, ,但即使安装了 VTT 终端,它还能正常工作吗? Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination 恩智浦的i.MX 8M Plus硬件设计指南证实,DDR4地址/控制信号不需要VTT终止,因为SoC和动态随机存取存储器(DRAM)在内部处理终止。 因此,可以参考我们的参考设计。 i.MX 8M Quad/Mini/Nano/Plus - LPDDR4、DDR4& DDR3L 内存兼容性指南 - NXP Community 将帮助您获得 ddr 支持。 Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination   此配置不需要 VTT 终端 遵循 EVK 和 NXP 硬件设计指南:移除 ACC 线路的外部 VTT 终端。 如果保留 VTT: 确保 VTT = VDDQ/2,并能提供/吸收所需电流。 通过模拟或测量验证信号完整性。 在软件中确认 DDR 初始化和训练(VREFDQ 校准、写入/读取电平)。
記事全体を表示
S32N55 读取 ID 时 XSPI 超时 你好 我正试图为 S32N55 上的 FSS 内核建立一个最小项目,以便在 S32N55-RDB 上闪存所附的 s28hs01gt OSPI 内存。目标是实现一个RAM引导加载程序,在未编程的设备上刷新OSPI内存。当尝试使用 `Xspi_Ip_ReadId` 函数读取 ID 码时,程序会超时并停止运行。这个问题也出现在 `Mem_43_EXFLS_Init`'过程中。 从 RTD 调试示例没有帮助,因为这些示例需要闪存中的 IVT 映像。 该设置基于 RTD 代码包中的示例,其中显示了 LUT 和内存配置。我为 OSPI 添加了引脚初始化。从示例中尚不清楚需要如何安装时钟。 是否有人有这方面的经验,可以帮助建立这个项目。 顺祝商祺! 路易斯 评估板 Re: S32N55 XSPI timeout during ReadID 你好,@waldluis 谢谢您的帖子。 我知道您使用的是 S32N55,但由于该产品仍处于量产阶段,因此不在本公共社区的支持范围内,我建议您联系恩智浦 DFAE/FAE,让他们为您的问题提供技术支持。 很抱歉给您带来不便。 BR 切宁
記事全体を表示
关于 MPC5777C DCF_UTEST_REE_TMPSNS 配置后 PMC_SELF_TEST 失败的查询 我正在使用 MPC5777C 芯片配置 UTEST 的 PMC 温度传感器 RESET 事件启用控制 DCF。我将 LDPLS 位设置为 1 以在 PMC_REE_TD 寄存器中加载 DCF 客户端数据,我将 TEMPSNS0 和 TEMPSNS2 都设置为 0 以禁用由温度传感器引起的 RESET 事件。 -> DCF 配置如下:dcf_utest_ree_tmpsns: ldpls(1), tmpsns2(0), tmpsns0(0) 在此状态下向 MPC5777C 供电时,PMC_SELF_TEST_UM_VD_REG 的 ST_RESULT 显示单片机自检失败。在配置 DCF 之前,结果总是 PASS,但在配置之后,记录为 Failed。这种行为因我们生产的板而异。 例如,在板 1 上,它总是在配置 DCF 之后失败,而在板 2 上,它总是在配置 DCF 之后通过(两个板始终在 DCF 配置之前通过)。 我的问题是 1.我想了解我配置的 DCF 中的 LDPLS、TEMPSNS0 和 TEMPSNS2 设置如何影响 PMC 自检操作和结果。具体而言,当温度传感器 RESET 事件被禁用时,自检有时会失败甚至通过,这是否正常? 2。如果我已经配置了 DCF,那么在启动顺序之后在应用程序区域重新配置 PMC 设置,然后再次执行自检是否正确? 我一直都很感谢你善意而有益的回复。
記事全体を表示