大家好,
我正在制作一个定制 PCB,其中包括NTAG5 Boost(零件编号 NTA53321G0FTTZ)。
我没有使用能量收集,而是通过电缆为板供电。
问题:
当板未通电时,我可以毫无问题地使用手机的 NFC 扫描、读取和写入 NTAG5。
只要我为板接上外部电源,NTAG5 就会完全从 NFC 中消失 ——它根本无法扫描、读取或被检测到。
立即关闭板使其可以再次扫描。
预期用例:
我想在I²C 主模式下使用 NTAG5(NFC 到 I²C 桥接器)。
从数据表中,我了解到仲裁器可以控制 NFC/I²C 访问,我想知道当 I²C 端处于活动状态时,它是否会阻止 NFC 字段访问。
我试过的
验证了我的布线 - SDA/SCL 线路是用 ~3.3 kΩ 上拉连接的。
未连接能量收集引脚。
尝试了不同的 CONFIG_1 设置(USE_CASE_CONF = I²C Master,PT_TRANSFER_DIR = NFC → I²C)。
确认配置值已正确写入。
检查了 ED/PWM0 引脚是否被故意驱动为低电平(但我不确定在我的情况下是否需要上拉)。
我怀疑:
可能是配置或默认开机设置问题。
可能是仲裁器或 ED 引脚状态在通电时阻塞了 NFC。
或者,NTAG5 默认为 I²C 从属行为,并 "等待 "I²C,实际上忽略了 NFC。
问题
有没有人见过类似的情况,即施加 VCC 时 NTAG5 停止响应 NFC?
上电后是否需要明确配置 ED/PWM0 引脚或仲裁器模式?
ED 上没有上拉装置会导致这种情况吗?
在没有 MCU 主机控制 NTAG5 的情况下使用 I²C 主控模式时,有什么已知的问题吗?
如果有任何见解或经验,我将不胜感激--我已经在这个问题上纠结了一段时间。
谢谢您!
你好@eleng
由于您使用的是小型天线,主动通信模式 (NTAG 5 升压数据表第 8.2.2 节)。不过,这种配置要求为集成电路提供 Vcc 和 Vcc_tx。
请确保您提供的是 Vcc_tx,并遵循《NTAG 5 Boost 天线设计指南》中的建议。 NTAG 5 升压型天线设计指南.
由于这与您在内部票单中提交的主题相同,我们将在该票单中继续沟通。
Eduardo。