1187901_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1187901_zh-CN

1187901_zh-CN

FS6500 看门狗

你好、

我们在项目应用中使用 FS6500。请告诉我看门狗信号的时序参数。是否完全可以通过软件配置?


Re: FS6500 Watchdog

如果占空比不是 50%,那么与 " 表 18 相比,窗口期的持续时间会是什么样子。WD_WINDOW ".例如,如果我们在 WD_WINDOW 中设置 0011b,则窗口周期持续时间可以低至 2.7 毫秒,当占空比不是 50% 时,窗口周期持续时间可以高达 3.3 毫秒。在这种情况下,打开& 关闭窗口是否仍然平分?对 FS CLK 精确度图像有点困惑,似乎红色和蓝色周期具有相等的打开& 关闭窗口周期。

Re: FS6500 Watchdog

谢谢你,托马斯!


请告诉我以下数据:

1.看门狗定时器检测上升沿和下降沿所需的时间

2。RESET 时间和 RESET 周期持续时间


Re: FS6500 Watchdog

嗨,安妮、


看门狗窗口周期可由 SW 配置。不仅在 INIT_FS 阶段(版本 RSTB 后的前 256 毫秒),而且在稍后的普通模式下也是如此。

默认情况下,WD 窗口持续时间为 3 毫秒,与低于 10 毫秒的 FTTI 一致。

WD WINDOW.JPG


监视器窗口占空比设置为 50% ± 10%,不可修改。

WD Refresh Slot.JPG


顺祝商祺!

托马斯

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:19 AM
Updated by: