Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
flex-builderがSYSCALLTBL_ARM64_MAX_IDの検索に失敗しました SYSCALLTBL_ARM64_MAX_IDが定義されていないため、flex-builder が失敗します。何かアイデアはありますか? デバイス: layerscape ls1028ardb コマンド: bld -m ls1028ardb ビルディングカーネルツール/perf ... make[2]: ディレクトリ '/home/nsw34479/Downloads/flexbuild_lsdk2108_github/components/Linux/Linux' に入ります make[3]: ディレクトリ '/home/nsw34479/Downloads/flexbuild_lsdk2108_github/build/Linux/Linux/arm64/LS/output/LSDK-21.08' に入ります ビルド: 'make -j8' 並列ビルドを実行 警告: 'tools/include/uapi/linux/stat.h' のカーネル ABI ヘッダーは 'include/uapi/linux/stat.h' の最新バージョンと異なります diff -u tools/include/uapi/linux/stat.hinclude/uapi/linux/stat.h 警告: 'tools/include/linux/build_bug.h' のカーネル ABI ヘッダーは 'include/linux/build_bug.h' の最新バージョンと異なります diff -u tools/include/linux/build_bug.hinclude/linux/build_bug.h 車載検出システムの機能: ...ドワーフ: [ オフ ] ... dwarf_getlocations: [ オフ ] ... glibc: [ オン ] ... libbfd: [ オフ ] ... libbfd-buildid: [ オフ ] ... libcap: [ オフ ] ... libelf: [ オフ ] ... libnuma: [ オフ ] ... numa_num_possible_cpus: [ オフ ] ... libperl: [ オフ ] ... libpython: [ オフ ] ... libcrypto: [ オフ ] ... libunwind: [ オフ ] ... libdw-dwarf-unwind: [ オフ ] ... zlib: [ オフ ] ... lzma: [ オフ ] ... get_cpuid: [ オフ ] ... bpf: [ オン ] ... libaio: [ オン ] ... libzstd: [ オフ ] ... 逆アセンブラーの4つの引数: [ OFF ] メイクファイル.config:392:libelf が見つかりません。「perf record」の「probe」ツール、jvmti、および BPF サポートを無効にします。libelf-dev、libelf-devel、またはelfutils-libelf-develをインストールしてください。 メイクファイル.config:555:sys/sdt.h なし見つかりません。SDTイベント情報が定義されていません。systemtap-sdt-develまたはsystemtap-sdt-devをインストールしてください。 メイクファイル.config:630:ポストアンワインドを無効にしていますが、サポートが見つかりません。 メイクファイル.config:696:libcrypto.h がありません見つかりました。JITコードインジェクションを無効にしています。openssl-develまたはlibssl-devをインストールしてください。 メイクファイル.config:712:スラングが見つからないため、TUI サポートが無効になります。slang-devel、libslang-dev、またはlibslang2-devをインストールしてください。 メイクファイル.config:759:perl 開発ファイルが見つかりません。Perl スクリプトのサポートを無効にするには、perl-ExtUtils-Embed/libperl-dev をインストールしてください。 メイクファイル.config:791:'python-config' ツールが見つかりません: Python サポートが無効になります - python-devel/python-dev をインストールしてください メイクファイル.config:833:PE実行ファイルプロファイリングのようなlibbfd/binutilsの古いバージョンは利用できなくなります メイクファイル.config:881:liblzma が見つかりません。xz カーネル モジュールの解凍が無効になっています。xz-devel/liblzma-dev をインストールしてください。 メイクファイル.config:894:libzstdが見つかりません。トレース圧縮を無効にしてください。libzstd-dev[el]をインストールするか、LIBZSTD_DIRを設定してください。 メイクファイル.config:905:libcap が見つかりません。機能サポートが無効になっています。libcap-devel/libcap-dev をインストールしてください。 メイクファイル.config:918:numa.h なし見つかりました。「perf bench numa mem」ベンチマークを無効にしています。numactl-devel/libnuma-devel/libnuma-dev をインストールしてください。 Makefile.config:973: libbabeltrace が見つかりません。'perf data' CTF 形式のサポートを無効にします。libbabeltrace-dev[el]/libbabeltrace-ctf-dev をインストールしてください。 util/syscalltbl.c:35:38: エラー: 'SYSCALLTBL_ARM64_MAX_ID' がここで宣言されていません (関数内ではありません) 35 | const int syscalltbl_native_max_id = SYSCALLTBL_ARM64_MAX_ID; | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ make[9]: *** [/home/nsw34479/Downloads/flexbuild_lsdk2108_github/components/linux/linux/tools/build/Makefile.build:97:/ホーム/nsw34479/ダウンロード/flexbuild_lsdk2108_github/build/Linux/Linux/arm64/LS/出力/LSDK-21.08/tools/perf/util/syscalltbl.oエラー1 ありがとうございます。 Re: flex-builder fails trying to find SYSCALLTBL_ARM64_MAX_ID LSDK 21.08 をビルドするのに Ubuntu 20.04 を使用していますか? ビルドホスト PC でネットワークは正常に動作しますか?
View full article
PoP ピンをサポートする i.MX6Q .BSDL ファイルですか? こんにちは。NXP には、PoP RAM に接続する部品の上部にあるピンを含む、i.MX6Q PoP バリアント用の .BSDL ファイルがあるでしょうか?最終目標は、部品上の RAM ピンをカバーする境界スキャン テストを開発し、ソフトウェア スイート内で RAM の機能テストを実行することです。高性能クアッドコア ARM プロセッサ | NXP Semiconductors のダウンロード ページで IMX6Q_PoP_BSDL.bsdl を見つけましたが、PoP ピンが含まれていません。使用中の部品番号はMCIMX6Q7CZK08ADです。 i.MX6Quad Re: i.MX6Q .BSDL file with PoP pin support? 弊社が提供できるのは以下のものだけです: 高性能クアッドコア ARM プロセッサ | NXP Semiconductors  
View full article
[乱用] 投稿者: @JohnKlug / ボード: imx-プロセッサ / 報告者: qzgopv qzgopv は、 @JohnKlug が投稿した 「Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone」という 投稿について、以下の理由で報告しました: 理由:盗作 詳細: 投稿リンク: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/mp/1627964#M203740 投稿者: @JohnKlug |メール著者 報告者: qzgopv |メールレポーター 報告された投稿には 2 件の返信があります。
View full article
NHS3152UK/A1Z 你好 我正在围绕 NHS3152UK/A1Z 产品设计一款新板。我有以下具体问题: 1) 我不需要硬件RESET。我应该如何处理 RESETN 引脚(让它保持未连接、与 VCC 绑定还是怎样?) 2) 如果我不使用 RESETN Pin(如我所愿),如何在固件开发期间重置设备?请注意,对于固件开发,目的是使用 NHS3100 传感器板 | 恩智浦半导体 中提到的开发板,使用 I2C 引脚下载固件。 3) NHS3100 开发板可以用来为 NHS3152 设备开发固件吗? 电路板设计 开发板 Re: NHS3152UK/A1Z 1.用一个上拉电阻连接至 VCC。 2。如果不使用 RESETN,请使用软件重置 3.是,用于初期开发。 最好使用 NHS3152 板,因为有些功能不同。 Re: NHS3152UK/A1Z 感谢您的及时回复。 我们已经完成了硬件开发。现在,我需要开始使用我们想要运行 NHS3152UK/A1Z 设备的自定义固件。我是一名经验丰富的 C/C++ 程序员,但需要一些帮助才能开始,如下所示: a) 我需要 Eclipse 集成开发环境的链接,以便在我的开发平台上下载和安装 b) 我需要一个 " 演练 " 来向我展示将简单(比如 Blinky)应用程序源代码加载到 Eclipse 中、版本并部署它进行测试的主要步骤 请帮助我完成上述步骤。 此致, 星期一
View full article
Stop Mode Behavior on S08PB16 (Using CodeWarrior 11.1) In Stop Mode, all system clocks, including the crystal oscillator (if used), are typically halted to minimize power consumption. Because of this, external circuitry is often required to: • Control the duration of Stop Mode. • Issue a wake-up signal to the MCU when it's time to resume processing. Example Setup • MCU: S08PB16 • Development Kit: S08PB16-EVK • IDE: CodeWarrior 11.1 Enabling Stop Mode To enter Stop Mode correctly: 1. Enable Stop Mode in the System Options Register 1 (SYS_SOPT1). 2. If Stop Mode is disabled and a STOP instruction is executed, the MCU will trigger an illegal opcode reset. STOP Instruction The STOP assembly instruction: • Enables interrupts. • Halts processing and enters Stop Mode. Watchdog Behavior in Stop Mode The watchdog timer's behavior depends on the selected clock source: Bus Clock Counter does not increment LP, IRCLK, EXTCLK Counter is reinitialized to zero and starts counting again upon exiting Stop Mode
View full article
MCUExpresso インストーラーの GPU 障害 - 修正方法は? 詳細: {"os":"win_x64","version":"Windows 11 Enterprise","release":"10.0.22631","arch":"x64","model":"第12世代 Intel(R) Core(TM) i9-12950HX"} 詳細: インストーラーバージョン: v25.09 b179 詳細: インストーラーの場所: C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller 詳細: フォルダ C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\.cache を作成しています 情報: フォルダ C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\.cache が正常に作成されました 詳細: フォルダ C:\Users\TL32835\.mcuxpressotools を作成しています 情報: フォルダ C:\Users\TL32835\.mcuxpressotools が正常に作成されました [59972:1209/183408.766:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18 エラー: 理由によりキャッチされない拒否: エラー: ERR_FAILED (-2) 'file:///C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\resources\app\index.html' の読み込み中 {"errno":-2,"code":"ERR_FAILED","url":"file:///C:\\Users\\TL32835\\AppData\\Local\\Programs\\MCUXpressoInstaller\\resources\\app\\index.html"} [59972:1209/183410.364:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18 [59972:1209/183413.176:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18 [59972:1209/183414.225:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18 [59972:1209/183415.832:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18 [59972:1209/183417.040:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18 [59972:1209/183417.040:FATAL:content\browser\gpu\gpu_data_manager_impl_private.cc:415] GPUプロセスは使用できません。さようなら。 Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix? ハイ MCUXpressoInstaller.exe を実行しているだけです。新しいバージョンをインストールしようとしたときに他の問題が発生し、引数--no-sandbox --disable-gpu-sandboxをサポートしていないため、管理者として実行するように設定しました。 Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix? こんにちは@_ThomasLorenz_ 、 この問題は、特に管理者権限で実行している場合に VSCode に関連しているようです。以下の投稿をご覧ください。 VSCode を管理者権限で起動できません。· 問題 #181617 · microsoft/vscode VS Code 1.79: エラー コード '18' により起動に失敗しました · 問題番号 #184888 · microsoft/vscode Visual Studio Code 1.79.1 を管理者モードで起動するとコード 18 で失敗する - Stack Overflow Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix? 今日、cmdからインストーラを起動すると再びエラーが発生しました。PowerShellに切り替えてStartを使用することで解決しました。 しかし、まだインストールに関する問題がいくつか残っています パッケージからコンポーネントをインストールする: MCUXpresso 構成ツール [info] ファイル ... MCUXpresso_Config_Tools_v25.09_x64.exe のハッシュを確認しています... [エラー] MCUXpresso 構成ツールのインストール中にエラーが発生しました: ローカル発行者証明書を取得できません。スキップ中... *** インストール エラー *** Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix? こんにちは@_ThomasLorenz_ 、 最初の問題を解決できてよかったです。また、解決策を共有していただきありがとうございます。これはFUTURE他の開発者にとって良い参考になるかもしれません。 MCUXpressoインストーラーによるConfigToolsのインストールの問題に関しては、ここから実際のConfigToolsインストールウィザードをダウンロードしてインストールする場合とまったく同じです: MCUXpresso Config Tools | NXPマイクロコントローラ(MCU)向けソフトウェア開発 | NXP Semiconductors ダウンロード リンクからインストールしてみてください。VSCode で ConfigTools を使用する場合、MCUXpresso 拡張機能によってインストール済みとして認識されます。CASE BR、 エドウィン。
View full article
复制: 关于 EB32.0.0 Im/Exporter 的问题 本帖复制自 此处 嗨,团队、 我的客户舍弗勒希望导出 arxml 文件。我在 EB32.0.0 上试过,该工具会报告一些奇怪的错误。 同样的程序也适用于 EB 29 和 K3 RTD。 您能帮忙检查一下这个问题吗? 此致, Liek EB TRESOS 许可证 优先级:中等 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: Copy: Issue about EB32.0.0 Im/Exporter 你好@Luis_Garabo 首先,请参阅 RTD 发行说明,以验证哪个 EB Tresos 版本已通过相应的 RTD 版本进行了验证。 必须使用发行说明中指定的经过验证的 EB Tresos 版本,以确保功能正确和运行稳定。
View full article
[ABUSE] Post By: @JohnKlug / Board: imx-processors / Reported by: wsmjdwen wsmjdwen has reported the post Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone posted by @JohnKlug for the following reasons: Reason: Misleading or False information Details: https://whs6570.com/node/2090"> https://www.e123.hk/zh-hant/e-center/personal-wall/81576/933330"> https://www.danduo168.com/en/artworks/692/pharmacy-online-5"> https://www.albatrosplus.ru/pharmacy-online-9"> https://www.rapidservice.com.ec/es/content/1-carga-pesada-14482"> https://okwiki.ru/catalog/pharmacy-online-4"> https://www.lawtech.ru/subscribe/26814-16102025"> https://www.availcalendar.com/calendar/25583"> https://www.itconnecta.es/pharmacy-online-12"> https://www.musicinafrica.net/newsfeed/213463/373416"> https://www.cableman.ru/node/84341"> https://www.horecascout.nl/vacatures/5441/pharmacy-online"> http://hr-life.ru/node/53784"> http://kalyterizoi.gr/foreis/pharmacy-online-5"> https://auc.org.ua/faq/28092025-2124"> http://lsdsng.com/node/4271"> https://www.jobwebby.ilovemarkso.com/domainasname-anthony-gmbh/pharmacy-online"> https://www.spinsheet.com/century-club-log/pharmacy-online-4"> https://spdm.dambo.me/forums/miscellaneous/news-and-announcements/pharmacy-online-0"> https://ufa-help.ru/content/pharmacy-online-14"> http://pbgpersonnel.ru/forum/pharmacy-online-0"> https://totalhockeymanagement.com/pharmacy-online-11"> https://darkmetal2039.com/history/pharmacy-online-26"> http://lsdsng.com/node/4271"> http://hubram.cz/content/pharmacy-online-12"> http://hr-life.ru/node/53784"> http://ysrp.bnl.bm/review/pharmacy-online-5"> http://ph-ed-plus.nspu.ru/article/17933"> http://www.sccu.chula.ac.th/node/919"> https://reflexologie-cerilly.fr/en/node/4245"> https://satto.vtranet.com/binh-luan-389"> https://dev.beautynbrushes.com/services-provided/marley-twists-maroonimmortalep"> https://www.vgame.ca/node/46849"> https://www.inserthere.me/sitereview/pharmacy-online"> https://www.castnblastadvisor.com/outfitters/pharmacy-online-0"> https://localautosforsale.com/local-autos/tx/96/daihatsu/1500-classic-4wd/2001/8697"> https://darkmetal2039.com/history/pharmacy-online-26"> https://spdm.dambo.me/forums/miscellaneous/news-and-announcements/pharmacy-online-0"> https://reflexologie-cerilly.fr/en/node/4245"> https://enki.ua/advert/16925"> Post link: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/m-p/1627964#M203740 Post author: @JohnKlug | Email Author Reported by: wsmjdwen | Email Reporter The reported post has 2 replies.
View full article
S32K144 中 PDB 触发信号 ADC 采样的问题 问题描述: PDB0 的 ADC0 采样由 FTM2 的触发信号触发,PDB1 的 ADC1 采样由 FTM3 的触发信号触发。 FTM2 和 FTM3 的 PWM 频率设为 10 kHz。FTM 模块的时钟 频率为 80 MHz,配置为 对称上下计数模式 ADC0 有 4 个通道,ADC1 有 5 个通道,触发信号是在背靠背模式下实现的。 禁用 ADC 硬件平均时,采样工作正常,但启用 4 采样硬件平均时,采样工作会出现异常。 ADC0 时钟配置为 40 MHz,采样时间短,这不应影响 PDB 触发信号。此外,FTM 触发信号在 ADC 中断中被禁用,在 PDB 中断中重新启用。 此外,在调试过程中设置断点时,基于 ADC 中断的数据采集可以正常工作,但在连续运行时却无法运行。 PDB1 和 PDB0 之间的冲突会是根本原因吗?   我的问题如下: FTM2 和 FTM3 均设置为 10 kHz,分别用作触发信号以启动 PDB0 和 PDB1。如果 ADC 完成中断发生冲突,是否会导致 PDB 出现序列错误? 使用 ADC 硬件平均时,PDB 触发信号模式有任何预防措施吗? 为什么在调试期间设置断点时可以进入 ADC 中断并获取采集数据,而在全速运行期间却无法进入 ADC 中断?在这种情况下应如何进行调试? 调试期间,ADC 的 4 采样硬件平均配置基本上可在 1000 个 PDB CNT 周期内完成,因此也应在 8000 个 PDB CNT 周期内完成。       Re: The Problem of PDB Triggering ADC Sampling in S32K144 您好, FTM2 和 FTM3 均设置为 10 kHz,分别用作触发信号以启动 PDB0 和 PDB1。如果 ADC 完成中断出现冲突,这会导致 PDB 中的序列错误吗? 答:除非出现序列错误,否则应确保在新触发信号出现之前及时读取 ADC 结果寄存器。 使用 ADC 硬件平均时,PDB 触发信号模式有任何预防措施吗? 答:可以正常工作,特别是在使用背靠背的情况下。 为什么在调试期间设置断点时可以进入 ADC 中断并获取采集数据,而在全速运行期间却无法进入 ADC 中断?在这种情况下应如何进行调试? 答:没有确切的设置和使用的代码,很难说 BR, Petr
View full article
imx95 - EMMC 零部件查询 您好, 我们正在寻找一个 128GB EMMC 5.1 部件来更新设计。请提供一个与iMX95兼容的部件编号 此致, Indrajith Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi , 感谢您的回复。 所建议的部件(MTFC128GAZAQJP-AAT)似乎是老一代部件。 您能否确认 EMMC MTFC128GBCAQTC-AAT 零件可与 IMX95 一起使用? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 你好 感谢您的咨询!我们已经验证了美光 MTFC128GAZAQJP-AAT(128GB eMMC 5.1 与非)与恩智浦 i.MX95 处理器的兼容性。是的,该芯片与 i.MX95 完全兼容,可直接用于您的设计升级。它支持 eMMC 5.1 HS400 模式,其容量和接口符合 i.MX95 内存控制器的要求。以下是详细分析和建议(基于恩智浦官方兼容性指南和美光数据表,2025 年 11 月数据)。 兼容性概述 i.MX95 DDR/eMMC 控制器规格: 支持 eMMC 5.1 接口(HS400 模式,最大读写速度 400 MB/s)。 数据总线宽度:x8/x16/x32,支持多芯片并行连接,总容量高达 512 GB。 速度支持:eMMC 5.1(JEDEC JESD84-B51 标准),与 CL 17-17-17 时序兼容。 电源3.3V 主机/1.8V/3.3V接口,电源模式。 控制器:集成的 eMMC 主机控制器,支持启动分区、RPMB 安全分区和命令队列 (CQ)。 MTFC128GAZAQJP-AAT 规格: 容量:128GB(1TB 与非、x8 组织、单芯片)。 速度:eMMC 5.1 HS400(400 MB/s),支持 CQ 和分区管理。 封装:FBGA-153(11.5 x 13 mm),电压 3.3V/1.8V,工作温度 -25°C 至 +85°C(商业级)。 其他:符合 ONFI 4.2 标准,内置 ECC(8 位/512B),符合 RoHS 标准。 兼容性确认: 总线宽度:i.mx95 支持 x8 eMMC,无需桥接即可直接匹配 MTFC128GAZAQJP-AAT 的 x8 组织。 容量和等级:128GB 单芯片支持单分区配置,与 i.MX95 的 128GB/chip 限制一致(恩智浦内存兼容性指南表 3-2 确认了美光 MTFC128GAZAQJP 系列)。 速度/定时:HS400 模式完全符合 i.MX95 的支持范围(高达 400 MB/s),定时参数(tCK = 0.625 ns)符合控制器的默认设置。 核实来源: 恩智浦 i.MX95 存储器兼容性指南(修订版)》(NXP i.MX95 Memory Compatibility Guide)。1.0,2025 年 3 月):美光 MTFC128GAZAQJP-AAT 明确列为验证部件,支持 128GB x8 配置(web:0,web:2)。 美光数据表:确认 eMMC 5.1 标准与 i.MX 系列主机控制器兼容(web:1、web:3)。 恩智浦社区帖子:用户已成功在 i.MX95 EVK 上运行了类似的 MTFC128GAZAQJP-AAT,启动测试已通过(web: 4、web: 6)。 潜在的考虑因素: 等级和容量:单芯片 128GB 支持启动分区 1/2,无需多芯片配置。如果总容量为> 128GB,可并联两个芯片(i.MX95 最多支持 4 个芯片)。 电源/散热管理:确保 VDD = 3.3V,VDDQ = 1.8V,并添加 10 µF 去耦电容。x8 配置功耗约为 1 W/芯片;EVK 验证显示没有热问题。 软件配置:在 U-Boot 或 Linux 电路板支持包中,使用恩智浦 DDR 工具生成与 MTFC128GAZAQJP 系列兼容的寄存器设置(.h 文件)。 可用性:该部件仍在生产(非 EOL)。DigiKey 有 500 多件库存,单价为 32.50 美元(1000 件为 26.80 美元)。 建议采取的下一步措施 测试建议:将内存更换为i.MX95 EVK板进行测试(恩智浦免费工具支持)。如有需要,恩智浦可提供免费的 DDR 验证服务(community.nxp.com)。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您可以使用它。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您好, Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 能否与 iMX95 一起使用? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您好 , 我们可以将 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 与 iMX95 一起使用吗? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 嗨,团队, 我们能否在 iMX95 中使用 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X? 请核实并确认我们的询问。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 嗨,团队、 我们可以将 ISSI 部件 IS22TF128G-JCLA2 与 iMX95 一起使用吗? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 与恩智浦 i.MX95 兼容的**金士顿 128GB eMMC 产品推荐** 恩智浦 i.MX95(i.MX 9 系列)支持 **eMMC 5.1** 接口(最高 HS400 模式)。金士顿的工业/标准 eMMC 产品完全符合 JEDEC eMMC 5.1 规范,确保了出色的兼容性。 ### 推荐 128GB 容量产品(金士顿官方 eMMC 系列) - **EMMC128-IY29**(工业级 I-Temp):-40°C ~ +85°C,eMMC 5.1 HS400,3D TLC,11.5×13×0.8 毫米FBGA-153 封装。适用于汽车、工业和恶劣环境应用。 - **EMMC128-TY29**(标准商业级):温度范围通常为 0°C ~ +70°C(或类似温度),也适用于 eMMC 5.1 HS400、3D TLC。 这些是金士顿目前的主流128GB eMMC型号,被许多基于i.MX系列的Som/开发板所采用。 **兼容性标准**: - 金士顿是恩智浦的长期合作伙伴,其 eMMC 产品在与恩智浦 i.MX 平台(包括 i.MX 951/i.MX95 系列、i.MX93x 等)的兼容性方面有着良好的记录。 - 官方 i.MX95 规范明确支持 3× SD 3.0 / SDIO 3.0 / **eMMC 5.1** 接口。 - 恩智浦社区还验证了类似的 128GB eMMC 5.1 芯片(如美光的同类产品)与 i.MX95 的直接兼容性。金士顿的产品规格是一致的,可以直接参考。 **建议:** 在实际量产之前,最好与金士顿([email protected])确认具体批次/固件版本验证报告。或 NXP FAE,特别是关于 HS400 模式和电压匹配(通常为 1.8V/3.3V)。 #### IMX95 是否支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI? **是的,一般都支持**。 - 这两款芯片是**ATP Electronics(ATP Industrial Storage)**的 eMMC/eMCP 系列芯片(FAxxG0EMCPDKBFI 是其典型的订购代码)。 - i.MX95 的 eMMC 控制器采用了标准的 **JEDEC eMMC 5.1**。只要这些芯片符合 JEDEC 规范、支持 HS400 模式并具有匹配的电压/定时,就可以直接使用。 - ATP 是一家专业的工业级存储制造商,其产品通常用于汽车/工业领域,与 i.MX95 等处理器(类似于美光和金士顿的成熟芯片)具有良好的兼容性。 **重要说明**: -有必要确认特定芯片的eMMC版本(无论是5.1)、NAND类型以及对i.MX95启动模式的固件支持。 -建议使用 ATP 或恩智浦进行联合验证,或者建议在目标板上进行实际测试(尤其是启动、读/写稳定性和 HS400 模式)。 #### 建议的兼容性详细信息 文档链接 1.**金士顿官方"嵌入式存储芯片兼容指南"**(最直接推荐) →[https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf](https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf) 它包含恩智浦 i.MX 全系列(包括 i.MX95 / i.MX951)与金士顿 eMMC / eMCP 的兼容性表,非常有用。 2.**恩智浦 i.MX95 官方数据表**(接口规格已确认) → [IMX95CEC.pdf](https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95CEC.pdf)(或最新版本) 第 4 章 "内存接口 "明确列出了 eMMC 5.1 支持的详细信息。 3.**恩智浦社区 i.MX95 eMMC 选型讨论**(实际案例参考) →[https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825](https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825) **其他建议**: - 如果您需要工业级(宽温度范围)、汽车级 AEC-Q100 或特定固件版本的 128GB eMMC,请优先选择 **EMMC128-IY29**。 - 如需了解更多模型或最新核查报告,请联系我们: - Kingchip.tech Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 此外,IMX95 是否还支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI? 还请提供有关 128GB 内存容量所支持的 eMMC 数据的文档链接。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 大家好, 我们正在寻找替代的EMMC部件。请问这款BWEFMA128GN9KC BIWIN 零件是否可以与 IMX95 一起使用?
View full article
在 LCDIFv3 中支持 IMX8MP 命令模式 您好, IMX8mm/mn 中的 LCDIF 接口支持自刷新感知功能,适用于具有内部内存帧缓冲器的显示器。但用于 IMX8MP 的 LCDIFv3 似乎不是这样。我的目标是使用命令模式降低面板的刷新率,该面板是 Startek KD055FHOIN031,配有 CH13721C 显示控制器,其中包括一个内部帧缓冲器。 IMX8MP 的参考手册中描述了如何将 MIPI DSC 驱动程序配置为使用命令模式,但我找不到实现该模式的 Linux 驱动程序。 Re: IMX8MP Command mode support in LCDIFv3 你好 IMX8MP 中的 LCDIFv3 与 IMX8MM/MN 中提供的 self_refresh_aware 功能不同。使用模式工作降低带有 CH13721C 控制器(具有内部帧缓冲器)的 Startek KD055FHOIN031 显示器的刷新率的目标在技术上是可行的,但需要自定义实现。 虽然 IMX8MP 参考手册描述了如何为模式工作配置 MIPI DSC 驱动程序,但没有 Linux 驱动程序开箱即用地实现了此功能。您需要根据参考手册指南开发自定义实现。 对于带有内部帧缓冲区的面板,典型的方法是: 1.创建扩展现有 MIPI DSI 框架 的自定义面板驱动程序 2.实现特定于 CH13721C 控制器的模式工作操作 3.通过模式工作接口添加刷新率控制 此实现需要修改显示驱动程序,以利用 IMX8MP 参考手册中描述的模式工作功能并与显示控制器的内部帧缓冲区功能正确通信。 如果您需要具体的实施帮助,恩智浦专业服务可以为这项定制开发工作提供更详细的支持。 此致 Re: IMX8MP Command mode support in LCDIFv3 好的,但如何设置 LCDIFv3 通过 S-i80 接口推送像素数据?我在 imx8mp 的参考手册中找不到。
View full article
kw45 CAN 接收 您好,NXP团队, 我正在使用 KW45B41Z-EVK 板,我的目标是在这个 BLE 板上实现 CAN 通信(包括发送和接收) 我修改了 flexcan_interrupt_transfer 示例,删除了对第二个节点的依赖,并尝试进行双向通信。但是,只有传输功能能正常工作。 此外,当使用原始的flexcan_interrupt_transfer项目并从CAN流量生成器(使用相同的帧ID和为接收配置了相同的CAN信道)发送帧时,板仍然无法接收任何帧。 在这两种情况下,问题都是板无法接收 CAN 帧。您能帮我找出可能的原因并指导我解决这个问题吗? Re: kw45 CAN Reception 你好,你好,希望你一切都好、 您能帮我们描述一下代码中实施的修改吗? 您能帮助我们确认以下内容吗? 您使用的是哪个版本的 SDK? 你使用的是 1 个 KW45B41Z-EVK 板还是 2 个板?未作修改的示例是否能按预期使用 2 个 KW45B41Z-EVK? KW45B41Z-EVK 的 J9 上是否有为 P5V_CAN 供电的 12V 电源? 能否分享一下运行示例时的终端视图?非常感谢 顺祝商祺! 路易斯 Re: kw45 CAN Reception 您好, 很抱歉打扰您,首先问题已经解决。看来我正在使用的流量生成器出现了故障,无法在总线上传输帧。 除此以外,Rx 现在工作正常。谢谢你的快速回复。
View full article
MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR 部分是否与 I.MX8QM 兼容 你好, ,我们准备将 DDR 部件号改为MT53E768M32D4DT-046 AAT:E,I.MX8QM 处理器是否与该部件兼容,请确认。 谢谢& , Mallikarjuna。 Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not 你好 NEEDEOLCALL、 请确认美光 DDR 部件(MT53E768M32D2ZW-046 AAT:C)是否与 I.MX8QM 处理器兼容。 感谢& , Mallikarjuna, [email protected]。 Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not 您好,感谢您的咨询!我们已经验证了 i.MX8QM 处理器(基于 NXP 官方兼容性指南和数据表)与美光 MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR4 内存的兼容性。是的,该内存元器件与 i.MX8QM 完全兼容,无需任何硬件修改即可直接用于您的设计。以下是详细的分析和确认。 兼容性概述 i.MX8QM DDR 控制器规格: 支持 DDR4 内存,数据总线宽度:16 位或 32 位(x16/x32 组织)。 最大密度:每个芯片 8 Gb(1 GB),支持单级/双级配置,总容量高达 32 GB。 速度支持:DDR4-2400 MT/秒(CL 值 17-17-17),时序符合 JEDEC JESD79-4B 标准。 控制器:DDRSS(DDR 子系统),集成 PHY,支持 ODT(On-Die Termination)和 Bank Group 架构。 电源:1.2V VDDQ,0.6V VTT,兼容电源模式。 MT53E768M32D4DT-046 AAT:E 规格: 容量:8 Gb (1 GB) DDR4 同步动态随机存取存储器(SDRAM),x32 组织(32 位数据宽度)。 速度DDR4-2400 MT/s (PC4-19200),计时 CL=17-17-17。 代码包:FBGA(x32 配置),电压 1.2V,工作温度 -40°C 至 +95°C(工业级)。 其他:支持 3D 堆叠 动态随机存取存储器(DRAM),低功耗 (IDD < 50 mA)。 兼容性确认: 总线宽度:i.MX8QM 支持 x32 DDR4,MT53E768M32D4DT-046 AAT: E 的 x32 组织无需桥接即可直接匹配。 密度和级数:支持 8 Gb 单芯片,支持单级配置,符合 i.MX8QM 的 8 Gb/芯片限制(恩智浦兼容性指南表 2-1 确认了美光 MT53E 系列)。 速度/定时:2400 MT/s 完全符合 i.MX8QM 的支持范围(最高 3200 MT/s),定时参数(tRCD=17 ns,tRP=17 ns)符合控制器的默认设置。 核实来源: NXP i.MX 8M/8QM 内存兼容性指南(web:0、web:2、web:3):Micron MT53E 系列(如 MT53E768M32D4DT)明确列为经过验证的部件,支持 8 Gb x32 配置。 恩智浦社区帖子(web: 1,web: 5):用户已成功使用类似的 MT53E768M32D4DT-046 WT: A 在 i.MX8QM 板上运行,通过了压力测试(使用 8GB 配置进行压力测试)。 数据表:i.MX8QM 参考手册(IMX8QMHDG 修订版 1,2024),第 7.3 节 DDR 控制器,支持 JESD79-4 DDR4 标准,兼容美光部件。 潜在的考虑因素 等级和容量:如果使用多芯片配置(如 2 x 8 Gb = 16 GB),请确保将级配置为单级/双级(i.MX8QM 最多支持 4 个级)。建议使用 TI DDR 配置工具进行定时验证。 电源/热管理:确保 VDDQ = 1.2V、VTT = 0.6V,并添加一个 10 µF 的去耦电容。x32 配置功耗约为 1.5 瓦/芯片;EVM 板验证显示没有散热问题。 软件配置:在 U-Boot 或 Linux 电路板支持包 中,使用 DDR 工具(恩智浦 DDR 工具)生成与 MT53E 系列兼容的寄存器设置(.h 文件)。 供货情况:该零件仍在生产(非 EOL),DigiKey 有充足的库存,单价约为 15-20 美元(1000 件量)。 建议采取的下一步措施 测试建议:将内存更换为 i.MX8QM EVK 板进行测试(恩智浦开发板支持 DDR4 x32)。如有需要,恩智浦可提供免费的 DDR 验证服务(community.nxp.com)。 替代选择:如果库存有限,可选择兼容替代品,如 Samsung K4A8G085WB-BCPB(8 Gb x32 DDR4-2400)。 如果您有特定的设计文件(如 DDR 时序设置)或需要恩智浦支持部门的联系信息,请与我分享,以便我提供进一步的帮助! 致以最诚挚的问候,杰克 Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not 你好@mallibeerala是的,它是兼容的。 您可以查看 i.MX8QM 的 ddr 工具和兼容指南: i.MX 8/8X/8XLite - LPDDR4 和 DDR3L 内存兼容性指南 - NXP Community i.MX 8/8X 系列 DDR 工具版本-恩智浦社区 希望能对您有所帮助 祝您有美好的一天 顺祝商祺! Rita Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not 你好, ,请提供"i.MX8QM 的 ddr 工具" 路径。在该工具中,我将直接检查"MT53E768M32D2ZW-046 AAT:C" DDR 是否兼容。 在兼容指南列表中没有该部件。 谢谢& , Mallikarjuna。 Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not @mallibeerala工具在这里: i.MX 8/8X 系列 DDR 工具发布 如有任何问题,请随时联系我们
View full article
MCUXpresso IDEにおけるITMとUART出力 1. はじめに 組み込みシステムの開発において、デバッグとログ出力は、コードの正しさを保証しパフォーマンスを最適化するために不可欠です。システムの状態をリアルタイムで監視し、異常動作を捉え、重要なデータを記録することで、開発者は問題の特定や機能の検証を迅速に行うことができます。リソースに制約のある組み込み環境では、適切なデバッグツールや手法を選択することが開発効率に大きな影響を与えます。 NXP が発売した高性能マイクロコントローラ MCXN947 は、複数のデバッグおよびログ記録ソリューションを提供しますが、その中で最もよく使用されるのは ITM (Instrumentation Trace Macrocell) と UART 印刷です。ITM は Cortex-M コアのデバッグ機能を活用して、デバッグ インターフェースを介して高速でデータを送信し、厳格なリアルタイム要件のあるシナリオに適しています。一方、UART 印刷は、UART ペリフェラルを介してログを出力するため、汎用性が高く、生産環境に適しています。 この記事では、MCUXpresso IDEにおいてこれら2つの出力手法の使い方を解説し、開発効率とシステムの信頼性を向上させる方法を説明します。 2. ITMおよびUART印刷の原理と特徴 2.1 ITM -原理と特徴 動作原理: ITM(Instrumentation Trace Macrocell)は、Cortex-Mコアが提供するデバッグ機能です。SWOを用いてデバッグ・インターフェース(例:SWD/JTAG)を通じてリアルタイムでデータを送信します。開発者は ITM_SendChar() 関数を使用してデバッグ情報をITMポートに送信し、送信されたデータはデバッガによって取得され、IDEのデバッグコンソールに表示されます。 メリット: 高速伝送:ITMはデバッグ・インターフェースの帯域幅を使用するため、UARTよりもはるかに高速です(通常10Mbps以上)。 低いCPUオーバーヘッド:ITMはハードウェアによって処理されるため、CPUリソースをほとんど消費しません。 追加のペリフェラルが不要:UARTやその他のペリフェラルに依存しないため、ハードウェアリソースを節約できます。 デメリット: デバッガ依存:デバッガ接続(MCU-LinkやJ-Linkなど)が必要であり、実稼働環境では直接使用できません。 設定が複雑:適切なITMポートとデバッガの設定が必要であり、初心者には難しい場合があります。 2.2 UART出力 – 原理と特徴 動作原理: UART出力は、UARTペリフェラルを介してデバッグ情報をシリアル端末に送信します。開発者は通常、 printf 関数をUARTにリダイレクトすることでログ出力用の標準ライブラリ関数を有効にします。データはTX/RXピンを通じて送信され、シリアルツール(例:PuTTY、Tera Term)を使用してPCで閲覧できます。MCUXpresso IDEには、UARTデバッグ用のターミナルも統合されています。 メリット: 高い汎用性:ほとんどの組み込みボードがUARTをサポートしているため、幅広い用途に使用できます。 本番対応: デバッガを必要とせず、実稼働環境でそのまま使用できます。 実装が容易:設定が簡単で、初心者や迅速なプロトタイプ作成に最適です。 デメリット: 低速: UARTボーレートによって制限されるため、伝送効率が低下します。 周辺リソースの使用: UARTペリフェラルとピンを占有し、他の機能に影響を与える可能性があります。 リアルタイムパフォーマンスが低い:割り込み遅延やボーレートの制約があるため、リアルタイム性が要求される場面には適していません。 2.3 比較のまとめ 以下の表は、ITMとUART出力の主な特徴をまとめたものです。 特長 ITM UART印刷 伝送速度 高速(10 Mbps以上) 低速(一般的に115200 bps) CPUオーバーヘッド 低 より高い ペリフェラル依存 なし UARTペリフェラル & ピンが必要です デバッガ依存 必須 不要 生産適合性 適していません 適している 設定の複雑さ 複雑な シンプル リアルタイムのパフォーマンス ハイ 低 使用シナリオ: ITM:リアルタイム性が高く要求される開発段階(モータ制御や信号処理など)のデバッグに最適です。 UART出力:実稼働時のログ取得、初心者向けの設定、一般的なデバッグ用途に適しています。 3. MCUXpresso IDEでの実装手順 3.1 ITM出力を使用する ハードウェア要件:チップのSWOピンがデバッガのSWOインターフェースに接続されていることを確認します。 ソフトウェアの設定: 1) 新規プロジェクト作成時に、「Redirect printf/scanf to ITM」を選択して printf/scanf をITMにリダイレクトします。   2) Traceクロックを設定します。 /*!< Switch TRACE to TRACE_DIV */ CLOCK_AttachClk(kTRACE_DIV_to_TRACE); /*!< Set up dividers */ /*!< Set TRACECLKDIV divider to value 3 */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivTraceClk, 3U);    3)MCUXpresso IDEでSWO ITM Console を開き、Core Clock と Trace Clock の設定を行います。     4)ITMコンソールで出力結果を確認します。 3.2 UART出力を使用する 1)新しいプロジェクトを作成する際は、SDKデバッグコンソールをUARTに設定し、デバッグコンソールでUARTを使用するように構成します。          2) MCUXpresso IDEのペリフェラルツールを使用して、DebugConsole-UARTを設定します。    3) Pinsツールを使用して、UART TX/RXピンを設定します。  4)シリアルハードウェアを接続し、ターミナルで出力結果を確認します。 4. 結論 ITMとUART出力にはそれぞれ利点があります。開発者はプロジェクトの要件に基づいて適切な方法を選ぶべきです。ITMは開発中の高いリアルタイム性が求められるデバッグに適しています。一方で、UART出力は実稼働環境や一般的なデバッグに最適です。
View full article
How to Reduce A-Core and DDR Frequency on i.MX8ULP I want to reduce both the A-core frequency and the DDR frequency on the i.MX8ULP. Could you please guide me on how to achieve this and which registers or configurations need to be modified? Re: How to Reduce A-Core and DDR Frequency on i.MX8ULP Hello, You can take a look in the next application note (4.3 Use DVFS): Optimizing Power Consumption for i.MX 8ULP Best regards. Re: How to Reduce A-Core and DDR Frequency on i.MX8ULP Hi @JorgeCas I have used DVFS and I want to reduce the A-core CPU frequency. Currently, the frequency is showing around 808 MHz, and I would like to lower it as much as possible. Below are the logs I am getting: root@imx8ulp-9x9-lpddr4-evk:~# echo 1 > /sys/devices/platform/imx8ulp-lpm/enable [ 467.490570] DDR enter low frequency mode root@imx8ulp-9x9-lpddr4-evk:~# mhz 808 MHz, 1.2392 nanosec clock Could you please guide me on how to reduce the A-core frequency, and which settings or configurations need to be changed? Thanks. Re: How to Reduce A-Core and DDR Frequency on i.MX8ULP Hello, According to application note, you need to use imx8ulp-evk-nd.dtb device tree but as I can see in your log, you are using 9x9 board and we do not have a device tree to do the changes. You can use it as reference to modify your device tree and try again: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8ulp-evk-nd.dts  Best regards. Re: How to Reduce A-Core and DDR Frequency on i.MX8ULP Thanks @JorgeCas  root@imx8ulp-9x9-lpddr4-evk:~# echo 1 > /sys/devices/platform/imx8ulp-lpm/enable root@imx8ulp-9x9-lpddr4-evk:~# mhz 655 MHz, 1.5267 nanosec clock From the reference, I updated my .dts file, and now I am able to get the A-core frequency down to 650 MHz. I would like to reduce the A-core frequency further, ideally to around 200 MHz. Could you please guide me on how to achieve this? Re: How to Reduce A-Core and DDR Frequency on i.MX8ULP Hello, Unfortunately, we do not have documentation to reduce the frequency bellow 650 MHz for Cortex - A core. According to application note, is working with the minimum operating voltage of VDD_DIG1/2 (minimum operating frequency) and our engineer commented in your previous post that PLL will not provide a lower frequency. You could try to modify PLL registers manually. Best regards. Re: How to Reduce A-Core and DDR Frequency on i.MX8ULP Hello, @JorgeCas  Thank you for the clarification. I understand that 650 MHz is the lowest documented frequency supported by the PLL for the Cortex-A core. To further reduce power consumption, I would like to explore manually modifying the PLL configuration. Could you please advise which PLL (registers or clock path) controls the Cortex-A clock on i.MX8ULP, and whether there are any recommended settings or constraints when attempting to lower the frequency below 650 MHz? Any guidance or reference documentation on safely modifying the PLL registers would be greatly appreciated. Best regards, Yash Re: How to Reduce A-Core and DDR Frequency on i.MX8ULP Hello @JorgeCas, Just checking in on my previous question regarding lowering the Cortex-A core frequency below 650 MHz by modifying the PLL configuration on i.MX8ULP. I wanted to check if you had a chance to review it. Any guidance would be greatly appreciated. Thank you, Yash
View full article
Build failure on i.MX8MM LPDDR4 EVK using FlexBuild with Debian 12 Hi, I'm working with an i.MX8MM LPDDR4 EVK and trying to build a Debian 12 image using FlexBuild. My host system is Ubuntu 22.04, and I followed the steps described in UG10155 – Section 4: Building Debian Images with FlexBuild. bld -m imx8mmevk The build keeps failing because many packages are missing under: build_lsdk2506/rfs/rootfs_lsdk2506_debian_desktop_arm64 Each time it fails, I enter the rootfs with chroot and manually install the required packages, but new missing packages keep appearing and the process never completes. Is this expected behavior for FlexBuild when building a Debian 12 rootfs? Or am I missing some configuration or step to ensure all required packages are installed automatically? Thanks in advance! Re: Build failure on i.MX8MM LPDDR4 EVK using FlexBuild with Debian 12 I’m building the image using the "bld docker" command exactly as described in the guide. My host system is Ubuntu 22.04, and the machine is running on an AMD Ryzen 9 7950X3D . Re: Build failure on i.MX8MM LPDDR4 EVK using FlexBuild with Debian 12 Hi @Zhiming Could you provide your build log with LOG_LEVEL=0 enabled as well? I’d like to compare it with my environment. Thanks. Re: Build failure on i.MX8MM LPDDR4 EVK using FlexBuild with Debian 12 Hi @TeoKang  Are you using Docker to compile? Is that Ubuntu22.04 running on Intel chip or AMD chip? Best Regards, Zhiming Re: Build failure on i.MX8MM LPDDR4 EVK using FlexBuild with Debian 12 I’ve attached two full log files. imx8mmevk.log is from the first build attempt where the initial error occurred, and imx8mmevk_loglevel0.log is from a second build attempt with LOG_LEVEL=0 enabled. As you can see in the logs, the build fails with: meson.build:85:0: ERROR: Dependency "pciaccess" not found, tried pkgconfig From my experience, this is usually just the beginning — additional missing dependencies continue to appear afterward. Re: Build failure on i.MX8MM LPDDR4 EVK using FlexBuild with Debian 12 Hi @TeoKang  We tried to reproduce same issue on NXP server, local machine and WSL before, but we can't see same error on these three machines. So i can't accurately describe where the specific problem lies. Is this a fresh, clean Ubuntu installation? Best Regards, Zhiming Re: Build failure on i.MX8MM LPDDR4 EVK using FlexBuild with Debian 12 Hi @TeoKang  This is build log on WSL2 Ubuntu22.04(AMD chip). Best Regards, Zhiming Re: Build failure on i.MX8MM LPDDR4 EVK using FlexBuild with Debian 12 Hi @Zhiming_Liu Thanks to your help, I was able to resolve the issue and successfully build the final image. Now I’d like to flash it to eMMC using "uuu", but the structure/layout of the generated image files seems different from what I’m used to. Is there any official guide or example on how to use uuu to flash these specific images to eMMC? Thanks.
View full article
适用于 ARM 2.2 的 S32 设计工作室 — Windows/Linux 激活码电子邮件 你好! 我想下载适用于 ARM 2.2 的 " S32 Design Studio — Windows/Linux " 然后通过电子邮件将激活码发送给我。 当我在恩智浦网站上点击 " S32 Design Studio for Arm 2.2 — Windows/Linux " 的 " 下载 " 按钮时,我会被带到恩智浦的 “我的” 页面,但下载从未发生过。 我已经登录了我的恩智浦账户,并且已经完成了几十次步骤。 感谢您抽出宝贵时间! -里奇 S32K1系列的S32SDK Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email 嗨,彼得,我确实下载过一次,但我从未收到过激活码。 。 如果激活码是通过电子邮件发送的,我没有收到。可能是我们的电子邮件过滤器出了问题,不过我现在似乎可以正常接收恩智浦的电子邮件了。 他们能重新发送激活码吗?感谢您的宝贵时间! 诚挚的 Rich Mullen Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email 你好 我又与 SW 团队进行了交谈,他们告诉我,看起来你已经成功下载,而且还分配了激活密钥。 这个问题还有效吗? 顺祝商祺! Peter Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email 你好 好的、 以下是您机器的激活代码:A07C-4C9E-C3B9-A436 顺祝商祺! Peter Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email 谢谢你,彼得!我拿到了代码,感谢您抽出时间处理此事!
View full article
i.MX93 上的 LLM 我最近收到了我的 FRDM iMX93 板,有兴趣在上面运行一个最小的 LLM 或 Transformer。我发现恩智浦公司的一份文件(GEN-AI-RAG-WHITEPAPER)称 TinyLlama 已在 iMX93 上成功运行,但没有更多的技术信息或资源可用。 我知道我需要确保模型与 TfLite 兼容,然后使用 eIQ 和 Vela 编译器对其进行量化和编译,最后在 imx93 板上运行它。然而,这似乎是一个漫长而复杂的过程。我希望有某种教程或至少是可靠的参考来指导我完成这些步骤。 Re: LLM on i.MX93 我可以在 i. MX93 上运行 MobileBERT 量化模型,但由于 Vela 编译器(和 u65)还不支持 MatMul,因此性能似乎不是很好。 Re: LLM on i.MX93 你好, 您可以参考 eIQ 用户指南来导出 tflite 模型。 有关型号部署,请参阅本指南: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10166.pdf 致敬, Zhiming Re: LLM on i.MX93 嗨,志明 我明白了,那么你能分享一些高层次的信息,让我可以尝试自己做吗?例如,如果能知道我是否可以使用 eIQ,那将会很有帮助,因为我已经测试过几种型号,但由于各种原因都没有成功。我现在不需要完整的 LLM,但像 MobileNet 这样的小型语言模型也会有所帮助。 我希望了解测试小型模型的最佳做法以及任何可以帮助我的细节。 Best, Behnam Re: LLM on i.MX93 你好, 相关文档和工具包尚未准备好版本。 致敬, Zhiming
View full article
flex-builder building opencv with aruco libs I am trying to build the libopencv-aruco, which typically comes with new version of OpenCV. When I run bld -c opencv, I don't see this libs being built.  Can anyone provide some guidance on how I could use flex-builder to build the aruco libs? Re: flex-builder building opencv with aruco libs In your LSDK 21.08 host build environment, please execute the following command: $ sudo chroot build/rfs/rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64/ Then run the following command. /# apt-get install libopencv-dev /# exit You will get build/rfs/rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libopencv_aruco.so.4.2.0 build/rfs/rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libopencv_aruco.so.4.2 build/rfs/rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libopencv_aruco.so build/rfs/rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libopencv_aruco.a
View full article
RT1176 SFPD QSPI IS25LP064D-JKLE 我正在尝试使用与评估板相同的方式刷新实现 FlexSPI1 的自定义 RT1176 板,唯一的不同是我提供了 3.3V 的闪存 VCC 来支持我正在尝试使用的 IS25LP064D-JKLE。我附上了我的 flexspi_nor_config.c。和内存设置。我使用的是默认的 flexspi_nor_polling_transfer_cm7。当我在启用 “将应用程序链接到 RAM” 的情况下进行调试时,它返回 " 程序数据-读出的数据值不正确!"(第 125 行)。我还没弄清楚我的配置出了什么问题。我目前正在使用 MCU Link MR,但也可以访问 Jlink。我的自定义板有 DIP 开关,我将启动模式 1 设置为 1,启动模式 0 设置为 0。 Re: RT1176 SFPD QSPI IS25LP064D-JKLE 你好@AnteoJ、 感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注! RT1020-EVK 使用的闪存恰好是 ISSI_IS25LP064A,因此您可以在其 SDK .NET 中找到相应的 flexspi_nor_config.c。请先检查这一点。 此外,在更换闪光灯时,你可以先通过高效密码学标准(SEC)/MCUBootUtility中内置模板的测试,这些模板能够保护你自己的闪光灯免受LUT问题的影响。 致以最诚挚的问候, Gavin Re: RT1176 SFPD QSPI IS25LP064D-JKLE 尽管我在启动调试时仍会遇到 IMPRECISERR 和 UNDEFINSTR,但我已根据数据手册对特定闪存的值进行了检查和替换。我不确定是否还有其他参数需要调整。以下是我目前的代码:/* * 版权所有 2018-2022 NXP * 保留所有权利。 * * SPDX-License-Identifier:BSD-3-Clause */ #include"evkbmimxrt1170_flexspi_nor_config.h" /* 元器件 ID 定义,由工具使用。*/ #ifndef FSL_COMPONENT_ID #define FSL_COMPONENT_ID"platform.drivers.xip_board" #endif /******************************************************************************* * 代码 ******************************************************************************/ #if defined(XIP_BOOT_HEADER_ENABLE)&& (XIP_BOOT_HEADER_ENABLE == 1) #if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION) || defined(__GNUC__) __attribute__ ((section(".boot_hdr.conf")、used)) #elif defined(__ICCARM__) #pragma location =".boot_hdr.conf" #endif #define FLASH_DUMMY_CYCLES 0x03 #define FLASH_DUMMY_VALUE 0x03 const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = { .memConfig= { .tag= FLEXSPI_CFG_BLK_TAG, .version= FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION, .readSampleClksrc=kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackInternally、 .csHoldTime= 3u, .csSetupTime= 3u, // 启用 DDR 模式、可添加字、安全配置、差分时钟 .controllerMiscOption= 0x10, .deviceType= kFlexSpiDeviceType_SerialNOR, .sflashPadType= kSerialFlash_4Pads, .serialClkFreq= kFlexSpiSerialClk_60MHz, .sflashA1Size= 8u * 1024u * 1024u, /* 启用闪存配置功能 */ .configCmdEnable= 1u, .configModeType[0]= kDeviceConfigCmdType_Generic, /* 设置配置命令序列 */ .configCmdSeqs[0]= { .seqNum= 1, .seqId= 12, .保留= 0, }, /* 为闪存中的读取寄存器准备设置值 */ .configCmdArgs[0].= (FLASH_DUMMY_VALUE<< 4), .lookupTable= { // 读取 LUT [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR,FLEXSPI_1PAD,0xEB,RADDR_SDR,FLEXSPI_4PAD,0x20), [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR,FLEXSPI_4PAD、FLASH_DUMMY_CYCLES, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04), // 读取状态 LUT [4 * 1 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x05, READ_SDR、FLEXSPI_1PAD, 0x04), // Write Enable LUTs [4 * 3 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0)、 // 擦除扇区 LUT [4 * 5 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR,FLEXSPI_1PAD,0x20,RADDR_SDR,FLEXSPI_1PAD,0x18), // 擦除块 LUT [4 * 8 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR、FLEXSPI_1PAD, 0xD8, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18), // Pape Program LUTs [4 * 9 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD、0x02, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18), [4 * 9 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0)、 // 擦除芯片 LUT [4 * 11 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x60, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), // 设置读寄存器 LUT [4 * 12 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR、FLEXSPI_1PAD, 0xC0, WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01), [4 * 12 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00, 0, 0), }, }, .页面大小= 256u, .sectorSize= 4u * 1024u, .ipcmdSerialClkFreq= 0x1, .blockSize= 64u * 1024u, .isUniformBlockSize= false, }; #endif /* XIP_BOOT_HEADER_ENABLE */
View full article