在 s32k312 板上启动后如何验证 RAM 检查?我们是否有任何模块或寄存器可以在启动过程中验证 RAM CHECK。
我们正在使用 Autosar 模块,但到目前为止,我们还没有找到任何用于内存检查的应用程序接口。在手动操作时,我们会遇到异常情况。
谁能帮帮我?
嗨,@harsh_95、
S32K3 的所有存储器都包含错误检测和纠错码 (ECC)。必须对 SRAM 存储器进行初始化,以避免任何 ECC 错误,这项工作也可由内核或 DMA 完成。
您可以参考 AN13388,它描述了该设备的所有内存功能。具体来说,第 5 节介绍了如何通过 DMA 初始化 SRAM。
除此之外,你还可以研究功能安全外设驱动器 (SPD)。这些驱动程序包括 BIST 管理器和 eMcem 模块。 BIST 提供内置内存自检 (MBIST),用于功能安全启动和诊断,而 emcEM 提供故障检测和内存错误校正。
致以最诚挚的问候,
Julián