Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
LX2160A の DPDMUX インスタンスの最大サポートはいくつですか Hi, LX2160A で作成できる DPDMUX インスタンスの最大数はいくつですか? 私は8つのdpdmuxオブジェクトを作成しようとしましたが、6つでしか成功しません。 dpdmux作成のパラメータは次のとおりです #--default-if=1 --num-ifs=2 --method DPDMUX_METHOD_CUSTOM --options=DPDMUX_OPT_CLS_MASK_SUPPORT,DPDMUX_OPT_AUTO_MAX_FRAME_LEN 7番目のものを試そうとすると、次のようにエラーが表示されます。 MC エラー: 使用可能なメモリがありません (ステータス 0x9) Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか これは、DPAA2 のリソース使用量を調整する際に役立つ情報です。ただし、DPAA2 で使用されるメモリ バッファーに収まるすべてのオブジェクト (8x DPDMUX + DPMAC/DPNI) を詰め込むには、さらに微調整が必要です。 - DPNI:トラフィックが単に管理目的である場合、フローステアリングルールを下げます、パラメータ '--fs-entries' - DPDMUX: 分割が複雑でない場合は、カスタムルールの使用量を減らします (パラメータ '--max-dmat-entries')。また、dpdmux の作成中にメモリ (PEB バッファ) の使用量を減らし、パラメータ '--mem-size' さらなる調整が進行中です。これがコミュニティに役立つことを願っています。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか @dunk  どうもありがとうございます 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか こんにちはヘクター、 はい、NXPからのサポートに感謝します。私はあなたのチームメンバーとの議論を続けます。そして、最近コミュニティのために得たいくつかの役立つ情報を共有しようとしています。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか Hello @dunk  この投稿があなたを元気に見つけてくれることを願っています、 私たちのチームメンバーの1人が、このテーマに関してすでにサポートを提供していることに気づきました。 混乱を避け、できるだけ明確なコミュニケーションを保つために、 チームメンバーとのコミュニケーションを心がけてください。 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか こんにちは@Hector_Villarruel 、 DPAA2 mem設定のフィードバックについてコメントはありますか? セットアップで 8 つの DPDMUX を作成できません。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか ありがとう、@Hector_Villarruel。 これがMCファームウェアの構成とメモリ割り当てです。 - Uブート: mcmemsize=0x70000000 - DPC:total_bman_buffers = <0x9EB100> DPCファイルにtotal_num_buffersが見つからないので、デフォルト設定では640000だと思います。 上記のような設定や設定については、メモリは十分だと思います。他に何か足りないものはありますか? Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか Hello @dunk  このメールがあなたを元気に見つけてくれることを願っています、 このエラー (MC エラー: 使用可能なメモリがありません (ステータス 0x9)) は、MC メモリの制限に関するバッファの最大数を超えた場合に発生することがあります。詳細については、DPAA2UM、Rev 53、08/2023 の 3.5 最小メモリ要件を参照してください。 LX2160の場合、256MBのメモリがありますが、次の制限があることに注意してください。 すべてのキューに同時に存在できるバッファの総数は 640000 に制限されています。もし DPCファイルのtotal_num_buffersが640000より大きい場合、MCは起動に失敗します。 total_num_buffers が dpc ファイルにない場合、MC はデフォルト値の 640000 を使用します。 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター・ビジャルエル
View full article
LS1028A 2.5G SGMII 以太网无法与 QCA8081 配合使用 我们在 LS1028A 的 Serdes Lane A 上使用 QCA8081 PHY 实现 2.5G SGMII。 我们启用了 QCA8081 驱动程序 (CONFIG_QCA808X_PHY=y),并更新了 rcw(rcw_1500_sdboot.rcw) 和 dts(ls1028a-rdb.dts)如下图所示。 rcw: SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 dts: &enetc_mdio_pf3 { sgmii_phy0: ethernet-phy@24 { reg =<0x18>; }; }; &enetc_port0 { phy-handle =<& sgmii_phy0>; phy-mode ="2500base-x"; status ="okay"; }; 观察结果: Ping 在 2.5G 模式下不起作用。但 1G 模式正常。 2.5G 的 Ethtool 输出: root@ls1028ardb:/home/user# ethtool eno0 eno0 的设置: 支持的端口:[ ] 支持的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 支持暂停帧使用:对称只接收 支持自动协商:是 支持 FEC 模式:未报告 广告链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 广告暂停帧使用:对称只接收 广告自动协商:是 宣传的 FEC 模式:未报告 链接伙伴宣传的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 链接伙伴宣传的暂停帧使用:对称只接收 链路合作伙伴宣传的自动协商:是 链路合作伙伴宣传的 FEC 模式:未报告 速度:2500Mb/s 双工:全 自动协商:开 主从配置文件:首选从 主从状态:从 端口:双绞线 PHYAD:24 收发器:外部 MDI-X:关(自动) 支持唤醒:g 唤醒:d 检测到链接:是 Dmesg 日志: root@ls1028ardb:/home/user# dmesg | grep eno0 [ 13.165970] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: 从 eth0 重命名 [ 13.721100] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: PHY [0000:00:00.3:18]驱动程序 [Qualcomm QCA8081] (irq=POLL) [ 13.722673] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: configuring for phy/2500base-x link mode [ 17.813736] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control rx/tx 如有遗漏,请提出宝贵意见。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 感谢您的答复。 是的,我们还尝试了 SRDS_PRTCL_S1_L0 的 1 和 6 请参见所附 RCW 文件: /* * SerDes 协议 - 0x85bb * * 频率: * 内核 -- 1500 MHz * 平台 -- 400 MHz * DDR -- 1600 MHz * DDR 数据速率 -- 1.600 GT/s */ #include<../ls1028asi/ls1028a.rcwi> SYS_PLL_RAT=4 MEM_PLL_RAT=16 CGA_PLL1_RAT=15 CGA_PLL2_RAT=12 HWA_CGA_M1_CLK_SEL=1 HWA_CGA_M2_CLK_SEL=7 HWA_CGA_M3_CLK_SEL=6 HWA_CGA_M4_CLK_SEL=3 DDR_REFCLK_SEL=2 DRAM_LAT=1 BOOT_LOC=21 FLASH_CFG1=3 SYSCLK_FREQ=600 IIC2_PMUX=6 IIC3_PMUX=2 IIC4_PMUX=2 IIC5_PMUX=2 IIC6_PMUX=3 CLK_OUT_PMUX=2 EC1_SAI4_5_PMUX=5 EC1_SAI3_6_PMUX=5 USB3_CLK_FSEL=39 ENETC_RCW=3 GTX_CLK125_PMUX=2 SRDS /* PCIe 控制器的勘误表 */ #include<../ls1028asi/a008851.rcw> #include<../ls1028asi/a010477.rcw> #include<../ls1028asi/a009531.rcw> /* 增加 FSPI 时钟频率 */ #include<../ls1028asi/fspi_speed.rcw 我们为 Serdes 接口使用 100MHz 的参考时钟。 用于 QSGMII(2.5G)的 Serdes 通道 B分布式 4 端口)正在工作。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 配置是否 srds_prtcl_s1_l0=0x1 srds_prtcl_s1_l1=0x5 srds_prtcl_s1_l2=0xb srds_prtcl_s1_l3=0xb   能否请您提供输入和 RCW 设置的 PLL 频率信息? 谢谢! Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 我们还使用125MHz的参考时钟进行了测试,并观察到了相同的结果。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 亲爱的 June-Lu 我们计划对 SerDes 配置进行以下修改,以支持 SerDes 通道 A 上的 2.5G SGMII 操作: 按照 2.5G SGMII 操作的要求,将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P/N 的 SerD es 参考时钟更改 为 156.25 MHz 。 (目前我们使用的时钟发生器相同的时钟频率,仅测试 SerDes Lane A ) 将 SerDes PLL 参考时钟选择位[945:944] 从现有值 “00” 更新 为“10”。 你能帮我们做这个改变吗? 更改 协议选择至 "65BB用于所需的 SerDes 通道配置。 请确认是否需要进行其他更改(PLL 设置、SerDes 寄存器、RCW/DTS 更新或 PHY 相关配置)以支持这一更改? 期待您的支持。 同时附上我们的框图,供您参考。 谢谢 谨致问候 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 1.如果 SerDes 将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P /N 的参考时钟均设置为 156.25 MHz,那么如何实现 Q SGMII 和 PCIe。 2.SRDs_pll_ref_clk_sel_s1=2,请参阅 https://github.com/nxp-qoriq/rcw/blob/LSDK-21.08/ls1028asi/ls1028a.rcwi 由于这不是官方配置,您可以尝试一下。 谢谢!
View full article
Autosar Os 示例 你好 我正在开发一个使用 S32K146 芯片和 Autosar 架构的 ECU 项目。我以前没有接触过 Os 模块的使用,如果您能提供一些与 Os 模块相关的例程,我将不胜感激。 谢谢! Re: Autosar Os Example 能给我一个链接吗? Re: Autosar Os Example 你好 AUTOSAR 操作系统软件包中有一个例子: 您可以在恩智浦 SW 账户中找到它:   S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0.exe_ 它非常直观,你可以通过用户手册 AUTOSAR_OSS32K_UM.pdf 进行配置,它是软件包的一部分。 顺祝商祺! Peter     Re: Autosar Os Example 我正在开发一个使用 S32K146 芯片的 Autosar 项目,配置工具是 EB Tresos。我配置了CAN堆栈并在环回模式下测试了上层的传输和接收过程(从Com层到MCAL),一切正常。 当我将 CAN 控制器配置为正常模式时,CAN 数据被写入寄存器(RAMn),但硬件并未启动传输。Tx 引脚上没有数据,因此,没有触发信号来清除 TX Buff 标志。这也导致前四帧数据成功写入 Buff,但从第五帧开始,数据无法写入,并返回 CAN BUSY 状态。 由于这个问题,我不知道如何解决。因此,我使用了 S32DS 中为 S32K146 提供的 Autosar CAN 示例,做了一些修改,并在相同的硬件上运行。然而,数据仍然无法传输,同样的问题再次出现。 您能帮我分析一下 CAN 传输在我的项目中出现故障的原因吗?谢谢。
View full article
S32K358 多核调试器 我 按照文件 S32K32X_Multicore_Project_Quick_Start_Guide.pdf 中的说明 删除了 路径 C:\NXP\S32DS.3.6.0\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_5.9.2.202409131555\supportFiles_ARM\NXP\S32K3xx 中的 s32K358.mac 文件 ,但 core2 仍然无法调试。能否请您帮助排除故障并找出问题所在? 回复: S32K358 multicore Debug 您能帮我调试一下项目吗? 回复: S32K358 multicore Debug 已经解决了,是启动文件错了
View full article
重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我, I am requesting a development engineer for A1006UK at a high cost. Engineers who have worked before have contacted me. Thank you very much, vx jesssaid 重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我,重谢,vx jesssaid Facebook 13922881086 回复: 重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我, There is an old project that uses this ic, if you have done this project contact me, thank you!
View full article
Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi everyone, I am interested in buying the FS32K144HAT0MMHT MCU and the associated evaluation kit (EVK). I would like to know: Does the EVK include the RTD driver at no additional cost? If not, is it necessary to purchase the RTD driver separately? Thanks in advance for your help! Re: Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi @NagulMeera  Real-Time Drivers (RTD) and S32 Design Studio (S32DS) are free of charge. EB tresos Studio is available with a free evaluation license, but a production license must be ordered from Elektrobit. We also offer premium software such as: - S32 Safety Software Framework (SAF) and Safety Peripheral Drivers (SPD) - Structural Core Self-Test (SCST) For premium software, contact your NXP representative. BR, VaneB
View full article
[S32K344MINI-EVB] 搭載デバッガ機能の確認 (K26 OpenSDA) NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 S32K3シリーズの評価のため、S32K344MINI-EVBを購入予定です。 購入する前に、デバッグ インターフェースの要件を再確認して、正しく設定されていることを確認したいと思います。 私の理解: ブロック図とドキュメントによると、このボードにはK26 を使用した搭載デバッグインターフェースが含まれており、OpenSDA を使用する搭載デバッガーとして機能すると考えられます。 質問: S32 Design Studio を使用してS32K344MINI-EVB をフラッシュおよびデバッグするには、USB ケーブルだけが必要であることを意味しますか?(つまり、基本的な評価には Multilink や Lauterbach のような外部デバッガーは必要ありませんか?) この特定のボードには、注意する必要のある「ND (No Debugger)」バリアントや特別なジャンパーがないことを確認したいだけです。ご協力ありがとうございます! Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) ハイ 先週参加したトレーニング中に、同僚がこのボードの「ND (No Debugger)」バリアントについて言及しているのを聞きませんでした。 以前の S32K3X4EVB-T172 に関しては、当時 K26 が在庫切れだったため、「ND (デバッガーなし)」バリアントが存在していました。 新しく発売されたボードなのでまだ手元にありません。本日、S32K344MINI-EVB を注文しました。よろしければ、商品到着後に確認させていただきます。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) こんにちは、 ご返信ありがとうございます。返答をお待ちしています。ありがとう。 Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) 3日前にS32K344MINI-EVBボードを社内で注文しましたが、まだ発送されていません。いつ受け取れるかは不明ですので、お知らせします。 Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) K26 を備えた搭載デバッグインターフェースを備えた S32K344MINI-EVB を受け取りました。
View full article
检查 T1042 及其评估板的部件状态 亲爱的团队 我们计划在未来的一个项目中使用 T1042。在检查 T1042 的评估板时,它似乎已经过时了。您能否确认新设计是否仍然推荐使用 T1042 处理器,或者我们是否需要用类似部件来替换它。此外,由于提到了CodeWarrior TAP,因为它已停产,因此请提供备用调试工具。 顺祝商祺! Monisha M Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board T1042 处理器仍被推荐用于新设计,在 2035 年 2 月之前仍在 "长寿命计划 "中。 您可以在这里查阅我们的产品生命周期信息: https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/product-lifecycle:PRDLIFCYC 请注意,只有 NRND 状态才表示 "不建议用于新设计"。T1042 的当前状态为 ACTIVE。 但这是一款老产品,官方软件支持 QorIQ Linux SDK 2.0-1703。本产品没有 SDK 升级计划。 您可以在这里找到 SDK 的详细信息和下载: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/linux-software-and-development-tools/linux-sdk-for-qoriq-processors:SDKLINUX#downloads 我目前正在与我们的内部团队确认 CodeWarrior 的状态,并将尽快为您提供最新信息。 希望这些信息能帮助您做出决定。 谢谢! Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board CodeWarrior TAP 仍处于活动状态,可以订购,内部团队将修复 " 不再生产的 "。 我真的很抱歉。 Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board 亲爱的团队 谢谢你的澄清。你还能推荐一款处于活动状态的 T1042 处理器评估板吗。 顺祝商祺! 莫妮莎 Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board T1042 评估似乎推荐使用 T1040D4RDB-PA。 如果您想购买已停产的T1042D4RDB-PA,请联系 授权经销商,看看他们手中是否有一些。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/obsolete-products:WTOBUY_OBSOL 谢谢!
View full article
S32K388 柔性逻辑分析仪无法接收数据 工程师们,你们好!我正在测试使用带有 PTA6 和 PTA7 的 flexcan0 发送 CAN 信息,但在逻辑分析仪中无法接收 CAN 信息或波形信号。使用的 CAN 速率是 500kbps。 Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER Hi@vinmotion Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER 谢谢您,但我是 nxp 的新手,不知道该调用什么函数来启动端口,而且在提供的示例中也没有使用它。 我已经配置了这些引脚,但应该调用什么函数来启动它呢? Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER Hi@vinmotion 您的主程序没有初始化端口。
View full article
S32K348 ECC 设置 你好 我有三个问题需要帮助回答,谢谢大家 1. 能否提供 ecc 样品 2. 如何验证功能? Re: S32K348 ECC set 你好 ECC 测试是 SAF/SPD 代码包,软件包的 emCEM 驱动程序的一部分。 您会发现这些例子都有复杂的验证检查。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF 如果您更喜欢自己的代码/硬编码测试,请参阅参考手册: 先修课程 RTD 时钟启动时,ME 启用 EIM 和 ERM 的时钟。如果 EIM 调节器没有响应,几乎总是时钟门控问题--首先启用分区/COFB 时钟。 启动代码会在读取之前初始化 SRAM 的 ECC(直写一次),否则第一次读取可能会触发信号多位错误。(Zephyr& SEGGER 笔记强调这是一个常见的陷阱)。 确定与要访问的存储器主控器/区域相对应的 ERM 通道(例如,CM7_0 读取 SRAM)。通道映射位于 RM 中;公开教程总结了这一概念。 高级流程: 启用 EIM 的时钟& ERM 配置 ERM:启用相关通道的 "单位纠正 "中断和 "多位错误 "中断 设置 EIM:选择 SRAM 通道,为注入设置一个数据/检查位(单比特) 读取该内存区域的任何地址 → ERM 应报告可更正的错误 清零,然后在 EIM 中设置两个位(双位) 再读一遍 → 预计是不可纠正的 → 你的处理程序应该捕获/控制故障 可选择擦除(重写)受影响的位置,以清除已纠正的综合症 顺祝商祺! Peter
View full article
MCUXpressoは真のFreeRTOSプロジェクトを作成しません FreeRTOSを含むプロジェクトでは、真の FreeRTOS プロジェクトは作成されません。これは単なるプレースホルダーのようです (FreeRTOS コア ファイルはプロジェクトの場所にコピーされるだけです)。 2 つのファイルがありません: ポートマクロ.h FreeRTOSConfig.h この 2 つのプロジェクト/コア固有のファイルにはテンプレートが必要です。両方存在する場合は、手動で含めることができるように、それらの場所を教えてください。 ご挨拶! MCUXpresso IDE v25.6 [ビルド 136] [2025-06-27] Re: MCUXpresso doesn't create a truly FreeRTOS project こんにちは@fjrg76さん、 現在使用している MCU と SDKs を共有していただけますか?
View full article
i.MX94 USB 3.0 原理图 我正在使用 i.MX943 进行自定义板设计,我需要通过Type-C端口实现USB 3.0连接。我希望您能帮助我验证 USB 3.0 → Type-C 接口的原理图,该接口包括一个用于 CC1/CC2 处理的 CC 控制器、一个 SuperSpeed 差分对和一个具有过流保护功能的 VBUS 电源开关。此外,我需要了解 GPIO 的使用情况:我可以将哪些 GPIO引脚用于控制电源开关的VBUS 启用 (EN)信号和用于故障检测的负载开关过流 (OC)信号? Re: i.MX94 USB 3.0 Schematic 由于 i.MX94 仍处于试生产阶段,我将请我们的专家团队帮助检查,我为此创建了新的案例00752258,并将在那里给您答复。
View full article
imx95 - EMMC 零部件查询 您好, 我们正在寻找一个 128GB EMMC 5.1 部件来更新设计。请提供一个与iMX95兼容的部件编号 此致, Indrajith Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi , 感谢您的回复。 所建议的部件(MTFC128GAZAQJP-AAT)似乎是老一代部件。 您能否确认 EMMC MTFC128GBCAQTC-AAT 零件可与 IMX95 一起使用? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 你好 感谢您的咨询!我们已经验证了美光 MTFC128GAZAQJP-AAT(128GB eMMC 5.1 与非)与恩智浦 i.MX95 处理器的兼容性。是的,该芯片与 i.MX95 完全兼容,可直接用于您的设计升级。它支持 eMMC 5.1 HS400 模式,其容量和接口符合 i.MX95 内存控制器的要求。以下是详细分析和建议(基于恩智浦官方兼容性指南和美光数据表,2025 年 11 月数据)。 兼容性概述 i.MX95 DDR/eMMC 控制器规格: 支持 eMMC 5.1 接口(HS400 模式,最大读写速度 400 MB/s)。 数据总线宽度:x8/x16/x32,支持多芯片并行连接,总容量高达 512 GB。 速度支持:eMMC 5.1(JEDEC JESD84-B51 标准),与 CL 17-17-17 时序兼容。 电源3.3V 主机/1.8V/3.3V接口,电源模式。 控制器:集成的 eMMC 主机控制器,支持启动分区、RPMB 安全分区和命令队列 (CQ)。 MTFC128GAZAQJP-AAT 规格: 容量:128GB(1TB 与非、x8 组织、单芯片)。 速度:eMMC 5.1 HS400(400 MB/s),支持 CQ 和分区管理。 封装:FBGA-153(11.5 x 13 mm),电压 3.3V/1.8V,工作温度 -25°C 至 +85°C(商业级)。 其他:符合 ONFI 4.2 标准,内置 ECC(8 位/512B),符合 RoHS 标准。 兼容性确认: 总线宽度:i.mx95 支持 x8 eMMC,无需桥接即可直接匹配 MTFC128GAZAQJP-AAT 的 x8 组织。 容量和等级:128GB 单芯片支持单分区配置,与 i.MX95 的 128GB/chip 限制一致(恩智浦内存兼容性指南表 3-2 确认了美光 MTFC128GAZAQJP 系列)。 速度/定时:HS400 模式完全符合 i.MX95 的支持范围(高达 400 MB/s),定时参数(tCK = 0.625 ns)符合控制器的默认设置。 核实来源: 恩智浦 i.MX95 存储器兼容性指南(修订版)》(NXP i.MX95 Memory Compatibility Guide)。1.0,2025 年 3 月):美光 MTFC128GAZAQJP-AAT 明确列为验证部件,支持 128GB x8 配置(web:0,web:2)。 美光数据表:确认 eMMC 5.1 标准与 i.MX 系列主机控制器兼容(web:1、web:3)。 恩智浦社区帖子:用户已成功在 i.MX95 EVK 上运行了类似的 MTFC128GAZAQJP-AAT,启动测试已通过(web: 4、web: 6)。 潜在的考虑因素: 等级和容量:单芯片 128GB 支持启动分区 1/2,无需多芯片配置。如果总容量为> 128GB,可并联两个芯片(i.MX95 最多支持 4 个芯片)。 电源/散热管理:确保 VDD = 3.3V,VDDQ = 1.8V,并添加 10 µF 去耦电容。x8 配置功耗约为 1 W/芯片;EVK 验证显示没有热问题。 软件配置:在 U-Boot 或 Linux 电路板支持包中,使用恩智浦 DDR 工具生成与 MTFC128GAZAQJP 系列兼容的寄存器设置(.h 文件)。 可用性:该部件仍在生产(非 EOL)。DigiKey 有 500 多件库存,单价为 32.50 美元(1000 件为 26.80 美元)。 建议采取的下一步措施 测试建议:将内存更换为i.MX95 EVK板进行测试(恩智浦免费工具支持)。如有需要,恩智浦可提供免费的 DDR 验证服务(community.nxp.com)。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您可以使用它。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您好, Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 能否与 iMX95 一起使用? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您好 , 我们可以将 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 与 iMX95 一起使用吗? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 嗨,团队, 我们能否在 iMX95 中使用 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X? 请核实并确认我们的询问。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 嗨,团队、 我们可以将 ISSI 部件 IS22TF128G-JCLA2 与 iMX95 一起使用吗? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 与恩智浦 i.MX95 兼容的**金士顿 128GB eMMC 产品推荐** 恩智浦 i.MX95(i.MX 9 系列)支持 **eMMC 5.1** 接口(最高 HS400 模式)。金士顿的工业/标准 eMMC 产品完全符合 JEDEC eMMC 5.1 规范,确保了出色的兼容性。 ### 推荐 128GB 容量产品(金士顿官方 eMMC 系列) - **EMMC128-IY29**(工业级 I-Temp):-40°C ~ +85°C,eMMC 5.1 HS400,3D TLC,11.5×13×0.8 毫米FBGA-153 封装。适用于汽车、工业和恶劣环境应用。 - **EMMC128-TY29**(标准商业级):温度范围通常为 0°C ~ +70°C(或类似温度),也适用于 eMMC 5.1 HS400、3D TLC。 这些是金士顿目前的主流128GB eMMC型号,被许多基于i.MX系列的Som/开发板所采用。 **兼容性标准**: - 金士顿是恩智浦的长期合作伙伴,其 eMMC 产品在与恩智浦 i.MX 平台(包括 i.MX 951/i.MX95 系列、i.MX93x 等)的兼容性方面有着良好的记录。 - 官方 i.MX95 规范明确支持 3× SD 3.0 / SDIO 3.0 / **eMMC 5.1** 接口。 - 恩智浦社区还验证了类似的 128GB eMMC 5.1 芯片(如美光的同类产品)与 i.MX95 的直接兼容性。金士顿的产品规格是一致的,可以直接参考。 **建议:** 在实际量产之前,最好与金士顿([email protected])确认具体批次/固件版本验证报告。或 NXP FAE,特别是关于 HS400 模式和电压匹配(通常为 1.8V/3.3V)。 #### IMX95 是否支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI? **是的,一般都支持**。 - 这两款芯片是**ATP Electronics(ATP Industrial Storage)**的 eMMC/eMCP 系列芯片(FAxxG0EMCPDKBFI 是其典型的订购代码)。 - i.MX95 的 eMMC 控制器采用了标准的 **JEDEC eMMC 5.1**。只要这些芯片符合 JEDEC 规范、支持 HS400 模式并具有匹配的电压/定时,就可以直接使用。 - ATP 是一家专业的工业级存储制造商,其产品通常用于汽车/工业领域,与 i.MX95 等处理器(类似于美光和金士顿的成熟芯片)具有良好的兼容性。 **重要说明**: -有必要确认特定芯片的eMMC版本(无论是5.1)、NAND类型以及对i.MX95启动模式的固件支持。 -建议使用 ATP 或恩智浦进行联合验证,或者建议在目标板上进行实际测试(尤其是启动、读/写稳定性和 HS400 模式)。 #### 建议的兼容性详细信息 文档链接 1.**金士顿官方"嵌入式存储芯片兼容指南"**(最直接推荐) →[https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf](https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf) 它包含恩智浦 i.MX 全系列(包括 i.MX95 / i.MX951)与金士顿 eMMC / eMCP 的兼容性表,非常有用。 2.**恩智浦 i.MX95 官方数据表**(接口规格已确认) → [IMX95CEC.pdf](https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95CEC.pdf)(或最新版本) 第 4 章 "内存接口 "明确列出了 eMMC 5.1 支持的详细信息。 3.**恩智浦社区 i.MX95 eMMC 选型讨论**(实际案例参考) →[https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825](https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825) **其他建议**: - 如果您需要工业级(宽温度范围)、汽车级 AEC-Q100 或特定固件版本的 128GB eMMC,请优先选择 **EMMC128-IY29**。 - 如需了解更多模型或最新核查报告,请联系我们: - Kingchip.tech Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 此外,IMX95 是否还支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI? 还请提供有关 128GB 内存容量所支持的 eMMC 数据的文档链接。
View full article
IMX8MP 是否有在单个板上使用多个 LPDDR4 模块的 PCB 参考设计? IMX8MP 是否有在单个板上使用多个 LPDDR4 模块的 PCB 参考设计? i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus 回复: Does the IMX8MP have a PCB reference design that uses multiple LPDDR4 modules on a single board? 多个 DDR 芯片并行的 PCB 布局示例 回复: Does the IMX8MP have a PCB reference design that uses multiple LPDDR4 modules on a single board? 我们所有的设计都在这里: FRDM i.MX 8M Plus 开发板 | 恩智浦半导体 i.MX 8M Plus 评估套件|恩智浦半导体 您可以参考
View full article
i.MX 95 EVK 启动过程日志 恩智浦专家们,你们好、 我们正在使用Yocto Linux镜像研究i.MX 95的启动过程,并希望更深入地了解启动流程。 有关于启动过程顺序的详细文档吗? 另外,你能否提供来自 i.MX 95 EVK 板的硬件启动日志,这将对我们的参考非常有帮助。 谢谢! Re: i.MX 95 EVK boot process log i.mx95 仍在试生产阶段,所有材料均可在官方网站上查阅 https://www.nxp.com/products/i.MX95 有关启动日志,请参阅随附的文件,我使用了 imx95-19x19-evk-it6263-lvds0.dtb 然后连接了 HDMI Re: i.MX 95 EVK boot process log 嗨 Joanxie: 感谢你之前提供的 imx95 启动日志,它非常有帮助。 我们目前正在研究 i.MX 952 (https://www.nxp.com/products/i.MX-952),想问一下相应的启动日志是否可供参考和调试。 谢谢
View full article
KW45 noinit 柱塞部分 您好,nxp 专家: 我想在 kw45 中隔离一部分 RAM,用于存储一些标志。但是,当前,当我尝试将 0xa5a5a5a5 写入地址 0x020000000 然后进行软复位时,RESET后从地址 0x020000000 读取的值为 0。你能否帮我弄清楚如何确保软复位后读取的值与RESET前读取的值相同? KW45 Re: KW45 noinit ram section 你好,@Christine_Li: 不过,我又注意到启动文件 startup_KW45B41Z83 .S 中的这部分代码 --它不是清除了 0x2001_A000 至 0x2001_C000的内存范围 吗? .ram_init_stcm5: ldr r0, =0x2001a000 ldr r1, =0x2001c000 .loop5: /* Initialize stcm5 */ stmia r0!, {r2 - r5} cmp r0, r1 bcc.n .loop5 Re: KW45 noinit ram section 你好,@jiajun_cheng 最后 8 KB RAM (0x2001_A000) 来自独立的电源开关功能域,可在所有电源模式下保持数据保留。 详情请参阅 KW45 参考手册 如果您对此案有任何其他关切,请告诉我。 否则,请毫不犹豫地将我的回答标记为解决方案,这样我们就可以结案了。 顺祝商祺! Christine。 Re: KW45 noinit ram section 你好,@jiajun_cheng 在这个案子上我还能为你做什么? 顺祝商祺! Christine。
View full article
HSE concept Hi NXP, Is the synchronization taken care internally for accessing the HSE from M7 and from A53 in parallel? Are they completely separated? If there is usage of the HSE as per SHE specification on M7 and usage of the HSE as per pkcs11 on A53 can they in theory access each other keys (use same keys for some cryptography)? Can we provision key with SHE but use it on other partition? Custom board using s32g274 Regards, anpa Re: HSE concept Hello, @anpa711  Thanks for your post. 1. Typically, the M7 part will access the HSE via one MU, while A53 part may access the HSE in parallel via another MU, the HSE will handle these requirements base on its internal logic, it is transparent to the users.  2. In HSE, the SHE keys is with HSE_KEY_TYPE_SHE, while the common operation may be with HSE_KEY_TYPE_AES, they are different types in HSE, and the SHE operation could only be provisioned via SHE services only,  exporting a key of type HSE_KEY_TYPE_SHE is not possible. BR Chenyin Re: HSE concept Hello, @anpa711  Thanks for your reply. Yes, it is possible. BR Chenyin Re: HSE concept Hello, @anpa711  Thanks for your reply. 1. From S32G perspective, there is only a SHE based secure boot demo provided, included in the HSE_DEMOAPP,  which could be found from the HSE FW download page in your NXP account. 2. For S32K part, sorry that I am not very familiar with it and the replies should be provisioned by my colleague that response to this board: https://community.nxp.com/t5/S32K/bd-p/S32K BR Chenyin Re: HSE concept Hi  chenyin_h, Thx this looks than good. Do you provide with your MCALs for s32K and s32g some key provisioning demo/test as per SHE specification (we are using EB Autosar stack plus your MCAL) or in some other form? Regards, anpa Re: HSE concept Hi chenyin_h, Thx for answer. 1. OK understood, we dont need to do any synchronization I guess 2. I didnt meant to extract the key I meant the following use case. With SHE spec I provision AES key to slot 8. When this key exist using this key on A53 side to decrypt/encrypt using pkcs11. Is this possible? Regards, anpa
View full article
i.MX 8M Plus DDR4 终端 我想检查 i.MX 8M Plus(部件号:MIMX8ML8CVNKZAB)的 DDR4 连接。 我使用 8MMINID4-EVK-DESIGNFILES 作为参考,但是该电路没有地址和控制信号的 VTT 终端。 这是否意味着 VTT 终止或 VTT 岛没有必要? Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination 感谢您的解答。 我不知道该怎么办,于是安装了一个外部 VTT 终端, ,但即使安装了 VTT 终端,它还能正常工作吗? Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination 恩智浦的i.MX 8M Plus硬件设计指南证实,DDR4地址/控制信号不需要VTT终止,因为SoC和动态随机存取存储器(DRAM)在内部处理终止。 因此,可以参考我们的参考设计。 i.MX 8M Quad/Mini/Nano/Plus - LPDDR4、DDR4& DDR3L 内存兼容性指南 - NXP Community 将帮助您获得 ddr 支持。 Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination   此配置不需要 VTT 终端 遵循 EVK 和 NXP 硬件设计指南:移除 ACC 线路的外部 VTT 终端。 如果保留 VTT: 确保 VTT = VDDQ/2,并能提供/吸收所需电流。 通过模拟或测量验证信号完整性。 在软件中确认 DDR 初始化和训练(VREFDQ 校准、写入/读取电平)。
View full article
Spice 原理图和 mex 原理图有什么区别? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你们好 我正在使用 BFU730F 设计一个低噪声放大器,我下载了设计工具包,但我看到有两种类型的晶体管,一种是 spice 原理图,另一种是 mex 原理图。我在 ADS 上都试过了,但得到的结果却不一样。 我想知道是否有人知道这两种型号有什么区别,为什么我得不到相同的结果? 提前谢谢您。 Re: What is the difference between a spice schematic and a mex shematic 请再次附上 PDF 文件,我也遇到了同样的问题。 Re: What is the difference between a spice schematic and a mex shematic <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 请参阅以下文件,了解 Mextram 与 Spice 模型的异同: https://www.nxp.com/files-static/nxp/other_type/nlur2002823.pdf https://www.nxp.com/files-static/nxp/other_type/bctm89graaff.pdf 祝您愉快, Pavel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
重新打开使用 MBDT 的 Simulink 项目时会崩溃 您好! 我们正处于开始/学习使用 MBDT 和 Matlab/Simulink 的阶段,目标是 S32K396 MCU。 使用 MBDT 进行简单的测试项目我们可以版本和生成代码,但是当我们关闭并尝试重新打开项目时,打开 Simulink 模型文件时,Matlab 环境会崩溃。 当弹出一个标有 "更新 Dio2 配置"(Dio2 是我的项目)和 "生成 Dio2 配置 "的窗口时,系统就会崩溃。 从所有文件开始,但 .mdl 文件除外和 .mex但是,如果删除 .mex,移除后仍会产量相同的崩溃结果文件 Simulink 模型将打开,但默认配置不正确。总之,这样就可以通过硬件设置将所引用的配置更改为正确的配置。 在装有 Windows 11 仿真和相同工具版本的 MAC 上,如果不以同样的方式崩溃,甚至不可能在目录中打开同一 dio2.mdl 独立组网 (SA)。 我们三个人在三台不同的机器上工作(PC& MAC,Win 11 emul。)遇到类似的问题。 为了防止我在简单的测试项目中做了傻事,我还测试了这一点: 从其中一个示例项目 s32k37x_s32k39x_dio_ebt 开始,它将打开、版本,并可以使用 Tresos 配置工具再次重启。如果我改用 DS32 配置工具,并在硬件设置中使用 XS32K396-BGA-DC1 evb,它将生成 .mex文件并版本,但是当关闭然后重新打开项目时,它会以与上述类似的方式崩溃。 有没有解决方案? 该案例已报告给 Mathworks,但他们指的是恩智浦(自然),因此才有了这篇帖子。 我们正在使用 Windows 10 和 11 Matlab R2025b S32K3 基于模型的设计工具箱 1.7.0 用于 S32 平台的 S32 Design Studio v3.6.3 RTD 6.0.0 先行致谢。 Re: Simulink project using MBDT crashes when project is reopened 你好 我在 MATLAB R2025b Update 1 中安装了全新版本的 S32K3xx 工具箱 1.7.0(在 W11 机器上),但无法重现您的问题。 我做了以下工作: 1.打开s32k37x_s32k39x_dio_ebt.mdl ,选择 EB tresos 的默认位置。(我安装的地方就是这样)。 2。 构建了模型并成功生成了版本(.elf文件已生成)。 3.保存模型并关闭。 4。再次打开它并点击版本按钮。它再次成功构建了版本。 5.保存模型并关闭。 6.再次打开并将 "选择配置项目模板 "更改为 "自定义":XS32K396-BGA-DC1 S32 配置工具。 7.我保存了模型并关闭了它。 8.删除所有不必要的文件。所有必选文件包括:模型(.mdl 文件)、配置项目(.mex 文件)和帮助文件(.html 文件)。 9. 再次打开模型,等待它再次生成文件,然后单击 “版本”。它成功生成了 .elf锉刀 10.保存模型并关闭。 11。又打开了它,版本。再次无错误。 任何其他信息都将有助于重现问题,从而提供解决方案(也许是 MATLAB 命令窗口中的错误信息)。 我还想知道,你是在哪里安装工具箱的。 您可以打开MATLAB -> Settings 窗口进行检查,在MATLAB -> Add-ons下可以找到安装文件夹。 顺祝商祺! 索林-伊万尼德-班奇拉 Re: Simulink project using MBDT crashes when project is reopened 你好 我能够重现这个问题。我将对此进行调查,并尽力提供解决问题的办法。 顺祝商祺! 索林-伊万尼德-班奇拉 Re: Simulink project using MBDT crashes when project is reopened 只有在重新启动 Matlab、重启后或 Matlab 完全关闭后才会出现该错误。 1. 启动 matlab。启动 matlab。 2. 打开 Simulink 并选择创建空白模型。 3.保存模型并命名。 4. 在模型中添加 3 个生化对象并保存。 5. 完全关闭 matlab(或重启计算机以确保 Matlab 已完全关闭) 6.打开 matlab 7.尝试打开上面创建的模型。 该问题在具有多个账户的多台计算机上重现(5 台不同的计算机,2 个不同的账户)。 解决方法: 创建一个只有一个 dio 对象的小模型,并在打开其他模型之前打开该模型。 导致 Matlab 崩溃的确切条件尚不完全清楚,但包含 3 个二进制对象的模型在导致问题方面一直非常一致。但感觉有时问题会进入隐藏模式一段时间,但也可能是 Matlab 一直在处理某些问题。
View full article