我在S32DS软件中选择了s32k118芯片的SPI官方样例工程并配置成功后希望在MCAL中加入CAN功能模块。在CAN的CanConfigSet/CanHardwareObject功能时,CAN Object Type为RECEIVE时必须添加CAN HwFilter,但是添加完就提示10处错误,不添加又显示必须添加,如何解决?
嗨,@sweet1、
是的,如果容器是 RECEIVE 类型,则需要启用 CanHwFilter。不过,RTD 1.0.1 应该安装在S32DS v3.4 上。请安装 S32DS v3.4,或将 RTD 版本升级到 2.0.0。
S32K1 RTD 1.0.1 版本说明:
致以最诚挚的问候,
Julián
嗨,@sweet1、
您使用的是哪个 RTD 版本和 S32DS 版本?
您的 HTH(发送处理程序)Ids 应该高于 HRH(接收处理程序)Ids。因此,请尝试 将 HRH 放在 HTH 之前,如下图所示:
致以最诚挚的问候,
Julián