Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
GUI Guider v1.7.2 オフライン テンプレートをダウンロードできません。 公式サイトからGUI Guider v1.7.2 オフライン テンプレートをダウンロードできません。ダウンロードしたバージョンは自動的に最新の 1.10.1 バージョンに更新されます。サーバーのリソース パスが正しいかどうかを確認してください。 Re: I can't download the GUI Guider v1.7.2 Offline Template. こんにちは@zzxx 、 この問題を報告していただきありがとうございます。試してみましたが、まさに説明どおりに動作しました。これを社内チームに報告し、修正が提供されるのを待ちます。 BR セレステ Re: I can't download the GUI Guider v1.7.2 Offline Template. こんにちは@zzxx 、 現時点ではこの問題に関してそれ以上の進展はありません。クリスマス休暇および EMEA と AMEC のタイム ゾーン全体の休日期間のため、プロセッシング時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。 皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。 楽しい一日をお過ごしください! BR セレステ Re: I can't download the GUI Guider v1.7.2 Offline Template. こんにちは@zzxx 、 すべてが順調に進んでいることを祈っています。問題が解決したことをお知らせしたかったのです。   BR セレステ    
View full article
How to download documents on chip-related resources Example: S32K3xx_interrupt_map.xlsx Re: 如何下载芯片的相关资源的文档 Hi@PQF Download the datasheet and instruction manual from the official website. You can find these documents you are looking for in the attachment to the instruction manual. https://www.nxp.com/products/S32K3
View full article
报告 K5 RTD 引脚配置 嗨,团队 我有一份报告与 K5 引脚配置有关。(0.8.0 CD3) GPIO 258 需要一些限制。 所以我用了下面的方法。 我认为这与下文有关。 顺便说一下,如果我使用 MCAL,它看起来会正常工作... 谢谢。 RTD 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: Report K5 RTD pin configuration 嗨,@Luke_Chun、 如果使用 Dio_WriteChannel 向 GPIO258 写入数据,则该函数将通过 GPDO 寄存器向 GPIO258 写入数据。 但 Siul2_Dio_Ip_WritePins() 函数将写入 PGPDO 寄存器。GPIO258 相当于 PGPDO16 寄存器,但硬件不包含该寄存器。因此,这可能是硬件问题,用户不能使用 Siul2_Dio_Ip_WritePins() 函数向 GPIO258 写入数据。在 Siul2_Ip 层中,我建议你可以使用 siul2_dio_IP_setGPDO 或 siul2_dio_IP_ClearGPDO 函数在 u8siul2Instance = 3 和 gpdoNum = 258 的情况下设置/清除 GPIO258(取自 RTD_DIO_UM.pdf 文件中的图 3.1 GPIO 分配)。 目前,RTD 驱动程序尚未通过有关此解决方法的验证,但我认为你可以尝试这样做 。 顺祝商祺! 丹
View full article
パスワード保護(AUTH0/アクセス)を有効にした後、NTAG213 の書き込み保護を解除できません NXPチームの皆様、こんにちは。 私は、 PN7160 NFC コントローラとNXP Linux nfcDemoAppを使用してNTAG213タグを操作しています。 私が成功したこと: nfcDemoApp (main.c)を変更し、次のように設定して NTAG213 の書き込み専用パスワード保護を有効にしました。 障害者 パック 認証0 アクセス (PROT = 0) 書き込み保護は正常に機能します: モバイルNFCアプリは書き込みができなくなりました アプリケーションからPWD_AUTHを送信した後にのみ書き込みが可能 AUTH0を0xFFにリセットする アクセスをクリア 設定ページを書き直す また、 NXP NFC TagInfo / NFC Toolsアプリを使用して別の NTAG213 の書き込み保護を有効にしましたが、これも期待どおりに機能しました。 私が直面している問題: 現在、どちらのCASEも書き込み保護を解除できません。 独自のコードを使用する(nfcDemoApp) Using NXP NFCツール/タグライターモバイルアプリの使用 正しいパスワード (PWD_AUTH) で認証した後でも、次の試行は失敗します。 私の理解: NTAG213 のデータシートから、次のことを理解しました。 PWD_AUTHはRFセッション中に保護されたページへの書き込みを許可する必要がある 認証後、AUTH0とアクセスを変更できるようになる。 NTAG213には、パスワード保護のための永続的なロックビットはありません(ロックバイトとは異なります)。 しかし、実際には、タグを保護されていない状態に戻すことはできません。 質問: NTAG213 のパスワードベースの書き込み保護を有効にした後で、それを削除または無効にすることは正式にサポートされていますか? PWD_AUTH が成功した後、AUTH0 ページとアクセス ページは書き込み可能になりますか、それとも一度設定されると永続的に保護されますか? NTAG213 を書き込み可能 (保護されていない) 状態に戻すための推奨シーケンスはありますか? NXP NFC ツール / タグライターは NTAG213 のパスワード保護を削除できるか、またはカスタムの raw コマンド処理が必要ですか? 構成ページを変更するには、認証後に完全なリセット (RF セッションのリセット/電源サイクル) が必要ですか? NXP チームからのガイダンスや説明は非常に役立ちます。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いします、 ニランジャン Re: Unable to remove write protection on NTAG213 after enabling password protection (AUTH0/ACCESS) 私はRFIDDiscoverを使用します。設定ページで設定を変更して保護を解除することができます。
View full article
CANFDにおける二次サンプリングポイントオフセット(SSPオフセット)の設定について ISO 11898-1 2015では、SSP(サンプリングポイント)を通常のサンプリングポイント(SP)の前に配置することが要求されています。しかし、当社の仕様ではSSPオフセットをTSEG1と等しく定義しており、SSPとSPは同じ位置にあります。これにより、SSPの迅速なエラー検出機能が損なわれます。仕様におけるこのSSPオフセットの固定は妥当でしょうか? たとえば、仕様では、SSP オフセット = TSEG1 となる CANFD サンプリング ポイント構成の推奨が必要です。   Re: 关于CANFD中二次采样点偏移SSP Offset的设置问题 こんにちは、 ISO 11898-1 2015 の正確な文言はわかりませんし、写真の出所もわかりません。おそらくそれはすべて単なる誤解です。 ISO 準拠の CAN FD コントローラは、TDC を使用してループ遅延を測定し、設定可能な SSP を採用することで、トランスミッタがより高いデータ レートでデータ エラーを適切に検出できるようにします。TDC/SSP を省略するとこのメカニズムが無効になり、エラー検出の堅牢性が低下します。 図が示すもの: TX 出力: コントローラから送信された CAN FD ビットを表します。 RX 入力: トランシーバ遅延後の受信ビットを表します。 TDC 測定: コントローラは TX と RX 間のループ遅延を測定します。 TDC オフセット: 測定された遅延に追加される、ユーザーが設定可能な値。 SSP 位置: SSP = TDC 測定値 + TDC オフセットとして計算されます。 SSP は、TX ドメイン内のメイン SP の前に配置されるものではありません。代わりに、RX 信号をサンプリングするときに、トランシーバの遅延を考慮した後に正しいビット センターに揃うように配置されます。TX の観点から見ると、物理的な遅延により RX 信号が TX より遅れるため、SSP は通常の SP よりも遅く表示されます。TDC オフセットを公称 SP と同じに設定すると、RX サンプリング ポイントが受信ビットと同じ時間になることが保証されますが、ビットの中央など自由に設定できるため、エラー検出とデータの整合性にとって最適になります。 ISO 11898‑1 では、TX ドメインでの早期エラー検出ではなく、トランスミッタの遅延補正に SSP が必要です。目標は、遅延後にトランスミッタが自身のビットを正しく検証できるようにすることです。 BR、ペトル Re: 关于CANFD中二次采样点偏移SSP Offset的设置问题 感谢回复
View full article
FS26 无法 RESET S32K3 我正在使用 RTD 层在带有 FS26 的 S32K314 上进行开发。 目前,我遇到 FS26 无法 RESET MCU 的问题。 FS26 成功进入正常状态,但是当我故意停止为看门狗供电时,RSTB 引脚没有被拉至低电平,也没有 RESET MCU。 您能帮我检查一下可能出了什么问题吗?谢谢。 有关我的配置设置和初始化步骤,请参阅所附的图片。 Re: FS26 CAN'T NOT RESET S32K3 嗨,彼得、 感谢您的回复。 我正在定制板上开发,我可以确认硬件已经退出调试模式。 我尝试刷新一个没有进行任何 FS26 初始化的版本,在那个版本中,FS26 会持续 RESET MCU。 但是,当我闪回我提供给你的版本(包含 FS26 初始化的软件)时,FS26 不再 RESET MCU。 此外,你还可以看到我的配置,如附件所示,我选择了调试模式退出。 请帮助检查 FS26 初始化过程中是否有任何错误。谢谢。 Re: FS26 CAN'T NOT RESET S32K3 你好 你能分享一下你使用的是恩智浦评估板还是定制主板吗? 确保 FS26 未处于调试模式。在这种情况下,WDOG 将被禁用,超时时不会有任何反应。 顺祝商祺! Peter Re: FS26 CAN'T NOT RESET S32K3 你好 好的,谢谢你的解释。 此外,你还可以看到我的配置,如附件所示,我选择了调试模式退出。 好的,这只是配置图形用户界面中的复选框。 如果从 FS26 读回,它真的处于正常模式吗? 我尝试刷新一个没有进行任何 FS26 初始化的版本,在那个版本中,FS26 会持续 RESET MCU。 如果 FS26 未初始化,WDOG 将发出 RESET 命令,RESET 阶段将自动重新开始。 初始化阶段必须在 256 毫秒超时前通过良好的看门狗刷新关闭。如果在初始化阶段没有发送监视器刷新或监视程序不正确,则会生成 RSTB 脉冲,故障错误计数器将增加 1。当 RSTB 版本发布时,新的初始化阶段会自动启动。 但调试模式也是通过调试引脚激活来保持的。但是由于RESET是在没有完成初始化的情况下进行的,我预计你没有激活调试引脚。 但是,当我闪回我提供给你的版本(包含 FS26 初始化的软件)时,FS26 不再 RESET MCU。 因此,在我看来,这与代码直接相关。 因此,我认为可能只有两种选择。 1. 您的 WDOG 未激活 2. 您已进入调试模式。 否则,FS26 将发出 RESET。 可以添加 FS26 模式调试模式检测检查,以确保 SBC 启动后不处于调试模式。 同时检查 FS_I_WD_CFG 顺祝商祺! Peter Re: FS26 CAN'T NOT RESET S32K3 嗨,彼得、 请看我蓝色字体的回复。谢谢。 仍未找到监视程序未触发信号 MCU RESET 的根本原因。 如果从 FS26 读回,它真的处于正常模式吗? Wade : 是的,我通过 spi 读取了 FS_STATES,它返回 1011(正常)。 1. 您的 WDOG 未激活 韦德:我用 spi读取了FS_I_WD_CFG 并返回了 0101 1010 0001 0000,与我的配置相同。 2. 您已进入调试模式。 Wade : 没有,我通过 spi 读取 FS_STATES,它返回 1011(不在 DEBUG 模式下)。 Re: FS26 CAN'T NOT RESET S32K3 嗨,彼得、 我在上一篇文章中漏掉了一张图片。 请一并参阅。谢谢。 Re: FS26 CAN'T NOT RESET S32K3 你好 这就奇怪了。 我检查过你们的登记簿: 如果从 FS26 读回,它真的处于正常模式吗? Wade : 是的,我通过 spi 读取了 FS_STATES,它返回 1011(正常)。 1. 您的 WDOG 未激活 韦德:我用 spi读取了FS_I_WD_CFG 并返回了 0101 1010 0001 0000,与我的配置相同。 wd_fs_reaction[1:0] 如果设备未处于调试模式,则此类配置将触发信号RESET。 2. 您已进入调试模式。 Wade : 没有,我通过 spi 读取 FS_STATES,它返回 1011(不在 DEBUG 模式下)。 这说明是正常模式。 我不清楚你那边发生了什么。 你能不能通过示波器检查RESET线,看看RESET没有被拉出。另外,你在恩智浦评估板上看到同样的行为吗? 那调试引脚呢,不是激活的吗? 默认情况下,在没有任何SBC配置的情况下,RESET会被触发信号,因此您的SBC配置中必须有一些内容,防止从SBC向uC执行RESET。 您是否尝试过 RTD 软件包提供的 FS26 示例软件? 顺祝商祺! Peter
View full article
Imx95 verdin EVK、Aquantia10gbpsインターフェースはudpで1.2gbpsに制限されています こんにちは、 私は、Aquantia 10 Gbps インターフェースを介して、2 つの Imx95 verdin EVK A1 シリコン バージョン ボード間の通信を確立しようとしています。両方のボードは、nxp インストーラー (aquantia-firmware-utility/aq_api_2_9_7 at master · nxp-qoriq/aquantia-firmware-utility · GitHub) を使用して適切にインストールされた aquantia10 G ファームウェア (AQR-G4_v5.6.D-AQR_Marvell_NoSwap_XFI_ID44834_VER2068.cld) とともに Debian 12 (Linux カーネル 6.12.3 ) を実行しています。これらは Cat6a イーサネット ケーブルを使用して物理的にコネクテッドされます。 iperf3 を使用してパフォーマンス テストを実行すると、ターゲット帯域幅を 7 Gbps に指定した場合でも、TCP で約 5 Gbps、UDP で約 1.2 Gbps が得られ、損失は 0% になります。 # TCPテスト 最初のボードで iperf3 -s # iperf3 -c -t 30 # 2番目のボード # UDPテスト iperf3 -s iperf3 -c -u -b 7G -t 30 ip link set dev enp1s0 mtu 9000 でジャンボ フレームを有効にしようとすると、制限を超えたというエラーが発生します (10Gbps インターフェースがジャンボ フレームを受け入れないのは奇妙です) また、UDPバッファサイズを増やそうとしましたが、同じビットフレームが発生します 両側でiperf3を実行してもCPU負荷は40%を超えません 最大スループット (10 Gbps 近く) を達成するために、適用する特定の n 構成やインストールする追加ツールはありますか? Aquantia FW バージョンは適切ですか? Linux カーネルのバージョンは適切ですか? FW インストーラーのバージョンは適切ですか? 誰かがすでにこのターゲットで 10Gbps インターフェースを使用しようとしましたか? よろしくお願いいたします。 アブデルモナエム Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 1. 両方のシステムで次の設定を構成してみます。 cpufreq-set -g パフォーマンス sysctl -w net.core.rmem_max=26214400 sysctl -w net.core.wmem_max=26214400 sysctl -w net.core.netdev_max_backlog=250000 sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem='409687380 16777216' sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem='409665536 16777216' 2. 可能であれば、iperfサーバーとは異なる参照システムを使用します(例:インテル Xeon 3. iperf3 自体はテスト ストリームごとにシングル Thread なので、-P オプションを使用してみてください。 例えばiperf3 -c -u -b 10G -t 30 -P 6 (6つのストリーム) 4. 順方向と逆方向の両方のストリームをチェックする(-R) iperf3 -c 192.168.1.1 -t 10 -b 10G -u -R Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp こんにちは、 ご意見ありがとうございます。 設定を適用します: cpufreq-set -g パフォーマンス sysctl -w net.core.rmem_max=26214400 sysctl -w net.core.wmem_max=26214400 sysctl -w net.core.netdev_max_backlog=250000 sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem='409687380 16777216' sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem='409665536 16777216' 現在、送信側のみで10Gbps、時には8、8または9、8Gbpsを達成でき、iperfのみでiperf3は使用していません。レシーバ側では、フレーム損失が36%で5.59Gbpsしか達成できません。この問題を解決するのを手伝っていただけますか? Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 6.12.49へのマイナーバージョンアップグレードとなります ところで、スループットを向上させるために、DPDK または AF_XDP も検討してみてはいかがでしょうか? Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp => TCPとUDPの送信パフォーマンス iperf3 を使用して TCP パケットを送信する場合、各 TCP パケットは 128 KB であり、パケットは ENETC ハードウェアの LSO 機能によって断片化されます。SO、TCP 転送パフォーマンスが向上します。 iperf3 は、UDP ソケットを作成するときに UDP_SEGMENT を有効にしません。したがって: - 各 UDP パケットのサイズは、およそ MTU サイズ (≈1500 バイト) です。 - 同じデータ サイズの場合、UDP は TCP よりも多くのパケットを送信する必要があります。 パケット数の増加 → カーネルプロセッシングの増加 → LSO を使用した TCP と比較してパフォーマンスの低下。 => TCP の場合、受信が送信に比べて大幅に低いのはなぜですか? - Linux カーネルでは TX パスと RX パスが対称ではないため、カーネル内の各 RX パケットと各 TX パケットのプロセッシング時間は異なります。また、TCP は送信時に LSO オフロードを使用しています。 - RSC はカーネル内でデフォルトで有効になっていません。ENETC の RSC が適切に動作するように、TCP タイムスタンプを無効にする必要があります。現在、i.MX95 の RSC はデフォルトで無効になっています。 a) i.MX95(レシーバ)のRSCを有効にする: ethtool -K eth1 大容量受信オフロードオン b) TCPタイムスタンプを無効にする(送信側): sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0 sysctl -p /etc/sysctl.conf RSC を有効にすると、レシーバの TCP パフォーマンスが向上します。 さらに、より高いスループットを得るためにジャンボ フレームを使用することもできます。(最新リリースを実行していることを願います)。 # 両側のMTUを9000に変更します IPリンク設定 dev eth1 mtu 9000 # イーサネット ドライバの RX バッファの長さを変更します。 ethtool -G eth1 受信バッファ長 16384 マルチストリーム モードでは、8 ~ 10 Gbps の UDP RX/TX が確認できます。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp こんにちは、 私は今のところUDPだけに興味があり、TCPには興味がありません。そして、オフロードは メカニズムはUDPには適用されません MTU を 9000 に設定してジャンボ フレームを有効にしようとしましたが、制限の 1500 を超えたというエラーが表示されます (カーネル バージョン 6.12.3 を使用しています) よろしくお願いいたします。 アブデルモナエム Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp RSC 設定により UDP パフォーマンスも向上します。 ENETC のジャンボ フレームの変更/修正は、2 週間以内にリリースされる LF-Q4 で利用可能になる予定です。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp わかりました、これを試してみます、そして結果がどうなったかお伝えします、 LF-Q4 の Linux カーネル バージョンを詳しく教えていただけますか?先ほど言ったように、私は 6.12.3 を使っていますが、シリコン リビジョンが A1 なので上位バージョンに移行できません。B0 リビジョンにアップグレードする必要があるかどうかを知る必要があります。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 問題はありません。iperf で 1 つのフローだけで 5Gbps の並列フローで 9、8Bps で 10Gbps まで行くことができますが、大きな問題は UDP です。モノフローでは 2Gbps でフレーム損失はなく問題ありませんが、並列フローでは 5、5Gbps で 42% の損失があります。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp AF_XDP や DPDK が 46% の損失を 0% に減らすのに役立つとは思えません。また、IRQ の親和性も検証したところ、10G インターフェースには 6 つの IRQ があり、それぞれが CPU に影響を与えていることがわかりました。テスト中に CPU 負荷の問題は発生しませんでした。1 つの CPU の最大 CPU 負荷は 40% です。フレームが失われ続ける理由がまだわかりません。使用しているカーネル バージョンがジャンボ フレームをサポートしていないことが原因かもしれません。 あなたの側(NXP)で10Gインターフェースのパフォーマンステストは実施しましたか?あなたの側でテストして、私と同じ問題があるかどうかを確認する必要があると思います。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp AF_XDP または DPDK はカーネル ネットワーク スタックを使用しません。 DPDK には特別なドライバがあり、ユーザー空間でのみ動作します。ネットワークとパケットプロセッシングに高度に最適化されています。すべての IP パケットに対して非常に高速なパフォーマンスをCANで提供できます。以下のサイトで確認することができます。 第10章: https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/RM00293.pdf Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp このテストは、シリコン リビジョン A1 または B0 で実行されます。 このテストに使用されたカーネル バージョン 6.12.49 が B0 にのみ適用可能か、それとも A1 にも適用可能かを確認しますか? このカーネル バージョンは BSP 配信には表示されません。最新のものは 6.12.34 ですhttps://www.nxp.com/pages/alpha-beta-bsps-for-microprocessors:IMXPRERELEASES Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 新しいカーネル ツリーと変更は次の場所で入手できます。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commits/lf-6.12.49-2.2.0 新しい LF リリースでは A1 サポートが削除されました。 次のオプションがあります。 1. カーネルを個別にビルドし、ビルド内のカーネルのみを置き換えます。(うまくいくかもしれない) 2. マーケティングお問い合わせにボードを B0 に交換してもらい、LF-Q4'2025 リリースを実行できるように SO CAN します。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp これらの行からは理解できません: 単一 UDP ストリーム送信 (1500 MTU): 2 Gbps (単一ストリームで MTU 1500 の送信では 2 Gbps になるようです) マルチ UDP ストリーム送信 (1500 MTU): 10 Gbps (これは、マルチ ストリームで MTU 1500 の送信では 10 Gbps になるようです) 単一 UDP ストリーム送信 (9000 MTU): 8.2 Gbps (単一ストリームで MTU 900 の送信では 8.2 Gbps になるようです) 単一 UDP ストリーム受信 (9000 MTU): 3.9 Gbps (単一ストリームで MTU 9000 の Rx では 3.9 Gbps になるようです) マルチ UDP ストリーム受信 (9000 MTU): 10Gbps (マルチストリームの MTU 9000 の Rx では 2Gbps になるようです) 私には見えません: 単一UDPストリーム受信(1500 MTU) マルチUDPストリーム受信(1500 MTU) Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp わかりました。念のため、受信側で MTU = 1500 でテストを行ってください。この新しいバージョンで私と同じ結果が得られるか知りたいです。また、テストでは送信を 1500、受信を 9000 に設定していますが、これでは何も変わりません。両側で 1500 になっているようなものです。ジャンボ フレームをテストする必要がある場合は、両側で 9000 にする必要があります。次の構成でテストをやり直してください。 1- モノおよびマルチストリームで両側に MTU = 1500 の RX/TX 2- モノおよびマルチストリームで両側に MTU = 9000 の RX/TX よろしくお願いします Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp はい、このようにして結果がテストされました。 MTU はすべてのCASEで両側で同じでした (両方とも 1500 または両方とも 9000) Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 添付資料参照 また、A1 SOCでも実行していることにも注意してください。 UBOOT ログ: - U-Boot 2025.04-g8c1de2e1deca(2025年5月9日 - 15:29:26 +0000) CPU: i.MX95 rev1.1(1800MHz) CPU: オートモーティブ温度グレード (-40℃~125℃)、30℃ LM ブート理由: sw、オリジン: 2、エラー: 1 LM シャットダウン理由: sw、発生元: 2、エラー: 1 モデル: NXP i.MX95 19X19 ボード DRAM: 15.8ギブ --- SMログ >$ 情報 SM バージョン = ビルド 633、コミット c37b26da SM 構成 = mx95evk、mSel=0 ボード = i.MX95 EVK、属性 = 0x00000000 シリコン = i.MX95 A1 ブートモード = 通常 ブートデバイス = MMC1 ブートステージ = プライマリ ブートセット = 1 ECID = 0x6E5F04BA0000000500041D0899123F81 PMIC 0 (0x08) = 0x20、0x09、0x10、0x00、0x01 PMIC 1 (0x2A) = 0x54, 0x22, 0x00, 0x0B PMIC 2 (0x29) = 0x55, 0x22, 0x00, 0x0A コンパイラ = gcc 14.2.1 20241119
View full article
串行下载器 - 奇怪的问题 我在 RT1052 上遇到了一个奇怪的问题,如果我将启动引脚配置为串行启动。 它无法启动固件,也不会进入串行下载器模式(既不是 UART 或非 USB)。 但当我将 GPIO_B0_15 下拉至 GND 时,串行下载正常工作。 我找不到任何关于这个信号对启动过程的影响的文档。 - 处理器出厂时是全新的 - TXD1/RXD1 有上拉电阻 顺便说一下:烧录 BT_FUSE_SEL 串行下载后可以正常工作 我们已经开发了几个类似的电路,以前从未遇到过这个问题。
View full article
yolo11 物体检测 int8 量化模型使用 eiq 无法检测物体 我有一个 YOLOv11 物体检测模型。我登录了 yolo11n.pt 模型,并将其转换为 ONNX 格式。之后,我使用 onnxsim 简化了 ONNX 模型。然后,我使用 onnx2tf 将模型转换为 SavedModel (.pb) 格式。随后,我使用恩智浦的 eIQ 工具包转换了这个 .pb模型转换为 INT8 量化模型。为此,我使用 COCO128 数据集(100 多幅图像)作为校准数据集。 模型转换成功,但没有检测到任何物体,而使用 Ultralytics 导出应用程序接口获得的 INT8 模型却能正确检测到物体。当我检查这两个模型的内部权重时,它们是不同的,而且同一图像的模型输出也有很大差异。 请帮我转换 .pb正确的模型,使检测结果符合预期。 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: yolo11 object detection int8 quantized model using eiq does not detect objects 你好,swapnildaphal: 由 yolo 官方 Ultralytics 导出 API 获得的 INT8 模型也在内部调用 onnx2tf API。它应该与您提到的方法相同: yolo11n.pt -> yolo11.onnx -> yolo11_sim.onnx -> yolo11 tensorflow saved model -> tftlie int8 model。 对于 EIQ 工具包,.pb模型转换为 int8quantized,它也封装了 tflite 的量化代码。因此,在获得张量流保存的模型后,可以使用以下代码执行量化测试。需要注意的是,在量化过程中,指定模型的预处理方法应与原始预处理方法保持一致。 因此,您可以通过 ultralytics 的转换 API 生成 tensorflow 保存的 moel,然后调用 tflite 的官方量化工具对模型进行量化。 此致 丹尼尔
View full article
Generate a single PWM cycle in eFlexPWM without using reload interrupt Hi, In eFlexPWM peripheral, is it possible to generate a single PWM cycle, but without using the reload interrupt to finish the cycle? Thanks in advance Re: Generate a single PWM cycle in eFlexPWM without using reload interrupt Hi @zorrotz, Thanks for the clarifications. After looking into it, I have arrived at the conclusion that the only way of doing single PWM pulses is indeed by using the reload interruption. BR, Edwin. Re: Generate a single PWM cycle in eFlexPWM without using reload interrupt Hi @EdwinHz , My part number is MKV46F128VLL16. The IDE version is MCUXpresso IDE v11.9.0 [Build 2144] and the SDK is 2.8.0. Regards Re: Generate a single PWM cycle in eFlexPWM without using reload interrupt Hi @zorrotz, Could you please share what your part number is, as well as the SDK and IDE versions that you are using? BR, Edwin.
View full article
S32K1 attach gdbserver without reset Hi, I am trying to attach my debugger (SEGGER J-Link) to a running target to debug it. However, when starting the gdb server, the target seems to reset. Steps to reproduce this issue: 1. Start SEGGER J-Link Remote Server 2. Start gdb server (in WSL2) using the following command: `JLinkGDBServerCLExe -device S32K144W -endian little -if SWD -speed auto -noir -noLocalhostOnly -nologtofile -TelnetPort 19020 -select IP=192.168.x.y -noreset -nohalt` Observer behaviour: When the command is run, the RESET pin is pulled down for 160ms. The running program is stopped (observed by the blinking led that stops). After ~4 seconds, the gdbserver is attached (> `Connected to target`) and the application starts again (led blinking). However, the application was reset, which is not as desired. Any idea to why this would be or what I could do to find the cause? The reset reason seems to be SW reset. The used MCU is a S32K144W on a custom board. Debugging etc works without a problem, the issue I am having is just that I cannot attach to a running target. Re: S32K1 attach gdbserver without reset Hi @danielmartynek , Using the script when starting the gdb server solved the problem. `JLinkGDBServerCLExe -device S32K144W -endian little -if SWD -speed auto -noir -noLocalhostOnly -nologtofile -TelnetPort 19020 -select IP=192.168.x.y -JLinkScriptFile NXP_Kinetis_S32_Attach.JLinkScript -nohalt` Thank you very much and have a nice day! Re: S32K1 attach gdbserver without reset HI @peacefulcarrot, It is necessary that the MCU is in the unlocked state. A special JLink script is needed, which can be found here: https://wiki.segger.com/S32Kxxx#Attach_to_debug_session JLink commander has to be called in following way: C:\Programme\SEGGER\JLink\JLink.exe -JLinkScriptFile NXP_Kinetis_S32_Attach.JLinkScript Then, the MCU is not reset, and access to all memory and registers is possible. Please contact SEGGER support if you have any questions, Regards, Daniel
View full article
S32K344 / MR-CANHUBK344 - Zephyr 支持 论坛上是否有人可以确认 MR-CANHUBK344 开发板仍在最新的 Zephyr 版本(v3.6.0 或 v3.7.0-rc3)下工作? 当尝试通过 JLink(v7.98a)启动开发板时,我们遇到了许多虚假故障。 主板和调试器看起来都正常,它们将毫无问题地运行默认示例 S32DS 项目。据我们所知,这似乎与 S32K3 与 Zephyr 平台的集成更相关,更有可能处于早期内核初始化阶段。 在 v3.7.0-rc3 上使用带有 Zephyr Blinky 项目的 Ozone,我们在重置后几乎立即看到 BFAR 寄存器为 0x5AA55AC0 的 BusFaults。 希望这只是我们配置中的问题,或者如果有人有可行的解决方案,您正在使用 Zephyr 的哪个分支/标签? 谢谢!
View full article
S32G-VNP-RDB32 (SJA1110) 交换机中的寄存器访问 你好, 我想把值写进寄存器你能不能给我一个完整的地址来 读写地址 名称访问RESET描述 8Ch DYN_BE_LKP_ ENTRY0 R/W 0h (ffffFFe h) 8ch 之前的基址是什么?比如它会有 0x3fc0008c 所以在这个动态入口表中我们会有完整的地址你能不能给我 8Ch DYN_BE_LKP_ ENTRY0 R/W 0h (fffffF eh) 90h DYN_BE_LKP_ ENTRY1 R/W 0h 94h DYN_BE_LKP_ ENTRY2 R/W 0h 98h DYN_BE_LKP_ R/W 0h 98h DYN_BE_LKP_ ENTRY3 R/W 0h 9Ch DYN_BE_LKP_ ENTRY4 R/W 0h a0h a0h DYN_BE_LKP_ ENTRY5 R/W 0h A4H DYN_BE_LKP _CTRL R/W 0h (ff800000H) 你能不能给我提供在寄存器中配置动态条目的完整地址? 以及需要在 SJA1110 Switch 中实现此功能的地方 Re: Register Access in S32G-VNP-RDB32 (SJA1110) Switch 你好@Atkinson、 我知道这乍看起来可能并不简单,但实际上这个概念非常简单。 最终的寄存器地址取决于访问方法--是通过 AHB 在内部访问 M7 内核,还是通过 SPI_AP 接口从外部访问。基本地址因接入点而异。 寄存器地址使用 UM11107 表 2 中提供的基地址计算。例如,对于交换机子系统,SPI_AP 访问的基地址为0x00000000 ,AHB 访问的基地址为0xFF000000 。 在这种情况下,通过 AHB 访问寄存器0x8C (DYN_BE_LKP_ENTRY0)时,寄存器会变成0xFF00008C 。 现在,可能会让人感到困惑的地方来了:SDK 驱动程序定义了以下内容: #define SJA1110_L2_ART_LE_ADDR(0x3fc00023) /**< l2ArtLockedEntry 寄存器的地址 *   SWITCH_DRV_Write 例程将地址左移 2 位 (<< 2),用于内部 (AHB) 访问。对于 SPI 传输(级联开关设置中使用),不应用移位。因此,0x3fc00023 << 2 的结果是0xFF00008C。   我希望通过上面的解释,现在有感知了。   顺祝商祺! 帕维尔
View full article
FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换 当您通过拔下旧目标/插入新目标来切换目标后进行调试时,它会要求您通过序列号确认目标。我想保留三个目标并能够在它们之间切换,无需拔掉电源即可进入此确认屏幕,但看不到执行此操作的选项。由于 USB 连接器断断续续,我损坏了一台价值 700 美元的逻辑分析仪,并且不想对我的任何评估套件也发生同样的问题! 回复:FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换 埃里希,您是一位学者,也是一位绅士!非常感谢。幸运的是,昨天由于磁盘错误,我刚刚升级到 24.12,并且运行良好! 干杯 奈杰尔 回复:FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换 非常感谢您辛勤地帮助我。现在您的评论“进入闪光屏幕”引起了我的兴趣。你的意思是有一个图标可以故意输入吗?如果是的话我还没有找到。重新插入模块后,我唯一可以进入它的时间是当我进入“调试(项目名称)链接服务器调试”时。或者也许存在一个项目设置,当我在重建后尝试调试时,我还没有找到它来输入?我已经浏览了所有设置和图标来寻找这样的快捷方式! 回复:FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换 感谢您对我的问题的考虑,但我已经了解该屏幕并使用过它。问题是,如果不拔掉模块,我就无法进入该屏幕。如果它找不到最后编程的模块,它就会出现,否则它将始终重新刷新最后一个模块而不会弹出该对话框!我需要的是一种无需拔掉刚刚闪现的目标即可更改目标的方法。 回复:FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换 谢谢您的回复,但我想您误解了我的困境。我有三个相同的 MCU,当我打开刚刚收到的三个 MCU 时,总共有六个。我正在构建一个将使用所有这六个的网络项目。它们都是相同的 FRDM-K64F,并且都将运行相同的代码。当我更新代码时,我需要立即将其加载到每个模块中,以便它们保持同步。拥有六个不同的项目并且每次代码更改时都更新所有六个项目将非常耗时。现在我正在拔下每个模块并插入下一个模块来刷新它们。这会导致 USB 插座因磨损而出现一些间歇性故障。我想一直保留它们并选择从 MCUexpresso 中刷新和运行哪一个。 谢谢! 奈杰尔
View full article
在 FRDM-IMX93 上使用 GPIO 如何使用 FRDM-IMX93 板上的 GPIO?像简单的 GPIO、CAN、I2c 等? 谢谢 拉尔夫
View full article
IMX8MM With MEMS Oscillators Hello, I am trying to design a board using the IMX8M Mini, the design requires the use of MEMS oscillators. The datasheets are not very clear for this arrangement. IMX8MMIEC: 3.1.4 states that the RTC_XTALI is connected to an external oscillator and RTC_XTALO is connected to VDD_SNVS_0P8. There is then a statement about the XTALI pin (assumed to be 24M_XTALI) with no description of what to do with the XTALO pin, is this left unconnected? There are high/low thresholds given for the RTC clock but nothing given for the 24MHz clock, what are these thresholds? IMX8MMHDG: 4.4 mentions CLK1_P/N I cannot find any other reference to this pad in any other document. There is also a mention of CLKIN_1/2, the use of these pads is rather unclear with the only reference I can find is in the register definitions. I found this post (https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Processor-CLKIN-and-CLKOUT-pin-functionality/m-p/1007077) from 2020 with NXP stating it can bypass the XTALI pad and apologising that it is poorly documented, It still isn't very clear. Should the 24MHz MEMS oscillator be connected to 24M_XTALI or CLKIN_1? If no crystals are used should "VDD_24M_XTAL_1P8" still be powered as this is omitted from section 2.1 in IMX8MMIEC? Thanks, Chris Re: IMX8MM With MEMS Oscillators @user1092  Happy to help, and thank you for your patience. Best regards, Salas. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hi Salas, Thank you for clarifying and for your assistance. Chris. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hello @user1092  Yes, I can confirm that the user's guide is correct, in that case you must tie RTC_XTALO to VDD_SNVS_0P8. This is from an internal discussion: Best regards, Salas. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hi Salas, Thank you for the response, this is good news. Could you also please confirm the data sheet is correct in regards to the RTC. With RTC_XTALO being tied directly to VDD_SNVS_0P8, this sounds like a strange arangement and I would like to just confirm it is the correct arrangement. Thank you, Chris Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hello @user1092  Following up on your inquiry, we have reviewed the RTL and datasheet of the PAD provided by the IP vendor. Based on this review, we can confirm that the PAD supports the use of an external 24MHz reference clock. As per the IP datasheet: "In the case of external clock without physical crystal, a differential signal must be applied between PADI and PADO." This means that the external 24MHz clock must be a differential (complementary) signal applied to the XTALI and XTALO pins. Specifically: The signal should swing between 0V and 1.8V. When XTALI is at 0V, XTALO should be at 1.8V, and vice versa. To achieve this, you have two options: Use an oscillator that provides complementary differential outputs. Use a single-ended oscillator along with an external inverter to generate the complementary signal. Best regards, Salas. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Thank you @user1092  I will update to internal team and wait for their answer. Best regards, Salas. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Attached file after failed post removed it. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hi Salas, "It sounds like a MEMS resonator on one instance (uses both XTAL pins) and an MEMS clock generator in the other (single ended input, only one). As far as using a resonator to replace a crystal, no one has asked this to my knowledge (been covering i.MX since around 2008). Will need to do some research on this." I'm unsure as to what they are referring here, but a MEMS resonator will not be used by us. To be honest, I had not heard of them and they don't seem too readily available. We will be using a single ended clock source. "Have to dig on using an external, single ended clock generator since some parts are not able to work with an external oscillator. I don’t recall off hand which one it was so I need to dig on that too." Please that would be appreciated. "Do you have any part numbers/dara sheets?" The part will most likely be DSC6001HI2B-024.0000, See attached for datasheet. Thanks, Chris. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hello @user1092  From internal team: It sounds like a MEMS resonator on one instance (uses both XTAL pins) and an MEMS clock generator in the other (single ended input, only one). As far as using a resonator to replace a crystal, no one has asked this to my knowledge (been covering i.MX since around 2008). Will need to do some research on this. Have to dig on using an external, single ended clock generator since some parts are not able to work with an external oscillator. I don’t recall off hand which one it was so I need to dig on that too. Do you have any part numbers/dara sheets? Best regards, Salas. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hello @user1092  Sure, I am waiting for an answer from internal team. I will let you know when any update. Best regards, Salas. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hello Salas, After re-reading the datasheet there is a section (3.1.4) stating the XTALI can be fed from an external oscillator: This chip was chosen based on this statement. The documentation seems to be a bit of a mess, as it also states in this section that the RTC can only be connected to an external oscillator. However, section 3.4.2 discusses how to use the RTC with a crystal oscillator. You never answered the question about the CLKIN pins and whether these pins can be used if the XTALI pin cannot be driven from an external oscillator. I have spent almost a year developing this product, I do not want my time to have been wasted. The datasheet states XTALI can be driven from from an external oscillator. Please could you help, as I need a solution as soon as possible. Regards, Chris Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hello Salas, The design cannot use a crystal oscillator as it is used in a pressurised environment. You say the only recommended/validated way is with a crystal, this suggests it is possible but not tested. Could you provide information on if it is possible and if it is possible, how? Could you please provide some information on the purpose of the CLKIN_1/2 as there is little to no documentation about these pins. https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Processor-CLKIN-and-CLKOUT-pin-functionality/m-p/1007077 suggests the pins can be used to feed the main clock instead of the crystal. Is this correct? Thanks Chris. Re: IMX8MM With MEMS Oscillators Hello @user1092  I hope you are doing very well. It is Only recommended and validated option - use crystal as recommended in official NXP document - Hardware Guide, sect.Table 12. Oscillator/Crystal recommendations. Best regards, Salas.
View full article
Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM Hello, At the AN4581 Application Note section 5.7 it is recommended to program the SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses to completely secure the device, but looking at both the IMX8MMRM and IMX8MMSRM, I wasn't able to find the exact location of those fuses (bank, word, bit). Where can I find this information? Thank you! Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM Hi @igorpadykov , I would appreciate if you could send me this information as well. Thanks in advance Dj Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM Hi, Would it be possible for you to send me this information as well? Also is this diifferent between an imx8m nano  and a mini? Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM We also would like to have this information. Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM hi @igorpadykov, I need information about the fuses for the imx8m mini. Could you be so kind to provide it to me? I need to disable the JTAG for security reasons. Best regrads, Julián Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM @igorpadykov could you also send me the info for the JTAG_HEO fuse? Thanks! Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM Can you also share this with me, please? Why isn't this just posted in a public app note, or the reference manual or security reference manual? Security through obscurity is not security. Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM Could you make this email public information? Why is this information not listed in the security reference manual? For the i.MX8M Nano this is listed in the security reference manual. But I cannot know whether the Mini uses the same fuses. Also, AN4581 also lists fuse DIR_BT_DIS to be of interest. But I cannot find any reference of it. Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM We also want to disable JTAG on the imx8m-mini and I couldn't find any info of about it in Reference Manual, Rev. 2, 08/2019 Chapter 6.2 Fusemap. Could you also point me into the right direction. Thank you! Re: Programming SJC_DISABLE, JTAG_SMODE and JTAG_HEO fuses on iMX8MM Hi rodrigo_travess additional info were sent via mail. Best regards igor
View full article
在 MPC5748G MCU 的扩展 SPI 模式下,EOQF 标志未被设置 你好,团队、 我在 MPC5748G MCU 中使用扩展 SPI 模式进行 32 位帧传输,发现传输结束时 EOQF 标志没有被设置。我在 MPC5777C MCU 上使用了相同的代码,一切正常。 你知道为什么会出现这个问题吗?任何建议或想法都会被极大地采纳。 期待您的真知灼见。 谢谢! 此致, 克里希纳 用于 i.MX RT 的 eIQ 机器学习软件 Re: EOQF flag is not getting set in EXTENDED SPI mode in MPC5748G MCU 你好,伊谢、 谢谢您的答复。我已正确配置 SPI 模块以传输 32 位帧,如果不查看 EOQ 标志,读取和写入均可在 MPC5748 中正常工作。我还设置了 EOQ 标志,以便传输最后一个字,但模块不承认这一点。 仅供参考,我不在 EOQ 中使用中断我正在轮询寻找那个标志。 您提到"虚假队列结束语" ,能否请您解释一下这是什么意思? 谢谢! 此致, 克里希纳
View full article
Wifi SDK を介して Raw パケットを送受信する 読者の皆様   私は NXP RW612 SoC に取り組んでおり、ハンドシェイクなしで 2 つのデバイス間でNXP Wifiドライバを使用して生のWi-Fiパケットを送受信しようとしています。 それをどうやって実装できるか、何かアイデアはありますか? 以下の関数はまだ実装されておらず、 Wifi . h ファイルではそのシグネチャのみが使用可能です。 int wifi_raw_packet_send ( const t_u8 *パケット、 t_u32 長さ); int wifi_raw_packet_recv (t_u8 **データ、t_u32 *pkt_type); レシーバをモニタリングモードに設定し、トランスミッタで次の機能を使用する必要がありますか? int wifi_inject_frame( const enum wlan_bss_type bss_type, const uint8_t *buff, const size_t len) Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK wifi_test_mode の例をテストしたところ、固定ペイロード パターンを持つ 802.11 フレームのみが送信されることに気付きました。 私のCASE、カスタム ペイロードを使用して生の 802.11 フレームを送受信する必要があります。 この目的のために次の機能を使用できますか? int wifi_inject_frame(const enum wlan_bss_type bss_type、const uint8_t *buff、const size_t len); もしSOなら、レシーバ側でパケットを受信するにはどうすればよいですか? どうぞよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK こんにちは、 wifi_test_mode アプリケーションは、さまざまな RF および規制コンプライアンス テストに対する CLI サポートを示します。 詳細については、セクション4.9.1.7「標準 802.11 パケットの送信( UM11799 )」を参照してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル。 Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK 詳細については、こちらをご覧ください。実際には、80.11 MAC 層を介してデータを送受信する必要があります。 Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK ダニエル様 ご返信よろしくお願いします。 wifi_test_mode SDK の例を確認しました。ただし、この例では、STA と uAP が作成されます。実際に必要なのは、ハンドシェイクなしでデータを送受信することです。それをどのように実装CANかご存知ですか? また、モニターモードを使用するためにかなりの努力をしましたが、正常に起動できませんでした。モニターモードのサンプルコードを提供してもらえますか? どうぞよろしくお願いいたします。 よろしくお願いします、 モフセン Re: Transmit and receive Raw packet through Wifi SDK こんにちは、 生の Wi-Fi パケットを送信するには、wifi_test_mode SDK の例を試すことができます。 よろしくお願いいたします。 ダニエル。
View full article
使用LPC4370的GPIO产生的脉冲长度无法控制 我尝试使用LPC4370的GPIO来产生一对长度200ns左右的Push,Pull脉冲。一开始我使用定时器中断嵌套GPIO控制的方法实现,但观察示波器发现这种方法实现的脉冲宽度非常不稳定,能明显观察到既有ns级别的脉冲也有us级别的脉冲,并且无法控制。我尝试分析问题,但是无从下手,希望有人能够帮忙提供解决方法,或者帮忙指出问题出在哪里。这是我的中断函数, 其余相关代码及图像在楼下附上。 void TIMER2_IRQHandler(void) { /* Clear timer interrupt */ Chip_TIMER_ClearMatch(LPC_TIMER2, 1); *gpnot = 0x02; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x42; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x42; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x42; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x40; } 回复: 使用LPC4370的GPIO产生的脉冲长度无法控制 非常感谢,我参考这个示例实现了我的需求 回复: 使用LPC4370的GPIO产生的脉冲长度无法控制 Hi @Maf33  生成对齐互补的脉冲,请参考: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11538.zip   这个应用笔记基本涵盖了了SCTimer所有基本的用法。 BR Alice 回复: 使用LPC4370的GPIO产生的脉冲长度无法控制 非常感谢回复,具体时序要求见楼下,似乎sct的pwm控制没办法做到这样子的时序? 回复: 使用LPC4370的GPIO产生的脉冲长度无法控制 您好,非常感谢回复@Alice_Yang 我这边对push和pull的时序有要求,我之前的尝试过程中,sct的pwm控制的话好像无法做到边沿对齐(50ns以内的延迟也可以)并且发射三个脉冲?我不是很确定,也许只是我sct的做法不对?motorcontrolpwm功能似乎可以达成要求,但很可惜只在bga256封装的LPC4370上面支持,我所使用的是bga100的封装版本。 回复: 使用LPC4370的GPIO产生的脉冲长度无法控制 我的实际工程中需要HSADC配合定时器触发,当我试着产生仅仅一个脉冲的情况下,仍然无法产生200ns的脉冲,大部分时候产生的都是1us多的脉冲,甚至同样的延时方法无法得到相同的延时(包括NOP)。在一些测试中,可以在示波器上同时看到200ns的脉冲和1us的脉冲。 回复: 使用LPC4370的GPIO产生的脉冲长度无法控制 我一开始怀疑问题出在定时器,于是我将定时器移除,使用单纯的for循环的来实现周期,这样可以达成我的需求:产生200ns宽度的Push Pull脉冲各三个,但当我用同样的方法将脉冲个数提高到四个甚至更多的时候,就又不受控制了,从图片中可以很明显看到,200ns的脉冲宽度直接变成了不同长度的us级别脉冲。 #define TICKRATE_HZ 1000 volatile uint32_t *gpset = &LPC_GPIO_PORT->SET[1]; volatile uint32_t *gpclr = &LPC_GPIO_PORT->CLR[1]; volatile uint32_t *gpnot = &LPC_GPIO_PORT->NOT[1]; int main(void){ /* —— 时钟与板级初始化 —— */ SystemCoreClockUpdate(); Board_Init(); DEBUGOUT("SystemCoreClock = %d Hz\r\n", SystemCoreClock); // Chip_GPIO_Init(LPC_GPIO_PORT); DEBUGSTR("GPIO driver init done\r\n"); /* —— PUSH: GPIO1[1] 输出 —— */ Chip_SCU_PinMux(1, 8, MD_EHS, FUNC0); LPC_GPIO_PORT->DIR[1] |= 1<<1; /* —— PULL: GPIO1[6] 输出 —— */ Chip_SCU_PinMux(1, 13, MD_EHS, FUNC0); LPC_GPIO_PORT->DIR[1] |= 1<<6; *gpset=0x42; while (1) { for(int i=0;i<180000;i++){} *gpnot = 0x02; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x42; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x42; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x42; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x42; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x42; for(int j=0;j<2;j++){} *gpnot = 0x40; } return 0; }
View full article