论坛上是否有人可以确认 MR-CANHUBK344 开发板仍在最新的 Zephyr 版本(v3.6.0 或 v3.7.0-rc3)下工作?
当尝试通过 JLink(v7.98a)启动开发板时,我们遇到了许多虚假故障。
主板和调试器看起来都正常,它们将毫无问题地运行默认示例 S32DS 项目。据我们所知,这似乎与 S32K3 与 Zephyr 平台的集成更相关,更有可能处于早期内核初始化阶段。
在 v3.7.0-rc3 上使用带有 Zephyr Blinky 项目的 Ozone,我们在重置后几乎立即看到 BFAR 寄存器为 0x5AA55AC0 的 BusFaults。
希望这只是我们配置中的问题,或者如果有人有可行的解决方案,您正在使用 Zephyr 的哪个分支/标签?
谢谢!