2039358_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2039358_zh-CN

2039358_zh-CN

FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换

当您通过拔下旧目标/插入新目标来切换目标后进行调试时,它会要求您通过序列号确认目标。我想保留三个目标并能够在它们之间切换,无需拔掉电源即可进入此确认屏幕,但看不到执行此操作的选项。由于 USB 连接器断断续续,我损坏了一台价值 700 美元的逻辑分析仪,并且不想对我的任何评估套件也发生同样的问题!


回复:FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换

埃里希,您是一位学者,也是一位绅士!非常感谢。幸运的是,昨天由于磁盘错误,我刚刚升级到 24.12,并且运行良好!


干杯

奈杰尔


回复:FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换

非常感谢您辛勤地帮助我。现在您的评论“进入闪光屏幕”引起了我的兴趣。你的意思是有一个图标可以故意输入吗?如果是的话我还没有找到。重新插入模块后,我唯一可以进入它的时间是当我进入“调试(项目名称)链接服务器调试”时。或者也许存在一个项目设置,当我在重建后尝试调试时,我还没有找到它来输入?我已经浏览了所有设置和图标来寻找这样的快捷方式!

回复:FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换感谢您对我的问题的考虑,但我已经了解该屏幕并使用过它。问题是,如果不拔掉模块,我就无法进入该屏幕。如果它找不到最后编程的模块,它就会出现,否则它将始终重新刷新最后一个模块而不会弹出该对话框!我需要的是一种无需拔掉刚刚闪现的目标即可更改目标的方法。回复:FRDM-K64F mcuexpresso 在多个目标之间切换

谢谢您的回复,但我想您误解了我的困境。我有三个相同的 MCU,当我打开刚刚收到的三个 MCU 时,总共有六个。我正在构建一个将使用所有这六个的网络项目。它们都是相同的 FRDM-K64F,并且都将运行相同的代码。当我更新代码时,我需要立即将其加载到每个模块中,以便它们保持同步。拥有六个不同的项目并且每次代码更改时都更新所有六个项目将非常耗时。现在我正在拔下每个模块并插入下一个模块来刷新它们。这会导致 USB 插座因磨损而出现一些间歇性故障。我想一直保留它们并选择从 MCUexpresso 中刷新和运行哪一个。


谢谢!

奈杰尔



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:08 AM
Updated by: