Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
MCUXpresso IDEとSDKのインストール (日本語ブログ) 0. この記事は? NXPのマイコン用ソフトウェア開発環境MCUXpressoとそのSDKは無料で提供されていて,誰でも簡単にインストール可能!すぐにサンプル・コードを動かしてみることができます.😃 このブログ記事は,MCUXpresso IDEとSDKのインストール方法をステップ・バイ・ステップで紹介します. ※ この記事では使用する基板の例としてFRDM-MCXA153を使います インストール手順の解説動画を公開しました.視聴はこちらのリンクから.   目次 0. この記事は? 1. MCUXpresso IDEって? 2. nxp.comへのログイン 3. MCUXpresso IDEのインストール 4. SDKのインストール 4.1 MCUXpresso IDEの起動とワークスペース 4.2 SDKのインストール手順 4.3 準備完了! 5. おまけ:このまま基板の動作を試してみるには 参考資料 1. MCUXpresso IDEって? NXPが提供している汎用マイコンの各種サンプル・コードは,NXPが無料で提供するソフトウェア開発環境:MCUXpressoで動作するように作られています. このMCUXpressoには「MCUXpresso IDE (以下IDE)」と「MCUXpresso VisualStudio Code (以下VSC)」の2種類があり,IDEはすべての機能をひとつにまとめたアプリケーション.VSCはMicrosoft社が提供するVisualStudio Codeのプラグインとして提供されています. このブログではこの2種類のうち,IDEとSDKのインストールの方法を紹介します. IDEはWindows,macOS,Linuxで動作し,いずれのOSでも同じユーザ・インターフェースでの操作が可能です. MCUXpressoで動作するサンプル・コードを試してみるには,まずその準備としてIDEをインストールし,さらに動作させるマイコン/基板(ターゲット)のSDKをインストールしておかなければなりません. IDEはIntegrated Development Environmentの略で,統合開発環境アプリケーションです.このアプリケーションにはソースコードを編集するエディタをはじめ,コンパイラやリンカといったツールチェーン,コードをプロジェクト単位にまとめて,さまざまな設定と一緒に管理してくれるソフトウェアなどが含まれています. SDKはSoftware Development Kitの略で,マイコン・チップ毎に必要なドライバ・コード,設定情報が含まれています.SDKは作成しようとするマイコン・チップや基板(ターゲット)ごとにインストールしておかなければなりません. ではこれらのインストール方法をステップごとに解説しましょう. この記事はmacOSを用いた例となっていますが,WindowsやLinuxでもほぼ同じ操作でインストールできます. 2. nxp.comへのログイン これ以降の作業を行うには,あらかじめnxp.comにログインしておかなくてはなりません. もしまだ nxp.com のアカウントをお持ちでない場合には,先に登録を済ませたのちにログインしてください. MyNXPアカウントの登録方法はこちら 3. MCUXpresso IDEのインストール IDEのインストーラをMCUXpresso IDEのダウンロードサイトからダウンロードします.このダウンロードにはnxp.comでのユーザ登録が必要なので,もしまだであればあらかじめ済ませておきましょう. MCUXpresso IDEのダウンロードサイト行き「ダウンロード」ボタンを押す. ページがスクロールし,ダウンロードページへのリンク・ボタンが表示される.この「ダウンロード」ボタンを押す. MCUXpresso IDEのリンクをクリック. 利用規約が表示される.問題がなければ「I Agree (同意)」ボタンを押す. 自分が使うOSに合わせたインストーラを選んでリンクをクリック. ダウンロードするインストーラはLinuxならファイル名末尾の拡張子が「.deb.bin」のものを.Windowsなら「.exe」を. macOS用は拡張子が「.pkg」ですが2種類あります.M1以降のMシリーズ(Arm)プロセッサ搭載のMacなら「MacOSX - aarch64」,インテルCPU搭載のMacなら「MacOSX - 86-64」をダウンロードします. ※ バージョン番号が違う場合は読み替えてください ダウンロードが完了したら,インストーラを起動.表示される手順に従ってインストールを完了させます.   4. SDKのインストール   4.1 MCUXpresso IDEの起動とワークスペース MCUXpresso IDEのインストールが完了したら,MCUXpresso IDEを起動します. macOSでは,起動後にワークスペースをどこにするか聞いてきます(ガイド動画2:49付近).ワークスペースとは作業を行うためのフォルダです. デフォルトではユーザ・フォルダの中の,「Documents」の中に新しいフォルダが作られます. ※ 下図はデフォルト設定表示の例.この例ではdemoというユーザ名で作業しているので「/Users/demo/..」のような指定となっています.  ワークスペース(フォルダ)はユーザ・フォルダの中なら好きな場所にできます.下図の例ではユーザ・フォルダの中に「mcux」を作り,さらにその中で「project0」という名のワークスペースが作られます. 4.2 SDKのインストール手順 起動(起動とワークスペースを指定を完了)すると,下図のようなウェルカム表示が現れるのでこの中の「Download and Install SDKs」をクリック. しばらくサーバへの問い合わせを行ったあと,下図のような表示となります.このデフォルトの表示状態では右側と下側の表示が隠れてしまっているので,ウィンドウのサイズを拡げるか,表示を適宜スクロールします. ウィンドウサイズを拡げて表示域を確保 表示右上部の検索フィールドに,使用する基板やマイコンの型番を入力. ここでは例としてFRDM-MCXA153を使うので「A153」を入力した.その結果,FRDM-MCXA153基板が候補として表示された. FRDM-MCXA153基板を選択すると「Install」ボタンがハイライト表示されるので,これをクリック インストール中はダイアログボックスが表示される インストールが完了すると,ウェルカム表示に戻る. この表示をタブのクローズボタンで閉じる. IDEのデフォルト表示状態になる. 下部中央の表示枠(ペイン)のInstalled SDKタブにインストールされたSDKが表示される 4.3 準備完了! これで準備は整いました! 左上のペイン内の「Project Explorer」で,新しいプロジェクトを作成したり,SDKやGitHubまたはダウンロードしてきたプロジェクトをインポートして実行してみることが可能です. 5. おまけ:このまま基板の動作を試してみるには SDKにはサンプル・コードが含まれています. ここまでFRDM-MCXA153を例としてSDKをインストールしたので,そのままこの中にあるサンプル・コードを試してみることにします. まず基板とコンピュータをUSBケーブルで接続しておきます.FRDM-MCXA153では「MCU-Link」の表示のあるUSBコネクタを使います(写真参照). IDEの左上ペイン内,Project Explorerタブにある「Import SDK example(s)...」をクリック. インストールされているSDKが表示されるので「Next>」をクリック. サンプル・コードのリストが表示される. LEDチカチカ(=Lチカ)の例が「driver_examples」→「gpio」→「gpio_led_output」にあるので,下図のように階層をたどってチェックマークを入れ,「Finish」ボタンを押す. サンプル・コードがインポートされた. 青い虫のアイコン(Start debugging project)をクリック. ターゲットを選択するダイアログボックスが現れるので,表示された基板の情報を確認して「OK」ボタンを押す. コードがビルドされ,マイコンのフラッシュ・メモリに書き込まれます.そのあとコードが実行できる状態で一時停止. 黄色の四角とと緑の三角が組み合わさったアイコン(Resume)をクリックすると,基板上でコードが実行されます. このサンプル・コードはGPIO(General Purpose Input/Output = 汎用入出力)ピンにHIGHとLOWを交互に出すものでした.このピンが赤色のLEDに繋がれているので,LEDが点滅します. 参考資料 解説動画:さぁはじめよう!MCUXpresso IDE 関連情報:MCUXpresso for VSCとSDKのインストール (日本語ブログ) 変更履歴: 2025-05-07:初版 2025-06-26:「nxp.comへのログイン」の項を追加 2025-10-28:リンクの訂正 2025-11-10:リンクの更新 2025-11-14:インストール手順解説動画へのリンクを追加 / 参考資料の項を追加 2025-11-18:冒頭部の画像と使用基板の注釈追加.動画リンク画像変更 2026-03-17:「MCUXpresso IDEって?」の項の図を訂正 2026-04-05:「MCUXpresso IDEの起動とワークスペース」の項を追加 2026-07-24:章番号と目次を追加.「0. この記事は?」内,動画紹介リンクの強調  ========================= 本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。 お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。 (既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。) NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso IDEが無料で使えます. またさまざまなMCUXpresso IDEで使えるサンプル・コードが提供されています.ここではIDEとSDKのインストールの手順を解説します. これを読めば,誰でも簡単に開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます! General Purpose Microcontrollers MCUXpresso MCUXpresso IDE MCX 日本語ブログ
查看全文
由 nxp_mbdToolbox_s32K3 创建的版本无法通过 Freemaster 与 MCSPTE1AK344 通信 订购了全新的 mcspte1ak344,安装了所需的所有工具/软件(S32DS、RTD、SDK、Freemaster、Minwin)。 成功使用 nxp_mbdToolbox_s32K3\ S32K3_Examples\ mc\ 下的所有模型创建版本并通过 matlab2025a 下载到 MCSPTE1AK344 但是,当打开相应的 freemaster pmpx 文件时,无法与 MCSPTE1AK344 通信、 始终显示错误消息 " 在任何通信端口 UART " 上均未检测到主板。 检查完窗口/设备管理器后,OpenSDA-CDC 串行端口 (http://www.pemicro.com/opensda)(COM10) 检测到,其驱动程序显示为 windows 能找到的最佳驱动程序。 并安装了另一个名为 Jungo 的驱动程序,包括 PEMicro OpenSDA 调试驱动程序和 pemicrowindrvr。 到目前为止,只有从 mcb_open_loop 创建的版本才能让 freemaster 以 115200 bps 的速度找到板,所有使用其他 MBD 模型从示例中构建的版本都无法让 FreeMaster 找到板。 请大家帮忙 Re: Build created by NXP_MBDToolbox_S32K3 fail to communicate with MCSPTE1AK344 via Freemaster 你好@mchuang、 正如我们之前讨论的那样,其中一个问题是由运输引起的,由于运输过程中的振动,GD3000 板与 S32K344-T172 板接触不当。 为了解决这个问题,我们始终建议将 GD3000 板正确插入 S32K344-T172 板的顶部,按压接头并确保其插入良好。 如果连接不良,则 S32K344 可能无法通过 SPI 与 GD3000 芯片通信;如果一切正常,则板载 RGBLED 将亮起,并根据启动/停止/故障情况显示不同的颜色。 MCSPTE1AK344 开发套件入门中有相关信息 | NXP 半导体 顺祝商祺! Stefan V.
查看全文
使用 LCD 针座时相机针座上的可用引脚 - FRDM-MCXN947 我想弄明白,在使用 smartdma 的 LCD-PAR-S035 显示器上使用 LCD 接头(J8)时,相机接头(J9)上的引脚是否可以用作 GPIO? 在配置工具中,它们并不显示为冲突,但当设置为 GPIO 时,我似乎仍无法正确读取。 有人能确认(J9)引脚不能同时用作 GPIO 吗? 谢谢   开发板 FRDM 培训 MCX N Re: Available pins on the camera header when using LCD header - FRDM-MCXN947 你好@cyberhelmer、 谢谢您的帖子。 我认为您可以参考 frdm-mcxn947 的用户手册。它列出了 FlexIO 和相机标头的所有潜在冲突。 从技术上讲,J9 上的引脚可以配置为 GPIO。 但是,如果 SmartDMA 正在积极使用 FlexIO for LCD,并且 J9 引脚与 FlexIO 或其他有源外设共享,则由于总线争用或引脚多路复用器冲突,GPIO 读取可能会失败。 我建议您检查项目配置中的引脚复用器,确保 J9 引脚没有同时分配给 FlexIO、CAN、I3C 或以太网。如果需要,还可检查和调整焊接跳线。您可以暂时禁用 SmartDMA,并测试从 J9 读取的 GPIO 数据,以确认它们能独立工作。 希望对你有所帮助。 BR 西莱斯特
查看全文
S32K312 PLL_PHI0周波数 こんにちは、みんな MCU CLOCK 構成パラメータ PLL_PHI0 周波数を 200MHZ に設定し、プログラムが下の図に示す関数を実行し、PC ポインタが deadbeef と表示されます。周波数構成範囲 PLL_PHI0 は S32K3XX マニュアルに記載されているとおり 25-480MHZ です。 #S32K312 私の疑問に答えて解決策を提供してCAN幸いです! Re: S32K312 PLL_PHI0 frequency こんにちは@wei_nan データシートに記載されているクロック構成に必ず従ってください。そうしないと、予期しない結果が発生する可能性があります。
查看全文
使用 usbdm 对 68HC912B32 编程 我正在尝试对一块装有这种芯片的旧板进行编程,但是对这个微控制器系列来说是全新的,所以不胜感激。 我下载并安装了 USBDM_4_12_1_340_Win.msi Windows 软件,并运行了"USBDM Memory Dump" 应用程序,转储了 68HC912B32 芯片上的闪存(地址范围 0x8000-0xFFFF)。 我还查看了"HCS12 Programmer" 或"Flash programmer" 应用程序,但其下拉菜单列表中没有 MC912B32 芯片。我还用 " Detect Chip " 按钮尝试了 " 设备选择 " 但它无法检测到我的芯片。 我不需要完整的开发环境/集成开发环境,只需要能够转储闪存、更换损坏的微控制器并用转储的程序对新微控制器进行编程。 这个 4 岁的https://community.nxp.com/t5/OSBDM-and-TBDML/program-the-HC12-B-Family-of-MCU/td-p/1324102这个问题很有趣,但并没有提供解决方案。 我的首选操作系统是 Linux 而不是 Windows,因此我非常乐意尝试基于 Linux 的解决方案。 对如何安装一个有效的编程环境有什么想法吗? 非常感谢 汤姆-克兰 Re: Programming a 68HC912B32 with usbdm 嗨,@pgo、 感谢您的跟进。我取得了一些进展。 Code Warrior 5.2 不支持 68HC912B32 的解决方案是安装 Code Warrior 5.1。这里建议https://community.nxp.com/t5/CodeWarrior-for-MCU/CodeWarrior-Development-Studio-for-HCS12-X-Microcontrollers/m-p/603056。 在 5.1 版中(见所附屏幕截图 Code-warrior2-run-as-administrator-MC68HC912B32+USBDM.jpg),MC68HC912B32 芯片已出现并可以选择。 但是,"连接 "下拉菜单中没有列出 USBDM 或 TBDML 选项。 在重新安装 Code Warrior 5.1 后,我重新安装了 USBDM 及其驱动程序,并将 USBDM 插入电脑。 为了检查 USBDM 未出现在 "代码勇士连接 "菜单中是否是因为 USBDM 不支持 68HC912B32,我尝试选择了 USBDM 支持的其他芯片。 我选择了 MC9S12A128B。 现在 “连接” 菜单增加了 3 个条目:" TBDML ", " HCS 串行监测 " & " USBDM "。请参阅所附屏幕截图 Code-warrior2-MC68HC9S12A128B+USBDM.jpg。 除了尝试修改 USBDM Tcl 代码以支持 68HC912B32 外,是否还有任何其他软件/硬件应用程序或其他选项可与 USBDM pod 一起使用以对该芯片进行编程? 如果没有,是否有其他支持 S/W 的硬件/软件选项可以让我对 68HC912B32 的闪存进行编程? 我的板只有用于调试/编程的 6 针 BDM 插槽 —— 所以必须假设制造商最初就是这样编程的,除非它是在焊接之前断路完成的,这似乎不太可能... 谢谢! 汤姆 Re: Programming a 68HC912B32 with usbdm 嗨,汤姆 很抱歉,我已经无法访问 Codewarrior(或 Windows!),因此无法亲自检查。 当我在恩智浦网站(https://www.nxp.com/products/68HC912B32)上搜索 68HC912B32 时,最终会找到您下载的 Codewarrior 版本,因此这似乎是正确的版本。 我不知道为什么 B32 没有出现。 对不起! Re: Programming a 68HC912B32 with usbdm 嗨,Pgo、 感谢您的跟进。 我已经部分拆解了之前转储的图像,所以应该可以拼凑出一个 .asm文件放入代码勇士项目中。 我找不到 Codewarrior 第 6 版的下载地址,但还是从https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/codewarrior-development-tools/codewarrior-legacy/codewarrior-development-studio-for-hcs12x-microcontrollers-classic-ide-v5-2:CW-HCS12X下载了。 链接。 它被列为版本 5.2,重要的是,在 " 支持的设备 " 的 " Expand All " 复选框下列出了 68HC912B32。 安装 + 运行应用程序并检查版本号,显示的是 5.9 而不是 5.2。请参见所附截屏图片。 正在调用 " 启动对话框..." 和 " 创建新项目 " 提供了一个可选择芯片系列的弹出窗口。请参阅所附的截屏图片。 它只列出了 HCS12 & HCS12X 系列。 将这些节目扩展到家庭成员。请参阅所附的截屏图片。不出所料,其中没有 HCS912B32。 是我做错了什么,还是漏掉了什么显而易见的东西? 非常感谢 汤姆-克兰 Re: Programming a 68HC912B32 with usbdm 嗨,汤姆 很抱歉,USBDM 编程器不太可能适用于对您的芯片进行编程。 正如其他主题所指出的,这需要开发 TCL 脚本来完成基本工作(芯片启动、大量擦除等),并开发目标代码来完成块编程。 这是一项艰巨的工作,而且不能保证这种方法一定有效,因为 USBDM 采用的方法可能与早期的芯片不兼容。 可以使用位于 https://github.com/podonoghue/usbdm-eclipse-makefiles-build 的代表为 Linux 版本 USBDM。 我认为最好的办法是检查 Codewarrior V6(我认为)是否支持该芯片的 TBDML(USBDM 与之兼容)。 我不确定这是否允许独立编程,而不是从源代码进行调试开发。 仅适用于窗口。 再见
查看全文
S32G3-Linux 上 A53 Core 的 FlexCan 示例版本 您好, 当我版本 FlexCan 示例项目时,我想获得一个 .elf可执行文件,可在Linux 下的 A53 内核上运行。 不过,该示例似乎是为M7 内核设计的。 有没有办法版本或调整 FlexCan 示例,使其生成可执行文件 .elf是否适合 A53 内核? 我还尝试从头开始创建一个针对A53的新应用程序项目,但我不确定如何重复使用或转移所有FlexCan配置(外围设备、驱动程序、初始化代码等)到这个新项目中。 请指导我如何实现这一目标? Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 我更新了主题,说我用 Goldvip 的图片解决了问题。 Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 感谢您分享您正在使用的板。 对于 Goldbox3,你需要在设备树中启用 can0 和 can1 节点。在这些节点中,您可以配置 CAN 输出使用哪些引脚。必须确保所选引脚在其 SSS 中支持 can0 或 can1 输出。 你可以查看哪些引脚可以在主板原理图和参考手册中附带的 S32G3_IOMUX.xlsx 文件中使用(你需要用 acrobat 阅读器打开 RM 才能看到附带的文件) Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 你好,我正在使用这个https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/GOLDBOX-3 (S32G3 ) Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 你好@MrAlexIV 你能分享一下你在用哪个板吗?我分享的图片中提到的连接器适用于扩展名为 S32GRV-PLATEVB 的 S32G-VNP-EVB3。 Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 另外,按照手册(我在 S32G3 中关注过)它会提到 J166、J169... 但是在我的板上那些 Jumpers 不可用。 Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 谢谢你,卡洛斯。 好吧,我明白你的意思了。我按照您的指示进行了操作,但这样我只能在 can0 和 can1 之间收发信息。我想要的是通过 CAN 总线接收或发送到其他设备(我有一个 CAN 总线,用于连接所有设备)。以 FlexCan 为例,我可以从其他设备接收,但是如果我只有低压差线性稳压器(LDO) candump can0,我就无法从其他设备接收 CAN 消息。 接口未处于环回状态。 这就是我想得到 .elf 的原因。因为我已经测试过 M7 的 FlexCan 示例,它可以正常工作。 我可以将简单的 candump can0 与你建议的 system () 一起使用,但看来我没有收到来自其他设备的 CAN 消息。 Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 你好@MrAlexIV 感谢您的提问 在运行 linux 的 A53 内核中,对 gpios、can 等模块的使用有些不同,而不是像裸机或 RTD(如 M7 内核)那样直接通过寄存器传递值。对于Linux的实现,需要一个驱动程序来在操作系统和硬件之间传递这些值,其中一些驱动程序已经在恩智浦提供的电路板支持包发行版中实现了。 要在 Linux 中使用 CAN,您可以查看电路板支持包用户手册中给出的示例 [适用于 S32G2 平台的 Linux 电路板支持包 44.0 用户手册] 这个例子是在 linux 控制台中编写这些命令,你可以编写一个 C 程序,使用system() 函数发送命令,然后只执行你的 C 代码。
查看全文
使用 MCAL 向传输 FIFO 执行 S32K312 LPUART0 DMA 传输。 你好 我确认中断方法正常工作。 但是,DMA 方法不起作用。 在 Mcl_Init(NULL_PRT);中出现硬故障。 uart dma 相关示例使用的是 flexio dma,所以我不确定问题出在哪里。 请检查一下。 Re: Use MCAL to perform S32K312 LPUART0 DMA transfer to the transfer FIFO. 终于解决了 我漏掉了 "dma mux source: enable"。 Re: Use MCAL to perform S32K312 LPUART0 DMA transfer to the transfer FIFO. 你好,Robin Shen。 按照您的指示,激活 DMAMUX_0 不会导致任何错误。 然而,它仍然不起作用。 对于 tx,没有任何操作;对于 rx,当从终端接收到第一 和第二个字节时,会发生 “LPUART_UART_IP_STATUS_RX_OVERRUN”。 这种情况已经持续两周了。 如果您能提供更详细的信息,我将不胜感激。 此外,没有出现 dmarx 和 dmatx 中断。 已使用 DeepL.com 翻译(免费版) Re: Use MCAL to perform S32K312 LPUART0 DMA transfer to the transfer FIFO. 你好 请配置 McuPeripheral -> 外设时钟启用 看来你忘记启用这些外设的时钟门了:EDMA\DMAMUX_0 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
查看全文
使用EB配置FS23驱动时报错 您好,我在配置FS2303驱动时,EB出现如图一的错误提示。但是我在图二的地方已经添加了相关通知函数。同时图三提示的错误也不知道怎样产生的。我使用的是 Autosar4.4   版本2.0的S32K3 mcal驱动和Autosar4.7 版本1.0的FS23 MCAL驱动。我想请问一下上述问题是两个版本不兼容导致的问题吗? Re: 使用EB配置FS23驱动时报错 好的,谢谢您的回复 Re: 使用EB配置FS23驱动时报错 嗨@夏超 从release note里面来看,你所使用的版本确实是不兼容的。 FS23 SBC AUTOSAR R21-11 版本 1.0.0 FS23 SBC Autosar 4.4 版本 0.8.0
查看全文
RW612 FlexSPI PORTB1 アクセス RW612 チップセットを外部 XIP モードで使用しています。コードは FlexSPI PortA1 から実行され、PSRAM (APS6404L) を FlexSPI PortB1 に接続しています。SDKs (25.06 バージョン) が提供する構成を使用してポート B1 にアクセスしています。 PSRAM ID を読み取ろうとすると、PortB1 (CLCK/CS) で信号アクティビティが表示されません。 これらの信号が欠陥のある部品によって保持されていないことを確認するために、SPARM を取り外しました。 これは、APS6404 が DQS 信号を使用しないという事実に関係していますか? DQS を使用しないように PortB1 を構成するにはどうすればよいでしょうか? FlexSPI が PortA1 アクセス用に初期化された後は、FLEXSPI_Init 関数を呼び出すことができないことがわかっています。 ご協力とお時間をありがとうございました。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access こんにちは、ローマン。 ご協力ありがとうございます。この問題は、バスの実行中に FlexSPI クロックを設定しようとしたことに関連していました。次の行をコメント アウトしました。 CLOCK_EnableClock( kCLOCK_Flexspi ); BOARD_SetFlexspiClock(FLEXSPI、5U、3U); FlexSPI ポート B1 は現在実行されており、AHB キャッシュを使用して PSRAM への書き込み/読み取りをCAN。 助けてくれてありがとう、本当に感謝してるよ。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access こんにちは@khalidL 。 下の画像のように、MCU 設定で PSRAM メモリ セクションを定義しましたか? プロジェクトのアプリケーション コード ハブ投稿に記載されている手順を必ず実行し、問題が解決しない場合はお知らせください。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access こんにちは、ローマン。 ご協力とご協力に感謝いたします。上記の例をプロジェクトに統合する過程で、次の問題が発生しました。メインから関数「 __RAMFUNC(SRAM) status_t BOARD_InitPsRam(void) 」を呼び出すと、コードがサイレントにクラッシュします。 リンカーファイル(main_data.ldt、main_txt.ldt および noinit_noload_section.ldt)board.cをコピーするファイル?BOARD_InitPsRam が RAM に正しくコピーされなかったためにコードがクラッシュしたのではないかと思います。 お時間を割いてご協力いただき、改めて感謝申し上げます。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access この例は私のボードでは動作します。ご協力ありがとうございます。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access こんにちは@khalidL 、お元気ですか。 アプリケーション コード ハブには、外部 NOR フラッシュからの XIPに関する例があります。共有されたリンクからサンプルをテストして、プロジェクト要件に適合するかどうかをお知らせください。 プロジェクトを MCUXpresso IDE にインポートするには、「アプリケーション コード ハブからインポート」オプションをクリックします。(このサンプルには SDK バージョン 2.16.00 が必要です) アプリケーション コード ハブ ウィンドウに入ったら、サンプルの名前 (外部 NOR フラッシュからの XIP およびマルチポート FlexSPI モジュールを使用した外部 pSRAM の構成) を検索し、それを選択して「Github リンク」をクリックし、「次へ >」ボタンが使用できるようになるまで待ちます。 「次へ > 」ボタンをクリックしたら、手順に従って Git リポジトリからプロジェクトをインポートします。最後に、プロジェクトがワークスペースで使用できるようになると、セットアップでフラッシュしてテストできるようになります。 これが役に立つかどうか教えてください。
查看全文
SDK1.9 でL2sw_binアプリケーションを変更する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP T1040およびT1020 SoCには、デバイスに8ポートのギガビットイーサネットスイッチが統合されています。 QorIQ SDKには、L2スイッチ・ユーザー・スペース・ドライバと、スイッチ・ドライバが提供するAPIを使用する小規模なデモ・アプリケーションが含まれています。L2Switch デモ アプリケーションは、T1040 でスイッチを設定するのに役立ちます。 添付ドキュメントには、SDK1.9でソースコードを変更し、スイッチレジスタに読み取りまたは書き込みアクセスするコマンドを追加する手順が含まれています。これを行う前に、SDK1.9をインストールして使用できるようにする必要があります。SDKのマニュアルには、SDKのインストール方法、ホスト環境の準備方法、特定のターゲットに対するpokyの設定方法などが記載されています。
查看全文
<video> L10 : S32G2 FOTA demo introduction L10 - S32G2 FOTA demo instroduction, by Ross(EN)/Xuewei(CHN) ref info for this session: Uptane Specification – here AUTOSAR Update and Configuration Management - here AN12978 – S32G2 Support for Firmware Over-The-Air (FOTA) updates Airbiquity Video Demonstration – here part 1 - FOTA recap (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6255277370001w200h113r216'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) part 2 - S32G2 FOTA demo quick view (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6255277091001w200h113r418'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) part 3 - S32G2 FOTA demo user guide walkthrough (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6255275326001w200h113r928'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) part 4 - S32G2 FOTA demo explained (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6255277306001w200h113r24'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) part 5 - S32G2 FOTA demo additional infomation (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6255277390001w200h113r150'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) part 6 - S32G2 FOTA demo live (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6255277227001w200h113r763'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) S32G
查看全文
AMF-DES-T2360 - EMIをシンプルに:それはすべてスペースについてです! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> シグナルインテグリティ、EMI、RFI...これらはすべて、設計の電磁場をどれだけうまく管理できるかの結果です。電磁界は空間に存在し、導体ではありません。提示された資料は、電磁エネルギーの基本的な物理学に焦点を当てており、たくさんの図を含む面白くて理解しやすい形式で提示されています。参加者は、EMフィールドの動作を理解することで、より堅牢でEMC性能が向上するPCBを設計するのにどのように役立つかを発見できます。これはロケット科学ではなく、PCBジオメトリの理解しやすいアプリケーションです。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> シグナルインテグリティ、EMI、RFI...これらはすべて、設計の電磁場をどれだけうまく管理できるかの結果です。電磁界は空間に存在し、導体ではありません。提示された資料は、電磁エネルギーの基本的な物理学に焦点を当てており、たくさんの図を含む面白くて理解しやすい形式で提示されています。参加者は、EMフィールドの動作を理解することで、より堅牢でEMC性能が向上するPCBを設計するのにどのように役立つかを発見できます。これはロケット科学ではなく、PCBジオメトリの理解しやすいアプリケーションです。
查看全文
MakerFaireでテクノロジーを披露 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Maker Faires、さあ! 今週末はサンマテオで超クールなプロジェクトをいくつか紹介し、9月にはニューヨークに滞在します。 多くの作業の後、私たちのチームは、Kinetisマイクロコントローラを中心に構築されたいくつかの非常に優れたプロジェクト、i.MX 6プロセッサ、Freedom開発プラットフォーム、 およびUDOO、Riotboard.org 、ノベナ、 CuBox-i、 Wandboard.org、Wunderbar、ZumoBotsなど。私たちが計画していることがいくつかあります。 点滅する派手なライトが嫌いな人はいますか?PJRCのクルーは、ガムのスティックほどの大きさのONE Teensy3.1ボードによって制御されるLEDディスプレイ(正確には4320)を作成しました。ポールは、Kinetis K20 MCUのダイレクト・メモリ・アクセス・エンジン(DMA)機能を活用して、このデモで示されたビデオとオーディオを実現する特別なTeensyduinoスケッチ・ライブラリを作成しました。ポールは難しいLEDタイミングを管理しただけでなく、SDCardインターフェースからすべてのビデオを提供します。オーディオも再生すると言いましたか?! https://community.nxp.com/docs/DOC-100844 看板から光を浴び終わったら、ハッキングされたWii-Fi(はい、WII + WiFiです)のNerf Swarmfireでスキルをテストできます。いくつかのサーボ、少しの再配線、カスタムビルドのWiFiリモコンとビオラを追加します...すぐに楽しめます!これを実現するために、Nerf自体(ベース)に2つのFRDM-KL64Fを使用し、1つはワイヤレスリモコンとして機能します。ベースボードはリモートからのデータを処理し、対応するサーボを制御します。 このビデオは削除されました (マイビデオで視聴) リモートボードは、ユーザーがリモコンを動かし、オンボードの加速度計がそれを動きの動きに変換し、WiFi経由でベースコントローラーに渡す必要があるという点で、Wiiのように動作します。さらに、プラスチック製のコントローラーを3Dプリントしてすべてを入れる必要がありました。 https://community.nxp.com/docs/DOC-100845 これらは、私がキッキンなKinetisマイコンのMCUベースのデモです。次に、マルチメディアについて話しましょう、それは i.MX アプリプロセッサを意味します。 あなたがその地域にいる間、マリオに挨拶するようにしてください 。マリオは 、音声認識とTwitter接続を備えたDIYのAndroid搭載ロボットです。マリオの心臓部は、Android 4.3を実行するUDOO Quadと、2つのサーボ(マリオの腕)と4つの車輪(マリオの脚)を回転させる4つのモーターを制御するArduinoモーターシールドです。マリオは可愛い顔を見せるために7インチのLVDSディスプレイを持ち、口元は小さなスピーカーになっています。彼に話しかけるために、Google APIの音声認識とテキスト読み上げを使用して、彼に命を与えました。また、Twitter APIを使用して Twitter経由でマリオを制御し、ツイートを読むことができ、簡単なチャープでマリオにコマンドを送信することもできます。
查看全文
[i.MX/GST]a collection of several GST debugging tips and known-how On behalf of Gopise Yuan. A collection of several GST debugging tips and known-how. When you need to play onto a DRM layer/plane directly without going through compositor, kmssink should be a good choice: // kmssink, with scale and adjust alpha property (opaque) and zpos (this requires kmssink>=1.16): gst-launch-1.0 filesrc location=/media/AVC-AAC-720P-3M_Alan.mov ! decodebin ! imxvideoconvert_g2d ! kmssink plane-id=37 render-rectangle="<100,100,720,480>" can-scale=false plane-properties=s,alpha=65535,zpos=2 When using playbin, you can still customize the pipeline besides the sink plugin, e.g. add a converter plugin: // Playbin with additional customization on converter before sink: gst-launch-1.0 playbin uri=file:///mnt/MP4_H264_AAC_1920x1080.mp4 video-sink="imxvideoconvert_g2d ! video/x-raw,format=BGRA,width=1920,height=1080 ! kmssink plane-id=44" GST can generate a pipeline graph for analyzing the pipeline in a intuitive manner: // Generate pipeline graph: 1. Export GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR= , GST_DEBUG=4 2. Run pipeline with gst-launch or others. 3. Copy all dump files (.dot) from . Note: one dump file will be created for each state transaction. Normally, what we need will be PAUSE_READY or READY_PAUSE, after which pipeline has been setup. 4. Convert the .dot file to PDF with Graphviz: dot -Tpdf 0.00.03.685443250-gst-launch.PAUSED_READY.dot > pipeline_PAUSED_READY.pdf i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Multimedia Yocto Project
查看全文
ADAS: NXP Secure V2X Solution As the US Government prepares to mandate Car-to-Car communication in the US, the car industry is gearing up to provide cars which support this Dedicated Short Range Communications technology. We look at what benefits this will bring to road users, how the ITS-G5 standard is being deployed around the globe, and the challenges faced by the car industry in bringing this to market, and NXP’s leadership role in this deployment. As the US Government prepares to mandate Car-to-Car communication in the US, the car industry is gearing up to provide cars which support this Dedicated Short Range Communications technology. We look at what benefits this will bring to road users, how the ITS-G5 standard is being deployed around the globe, and the challenges faced by the car industry in bringing this to market, and NXP’s leadership role in this deployment.
查看全文
スマートホーム、ビル、照明向けのNXPコネクティビティソリューションと、コンシューマ、医療、インダストリアルIoT、オートモーティブ市場向けのBLE低電力ソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、まず、NXPのワイヤレス・コネクティビティ・マイコン・ポートフォリオがIoT市場に対応するために含まれる製品、ソフトウェア、およびイネーブルメントの概要を説明します。次に、Thread™ネットワーキングテクノロジーと、NXPのThread StackおよびZigBee® Dotdotアプリケーションレイヤーを使用してアプリケーションを開発する方法について、より深く掘り下げてデモします。このセッションでは、最新のQN9080/83超低電力BLE WMCUおよびKW35/36車載および産業用BLE WMCUを含むNXP BLE製品ファミリも紹介し、対象とするユースケース、デバイスの機能、BLEとスタックのハイライト、およびイネーブルメントのサポートについて詳しく説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、まず、NXPのワイヤレス・コネクティビティ・マイコン・ポートフォリオがIoT市場に対応するために含まれる製品、ソフトウェア、およびイネーブルメントの概要を説明します。次に、Thread™ネットワーキングテクノロジーと、NXPのThread StackおよびZigBee® Dotdotアプリケーションレイヤーを使用してアプリケーションを開発する方法について、より深く掘り下げてデモします。このセッションでは、最新のQN9080/83超低電力BLE WMCUおよびKW35/36車載および産業用BLE WMCUを含むNXP BLE製品ファミリも紹介し、対象とするユースケース、デバイスの機能、BLEとスタックのハイライト、およびイネーブルメントのサポートについて詳しく説明します。
查看全文
EUF-DES-T1741 可扩展多核 QorIQ Layerscape 处理器,基于 64 位软件环境,适用于企业、家庭和工业应用.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
查看全文
2015年入学人数 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如果您愿意学习新技术、使用开源软件并推广您对 Linux、物联网和嵌入式的新颖想法,那么 Linux 嵌入式挑战赛就是您让所有人惊叹的机会。 组建您的团队(1-3 名成员)并研究与物联网相关的项目构想,可以使用 Freescale Linux BSP / Android 和Udoo 平台实现。 挑战自己并通过发送电子邮件至[email protected]报名参加 Linux 嵌入式挑战赛。 电子邮件的格式为: 主题: [LEC2015] [TEAMNAME] 项目名称 团队描述 项目描述: 详细描述你的想法 包括架构图和使用的技术 提及它为物联网世界带来的改进。 请用英文提交您的投稿。 2015年Linux嵌入式挑战赛
查看全文
T1040 L2Switch ソフトウェアのサポート <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このドキュメントでは、QorIQ TシリーズL2Switchソフトウェアのアーキテクチャを紹介し、L2Sとデモ・アプリケーション、SMBStax(L2Switchスタック)を使用してL2Switch対応機能を実装する方法について説明します。L2Switch対応機能は、L2スイッチ・ユーザー・スペース・ドライバが提供するAPIを呼び出します。 1. T1040 L2Switch ポート接続 2. T1040 L2 スイッチ ソフトウェア アーキテクチャ 3. L2Switchデモアプリケーションの機能と使用法 3.1 制御ポートと統計 3.2 ポートベースのVLANを構成する 3.3制御MACテーブル 4. SMBStaxのL2スイッチ機能の実装 4.1 ミラーリング SPAN 4.2 802.1 X NetWork アクセスサーバーの設定 4.3 QoS 設定 4.4 L2Switch MACアドレスのリアリングと転送 4.5 L2Switch LLDP-MED機能 QorIQ T1デバイス 日時:T1040 L2Switchソフトウェアのサポート <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、Yipingさん T1040 L2switch のポリシーサポートは dest MAC アドレスを変更しますか? それとも、T1040 DPAAはdest macの変更をサポートしていますか? どうもありがとうございます。 ジル
查看全文
S32K3 Motor control SW examples The S32K3 family of 32-bit AEC-Q100 qualified MCUs combines a scalable family of Arm® Cortex-M7-based microcontrollers built on long-lasting features with a comprehensive suite of production-grade tools. S32K3 MCUs are included in NXP’s Product Longevity Program, guaranteeing a minimum of 15 years of assured supply. The S32K3 offers dedicated peripherals set for rapid motor control loop implementation: enhanced Modular IO Subsystem(eMIOS), Logic Control Unit (LCU), TRGMUX, BodyCross-triggering Unit (BCTU), Analog to Digital Converter(ADC), and Analog Comparator (CMP). The comprehensive motor control ecosystem based on Automotive Math and Motor Control Library(AMMCLib) set, FreeMASTER with Motor Control ApplicationTuning (MCAT) tool and Model-Based Design Toolbox (MBDT) helps to enable S32K3 MCU in wide range of motor control use cases. The table below points to the articles with more detailed description each of S32K3 motor control use cases, hardware description, links to appropriate application notes and their addendums, and software repositories.  Device HW Article S32K344 MCSPTE1AK344 12 V development kit engineered for 3-phase PMSM and BLDC motor control applications FOC with dual shunt current measurement Article focuses on solution based Field Oriented Control (FOC) technique (typically used for 3-phase PMSM motors) with dual shunt current measurement and without any position sensor (sensorless). The Encoder sensor is supported by SW option, but missing on HW kit. The available example codes covers both ANSI-C and Matlab Simulink approaches and uses RTD drivers with high-level Autosar compliant API or low-level non-Autosar API.    FOC with single shunt current measurement Article focuses on solution based Field Oriented Control (FOC) technique (typically used for 3-phase PMSM motors) with single shunt current measurement and without any position sensor (sensorless). The Encoder sensor is supported by SW option, but missing on HW kit. The single shunt current measurement is advanced technique that allows decrese the cost of Bill of Material (BOM). The available example codes covers both ANSI-C and Matlab Simulink approaches and uses RTD drivers with high-level Autosar compliant API or low-level non-Autosar API.    FOC integrated with FreeRTOS Article focuses on integration of motor control software (based on FOC with dual shunt current measurement) and Real Time Operating System (FreeRTOS). The available example code is based ANSI-C  code and uses RTD drivers with low-level non-Autosar API.    Six-step commutation control. Article focuses on solution based Six-step commutation (6-step) technique (typically used for 3-phase BLDC motors) with Hall position sensor and without any position sensor (sensorless). The available example codes covers both ANSI-C and Matlab Simulink approaches and uses RTD drivers with low-level non-Autosar API.    Note: the list of use cases cannot cover all combinations of MCU, current measurement scenario, control technique and sensor inputs, but should work as a base reference for most common configurations. This list is not final, please follow this acticle to be notified about updates with new use cases.   
查看全文