Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32G 无法通过串行端口编程的问题 S32G3 你好,根据问题,我再次使用 S32G399A 芯片。正常启动后,我连接串行端口,然后使用闪存工具进行刻录。错误报告界面如下所示,电流可下降约 30mA(12V 电源)。请您帮我找出原因,并确定我应该从哪个方向进行调查。谢谢。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 此问题已解决,谢谢回复。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 您好,从您更新的信息来看,问题有可能与您的时钟设计有关。 目前而言,在 S32 Flash 工具中,没有支持S32G3 custom board+Oscillator的功能,我并没有看到有目前可用的相关二进制文件来支持您的情况。 给您带来的不便很抱歉。 BR Chenyin Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 你好, 1、我现在根据S32G-VNP-RDB3设计的自己主板。 2,Flash Tool :Version: 2.3.2,如下图。 3、我自己的主板,Flash型号是:MX25UW51245GXDQ00。 我现在遇到的这个问题,是否是因为时钟的问题引起? 我的时钟现在使用的是单端时钟。部分原理图如下。 然后,我下午把我的BOOTMOD[1:0]改为1:0后,可以烧录到SRAM中,并且串口也能打印出“hello world”,但是仍不能烧录到Flash。帮忙分析下原因。谢谢。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 你好,@龙岗素 谢谢您的帖子。 我知道你愿意刷新 S32G 板的 QSPI。 1。我能知道你是否在使用定制板吗?还是恩智浦的 RDB3/EVB3? 2.使用的是哪个版本的闪存工具? 3.如果是定制板,QSPI 的部件号是多少,它是你在 Flash 工具中选择的吗? BR 切宁
View full article
配置自定义 SCP03 密钥的指南 嗨,@Kan_Li、 我正在使用 ESP32 主机和 SE050C1。环境详情: Plug& Trust: v3.0.6 (Mini) SE050 小程序版本:03 01 01 6F FF 01 0B 我可以使用默认密钥打开安全通道,在 SE 上生成 EC 密钥对,并成功创建 CSR。 现在我想配置一次自己的 SCP03 密钥集(ENC/MAC/DEK、AES-256),将其存储在新密钥版本下的 SE050 上,然后始终使用该版本打开 SCP03 会话。 我需要你做什么 v3.0.6 中 PUT KEY 的应用程序接口/示例(迷你版) 在我的 Mini drop 中,我看到了 INS_GP_PUT_KEY 的定义,但我没有找到类似 Se05x_API_PutKeys()、nxScp03_ChangeKeys() 或 ex_scp03_change_keys 示例这样的高级辅助函数。 能否确认 Mini v3.0.6 是否包含 SCP03 键盘旋转助手? 如果回答为 "是":我应该调用哪些源文件和函数,以及包含哪些头文件? 如果否:请分享使用迷你 APDU 传输(例如,Se05x_API_Transceive/Se05x_API_SendAPDU)通过已打开的 SCP03 会话发送GlobalPlatform PUT KEY(CLA=0x80,INS=0xD8)的推荐方法(和最小代码示例),包括 ENC/MAC/DEK 和KCV计算的预期TLV 格式。 v3.0.6 中的 AES (SCP03) 验证上下文结构 我的启动环境是 gex_ss_boot_ctx.ex_se05x_auth。   ex_se05x_auth.param.scp03.ex_static. Enc/Mac/Dek ex_se05x_auth.param.scp03.keyVer 我通过 argv(--auth aes)选择 AES,并将密钥载入 ex_static.{Enc,Mac,Dek}。和版本号输入 keyVer。 请确认 v3.0.6 Mini 的正确字段名称,这样我就不用靠反复试验来确定了。 参考实现/路径 如果在完整的 Plug& Trust(非迷你版)中有演示 SCP03 密钥更新的示例,能否告诉我确切的路径和函数名称,以便我在迷你版中照搬该逻辑?我寻找的典型名字 examples/sss/ex_scp03_change_keys.* hostlib/hostLib/libCommon/scp/nxScp03.* hostlib/hostLib/libSE05X/src/*scp03* 或任何 INS_GP_PUT_KEY 的用法。 版本& 密钥长度 我计划使用 AES-256(32 字节密钥)和新的密钥版本(例如 0x11)。在小程序03 01 01 6F FF 01 0B 的密钥版本选择或最小密钥长度方面,有什么限制或最佳实践建议吗? 工具替代品 如果推荐的方法是使用一次配置,然后将我的固件切换为始终使用新密钥打开,那么您能否分享工具名称/命令(以及从何处获取)。 我的直接障碍是 Mini 中缺少 PUT KE Y 的可调用助手;如果你能在此小程序版本中共享 SE050 所期望的确切 APDU 构建和发送顺序,我很乐意实现原始 APDU。 非常感谢你的指导! 致以最崇高的敬意, Reddy A71CH SE050 Re: Guidance to provision custom SCP03 keys 你好@Rutwik0409、 到目前为止,我们只在MW的完整版和纳米版中提供了PlatformSCP密钥轮换演示,但是我认为您只需要在每个设备生命周期中运行一次此类应用程序,因此您可以尝试将纳米代码包移植到您的平台上作为快速解决方案。请参阅https://github.com/NXPPlugNTrust/nano-package/tree/master/examples/se05x_rotate_scp03_keys了解详情。 希望对你有所帮助、 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
初めてのMQXLiteアプリケーションの作成 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 投稿者:ルイス・ガラビト アプリケーションエンジニア TICS, メキシコ 新しい環境で初めてアプリケーションを開発するために費やす時間は、かなりのものになる可能性があります。環境がどのように機能するかを理解し、この環境のアプリケーションを生成できるようにする必要があります。 このアプリケーション・ノートの目的は、開発者がフリースケールMQXLite RTOSで初めてのアプリケーションの開発を迅速かつ容易に開始できるようにするための知識を提供することです。 このドキュメントでは、開発者が基本的なフリースケールMQXLiteアプリケーションを作成するために理解しておく必要のある基礎を提供します。 このアプリケーション・ノートは、 Kinetis KL2 USBマイクロコントローラ ・ファミリ、特にKL25Z128VLK4マイクロコントローラに基づいています。この例では、Freescale Freedom開発プラットフォーム・ボード(FRDM-KL25Z) も使用されます。 アプリケーションノートの全文は添付されています。
View full article
S32 Design Studio for Power v1.2 - Update 3 available         Product Release Announcement Automotive Microcontrollers and Processors S32 Design Studio for Power Architecture v1.2, Update 3            September 21, 2017   What is new? S32 SDK EAR 0.8.1 supporting MPC5748G & MPC5748C. The new project wizard now offers the new version of S32 SDK: "New S32 Project from Example" offers additional demos and examples. The complete S32 SDK EAR 0.8.1 release notes attached below. Installation instructions This is a cumulative installer - all previous updates (except previous version of S32 SDK EAR 0.8.0) are included so you do not need to install any previous update. The update is available for online (Eclipse Updater) or offline (direct download link) installation. online installation go to menu "Help" -> "Install New Software..." dialog  select predefined NXP S32 Design Studio update repository select all available items http://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_POWER_1_2/com.freescale.s32power.updatesite click "Next" button offline installation  go to S32 Design Studio product page -> Downloads section or use the direct download linkand download the "S32 Design Studio for Power v1.2 - Update 3" file. Start S32DS and go to "Help" -> "Install New Software..." Add a new "Archive" repository and browse to select the downloaded Update 3 archive file Select all available items and click "Next" button. Compiler - Assembler - Linker General SDKs
View full article
适用于 Panther (MPC574xP) 系列处理器 2.0 的基于模型的设计工具箱 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 适用于 PANTHER (MPC574xP) 系列处理器 2.0 的基于模型的设计工具箱   支持 Panther (MPC57xP) 版本 2.0 的 MATLAB/Simulink基于模型的设计工具箱现已推出。   该产品免费,并可供公众使用。 下载 基于模型的设计工具箱 mbdt    发布亮点——基于模型的Panther设计工具箱(MPC574xP) 支持新的 Panther XDEVKIT-MPC5744P 板(ARDUINO 风格),该板与新的底盘 XDEVKIT-MOTORGD 配合用于电机控制应用。 结合最新的汽车数学和电机控制库版本 1.1.7。 支持最新的 MATLAB 版本,包括 64 位(2015/2016 a/b) 新的DMA模块,允许 ADC 采样数据通过 DMA 模块传输到内存,无需 CPU 干预。 用于串行通信支持的新LINFlexD块现在允许通过 UART 进行数据发送/接收操作。 添加了新的内存读/写块,现在可以使用它们来读取/写入任何内存区域。 添加了新的自定义初始化块,它可用于在模型第一步之前扩展默认设置之外的任何模块的配置。 除了新编译器版本 Wind River DIAB v5.9.4.8 和 Green Hills MULTI for PowerPC v2015.1 外,还支持 S32 Design Studio for Power Compiler v1.1 添加了新的高级电机控制模块,现在轨道观察器或反电动势观察器等新功能作为 Simulink 模块提供。 对齐ADC 时钟频率从 20MHz 到 80MHz(最大速度)。 新的ADC 通道配置块经过重新设计,允许对 ADC 通道进行无采样配置,从而可以实现 DMA 传输场景。 新的诊断面板可用于启用/禁用多个一致性检查。 构建新的Bootloader来支持 UART1 通信。 与 FreeMASTER 版本 2.0.2 同步支持。 全新!!!热修复:添加对随S32 Design Studio for Power v1.2发布的最新 e200 编译器的支持 。 请参阅HotFix_3设置以使 MBD 工具箱与最新的 e200 编译器协同工作。   提供社区支持 可通过 NXP 社区获得支持: https://community.nxp.com/community/mbdt 回复:基于模型的设计工具箱,适用于 Panther (MPC574xP) 系列处理器 2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好, chandan24 , 这可能只是一个小故障。如果它仍然不起作用,请使用此直接链接: https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product? child_plneID=683951&cert_num=284425987 或者 使用基于模型的设计官方页面访问下载位置:基于模型的设计工具箱|NXP 希望这有帮助! 丹尼尔 回复:基于模型的设计工具箱,适用于 Panther (MPC574xP) 系列处理器 2.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 工具箱下载链接无效
View full article
HMB-N1937 接続デバイス用のAndroidベースのBrillio OSの紹介 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Brilloは、Androidをベースにした軽量OSで、オープンで拡張性があり、安全な小さなフットプリントを備えたコネクテッドデバイス向けです。Brilloは、Androidプラットフォームを接続されているすべてのデバイスに拡張するため、セットアップが簡単で、相互に連携したり、スマートフォンとシームレスに連携したりできます。Googleの通信API「Weave」が付属しており、Brilloデバイスが相互に通信して交換したり、データをクラウドに保存したりするのを簡単に行うことができます。このクラスでは、Brillo と、NXP が Google と協力して Brillo を i.MX 6UltraLite プロセッサやその他のプラットフォームに導入した方法を紹介します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Brilloは、Androidをベースにした軽量OSで、オープンで拡張性があり、安全な小さなフットプリントを備えたコネクテッドデバイス向けです。Brilloは、Androidプラットフォームを接続されているすべてのデバイスに拡張するため、セットアップが簡単で、相互に連携したり、スマートフォンとシームレスに連携したりできます。Googleの通信API「Weave」が付属しており、Brilloデバイスが相互に通信して交換したり、データをクラウドに保存したりするのを簡単に行うことができます。このクラスでは、Brillo と、NXP が Google と協力して Brillo を i.MX 6UltraLite プロセッサやその他のプラットフォームに導入した方法を紹介します。 ビデオプレゼンテーションを見る スマートホーム&ビル
View full article
INS-N1981 Wireless MCU Overview As the Smart Home starts to gather momentum, a number of competing Wireless Communication standards are fighting for dominance. With ZigBee® now becoming dominant in the low-power networking market, there is no surprise that two new low power technology Thread and Bluetooth® Low Energy with the new Mesh capability are both trying to enter this market to get a piece of the cake. Moreover competing IoT platforms from the Thread Group (Google/Nest), Allseen Alliance (Qualcomm), Apple's Homekit, the Open Interconnect Consortium (Intel) and many others are creating even more confusion. So in this confusing array of Wireless Communication standards and Iot platforms, what are the main features of each and what does it means for NXP? This session will provide an overview of these Wireless connectivity standards and IoT platforms, their capabilities, and their implication for NXP IoT. Watch Video Presentation As the Smart Home starts to gather momentum, a number of competing Wireless Communication standards are fighting for dominance. With ZigBee® now becoming dominant in the low-power networking market, there is no surprise that two new low power technology Thread and Bluetooth® Low Energy with the new Mesh capability are both trying to enter this market to get a piece of the cake. Moreover competing IoT platforms from the Thread Group (Google/Nest), Allseen Alliance (Qualcomm), Apple's Homekit, the Open Interconnect Consortium (Intel) and many others are creating even more confusion. So in this confusing array of Wireless Communication standards and Iot platforms, what are the main features of each and what does it means for NXP? This session will provide an overview of these Wireless connectivity standards and IoT platforms, their capabilities, and their implication for NXP IoT. Watch Video Presentation Insight & Innovation
View full article
INS-N1981 ワイヤレスMCUの概要 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スマートホームが勢いを増し始めると、多くの競合する無線通信規格が覇権を争っています。ZigBee®が低電力ネットワーク市場で支配的になりつつある今、新しいMesh機能を備えた2つの新しい低電力技術であるThreadとBluetooth® Low Energyが、どちらもこの市場に参入しようとしていることは驚くことではありません。さらに、Thread Group(Google/Nest)、Allseen Alliance(Qualcomm)、AppleのHomekit、Open Interconnect Consortium(Intel)、その他多くの競合するIoTプラットフォームが、さらに混乱を招いています。では、この紛らわしい一連の無線通信規格とIoTプラットフォームでは、それぞれの主な機能は何であり、NXPにとって何を意味するのでしょうか。このセッションでは、これらのワイヤレス接続規格とIoTプラットフォームの概要、それらの機能、およびNXP IoTへの影響について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スマートホームが勢いを増し始めると、多くの競合する無線通信規格が覇権を争っています。ZigBee®が低電力ネットワーク市場で支配的になりつつある今、新しいMesh機能を備えた2つの新しい低電力技術であるThreadとBluetooth® Low Energyが、どちらもこの市場に参入しようとしていることは驚くことではありません。さらに、Thread Group(Google/Nest)、Allseen Alliance(Qualcomm)、AppleのHomekit、Open Interconnect Consortium(Intel)、その他多くの競合するIoTプラットフォームが、さらに混乱を招いています。では、この紛らわしい一連の無線通信規格とIoTプラットフォームでは、それぞれの主な機能は何であり、NXPにとって何を意味するのでしょうか。このセッションでは、これらのワイヤレス接続規格とIoTプラットフォームの概要、それらの機能、およびNXP IoTへの影響について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る インサイト&イノベーション
View full article
An Overview on QorIQ Trust Features for Securing Embedded Systems EUF-NET-T1742 - This session provides an overview on the security technologies NXP offers to secure a system through two complementary technologies: 1) the Trust Architecture already present in QorIQ P- and T-series including Secure Boot and 2) the TrustZone® technology introduced in the ARM®-based QorIQ LS series processors. We will outline the motivations for offering these technologies in embedded processors and show how they can be complementary for making a final system “Trustable” in the sense it does what its users and suppliers expect it to do. EUF-NET-T1742 - This session provides an overview on the security technologies NXP offers to secure a system through two complementary technologies: 1) the Trust Architecture already present in QorIQ P- and T-series including Secure Boot and 2) the TrustZone® technology introduced in the ARM®-based QorIQ LS series processors. We will outline the motivations for offering these technologies in embedded processors and show how they can be complementary for making a final system “Trustable” in the sense it does what its users and suppliers expect it to do.
View full article
i.MX 上的 wxWidgets <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 组装 wxWidgets 版本 2.8。使用 TinyX。由 4 英寸 - 8 英寸的触摸屏供电。
View full article
在调用 mlockall(MCL_FUTURE) 的进程中使用 iMX8MP GPU 会导致内核 BUG() 一位客户报告了一个与使用 iMX8MP GPU(使用 EGL 绘图)相关的问题。当初始化 GPU 的进程先前调用 mlockall(MCL_FUTURE) 时,一旦 CMA 区域被映射到用户空间,内核就会报告以下 BUG(): Kernel BUG at remap_pfn_range_internal+0x23c/0x2c8 Internal error: Oops - BUG: 00000000f2000800 [#1] PREEMPT SMP CPU: 0 PID: 3197 Comm: galcore_window_ Tainted: G O 6.6.142-7.7.0-devel #1-Torizon Hardware name: Toradex Verdin iMX8M Plus WB on Verdin Development Board (DT) pc : remap_pfn_range_internal+0x23c/0x2c8 x27: 00000000a2100000 x20: 0068000000000fcb x19: 0000007f90000000 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ the PTE already present Call trace: remap_pfn_range_internal+0x23c/0x2c8 remap_pfn_range+0x24/0x58 dma_direct_mmap+0xf4/0x150 dma_mmap_attrs+0x18/0x3c _CMAFSLMapUser+0x9c/0x150 [galcore] gckOS_LockPages+0xe4/0x148 [galcore] gckKERNEL_MapVideoMemory+0x90/0x1dc [galcore] gckVIDMEM_NODE_LockCPU+0x1b4/0x250 [galcore] _LockVideoMemory.isra.0+0x1f4/0x28c [galcore] gckKERNEL_Dispatch+0x210/0x1730 [galcore] gckDEVICE_Dispatch+0xcc/0x220 [galcore] drv_ioctl+0x340/0x444 [galcore] __arm64_sys_ioctl+0xac/0xf0 Kernel panic - not syncing: Oops - BUG: Fatal exception mlockall(MCL_FUTURE) 通常用于实时应用程序,而报告此问题的客户正在使用 CODESYS 来驱动其 HMI。 我们利用人工智能辅助分析了该问题,并找到了该问题触发原因的合理解释: galcore 驱动程序中的 CMA 分配器不包含 .mmap() 方法。钩。在 _CMAFSLMapUser() 执行期间,它调用 mmap() 获取 vma,然后使用该 vma 通过 find_vma() 定位 CMA 区域。mmap() 的调用方式导致内核延迟分配 SHM 区域以满足请求。正常情况下,当找到 CMA 区域并重新映射时,此分配会在片刻后被丢弃。 但是,当 MCL_FUTURE 处于活动状态时,内核不能再延迟分配 SHM 区域,因此它会在 mmap() 返回之前填充整个区域。在这种情况下,该地址上有有效的页面,而稍后对 remap_pfn_range() 的调用最终会默默地丢弃内存管理维护信息,这正是 BUG() 所阻止的。 我将附上一个 zip 文件,其中包含一个程序的源代码,该程序可以稳定地重现该问题,而无需运行 CODESYS。AI代理建议使用以下补丁来修复此问题: diff -uNr a/hal/kernel/inc/gc_hal_options.h b/hal/kernel/inc/gc_hal_options.h --- a/hal/kernel/inc/gc_hal_options.h 2026-09-04 13:00:44.596621860 +0000 +++ b/hal/kernel/inc/gc_hal_options.h 2026-09-04 13:01:15.643862002 +0000 @@ -1471,9 +1471,17 @@ * Enable this macro can replace the /dev/zero by anon_inode: * [galcore] in /proc/ /maps. * Without the macro, run 'cat /proc/ /maps' will print "/dev/zero". + * + * It is also what gives the allocators an ->mmap handler, which is + * required so that the reservation made by vm_mmap() is created as a + * device mapping (VM_IO | VM_PFNMAP) rather than as ordinary anonymous + * memory. Without it, a process that has called mlockall(MCL_FUTURE) + * gets the range pre-faulted inside vm_mmap(), and the subsequent + * remap_pfn_range() then hits BUG_ON(!pte_none()) in remap_pte_range(). + * See tmp_mmap() in gc_hal_kernel_allocator.c. */ #ifndef gcdANON_FILE_FOR_ALLOCATOR -# define gcdANON_FILE_FOR_ALLOCATOR 0 +# define gcdANON_FILE_FOR_ALLOCATOR 1 #endif /* diff -uNr a/hal/os/linux/kernel/allocator/freescale/gc_hal_kernel_allocator_cma.c b/hal/os/linux/kernel/allocator/freescale/gc_hal_kernel_allocator_cma.c --- a/hal/os/linux/kernel/allocator/freescale/gc_hal_kernel_allocator_cma.c 2026-09-04 13:00:44.605314869 +0000 +++ b/hal/os/linux/kernel/allocator/freescale/gc_hal_kernel_allocator_cma.c 2026-09-04 13:01:15.644216883 +0000 @@ -400,7 +400,13 @@ gcmkHEADER_ARG("Allocator=%p Mdl=%p Cacheable=%d", Allocator, Mdl, Cacheable); #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 4, 0) +#if gcdANON_FILE_FOR_ALLOCATOR + /* Same as the gfp, dma and reserved_mem allocators: go through the + * allocator's anon file so that its ->mmap handler runs. */ + userLogical = (gctPOINTER)vm_mmap(Allocator->anon_file, +# else userLogical = (gctPOINTER)vm_mmap(gcvNULL, +# endif 0L, Mdl->numPages * PAGE_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, diff -uNr a/hal/os/linux/kernel/gc_hal_kernel_allocator.c b/hal/os/linux/kernel/gc_hal_kernel_allocator.c --- a/hal/os/linux/kernel/gc_hal_kernel_allocator.c 2026-09-04 13:00:44.603242857 +0000 +++ b/hal/os/linux/kernel/gc_hal_kernel_allocator.c 2026-09-04 13:01:15.644041018 +0000 @@ -104,6 +104,36 @@ static int tmp_mmap(struct file *fp, struct vm_area_struct *vma) { + /* + * Declare the reservation as a device mapping with raw PFNs, before + * mmap() returns it to the caller. remap_pfn_range() sets both flags + * anyway; setting them here only makes them effective from the moment + * the VMA is created, and that is what matters: + * + * - the kernel treats VM_IO | VM_PFNMAP as VM_SPECIAL, documented in + * include/linux/mm.h as "Special vmas that are non-mergable, + * non-mlock()able". mmap_region() therefore clears VM_LOCKED from + * this VMA and leaves mm->locked_vm alone, and __mm_populate() + * skips it outright ("if (vma->vm_flags & (VM_IO | VM_PFNMAP)) + * continue;" in mm/gup.c). + * + * - so a process that has called mlockall(MCL_FUTURE) no longer has + * this range pre-faulted inside vm_mmap(). Every other mapping in + * that process keeps being locked and pre-faulted as before; only + * device memory, which is neither pageable nor swappable and gains + * nothing from being pre-faulted, is left out. + * + * - and the allocator's own remap_pfn_range(), a few microseconds + * later, therefore finds an empty range instead of one the kernel + * has just populated, so it no longer trips + * BUG_ON(!pte_none(ptep_get(pte))) in remap_pte_range(). + */ +#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 3, 0) + vm_flags_set(vma, VM_IO | VM_PFNMAP); +#else + vma->vm_flags |= VM_IO | VM_PFNMAP; +#endif + return 0; } 上游驱动程序使用了一种不同的机制来绕过这个问题。其他 galcore 分配器使用相同的模式(调用 vm_mmap 获取 vma),因此很可能容易受到相同的 BUG() 的影响。 请您调查并修复 galcore 驱动程序?这个问题导致实际应用场景无法正常运行,直接影响到我们的客户。 谢谢! 拉斐尔 Re: Using iMX8MP GPU on a process that call mlockall(MCL_FUTURE) causes kernel BUG() 嗨@rbeims 让我先运行一下测试,然后再和GPU团队确认。 此致, 志明 Re: Using iMX8MP GPU on a process that call mlockall(MCL_FUTURE) causes kernel BUG() @Zhiming_Liu ,你好,请问你成功复现了这个bug吗?如果可以,请问预计何时能在BSP中实现该修复?谢谢。 Re: Using iMX8MP GPU on a process that call mlockall(MCL_FUTURE) causes kernel BUG() 您好@Zhiming_Liu ,感谢您提供的清晰报告。完全理解,我们也预料到这种情况会发生。一切都好。 请继续推进这项工作,如有任何进展,请与我们联系。 谢谢你, 阿尔瓦罗。 Re: Using iMX8MP GPU on a process that call mlockall(MCL_FUTURE) causes kernel BUG() 嗨@alvaro_tx 我们的内部团队测试了这个补丁。虽然它直接解决了客户遇到的问题,但在其他应用程序的测试过程中却造成了问题。我们仍在调查此事,尚未得出最终结论。 此致, 志明 Re: Using iMX8MP GPU on a process that call mlockall(MCL_FUTURE) causes kernel BUG() @Zhiming_Liu ,调查有进展吗? 如果没有进展,能否与我们联系,告知您在其他应用程序测试过程中遇到了哪些问题? 客户需要推进开发工作,如果官方没有解决方案,他们正在考虑应用此补丁,但他们想知道其缺点。 谢谢你, 阿尔瓦罗。 Re: Using iMX8MP GPU on a process that call mlockall(MCL_FUTURE) causes kernel BUG() 嗨@alvaro_tx @rbeims 关于客户提到的问题,相关的补丁目前正在合并中;但是,我发现 NXP R&D 的补丁是基于 EGL 库,而不是 Linux 驱动程序。 此致, 志明 Re: Using iMX8MP GPU on a process that call mlockall(MCL_FUTURE) causes kernel BUG() 谢谢@Zhiming_Liu 。 我发现 NXP 研发部门提供的补丁是基于 EGL 库,而不是 Linux 驱动程序。 这是否意味着这项更改将应用于闭源的EGL库,而不是开源的Linux驱动程序? 如果您不打算公开此补丁,请告知我们补丁的应用范围,特别是Linux内核版本(6.6、6.18?)。 我们是否可以理解为,研发团队已经确认,即使补丁方案与之前的变通方法不同,它也能解决这个问题?
View full article
Methods to update NBU firmware on KW47 and MCX W72 This post provides guidance on how to update the NBU firmware on MCX W72 and KW47 devices through several methods: Bootloader Host Application (blhost), Secure Provisioning Tool, LinkServer. The Narrow Band Unit (NBU) is a dedicated compute subsystem for the Narrowband Radio, present in select NXP wireless microcontrollers. It is comprised of an Arm® Cortex®-M33 and associated peripherals that, in conjunction with the Bluetooth Unit, support the Bluetooth LE protocol. Running at 96 MHz alongside a 2.4 GHz transceiver, the NBU operates independently from the main application core, offloading all radio processing from the primary CPU and freeing it for application tasks. While the NBU allows for flexibility for evolving requirements, firmware to implement radio protocols is intended to be developed and delivered by NXP. Note: It is important that the NBU firmware version matches the SDK version of the application. After downloading the SDK and before running any wireless examples, update the NBU firmware using the binaries provided in the SDK folder. The NBU binary file is located in the SDK folder. Go to the SDK root folder and open the path: path_to_SDK\mcuxsdk\middleware\wireless\ble_controller\bin Prerequisites To follow this guide, the following environment is required: Software Setup Bootloader Host Application (blhost). Download here. MCUXpresso Secure Provisioning Tool. Download here. LinkServer for Microcontrollers. Download here. Hardware Setup Development boards associated with the MCX W72 or KW47 microcontroller families may be used. The ISP button varies by board and is referred to as ISP_button  throughout this guide: Development board ISP_button FRDM-MCXW72 SW3 MCXW72-LOC SW4 KW47-EVK SW4 KW47-LOC SW4 To set the board to the Bootloader ISP mode, press and hold the ISP_button , connect the development board via the MCU-Link connector to the PC, then release ISP_button . Bootloader Host Application (blhost) Place the board in ISP mode by pressing and holding ISP_button . Connect the USB cable to the MCU-Link connector and release ISP_button after the connection is established. Verify the COM port assigned to the board by opening Device Manager in Windows and searching for Ports (COM & LPT). Identify and note the corresponding COM port number. Open a command prompt and change the directory to the location of the blhost.exe file: (BLHost_root_location)\blhost_2.6.7\bin\win Verify communication by running the following command, making sure to replace COMX with the COM port assigned to your device: blhost.exe -p COMX get-property 1 Update the NBU firmware image. First, erase the NBU memory: blhost.exe -p COMX flash-erase-all 2 Write the new firmware image using the following command. The write-memory command uses 0x48800000 as the start address, which corresponds to the NBU memory base. Provide the full path to the binary file, or alternatively, copy the .bin file into the same directory as blhost.exe to simplify the command: blhost.exe -p COMX write-memory 0x48800000 .bin MCUXpresso Secure Provisioning Tool Create a workspace for the device. To use the keys same as the development board, select the processor relevant to the FRDM/EVK board. Place the board in ISP mode by pressing and holding ISP_button . Connect the USB cable to the MCU-Link connector and release ISP_button after the connection is established. To verify communication, click the UART tab, refresh the Port field selection and select the assigned COM Port identified. Click Test connection and confirm that the result displays OK. In the toolbar, select the boot type as Plain unsigned or Plain with CRC. In the Build Image view, load the binary file in Source executable image, enter the start address as  0x48800000  (which corresponds to the NBU memory base), and click Build image. Navigate to the Write Image view, select Use built image, and click Write image. A success message appears when the NBU firmware loading is complete. LinkFlash Tool For this method, a LinkServer debug probe must be available on the board. The steps on how to install the CMSIS-DAP/SEGGER J-link firmware are available here. Navigate to the main LinkServer folder in your computer and execute the  LinkFlash.exe  file. Place the board in ISP mode by pressing and holding ISP_button . Connect the USB cable to the MCU-Link connector and release ISP_button after the connection is established. In the LinkFlash tool, after the device is connected, click the Refresh button to update and set the probe target of the board. Go to the Program tab, click Browse, select the NBU firmware file, and enter the start address  0x48800000 . Ensure to check the boxes Mass erase before programming and Reset target after programming. To load the NBU firmware, click Program.
View full article
MCXA153: LPSPI data burst transfer. Hello, The Reference Manual MCXA153 contains a description of the TDBRn and RDBRn LPSPI registers: "TDBRn and RDBRn registers supports burst transfers of data to the transmit FIFO for use with the DMA controller". Can anyone share sample code for a burst transfer using these registers? best regards Bogdan Communication & Control(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | Ethernet | FlexIO) MCXA Re: MCXA153: LPSPI data burst transfer. Hi @bogdan_u  Sorry, there are currently no relevant examples available. The closest MCXA153 example I found uses LPSPI_MasterTransferEDMALite() with eDMA, but the driver targets TDR/RDR via LPSPI_GetTxRegisterAddress() / LPSPI_GetRxRegisterAddress() , not the burst alias window. But i think you can try to use. typedef struct { uint32_t cmd; uint32_t data[128]; } lpspi_burst_tx_t; static inline uint32_t LPSPI_TCBR_Address(LPSPI_Type *base) { return ((uint32_t)base + LPSPI_TCBR_OFFSET); } static inline uint32_t LPSPI_TDBR0_Address(LPSPI_Type *base) { return ((uint32_t)base + LPSPI_TDBR0_OFFSET); } static inline uint32_t LPSPI_RDBR0_Address(LPSPI_Type *base) { return ((uint32_t)base + LPSPI_RDBR0_OFFSET); } void LPSPI_StartTxBurstDMA(LPSPI_Type *base, edma_handle_t *txDmaHandle, uint32_t *cmd_plus_data, uint32_t nwords) { edma_transfer_config_t cfg = {0}; cfg.srcAddr = (uint32_t)&cmd_plus_data[0]; cfg.destAddr = LPSPI_TCBR_Address(base); cfg.srcOffset = 4; cfg.destOffset = 4; cfg.srcTransferSize = kEDMA_TransferSize4Bytes; cfg.destTransferSize = kEDMA_TransferSize4Bytes; cfg.minorLoopBytes = 4; cfg.majorLoopCounts = nwords + 1u; EDMA_ResetChannel(txDmaHandle->base, txDmaHandle->channel); EDMA_SetTransferConfig(txDmaHandle->base, txDmaHandle->channel, &cfg, NULL); EDMA_StartTransfer(txDmaHandle); LPSPI_EnableDMA(base, kLPSPI_TxDmaEnable); } void LPSPI_StartRxBurstDMA(LPSPI_Type *base, edma_handle_t *rxDmaHandle, uint32_t *rx_words, uint32_t nwords) { edma_transfer_config_t cfg = {0}; cfg.srcAddr = LPSPI_RDBR0_Address(base); cfg.destAddr = (uint32_t)&rx_words[0]; cfg.srcOffset = 4; cfg.destOffset = 4; cfg.srcTransferSize = kEDMA_TransferSize4Bytes; cfg.destTransferSize = kEDMA_TransferSize4Bytes; cfg.minorLoopBytes = 4; cfg.majorLoopCounts = nwords; EDMA_ResetChannel(rxDmaHandle->base, rxDmaHandle->channel); EDMA_SetTransferConfig(rxDmaHandle->base, rxDmaHandle->channel, &cfg, NULL); EDMA_StartTransfer(rxDmaHandle); LPSPI_EnableDMA(base, kLPSPI_RxDmaEnable); } BR Harry
View full article
PDB ADC 预触发序列错误恢复 NXP社区的各位好, S32K144 运行时闪存擦除/编程操作后,ADC0/ADC1 中断停止 作为我之前问题的延续,我需要一些关于如何正确恢复 S32K144 上的 PDB ADC 预触发序列错误的说明。 我尝试了以下三种方法,但只有一种方法有效。 方法一(有效): 在执行闪存擦除/编程操作之前,请先停止 PDB0 和 PDB1。 闪存操作完成后,重新启动两个 PDB 并重新启用相应的 ISR。 采用这种方法,不会出现PDB序列错误。 方法2: 闪存擦除/编程操作完成后,我停止并重新启动了 PDB0 和 PDB1。然而,PDB 预触发序列出现错误。然后我尝试通过停止并重新启动 PDB 模块来恢复,但序列错误仍然存在。 方法三: 方法三(无效): 在闪存擦除/编程操作期间,我没有停止或重新启动 PDB0 和 PDB1。相反,操作完成后,产生了一个待处理的 PDB ISR 和一个 ADC ISR 触发信号。 在 PDB ISR 中,我尝试使用以下方法清除序列错误标志: PDB0->CH[0].S &= (uint32_t)(~PDB_S_ERR_MASK); 然后执行相应的 ADC ISR,读取 ADC 结果寄存器清除 COCO 标志。我原本期望这样做可以防止进一步的预触发序列错误,但问题仍然存在,这种方法并没有奏效。 我的问题是:一旦触发了 PDB 预触发序列错误,是否有可能在不 RESET 系统的情况下恢复 PDB/ADC 操作并恢复正常触发信号?或者是否需要事先停止并重新启动 PDB,以避免进入不可恢复的状态? Re: PDB ADC pre trigger sequence error recovery 嗨 PetrS, 我尝试了以下方法。 在未停止 PDB 的情况下执行闪存擦除操作后,微控制器收到一个待处理的 ADC ISR 回调。在该回调函数中,读取 ADC 结果寄存器后,我调用以下函数来检查和恢复 PDB 序列错误: ```c void PDB1_check_seq_err(void) { 如果 ((PDB1->CH[0].S & PDB_S_ERR_MASK) != 0) { PDB1->CH[0].S &= (uint32_t)(~PDB_S_ERR_MASK); PDB1->SC &= (uint32_t)(~PDB_SC_PDBEN_MASK); PDB1->SC |= (uint32_t)PDB_SC_PDBEN_MASK; PDB1->SC |= (uint32_t)PDB_SC_SWTRIG_MASK; } } void PDB0_check_seq_err(void) { 如果 ((PDB0->CH[0].S & PDB_S_ERR_MASK) != 0) { PDB0->CH[0].S &= (uint32_t)(~PDB_S_ERR_MASK); PDB0->SC &= (uint32_t)(~PDB_SC_PDBEN_MASK); PDB0->SC |= (uint32_t)PDB_SC_PDBEN_MASK; PDB0->SC |= (uint32_t)PDB_SC_SWTRIG_MASK; } } ``` 我使用的恢复顺序是: 1. 清除 `ERR` 标志。 2. 停止 PDB。 3. 重新启用并重启 PDB。 通过这种停止和启动序列,一切都恢复正常:后续的预触发发生,ADC ISR 回调正常调用。 然而,我仍然不太明白为什么有必要这样做。参考手册指出,清除“ERR”条件并读取ADC结果寄存器(这将清除“COCO”)应该可以释放锁定。就我而言,仅靠这一点似乎还不够,需要执行 PDB 停止/启动序列才能恢复。 另外,我观察到 `PDBn->SC |= PDB_SC_SWTRIG_MASK` 并不是严格必需的。即使没有发出软件触发信号,PDB 重启后,锁定也会被释放,ADC ISR 也会再次开始执行。 请问为什么在这种情况下需要停止并重新启动 PDB,即使 RM 指示清除 `ERR` 和 `COCO` 应该可以释放锁? Re: PDB ADC pre trigger sequence error recovery 您好, 仅清除 PDB_S_ERR 通常不足以从触发信号前序列错误中恢复,因为 ADC/PDB 序列可能已经失去同步。根据您的测试结果,在刷写操作之前停止 PDB,然后在刷写操作之后重新启动 PDB,似乎是防止出现这种情况的最可靠方法。 如果在发生错误后尝试恢复,我建议确保 PDB 和 ADC 的状态完全重新同步。这可能包括禁用 PDB、清除待处理的 PDB 状态标志、确保所有待处理的 ADC 转换结果都已读取(COCO 已清除)、重新启用 PDB,以及在执行触发信号恢复之前根据需要重新加载配置。 根据 RM 的说法,当相应的 COCO 标志被设置、预触发被禁用或 PDB 被禁用时,预触发锁将被释放,因此完整的 PDB 禁用/启用序列也可能值得研究。 BR,彼得
View full article
工业堆栈支撑 我们计划启动一个涉及多种工业协议的项目。 以下是我的问题。 NXP是否为其MCU和MPU平台提供工业通信协议栈?这些功能仅限于 i.MX94 和 i.MX-RT1180 吗?  NXP目前支持哪些工业通信协议? PROFINET EtherNet/IP EtherCAT Modbus TCP/RTU OPC UA TSN PROFIsafe CIP 功能安全 IO-Link HART-IP 其他 哪些 NXP 硬件平台支持这些协议栈? i.MX系列 S32系列 MCX系列 LPC系列 其他平台 是否有平台与协议支持矩阵? 协议栈是否提供示例应用程序、参考设计和演示项目? 是否有Linux和RTOS集成的示例? 工业协议栈的许可模式是什么? 协议栈是否免费提供?如果是,资格标准和使用条件是什么? 对评估、开发或商业部署是否有任何限制? 协议栈以何种形式提供? 二进制库 目标代码 源代码 SDK 包 是否可以访问协议栈的源代码? 如果源代码可用,获取源代码需要满足哪些商业、许可或保密协议要求? 协议栈是否可以由客户进行定制和修改? 使用 NXP 协议栈实现产品商业化的流程是什么? 商业产品部署是否涉及一次性许可费用? 是否有任何按设备计费的版税、经常性费用或年度维护费? 与评估用途相比,生产部署是否存在任何额外成本? Re: Industrial stack support 你好, 1. PROFINET - 支持。 EtherNet/IP - 支持。 EtherCAT - 支持。 Modbus TCP/RTU - 支持。 OPC UA - 支持。 TSN - 支持。 PROFIsafe - 不支持。 CIP 功能安全 - 已支持 IO-Link - 支持。 HART-IP - 不支持。 2. 这些家庭都支持前面提到的一些协议,但并非同时支持所有协议。正如您所提到的,i.MX94 和 i.MX-RT1180 都专注于支持这些协议。您也可以看看 Layerscape 处理器。 3. 不,我们没有这样的资源。 4. 是的,我们的 BSP/SDK 中有示例。 5. 是的,有例子可供参考。 6. 7. 8.这取决于提供给客户的方式,需要检查每项资源以确认许可模式。 9. 提供源代码和 SDK 包。 10. 提供源代码。 11.这取决于提供给客户的方式,需要检查每项资源以确认许可模式。 12. 可由客户修改。 13.这取决于提供给客户的方式,需要检查每项资源以确认许可模式。 14. 15. 16.NXP 无法就何时、何地以及如何获得许可提供法律指导,因为这些许可是由第三方提供的,条款各不相同(有时还会变化)。 我建议您联系您希望使用的特定协议的所有者,以获取有关版税的信息。 顺祝商祺!
View full article
Codewarrior TAP 通过 JTAG 检测到了 MPC5200 你好, 我一直很苦恼,不知道如何将Codewarrior TAP调试器连接到配备MPC5200的定制应用板上。 探针是“ FREESCALE CodeWarrior USB TAP CWH-CTP-BASE-H E”。 探针尖端是我自己制作的。基本上,我在网站上找到了 2x15 连接器的引脚图/原理图,然后自己进行了板的接线。我在引脚 30 和地之间连接了一个 10 千欧姆的电阻。提示被识别为“电源架构/JTAG COP” 我一直只使用CCS控制台。我目前还没有使用过Codewarrior IDE。 当前状态: findcc 能正确检测到 TAP。 扫描板检测到 JTAG 链并报告: 设备 0:Altera FPGA(IDCODE 0x020B20DD) 设备 1:MPC5200B rev. 2.x(IDCODE 0x1001101D) 设备 2....7:IDCODE:FFFFFFFF,设备:未知设备。 OpenOCD 也检测到了完全相同的两个设备,因此 JTAG 链似乎是正确的。 目标设备已通电并正在运行其应用程序。 问题: 在CCS中配置处理器的任何尝试均失败: ccs::config_chain mgt5200 返回: mgt5200:未连接到目标或无法识别的处理器 ccs::get_config_chain总是报告“测试核心”而不是 mgt5200。 底层 JTAG 命令(如jtag::get_speed )总是返回:内部故障。 问题: MPC5200 是否支持任何硬件或软件机制,可以在禁用 JTAG 调试的同时仍然允许 IDCODE 扫描? CCS 识别 MPC5200 时,对 TRST、HRESET、引导程序或 BDM/JTAG 使能引脚是否有已知的要求? 是否有办法从 CCS 获取更详细的附件日志,以确定 IDCODE 扫描后哪个步骤失败? 非常感谢您抽出时间阅读本文。 米哈伊 Re: MPC5200 detected by Codewarrior TAP over JTAG 你好, 您观察到的行为(IDCODE 扫描工作但调试附加失败)与 MPC5200 架构一致。 根据 MPC5200 文档,该设备使用两级 JTAG 结构:一个主 TAP(用于标准 JTAG/IDCODE)和一个从 TAP(用于 CPU 调试,即 e300 COP 接口)。如果从设备 TAP 未启用或未正确选择,JTAG 检测可以工作,但调试器连接将失败。 建议查看: 正确处理 TRST 和复位信号(TAP 必须处于正确状态) 能够在连接过程中重置/固定设备 CPU调试(COP)接口可访问(未被硬件或配置阻止) 正确的 JTAG 链配置和 TAP 选择,尤其是在多设备链中 顺祝商祺! Peter
View full article
S32K396 RTD 5.0.0FlexIO PWM – 「Period [ticks]」パラメータからPWM周期はどのように計算されますか? NXPチームの皆様、こんにちは。 S32K396とRTD 5.0.0、およびFlexIO PWMドライバを使用しています。 私の設定は以下のとおりです。 FLEXIO0_CLK = 160 MHz クロックプリスケーラ = FLEXIO_PWM_IP_CLK_DIV_16 チャネルID = CH_0 PIN ID = PIN_1 生成された構成: const Flexio_Pwm_Ip _ChannelConfigType Flexio_Pwm_Ip _I0_Ch0 = { /* TimerId */ 0 U 、 /* PinId */ 1 U 、 #if (defined(FLEXIO_PWM_IP_HAS_PRESCALER) && (FLEXIO_PWM_IP_HAS_PRESCALER == STD_ON)) /*プリスケーラ*/ FLEXIO_PWM_IP_CLK_DIV_16 、 #endif /* 期間 */ 400 U 、 /* デューティサイクル */ 0 U 、 #if (defined(FLEXIO_PWM_IP_HAS_LOW_MODE) && (FLEXIO_PWM_IP_HAS_LOW_MODE == STD_ON)) /* 極性 */ FLEXIO_PWM_IP_ACTIVE_HIGH 、 #endif /* IrqMode */ FLEXIO_PWM_IP_IRQ_DISABLED 、 /* IPLコールバック */ { /* CbFunction */ NULL_PTR 、 /* CbParameter */ NULL_PTR } 、 /* HLD コールバック */ { /* CbFunction */ NULL_PTR 、 /* CbParameter */ 0 } } ;   私は以下の間の正確な関係を理解しようとしています。 FLEXIOクロック周波数 プリスケーラ 期間 [ティック] デューティサイクル[ティック] 出力PWM周波数 私のサイズは以下の通りです。 期間 デューティ 測定頻度 デューティ 200 100 20kHz 50% 300 100 13.3kHz 33.3% 400 100 27.7kHz 69.4% 500 100 16.3kHz 40% 最初の2つの測定値は、以下のことを示しているようです。 Duty (%) = DutyTicks / PeriodTicks × 100 しかし、FlexIO PWM RTD ドライバの内部で使われている正確なPWM周波数公式を導き出すことはできません。 もう少し詳しく教えていただけますか: FlexIOのPWMドライバが Period(ティック) を出力PWM周波数に変換する際に使う正確な式は何ですか? TIMCMPレジスタは、設定された周期値からどのようにプログラムされるのですか? 有効な期間値の最大値はありますか(例えば、FlexIOタイマーの制限により255カウントなど)? 以下の場合、望ましいPWM周波数(例えば10 kHz)を得るために必要な周期値をどう計算すればよいのでしょうか: FLEXIO0_CLK = 160 MHz プリスケーラー = 16 FlexIOのPWMタイミング計算を説明するアプリケーションノートや参考文書はありますか? 内部タイミング方程式に関する説明があれば大変ありがたいです。 よろしくお願いします。 Re: S32K396 RTD 5.0.0 FlexIO PWM – How is PWM Period Calculated from the "Period [ticks]" こんにちは、 @Esakki さん。 1. あなたの計算式は正しいです。 2. 周期 = 200、デューティ = 100ティックの場合、デュアル8ビットカウンタPWMハイモード(TIMCTL[TIMOD]): TIMCMP = 0x00006363 最上位バイト = 0x63 = 99 → 出力がローの間はデクリメントされる 下位バイト = 0x63 = 99 → 出力がハイの間はデクリメントされる 3. はい、ドライバはFLEXIO_PWM_IP_DEV_ERROR_DETECT = STD_ONのバイトに対して256を超える値を書き込むのを防ぐべきです。 このチェックが無効になっている場合、フィールドがオーバーフローし、それがおそらく発生している問題の根本原因です。 4. 周期(ティック)-勤務時間(ティック)≦256。 このモードでは、指定された入力クロックでは10kHzを実現することはできません。プリスケーラーの値を上げる必要があります。 5. この点はリファレンスマニュアルのみが扱っています。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Any support, information, and technology (“Materials”) provided by NXP are provided AS IS, without any warranty express or implied, and NXP disclaims all direct and indirect liability and damages in connection with the Material to the maximum extent permitted by the applicable law. NXP accepts no liability for any assistance with applications or product design. Materials may only be used in connection with NXP products. Any feedback provided to NXP regarding the Materials may be used by NXP without restriction.     Re: S32K396 RTD 5.0.0 FlexIO PWM – How is PWM Period Calculated from the "Period [ticks]" こんにちは、ダニエルさん。 ご説明ありがとうございます。 期間計算に関して、もう一つ質問があります。 あなたの説明から、デュアル8ビットカウンタのPWMハイモードでは次のようになっていると理解しました。 TIMCMP[15:8] = 期間 - 義務 - 1 TIMCMP[7:0] = 義務 - 1 また、両フィールドともカウント数は256に制限されています。 出力PWM周波数を計算する正確な公式を教えていただけますか: FlexIO入力クロック周波数 プリスケーラ 期間値 例えば、次のような場合: FlexIOクロック = 160MHz プリスケーラー = 256 期間 = 63ティック 想定されるPWM周波数はどれくらいでしょうか? 以下の式を使用します。 PWM周波数 = FlexIOクロック / (プリスケーラ × 周期) およそ9.92kHzになると思われます。 しかし、PWM出力を測定したところ、約3.9kHzであることが確認されました。 同様に、以下についても: プリスケーラー = 16 期間 = 200 計測値は約20kHzで、これは実効PWMクロックが160MHzではなく約64MHzに相当する。 説明していただけますか? FlexIO PWMデュアル8ビットモードにおける正確なPWM周波数計算式。 FlexIO PWMドライバーによって内部で追加のディバイダーやタイマーのスケーリングが適用されるかどうかも重要です。 PWMタイマーが実際に使用しているクロックを特定するには、どのランタイムレジスタまたはクロックソースを確認すればよいでしょうか。 ご協力ありがとうございます。 Re: S32K396 RTD 5.0.0 FlexIO PWM – How is PWM Period Calculated from the "Period [ticks]" こんにちは、 @Esakki さん。 この式はドライバー実装から直接導出できます — Flexio_Pwm_Ip_UpdatePeriodDuty(参照): Flexio_Pwm_Ip_SetLowerValue(Base, Channel, (uint8)(DutyCycle - 1U)); Flexio_Pwm_Ip_SetUpperValue(Base, Channel, (uint8)(Period - DutyCycle - 1U)); したがって、TIMMPへのマッピングは次の通りです: 下位8ビット = デューティサイクル - 1 上位8ビット = 周期 - デューティサイクル - 1 Flexio_Pwm_Ip_GetPeriod () から: 周期 = 上限 + 下限 + 2 周期 = (デューティサイクル - 1) + (周期 - デューティサイクル - 1) + 2 f_pwm = Input_FlexIO_CLK (プリコール済み) / 周期 デューティ比(%)=デューティサイクル/期間×100 例(FLEXIOクロック=160MHz、プリスケーラ=16→10MHzタイマークロック): 周期 = 200ティック -- f_pwm = 10 MHz / 200 = 50 kHz よろしくお願いいたします。 ダニエル   Re: S32K396 RTD 5.0.0 FlexIO PWM – How is PWM Period Calculated from the "Period [ticks]" こんにちは、ダニエルさん。 詳細な説明と頻度の計算式をありがとうございました。 式によれば: f_pwm = FlexIO_Input_Clock (プリスケーラ後) / 周期 私の設定では: FlexIOクロック = 160MHz プリスケーラー = 256 期間 = 63 私はこう予想します: f_pwm = 160 MHz / (256 × 63) = 9.92 kHz しかし、オシロスコープで測定すると、PWM周波数は約3.9kHzである。 同様に、以下についても: プリスケーラー = 16 期間 = 200 私が計測したところ約20kHzでしたが、FlexIOクロックが160MHzの場合、計算式では50kHzと予測されます。 何かアドバイスをいただけますか: FlexIOのPWMドライバは、クロックソースを使っている場合、設定されたFLEXIO0_CLKとは違いますか? 内部的に追加の分周器やクロックスケーリングが適用されていますか? FlexIO PWMタイマーで実際に使用されているランタイムクロック周波数を検証する推奨方法は何ですか? 測定されたPWM周波数が、設定された160MHzのFlexIOクロックを使用して計算された周波数と一致しない理由を理解したいです。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 エサッキ Re: S32K396 RTD 5.0.0 FlexIO PWM – How is PWM Period Calculated from the "Period [ticks]" こんにちは、 @Esakki さん。 再現できません。 f_timer = 160 MHz / 256 = 625 kHz T_pwm = 周期 / f_timer = 200 / 625000 = 320 µs 関税 = 100 / 200 = 50% T_pwm = 周期 / f_timer = 63 / 625000 約100.8マイクロ秒   税率 = 10 / 63 ≈ 15.87% Flexio_Pwm_Ip_Example_DS RTD のサンプルを使ってテストしました。 Flexio_Pwm_Ip_UpdatePeriodDuty(INSTANCE_0、FLEXIO_PWM_IP_CHANNEL_1、63U、10U); 問題を再現できる簡単なテストプロジェクトを作成し、ここで共有してください。そうすればテストできます。 あなたが共有してくれた結果から判断すると、あなたの設定におけるFlexIOの入力クロックは64MHzのようです。 CLKOUTを使ってシステムクロックを出力できます。 BR、ダニエル
View full article
s32k322 启动问题 HI 我们 我们遇到了 一个 异常 在 开发 与 的 S32K322 微控制器进行开发时 使用 热电阻 版本 6.0.0.为了 消除 来自 上层 应用程序 代码的 干扰 , 我们 创建 了一个 空白 的 S32K322 项目, 对其进行了 编译 , 并 成功地 将其 刷 新 到 目标 板 上 。但是, 我们 观察 到 , 当 在 启动 代码 中 执行 禁用 WDG0 (看门狗 0 ) 的 汇 编代码时, 芯片 会 立即 触发信号 HardF a ult 异常。经 调查、 我们 发现 我们发现 内存 内存 地址 范围 0x404800 至 0x414000 是 全部 充满了 全部被 0xFFFFFFFF.有意思的是 当 当 装配 代码 的 停用 WDG0 的汇编代码 删除、 数据 数据 中的 内存中的 内存 区域 返回 恢复正常。 正常。我们 我们将 非常感谢 感谢 任何 协助 提供 提供 a 解决方案 或 进一步 故障排除 建议 顺祝商祺! 李永祥 Re: s32k322 boot issue 你好,我是@danielmartynek、 MCU 上未安装 HSE_FW,Project_Settings/Startup_Code/startup_cm7.s 中的 Reset_Handler 是 MCU 的入口。这个问题在我们所有的 s32k322 MCU 上都存在。 顺祝商祺! 李永祥 Re: s32k322 boot issue 你好,我是@李永祥、 MCU 上是否安装了 HSE_FW? 你还有更多可以重现问题的 MCU/板吗? 谢谢 Re: s32k322 boot issue 你好@丹尼尔-马蒂内克 补充说明:一旦我们删除了禁用 WDG0 的代码,MCU 就能正常启动。但是,连接调试器仍然经常会触发硬故障——我们怀疑监视程序可能超时,但我们不能 100% 确定。希望这有助于分析。 顺祝商祺! 李永祥 Re: s32k322 boot issue 你好,@丹尼尔-马蒂内克 感谢您的回复,以下是 S32DS 使用 RTD6.0.0 生成的空白项目。 顺祝商祺! 李永祥 Re: s32k322 boot issue 你好,我是@李永祥、 你能否将空白项目和二进制一起分享以便我对其进行测试? 谢谢! BR,丹尼尔 Re: s32k322 boot issue 填充 0x 404800 到 0x 414000 范围的 0x FFFFFFF 也会导致 init_data_ bss 加载错误,len 将被识别为 0x ffffffff,MCU 启动将失败。 Re: s32k322 boot issue 感谢您的答复!看门狗由 Project_Settings/Startup_Code/startup_cm7.s 中的启动代码关闭,而不是由我的逻辑关闭。当 MCU 执行 "ldr r0, =0x40270000 "时,MCU 将陷入硬故障。 Re: s32k322 boot issue 看门狗可能会保护被误删的内存区域。启用看门狗可使 MCU 处于保护之下 Re: s32k322 boot issue 你好@YongxiangLi, 你所观察到的出乎意料。 我这边无法复现这种现象,这正是预期的结果。 默认情况下,SWT_0 WDOG 处于禁用状态(CR [WEN] = 0),除非启用了 HSE_FW 并且在启动配置字中配置了 APP_SWT_INIT。 SWT_0 模块默认也已启用时钟,因此访问它应该不会引起任何问题。 PRTN1_COFB0_CLKEN[28] PRTN1_COFB0_STAT[28] 在执行该例程之前,请检查所有相关的 ME_ME 和 SWT 寄存器。 此外,请阅读以下 ID 寄存器文档,以排除任何相关问题: SIUL2 MCU ID 寄存器 #1 (MIDR1) SIUL2 MCU ID 寄存器 #2 (MIDR2) BR,丹尼尔
View full article
S32K328マイクロコントローラのCPU/熱負荷 私たちのプロジェクトでは、S32K328マイクロコントローラのCPU/熱負荷を実装するための支援が必要です。CPU/熱負荷をテストするためのAPIを教えてください。マルチコアで実行するための手順をすべて教えてください。 Re: CPU /Thermal load for S32K328 micro controller こんにちは、 S32K3には、「CPU/熱負荷テスト」専用の単一RTD APIはありません。通常、これは次のように実装されます。 アプリケーションのビジーループまたはRTOSタスクを使用して各コアにCPU負荷を生成する - ADC APIを介した内部TempSense経路によるダイ温度の監視 温度監視については、ADC TempSense APIをご確認ください。 Adc_Sar_Ip_TempSenseEnable() Adc_Sar_Ip_GetConvData() Adc_Sar_Ip_TempSenseCalculateTemp() 詳細については、例えばhttps://community.nxp.com/t5/S32K/Internal-Temperature-sensor/mp/1688673を参照してください。 S32K328でのマルチコア実行の場合: - S32K3マルチコアRTDプロジェクトを作成/使用する - NXPマルチコア起動フローを使用してセカンダリコアを起動します。 - 各コアでCPUストレステストを実行する - 定期的にTempSenseを読み取り、負荷に対する温度を記録する マルチコアプロジェクト生成ガイドについては、以下のリンクを参照してください。 https://community.nxp.com/t5/S32K/Multicore-applications-on-the-S32K3-series-processors/mp/2050051 BR、ペトル Re: CPU /Thermal load for S32K328 micro controller S32K UMによると、内部には温度センサ(TempSense)が搭載されています。S32 DESIGN STUDIO SDK には何らかのルーチンがあるのかもしれません。
View full article
你需要知道的 Epicooler 评论? 夏天炎热难耐,但又不想使用笨重的空调?这可能正是你所需要的。 这款小巧、无叶片的个人散热风扇专为需要安静、便携式解暑的人设计,无需复杂的安装或高昂的能源费用。它有三种速度设置、自动振荡、运行时间长达 8 小时的可充电电池,以及可增加冷却效果的 500 毫升水箱。 它的无叶片设计使其在儿童和宠物周围非常安全,而低噪音电机意味着它不会打扰你的睡眠或工作。
View full article