2152741_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2152741_zh-CN

2152741_zh-CN

在 MPC5748G MCU 的扩展 SPI 模式下,EOQF 标志未被设置

你好,团队、

我在 MPC5748G MCU 中使用扩展 SPI 模式进行 32 位帧传输,发现传输结束时 EOQF 标志没有被设置。我在 MPC5777C MCU 上使用了相同的代码,一切正常。

你知道为什么会出现这个问题吗?任何建议或想法都会被极大地采纳。

期待您的真知灼见。

谢谢!


此致,

克里希纳


用于 i.MX RT 的 eIQ 机器学习软件Re: EOQF flag is not getting set in EXTENDED SPI mode in MPC5748G MCU

你好,伊谢、


谢谢您的答复。我已正确配置 SPI 模块以传输 32 位帧,如果不查看 EOQ 标志,读取和写入均可在 MPC5748 中正常工作。我还设置了 EOQ 标志,以便传输最后一个字,但模块不承认这一点。

仅供参考,我不在 EOQ 中使用中断我正在轮询寻找那个标志。

您提到"虚假队列结束语" ,能否请您解释一下这是什么意思?


谢谢!

此致,

克里希纳


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 12:49 AM
Updated by: