imx8 bitbake 可扩展 SDK 错误 大家好 我需要可扩展的 SDK。 我可以通过命令构建 SDK bitbake imx图像full-c populate_sdk, 但无法通过命令构建可扩展的 SDK bitbake imx 图像完整-c populate_sdk_ext。 我尝试了 cleanall imx-image-full 和 changong python 版本 2 和 3。 但都不起作用? 有人可以给我建议吗?谢谢。 错误信息如下: 加载缓存:100% |############################################# ##| Time: 0:00:00 Loaded 4640 entries from dependency cache. Parsing recipes: 100% |## ########################################| 时间:0:00:00 3218 .bb 的解析文件已完成(3217 个已缓存,1 个已解析)。4641 个目标,464 个被跳过,1 个被屏蔽,0 个错误。 注意:解决任何缺失的任务队列依赖关系 构建配置: BB_VERSION = "1.44.0" BUILD_SYS =“x86_64-linux” NATIVELSBSTRING =“ubuntu-20.04” TARGET_SYS =“aarch64-poky-linux” 机器 = “imx8mqevk” 发行版 = “fsl-imx-wayland” 发行版本 = "5.4-zeus" TUNE_FEATURES = “aarch64 cortexa53 crc 加密” 目标FPU = "" 元 元狭小 =“头:d88d62c20d7d8da85f02edb170dae0280624ad7e” 元 元多媒体 meta-python =“HEAD:2b5dd1eb81cd08bc065bc76125f2856e9383e98b” 元飞思卡尔=“HEAD:14f1a630a47375432f93c556927b879b51d84c4e” meta-freescale-3rdparty =“HEAD:dbcc686f52c3c84db8cb86aa8973a4e373651b98” meta-freescale-distro =“HEAD:ca27d12e4964d1336e662bcc60184bbff526c857” 元bsp 元 SDK meta-ml =“HEAD:7f0abf664d65ab9f03f85a1d16ab54e0d1134a9b” meta-nxp-demo-experience =“HEAD:03904c493469907a2829cf29df7ab060f9c664a6” 元浏览器 =“HEAD:ee3be3b5986a4aa0e73df2204a625ae1fe5df37e” meta-rust =“HEAD:53bfa324891966a2daf5d36dc13d4a43725aebed” meta-clang =“HEAD:711e593d5984aad3bf35c51b7ac4482982bc16c7” 元侏儒 元网络 元文件系统 = “HEAD:2b5dd1eb81cd08bc065bc76125f2856e9383e98b” meta-qt5 =“HEAD:21ce4c124d9a972d9122f87c64ac2773bf04c284” meta-python2 =“HEAD:4400f9155ec193d028208cf0c66aeed2ba2b00ab” 警告:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-bsp/recipes-kernel/linux/linux-imx_5.4.bb:do_compile 因强制运行而受到污染 警告:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-bsp/recipes-kernel/linux/linux-imx_5.4.bb:do_deploy 因强制运行而受到污染 警告:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-bsp/recipes-bsp/u-boot/u-boot-imx_2020.04.bb:do_compile 因强制运行而受到污染 警告:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-bsp/recipes-bsp/u-boot/u-boot-imx_2020.04.bb:do_deploy 因强制运行而受到污染 初始化任务:100% |##########################################| 时间:0:00:02 状态摘要:求购 0 找到 0 错过 0 当前 4036(0% 匹配,100% 完成) 注意:执行任务 注:场景任务已完成 错误:imx-image-full-1.0-r0do_sdk_depends: 在 exec_python_func() 自动生成中执行 python 函数时出错: 导致此异常/失败的 python 调用的堆栈跟踪是: 文件:'exec_python_func() 自动生成',行号:2,功能: 0001: *** 0002:扩展配方_系统根目录(d) 0003: 文件:'/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/poky/meta/classes/staging.bbclass',lineno:551,功能:extend_recipe_sysroot 0547:目标=新清单[l] 0548:如果 l.endswith(“/”): 0549:staging_copydir(l,targetdir,dest,seedirs) 0550:继续 *** 0551:staging_copyfile(l,targetdir,dest,postinsts,seedirs) 0552: 0553: bb.note("已安装到 sysroot:%s" % str(msg_adding)) 0554: bb.note("跳过,因为 sysroot 中已经存在:%s" % str(msg_exists)) 0555: 文件:'/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/poky/meta/classes/staging.bbclass',lineno:144,功能:staging_copyfile 0140: 如果 os.path.islink(c): 0141: linkto = os.readlink(c) 0142:如果 os.path.lexists(dest): 0143:如果不是 os.path.islink(dest): *** 0144: 引发 OSError(errno.EEXIST, "链接 %s 已作为文件存在" % dest, dest) 0145:如果 os.readlink(dest)==linkto: 0146:返回目的地 0147: raise OSError(errno.EEXIST, "链接 %s 已经存在于不同的位置?(%s 与 %s)” % (dest, os.readlink(dest), linkto), dest) 0148:os.symlink(链接到,目标) 异常:FileExistsError:[Errno 17] 链接 /home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/build-wayland/tmp/work/imx8mqevk-poky-linux/imx-image-full/1.0-r0/recipe-sysroot/lib 已作为文件存在:'/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/build-wayland/tmp/work/imx8mqevk-poky-linux/imx-image-full/1.0-r0/recipe-sysroot/lib' 错误:故障日志文件存储在:/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/build-wayland/tmp/work/imx8mqevk-poky-linux/imx-image-full/1.0-r0/temp/log.do_sdk_depends.835827 错误:任务(/home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-sdk/dynamic-layers/qt5-layer/recipes-fsl/images/imx-image-full.bb:do_sdk_depends)失败,退出代码为“1” 注意:任务摘要:尝试了 10496 个任务,其中 10495 个不需要重新运行,1 个失败。 摘要:1 个任务失败: /home/sysgration/imx8_5_4/imx8-yocto-bsp/sources/meta-imx/meta-sdk/dynamic-layers/qt5-layer/recipes-fsl/images/imx-image-full.bb:do_sdk_depends 摘要:显示了 5 条警告消息。 摘要:显示 1 条错误消息,返回非零退出代码。
查看全文