Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
IMX219カメラとIMX95-15x15 FRDMの統合に関する問題 こんにちは、皆さん。 私はFRDM-IMX95(IMX95-15x15-lpddr4x-frdm)でSony IMX219カメラをAN15033(i.MX Camera ソフトウェア Pack, BSP LF6.18.2-1.0.0)、セクション3.2(事前コンパイル済みバイナリ)を使って起動しようとしています。カメラが検出されません。 **私がしたこと** - 事前に構築されたLF6.18.2-1.0.0イメージを起動しました - IMX219バイナリディレクトリ(i.MX95-15x15-FRDM-LPDDR4x)からcopy_binaries.shを実行しました。 - U-Boot で: setenv fdtfile imx95-15x15-frdm-imx219-isp.dtb;saveenv;ブート - カメラ:標準の15ピンIMX219モジュール(モジュールとFPCケーブルはピン同士で接続されピン同士で、カメラはSTM32mp2およびRpiで動作)。 **私が見たもの** -nxp-neo-uguzzi/ および cam -l (LIBCAMERA_IPA_MODULE_PATH=/usr/lib/libcamera/ipaLIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST='nxp/neo,imx8-isi,uvc' をエクスポートした場合): libcamera v0.0.0+6489-lf-6.18.2-1.0.0 利用可能なカメラ: (空の) DMESG: root@imx95-15x15-LPDDR4x-frdm:~# DMESG |grep "IMX219" [ 0.479570] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 0.533110] /soc/csi@4ad30000: /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 の固定依存サイクル [ 0.670857] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 0.712509] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 0.784500] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 0.802395] /soc/csi@4ad30000: /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 を含む固定依存サイクル [ 3.664050] /soc/csi@4ad30000: /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 を含む固定依存サイクル [ 3.673513] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:/soc/csi@4ad30000 を含む固定依存サイクル [ 9.425624] IMX219 3-0010: ダミーレギュレーター使用中、供給VANAが見つかりません [ 9.436000] IMX219 3-0010: ダミーレギュレーター使用中、供給VDIGが見つかりません [ 9.443871] IMX219 3-0010: ダミーレギュレーター使用中、供給VDDLが見つかりません [ 9.462659 imx219 3-0010: エラー読み取り reg 0x0000: -5 [ 9.468287] IMX219 3-0010: エラー -EIO: チップID 219を読み取れなかった [ 9.478088] IMX219 3-0010: ドライバー付きIMX219のプローブがエラー-5で失敗 カメラを再装着した後、エラーは-5(-EIO)に変わり、「チップIDの読み取りに失敗しました」という同じメッセージが表示されました。 i2cdetect: i2c-2 (42530000.i2c) の 0x10 には何もありませんでしたまたは i2c-3 (42540000.i2c)。関連性のないデバイスのみが表示されます(バス3の0x33、0x4c、0x62、バス2の0x50、0x52にあるUU)。 imx219モジュールは読み込まれ、DTノードも存在し、neoispプローブも成功しているので、センサーが届かない/電源が入っていない可能性があり、libcameraやドライバーの問題ではないようです。 **観察結果** - DTノードは/soc/bus@42000000/i2c@42540000 (i2c-3)の下にあるimx219@10です。AN15033のセクション3.4では、パスが.../i2c@42530000/imx219@10と示されていますが、これは私のものと一致しません。これはメモの誤植ですか? - ノードにreset-gpiosがあります。gpioinfo は、プローブが失敗した後に、出力として「MIPI-CSI カメラリセット」(19 行目) を表示し、コンシューマーは表示されません。 **質問** 1. AN15033は、RPI-CAM-MINISASアダプタと22ピン-15ピンFPCケーブルを介してカメラを接続します。そのアダプターは必須ですか?それとも、通常の15ピンから22ピンへの変換ケーブルで十分ですか? 注:ピン同士が一致しています。 2. このソフトウェアパックでFRDM-IMX95でIMX219を動かした方はいらっしゃいますか?もしそうなら、どのモジュールとケーブルで使ったのでしょうか? 私が使用しているカメラはこちらです: https://probots.co.in/8mp-imx219-camera-module-77-fov-raspberry-pi-5.html BR アマン・シャルマ Yocto Project
查看全文
ライセンスがありません こんにちは:私のS32 Design Studioのライセンス(S32 Design Studio for S32 DS for ARM v.2.2)がもうすぐ期限切れになります。確認して延長してもらえますか?アクティベーションコード: 7FC9-0FD2-6345-A5F8 ありがとうございます。
查看全文
LPC1768におけるIAP RAM予約に関する説明 私が保守を担当している旧式のLPC1768/9 MBEDプロジェクトには、使用可能なRAM範囲の上限を32バイト狭めるリンカスクリプトがあります。つまり、SRAMの実際のサイズは32kで開始アドレスは0x10000000であるのに対し、強制的に設定された終了アドレスは0x10007FE0(予想される0x10008000ではなく)である。これに関する簡単な説明は、「IAP機能で使用される」というものだった。 これは本当ですか?IAP APIには、固定アドレスのメモリを使用する部分はありますか?もしそうなら、なぜそうなるのか、ドキュメントリンクやもっと詳しい説明をお持ちの方はいらっしゃいますか? LPC17xx
查看全文
GUIGuider-2.0.1で画面ファイルにカスタムコードを追加して再コンパイルすると、追加したコードが削除されます。     // screen_3 カスタムコード カスタムコードを追加して再コンパイルすると、画像中の赤い枠で囲まれた部分に示すように、追加したカスタムコードが削除されます。これはなぜでしょうか? Re: GUIGuider-2.0.1 在屏幕文件下添加自定义代码重新生成编译,会把添加的代码删除 こんにちは、@zzy2892さん カスタムコードを追加するには、生成された画面ファイルを直接変更するのではなく、指定された場所にコードを追加する必要があります。これは、コードが生成されるたびに、対応する画面ファイルが再生成されるためです。詳細については、https://docs.mcuxpresso.nxp.com/guiguider/latest/UG/advanced_usage.html#custom-code-integration のドキュメントを参照してください。 BR
查看全文
mcxn947 开启加密后,对dual bank A B区固件升级是否有什么影响? On the MCXN947, what impact does enabling firmware encryption have on Dual Bank A、B firmware updates? For example, the application is currently running from Bank A. A new firmware image is downloaded to Bank B, and then the address mapping is swapped so that the application runs from Bank B. When firmware encryption is enabled, will it affect this process? Are there any additional considerations or modifications required for downloading the firmware, swapping the address mapping, or booting the application from Bank B?
查看全文
S32K3 HSE AB Swap: 10s cyclic HSE-SWT reset Hi all, I'm using the HSE AB Swap function on S32K364. After downloading the application via UDS and calling HSE_ActivatePassiveBlock followed by a functional reset, the MCU resets cyclically every 10 seconds. The reset reason is MCU_HSE_SWT_RST_RESET. At this moment, HSE_CONFIG_GPR3 (0x4039c028) reads 0x81F00C1. The register bit indicates: Application read/execute is blocked from flash Block X, as HSE FW is performing flash write operation on this block. Application program and erase is also blocked for Block X After one PE debugger attach operation, the cyclic reset stops and the system works normally. The value of HSE_CONFIG_GPR3 changes to 0xC1. I’m stuck on this issue and would appreciate any hints or suggestions. Thanks a lot! 回复: S32K3 HSE AB Swap: 10s cyclic HSE-SWT reset The issue has been resolved. Root cause: The PLL was initialized in boot code before `HSE_STATUS_INIT_OK`, which caused abnormal HSE initialization and triggered the HSE watchdog, resulting in chip reset. Moving PLL initialization to after `HSE_STATUS_INIT_OK` fixes the problem.
查看全文
S32K3 HSE AB スワップ: 10 秒周期の HSE-SWT リセット こんにちは、皆さん。 私はS32K364でHSE ABスワップ機能を使用しています。UDS経由でアプリケーションをダウンロードし、HSE_ActivatePassiveBlockを呼び出した後、機能リセットを行うと、MCUは10秒ごとに周期的にリセットされます。リセット理由はMCU_HSE_SWT_RST_RESETです。現時点では、HSE_CONFIG_GPR3 (0x4039c028) は 0x81F00C1 を読み取っています。レジスタビットは次のように示します:アプリケーションの読み出し/実行はフラッシュブロックXからブロックされており、HSE FWがこのブロックに対してフラッシュ書き込み操作を行っています。アプリケーションプログラムと消去もブロックXでブロックされます PEデバッガーのアタッチ操作が1回完了すると、周期的なリセットが停止し、システムは正常に動作するようになります。HSE_CONFIG_GPR3の値が0xC1に変更されます。 この問題で行き詰まっており、何かヒントやアドバイスをいただけると大変助かります。どうもありがとう! 回复: S32K3 HSE AB Swap: 10s cyclic HSE-SWT reset 問題は解決しました。 根本原因:ブートコード内で`HSE_STATUS_INIT_OK`より前にPLLが初期化されたため、HSEの初期化が異常になり、HSEウォッチドッグが作動してチップがリセットされました。 PLLの初期化を`HSE_STATUS_INIT_OK`の後に行うように変更すると、問題が解決します。
查看全文
mcxn947开启加密后,对双银行A B区固件升级是否有什么影响? 在 MCXN947 上,启用固件加密对双库 A、B 固件更新有何影响? 例如,应用程序当前在 Bank A 上运行。将新的固件映像下载到 Bank B,然后交换地址映射,以便应用程序在 Bank B 上运行。 启用固件加密后,这会影响此过程吗?从 Bank B 下载固件、交换地址映射或启动应用程序是否需要任何额外的注意事项或修改?
查看全文
Adding custom code to the screen file and recompiling in GUIGuider-2.0.1 will delete the added code.     // screen_3 custom code Adding custom code and recompiling will delete the added custom code, as shown in the red box in the image. What could be the reason for this? Re: GUIGuider-2.0.1 在屏幕文件下添加自定义代码重新生成编译,会把添加的代码删除 Hello @zzy2892 Adding custom code requires adding the code to a specified location, rather than modifying it directly in the generated screen file. This is because the corresponding screen file is regenerated every time code is generated. You can refer to the documentation at https://docs.mcuxpresso.nxp.com/guiguider/latest/UG/advanced_usage.html#custom-code-integration BR
查看全文
GUIGuider-2.0.1 在屏幕文件下添加自定义代码重新生成编译,会把添加的代码删除     // screen_3 custom code 后面添加自定义代码,重新编译会把添加的自定义代码给删除,如图中红色框所示。请问是什么原因呢? Re: GUIGuider-2.0.1 在屏幕文件下添加自定义代码重新生成编译,会把添加的代码删除 Hello @zzy2892       添加custom code 需要在指定的位置添加代码,而不是直接在生成的screen 文件下修改。因为每次生成代码时,会重新生成对应的screen 文件。您可以参考文档 https://docs.mcuxpresso.nxp.com/guiguider/latest/UG/advanced_usage.html#custom-code-integration BR
查看全文
imx219 相机与 IMX95-15x15 frdm 的集成问题 大家好, 我正在尝试使用 AN15033(i.MX 相机软件包,电路板支持包 LF6.18.2-1.0.0)第 3.2 节(预编译二进制文件)在 FRDM-IMX95(imx95-15x15-lpddr4x-frdm)上启动 Sony IMX219 相机。未检测到摄像头。 我做了什么 - 启动了预编译的 LF6.18.2-1.0.0 镜像 - 从 IMX219 二进制文件目录 (i.MX95-15x15-FRDM-LPDDR4x) 运行 copy_binaries.sh - 在 U-Boot 中:setenv fdtfile imx95-15x15-frdm-imx219-isp.dtb;保存环境变量;启动 - 摄像头:标准 15 针 IMX219 模块(模块和 FPC 电缆均已连接,引脚匹配,摄像头可与 STM32mp2 和 Rpi 配合使用)。 **我所看到的** -nxp-neo-uguzzi/ 和 cam -l(已导出 LIBCAMERA_IPA_MODULE_PATH=/usr/lib/libcamera/ipaLIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST='nxp/neo,imx8-isi,uvc'): libcamera v0.0.0+6489-lf-6.18.2-1.0.0 可用摄像头: (空的) dmesg: root@imx95-15x15-lpddr4x-frdm:~# dmesg | grep "imx219" [ 0.479570] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 0.533110] /soc/csi@4ad30000:修复了与 /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 的依赖循环 [ 0.670857] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 0.712509] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 0.784500] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 0.802395] /soc/csi@4ad30000:修复了与 /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 的依赖循环 [ 3.664050] /soc/csi@4ad30000:修复了与 /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 的依赖循环 [ 3.673513] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10:修复了与 /soc/csi@4ad30000 的依赖循环 [ 9.425624] imx219 3-0010:未找到 VANA 电源,使用虚拟稳压器 [ 9.436000] imx219 3-0010:未找到电源 VDIG,使用虚拟稳压器 [ 9.443871] imx219 3-0010:未找到电源 VDDL,使用虚拟稳压器 [ 9.462659] imx219 3-0010: 读取寄存器 0x0000 时出错:-5 [ 9.468287] imx219 3-0010: 错误 -EIO: 读取芯片 ID 219 失败 [ 9.478088] imx219 3-0010:使用驱动程序 imx219 进行探测失败,错误代码为 -5 重新安装摄像头后,错误变为 -5 (-EIO),仍然显示“无法读取芯片 ID”。 i2cdetect:i2c-2 (42530000.i2c) 上 0x10 处没有信号或 i2c-3 (42540000.i2c)。仅显示不相关的设备(总线 3 上的 UU 为 0x33、0x4c、0x62;总线 2 上的 UU 为 0x50 和 0x52)。 imx219 模块已加载,DT 节点存在,neoisp 探测成功,因此这看起来像是传感器无法访问/供电,而不是 libcamera 或驱动程序问题。 **观察结果** - DT 节点是 imx219@10,位于 /soc/bus@42000000/i2c@42540000 (i2c-3) 下。AN15033 第 3.4 节显示路径为 .../i2c@42530000/imx219@10,这与我的路径不符。这是笔记中的拼写错误吗? - 该节点具有 reset-gpios 功能。gpioinfo 显示“MIPI-CSI 相机重置”(第 19 行)作为输出,但在探测失败后没有使用者。 **问题** 1. AN15033 通过 RPI-CAM-MINISAS 适配器和 22 针至 15 针 FPC 电缆连接相机。是否需要适配器,还是普通的 15 针转 22 针电缆就足够了? 注意:引脚对引脚匹配。 2. 有没有人用这个软件包在 FRDM-IMX95 上成功运行过 IMX219?如果有,使用的是哪个模块和电缆? 这是我使用的摄像头: https://probots.co.in/8mp-imx219-camera-module-77-fov-raspberry-pi-5.html BR 阿曼·夏尔马 Yocto Project
查看全文
S32K3 HSE AB 交换:10 秒循环 HSE-SWT RESET 大家好, 我正在使用 S32K364 上的 HSE AB Swap 功能。通过 UDS 下载应用程序并调用 HSE_ActivatePassiveBlock,然后进行功能 RESET 后,MCU 每 10 秒循环 RESET 一次。复位原因是 MCU_HSE_SWT_RST_RESET。此刻,HSE_CONFIG_GPR3 (0x4039c028) 读取 0x81F00C1。寄存器位指示:由于 HSE 固件正在对闪存块 X 执行闪存写入操作,因此应用程序无法从该块读取/执行数据。应用程序和擦除功能也被 Block X 阻止。 执行一次 PE 调试器附加操作后,循环复位停止,系统正常工作。HSE_CONFIG_GPR3 的值变为 0xC1。 我被这个问题难住了,希望能得到一些提示或建议。多谢! 回复: S32K3 HSE AB Swap: 10s cyclic HSE-SWT reset 问题已解决。 根本原因:在启动代码中,PLL 在 `HSE_STATUS_INIT_OK` 之前初始化,导致 HSE 初始化异常并触发信号 HSE 看门狗,从而导致芯片复位。 将 PLL 初始化移到 `HSE_STATUS_INIT_OK` 之后可以解决该问题。
查看全文
imx219 camera integration issue with IMX95-15x15 frdm Hi all, I'm trying to bring up a Sony IMX219 camera on the FRDM-IMX95 (imx95-15x15-lpddr4x-frdm) using AN15033 (i.MX Camera Software Pack, BSP LF6.18.2-1.0.0), section 3.2 (precompiled binaries). The camera is not detected. **What I did** - Booted the prebuilt LF6.18.2-1.0.0 image - Ran copy_binaries.sh from the IMX219 binaries directory (i.MX95-15x15-FRDM-LPDDR4x) - In U-Boot: setenv fdtfile imx95-15x15-frdm-imx219-isp.dtb; saveenv; boot - Camera: standard 15-pin IMX219 module (the module and FPC cable both are connected and pin to pin match and the camera is working with STM32mp2 and Rpi). **What I see** -nxp-neo-uguzzi/ and cam -l (with LIBCAMERA_IPA_MODULE_PATH=/usr/lib/libcamera/ipaLIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST='nxp/neo,imx8-isi,uvc' exported): libcamera v0.0.0+6489-lf-6.18.2-1.0.0 Available cameras: (empty) dmesg: root@imx95-15x15-lpddr4x-frdm:~# dmesg | grep "imx219" [ 0.479570] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 0.533110] /soc/csi@4ad30000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 [ 0.670857] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 0.712509] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 0.784500] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 0.802395] /soc/csi@4ad30000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 [ 3.664050] /soc/csi@4ad30000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10 [ 3.673513] /soc/bus@42000000/i2c@42540000/imx219@10: Fixed dependency cycle(s) with /soc/csi@4ad30000 [ 9.425624] imx219 3-0010: supply VANA not found, using dummy regulator [ 9.436000] imx219 3-0010: supply VDIG not found, using dummy regulator [ 9.443871] imx219 3-0010: supply VDDL not found, using dummy regulator [ 9.462659] imx219 3-0010: Error reading reg 0x0000: -5 [ 9.468287] imx219 3-0010: error -EIO: failed to read chip id 219 [ 9.478088] imx219 3-0010: probe with driver imx219 failed with error -5 After reseating the camera the error changed to -5 (-EIO), same "failed to read chip id". i2cdetect: nothing at 0x10 on i2c-2 (42530000.i2c) or i2c-3 (42540000.i2c). Only unrelated devices show up (UU at 0x33, 0x4c, 0x62 on bus 3; 0x50 and 0x52 on bus 2). The imx219 module is loaded, the DT node exists, and the neoisp probe succeeds, so this looks like the sensor is not reachable/powered rather than a libcamera or driver issue. **Observations** - The DT node is imx219@10 under /soc/bus@42000000/i2c@42540000 (i2c-3). AN15033 section 3.4 shows the path as .../i2c@42530000/imx219@10, which doesn't match what I have. Is this a typo in the note? - The node has reset-gpios. gpioinfo shows "MIPI-CSI camera reset" (line 19) as an output with no consumer after the probe fails. **Questions** 1. AN15033 connects the camera via the RPI-CAM-MINISAS adaptor plus a 22-pin to 15-pin FPC cable. Is that adaptor required, or is a plain 15-to-22-pin cable enough? Note: Pin to pin matched. 2. Has anyone gotten the IMX219 working on the FRDM-IMX95 with this software pack, and if so, with which exact module and cable? Here is the camera im using : https://probots.co.in/8mp-imx219-camera-module-77-fov-raspberry-pi-5.html BR  Aman Sharma Yocto Project
查看全文
驾照缺失 您好:我的 S32 Design Studio for S32 DS for ARM v.2.2 许可证即将到期。您能帮我检查并延长一下吗?激活码: 7FC9-0FD2-6345-A5F8 谢谢。
查看全文
Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 In a legacy LPC1768/9 MBED project I have to maintain, there is a linker script that narrows the usable RAM range on the top end by 32 bytes. In other words, whereas the true size of SRAM is 32k and the start address is 0x10000000, the imposed end address is 0x10007FE0 (instead of 0x10008000 as one would expect). The brief explanation given for this was "used by IAP functions". Is this true? Is there some fixed-address memory use of the IAP API? If so, does anyone have a documentation link or more explanation as to why this is? LPC17xx
查看全文
LPC1768 上 IAP RAM 预留的说明 在我需要维护的旧版 LPC1768/9 MBED 项目中,有一个链接器脚本将可用 RAM 范围的上限缩小了 32 字节。换句话说,虽然 SRAM 的实际大小为 32k,起始地址为 0x10000000,但强制结束地址为 0x10007FE0(而不是人们所期望的 0x10008000)。对此给出的简要解释是“用于 IAP 功能”。 这是真的吗?IAP API 是否存在固定地址内存使用?如果是这样,请问有人能提供相关文档链接或更详细的解释吗? LPC17xx
查看全文
Lisence missing Hi: My license of S32 Design Studio for S32 DS for ARM v.2.2 is about to expire. Could you help check and extend it for me? Activation code: 7FC9-0FD2-6345-A5F8 Thanks.
查看全文
mcxn947 开启加密後、デュアル バンク A B 区固体物質昇级に何かがあるかどうか? MCXN947において、ファームウェア暗号化を有効にすると、デュアルバンクA、Bのファームウェアアップデートにどのような影響がありますか? 例えば、アプリケーションは現在バンクAから実行されています。新しいファームウェアイメージをバンクBにダウンロードし、その後アドレスマッピングを入れ替えてアプリケーションをバンクBから実行します。 ファームウェアの暗号化が有効になっている場合、このプロセスに影響はありますか?ファームウェアのダウンロード、アドレスマッピングの交換、バンクBからのアプリケーション起動の際に、追加の注意点や修正が必要ですか?
查看全文
Best Instant URL Indexing Tools to Boost Your SEO Results Rocket Indexer is widely considered the best overall instant indexing platform for fast URL and backlink discovery. Top Instant Indexers • Rocket Indexer: Uses a real-time ping system that routinely triggers crawler visits within a few minutes with high success rates. Plans start at affordable credit tiers. • Indexional: Performs strongly for fast backlink and content indexing, capable of routing new links across multiple discovery and AI/LM surfaces quickly.
查看全文
日常的な視聴において、信頼できるストリーミングサービスとはどのようなものか? オンラインストリーミングサービスを比較する際、最も重要な要素は再生の安定性、画質、デバイスとの互換性、そしてコンテンツの更新頻度だと思います。 様々な選択肢を検討しているうちに、 NexusIPTV というサービス に出会いました 。このサービスは、様々なデバイスを使用する視聴者向けに、ライブTVとビデオオンデマンドコンテンツを提供していると謳っています。 評価する価値のある機能には、以下のようなものがあります。 画像品質: コンテンツや接続状況に応じてフルHDおよび4Kをサポート。 デバイス互換性: スマートテレビ、Androidデバイス、Fire TVデバイス、コンピューター、スマートフォンに対応しています。 コンテンツの多様性:映画やシリーズ番組に加え、生放送のテレビ番組も提供。 再生性能:混雑時や様々なインターネット接続環境下におけるサービスのパフォーマンス。 コンテンツの更新:利用可能なライブラリが定期的に維持・更新されているかどうか。 もちろん、スペックだけでは良い体験を保証するものではありません。実際のパフォーマンスは、インターネット接続状況、デバイス、およびサービス環境によって異なります。また、コンテンツがあなたの地域で適切にライセンスされていることを確認することも重要です。 詳細はこちらをクリックしてください ディスカッションの質問: ストリーミングサービスを評価する際、あなたにとって最もマターなのは安定再生、4K品質、コンテンツの多様性、それともデバイスとの互換性ですか?
查看全文