Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
VSCodeで動作しないコンポーネントを管理しますか? みなさん Visual Studio Code での SDK コンポーネントの管理で問題が発生しています。「コンポーネントの管理」をクリックしても、何も起こりません。 この機能にアクセスするには、プロジェクトを右クリックし、[構成] → [コンポーネントの管理] を選択します。 インストールしたすべてのツールを示すスクリーンショットを添付しました。ご覧のとおり、SDKはリポジトリに適切に追加されています。 セットアップに欠けているものはありますか?他の誰かがこの問題に遭遇し、解決策を見つけましたか? どんな助けでも大歓迎です! Re:VSCodeで動作していないコンポーネントを管理しますか? ご返信ありがとうございます。VSCodeで直接作成されたプロジェクトで機能します-私はあなたの指示に従って新しいSDKの例を作成しました、そしてそれは示されているように機能しました。 しかし、私のメインプロジェクトはもともとMCUXpresso IDEで開発されていましたが、現在はVSCodeに移行しようとしています。この機能を MCUXpresso IDE で最初に作成されたプロジェクトで機能させる方法はありますか?
查看全文
MCUXpreso は J-Link または CMSIS-DAP 経由で MIMXRT1060-EVKB ボードに接続できません これはMIMXRT1060-EVKBでの私の最初の試みです。例の「helo word」を実行しようとしましたが、プログラムをアップロードできませんでした。J-Link、CMSIS-DAPもMIMXRT1060-EVKBには接続しません。次に何をすべきかわかりません。私に何ができるか助けてください。
查看全文
NXP YOCTOでモジュールとデバイスノードをインモッドする方法 私が使用しているiMX93-11x11-evkボードは、最近、rtc(pcf2131)モジュール(gpio28 & gpio29 pinmux as I2C3 SCL & SDA)を確認しましたが、デバイスノードを作成するためのdevice_createインターフェイスが見つかりませんでした。ですから、コマンドを実行する場所がどこかに存在すると思います: insmod/modprobeとmknodですが、まだ見つかっておらず、インターネットから対応するドキュメント/ウェブリンクも見つかりませんでした。 ソースディレクトリでcmd: grep -irn "mknod" と grep "insmod" を実行しましたが、結果は返されませんでした それで、私を助けるための手がかりや参考になるドキュメント/ウェブリンクを教えてください。 Re: NXP YOCTOでモジュールとデバイスノードをインモッドする方法 i.MX93-11x11-EVKボードでカーネルモジュール(ドライバー)とデバイスノードを処理する方法を見てみましょう。insmod、modprobeの使い方、デバイスノードの作成に関するガイダンスを提供します。 カーネルモジュール(ドライバー): カーネルモジュールはLinuxカーネルの機能を拡張します。新しいハードウェア、ファイルシステム、またはシステムコールのサポートを追加できます。 insmodとmodprobeコマンドは、カーネルモジュールの挿入と管理に使用されます。 insmodの使用: insmodコマンドは、実行中のカーネルにモジュールを挿入します。 例: sudo insmod /path/to/module.ko /path/to/module.koを、モジュールファイル(.ko)への実際のパスに置き換えてください。 modprobeの使用: modprobeはinsmodよりも強力です。モジュールの依存関係を自動的に解決します。 例: sudo modprobe モジュール名 module_nameをあなたのモジュールの名前に置き換えてください(.koは除きます)拡張子)。 デバイスノードの作成(mknod): デバイスノードは、/devディレクトリにあるデバイスを表す特別なファイルです。 デバイスノードを作成するには、mknodコマンドを使います。 例: sudo mknod /dev/mydevice c 123 0 これにより、メジャー番号123、マイナー番号0の/dev/mydeviceという名前のキャラクターデバイスノードが作成されます。 ドキュメントと参考資料: 残念ながら、i.MX93-11x11-EVKボードに関連する特定のドキュメントやウェブリンクは見つかりませんでした。 ただし、カーネルモジュールとデバイスノードに関する一般的なLinuxドキュメントを参照できます。 Linuxカーネルモジュールプログラミングガイド、 Linuxデバイスドライバー、 よろしく、 aarpメンバーシップ
查看全文
ImxRT 1176 LPSPI ブロッキング機能の問題 こんにちは、私はLPSPIを使用して作業しており、LPSPI_MasterTransferBlockingを使用しています。これはブロッキング機能なので、転送が完了するとLPSPIペリフェラルは空いていると予想しています。しかし、私は何か違うことを観察しました。 ブロッキング転送後、LPSPI_GetStatusFlagsを使ってSR(Status Register)を読み込み、返ってきた値は0x1001101でした。 何か提案はありますか?理想的には、ブロッキング転送の後、LPSPIはアイドル状態になっているはずです。参考までに、以下のコードスナップショットを共有します。 if((staus_flag & kLPSPI_ModuleBusyFlag) == kLPSPI_ModuleBusyFlag) { ret = STATUS_BUSY; PRINTF("SPI Busy, %x, %d\r\n", staus_flag, count); } else { masterXfer.txData = SpiTxData; masterXfer.rxData = SpiRxData; masterXfer.dataSize = spiTransferSize; masterXfer.configFlags = kLPSPI_MasterPcs0 | kLPSPI_MasterPcsContinuous; status = LPSPI_MasterTransferBlocking(LPSPI1, &masterXfer); ret = STATUS_SUCCESS; staus_flag = LPSPI_GetStatusFlags(IMU_SPI_IF); PRINTF("staus_flag: %x\r\n", staus_flag); count++; //sw_asm_delay_us(2U); } Re:ImxRT 1176 LPSPIブロッキング機能の問題 ところで、LPSPI1とIMU_SPI_IFは同じです。
查看全文
LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 我无法使用 SD 卡启动 LS1028ARDB。将 SW2 从 eMMC 切换到 SD(1001100 到 10001000)模式后,电源 LED 变为黄色,并且 PuTTY 终端中没有任何显示。 但是,在 eMMC 模式 sw2-1001100 启动时,我收到以下日志输出: U-Boot SPL 2018.03-00144-gc53e2aca78(2018 年 12 月 7 日 - 12:38:39 +0000) 初始化 DDR.... 警告:在没有缓冲区且环境尚未准备好的情况下调用__hwconfig without a buffer and before environment is ready WARNING: Calling __ hwconfig 警告:在没有缓冲区且环境尚未准备好的情况下调用__hwconfig without a buffer and before environment is ready WARNING: Calling __ hwconfig 尝试从 MMC1 启动 U-启动2018.03-00144-gc53e2aca78(2018 年 12 月 7 日 - 12:38:39 +0000) SoC:LS1028AE Rev1.0(0x870b0010) 时钟配置: CPU0(A72): 1300 MHz CPU1(A72): 1300 MHz 总线:400 MHz DDR:1600 MT/s 复位配置字(RCW): 00000000: 34004010 00000030 00000000 00000000 00000010: 00000000 00bf0000 0030c000 00000000 00000020: 00a03150 00002580 00000000 00002496 00000030: 00000000 00000010 00000000 00000000 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000060: 00000000 00000000 2006705a 00000000 00000070: bb580000 00000000 型号:NXP Layerscape 1028a RDB 板 主板:LS1028AE Rev1.0-RDB,版本:C,从eMMC启动 FPGA:v8(发布日期:RDB_2020_0330_1829) SERDES1 参考:Clock1 = 100.00MHz Clock2 = 100.00MHz I2C:就绪 动态随机存取存储器:3.9 GiB DDR 3.9 GiB(DDR4,32 位,CL=11,ECC 开启) “错误”处理程序,esr 0xbf000002 elr:0000000096042730 lr:00000000960020a0(重定位) elr:00000000fbda9730 lr:00000000fbd690a0 x0:0000000020400000 x1:0000000000000000 x2 : 00000000d00dfeed x3 : 0000000001e00210 x4 : 0000000001e00214 x5 : 00000000000011a0 x6 :0000000000001168 x7 :0000000000000002 x8 : 0000000000001164 x9 : 0000000000000000c x10:00000000fbb6093c x11:00000000fbb60a88 x12:0000000000001168 x13:00000000fbb6099c x14:00000000fbb60a88 x15:00000000fbb609ac x16:0000000000000001 x17:0000000000000000 x18:00000000fbb62d88 x19:0000000020400000 x20:00000000fbdd2298 x21:0000000065d67000 x22:000000001801deb1 x23:0000000018009dd8 x24:000000001801de99 x25:0000000018020000 x26:00000000deadbeef x27:0000000001e00404 x28:0000000001e00210 x29:00000000fbb60960 重置 CPU ... # ## ERROR ## # 请重置主板### 您能提供解决方案吗? 回复:LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 谢谢。现在它运行良好。 回复:LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 请进入LS1028ARDB上的u-boot提示符,检查是否可以得到以下结果。 => ext2ls mmc 0:4 4096。 4096 .. 16384 失物招领 7 箱 4096 启动 4096 设备 4096 等 4096 主页 4096 包括 7 库 4096 媒体 4096 mnt 4096 选项 4096 过程 4096 根 4096 运行 8 sbin 4096 分享 4096 服务 4096 系统 4096 临时文件 4096 用户 4096 变量 10 初始化 => 此外,您能否提供在主机上将图像部署到 SD 卡的控制台日志? 回复:LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 完成所有步骤后,我收到以下错误: 尝试从 SD 加载 HDP 固件。 切换到分区#0,确定 mmc0是当前设备 设备:FSL_SDHC 制造商 ID:9f 原始设备制造商:5449 名称: SD32G 总线速度:50000000 模式:SD 高速(50MHz) 路块长度:512 SD 版本 3.0 高容量:是 容量:28.8 GiB 总线宽度:4位 擦除组大小:512 字节 MMC 读取:设备号 0,块号 18944,计数 512...读取 512 个块:OK 从 0x00000000a0000000 偏移量 0x0000000000002000 加载 hdp 固件 加载hdp固件完成 切换到分区#0,确定 mmc0是当前设备 扫描 mmc 0:1... libfdt fdt_check_header():FDT_ERR_BADMAGIC 正在扫描磁盘 [email protected]... 正在扫描磁盘 [email protected]... ** 无法识别的文件系统类型 ** 找到 6 个磁盘 没有 EFI 系统分区 错误:无效的设备树 正在扫描 mmc 0:2... 找到 U-Boot 脚本 /ls1028ardb_boot.scr 17 毫秒内读取 1038 字节(59.6 KiB/s) ## Executing script at 80000000 41159168 bytes read in 1723 ms (22.8 MiB/s) 32751 bytes read in 14 ms (2.2 MiB/s) ##扁平设备树 blob 位于 90000000 使用位于 0x90000000 的 fdt blob 进行引导 正在加载设备树至 000000008fff5000,结束于 000000008fffffee ... 确定 无法更新属性/sysclk:clock-frequency,err=FDT_ERR_NOTFOUND 正在启动内核... [ 0.000000] 在物理 CPU 0x0000000000 上启动 Linux [0x410fd083] [0.000000] Linux 版本 5.10.35(jenkins@pluto)(aarch64-linux-gnu-gcc(Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)9.3.0,GNU ld(适用于 Ubuntu 的 GNU Binutils)2.34) #1 SMP PREEMPT 2021 年 8 月 27 日星期五 22:03:58 CST [0.000000]机器型号:LS1028A RDB板 [0.000000]earlycon: uart8250 at MMIO 0x00000000021c0500(选项'') [0.000000] printk:启动控制台[uart8250]已启用 [ 0.000000] efi: 未找到 UEFI。 [0.000000] cma:保留640 MiB,位于0x00000000d3c00000 [ 0.000000] NUMA:未找到NUMA配置 [ 0.000000] NUMA: 伪造位于 [mem 0x0000000080000000-0x00000020ffffffff] 的节点 [0.000000]NUMA:NODE_DATA[内存0x20ff7fdb00-0x20ff7fffff] [0.000000]区域范围: [0.000000]DMA[内存0x0000000080000000-0x00000000ffffffff] [0.000000]DMA32为空 [0.000000]正常[mem 0x0000000100000000-0x00000020ffffffff] [ 0.000000] 每个节点的可移动区域起始 [ 0.000000] 早期内存节点范围 [0.000000]节点 0:[mem 0x0000000080000000-0x00000000fbdfffff] [0.000000]节点 0:[mem 0x0000002080000000-0x00000020ffffffff] [ 0.000000] Initmem 设置节点 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000020ffffffff] [ 0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。 [ 0.000000] psci: 在固件中检测到 PSCIv1.1。 [ 0.000000] psci: 使用标准 PSCI v0.2 函数 ID [ 0.000000] psci: 不需要可信操作系统迁移 [0.000000]psci: SMC调用约定v1.2 [ 0.000000] percpu:嵌入式24页/cpu s60120 r8192 d29992 u98304 [ 0.000000] 在 CPU0 上检测到 PIPT I-cache [0.000000]CPU功能:检测到:GIC系统寄存器CPU接口 [0.000000]CPU功能:检测到:EL2矢量强化 [ 0.000000] CPU 功能:KASLR 强制启用内核页表隔离 [ 0.000000] CPU功能:检测到:内核页表隔离(KPTI) [ 0.000000] CPU 功能:检测到:Spectre-v2 [ 0.000000] CPU 功能:检测到:ARM 勘误表 1165522、1319367 或 1530923 [ 0.000000] 构建了 1 个区域列表,并进行移动分组。总页数:1015296 [0.000000]政策区域:正常 [ 0.000000] 内核命令行:console=ttyS0,115200 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 root=PARTUUID=db6a277d-04 rw rootwait video=1920x1080-32@60 cma=640M iommu.passthrough=1arm-smmu.disable_bypass=0 [0.000000]Dentry缓存哈希表条目:524288(顺序:10,4194304字节,线性) [0.000000]inode缓存哈希表条目:262144(顺序:9,2097152字节,线性) [ 0.000000] mem 自动初始化:堆栈:关闭,堆分配:关闭,堆释放:关闭 [ 0.000000] 软件 IO TLB: 映射 [mem 0x00000000cfc00000-0x00000000d3c00000] (64MB) [0.000000]内存:3283016K/4126720K可用(20416K内核代码、3074K rwdata、9944K rodata、6656K init、1035K bss、188344K保留、655360K cma保留) [ 0.000000] rcu:可抢占的分层 RCU 实现。 [ 0.000000] rcu: RCU 事件跟踪已启用。 [ 0.000000] rcu: RCU 将 CPU 从 NR_CPUS=16 限制到 nr_cpu_ids=2。 [ 0.000000] Tasks RCU 的 Trampoline 变体已启用。 [ 0.000000] rcu: RCU 计算的调度程序登记延迟值为 25 jiffies。 [ 0.000000] rcu: 调整 rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=2 的几何形状 [0.000000]NR_IRQS:64,nr_irqs:64,预分配的irqs:0 [0.000000]GICv3:GIC:使用拆分EOI/停用模式 [ 0.000000] GICv3:实施了 256 个 SPI [0.000000]GICv3:0扩展SPI已实现 [ 0.000000] GICv3: 分销商没有范围选择器支持 [0.000000]GICv3:已实施16个PPI [0.000000] GICv3: CPU0: 找到重新分配器 0 区域 0: 0x0000000006040000 [0.000000]它的[内存0x06020000-0x0603ffff] [ 0.000000] ITS@0x0000000006020000:分配了65536个设备@2080080000(平面,esz 8,psz 64K,shr 0) [ 0.000000] ITS: 使用缓存刷新命令队列 [0.000000]GICv3:使用预分配的重新分配表 [ 0.000000] GICv3:使用LPI属性表@0x0000000080000000 [ 0.000000] GICv3: CPU0: 使用保留的 LPI 待处理表 @0x0000000080010000 [ 0.000000] 随机:从 start_kernel+0x32c/0x4f0 调用 get_random_bytes,crng_init=0 [ 0.000000] arch_timer: cp15 计时器以 25.00MHz (phys) 运行。 [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:掩码:0xffffffffffffff max_cycles:0x5c409fb33,max_idle_ns:440795203156 ns [0.000002] sched_clock: 56 位,25MHz,分辨率 39ns,每 4398046511103ns 包装一次 [0.008576]控制台:彩色虚拟设备80x25 [ 0.013104]校准延迟循环(跳过),使用定时器频率计算的值.. 50.00 BogoMIPS(lpj = 100000) [0.023557]pid_max:默认值:32768 最小值:301 [0.028271]LSM:安全框架初始化 [0.033003]挂载缓存哈希表条目:8192(顺序:4,65536字节,线性) [0.040494]挂载点缓存哈希表条目:8192(顺序:4,65536字节,线性) [0.049213] rcu:分层SRCU实现。 [0.054172]平台MSI:gic-its@6020000域已创建 [0.059612]PCI/MSI:/interrupt-controller@6000000/gic-its@6020000 域已创建 [0.067208]fsl mc MSI:gic its@6020000 域已创建 [ 0.073093] EFI 服务将不可用。 [ 0.077745] smp: 启动辅助 CPU ... [0.082658]在CPU1上检测到PIPT I-cache [0.082676] GICv3: CPU1: 找到重新分配器 1 区域 0:0x0000000006060000 [ 0.082686] GICv3: CPU1: 使用保留的 LPI 待处理表 @0x0000000080020000 [ 0.082709] CPU1:已启动辅助处理器 0x0000000001 [0x410fd083] [0.082756]smp:启动1个节点,2个CPU [ 0.111660] SMP:共激活2个处理器。 [0.116408]CPU功能:检测到:32位EL0支持 [ 0.121601] CPU 功能:检测到:CRC32 指令 [0.126787]CPU功能:检测到:32位EL1支持 [0.145167]CPU:所有CPU均从EL2启动 [ 0.149318] 替代方案:修补内核代码 [0.154512]devtmpfs:已初始化 [0.160538]已启用KASLR [0.163281]时钟源:jiffies:掩码:0xffffffff max_cycles:0xffffffff,max_idle_ns:7645041785100000 ns [0.173125] futex 哈希表条目:512(顺序:3,32768 字节,线性) [0.186728]pinctrl核心:初始化pinctrl子系统 [0.192631] DMI不存在或无效。 [0.196780]网络:注册协议系列16 [ 0.202054] DMA: 预分配 512 KiB GFP_KERNEL 池用于原子分配 [ 0.209265] DMA: 预分配 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA 池用于原子分配 [ 0.217227] DMA: 预分配 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 池用于原子分配 [0.225240]审计:初始化netlink子系统(已禁用) [0.230783]审计:类型=2000审计(0.156:1):状态=已初始化 audit_enabled=0 res=1 [0.231299]thermal_sys:注册热调节器‘step_wise’ [0.238605]thermal_sys:注册热调节器'power_allocator' [0.244880]cpuidle:使用调速器菜单 [ 0.255675] hw-breakpoint:找到6个断点和4个观察点寄存器。 [ 0.262553] ASID 分配器已初始化,包含 32768 个条目 [0.268653]序列号:AMBA PL011 UART驱动程序 [0.272838]imx mu驱动程序已注册。 [0.276815]imx rpmsg驱动程序已注册。 [0.291530]机器:LS1028A RDB板 [0.295318]SoC系列:QorIQ LS1028A [0.299007] SoC ID:svr:0x870b0010,修订版:1.0 [0.314818] HugeTLB 注册了 1.00 GiB 页面大小,预分配了 0 页 [ 0.321595] HugeTLB 注册了 32.0 MiB 页面大小,预分配了 0 页 [0.328365] HugeTLB 注册了 2.00 MiB 页面大小,预分配了 0 页 [ 0.335131] HugeTLB 注册了 64.0 KiB 页面大小,预分配了 0 页 [0.342870]cryptd:max_cpu_qlen设置为1000 [0.413965]raid6:neonx8 gen()4243MB/s [0.485989]raid6:neonx8异或()3194MB/s [0.558024]raid6:neonx4 gen()4317 MB/s [0.630059]raid6:neonx4异或()3304MB/s [0.702097]raid6:neonx2 gen()3894 MB/s [0.774129]raid6:neonx2异或()3032MB/s [0.846167]raid6:neonx1 gen()2987 MB/s [0.918198]raid6:neonx1异或()2416MB/s [0.990244] raid6: int64x8 gen() 2481 MB/s [1.062595]raid6: int64x8 xor() 1462 MB/s [1.134944]raid6: int64x4 gen() 2467 MB/s [1.207290]raid6:int64x4 xor()1487MB/s [1.279640]raid6: int64x2 gen() 2317 MB/s [1.351987]raid6: int64x2 xor() 1316 MB/s [1.424334]raid6: int64x1 gen() 1812 MB/s [1.496683]raid6: int64x1 xor() 978 MB/s [1.500991] raid6:使用算法neonx4 gen() 4317 MB/s [1.506438]raid6:.... xor() 3304 MB/s,已启用rmw [1.511446]raid6:使用neon恢复算法 [1.516431]ACPI:解释器已禁用。 [1.521400] iommu:默认域类型:直通(通过内核命令行设置) [1.529064]vgaarb:已加载 [1.531940]SCSI子系统已初始化 [1.535922]usbcore:注册的新接口驱动程序usbfs [1.541481]usbcore:注册的新接口驱动程序集线器 [1.546854]usbcore:注册的新设备驱动程序usb [1.552206]imx-i2c 2000000.i2c:无法获取 pinctrl,不支持总线恢复 [1.559720]i2c i2c-0:imx i2c适配器已注册 [1.564816]mc:Linux媒体接口:v0.10 [1.569136]videodev:Linux视频捕获接口:v2.00 [1.574718]pps_core:LinuxPPS API ver.1已注册 [1.579728]pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti [1.588964]已注册PTP时钟支持 [1.592984]EDAC MC:版本:3.0.0 [ 1.596794] 没有可用的 BMan 门户! [ 1.600825] QMan: 已分配查找表于 (__ __ptrval__ __),条目数为 65537 [ 1.608313] 没有可用的 QMan 门户! [1.612240]无USDPAA内存,设备树中无“fsl,usdpaa-mem” [1.618642]FPGA管理器框架 [1.622131]高级Linux声音架构驱动程序已初始化。 [1.628982]时钟源:切换到时钟源arch_sys_counter [1.635249]VFS:磁盘配额dquot_6.6.0 [1.639238]VFS:Dquote缓存哈希表条目:512(顺序0,4096字节) [1.646276]pnp: PnP ACPI:已禁用 [1.653137]网络:注册协议系列2 [1.657844]tcp_listen_portaddr_hash哈希表条目:2048(顺序:3,32768字节,线性) [1.666506]TCP建立的哈希表条目:32768(顺序:6,262144字节,线性) [1.674639]TCP绑定哈希表条目:32768(顺序:7,524288字节,线性) [1.682292]TCP:哈希表已配置(已建立32768绑定32768) [1.688962]UDP哈希表条目:2048(顺序:4,65536字节,线性) [1.695783]UDP-Lite哈希表条目:2048(顺序:4,65536字节,线性) [1.703111]网络:注册协议系列1 [1.707755]RPC:已注册名为UNIX套接字传输模块。 [1.713739]RPC:已注册的UDP传输模块。 [1.718496]RPC:已注册的TCP传输模块。 [1.723243]RPC:已注册tcp NFSv4.1反向通道传输模块。 [1.729748]PCI:CLS 0字节,默认64 [1.734132]硬件性能:启用armv8_cortex_a72 PMU驱动程序,7个计数器可用 [ 1.742548] kvm [1]: IPA 大小限制: 44 位 [1.747636] kvm [1]: GICv3: 没有 GICV 资源条目 [1.752473]kvm[1]:禁用GICv2仿真 [1.756970]kvm[1]:GIC系统寄存器CPU接口已启用 [1.762881]kvm[1]:vgic中断IRQ9 [ 1.766892] kvm [1]: Hyp 模式初始化成功 [1.774049]初始化系统信任的密钥环 [1.778609]工作集:timestamp_bits=42 max_order=20 bucket_order=0 [1.785410]squashfs:版本4.0(2009/01/31)菲利普·劳格 [1.791460]NFS:注册id_resolver密钥类型 [1.796571]密钥类型id_resolver已注册 [1.800795]密钥类型id_legacy已注册 [1.804855] nfs4filelayout_init: NFSv4 文件布局驱动程序正在注册... [1.811620] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册... [1.819096]jffs2:版本2.2。(NAND) © 2001-2006 红帽公司 [1.825390]保险丝:init(API版本7.32) [1.829503]9p:安装v9fs 9p2000文件系统支持 [1.861030]xor:测量软件校验和速度 [1.867437]8个寄存器:6285 MB/秒 [1.873187]32个寄存器:7266 MB/秒 [1.879112]arm64_neon:6428 MB/秒 [1.883506]异或:使用函数:32regs(7266 MB/秒) [1.888605]已注册非对称密钥类型 [1.892736]非对称密钥解析器‘x509’已注册 [1.897677]块层 SCSI 通用(bsg)驱动程序版本 0.4 已加载(主要 243) [1.905198]io调度程序mq-deadline已注册 [1.909772]io调度程序kyber已注册 [1.919058]pci主机通用1f0000000.pcie:主桥 /soc/pcie@1f0000000 范围: [1.926900]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f8000000..0x01f815ffff -> 0x0000000000 [1.935781]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f8160000..0x01f81cffff -> 0x0000000000 [1.944660]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f81d0000..0x01f81effff -> 0x0000000000 [1.953539]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f81f0000..0x01f820ffff -> 0x0000000000 [1.962421]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f8210000..0x01f822ffff -> 0x0000000000 [1.971316]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01f8230000..0x01f824ffff -> 0x0000000000 [1.980197]pci主机通用1f0000000.pcie:内存 0x01fc000000..0x01fc3fffff -> 0x0000000000 [1.989111]pci主机通用1f0000000.pcie:ECAM 位于 [mem 0x1f0000000-0x1f00fffff],用于 [bus 00] [1.997957]pci主机通用1f0000000.pcie:PCI 主桥至总线 0000:00 [2.004988]pci_bus 0000:00:根总线资源[总线00] [2.010264]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f8000000-0x1f815ffff](总线地址[0x00000000-0x0015ffff]) [2.020716]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f8160000-0x1f81cffff pref](总线地址[0x00000000-0x0006ffff]) [2.031610]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f81d0000-0x1f81effff](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.042062]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f81f0000-0x1f820ffff pref](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.052952]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f8210000-0x1f822ffff](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.063403]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1f8230000-0x1f824ffff pref](总线地址[0x00000000-0x0001ffff]) [2.074294]pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x1fc000000-0x1fc3fffff](总线地址[0x00000000-0x003fffff]) [2.084759]PCI 0000:00:00.0:[1957:e100] 类型 00 类 0x020001 [2.090852]PCI 0000:00:00.0:BAR 0:[mem 0x1f8000000-0x1f803ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.101393]PCI 0000:00:00.0:BAR 2:[mem 0x1f8160000-0x1f816ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.112373]PCI 0000:00:00.0:VF BAR 0:[mem 0x1f81d0000-0x1f81dffff 64bit](来自增强分配,属性 0x4) [2.123176]PCI 0000:00:00.0:VF BAR 2:[mem 0x1f81f0000-0x1f81ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x3) [2.134430]PCI 0000:00:00.0:D0 D3hot 支持 PME# [2.139975]PCI 0000:00:00.0:VF(n) BAR0 空间:[mem 0x1f81d0000-0x1f81effff 64bit](包含 2 个 VF 的 BAR0) [2.149991]PCI 0000:00:00.0:VF(n) BAR2 空间:[mem 0x1f81f0000-0x1f820ffff 64bit pref](包含 2 个 VF 的 BAR2) [2.160569]PCI 0000:00:00.1:[1957:e100] 类型 00 类 0x020001 [2.166653]PCI 0000:00:00.1:BAR 0:[mem 0x1f8040000-0x1f807ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.177194]PCI 0000:00:00.1:BAR 2:[mem 0x1f8170000-0x1f817ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.188173]PCI 0000:00:00.1:VF BAR 0:[mem 0x1f8210000-0x1f821ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x4) [2.198976]PCI 0000:00:00.1:VF BAR 2:[mem 0x1f8230000-0x1f823ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x3) [2.210231]PCI 0000:00:00.1:D0 D3hot 支持 PME# [2.215774]PCI 0000:00:00.1:VF(n) BAR0 空间:[mem 0x1f8210000-0x1f822ffff 64bit](包含 2 个 VF 的 BAR0) [2.225788]PCI 0000:00:00.1:VF(n) BAR2 空间:[mem 0x1f8230000-0x1f824ffff 64bit pref](包含 2 个 VF 的 BAR2) [2.236336]PCI 0000:00:00.2:[1957:e100] 类型 00 类 0x020001 [2.242423]PCI 0000:00:00.2:BAR 0:[mem 0x1f8080000-0x1f80bffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.252964]PCI 0000:00:00.2:BAR 2:[mem 0x1f8180000-0x1f818ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.263953]PCI 0000:00:00.2:D0 D3hot 支持 PME# [2.269587]PCI 0000:00:00.3:[1957:ee01] 类型 00 类 0x088001 [2.275674]PCI 0000:00:00.3:BAR 0:[mem 0x1f8100000-0x1f811ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.286215]PCI 0000:00:00.3:BAR 2:[mem 0x1f8190000-0x1f819ffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.297205]PCI 0000:00:00.3:D0 D3hot 支持 PME# [2.302846]PCI 0000:00:00.4:[1957:ee02] 类型 00 类 0x088001 [2.308930]PCI 0000:00:00.4:BAR 0:[mem 0x1f8120000-0x1f813ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.319470]PCI 0000:00:00.4:BAR 2:[mem 0x1f81a0000-0x1f81affff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.330460]PCI 0000:00:00.4:D0 D3hot 支持 PME# [2.336091]PCI 0000:00:00.5:[1957:eef0] 类型 00 类别 0x020801 [2.342178]PCI 0000:00:00.5:BAR 0:[mem 0x1f8140000-0x1f815ffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.352718]PCI 0000:00:00.5:BAR 2:[mem 0x1f81b0000-0x1f81bffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.363697]PCI 0000:00:00.5:BAR 4:[mem 0x1fc000000-0x1fc3fffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.374247]PCI 0000:00:00.5:D0 D3hot 支持 PME# [2.379920]PCI 0000:00:00.6:[1957:e100] 类型 00 类 0x020001 [2.386004]PCI 0000:00:00.6:BAR 0:[mem 0x1f80c0000-0x1f80fffff 64bit](来自增强分配,属性 0x0) [2.396547]PCI 0000:00:00.6:BAR 2:[mem 0x1f81c0000-0x1f81cffff 64bit pref](来自增强分配,属性 0x1) [2.407535]PCI 0000:00:00.6:D0 D3hot 支持 PME# [2.413888]PCI 0000:00:1F.0:[1957:e001] 类型 00 类 0x080700 [ 2.419988] OF: /soc/pcie@1f0000000: 没有针对 id 0xf8 的 msi-map 转换 (null) [2.428102]layerscape pcie 3400000.pcie:主桥/soc/pcie@3400000 范围: [2.435516]layerscape pcie 3400000.pcie:IO 0x8000010000..0x800001ffff -> 0x0000000000 [2.444140]layerscape pcie 3400000.pcie:内存 0x8040000000..0x807fffffff -> 0x0040000000 [2.452841]layerscape pcie 3400000.pcie:PCI 主桥至总线 0001:00 [2.459614]pci_bus 0001:00:根总线资源[总线00-ff] [2.465151]pci_bus 0001:00:根总线资源[io 0x0000-0xffff] [2.471391] pci_bus 0001:00:根总线资源[mem 0x8040000000-0x807fffffff](总线地址[0x40000000-0x7fffffff]) [2.482032]PCI 0001:00:00.0:[1957:82c0] 类型 01 类 0x060400 [2.488147]PCI 0001:00:00.0:支持D1 D2 [2.492457]PCI 0001:00:00.0:D0 D1 D2 D3hot 支持 PME# [ 2.500047] pci_bus 0001:01: busn_res: [bus 01-ff] 结束更新为 01 [2.506733]PCI 0001:00:00.0:PCI 桥接至 [总线 01] [2.511863]layerscape pcie 3500000.pcie:主桥/soc/pcie@3500000 范围: [2.519272]layerscape pcie 3500000.pcie:IO 0x8800010000..0x880001ffff -> 0x0000000000 [2.527896]layerscape pcie 3500000.pcie:内存 0x8840000000..0x887fffffff -> 0x0040000000 [2.536585]layerscape pcie 3500000.pcie:PCI 主桥至总线 0002:00 [2.543353]pci_bus 0002:00:根总线资源[总线00-ff] [2.548891]pci_bus 0002:00:根总线资源[io 0x10000-0x1ffff](总线地址[0x0000-0xffff]) [2.557939] pci_bus 0002:00:根总线资源[mem 0x8840000000-0x887fffffff](总线地址[0x40000000-0x7fffffff]) [2.568578]PCI 0002:00:00.0:[1957:82c0] 类型 01 类 0x060400 [2.574689]PCI 0002:00:00.0:支持D1 D2 [2.579001]PCI 0002:00:00.0:D0 D1 D2 D3hot 支持 PME# [2.586594] pci_bus 0002:01: busn_res:[bus 01-ff] end 更新为 01 [2.593277]PCI 0002:00:00.0:PCI 桥接至 [总线 01] [2.599033]EINJ:ACPI 已禁用。 [2.606220]总线频率驱动模块已加载 [ 2.614029] 串行:8250/16550 驱动程序,4 个端口,启用 IRQ 共享 [2.621709]printk:控制台[ttyS0]已禁用 [2.626065]21c0500.序列号:MMIO 0x21c0500 处的 ttyS0(irq = 22,base_baud = 12500000)是 16550A [2.634958]printk:控制台[ttyS0]已启用 [2.634958]printk:控制台[ttyS0]已启用 [2.643370]printk: bootconsole[uart8250]已禁用 [2.643370]printk: bootconsole[uart8250]已禁用 [2.653484]21c0600.序列号:MMIO 0x21c0600 处的 ttyS1(irq = 22,base_baud = 12500000)是 16550A [2.662592]SuperH(H)SCI(F)驱动程序已初始化 [2.667424]msm_serial:驱动程序已初始化 [2.672532]arm-smmu 5000000.iommu:探测硬件配置... [2.679002]arm-smmu 5000000.iommu:SMMUv2 具有: [2.683634]arm-smmu 5000000.iommu:第一阶段翻译 [2.688964]arm-smmu 5000000.iommu:第二阶段翻译 [2.694293]arm-smmu 5000000.iommu:嵌套翻译 [2.699539]arm-smmu 5000000.iommu:流与 128 个寄存器组匹配 [2.706701]arm-smmu 5000000.iommu:64 个上下文库(仅限 0 个 stage-2) [2.713254]arm-smmu 5000000.iommu:支持的页面大小:0x61311000 [2.719718]arm-smmu 5000000.iommu:第 1 阶段:48 位 VA -> 48 位 IPA [2.726184]arm-smmu 5000000.iommu:第 2 阶段:48 位 IPA -> 48 位 PA [2.738493]brd:模块已加载 [2.745143]循环:模块已加载 [2.748453]pci端点测试0001:00:00.0:添加到 iommu 组 0 [2.754856]pci端点测试0002:00:00.0:添加到 iommu 组 1 [2.761712]MegaSAS:07.714.04.00-RC1 [2.766209]imx ahci驱动程序已注册。 [2.770524]ahci-qoriq 3200000.sata:添加到 iommu 组 2 [2.776244]ahci-qoriq 3200000.sata:未找到电源 ahci,使用虚拟调节器 [2.783824]ahci-qoriq 3200000.sata:未找到电源 phy,使用虚拟调节器 [2.791275]ahci-qoriq 3200000.sata:未找到供电目标,使用虚拟调节器 [2.799036]ahci-qoriq 3200000.sata:AHCI 0001.0301 32 个插槽 1 个端口 6 Gbps 0x1 impl 平台模式 [2.808033]ahci-qoriq 3200000.sata:标志: 64 位 ncq sntf pm clo 仅 pmp fbs pio slum 部分 ccc sds apst [2.818161]scsi主机0:ahci qoriq [2.821698]ata1:SATA最大UDMA/133 mmio [mem 0x03200000-0x0320ffff]端口0x100 irq 28 [2.831208]自旋或spi0.0:mt35xu02g(262144 KB) [2.842351]libphy:固定MDIO总线:已探测 [2.847230]tun:通用TUN/TAP设备驱动程序,1.6 [2.852504]mscc_felix 0000:00:00.5:添加到 iommu 组 3 [2.858386]mscc_felix 0000:00:00.5:无法注册 DSA 开关:-517 [2.865542]thunder_xcv,版本1.0 [2.868795]thunder_bgx,版本1.0 [2.872059]nicpf,版本1.0 [2.874984]飞思卡尔FM模块,FMD API版本21.1.0 [2.880304]飞思卡尔FM端口模块 [2.883977]fsl_mac: fsl_mac:基于FSL FMan MAC API的驱动程序 [2.889625]fsl_dpa:FSL DPAA以太网驱动程序 [2.894040]fsl_advanced:FSL DPAA高级驱动程序: [2.899021]fsl_proxy:FSL DPAA代理初始化驱动程序 [2.904658]fsl_oh:FSL FMan离线解析端口驱动程序 [2.910160]fsl_enetc 0000:00:00.0:添加到 iommu 组 4 [2.915880]fsl_enetc 0000:00:00.1:添加到 iommu 组 5 [3.029027]fsl_enetc 0000:00:00.1:使能装置 (0400 -> 0402) [3.035860]fsl_enetc 0000:00:00.1:设备已禁用,正在跳过 [3.041964]fsl_enetc 0000:00:00.2:添加到 iommu 组 6 [3.047668]fsl_enetc 0000:00:00.6:添加到 iommu 组 7 [3.143169]ata1:SATA链接关闭(SStatus 0 SControl 300) [3.160989]fsl_enetc 0000:00:00.6:使能装置 (0400 -> 0402) [3.167419]fsl_enetc 0000:00:00.6:设备已禁用,正在跳过 [3.173729]fsl_enetc_mdio 0000:00:00.3:添加到 iommu 组 8 [3.284992]fsl_enetc_mdio 0000:00:00.3:使能装置 (0400 -> 0402) [3.291804]libphy:FSL PCIe IE中央MDIO总线:已探测 [3.301344]fsl_enetc_ptp 0000:00:00.4:添加到 iommu 组 9 [3.307317]fsl_enetc_ptp 0000:00:00.4:使能装置 (0404 -> 0406) [3.313976]ptp_qoriq:设备树节点缺少所需元素,尝试自动配置 [3.322728]pps pps0:新的pps源ptp0 [3.327171]hclge正在初始化 [3.330516]hns3:适用于Hip08系列的海思以太网网络驱动程序-版本 [3.337771]hns3:版权所有(c)2017华为公司。 [3.343137]e1000:Intel(R)PRO/1000网络驱动程序 [3.348032]e1000:版权所有(c)1999-2006 英特尔公司。 [3.353824]e1000e:Intel(R)PRO/1000网络驱动程序 [3.358804]e1000e:版权所有(c)1999-2015英特尔公司。 [3.364769]igb:Intel(R)千兆以太网网络驱动程序 [3.370185]igb:版权所有(c)2007-2014英特尔公司。 [3.375795]igbvf:Intel(R)千兆虚拟功能网络驱动程序 [3.382084]igbvf:版权所有(c)2009-2012英特尔公司。 [3.388211]sky2:驱动程序版本1.30 [3.392427]usbcore:注册的新接口驱动程序r8152 [3.397947]usbcore:注册的新接口驱动程序asix [3.403384]usbcore:注册的新接口驱动程序ax88179_178a [3.409798]VFIO-用户级元驱动程序版本:0.3 [3.415323]dwc3 3100000.usb:添加到 iommu 组 10 [3.420966]dwc3 3110000.usb:添加到 iommu 组 11 [3.427627]ehci_hcd:USB 2.0“增强型”主机控制器(EHCI)驱动程序 [3.434196]ehci-pci:EHCI PCI平台驱动程序 [3.438682]ehci平台:EHCI通用平台驱动程序 [3.443998]ehci orion:ehci orion驱动程序 [3.448073]ehci-exynos:EHCI Exynos驱动程序 [3.452314]ohci_hcd:USB 1.1‘Open’主机控制器(OHCI)驱动程序 [3.458523]ohci-pci:OHCI PCI平台驱动程序 [3.463004]ohci平台:OHCI通用平台驱动程序 [3.468309]ohci exynos: OHCI Exynos 驱动程序 [3.472758]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:xHCI主机控制器 [3.478279]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新的USB总线,分配总线编号1 [3.486054]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:hcc 参数 0x0220f66d hci 版本 0x100 怪癖 0x0000000002010010 [3.495506]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:irq 26,io mem 0x03100000 [3.501817]集线器1-0:1.0:已找到 USB 集线器 [3.505593]集线器1-0:1.0:检测到1个端口 [3.509674]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:xHCI主机控制器 [3.515184]xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新的USB总线,分配总线编号2 [3.522873]xhci-hcd xhci-hcd.0.自动:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed [ 3.529447] usb usb2: 我们不知道该主机的 LPM 算法,因此禁用 LPM。 [3.537796]集线器2-0:1.0:已找到 USB 集线器 [3.541571]集线器2-0:1.0:检测到1个端口 [3.545905]usbcore:注册的新接口驱动程序uas [3.551277]usbcore:注册的新接口驱动程序usb存储 [3.559016]ftm警报2810000.计时器:注册为 rtc1 [3.564751]i2c/dev条目驱动程序 [3.570491]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线1 [3.575540]i2c i2c-0:添加了多路复用i2c总线2 [3.580531]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线3 [3.585622]i2c i2c-0:添加了多路复用i2c总线4 [3.590527]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线5 [3.595437]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线6 [3.600340]i2c i2c-0:添加了多路复用i2c总线7 [3.605248]I2C I2C-0:添加了多路复用I2C总线8 [3.610060]pca954x 0-0077:为I2C mux pca9847注册了8条多路复用总线 [3.629643]sp805 wdt c000000.看门狗:注册成功 [3.635698]sp805 wdt c010000.看门狗:注册成功 [3.642816]qoriq-cpufreq qoriq-cpufreq:飞思卡尔QorIQ CPU频率调节驱动程序 [3.651357]sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序 [3.657592]sdhci:版权所有(c)Pierre Ossman [3.662246] Synopsys Designware多媒体卡接口驱动程序 [3.668800]sdhci pltfm:SDHCI平台和OF驱动程序助手 [3.674916]SDHCI ESDHC 2140000.mmc:添加到 iommu 组 12 [3.675452]SDHCI ESDHC 2150000.mmc:添加到 iommu 组 13 [3.680969]ledtrig-cpu:已注册以指示CPU上的活动 [3.692934]SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID未实现,跳过.... [3.699805]usbcore:注册的新接口驱动程序usbhid [3.705405]usbhid:USB HID核心驱动程序 [3.709531]mmc0:2140000.mmc上的SDHCI控制器[2140000.mmc]使用 ADMA [3.710007]无fsl,qman节点 [3.716447]mmc1:2150000.mmc上的SDHCI控制器[2150000.mmc]使用 ADMA [3.719327]飞思卡尔USDPAA流程驱动程序 [3.719329]fsl-usdpaa:未找到区域 [3.719332]飞思卡尔USDPAA进程IRQ驱动程序 [3.740928] optee:探测导管方法。 [3.745405]optee:修订版3.13(2c1092df) [3.745772]optee:初始化驱动程序 [3.754127]Galcore F0C0000.GPU:添加到 iommu 组 14 [3.759706]Galcore版本6.4.3.p2.336687 [3.792687] [drm] 已在 minor 0 上为 f0c0000.gpu 初始化 vivante 1.0.0 20170808 [3.802355]mmc1:地址0001处的新HS400 MMC卡 [3.802364]fsl sai f130000.音频控制器:无法获取 mclk0 时钟:-2 [3.807743]mmcblk1:mmc1:0001 Q2J55L 7.13 GiB [3.817939]网络:注册协议系列26 [3.819140]mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J55L分区1 2.00 MiB [3.823361]U32分类器 [3.829511]mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J55L分区2 2.00 MiB [3.832015]输入设备检查 [3.838038]mmcblk1rpmb:mmc1:0001 Q2J55L分区3 4.00 MiB,chardev(507:0) [3.841635]已配置操作 [3.852771]初始化XFRM netlink套接字 [3.857133]网络:注册协议系列10 [3.861964]使用 IPv6 的分段路由 [3.865691]sit: IPv6、IPv4 和 MPLS over IPv4 隧道驱动程序 [3.871961]网络:注册协议系列17 [3.876450]网络:注册协议系列15 [3.880952]已注册桥接防火墙 [3.888135]8021q:802.1q VLAN支持v1.8 [3.892350]lib80211: IEEE802.11 驱动程序的常用例程 [3.894195]mmc0:位于地址5048的新型超高速SDR104 SDHC卡 [3.904714]9pnet:安装9p2000支架 [3.909022] tsn通用netlink模块v1初始化… [3.909236]mmcblk0:mmc0:5048 SD32G 28.8 GiB(ro) [3.913812]密钥类型dns_resolver已注册 [3.919966]mmcblk0:p1 p2 p3 p4 [3.923103]注册taskstats版本1 [3.930282]加载编译后的X.509证书 [3.936324]Btrfs已加载,crc32c=crc32c-generic [3.943073]fsl edma 22c0000.dma控制器:添加到 iommu 组 15 [3.950539]pcieport 0001:00:00.0:PME:使用 IRQ 29 发出信号 [3.956458]pcieport 0002:00:00.0:PME:使用 IRQ 31 发出信号 [3.962501]mscc_felix 0000:00:00.5:无法注册 DSA 开关:-517 [4.077124]fsl_enetc 0000:00:00.0:使能装置 (0400 -> 0402) [4.083498]fsl_enetc 0000:00:00.0:未为 SI1 指定 MAC 地址,使用 96:ab:cf:f7:cb:be [4.092114]fsl_enetc 0000:00:00.0:未为 SI2 指定 MAC 地址,使用 4a:fb:36:fb:eb:3f [4.102849]libphy:飞思卡尔ENETC MDIO总线:已探测 [4.109064]libphy:Freescale ENETC内部MDIO总线:已探测 [4.115254]fsl_enetc 0000:00:00.0:enetc_tsn_init: 设置完成 [4.229108]fsl_enetc 0000:00:00.2:使能装置 (0400 -> 0402) [4.238019]fsl_enetc 0000:00:00.2:enetc_tsn_init: 设置完成 [4.250401]fsl sai f130000.音频控制器:无法获取 mclk0 时钟:-2 [4.267590]libphy:VSC9959内部MDIO总线:已探测 [4.272693]mscc_felix 0000:00:00.5:在内部 MDIO 地址 0 处找到 PCS [4.279538]mscc_felix 0000:00:00.5:在内部 MDIO 地址 1 处找到 PCS [4.286365]mscc_felix 0000:00:00.5:在内部 MDIO 地址 2 处找到 PCS [4.293190]mscc_felix 0000:00:00.5:在内部 MDIO 地址 3 处找到 PCS [4.795106]mscc_felix 0000:00:00.5 swp0(未初始化):PHY [0000:00:00.3:10]驱动程序[Microsemi GE VSC8514 SyncE](irq=POLL) [5.027149]mscc_felix 0000:00:00.5 swp1(未初始化):PHY [0000:00:00.3:11]驱动程序[Microsemi GE VSC8514 SyncE](irq=POLL) [5.259154]mscc_felix 0000:00:00.5 swp2(未初始化):PHY [0000:00:00.3:12]驱动程序[Microsemi GE VSC8514 SyncE](irq=POLL) [5.491103] mscc_felix 0000:00:00.5 swp3(未初始化):PHY [0000:00:00.3:13]驱动程序[Microsemi GE VSC8514 SyncE](irq=POLL) [5.514263]mscc_felix 0000:00:00.5:配置固定/内部链接模式 [5.521568]mscc_felix 0000:00:00.5:链路已连接 - 2.5Gbps/满载 - 流量控制关闭 [5.521698]设备eth1进入混杂模式 [5.533771]DSA:树0设置 [5.539096]ALSA设备列表: [5.542092]未找到声卡。 [5.545776] VFS:无法打开根设备“PARTUUID=db6a277d-04”或未知块(179,100):错误-30 [ 5.554984]请附加正确的“root=”启动选项;以下是可用的分区: [5.563379]0100 4096 RAM0 [5.563380](司机?) [5.569512]0101 4096 RAM1 [5.569513](司机?) [5.575632]0102 4096 RAM2 [5.575634](司机?) [5.581755]0103 4096 RAM3 [5.581757](司机?) [5.587876]0104 4096 RAM4 [5.587877](司机?) [5.593998]0105 4096 RAM5 [5.594000](司机?) [5.600117]0106 4096 RAM6 [5.600119](司机?) [5.606251]0107 4096 RAM7 [5.606253](司机?) [5.612375]0108 4096 RAM8 [5.612376](司机?) [5.618518]0109 4096 RAM9 [5.618520](司机?) [5.624638]010A 4096 RAM10 [5.624640](司机?) [5.630858]010b 4096 RAM11 [5.630859](司机?) [5.637076]010C 4096 RAM12 [5.637078](司机?) [5.643283]010d 4096 RAM13 [5.643285](司机?) [5.649502]010e 4096 RAM14 [5.649504](司机?) [5.655710]010F 4096 RAM15 [5.655712](司机?) [5.661932]1f00 262144 mtdblock0 [5.661934](司机?) [5.668491]b300 7471104 mmcblk1 [5.668494]驱动程序:mmcblk [5.675322]b360 30220288 mmcblk0 [5.675325]驱动程序:mmcblk [5.682150]b361 131072 mmcblk0p1 db6a277d-01 [5.682152] [5.688968]b362 2097152 mmcblk0p2 db6a277d-02 [5.688970] [5.695793]b363 5242880 mmcblk0p3 db6a277d-03 [5.695795] [5.702610]b364 22676480 mmcblk0p4 db6a277d-04 [5.702611] [5.709440]内核崩溃-未同步:VFS:无法在未知块上挂载根文件系统(179,100) [ 5.718082] CPU: 0 PID: 1 通信: swapper/0 未受污染 5.10.35 #1 [5.724105]硬件名称:LS1028A RDB板(DT) [5.728820]呼叫跟踪: [5.731277]转储回溯+0x0/0x1a8 [5.734947]显示堆栈+0x18/0x68 [5.738269]转储堆栈+0xd0/0x12c [5.741678]恐慌+0x16c/0x334 [5.744738]安装块根+0x1c0/0x250 [5.748756]安装根+0x10c/0x144 [5.752250]准备命名空间+0x130/0x170 [5.756354]内核_init_freeable+0x210/0x23c [5.760721]内核初始化+0x14/0x118 [5.764216]从_fork+0x10/0x34返回 [5.767799]SMP:停止辅助CPU [5.771737]内核偏移量:0x501115e00000 来自 0xffff800010000000 [5.777847]物理偏移:0xffffc09140000000 [5.782038]CPU功能:0x0240022,21806008 [5.786317]内存限制:无 [ 5.789379] ---[结束内核恐慌 - 未同步:VFS:无法在未知块(179,100)上挂载根文件系统]--- 请帮我解决这个问题。 回复:LS1028ARDB 使用 SD 卡启动问题 我遵循了上述所有步骤。现在启动时我收到以下错误。 [5.544216] VFS:无法打开根设备“PARTUUID=8c8ecbd4-04”或未知块(179,100):错误-30 [5.707876]内核崩溃-未同步:VFS:无法在未知块上挂载根文件系统(179,100) [ 5.787811] ---[结束内核恐慌 - 未同步:VFS:无法在未知块(179,100)上挂载根文件系统]--- 我检查了根文件夹,它是空的。 请给我一个解决方案。
查看全文
全新 MIMXRT1170-EVKB 开发板启动时出现错误 我刚刚在 DEBUG USB 端口上插入了一块全新的 MIMXRT1170-EVKB 板、电源和 USB 电缆。开机/重置后我立即看到两行文本: 传感器设备初始化失败! 请检查传感器芯片U115 另外,在调整电路板角度时,不是看到基于加速度计的 LED 活动,而是看到红色 LED 正上方的绿色 LED(看不到任何丝网印刷标签)快速闪烁。 电路板是否损坏? 回复:全新 MIMXRT1170-EVKB 开发板启动时出现错误 是的,我看到我的主板上是 DNP,所以我可以走了。谢谢 回复:全新 MIMXRT1170-EVKB 开发板启动时出现错误 是的,我现在明白了,谢谢。
查看全文
CodeWarrior 2.1およびCodeWarrior 10.6 PEドライバ PEドライバ(multilink_universal_install_12.2)はCodeWarrior 2.1 IDEで使用できますが、CodeWarrior 10.7では使用できませんので、12.7をインストールする必要があります。PEドライバはCodeWarrior 2.1 IDEとCodeWarrior 10.7 IDEの両方で使用できますか? Re:CodeWarrior 2.1およびCodeWarrior 10.6 PEドライバ ご回答をよろしくお願い申し上げます。 Re:CodeWarrior 2.1およびCodeWarrior 10.6 PEドライバ ITが見つかりません elf.file 、elfファイルをパスに再読み込みします Re:CodeWarrior 2.1およびCodeWarrior 10.6 PEドライバ ご返信いただきありがとうございます Re:CodeWarrior 2.1およびCodeWarrior 10.6 PEドライバ こちらから入手できるP&Eパッチのインストールをお試しいただけますか。 https://www.pemicro.com/downloads/download_file.cfm?download_id=463 これにより、互換性のあるすべての PEmicro インターフェイスのサポートが CW MPC55xx/56xx v2.10 に更新されます Stan
查看全文
IMX93はカーネルバージョン6.6.36ではRMIIモードでPHYを見つけることができませんid こんにちは、みんな: I.MX9352チップ、同一ボード、カーネルバージョン6.1.22使用、100Mbpsイーサネットポートは正常ですが、カーネルバージョン6.6.36にアップグレード後、デバイスツリー構成は6.1.22と一致していますが、PHYスキャンができません。ご助力ください。 Re: IMX93 はカーネルバージョン 6.6.36 では RMII モードで PHY を検出できませんid ファームウェアはmx93a1-ahab-container.imgを使用しています。チップはA1だと思います。
查看全文
iw611/iw612 and LE audio Dear NXP support, according iw611/iw612 Release Notes for Linux (RN00104) The firmware supports Bluetooth LE audio Does this mean that LC3 codec is supported too ? Thanks Best Regards Pier Re: iw611/iw612 and LE audio Thanks Ricardo, and sorry I didn't get your response before just sending mine. Can you please follow up with answers to my questions, preferably without any recitations of the documents. Apologies in advance for my inability to understand the docs as written. Re: iw611/iw612 and LE audio For context, there are other ambiguities about IW611 support for LC3, and the Auracast stack that requires it, in NXP docs: RN00104: Section 3.2.2 Bluetooth LE (Pier's reference) IW611 data sheet Section 1.3: Bluetooth Key Features lists Isochronous channels (ISOC) supporting LE Audio and Auracast™ Broadcast Audio but Section 4.2: Bluetooth Low Energy (LE) features lists Bluetooth LE isochronous channels with a footnote [6] that says: Bluetooth LE audio supported with external host running Low Complexity Communication codec (LC3) through HCI interface. There is no other mention of LC3 in the document, despite the fact that LC3 is a requirement for Auracast (as documented here and here). So, I'll reverberate Pier's question from the perspective of a developer trying to implement Auracast on i.MX8mp-based platform: Does the IW611 support LC3 in chipset hardware, or would implementing Auracast on i.MX8mp/IW611 require implementing the LC3 algorithm ourselves? If only the latter is true, can you provide any suggestion or reference implementations for doing this on the i.MX8mp's M7 co-processor? (In this case, assuming that this is what was implied in 2.2 above by external host running LC3 through HCI) Thanks in advance for your clarification and guidance! Re: iw611/iw612 and LE audio Hello Pier, Hope you are doing well. You can check on the Datasheet that Bluetooth LE audio supported with external host running Low Complexity Communication codec (LC3) through HCI interface. Hope this helps. Best Regards, Ricardo
查看全文
尝试使用 EGL_image_external 进行渲染时出现 GPU 错误 在 iMX.8QuadMax 上运行,我正在尝试部署一个 Gstreamer 管道,该管道解码 HEVC 帧,然后将其传递给“glupload”,这是一个能够生成 EGL_image 支持的 GL 纹理的 Gstreamer 元素。 根据其调试和日志输出,glupload 在从 DMA 缓冲区创建 EGL 图像时似乎设置了正确的参数。 但是,当我尝试在 GLES 中渲染解码后的帧并从 EGL_image 支持的纹理中进行采样时,出现错误: [ 1] ES30: 验证过程中出现一些绘制错误并被跳过 此外,在从纹理中采样的过程中,偶尔会出现 SEGFAULT。调用堆栈是: #0 0x0000fffff5a48e68 在 ?? () 中来自 /usr/lib/libGAL.so #1 0x0000fffff59edcb4 在 gcoSURF_DisableTileStatus () 中来自 /usr/lib/libGAL.so #2 0x0000fffff5a036e8 在 gco3D_SetTarget () 中来自 /usr/lib/libGAL.so 我可以得到一些帮助来找出问题所在吗? 回复:尝试使用 EGL_image_external 进行渲染时出现 GPU 错误 我解决了这个问题。Gstreamer 插件使用它们自己的 GL 上下文而不是共享我的渲染上下文,因此我获得的纹理 ID 尽管在渲染上下文中是有效的纹理 ID,但实际上并不是相同的对象。因此,尝试将这些纹理采样为 EGLImage 外部支持纹理是错误的。 回复:尝试使用 EGL_image_external 进行渲染时出现 GPU 错误 我真的不认为这是一个内存空间限制。纹理为 200x200 RGBA。我正在播放的视频流中有 3 帧。总共只有 160KB。 我已阅读 Gstreamer 指南。它主要讨论使用 gst-launch 构建管道,但在这里没有帮助。 “验证过程中某些绘制出现错误并被跳过”是什么意思?我如何获得有关实际*错误*的更多详细信息? 我也尝试了 VIV_DEBUG=-MSG_LEVEL:WARNING,但没有打印任何新内容。
查看全文
S32K144EVB_Q100扩展板开发 我正在设计一个使用 S32K144EVB 作为主板的原型。为了确保我的屏蔽板正确连接到 S32K144EVB,我需要知道接头之间的正确距离。您能否确认此信息是否可用?如果可用,请与我分享?提前感谢您的帮助。 回复:S32K144EVB_Q100屏蔽板开发 非常感谢@PavelL ! 我非常感谢您的帮助!我将下载文件并检查尺寸。
查看全文
iMX RT1176 - 自定义引导加载程序,多个图像 我正在寻找实现自定义引导加载程序的方法。我要求这个引导加载程序能够更新它自己的映像、主操作系统映像和附加外围设备映像。我希望在本次讨论中重点关注在 i.MX RT1176 上运行的引导加载程序映像和主操作系统映像 目前,主操作系统映像被闪存到 FlexSPI2 上的 QSPI 闪存中,然后芯片内置的 ROM 引导加载程序将其复制到内部 RAM 部分并从那里执行。我将把它更改为我将要编写的自定义引导加载程序。在我的自定义引导加载程序中,我将通过 USB 接收包含每个图像的自定义文件,并将其临时存储在 FlexSPI1 上的 HyperRAM 中。然后我将检查此文件是否有任何数据损坏。接下来我需要解析文件并将图像存储到 QSPI 闪存中的相应部分。 从我的自定义引导加载程序,我如何将我的主操作系统映像(现在存储在 QSPI 闪存中)加载到内部 RAM 中并开始执行?我想我会在与主操作系统不重叠的 RAM 部分中运行引导加载程序,然后将主操作系统复制到我链接到的内部 RAM 部分中,然后跳转到主应用程序的开头?我该怎么做呢?将主操作系统映像(现在存储在 QSPI 闪存中)直接加载到内部 RAM 的最佳方法是什么?我应该以特定格式将其存储在闪存中吗(.axf、.bin、.十六进制,...)?注意:我的主要应用程序链接到 RAM 中不连续的各个内部部分。 另一个想法是使用辅助启动,但这似乎只是一个备份,以防主映像(在本例中是我的自定义引导加载程序)损坏。有没有办法在我的应用程序代码中的图像之间跳转,或者这个想法是死路一条? 提前感谢您的任何见解! 回复:iMX RT1176 - 自定义引导加载程序,多个图像 感谢您的回复@diego_charles 。将主操作系统映像从 QSPI 闪存复制到内部 RAM 的主要参数是代码开发工作,因为我想与通常的格式化和加载方式保持一致。最有可能的是,我只会使用 FlexSPI API 来根据我的用途进行定制。您指出的闪存加载程序和引导加载程序示例看起来就像我缺少的连接所有点的参考资料。 回复:iMX RT1176 - 自定义引导加载程序,多个图像 你好@brian_strickler 感谢您的联系!让我向您提供我对此的想法,以及一些问题,以便更好地了解您的目标。 当您询问将主操作系统映像从 Flash 复制到 QSPI 的最佳方法时,您的参数是什么?速度、内存使用、效率、代码开发工作量? 将数据从 FlexSPI 复制到 SRAM 时,我们可以使用 FlexSPI API 或 Rom BootLoader API。我们在 SDK 中有两个演示,FlexSPI 和 ROMAPI,来说明其操作。 使用 FlexSPI APIS,您可以控制源代码,而使用 BootROM,您只能使用参数调用 APIS,从而节省编码和开发工作。 格式问题很有趣,但我提到的那些低级 API 并不关心格式,它们将数据块从闪存复制到 SRAM 阵列。在接收和存储图像时,格式对您来说更重要吗?由于支持 BLHOST 工具,我们的闪存加载器和引导加载器示例( SBL )能够接收十六进制和二进制图像。我提到这一点是因为您可以将它们用作参考,来处理图像接收,或用于引导加载程序代码开发,还包括跳转到应用程序。 关于您的其他想法,我们在 RT1170 上提供了冗余启动功能,如果您的引导加载程序应用程序损坏,则此功能会使 bootROM 启动备份副本。我不知道这是否与您想要做的事情有关。 顺祝商祺! 迭戈
查看全文
基于 i.MX 的主板的适航认证经验? 你好,是否 有任何使用i.MX系列处理器的核心板或开发板产品通过了适航认证程序,或者参与了最终用户系统中的此类认证?特别寻求符合航空工业标准(如 SAE ARINC 或 RTCA DO 系列规范)的范例。 问候 i.MX6DualPlus | 6QuadPlus Re: Airworthiness Certification Experience for i.MX Based Boards? 一些 i.MX 8 系列处理器采用 CSP 代码包。 但由于我上次答复中提到的原因,无法透露详情。 请按照以下步骤获得进一步支持。 谢谢! Re: Airworthiness Certification Experience for i.MX Based Boards? 能否请您确认一下 i.MX 8 系列处理器的认证支持软件包是否包含启动程序和其他软件元器件的认证支持材料?谢谢。 Re: Airworthiness Certification Experience for i.MX Based Boards? 我们向航空电子客户提供的是恩智浦所谓的 “认证支持软件包”(CSP),我们的航空电子客户将其用作系统认证的总体抵押品的一部分。 但 CSP 不能与公众共享。 IMX 系列有可用的 CSP,但不是 IMX6。 如果您想获得 CSP 的详细信息,请在 https://support.nxp.com/s/?language=en_US,至少应该有 NDA 才能获得进一步支持。 谢谢!
查看全文
使用 Ceedling 进行单元测试 您好, 我正在尝试使用 Ceedling 测试 S32146 测试项目的模块(本例中的项目是 hello_world 示例)。我无法运行 ceedling 项目,因为 S32 的生产代码需要额外的头文件,而这些头文件是在 S32 Development Studio 内部配置的。在尝试使用该代码运行 ceedling 项目时,如何对该配置进行说明。谢谢! Re: Unit Testing With Ceedling @ajain33555 你终于设法在 S32DS 项目中安装了 Ceedling 了吗? Re: Unit Testing With Ceedling 很抱歉,由于 S32DS 不支持该功能,我完全没有这方面的经验。 此致, Lukas Re: Unit Testing With Ceedling 你好,卢卡斯、 你知道 ceedling 是否能从命令行测试 S32 代码吗?谢谢! 最好的 阿鲁什 Re: Unit Testing With Ceedling S32DS 官方不支持 ceedling 插件,所以我恐怕帮不上忙。 Regads、 Lukas Re: Unit Testing With Ceedling 嘿,卢卡斯、 非常感谢你们的帮助。您是否还知道如何为 S32DS 配置 ceedling 插件,或者知道如何使用 s32 代码配置 ceedling 项目并从命令行运行?谢谢! 最好的 阿鲁什-贾因 Re: Unit Testing With Ceedling 你好@ajain33555 如果我的理解正确,您需要在项目中直接包含所有 RTD 或 SDK 文件,而不仅仅是链接文件,对吗? 如果是,如果您使用的是带有处理器专家的旧版本 S32DS,请按照以下步骤操作: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Use-SDK-based-example-code-as-standalone-usable-for-GIT/ta-p/1108204 如果您使用的是 S32DS 3.4 或更高版本,可以这样配置: 此致, Lukas
查看全文
imx8mp hdmi 4k 显示 我现在使用imx8mp evk开发板,linux内核版本是linux-imx-5.10.9。使用HDMI接口,发现默认输出为1080p@60,请问怎么修改内核使HDMI输出为4K。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 您好,我这边也遇到了这个问题,方便了解一下你们最后是怎么解决这个问题的吗? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 嗯,谢谢。 问题的关键在于我们是医疗设备公司,之前的用户界面是QT 开发的,平台是你们的imx6 imx7,现在高端产品线用你们的8了。之前所有的代码都是基于fb的,如果现在换到drm,代价很大............算了,我再研究下吧,看看能不能修改你们那部分源码,实现根据插拔的显示器数量创建不同个数的fbx Re: imx8mp hdmi 4k 显示 桌面系统不使用fb0,使用drm节点,即使fb0是可以用的,我们也不推荐,主流就是drm框架。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 我是没动你们内核中关于fb0生成的源码,现在是跟你们bsp里面一模一样的,你们的源码里面就是用drm框架最后生成了一个fb0,就这一个,不管插几个屏幕也是就这一个fb Re: imx8mp hdmi 4k 显示 也就是说lvds 和 hdmi都插着的情况下,虽然这两个分辨率不一样,但是内核申请的buffer是按照lvds的分辨率来的,hdmi和lvds显示的时候也都是用的这一个buffer,所以导致了现在hdmi显示异常喽? 那就难搞了.......... Re: imx8mp hdmi 4k 显示 我还以为hdmi会自适应切换分辨率 -->基于DRM API可以实现不同CRTC下的buffer分配,但是直接写fb0的话,就是会出现这种显示不匹配的问题。你在应用层分配的buffer肯定是针对某个屏幕,比如LVDS分辨率大小的buffer,那你写进去了,底层驱动只是直接把这块buffer丢进lcd控制器,驱动层很傻的不会自适应。你丢进去多大分辨率的buffer,他就原封不动显示这么大。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 我们是想实现双屏同显,qt向fb0写图像数据,希望fb0中的图像数据能够在1200*768的lvds和1920*1080的hdmi上同时显示。你认为这是做不到的吗? 现在qt那边用的是eglfs的形式,要想同显必须是eglfs-kms这种直接操作drm生成的cardx节点的才行吗? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 我现在lvds屏幕是1200*768的,hdmi支持的分辨率最大是1920*1080的。所以你意思是如果要lvds和hdmi显示正常的话,hdmi的分辨率也要手动设置为1200*768这种或者相近的分辨率才行吗? 我还以为hdmi会自适应切换分辨率,我从hdmi显示器设置里看到现在的屏幕显示分辨率是1920*1080的,同时hdmi上显示的图像也是只有左上角有一块,且大小跟lvds大小相近 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 测过了,可以自动识别4K。 lvds 和 hdmi共享同一个drm框架生成的fb0节点 --》这不是只能有一个分辨率吗?在你共享fb0的情况下,LVDS和HDMI屏幕分辨率是一样的吗? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 有解决方案吗? 我现在还遇到一个问题,lvds 和 hdmi共享同一个drm框架生成的fb0节点,lvds和hdmi都被连接上后,hdmi显示的图像大小跟lvds是一样大的,没有铺满整个hdmi显示器,这是怎么回事? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 我能看到一样的现象,稍后给你解决方法 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 我烧写了L5.10.35_2.0.0的demo images,分别在2K和4K的屏幕上试过,还是只能显示1080p。 使用modetest检查HDMI最大为1920x1080@60,并没有4k的分辨率 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 HMDI显示分辨率是自适应的,你试一下L5.10.35_2.0.0的demo images
查看全文
SFPモジュールがLinuxで動作しない 現在、カスタム LS1046A ベースのボードの立ち上げ作業の真っ最中で、Linux を正常に起動できるまでになりました (lsdk2108_yocto_tiny_LS_arm64.itb を使用)。 現在直面している問題は、SFP モジュールがスイッチとのリンクを確立しないということですが、Linux の u-boot でのみ正常に動作します。 出力は次のとおりです。 [ 2.105567] sfp sfp-xfi0: Host maximum power 3.0W [ 2.110647] sfp sfp-xfi1: Host maximum power 3.0W [ 2.133460] fsl_dpaa_mac 1ae2000.ethernet eth0: Probed interface eth0 [ 2.158141] fsl_dpaa_mac 1ae8000.ethernet eth1: Probed interface eth1 [ 2.182874] fsl_dpaa_mac 1aea000.ethernet eth2: Probed interface eth2 [ 2.207768] fsl_dpaa_mac 1af0000.ethernet eth3: Probed interface eth3 [ 2.232690] fsl_dpaa_mac 1af2000.ethernet eth4: Probed interface eth4 [ 2.239517] clk: Disabling unused clocks [ 2.244553] Freeing unused kernel memory: 3008K [ 2.249175] Run /init as init process INIT: version 2.99 booting Starting udev [ 2.358215] udevd[125]: starting version 3.2.10 [ 2.434319] sfp sfp-xfi0: module FLEXOPTIX P.8596.02 rev A sn F7B2H4B dc 240827 [ 2.488055] sfp sfp-xfi1: module FLEXOPTIX P.C30.1 rev 1.0 sn F7B0V11-B dc 240722 [ 2.495775] hwmon hwmon6: temp1_input not attached to any thermal zone [ 3.394590] random: crng init done [ 3.401138] udevd[126]: starting eudev-3.2.10 [ 3.442182] fsl_dpaa_mac 1ae2000.ethernet fm1-mac2: renamed from eth0 [ 3.483254] fsl_dpaa_mac 1ae8000.ethernet fm1-mac5: renamed from eth1 [ 3.514694] fsl_dpaa_mac 1aea000.ethernet fm1-mac6: renamed from eth2 [ 3.538708] fsl_dpaa_mac 1af0000.ethernet fm1-mac9: renamed from eth3 [ 3.566712] fsl_dpaa_mac 1af2000.ethernet fm1-mac10: renamed from eth4 ご覧のとおり、挿入された両方のモジュールが正しく検出され、いずれのインターフェースでも問題は報告されておらず、起動すると正常に動作します。 root@TinyLinux:~# ip link set fm1-mac9 up [ 14.332682] fsl_dpaa_mac 1af0000.ethernet fm1-mac9: configuring for inband/10gbase-kr link mode root@TinyLinux:~# ip link set fm1-mac10 up [ 19.500673] fsl_dpaa_mac 1af2000.ethernet fm1-mac10: configuring for inband/10gbase-kr link mode root@TinyLinux:~# ip a 1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever 2: fm1-mac2: mtu 1500 qdisc noop qlen 1000 link/ether 00:04:9f:08:06:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: fm1-mac5: mtu 1500 qdisc noop qlen 1000 link/ether 00:04:9f:08:06:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: fm1-mac6: mtu 1500 qdisc noop qlen 1000 link/ether 00:04:9f:08:06:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: fm1-mac9: mtu 1500 qdisc mq qlen 1000 link/ether 00:04:9f:08:06:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: fm1-mac10: mtu 1500 qdisc mq qlen 1000 link/ether 00:04:9f:08:06:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff デバイス ツリーでどのモードを試しても、キャリアなしになる理由がわかりません。xfi、xsgmii、10gbase-r を試しましたが、何も機能しません。 お知らせ下さい。 QorIQ LS1デバイス Re: SFP module not working in Linux Serdes クロックをどのように設定しますか?私も興味があります Re: SFP module not working in Linux こんにちは 、 私たちも同じ問題に直面しています。私たちは、serdes1 レーン 1 上の LX2160ardb ベースのカスタム開発ボードに 10G の物理インターフェースを導入しています。ケージは検出できますが、リンクを確立できません。また、SerDes リファレンス クロックを 156.25Mhz に設定しました。 ありがとう Re: SFP module not working in Linux 後世のために: 問題を修正しました。クロック MUX を低く駆動していたピンの RCW を構成するのを忘れていたため、必要な156.25 MHzではなく、 100 MHz のクロックが Serdes リファレンス クロック入力に供給されていたことが判明しました。RCW を修正した後、すべてが正常に動作するようになりました。
查看全文
AH1902 アプリケーションのヒント UJA1169Aのデータシート(2020年5月12日改訂版)の12.2節では、AH1902アプリケーションヒント - ミニ高速CANシステムの基礎に関する文書について説明しています。 チップ UJA116xA。このドキュメントを NXP の Web サイトで見つけることができません。入手可能でしょうか? デイブ 回复: AH1902 Application hints 私も同じです。この文書は見つかりましたか?
查看全文
EB 29.0 アクティベートについて こんにちは、 EB 29.0 をアクティベートできませんでした。EB_Client_License_Administrator_1_4_3 を使用して、2 台の PC にソフトウェアをセットアップしましたが、次のような同じエラーが発生しました。 ライセンスは無効ですか?ありがとう。 Re: about EB 29.0 activate こんにちは、ピーター ありがとうございます。来週ライセンスを確認します。 Re: about EB 29.0 activate こんにちは、 以下のThreadの説明をご覧ください。 https://community.nxp.com/t5/S32K/EB-Tresos-activation-issue/td-p/2134361 よろしくお願いいたします。 ピーター
查看全文
LS1017 - XSPI_B読み取りエラー NXPサポートチームの皆様、こんにちは。 LS1017 デバイスの XSPI_B インターフェースで読み取りの問題があります。 ハードウェア情報/セットアップ: CPU XSPI_BはマイクロセミFPGAにコネクテッド CPU プラットフォーム周波数 = 400 MHz、CPU 速度 = 1500 MHz --> XSPI Errata A-050568 は適用されません 単一のポイントツーポイント接続(トレース長約70mm、±2mmに一致) DDRモード 50 MHz (100Mbit) LS1017ではIPモードコマンドのみが使用されます DQSはFPGAによって駆動されます - 読み取りストローブ(MCR0[RXCLKSRC]==3) DQS サンプリング ポイントの DLL は次のように設定されます: SLVDLYTARGET=0xF; DLLEN=0x1; OVRDEN=0x0; DLLxCR の他のフィールドはリセット値 (すべてゼロ) として保持されます CS-Signalのみが4.75kのプルアップ抵抗を持っています PCBレベルでの信号整合性のシミュレーションは良好に見える エラー/テスト関数: 最初に、LS1017 (VxWorks オペレーティング システム) 上のテスト機能がランダム パターンを生成し、それを FPGA 内のテスト メモリに 1 回書き込みます。 書き込みトランザクションが完了すると、関数は FPGA テスト メモリからパターンを定期的に読み取り、それを元の値 (読み取りループあたり 512 バイト) と比較します。 添付されているのは、エラーを示すテスト関数のコンソール出力の例です。 テストメモリの内容を5000回読み取って検証してみました。このCASE、最初の 1207 回の実行ではエラーは発生しませんでした。実行 1208 にエラーが含まれていました。 エラーパターンには顕著な特徴があります。 エラーは64バイト整列(=IPコマンド長)で発生します --> (添付の例:オフセット384/64=6) エラーはちょうど64バイト長です(=IPコマンド長) -->(添付の例:オフセット448-384=63 64 個のエラー バイトのうち、2 バイトごとにのみエラーがあります --> DQS の立ち下がりエッジですか? 2番目のバイトが64バイト全体でシフトされているようです オフセット384-391が予想されます: 0x d5 79 23 80 52 56 5e 4d オフセット384-391実際: 0x d5 8a 23 79 52 80 5e 56 他のテスト関数の実行では、エラーは同じ特徴を持ちますが、実行とオフセットが異なります。 私の質問: 過去に同様の読み取り問題を経験したことがありますか リファレンスマニュアルの図 187。DQS は A_SCLK/B_SCLK と位相を合わせて描画されますが、実際には DQS の立ち上がり/立ち下がりエッジはラウンドトリップ時間 + FPGA リードタイムによってシフトされます。(CASEでは8〜10 nsの大きさ)。内部の DQS サンプリング メカニズム / DLL 遅延ラインがどのように機能しているかについて、詳しい情報を提供していただけますか?(例: DLL のタイムベース) データシート表49。パラメータ T/2 を使用したCS 出力ホールド時間/CS 出力遅延の式が含まれています。Tは同じ表で前述したFSCKの期間ですか?FSCK = シリアル ルート クロック?--> このCASE、T=10ns でしょうか? データシート図32.: FlexSPI DDRモード2 = (MCR0[RXCLKSRC]=0x3)? 表48のTFSIDVW値はMCR0[RXCLKSRC]=0x3のDDRモードにも適用されます。 よろしくお願いいたします。 SL QorIQ LS1デバイス Re: LS1017 - XSPI_B read errors こんにちは@Stefan_L このメールがあなたのお元気を願っています。 これは同期の問題かもしれません。 いくつか質問させてください。 セクションの注記を考慮しましたか? 18.5.14.4 サンプリング用のDLL構成: シリアルルートクロックが100MHz未満の場合、DLLは遅延のためシリアルルートクロックの半サイクルにロックすることができません。 遅延チェーンではセル数が制限されます。代わりに、DLL を次のように構成する必要があります。 — オーバーデン=0x1 — OVRDVAL=N; DLL 内の各遅延セルは約 75 ps ~ 225 ps です。DLL遅延チェーンの遅延は(N * Delay_cell_delay)、N は最大値に基づいて設定する必要があります。現在のプロジェクトがサポートしているDDR周波数、N = 17、これは推奨値であることに注意してください。実際のアプリケーションで障害が発生した場合は調整が必要になることがあります。 — DLLxCRの他のフィールドはリセット値(すべてゼロ)のままにしておく必要があります LS1017 からのルート クロック信号の波形を提供していただけますか? QorIQ LS1028A リファレンス マニュアル、Rev. 0、12/2019 のセクション「18.6.6 FPGA デバイスでのアプリケーション」の情報を考慮しましたか? 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR、 ヘクトル5世
查看全文
How can TJA1465 determine that the current wake-up cause is a specific frame wake-up I would like to ask the experts, TJA1465 is only configured with WUF. When I perform a specific frame wake-up, how can I determine the current wake-up cause? I can be sure that the CW bit will be set to 1, but there are other messages being sent on the bus, and CW will also be set to 1, which will cause interference. Are there any other ways or registers to determine the wake-up cause Re: How can TJA1465 determine that the current wake-up cause is a specific frame wake-up The two wake-up distinctions are set in advance via CPNC / PNCOK, and he has a wake pin for local wake-ups. The TJA1465 supports remote wake-up via a CAN wake-up pattern (WUP) or selective wake-up via a CAN wake-up frame (WUF). --- So it's wake up with wake pin, configured with CPNC / PNCOK that is selected to wake up, do not configure CPNC / PNCOK to wake up is WUP wake up, explain clearly? Re: How can TJA1465 determine that the current wake-up cause is a specific frame wake-up Thank you very much for your answer. Maybe I didn't describe it clearly. I have already implemented Specific Frame Wake-up (WUF). When the ECU is awakened, I would like to know if there is a way to determine through register setting or other methods that the reason for the wake-up is due to this specific frame, because there are other wake-up sources in the entire network that need to be distinguished Re: How can TJA1465 determine that the current wake-up cause is a specific frame wake-up These two wakeups are still fundamentally different see below, as well as the settings before the wakeup: CAN wake-up pattern (WUP) The CAN wake-up pattern (WUP) is used for two purposes. To activate CAN biasing in CAN Offline mode (transition from CAN offline to CAN OfflineBias) To trigger a CAN wake-up event The following conditions must be met to trigger a wake-up event via a CAN WUP. The CAN transceiver is in CAN Offline or CAN OfflineBias mode CAN wake-up enabled (CWE = 1) CAN wake-up frame detection (WUF) deactivated (CPNC = 0 or PNCOK = 0)   CAN wake-up frame (WUF) CAN partial networking through selective wake-up detection allows a device in a CAN network to be selectively woken up in response to a wake-up frame (WUF) on the CAN bus. Selective wake-up detection uses one of two filtering methods. Identifier-only filtering (PNDM = 0) Identifier + data length code + data mask filtering (PNDM = 1) The following conditions must be met to enable CAN WUF functionality. CAN biasing needs to be activated (CAN OfflineBias, CAN ListenOnly or CAN Active mode). CAN wake-up enabled (CWE = 1) CAN partial networking configuration completed (PNCOK = 1) CAN partial networking enabled (CPNC = 1) No CAN partial networking error detected (CPNERRS = 0)
查看全文