Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
Dolby_DTS Soundbar Overview 用例 结构框图 产品 Overview 2019 年条形音箱市场预计将在 2024 年呈现令人瞩目的增长。恩智浦先进的 Immersiv3D 音频解决方案以极低的成本为家庭带来突破性的影院音频体验 恩智浦推出智能条形音箱和AV接收器交钥匙参考设计,支持杜比全景声、最新音频编解码器和多通道语音控制功能 i.MX 8M 系列旨在通过用更高的片上 ARM 处理能力替换系统中的 Dolby/DTS DSP 来减少 BOM。 单芯片解决方案具有灵活的 SW 音频框架(Immersiv3D),可处理音频解码和预/后处理、延迟控制、音频分发,还可以轻松添加具有多通道 AEC 和波束成形的语音助手服务(AVS 和 GVA),以创造身临其境的体验。 与丰富的第三方合作,为客户提供完整的生态系统(带有 AVS/GVA、声学调谐和虚拟声音功能的条形音箱)。 用例 4K/8K电视越来越薄,但设备内的音质却非常有限。(例如 LG OLED 电视为 2.57 毫米),音频移动到单独/外部的条形音箱或扬声器。 电影和游戏内容提供商,例如(蓝光光盘、Netflix、VUDU、Prime Video、Hulu、iTunes、PS4、XboX One),推动音频质量和复杂性更高,例如杜比 ATMOS 和 DTS:X。 结构框图 产品 类别 MPU 产品URL i.MX 8M Mini - Arm ® Cortex ® -A53、Cortex-M4、音频、语音、视频 产品类别 i.MX 8M Mini是恩智浦首款嵌入式多核应用处理器,采用先进的14LPC FinFET工艺技术构建,提供更快的速度和更高的电源效率。 类别 Wi-Fi 产品URL 88W8987:2.4/5 GHz 双频 1x1 Wi-Fi ® (802.11ac) + 蓝牙®解决方案 产品描述 恩智浦88W8987是高度集成的WLAN(2.4/5 GHz)和蓝牙单芯片解决方案,专为满足新一代超高吞吐量(VHT)产品的速度、可靠性和质量要求而设计。 类别 无线音频 产品URL NXH3670:适用于无线游戏耳机的超低功耗、低延迟音频 产品描述 NxH3670 是一款高度集成的单芯片超低功耗 2.4 GHz 无线收发器,带有嵌入式 MCU(集成 Arm ® Cortex ® -M0 处理器),专门用于游戏耳机的无线音频流,提供低延迟音频和超低功耗。 类别 RTC 产品URL PCA85073A: 具有闹钟功能和I2C总线的汽车微型实时时钟/日历 产品描述 PCA85073A是一款CMOS1实时时钟(RTC)和日历,最适合低功耗应用。 偏移寄存器允许对时钟进行精细调整。 类别 温度传感器 产品URL PCT2075:I2C 总线 Fm+,精度为 1 摄氏度,数字温度传感器和热看门狗 产品描述 PCT2075 是一款温度数字转换器,在 -25 °C 至 +100 °C 范围内具有 ±1 °C 的精度。 类别 LED驱动器 产品URL PCA9955BTW: 16通道Fm+ I²C总线57 mA/20 V恒流LED驱动器 产品描述 PCA9955B是由I2C总线控制的16通道恒流LED驱动器,尤其适合对娱乐产品的57 mA红色/绿色/蓝色/琥珀色(RGBA) LED进行调光和闪烁控制。 类别 电源管理 产品URL PCA9450: 适用于 i.MX 8M Mini/Nano/Plus 的电源管理 IC (PMIC) 产品描述 PCA9450是一款单芯片电源管理IC(PMIC),为单芯锂离子电池和锂聚合物电池便携式应用以及5V适配器非便携式应用中的i.MX 8M系列处理器提供支持。 类别 模拟开关 产品URL NX3L1G3157:低阻值单刀双掷模拟开关 产品描述 NX3L1G3157是低电阻单刀双掷模拟开关,适合用作模拟或数字2:1多路复用器/多路解复用器。 类别 音频框架 产品URL IMMERSIV3DAF: Immersiv3DTM Audio Framework Software  产品描述 这款创新型音频框架软件与i.MX 8M Mini应用处理器相集成,使消费电子原始设备厂商能够为广泛的消费类音频设备带来真正的沉浸式音频性能和语音控制等智能功能。 框图 智能家居
記事全体を表示
操作方法:S32 Design Studio - 创建新的应用程序项目 使用 S32 Design Studio 中的新项目向导创建裸板项目。这个过程非常简单,但需要做出一些选择。您希望支持哪种处理器、工具链、SDK 和调试器是最重要的。但是,您还可以选择启用多少个核心、使用哪个 C 库、I/O 支持、FPU 支持、C/C++ 语言。所有这些都在用户手册中进行了解释,但默认设置应该适用于大多数用户。在本文档中,我们将引导您完成整个过程。 1.启动S32设计工作室 2.选择文件->新建->S32DS应用程序项目 或使用仪表板视图中的快捷按钮S32DS 应用程序项目 3. 输入项目名称。 4. 展开文件夹系列并选择所需的核心。例如“S32Z270(启动核心:M33)” 5.单击“下一步” 6. 请注意,有 I/O 支持、FPU 支持、语言、SDK 和调试器的选项。请注意,根据所选的处理器,调试器支持不同的选项。此外,一些家庭有多核项目。如果您想使用单核,只需选中第一个启动核心。 7.单击“完成”。新项目已生成。它包含一个示例裸板应用程序。无需任何更改即可构建和调试该项目。将您的内容添加到这个基础项目。
記事全体を表示
定制硬件UART修改.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Archive 回复:定制硬件UART修改.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我刚刚再次尝试使用 MCUXpresso 版本 10.2 Build 759 进行此操作,并遇到了引脚命名约定的更改。 以前在定义名称中使用 GPIO_PIN 命名的引脚 [例如 BOARD_LED1_GPIO_PIN] 已发生改变,现在从名称字符串中删除 GPIO_ [例如 BOARD_LED1_PIN]。 这一变化导致了许多编译错误。 只需简单更改定义名称引用,即可消除所有编译错误。 此致, 菲利普·德雷克
記事全体を表示
在 i.MX6 UDOO 板上设置深度学习库 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要求: 装有 Ubuntu 14.04 的主机 UDOO 四/双主板 至少 8 GB 的 uSD 卡 下载文档并安装最新的官方 Udoobuntu 操作系统(撰写本文时:UDOObuntu 2.1.2),https://www.udoo.org/downloads/   Overview: 本文档介绍了如何在 i.MX6QD UDOO 板上安装和测试 Keras(开源神经网络库)和 Theano(python 的数值计算库)以用于深度学习库。 安装: $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 更新你的日期系统:例如 $ sudo date -s “07/08/2017 12:00” 首先满足运行时和构建时依赖关系: $ sudo apt-get install python-software-properties software-properties-common make unzip zlib1g-dev git pkg-config autoconf automake libtool curl python-pip python-numpy libblas-dev liblapack-dev python-dev libatlas-base-dev gfortran libhdf5-serial-dev libhdf5-dev python-setuptools libyaml-dev libpython2.7-dev $ sudo easy_install scipy 最后一步是通过安装 scipy pip ,并且可能需要几个小时。 Theano 首先,我们还需要获取一些依赖项: $sudo pip 安装 scikit-learn $sudo pip 安装枕头 $sudo pip 安装 h5py 满足这些依赖关系后,我们可以从 git 源安装稳定的 Theano 版本: $ git clone https://github.com/Theano/Theano $ cd Theano Numpy 1.9与armv7有冲突,所以需要修改setup.py的配置: $ sudo nano setup.py 删除线 # install_requires=['numpy>=1.9.1', 'scipy>=0.14','六> = 1.9.0'], 并添加 setup_requires=[“numpy”], 安装需要=[“numpy”], 然后安装它: $ sudo python setup.py 安装 Keras 可以使用以下命令进行安装:(这可能需要很长时间!) $ cd.. $ git clone https://github.com/fchollet/keras.git $ cd keras $ sudo python setup.py 安装 $LC_ALL=C $sudo pip install --upgrade keras 安装 Keras 后,您需要编辑 Keras 配置文件 ~/.keras/keras.json使用 Theano 而不是默认的 TensorFlow 后端。如果不存在,您可以创建它。这需要改变两行。第一个变化是: “图像维度排序”:“tf” --> “图像维度排序”:“th” 第二个: “后端”:“tensorflow” --> “后端”:“theano” (最终文件应如下例所示) sudo nano ~/.keras/keras.json { "image_dim_ordering": "th",     "epsilon": 1e-07,     "floatx": "float32", "图像数据格式": "最后通道", “后端”:“theano” } 您还可以定义环境变量 KERAS_BACKEND,这将覆盖配置文件中定义的内容: $ KERAS_BACKEND=theano python -c "从 keras 导入后端" 测试 快速测试: udooer@udoo:~$ python Python 2.7.6(默认,2016 年 10 月 26 日,20:46:32) linux2 上的 [GCC 4.8.4] 输入“帮助”、“版权”、“信用”或“许可”以获取更多信息。 >>> import keras 使用 Theano 后端。 >>>  测试 2: 请注意,此测试需要一些时间(在 udoo Dual 上大约需要 1 小时): $ curl -sSL -k https://github.com/fchollet/keras/raw/master/examples/mnist_mlp.py | python 输出: 为了演示,pyimagesearch 和 fchollet git 提供了深度学习模型存储库 ,并且还有三个在线 Keras 模型(VGG16、VGG19 和 ResNet50)——这些网络 在 ImageNet 数据集上 进行了预训练 ,这意味着它们可以 开箱即用地识别 1,000 个常见对象类。 $ cd keras $ git clone https://github.com/fchollet/deep-learning-models $ Cd深度学习模型 $ ls -l 注意我们有四个 Python 文件。resnet50.py 、 vgg16.py 和 vgg19.py 文件 分别 对应 它们各自的网络架构定义。imagenet_utils 文件 ,顾名思义,包含几个辅助函数,允许我们准备用于分类的图像,并从网络获取最终的 类 标签 预测 。 使用 ResNet50 对 ImageNet 类进行分类 ResNet50 模型,其权重在 ImageNet 上进行了预训练。该模型适用于 Theano 和 TensorFlow 后端,并且可以使用“channels_first”数据格式(通道、高度、宽度)或“channels_last”数据格式(高度、宽度、通道)构建。该模型的默认输入尺寸为 224x224。 现在,我们准备编写一些 Python 代码,利用在 ImageNet 数据集上预先训练的卷积神经网络 (CNN) 对图像内容进行分类。对于 udoo Quad/Dual,请使用 ResNet50 以避免空间冲突。此外,我们还将使用 ImageNet ( http://image-net.org/ ),这是一个根据WordNet层次结构组织的图像数据库,其中层次结构的每个节点都由成百上千的图像描述。 从 keras.applications.resnet50 导入 ResNet50 从 keras.preprocessing 导入图像 从 keras.applications.resnet50 导入 preprocess_input、decode_predictions 将 numpy 导入为 np   模型=ResNet50(权重='imagenet')   #对于此示例,我从以下网址下载图像: http://i.imgur.com/wpxMwsR.jpg  img_path = 'elephant.jpg' img = 图像.load_img(img_path,目标尺寸=(224,224) x = 图像.img_to_array(img) x = np.expand_dims(x,轴=0) x = 预处理输入(x)   preds = 模型.预测(x) # 将结果解码为元组列表(类、描述、概率) #(批次中每个样本都有一个这样的列表) 打印('预测:',decode_predictions(preds,top = 3)[0]) 保存文件并运行它。 大象图像的搜索结果: 非洲象的最佳预测是 0.8890 使用此图像进行测试: http://i.imgur.com/4FIOwAN.jpg 结果: 最佳预测是:golden_retriever 为 0.7799。 现在您的 Udoo 已准备好使用 Keras 和 Theano 作为深度学习库,下次我们将展示一些使用 OpenCV 进行图像分类模型的使用示例。 参考资料: GitHub - fchollet/keras:Python 深度学习库。可在 TensorFlow、Theano 或 CNTK 上运行。 GitHub - Theano/Theano:Theano 是一个 Python 库,允许您定义、优化和评估数学表达式…… GitHub - fchollet/deep-learning-models:流行深度学习模型的 Keras 代码和权重文件。 安装 Keras 进行深度学习 - PyImageSearch 图形与显示 i.MX6DL i.MX6 双核 i.MX6 四核 Linux 回复:在i.MX6 UDOO板上设置深度学习库 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我们可以在 Udoo Neo 上做到这一点吗?我尝试过但似乎不起作用。 回复:在i.MX6 UDOO板上设置深度学习库 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好Bio_TICFSL ,该文档看起来非常有趣。我还没有测试过(但我想测试,因为它看起来很棒),但我建议也许添加指向更深入的文档的链接以供参考,也许你甚至可以创建另一个文档作为机器学习的介绍。 我实际上还会在大象测试之前或之后添加大象的图像,以使其更加清晰(类似于金毛猎犬的例子)。 此致,
記事全体を表示
IOT-GATE-iMX7 - NXP i.MX7 物联网网关 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP i.MX7 CPU, dual-core Cortex-A7 1GHz 高达 2GB DDR3 和 32GB eMMC 3G/LTE modem, WiFi 802.11a/b/g/n, BT 4.1 2x 1000Mbps 以太网、4x USB2、RS485、RS232 支持PoE供电模式 采用铝制、坚固外壳的无风扇设计 微型尺寸 – 10.8 x 8.3 x 2.4 厘米 专为可靠性和全天候运行而设计 温度范围宽:-40C 至 85C 主线 Linux 内核和完整的 Linux BPS IOT-GATE-iMX7围绕 NXP i.MX7 片上系统构建,具有先进的 ARM Cortex-A7 CPU 和专用实时 ARM Cortex-M4 MCU。SoC 配备高达 2GB DDR3 和 32GB 板载 eMMC 存储。   IOT-GATE-iMX7具有多种嵌入式接口,是工业自动化和控制系统的多功能平台。双 Gbit 以太网、3G/LTE 调制解调器、双频 802.11a/b/g/nWiFi 和蓝牙 4.1 使IOT-GATE-iMX7成为网络、通信和物联网应用的绝佳解决方案。   IOT-GATE-iMX7配备了完整的板级支持包和适用于 Linux 操作系统的可运行图像。IOT-GATE-iMX7 BSP 包含 Linux 内核 4.1.15,Yocto 项目文件系统和 U-Boot 引导加载程序。此外,CompuLab 将通过主线 Linux 和上游 Yocto 项目支持IOT-GATE-iMX7 。 IOT-GATE-iMX7 规格 IOT-GATE-iMX7 评估套件 IOT-GATE-iMX7 定价 概述 回复:IOT-GATE-iMX7 - NXP i.MX7 物联网网关 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CompuLab i.MX 产品的 Yocto 项目存储库位于https://github.com/compulab/yocto-compulab-layer 目前正在将对 IOT-GATE-iMX7 的支持添加到此存储库中,并将在一周内上线。 回复:IOT-GATE-iMX7 - NXP i.MX7 物联网网关 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在哪里可以找到此硬件的 Yocto 项目存储库。它是在自由规模社区内维护的还是在不同的元层中维护的
記事全体を表示
NXP 基于模型的设计工具箱 (适用于 S32K1xx MCUs)- 版本 4.3.0   产品发布公告 汽车处理 NXP 基于模型的设计工具箱 (适用于 S32K1xx) - 版本 4.3.0 美国德克萨斯州奥斯汀 - 2022 年 9 月 13 日 NXP 半导体汽车处理与基于模型设计工具团队欣然发布 适用于 S32K1xx 的基于模型设计工具箱 4.3.0 版本。该版本支持从 MATLAB/Simulink 为 NXP S32K1xx 汽车微处理器自动生成外设代码和应用原型。新版本主要更新包括:新增RDDRONE-772B 电池管理系统支持(支持 MC3377xC),支持通过 JTAG/SWD(OpenSDA、PeMicro Probe 或 SEGGER JLink)直接从 Simulink 部署代码,为最新 MATLAB 版本提供 SIL/PIL 支持,新增社区和客户需求功能(增强型 SBC、FCAN 模块、UART 模块、I2C 模块支持)以及多项新功能助力客户快速开发 S32K1xx 微控制器原型。 FlexNet 位置: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=MCTB-EX   激活链接: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=MCTB-EX 技术支持: NXP 基于模型设计工具箱(适用于 S32K1xx)的相关问题追踪可通过 NXP 基于模型设计工具社区空间进行。 https://community.nxp.com/community/mbdt 版本内容 基于 S32K SDK 4.0.0 RTM 驱动,为 NXP 全系列 S32K1xx 衍生产品实现 MATLAB® 自动 C 代码生成: S32K142W MCU 封装,48/64 LQFP(*已更新) 新增 48/64 LQFP 封装的 S32K144W MCU 支持(*已更新) S32K116 MCU 封装,提供 32QFN 和 48LQFP 选项(*已更新) S32K118 MCU 封装:48/64 LQFP(*已更新) S32K142 MCU 封装:48/64/100LQFP(*已更新) S32K144 MCU 封装:48/64/100LQFP 和 100BGA(*已更新) S32K146 MCU 封装:64/100/144LQFP 和 100BGA(*已更新) S32K148 MCU 封装,提供 144/176LQFP 和 100BGA/QFP(*已更新) 通过工具箱的 S32K Simulink 主配置模块可选择多种封装和时钟频率。 增加了对 RDDRONE-BMS772的支持 我们为RDDRONE-BMS772添加了示例。该独立 BMS 参考设计适用于无人机和移动机器人等应用,支持 3 至 6 节电池。工具箱示例涵盖 BMS、LCD、CAN 和 SBC 等应用场景   电池管理系统(BMS)支持 MC3377xC – 提供完整示例、文档和 FreeMASTER 用户界面 新增专用 Simulink 模块简化控制器初始化、关键参数读取(电池电压、堆栈电压、温度、电流)及系统管理。整个模块套件可以轻松集成到新的Mathworks电池管理工具箱中,因此用户可以在我们的模块基础上利用这些算法。 增强型 FCAN 支持 我们通过解决以下问题改进了FCAN通信支持: 当配置外部 SBC(UJA113x 和 UJA1169)时,FCAN 通信现已全功能可用 用户能够检索正在进行的传输的‘错误状态’,并在出现问题时中止传输。 FCAN 接收/发送模块新增消息缓冲区初始化时机选项(模型初始化时、模块每次执行时或不初始化)。选择"不初始化"时,可通过新增的 FCAN_MBConfig 模块配置消息缓冲区。 FCAN 消息 ID 也可以通过输入端口提供,用于“发送”和“接收”操作。 多个 S32K1xx 外设支持。S32K1xx系列每个衍生型号的外设覆盖情况如下: S32K116 S32K118   S32K142   S32K144 S32K146 S32K148 增加了对 从 Simulink 直接部署 JTAG 的支持 新增直接从 Simulink 通过 JTAG 部署功能:在主配置模块的 Target Connection 下选择 JTAG 选项,选择后将激活 JTAG 接口选择功能。当前可选配置项: OpenSDA Embedded Debug – 使用 EVB Embedded Debugger。 USB Multilink PEmicro - 使用外部 PEmicro 探头 SEGGER JLink - 此选项需额外选择 SEGGER JLink 设备 MATLAB版本的扩展支持 我们扩展了对工具箱的支持,以涵盖更广泛的MATLAB版本——从R2016a开始,一直到R2022a。这样做是为了避免因MATLAB版本限制而导致用户无法使用。 社区请求的新功能 为更好地满足用户需求,NXP 基于模型的设计工具箱 (适用于 S32K1xx) 版本 4.3.0 新增以下功能/更新: 新增 OSIF 延时模块 新增代码大小报告 为 SPI SIN/SOUT 引脚新增"NONE"选项 支持多个 ADC 交错模块 优化性能分析器功能 更新 FCAN 模块 更新 I2C 模块 更新的LPUART模块 修复部分机器上寄存器下拉菜单不显示选项的问题 实现 S32K1xx 全系列外设 100% 覆盖(均提供示例)。 大约300个示例作为工具箱的一部分提供,用于演练所有支持的功能。 有关更多详细信息、功能以及如何使用新功能,请参阅随附的《版本说明》文档。   MATLAB® 集成 恩智浦基于模型的设计工具箱通过允许客户开箱即用地评估和使用恩智浦的S32K1xx微控制器和评估板解决方案,扩展了MATLAB®和Simulink®体验: 恩智浦S32K1xx支持包在线安装指南插件允许用户直接从MathWorks网站或MATLAB IDE安装恩智浦解决方案。支持包提供了逐步安装和验证指南。 恩智浦S32K1xx基于模型的设计工具箱4.3.0版在安装、文档、帮助和示例方面与MATLAB®环境完全集成: 目标受众 此版本(4.3.0)旨在用于S32K116、S32K118、S32K142、S32K144、S32K146、S32K148、S32K142W和S32K144W微控制器(MCU)及评估板的技术演示、评估目的和原型设计。   有用的资源 示例、培训和支持:https://community.nxp.com/community/mbdt
記事全体を表示
运行 Yocto Linux + PN7160 的 i.MX6ULL EVK 硬件: 1. i.MX6ULL EVK 板 2. OM27160A1HN 软件: 1. 为 i.MX6ULL EVK 构建 Yocto Linux BSP。 步骤如下: $ mkdir L6.6.36_2.1.0 $ cd L6.6.36_2.1.0 $ repo init -u https://github.com/nxp-imx/imx-manifest -b imx-linux-scarthgap -m imx-6.6.36-2.1.0.xml $ repo sync $ DISTRO=fsl-imx-xwayland MACHINE=imx6ull14x14evk source imx-setup-release.sh -b build-for-6ullevk $ bitbake core-image-full-cmdline 2. 将 nxpnfc 驱动添加至内核 BSP 构建成功后,内核源代码位于此处: L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/work/imx6ull14x14evk-poky-linux-gnueabi/linux-imx/6.6.36+git/git/ 将 nxpnfc 代码库克隆到内核目录,替换现有实现: $ cd L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/work/imx6ull14x14evk-poky-linux-gnueabi/linux-imx/6.6.36+git/git/ $ rm -rf drivers/nfc $ git clone https://github.com/NXPNFCLinux/nxpnfc.git drivers/nfc 这将导致 drivers/nfc 文件夹中包含以下文件: • README.md:存储库信息 • Makefile:驱动程序头文件 • Kconfig:驱动程序配置文件 • LICENSE:驱动程序许可条款 • i2c_devicetree.txt:I²C 设备树定义示例• spi_devicetree.txt:SPI 设备树定义示例• nfc 子文件夹包含:– Makefile:– common.c:通用驱动程序实现—— common.h:通用驱动接口定义– i2c.c:I2C 专用驱动程序实现– i2c.h:I2C 专用驱动程序接口定义——spi.c:SPI 专用驱动程序实现– spi.h:SPI 专用驱动接口定义 通过内核 menuconfig 流程将目标驱动包含在构建中(选择为内置 <*>): $ bitbake linux-imx -c menuconfig <*> NFC I2C Slave driver for NXP-NFCC 3. i.MX6ULL EVK与PN7160之间的连接 i.MX6ULL EVK 开发板的 Arduino 接口上有若干引脚可用于连接 PN7160 板。以下是 i.MX6ULL EVK 开发板 Arduino 接口的示意图。其中 I2C2 的两个引脚可用于 I2C 连接。UART2_RX、UART2_TX 和 UART2_RTS 可配置为 GPIO,分别连接 PN7160 的 IRQ、VEN 和 DWL_REQ。 以下是 EVK 板上的 J1704 和 J1703 接口。 以下是 OM27160A1HN 上的 Arduino 接口示意图。 需使用转接板(OM29110ARD-B),OM27160A1HN 模块安装于其上方。以下是转接板的原理图。 因此,在 i.MX6ULL EVK 开发板上,需使用 I2C2_SDA 和 I2C2_SCL 进行 I2C 通信。另需 3 个 GPIO 引脚连接 PN7160 的 IRQ、VEN 和 DWL_REQ。 这是 i.MX6ULL EVK 和 OM29110ARD-B 之间的连接。 OM29110ARD-B 引脚 i.MX6ULL EVK 引脚 I2C_SCL J2-1 I2C2_SCL J1704-10 I2C_SDA J2-2 I2C2_SDA J1704-9 GPIO_0 J2-10 GPIO1_21 J1703-1 GPIO_1 J4_1 GPIO1_20 J1703-2 GPIO_2 J4_2 GPIO1_25 J1703-3 3.3v J1-4 3.3v J1705-4 5V J1-5 5V J1705-5 接地 J1-6 接地 J1705-6 4. 修改 i.MX6ULL EVK 的设备树文件 i.MX6ULL EVK 的设备树文件为 imx6ul-14x14-evk.dtsi,其路径如下: L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/work/imx6ull14x14evk-poky-linux-gnueabi/linux-imx/6.6.36+git/git/arch/arm/boot/dts/nxp/imx/imx6ul-14x14-evk.dtsi 由于未使用 UART2,我们已禁用它。 &uart2 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>; uart-has-rtscts; /* for DTE mode, add below change */ /* fsl,dte-mode; */ /* pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2dte>; */ status = "disabled"; // <--- change the status to "disabled" bluetooth { compatible = "nxp,88w8987-bt"; }; }; 将下面的 nxpnfc 放在 &I2C2 节点下。 nxpnfc: nxpnfc@28 { compatible = "nxp,nxpnfc"; reg = <0x28>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_nfcgpio>; nxp,nxpnfc-irq = <&gpio1 21 0>; nxp,nxpnfc-ven = <&gpio1 20 0>; nxp,nxpnfc-fw-dwnld = <&gpio1 25 0>; }; 像这样: 为 nxpnfc 添加 GPIO。 pinctrl_nfcgpio: nfcgpiogrp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__GPIO1_IO21 0xb0 //irq MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__GPIO1_IO20 0xb0 //ven MX6UL_PAD_UART3_RX_DATA__GPIO1_IO25 0xb0 //dwld req >; }; 5. 重新编译内核及完整镜像 $ bitbake linux-imx -c compile $ bitbake core-image-full-cmdline 6. 使用 UUU 工具烧录镜像至开发板 构建生成的镜像为 .wic.zst 文件,需将其烧录至开发板。该文件位于以下部署目录中: L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/deploy/images/imx6ull14x14evk/core-image-full-cmdline-imx6ull14x14evk.rootfs-20241113103828.wic.zst 从以下链接下载 UUU.exe: https://github.com/nxp-imx/mfgtools/releases 从 Linux BSP 网页下载 i.MX6ULL EVK 的演示镜像。 将演示镜像解压至文件夹,并将 UUU.exe 复制到同一目录。 通过 USB 线将开发板连接至 PC,并将启动模式切换为 "Serial Downloader mode"。 在 PC 端执行以下命令,将镜像烧录至 i.MX6ULL EVK 的 SD 卡: uuu -b sd_all core-image-full-cmdline-imx6ull14x14evk.rootfs-20241112083235.wic.zst 随后将启动模式切换为 "Internal Boot (Development)" 并重启开发板。 此时可通过 "root" 账户登录并使用开发板。 您可以看到 nxpnfc 驱动程序已正确加载。 7. 在 Yocto 中构建 NFC 库和 nfcDemoApp。 在 Yocto 源码目录中,从以下链接下载 meta-nxp-nfc 层: https://github.com/NXPNFCLinux/meta-nxp-nfc     $ git clone https://github.com/NXPNFCLinux/meta-nxp-nfc.git  然后,NFC库的配方位于 L6.6.36_2.1.0/sources/meta-nxp-nfc/recipes-nfc/nxp_nfc。请将配方 nxp-nfc_git.bb 更改如下: # Copyright (C) 2016 NXP Semiconductors DESCRIPTION = "Linux NFC stack for NCI based NXP NFC Controllers." LICENSE = "Apache-2.0" LIC_FILES_CHKSUM = "file://LICENSE.txt;md5=86d3f3a95c324c9479bd8986968f4327" SRC_URI = " \ git://github.com/NXPNFCLinux/linux_libnfc-nci.git;branch=NCI2.0_PN7160;protocol=https \ " SRCREV = "6bf9f42b94e267f6384043009bda84c11e7ebbaa" SRC_URI[sha256sum] = "47bdc27108fc8d66ce5d6c33f76b419cdef20c24b9e187ada8e689d1bd7f79c7" inherit autotools pkgconfig lib_package S = "${WORKDIR}/git" 将 meta-nxp-nfc 层添加至构建定义,需更新 build_dir/conf/bblayers.conf 文件: BBLAYERS += " ${BSPDIR}/sources/meta-nxp-nfc" Build meta-nxp-nfc layer:     $ bitbake nxp-nfc 构建成功后,库文件及 nfcDemoApp 将位于以下路径: L6.6.36_2.1.0/build-for-6ullevk/tmp/work/cortexa7t2hf-neon-poky-linux-gnueabi/nxp-nfc/git/ 使用 "scp" 命令通过网络将文件复制至 EVK 开发板。若目标文件夹不存在,请先在 EVK 上使用 "mkdir" 创建目录,再执行 "scp" 命令。 以下是示例:(**下方的 IP 地址应更改为您的 EVK 的 IP 地址。) scp build/.libs/* [email protected]:/.libs/ scp image/etc/libnfc* [email protected]:/etc/   scp image/usr/lib/* [email protected]:/usr/lib   在 EVK 开发板上: root@imx6ull14x14evk:/# mkdir /usr/local root@imx6ull14x14evk:/# mkdir /usr/local/etc root@imx6ull14x14evk:/# cp /etc/libnfc-nci.conf /usr/local/etc 现在,您可以在 i.MX6ULL EVK 上运行 nfcDemoApp。 root@imx6ull14x14evk:/# cd .libs/ root@imx6ull14x14evk:/.libs# ./nfcDemoApp poll 参考资料: 1. i.MX Yocto Project 用户指南 2. PN7160 Linux Porting Guide 3. MCIMX6ULL-EVK_DESIGNFILES 4. OM27160A1HN 硬件设计文件 5. OM29110 NFC SBC 接口板设计文件 6。在运行 Yocto 的 i.MX8M mini EVK 上使用 PN7150 NFC 控制器 接触式智能卡读卡器芯片
記事全体を表示
A1006"验证操作" 模式下的写权限 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我对恩智浦 A1006 在 "验证操作 "模式下的写入操作有些困惑。   在"sd276413 - Objective short data sheet A1006, Secure Authentication IC (1.3).pdf"第 9.3.1 节中指出:"根据集成电路的生命周期状态,内存写入操作仅限于某些特定的内存区域,不能进行任意的数据写入操作,只能进行不可逆的写入操作"。   “ sd276413——客观简短数据表 A1006,安全验证芯片 IC (1.3) .pdf” 和 “ d s374620-A1006 安全验证芯片 IC (2.0) .pdf” 均 指出,在 “身份验证操作” 中,“ 只能对用户内存进行写入操作,例如交易 “使用 数据” 更新” ,但没有 “交易” 的确切定义使用数据” 更新”。   问题在于,图 16 中的 “ ds374620-A1006 验证芯片 IC (2.0) .pdf” 指出,在 “身份验证操作” 期间,“ 将任意数据写入用户内存并 允许读取操作”。   A1006 没有像英飞凌 SLE95250 或恩智浦 A1007 那样的计数器。 我原计划在 "验证操作" "模式下使用每计数 1 位的计数器,因为我认为"只有不可逆转的写操作才有可能"。因为我认为在这种模式下 "只能进行不可逆的写操作"。 但如果可以"将任意数据写入用户存储器 在 "验证操作" "模式下 "向用户内存写入任意数据",那么我就无法在 A1006 中制作防篡改计数器。   有人能说明 A1006 在"Authentication Operation" 模式下的写入权限吗? 回复: A1006 Write permsiions in "Authentication Operation" mode 我需要 A1006 技术支持。如果您以前做过,请通过 FB 联系我 13922881086 Re: A1006 Write permsiions in "Authentication Operation" mode <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 对于这可能给您带来的不便,我们深表歉意,但由于本产品的信息属于保密协议(保密协议),因此该信息不公开,这不是共享此设备任何信息的安全渠道,目前,您正在公开提供保密协议下的信息。 您能否联系帮助您获取信息的人(销售人员或代理商),以获取有关您的请求的更多详细信息? 谢谢、 Estephania
記事全体を表示
MM9z1J638D 无法从 PTBx 的定时唤醒中唤醒 您好, 我在使用内部路由到定时器通道的 PTBx 时遇到了一个与周期性唤醒有关的问题。我按照数据手册配置了寄存器,但仍无法唤醒 MCU。我附上了我的代码中与配置相关的部分。 此外,由LIN和Ah计数器触发信号的唤醒已被证实有效。只是定时唤醒不起作用。感谢您的帮助。 谢谢! #define Wakeup_counter (unsigned int) 5*1000 // counter value in terms of ALFCLK (1ms by default) char Wakeup_counter_hi = (char) ((Wakeup_counter & 0xFF00U) >> 8); // get the high byte char Wakeup_counter_lo = (char) ((Wakeup_counter & 0x00FFU) >> 0); // get the low byte // config to wakeup if certain time is elapsed after in sleep mode B_TSCR1_TEN = 0; // disable the timer to setup timer B_TCNT = 0x0000U; // reset counter B_TIOS_IOS1 = 1; // Timer channel 1 acts as an output compare to allow TC1 write /* Timer clock selection to be Timerclk/1 see table 647*/ B_TSCR2_PR0 = 0; B_TSCR2_PR1 = 0; B_TSCR2_PR2 = 0; B_TC1Hi = Wakeup_counter_hi; // compare register needs to write the high byte before low byte B_TC1Lo = Wakeup_counter_lo; B_GPIO_CTL = B_GPIO_CTL_DIR1_MASK | B_GPIO_CTL_DIR1M_MASK; // set PTB1 to output B_GPIO_CTL = B_GPIO_CTL_PE1_MASK|B_GPIO_CTL_PE1M_MASK; // PTB1 enable mask enabled PTB1 enabled B_GPIO_IN1_TCAP1 = 0; // PTB1 input buffer disconnected from Timer channel 1 - input capture B_GPIO_OUT1_TCOMP1 = 1; // Timer channel 1 - output compare connected to PTB1 output buffer OR gate (needs to be configured to allow OC to generate a system wakeup) B_PCR_WUEH_WUPTB1 = 1; // enable PTB1 as the internal timed wake up source ADCLpEnable(); PCREnterSleepMode(); Re: MM9z1J638D cannot wake up from Timed wakeup by PTBx 嗨,@WWsmp、 在 TEN=1时,能否使用 CFORC 来强制初始电平 ? 请参阅此主题: MM9Z1_638 唤醒功能有什么问题?- 恩智浦社区 BR,丹尼尔 Re: MM9z1J638D cannot wake up from Timed wakeup by PTBx 这让它成功了。它现在可以自动唤醒了。 现在唯一的问题是,它似乎从唤醒开始就进入了 _Startup 函数,而不是自动进入 main()。我必须再次手动点击 RUN 才能通过。 __EXTERN_C void _Startup(void) { __asm { LD S, #__SEG_END_SSTACK-1 /* initialize SP */ } DoZeroOut(); DoCopyDown(); #ifdef __cplusplus __static_init(); #endif main(); }
記事全体を表示
IMX95 - 如何配置帧频 您是否有关于如何在使用 NEO IPA 时配置摄像机帧频的说明?我认为这需要配置 `libcamera::controls::FrameDurationLimits`。 Re: IMX95 - How to configure the frame rate 在启用 libcamera 之前,设置如下 export LIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST='nxp/neo,imx8-isi,uvcvideo'. 然后可以使用 gstreamer 添加 libcamerasrc 或 cam 命令,如 cam--camera 1--stream width= ${W},height= ${H},pixelFormat=YUYV--捕获=1000--display=HDMI-A-1 Re: IMX95 - How to configure the frame rate 看来下面的方法不起作用: ``` req->controls().set( libcamera::controls::FrameDurationLimits, libcamera::Span ({frameTimeUs, frameTimeUs})); ``` Re: IMX95 - How to configure the frame rate 使用 libcamera
記事全体を表示
eiq time series 生成模型使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速 问题:eiq time series 生成模型怎么使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速 如图:是否需要单独加库文件或者是生成的模型静态库已经包含了PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速? 期望回复:提供使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速的文档或者是工程,在tss里面是否有相应的工程可以更新? MCXN NPU|ML Re: eiq time series 生成模型使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速 你好@xiaobai_226 加速器支持 PowerQuad :恩智浦硬件 IP 可加快 FFT 计算速度。当所选目标包含该硬件模块时,默认情况下会显示并启用该模块。 Neutron NPU :恩智浦硬件IP可用于加快深度学习模型预测,当所选设备包含此硬件模块时,支持深度学习模型预测。 BR 哈利 Re: eiq time series 生成模型使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速 hi Harry 你是说 TSS 生成的库文件已经包含了加速处理单元?由于 .libTSS 生成的文件并没有明确指出是否包含处理单元,而且鉴于在 SDK 示例和 TensorFlow for NPU 中,NPU 都是以 .a文件,仍不清楚 TSS 生成的文件是否包含加速度单位。用于测试的评估板是 MXCN947EVK。
記事全体を表示
MC34716EP 类似部件 请推荐 MC34716EP 的类似零件。 Re: MC34716EP similar part 遗憾的是,我们没有类似的部件可供推荐。
記事全体を表示
ADC読み取り NXP S32K144EVB で ADC を設定しようとしており、ADC の例を使用して編集しています。使用しているセンサからの読み取りは正常に行われていますが、電源として USB からバレル ジャックに切り替えると、読み取り結果に違いが生じることがわかりました。なぜこのようなことが起こるのでしょうか? また、どうすれば良いのでしょうか? Re: ADC Reading ハイ J7 および J16 電源を使用する場合は、VREFH 電圧の違いを確認してください。 VREFH 電圧に差がない場合は、ADC ピンへのセンサ接続での電圧差を確認します。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: ADC Reading クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
記事全体を表示
S32G-NVP 评估板启动时出现问题 你好 我目前的 S32G 评估板 (goldbox-vip) 遇到了问题,我通过 UART0 刷新软件(包括引导加载程序和应用程序),SW10 [1] 和 SW10 [2] 均处于关闭状态。 闪烁后,我将启动模式改为 "1",使 SW10[1] 为 "ON"。 当我连接调试器并且我的软件没有运行时,我看到板卡在RESET回路中。此外,绿色 LED D33(R268)闪烁后始终亮起。 这说明了什么?我怎样才能将板从RESET中解救出来? Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好@chenyin_h、 我通过 UART0 串行端口使用 S32 flashtool 刷新了二进制文件。在这种情况下,闪存没有问题,但是当我连接调试器时,我看到板一直在RESET。此外,D33 在闪烁后处于打开状态(通常情况下,D33 在闪烁后处于关闭状态)。 此外,当同一个 SW 闪入另一个金盒时,板会成功启动。已对此进行检查,以排除 SW 问题。 另外,正如你所提到的,我尝试通过SD卡刷新预版本的镜像。但是我们在终端中看不到任何启动日志。 Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好,@Yoga_Ujwala 谢谢你的帖子。 当 SJA1110 配置可用时 D33 会亮起,在刷新二进制文件之前,它不亮? 你是如何刷写创建的二进制文件的? 要测试板,你可以尝试插入 GoldBox 软件包中的 SD 卡,尝试通过 SD 启动板。(如果未找到,你可以将预先构建的电路板支持包映像刷写到空的 SD 卡上试一试) BR 切宁 Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好,@Yoga_Ujwala 感谢您的回复。 1.首先,我建议使用示波器测量 RESET_B、POR_B 等相应信号,检查它们是否不正确。 2。既然你可以在串行模式下使用 flashtool 刷新二进制文件,那么是否有可能使用调试器在串行模式下直接加载在 SRAM 中运行的 elf? BR 切宁 Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好,@chenyin_h、 感谢您的回复 为了了解S32 GoldBox板的异常行为,我们进行了以下检查和观察: 或非 Flash 和 eMMC Erase & UART Flashing 完整的或非 Flash 和 eMMC 被抹掉了,板被刷入了 .bin文件。使用 S32 闪存工具成功完成闪存。但是,在启动期间,编程数据不会复制到 SRAM。尝试使用调试器加载 ELF 时,内核仍处于 “运行 RESET” 状态。 启动交换机配置验证 使用万用表验证了启动开关配置和信号连续性,结果发现它们是正确的。闪存并将 SW10 [1] 设置为开启后,S32闪存工具中的串行COM端口预计将断开连接,这表示启动模式发生了变化。但是,即使切换开关,COM 端口连接仍处于活动状态,这不是预期的行为。 SD 卡启动尝试 使用预建的 SD 卡映像对板进行了测试,可以启动。系统也无法从 SD 卡启动,表现出相同的 RESET 相关行为。 RESET电路和引脚验证 所有与RESET相关的电路和引脚(包括 RESET_B 和 POR_B)都经过测试,运行正常。 电源轨和测试点验证 对所有电压调节器和测试点进行了测量,电压均在预期范围内。 在两个独立的GoldBox板上观察到相同的持续RESET问题,并且支持的启动程序都无法使板摆脱这种RESET状态。 Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好,@Yoga_Ujwala 感谢您的回复。 我已经提到了您创建的支持案例,让我们继续讨论吧 BR 切宁
記事全体を表示
[滥用] 发布者:@JohnKlug / 板:imx-processors / 举报人:qneymh qneymh 报告了 @JohnKlug 发表的帖子 Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone ,原因如下: 原因: 裸体或性活动 详情: < a href="https://www.player1.app/team/post/1925296612/1237"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-6"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-6"> http://shop.ls-s.ru/product/10111"> http://old-liege.jeunescathos.org/fr/content/pharmacy-online-69"> https://tarantulerosdecorazon.com/galer%C3%ADa/pharmacy-online-6"> http://www.le-cercle-des-sourires.fr/session/3337"> < a href="https://www.onlyhomebuyers.com/for-sale-by-owner-homes/sc/45"> https://spdm.dambo.me/forums/miscellaneous/advertisement/pharmacy-online-4"> http://www.le-cercle-des-sourires.fr/session/3337"> < a href="https://www.jobwebby.com/domainasname-erma-gmbh/pharmacy-online-2"> https://hetnieuweteamwerken.be/forums/forum/pharmacy-online-1"> https://rus.langnotes.ru/vocabularies/pharmacy-online"> https://obzorpoker.info/forum/pharmacy-online-7"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-1"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-6"> https://www.intimuscare.com/pharmacy-online-4"> https://darkmetalmush.net/history/pharmacy-online-0"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-6"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-6"> http://www.go4go.net/go/node/155437"> http://old-namur.jeunescathos.org/fr/content/pharmacy-online-41"> https://www.intellectualpedia.org/audiologistwholesale-pharmacy-online-4"> http://en.sp-journal.ru/article/19188"> https://gglabs.us/node/5698"> < a href="https://reflexologie-cerilly.fr/en/node/4236"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-6"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-1"> https://www.thebiketube.com/mutant-rosabella"> https://obzorpoker.info/forum/pharmacy-online-7"> http://www.alsongs.com.hk/node/15612"> https://theanubianwar.com/node/6400"> https://rahuldolas.com/forum/general-discussion/topic/723/pharmacy-online"> https://www.tundus.hu/receptek/kepek/pharmacy-online-0"> http://onlyforsalebyowner.com/for-sale-by-owner-homes/pr/76-0"> https://www.danduo168.com/en/artworks/692/pharmacy-online-3"> http://shop.ls-s.ru/product/10111"> https://investor18.ru/investors/pharmacy-online-13"> https://ng.nycc.org/content/pharmacy-online-4"> http://polden.info/story/pharmacy-online-13"> Post link: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/m-p/1627964#M203740 帖子作者 @JohnKlug|Email Author 报告人:qneymh |Email Reporter 报告的帖子有 2 个回复。
記事全体を表示
NXP MCUのADC変換中に一時的な電圧降下が観測される こんにちは、 NXP MCU の ADC 測定で問題が発生していますが、この動作が想定されているものなのか、それともそれを軽減するための推奨される構成オプションがあるのかどうかを教えてください。 問題の説明 ADC 読み取りを実行すると、変換の開始時に ADC 入力で一時的な電圧降下が観察されます。その結果、測定された ADC 値は、予想される実際の定常入力電圧よりも低くなります。 この電圧降下は短時間ですが、特に ADC 値を使用して近接した電圧レベルを区別する場合、不正確な読み取りを引き起こすのに十分です。 補足事項 入力電圧は、外部で測定した場合(たとえば、変換前にマルチメーターまたはオシロスコープのプローブを使用して)安定しています。 ADC 変換の開始時に、ADC ピンの電圧が一時的に低下し、その後回復します。 ADC の結果は、安定した入力レベルではなく、この電圧低下を反映しているように見えます。 この動作は一貫して再現可能です。 環境 MCU: [S32K314] ADCインスタンス: [AdcHwUnit 1_1ch] ソフトウェア: [RTD R21-11 バージョン 4.0.0 P19 / SW32K3 IPCF D2312] ADCクロック: [160MHz] 入力ソース: 質問 ADC 変換中のこの一時的な電圧降下は、ADC サンプリング コンデンサまたは入力インピーダンスに関連する既知または予想される動作ですか? この影響を回避または軽減するための推奨設定 (サンプリング時間、電源切断遅延、その他の ADC 構成オプションなど) はありますか? このCASE、通常は追加の外部バッファリング (オペアンプなど) が必要ですか? この現象について詳細に説明している NXP のアプリケーション ノートや参考資料はありますか? あらゆるガイダンスやベストプラクティスをいただければ幸いです。 事前に感謝いたします。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは@ハンツ モジュール クロックと ST パラメータに関連するチャネル サンプリング時間を自分で計算できます。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは@センレント 返信ありがとうございます。主な問題は分圧器のソース インピーダンスが高いこと (R1000 = 33k、R1001 = 100k) であり、R1000 を 5k 未満に下げることが推奨される解決策であると理解しています。 念のため確認しますが、先ほどは誤ってS32K314と述べてしまいました。実際の MCU はS32K358です。 現在のハードウェア リビジョンでは、抵抗値を変更することは困難です。AN4373によれば、ADC の取得 (サンプリング) 時間を長くすると、ソース インピーダンスが高くなることもあります。 S32K358では、この分周器 (約 25 kΩ のテブナン ソース インピーダンス) で安定した 12 ビットの結果を得るには、取得時間を増やす (および/またはプリスケーラを介して ADCK を下げる) だけで十分でしょうか。 もしSOなら、推奨される最小取得時間(ADCK サイクルまたは µs 単位)はありますか?また、どの RTD/ADC パラメータがそれを制御しますか? ありがとうございます。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは つまり、分圧回路内の分圧抵抗器の抵抗値が大きすぎるためにサンプリング歪みが発生しているという問題です。 R1000 の抵抗値を 5K 未満に変更してもう一度試すことをお勧めします。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12217.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4373.pdf
記事全体を表示
RT1062 用户定义类 (0xFF) USB 主机示例 大家好 我想了解如何在 i.MX RT1062 MCU 上实现"User-defined" (或根据USB.org 称为 Vendor class)0xFF 类 USB 主机(裸机)。 我们的目标是将其与 " 设备 " 连接起来,后者是另一款可能运行 Zephyr RT 实时操作系统的 i.MX RT MCU。 据我所知,恩智浦 SDK Builder 网站上目前还没有能满足这一需求的直接示例项目。 有谁能给我指点迷津,或者给我指出这样的例子? 如果不存在这种用户自定义类主机,那么使用什么示例项目来适应这种用户自定义类主机最合适? 非常感谢! i.MX RT106x Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example @kennethkong852、 不知道这对您是否有帮助,我编写了这段代码,并在多个 106x 项目中积极使用: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Working-Custom-USB-example-using-Bulk-transfer-incl-code/m-p/1260056#M13727 Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example 你好 carstengroen, 感谢您的参考! 看来你是在106x上实现设备。 我对在 106x 上运行 Host 很感兴趣。 但是,你的工作对从设备端理解非常有帮助,这也将帮助我进行开发! 非常感谢你的指导! 此致, 肯 Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example 您说得对,MCUXpresso SDK 中没有直接的示例。但是,SDK 提供了 USB 主机堆栈和几个标准类示例以供参考。 合适的起点是裸机 HID 主机示例之一,如 host_hid_mouse_bm 或 usb_host_hid_mouse_keyboard 。 https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/usb_examples/index.html Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example 你好@Sam_Gao、 非常感谢您的参考和建议。 工程团队能否考虑提供一个确切的示例(MCUXpresso IDE)项目,作为实现 RT106x 用户自定义供应商类主机的良好骨架/模板? 非常感谢! 肯 Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example 你好@kennethkong852 目前,没有关于该示例的专用的实现的计划。 顺便说一句,请参阅 AN14169:如何生成基于 i.MX RT 芯片的用户定义类 USB 设备。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14169.pdf
記事全体を表示
i.MX RT1170 首次启动失败。没有 JTAG,没有 UART。 我们有自己的定制 PCB,目前正在尝试将其升级。它没有反应,我们也不知道为什么。我想先介绍一下我们 PCB 的各种特长,然后再介绍一下我们尝试过的东西。 专业 我们使用的是外部 TCXO。目前处于关闭状态。 我们最终的 ROM 引导加载程序将是 flexSPI2 或非/与非(辅助引脚组)——但是 FLEXSPI_PIN_GROUP_SEL 目前为 0 根据参考手册 (IMXRT1170RM)-该芯片有一个 48MHz RC 振荡器,当外部 24MHz 晶体未准备就绪时,该振荡器可在启动期间为芯片生成 24MHz 时钟源。 我们有 USB 转 UART 和 JTAG。下面是 JTAG 原理图。 在 USB-to-UART桥接控制器上,我们短路了RX & TX,发现USB/UART外设没有问题。VDD_SOC_IN 为 1V。看起来 SoC 已完全开启,但我们在 JTAG 或非 blhost 中看不到任何东西。 使用 JTAG:它检测到了 JTAG ID — 0x088c601D —— 根据参考文档,这是正确的 ID。但随后显示"Failed to power up DAP" 。 使用 USB 至 UART:通过 blhost ping 没有响应。在 Windows 上看到的 COM 端口。 blhost -p COM4 -- get-property 0 错误:初始 ping 失败:未收到 ping 命令的响应。 没有这些工具,我们就无法检查 SoC 是否正常工作。应该没有图像,所以我们完全可以预料到它会进入串行下载器模式。 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 你好 问题似乎出在板初始启动期间,尽管检测到了 JTAG ID,但仍未建立通信。让我谈谈其中的要点: 1.电源问题:虽然您提到 VDD_SOC_IN 为 1V(这是正确的),但其他电源轨可能存在问题。在使用 RT1170 处理器的类似情况下,VDD_SNVS_DIG 电压不足会导致通信接口无法正常初始化。应检查该电压,因为 0.2V 读数将大大低于所需的工作电压。 2。启动模式配置:验证启动模式引脚是否已正确配置为串行下载器模式。如果未检测到有效映像,i.MX RT1170 应使用正确的启动引脚配置自动进入串行下载器模式。 3.检测到 JTAG 但无法启动 DAP:这通常表示电源相关问题或引脚配置不正确。您可以检测到正确的 JTAG ID (0x088C601D),但却无法启动 DAP,这表明芯片已部分正常工作。 4.对于 UART 通信:在与 ROM 引导加载程序通信时,尝试使用 sdphost 工具而不是 blhost。它们使用不同的协议,不能互换使用。ROM 引导加载程序和 MCUBoot 闪存加载程序使用不同的通信协议。 5。调试方法: -验证所有电源轨均处于适当的电压下 -根据硬件设计指南检查 JTAG 硬件设计 -使用 J-Link 控制器尝试不同的 JTAG 速度 (100-500kHz) -验证 UART 直接连接至没有中间元器件 的 TTL-USB 适配器。检测到 JTAG ID 但未能建立全面通信表明芯片已通电且部分运行,但无法完成初始化过程,可能是由于功率域或时钟配置问题。 此致 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. * VDD_SNVS_DIG 似乎还可以 * 启动模式引脚现在专门配置为串行下载器模式 * 用于 UART-仍然无法通信... * 对于 JTAG-我们尝试了各种速度,但仍然无法正常工作。 还有其他想法吗?其他有助于调试的信息? Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 你好@alex0、 是否可以分享您的示意图以供审查?看来它无法在 POR 状态下进入串行下载模式。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 您好, 遗憾的是,我们无法共享完整的原理图,但我们可以共享其中的一部分。您有什么特别好奇的事情吗?或者有什么调试步骤可以帮助调试问题的根源? 您说在 POR 状态下似乎无法进入串行下载模式,那么是什么阻止了它这样做呢?即什么检查会干扰/返回假值) 我在此分享一些可能相关的联系 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 另一个元器件获准共享 我们有什么可以为您提供更多见解的吗?
記事全体を表示
バックグラウンドデバッグモードドライバーパッケージ CPU16/32のトレーナー/開発者の皆さん、こんにちは。 私は学生と一緒に、Arduino IDE を使用して BDM インターフェース (USB->BDM) を設計し、Wurz の SBC EC376 を (単純に) 監視するプロジェクトを始めました。ドキュメント AN1230/D は見つかりましたが、5 ページにある「BDM ドライバ パッケージ」(BDMVx-y.ZIP) が見つかりません。 助けていただけますか? ありがとう、そしてよろしく... ウィナンド・ナイス Re: Background Debugging Mode Driver Package こんにちは@Wijnand 、 ご投稿ありがとうございます。AN1230 は古すぎるため、関連する BDM ドライバ パッケージを見つけることができませんでした。 参考までに、BDM ドライバと関連情報を提供する以下のリンクがあります。 NXP(モトローラ)公式リリースではない、プライベートブログです。 Motorola 683xx MCU 用 BDM インターフェース\\ GDB デバッガーでの使用 役に立つことを祈ります。 BR セレステ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注: この投稿が質問の答えである場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Re: Background Debugging Mode Driver Package こんにちは、セレステさん。 ご尽力ありがとうございました。リソースの一部 (BDM コンポーネント) がプロジェクトに役立つかどうかを調査します。目標は、たとえば S レコードをターゲットにアップロードするために使用できるシンプルな監視プログラムをデザインすることです。 よろしく、Wijnand... Re: Background Debugging Mode Driver Package こんにちは、セレステさん。 ご尽力ありがとうございました。リソースの一部 (BDM コンポーネント) がプロジェクトに役立つかどうかを調査します。目標は、たとえば S レコードをターゲットにアップロードするために使用できるシンプルな監視プログラムをデザインすることです。 よろしく、Wijnand... Re: Background Debugging Mode Driver Package こんにちは、Wijnandさん。 AN1230 ファイルはここにあります: http://archive.retro.co.za/archive/computers/Motorola/freeware.aus.sps.mot.com/mcu332/BDM-V090.ZIP ボードに付属のディスケット上のファイル (「ec376 ソフトウェア パッケージ」/「ec376 SWP」) とその他の付属ドキュメントを探しています。何かありましたらお知らせください。 ありがとう。
記事全体を表示
启用 dhcp 您好, 我能够为 S32K148 板分配静态 IP 地址和 PING。 在配置器中启用 dhcp。但我无法获取 IP 地址。 有什么步骤需要遵循,或者有什么真知灼见可以让它发挥作用? 并找到 test_dhcp.c还有 C:\NXP\S32DS_ARM_v2.2\ S32DS\ software\ s32sdk_s32k1xx_rtm_3.0.0\ 中间件\ tcpip\ lwip\ test\ unit 中的 test_dhcp.h 这有什么意义?    回复: dhcp enablement 你好,我试图在 s32k314 上使用 DHCP,但无法获得 IP 地址。配置截图如下。请问还有哪些地方需要配置? Re: dhcp enablement 你好@rak14 无需使用 DHCP,只需知道哪些 IP 可用并分配一个即可。不能分配已使用的 IP,否则会导致 IP 冲突。 DHCP 使选择变得更容易,因为它会自动向节点请求一个可用的 IP。但要知道自动 IP,需要使用 IP 查找器。 Re: dhcp enablement @VaneB感谢您的快速回复。 是的,我已经在 PC 和板上设置了静态 IP 地址,PING 命令也运行良好。 但我需要将板连接到办公网络,而且应该在板上启用 dhcp,对吧? 我在配置器中选中了 dhcp,但仍然无法看到提供的 IP 地址。 简而言之,如何启用板载 DHCP 会有所帮助。 Re: dhcp enablement 你好@rak14 为确保万无一失,您需要事先在电脑上设置好 IP 地址,这样才能使示例正常运行。 在 Windows 系统中,可以通过 控制面板 > 网络和互联网 > 网络和共享中心 > 更改适配器设置 > 连接到板的网络适配器。 选择 Internet 协议版本 4 并单击属性;选择使用以下 IP 地址并配置 IP 地址和子网掩码。配置示例:IP - 192.168.0.10,子网掩码 - 255.255.255.0。 你做过这个过程吗? B.R. VaneB
記事全体を表示