1985011_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1985011_ja-JP

1985011_ja-JP

RT 1170デュアルSDRAM 16ビット接続

単一の512MBitチップの代わりに、RT1172でデュアル256MビットSDRAMを使用する予定ですが、GPIOピンが不足しているため、16ビットデータバスを使用したいと考えています。

リファレンスマニュアルには、CS0とCS1で可能であるとしか記載されていませんが、2つのチップ間の他のすべてのラインは並列に接続されていると思います。


MIMXRT1170-EVKB は32ビットのデータバス接続で、アドレスグループとコマンドグループは並列に接続されていますが、16ビットのデータバスは別々です。


このような 16bit Dual SDRAM 接続が可能であることを確認し、可能であれば回路図の例を挙げていただけますか。


また、シングル 16 ビット SDRAM データ転送速度とデュアル SDRAM 16 ビット SDRAM のデータ転送速度に関するベンチマーク情報はありますか

i.MXRT 101倍
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 10:33 PM
Updated by: