2074233_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2074233_ja-JP

2074233_ja-JP

VSCodeで動作しないコンポーネントを管理しますか?

みなさん

Visual Studio Code での SDK コンポーネントの管理で問題が発生しています。「コンポーネントの管理」をクリックしても、何も起こりません。
この機能にアクセスするには、プロジェクトを右クリックし、[構成] → [コンポーネントの管理] を選択します。

インストールしたすべてのツールを示すスクリーンショットを添付しました。ご覧のとおり、SDKはリポジトリに適切に追加されています。
セットアップに欠けているものはありますか?他の誰かがこの問題に遭遇し、解決策を見つけましたか?

どんな助けでも大歓迎です!

Re:VSCodeで動作していないコンポーネントを管理しますか?ご返信ありがとうございます。VSCodeで直接作成されたプロジェクトで機能します-私はあなたの指示に従って新しいSDKの例を作成しました、そしてそれは示されているように機能しました。
しかし、私のメインプロジェクトはもともとMCUXpresso IDEで開発されていましたが、現在はVSCodeに移行しようとしています。この機能を MCUXpresso IDE で最初に作成されたプロジェクトで機能させる方法はありますか?
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:38 PM
更新人: