2149922_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2149922_zh-CN

2149922_zh-CN

PN7161 初始固件

HI

我正试图将 pn7161 与 esp 连接。

但我失败了

我的问题是我必须烧掉任何初始固件或者我可以直接将 IC 与任何其他板连接

Re: pn7161 initial firmware

你好@user_ahmed

您可以从 master 上的 nfc-NXPNFCC_FW/InfraFW/pn7160/12_50_11 获取最新的 FW - NXP/nfc-NXPNFCC_FW - GitHub

Re: pn7161 initial firmware

PN7161 的 RAM 中没有可用的固件。它尝试上传固件,但在我的设置中却没有固件文件。所以我需要你的帮助,从恩智浦的软件包中找到/下载正确的固件阵列,其中有我需要的基本文件,谢谢

Re: pn7161 initial firmware

你好@user_ahmed

建议您参考基于 MCU 项目的 SW6705 - PN7160 NXP-NCI MCUXpresso 示例项目。

请登录带有集成固件的即插即用 NFC 前端|恩智浦半导体进行下载。

Re: pn7161 initial firmware有什么库可以在主机和 ic 之间进行通信?Re: pn7161 initial firmware

你好@user_ahmed

PN7160/1 是前端产品,不能单独工作,必须与主机(如 MCU)一起工作。您提到的"esp" 是主机的一种吗?如果是,esp 可以通过 I2C 或 SPI 与 PN7161 通信。
此外,您购买的 IC 具有默认 FW,当它与主机一起工作时,其 FW 可以更新到最新版本。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:42 PM
Updated by: