Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
iMXRT1052 自定义固件中生成的密钥blob在启动时未被接受。 您好,   我有一个已签名的加密引导加载程序,HAB 已启用但未密封。使用 NXP 的安全配置工具进行刷写时,运行正常。同样地,当我将 FCB + 填充 + 已签名和加密的引导加载程序 + 密钥 blob 连接起来时(其中密钥 blob 是通过在终端中执行以下命令生成的):   blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin"   也行得通。但是,如果我在调试会话中使用自定义固件运行此过程(仅用于生成密钥 blob),则生成的 blob 文件不被接受,引导加载程序执行失败。两种情况下,DEK 值保持不变。   两者都生成了 .bin 文件。文件仅在 blob 偏移地址处不同。   安全配置工具提供的 flashloader.bin 与公开可用的源代码(MCU 启动)之间有什么区别?   “官方”刷机工具报告的版本号为: blhost -u 0x15A2,0x0073 -- get-property 1 Response status = 0 (0x0) Success. Response word 1 = 1258424320 (0x4b020800) Current Version = K2.8.0   根据 bl_version.h,源代码应该一致,安全配置工具版本为 25.09。   该自定义固件使用了来自 flashloader 源代码(具体位于 bl_keyblob_dcp.c 中)的代码片段,所有依赖项均来自同一来源。此实现仅供内部使用,因此从固件中提取 DEK 不是问题。   感谢您抽出时间。 🙂 Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. 嗨@JordanSt , 我理解您已使用 iMXRT1052 进行了如下测试? 1. 从NXP 的安全配置工具加载闪存加载器,并使用以下命令生成 dek.bin 和 blob.bin 文件。 blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin" 2. 使用 iMXRT1052 上的 flashloader 的 sdk 演示代码运行自定义固件,并使用与上面相同的命令生成 dek.bin 和 blob.bin。 3. 生成的 dek.bin 文件相同,但 blob.bin 文件不同。 如果我理解正确,您是否尝试过在步骤 2 中使用 SDK 中的 flashloader?结果是否相同? 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. 嗨@Kan_Li , 感谢您的支持。 关于: 1. 从 NXP 的安全配置工具加载闪存加载器,并使用以下命令生成 dek.bin 和 blob.bin 文件。 - 是的,为了获取关键信息。 2. 使用 iMXRT1052 上的 flashloader 的 sdk 演示代码运行自定义固件,并使用与上面相同的命令生成 dek.bin 和 blob.bin。 - 是的,我测试过了,用 SDK 中的演示 flashloader 和自定义固件都测试过了。 不确定这是否重要,但主要区别在于 SPT 中的 flashloader 是从内部 SRAM 执行的,而 SDK 中的自定义固件或演示程序则不是,它们是为外部(在板上)同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 配置和构建的。 3. 生成的 dek.bin 文件相同,但 blob.bin 文件不同。 是的,两种情况下使用的DEK保持不变(这很合理)。从生成的密钥块来看,头部信息相同,只有bk和dek部分不同,mac部分全部为零。 祝你有美好的一天 🙂 约旦
View full article
IMX8MP secondary image boot Does IMG_CNTN_SET1_OFFSET secondary image boot (RM 6.1.6.2) work for ECSPI ("SPI") NOR boot on i.MX8MP, or only for FlexSPI NOR (and SD/eMMC)? Table 6-28 lists "SPI" and "FlexSPI NOR" as separate boot devices, and the secondary-offset valid values are stated only "for FlexSPI NOR boot." Re: IMX8MP secondary image boot Hello, Your understanding is wrong, the IMG_CNTN_SET1_OFFSET secondary image boot also work for SPI devices, only with a different offset: For FlexSPI = the valid values are: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 For SPI = Secondary boot is disabled if fuse value is bigger than 10, n = fuse value bigger than 10. • n == 0: Offset = 4MB • n == 2: Offset = 1MB • Others & n <= 10 : Offset = 1MB*2^n Oswalag_0-1782750547759.png Re: IMX8MP secondary image boot Thanks — that clears up the offset mapping. Two follow-ups so we can reproduce it on our i.MX8MP board (boot NOR on ECSPI2, OPEN / non-HAB config, fuse read 2 1 = 0 → n=0 → 4 MB): What triggers the ROM to switch to the secondary image on SPI NOR? Is it any invalid primary boot header / failed image parse, or specifically a HAB authentication failure? In other words, does secondary-image boot work in open (non-secured) configuration, or only when the device is HAB-closed? Does it fall back on the same reset, or does it require a power cycle / a second reset (persistent-boot style)? Must the secondary image at the 4 MB offset be a separately-built bootable image (its own IVT/boot data for that offset), or is a byte-identical copy of the primary sufficient? Re: IMX8MP secondary image boot On i.MX8MP booting from ECSPI (SPI) NOR in the OPEN (SEC_CONFIG=open, non-HAB) configuration: what is the exact trigger condition for the IMG_CNTN_SET1_OFFSET secondary image boot? Does the ROM switch to the secondary image on an invalid/erased primary container header, or only on a HAB authentication failure (i.e. only in the closed/secured configuration)? We have a valid secondary copy at 4MB (fuse n=0), erased the primary header, and the ROM does not fall back in open config.
View full article
iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. Hi,   I have an encrypted bootloader that is signed, and HAB is enabled but not sealed. When flashed via NXP’s Secure Provisioning Tool, it works fine. Similarly, when I concatenate the FCB + Padding + Signed and encrypted bootloader + key blob (where the key blob is generated by executing the following command in the terminal):   blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin"   it also works. However, if I run this process using custom firmware in a debug session (which is only used to generate the key blob), the resulting blob file is not accepted and the bootloader fails to execute. The DEK remains unchanged in both scenarios.   Both generated .bin files differ only at the blob offset address.   Is there any difference between the flashloader.bin provided by the Secure Provisioning Tool and the publicly available source code (MCU boot)?   The "stock" flashloader reports this version: blhost -u 0x15A2,0x0073 -- get-property 1 Response status = 0 (0x0) Success. Response word 1 = 1258424320 (0x4b020800) Current Version = K2.8.0   Based on the bl_version.h, the source should be consistent, and the Secure Provisioning Tool version is 25.09.   The custom firmware uses code snippets from the flashloader source (specifically found in bl_keyblob_dcp.c), and all dependencies are taken from the same source. This implementation will only be used internally, so extracting the DEK from the firmware is not a concern.   Thank you for your time. 🙂 Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. Hi @JordanSt , May I understand you have tested with iMXRT1052 as below? 1. Load the flashloader from NXP’s Secure Provisioning Tool and use the following command to have dek.bin and blob.bin blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin" 2. Run a custom firmware with code from the sdk demo of flashloader on iMXRT1052 and use the same command as above to have the dek.bin and blob.bin.  3. The generated dek.bin files are the same, but the blob.bin files are not. If my understanding is correct , have you tried the flashloader from the sdk in step 2? Was the result the same? Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. Hi @Kan_Li ,  Thank you for your support. Regarding: 1. Load the flashloader from NXP’s Secure Provisioning Tool and use the following command to have dek.bin and blob.bin  -  Yes, to get the key blob. 2. Run a custom firmware with code from the sdk demo of flashloader on iMXRT1052 and use the same command as above to have the dek.bin and blob.bin.   -  Yes, I did, test with demo flashloader from the SDK, also a custom-custom firmware.  Not sure if important, but the main difference is that the flashloader from the SPT is executed from internal SRAM, the custom firmware or the demo from SDK is not, they are configured and build for External (on board) SDRAM.   3. The generated dek.bin files are the same, but the blob.bin files are not.  -  Yes, the DEK used in both scenarios stays the same (it make sense). From the resulted key blob, headers are the same, only bk and dek sections differ, mac section is all zeros. Have a great day 🙂 Jordan
View full article
MIMRT700ボード上の大規模なデータセットでNPU tfliteモデルを評価するにはどうすればいいですか? 私の質問はタイトルの通りです。 私はtfliteモデルを使っていますが、NPUのTfliteモデルに変換しました。tfliteモデルとNPUのTfliteモデルの予測が場合によっては異なることを確認しました(大きな違いはありません)。そこで、大規模なデータセットに対して評価NPU tfliteモデルを実行したいと考えています。 現在はサンプルtflm_cifar10_cm33_core0 に従って推論NPU tfliteモデルをMIMRT700で実行しており、うまく動作しています。しかし、このサンプルでは、静止画像用にimage_data.hを修正しました(カメラは使用していません)。このサンプルを新しいCASE「大規模データセットで評価NPUのtfliteモデルを実行する」用に修正したいです。 私はSDカードを使用して画像を保存し、推論時にimage_data.hとして読み込む予定です。でも、どこから始めればいいのか分かりません MIMRT700にはデバッグ、eUSB、USB-OTGの3つのマイクロUSBポートがあることがわかりました。 何かおすすめやご提案があれば、ぜひ教えてください。各イメージを手動で実行する(ビルド+フラッシュ)と、非常に時間がかかります。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz 応援してくださりありがとうございます。 SDカードの方法は良いです。ハードウェアは得意ではないので、チームメイトの提案で。 先ほど挙げたこの方法はどうでしょうか? 現在、私はtflm_cifar10_cm33_core0サンプルを使用して推論を実行するために、以下の手順を踏んでいます。 - image_data.h をサンプルにコピーします - ビルドボタンをクリックします デバッグボタンをクリックし、次に続行ボタンをクリックして推論を実行します。 チームメイトと話し合い、コマンドラインでビルドや推論を実行できるかどうかも話し合いました。とても良いです。もしうまくいけば、毎回image_data.hを変更するスクリプトを作成し、推論を構築し実行し、推論結果をPCに戻すことができます。これについてコメントはありますか? NXPがビルド、フラッシュ、サンプルtflm_cifar10_cm33_core0の実行に関するガイドラインがあれば、より簡単にカスタマイズできるということです。ハードウェアは得意ではないのでこの方法が気に入っています(NXPがこの方法をサポートしていれば、Pythonスクリプトを作成して毎回image_data.hを作成し、ビルドし、フラッシュし、実行して結果をPCに戻し、保存できます.csvファイルなど)。この方法(ビルド、フラッシュ、実行、コマンドライン経由でPCに結果を返す)をサポートするベンダーも多く見かけます。NXPもこの方法をサポートしていると思います。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? こんにちは、 @nnxxpp さん。 ご指摘のとおり、この例では静的ヘッダー方式を採用しています。しかし、SDカードを介してイメージをマウントするパイプラインを構築する方が、大規模なデータセットにははるかに適しているだろう。 画像をSDカードに事前にロードしておき、SDカードをマウントし、画像リストを開いて、各画像に対して次の操作を行います。 - 入力バッファへの読み込み - NPU推論を実行する - 「results.csv」に結果を書き込むファイル 現時点でこれを例示するサンプルコードはありませんが、使用しているtflm_cifar10_cm33_core0 sdcard_fatfsと、すでに初期化やカードマウントを処理し、SDカード利用に関するすべてのAPIを備えたSDKの例の両方を参照できます。 SDカードのサンプルを実行して理解し、バイナリイメージファイルの読み込みをテストすることをお勧めします。次に、tflm サンプルに SD カードのコンポーネントを追加し、SD カードの初期化と FatFs コードをインポートし、最後に静的ファイル image_data.h を置き換えます。f_read() を使用して SD カードから読み取った画像情報を含むバッファを入力として使用します。 画像をあらかじめテンソル形式で保存しておけば、処理が簡素化され、JPEG/PNGのデコード処理が不要になる。 BR、 エドウィン。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? さらに情報を追加したいです。 現在、私はtflm_cifar10_cm33_core0サンプルを使用して推論を実行するために、以下の手順を踏んでいます。 - image_data.h をサンプルにコピーします - ビルドボタンをクリックします デバッグボタンをクリックし、次に続行ボタンをクリックして推論を実行します。 チームメイトと話し合い、コマンドラインでビルドや推論を実行できるかどうかも話し合いました。とても良いです。もしうまくいけば、毎回image_data.hを変更するスクリプトを作成し、推論を構築し実行し、推論結果をPCに戻すことができます。これについてコメントはありますか?本当にありがとうございます。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? また、SDカードMIMRT700表示されているのも見ました。画像を読み込んでtflm_cifar10_cm33_core0してSDカードに保存できるなら、とても良いです。 でも正直に言うと、どう始めたらいいかは分かっています。私はハードウェアに詳しくありません。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? こんにちは、 @nnxxpp さん。 わかりました。 MCUXpresso SDKプロジェクトはコマンドラインから実行でき、スクリプトでプロセスを自動化できます。私たちのSDKコマンドラインフローはwest buildを使っており、flashはwest flash -r linkserverで行えます。 AN14700では、セクション「7.3」のパート8で説明されているように、CLIを使用してプロジェクトをコンパイルします。変換モデルを動かせ」と言いました。 したがって、このプロセスを自動化するためのスクリプトの一般的な応用は以下の通りです: 1. 新しいimage_data.hをコピーする 2. WestBuildを使用して構築する 3. West Flash を使用したプログラム 4. UARTログの取得 「一般的な推奨方法」ではありませんが、あなたの用途にも十分効果的でしょう。 BR、 エドウィン。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz はい。本当にありがとうございます。 このドキュメントを調べて従ったところ、Westを使うことで実行プログラムをフラッシュできました。ここから、すべてのプロセスを自動化するスクリプトを作成できます。 このコマンドを使用する前に west build -b mimxrt700evk examples/demo_apps/hello_world -- -Dcore_id=cm33_core0   AN14700のドキュメントで、 west build -p always examples/eiq_examples/tflm_label_image --toolchain という記述を見ました。 armgcc --config flash_debug -b mimxrt700evk -Dcore_id=cm33_core0   最初のコマンドにあるフラグについて質問があります。それはどういう意味ですか?また、MIMXRT700EVKでNPU tfliteモデルを動かす際に設定すべきフラグはどれですか?
View full article
S32K396をベースとしたETPUの例 こんにちは。S32DS3.5で生成されたETPUで使用されるS32K396用のRTD 5.0.0のデモが必要です。燃料噴射機能に使用したいと考えています。ソフトウェアパッケージとコード例を提供していただけますでしょうか? Re: S32K396的ETPU的例子 こんにちは@大概さん リアルタイム・ドライバ内にETPUおよびS32K396の既存例があります: Julin_AragnM_0-1783962715540.png さらに、S32K3 - eTPU SWパッケージの中には様々な例も見つかります。RTDとは独立しており、どのバージョンでも使用可能ですが、eTPUのSWは特定のRTD 7.0.0でのみ検証されていますバージョンや他のバージョンとの互換性は保証できません。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
使用 MCUXpresso 安全配置工具时,无法在多个 RAM 中保存代码 我们在 IMXRT1171 上的项目从 SD 卡启动并通过 RAM 运行。以前,我们的大部分代码都可放入ITC内存,只要我们将起始地址修改为0x3000(并将大小修改为更小的-0x3000),MCUXpresso安全配置工具就不会出现任何问题。然而,我们的 ITC RAM 开始耗尽,不得不将一些功能(通过链接器模板)移至 OCRAM。 这样做之后,MCUXpresso安全配置工具现在抱怨它不支持不同内存中的代码。我本来希望不要把所有东西都移到 OCRAM 中,但现在看来我不得不这么做了。 是否有其他解决方法可以让工具在两个独立的 RAM 中运行代码? 谢谢您! -m Re: Cannot have code in multiple RAMs when using MCUXpresso Secure Provisioning tool 嗨,@nxp16、 能否请您具体说明从 SPT 收到的错误信息?无论如何,我建议使用 i.MX RT1170 的 FlexRAM 功能,根据应用需求调整 ITC RAM 的大小。这是一篇解释如何操作的 AppNote:AN12077:使用 i.MX RT FlexRAM — 应用笔记 BR, Edwin. Re: Cannot have code in multiple RAMs when using MCUXpresso Secure Provisioning tool ITC RAM 的大小无法调整到超过其最大值 256k。FlexRAM对此没有帮助。很遗憾,我不记得具体的错误信息是什么了,为了解决这个问题,我改用只使用 OCRAM1,并将 ITC RAM 留空。
View full article
Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? Hello NXP Team, I am using the S32K312 controller and I would like to use the pin labelled ADC1_MA1 for reading a potentiometer voltage. I understand that ADC1_MA1 is an ADC external multiplexer address output pin. However, I would like to confirm whether there is any possible configuration in SIUL2, ADC, or pin mux settings that allows this pin to be used as a normal ADC analog input. My requirement is to connect a potentiometer wiper voltage, in the range of 0 V to 3.3 V, and read it through ADC1. Could you please confirm: Is ADC1_MA1 physically connected to any ADC input channel/sample-and-hold circuit? Can this pin be configured as an ADC input through software? If it cannot be used as an ADC input, is there any recommended hardware workaround when the PCB is already designed with the potentiometer connected to this pin? Thank you. Best regards, Esakki Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? Hi Esakki, ADC1_MA1 is the ADC Mux Output, a digital pin, and its direction is output. The function of this pin is described in "S32K3 ADC Use of external channels". The ADC1_MA1 pin has no Direct Signals and cannot be used as an ADC input. Only pins with an ADC listed in the Direct Signals section can be used as ADC inputs. PTB24 ADC1_MA[1] no Direct Signals.png PTB24 ADC1_MA[1] ADC Mux Output.png Unfortunately, there are no other reliable solutions, and it is recommended to modify the hardware circuitry. Best Regards, Robin Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? Hi @Robin_Shen , Thank you for your clear explanation and confirmation. I appreciate your support. Best regards, Esakki
View full article
i.MX95 OEIおよびDDR PHYファームウェアへのカスタムLPDDR5タイミングの統合に関する説明 NXPチームの皆様、こんにちは。 i.MX9596プロセッサをベースにしたカスタムボードを、i.MX OEIブートローダーを使ってLPDDR5メモリを導入します。 MCUXpresso Config Toolsバージョン26.3を使用して、自作ボード用のDDR構成を生成しました。生成されたファイルは以下のとおりです。 lpddr5_timing.c lpddr5_config.ds ペリフェラル.c ペリフェラル.h pin_mux.c pin_mux.h OEIソースのboards/mx95lp5/ddrディレクトリ内に、以下のファイルが見つかりました。 MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_ECC_enabled_timing.c XIMX95LPD5EVK19_6400mbps_train_timing_a1.c カスタムLPDDR5ボードの正しい統合手順を確認したいのですが。 生成されたlpddr5_timing.cMIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c の代わりにこれを使用し、OEI_DDR_CONFIG を更新して新しいタイミングファイルを参照するようにしますか? XIMX95LPD5EVK19_6400mbps_train_timing_a1.cはNXPが提供するシリコン専用のトレーニングファイルで、カスタムボードでは変更されないべきでしょうか? OEIは以下のDDR PHYファームウェアバイナリを使用します。 lpddr5_imem_v202409.bin lpddr5_dmem_v202409.bin lpddr5_imem_qb_v202409.bin lpddr5_dmem_qb_v202409.bin これらの同じファームウェアバイナリは、生成されたDDRのタイミング設定とファームウェアバージョンが一致していれば、カスタムLPDDR5ボード上で再利用できますか? ECC対応タイミングファイルは、LPDDR5 ECCが有効になっている場合にのみ必要ですか?カスタムボードでECCを使用しない場合、通常のタイミングファイルで十分でしょうか? EVK DDR構成からカスタムLPDDR5ボードに移行する際に、再生成または変更が必要な追加ファイルがあればお知らせください。 よろしくお願いします。 Re: Clarification on Integrating Custom LPDDR5 Timing into i.MX95 OEI and DDR PHY Firmware Usage こんにちは、 1. はい、MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c をカスタム構成に置き換える必要があります。 2. それはそのシリコンリビジョンごとに異なる構成なので、あなたのCASEであれば参考にCAN。この構成を使っていない場合は、そのままにしておいても構いません。 3. はい、これらのバイナリは類似の構成に再利用でき、通常のタイミングファイルで十分で、ECCを使わない場合は十分です。 よろしくお願いいたします。
View full article
How to use LPI2C peripheral with DMA without enabling any interrupts? Hello, I am working with an NXP S32K396 MCU and would like to perform an LPI2C master transaction using eDMA without enabling any interrupts. In my project, I am using the LPI2C1 peripheral. I can successfully perform LPI2C read and write transactions using DMA when the following interrupts are enabled: LPI2C1_IRQn eDMA0_DMATTCD_CH16_CH17_IRQn rkhw_0-1783969062532.png However, it appears that the RTD LPI2C DMA implementation depends on these interrupts. In Lpi2c_Ip_MasterSendData(), the LPI2C master interrupts are always enabled by the driver: rkhw_1-1783969133234.png In addition, the DMA TCDs configured for TX and RX by Lpi2c_Ip_MasterTxDmaConfig() and Lpi2c_Ip_MasterRxDmaConfig() always enable the DMA major-loop completion interrupt: Lpi2c_DmaTransferList[9u].Param = DMA_IP_CH_SET_CONTROL_EN_MAJOR_INTERRUPT; Lpi2c_DmaTransferList[9u].Value = 1U; I also noticed that in other function - Lpi2c_Ip_MasterSendDataBlocking() does not appear to configure a DMA TCD for the LPI2C transfer. I would like to perform the complete LPI2C transmit and receive transaction using DMA while keeping LPI2C1_IRQn disabled and the eDMA channel interrupt disabled.   If possible, could NXP provide an example for LPI2C master TX/RX using DMA with both LPI2C and DMA interrupts disabled?   MCU: NXPS32K396 RTD: 6.0.0 NXP Studio: 3.6.1   Any help would be greatly appreciated. Thanks a lot in advance! If needed, I can attach my project. Re: How to use LPI2C peripheral with DMA without enabling any interrupts? Hi@rkhw From the current driver implementation, the “Lpi2c_Ip_MasterSendData()” depend on both LPI2C master interrupts and DMA major-loop completion interrupts for transfer completion and state handling. Therefore, you cannot enable DMA without enabling interrupts. The RTD driver does not support this usage.
View full article
ADC1_MA1ピンをS32K312のADC入力として使えますか? NXPチームの皆様、こんにちは。 S32K312コントローラーを使っていて、ポテンショメーター電圧を読み取るためにADC1_MA1とラベル付けされたピンを使いたいと思っています。 ADC1_MA1 ADCの外部多重化器のアドレス出力ピンであることは理解しています。しかし、SIUL2、ADC、ピンマルチックスの設定で、このピンを通常のADCアナログ入力として使える設定があるかどうか確認したいです。 私の要件は、0V~3.3Vの範囲のポテンショメータのワイパー電圧を接続し、それをADC1で読み取ることです。 確認いただけますか: Is ADC1_MA1 物理的にADCの入力チャネルやサンプル&ホールド回路に接続されていますか? このピンはソフトウェアでADC入力として設定できますか? もしADC入力として使えない場合、PCBがすでにこのピンに接続されたポテンショメータを設計している場合、推奨されるハードウェアの回避策はありますか? ありがとう。 よろしくお願いします、 エサッキ Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? こんにちは、エサキさん。 ADC1_MA1はADCマルチプレクサの出力であり、デジタルピンで、出力方向です。このピンの機能は「S32K3 ADC 外部チャネルの利用」で説明されています。 ADC1_MA1ピンには ダイレクトシグナル がなく、ADC入力として使用できません。ダイレクト信号セクションに記載されたADCを持つピンのみがADC入力として使用可能です。 PTB24 ADC1_MA[1] no Direct Signals.png PTB24 ADC1_MA[1] ADC Mux Output.png 残念ながら、他に信頼できる解決策はなく、ハードウェア回路の変更をお勧めします。 よろしくお願いいたします ロビン Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? こんにちは、 @Robin_Shen さん。 分かりやすいご説明とご確認をいただき、ありがとうございます。サポートいただき感謝します。 よろしくお願いします、 エサッキ
View full article
关于将自定义 LPDDR5 时序集成到 i.MX95 OEI 和 DDR PHY 固件使用中的说明 您好,NXP团队, 我正在开发一款基于 i.MX9596 处理器和 LPDDR5 内存,并使用 i.MX OEI 引导加载程序的定制电路板。 我使用 MCUXpresso 配置工具 26.3 版为我的定制板生成了 DDR 配置。生成的文件如下: lpddr5_timing.c lpddr5_config.ds 外围设备.c peripherals.h pin_mux.c pin_mux.h 在 OEI 源代码目录 板/mx95lp5/ddr 下,我找到了以下文件: MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_ECC_enabled_timing.c XIMX95LPD5EVK19_6400mbps_train_timing_a1.c 我想确认一下定制LPDDR5板的正确集成流程。 生成的 lpddr5_timing.c是否可以用此文件代替 MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c,并更新 OEI_DDR_CONFIG 以引用新的时序文件? XIMX95LPD5EVK19_6400mbps_train_timing_a1.ca 是 NXP 提供的芯片专用训练文件,定制板需要保持不变吗? OEI 使用以下 DDR PHY 固件二进制文件: lpddr5_imem_v202409.bin lpddr5_dmem_v202409.bin lpddr5_imem_qb_v202409.bin lpddr5_dmem_qb_v202409.bin 只要固件版本与生成的 DDR 时序配置匹配,这些相同的固件二进制文件是否可以在定制的 LPDDR5 板上重复使用? 是否只有在启用 LPDDR5 ECC 时才需要启用 ECC 的时序文件?如果定制板上未使用 ECC,则普通时序文件是否足够? 从 EVK DDR 配置迁移到定制 LPDDR5 板时,是否需要重新生成或修改任何其他文件?请告知。 谢谢! Re: Clarification on Integrating Custom LPDDR5 Timing into i.MX95 OEI and DDR PHY Firmware Usage 你好, 1. 是的,您需要将 MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c 替换为您的自定义配置。 2. 这是该特定硅片版本的一种不同配置,如果这是你的情况,可以将其用作参考。如果您不使用此配置,则可以保持不变。 3. 是的,这些二进制文件可以重复用于类似的配置,如果您不使用 ECC,则普通的计时文件就足够了。 顺祝商祺!
View full article
S32 Design Studio for ARM v2.2许可延期 您好,S32 Design Studio for ARM v2.2提示许可马上到期,Activation Code:FAF2-FCC2-8A8E-87AC,麻烦延期,谢谢!
View full article
S32 Design Studio for ARM v2.2 许可延期 您好,S32 Design Studio for ARM v2.2提示立即授权,激活码:FAF2-FCC2-8A8E-87AC,麻烦延期,谢谢!
View full article
S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic Hi. I'm looking for the schematic for S32K144EVB-Q100 Rev D. I cannot seem to make the board send any CAN messages. Is there sample code available to send message on CAN 0 on that board? I was able to use SPI and confirm the CAN transceiver is in forced normal mode so CAN should be working. Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic You may check the sample code at S32DS for S32K144EVB... Please share if any since i can not found it... Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic Hello @rosejp03, I've sent you a private message on the community regarding the design files. Regarding the CAN functionality, Rev. C (the current board I am using) & Rev. D have the same exact CAN design and transceiver (UJA1169): S32K144EVB-Q100 Rev. DS32K144EVB-Q100 Rev. DS32K144EVB-Q100 Rev. D S32K144EVB Rev. C1S32K144EVB Rev. C1S32K144EVB Rev. C1 Are you using any existing example? Either the AN5413: S32K1xx Series Cookbook or the ones included through the RTD package?  Are you using the 12V jack connector? Change J107 position to 1-2 and power the board with 12V. How are you testing CAN communication? Are you using another EVB, a CAN analyzer, or anything else? Can you try scoping the bus?  Best regards, Julián Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic Hi @db16122, If you also need the design files for S32K144EVB Rev. D, please let me know. Best regards, Julián
View full article
新規プロジェクトウィザード失敗: FreeRTOSポートが自動的に追加されませんでした 皆さん、こんにちは。 MCUXpresso IDE V24.12を使って、LPC5536向けのfreeRTOSベースのプロジェクトを作ろうとしています。 「Create a new C/C++ project」ウィザード(Quickstart Panelから利用可能)は、プロジェクトにfreeRTOSのサポートを追加する簡単な方法を提供しているようです(下記スクリーンショットのマークアップ参照)。 danielholala_0-1750771156912.png ご覧の通り、「新しいプロジェクトウィザード」にはfreeRTOSを「オペレーティングシステム」として追加するチェックボックスがあります。このボックスにチェックを入れると、ウィザードは自動的にfreeRTOSのもう一つの重要な部分であるメモリマネージャーを追加します(下記のチェックボックス参照)。 danielholala_1-1750771498221.png しかし、ウィザードはfreeRTOSで最も重要な部分であるMCU固有のコード(下のスクリーンショットのマークアップ参照)を追加していません。 danielholala_2-1750771652430.png このコンポーネントを自分で選択しない場合、生成されたプロジェクトでコンパイルエラーが発生します。新規プロジェクトウィザードは常にコンパイル可能なプロジェクトを生成するべきだと私は考えています。さらに、MCUXpresso IDEのマニュアルには明確に「また、コンポーネントを選択すると依存関係も自動的に選択される」と明記されています。(セクション 5.1.1)SDK New Project Wilzard)。 私の意見では、これはバグ、少なくともユーザーエクスペリエンス上のバグです。 次のSDKやMCUXpressoのバージョンでこの問題が修正されることを期待しています。 ありがとう。 ダニエル Re: New Project Wizard fAiL: no freeRTOS port added automatically MCUXpresso IDE v25.6(執筆時点での現行)とSDK for LPC5536(バージョン25.06、manifest 3.15)で試しましたが、FreeRTOSカーネルとcm33ポート間の依存関係 がまだ存在せず 、手動で選択する必要があります。 Re: New Project Wizard fAiL: no freeRTOS port added automatically こんにちは、 @EdwinHz さん。 迅速なサポートに感謝します。 ありがとう。 ダニエル Re: New Project Wizard fAiL: no freeRTOS port added automatically こんにちは、 @danielholala さん、 この問題を再現できました。プロジェクトウィザードはすべての依存関係を自動的に選択するはずなので、これは間違いなくバグです。この問題をIDEチームに報告し、今後のMCUXpressoプロジェクトウィザードのバージョンで修正してもらうつもりです。 この問題を報告していただきありがとうございます。 BR、 エドウィン。
View full article
S32DSライセンスの有効期限が切れました。 サポートの皆さん、こんにちは。 有効期限が切れたライセンス番号FF6A-EDA4-CDF0-7186の延長にご協力ください。 よろしくお願いいたします。 マーカス アクティベーション | インストール | ライセンス | インストーラーのダウンロード Re: S32DS License Expired. ライセンスの延長は不可能だと思います。ライセンスを購入する必要があるかもしれません Re: S32DS License Expired. こんにちは、マーカスさん。 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前使用していたコードを使って、S32DSを再度有効化してください。 Re: S32DS License Expired. ジリさん、ありがとうございます! Re: S32DS License Expired. こんにちは、 これはARM 2018.R1用のS32DS向けです。ライセンスの延長にご協力ください。 よろしくお願いいたします。 マーカス
View full article
Yocto wrynose 版本“imx-car-navigation”失败 您好, 尝试在最新的 6.18.20-2.0.0 电路板支持包。 上为 FRDM-IMX93 构建“imx-image-full”时失败,失败情况如下: ERROR: imx-car-navigation-1.0-r0 do_compile: Execution of '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/temp/run.do_compile.1753043' failed with exit code 1 ERROR: Logfile of failure stored in: /media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/temp/log.do_compile.1753043 Log data follows: | DEBUG: Executing shell function do_compile | Cloning into '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/sources/imx-car-navigation-1.0/CANopenNode'... | fatal: unable to access 'https://github.com/CANopenNode/CANopenNode.git/': Could not resolve host: github.com | fatal: clone of 'https://github.com/CANopenNode/CANopenNode.git' into submodule path '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/sources/imx-car-navigation-1.0/CANopenNode' failed | Failed to clone 'CANopenNode'. Retry scheduled | Cloning into '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/sources/imx-car-navigation-1.0/CANopenNode'... | fatal: unable to access 'https://github.com/CANopenNode/CANopenNode.git/': Could not resolve host: github.com | fatal: clone of 'https://github.com/CANopenNode/CANopenNode.git' into submodule path '/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/build-imx93-frdm/tmp/work/armv8-2a-poky-linux/imx-car-navigation/1.0/sources/imx-car-navigation-1.0/CANopenNode' failed | Failed to clone 'CANopenNode' a second time, aborting | WARNING: exit code 1 from a shell command. ERROR: Task (/media/dzu/hd01-xfs/nxp/imx-yocto-6.18.20-2.0.0/sources/meta-nxp-demo-experience/recipes-examples/imx-car-navigation/imx-car-navigation.bb:do_compile) failed with exit code '1' 请注意,这个问题是 100% 可复现的——在这里总是会失败。另请注意,即使 bitbake 正在执行“编译”步骤,存储库的下载也会失败。目前,我认为这可能与不应该在编译步骤中进行下载有关,也许 bitbake 现在将网络功能限制在了下载步骤中?最近有人试过这个配方吗? Re: Yocto wrynose build failure for 'imx-car-navigation' 看来我的直觉是对的。以下补丁解决了我的问题: --- sources/meta-nxp-demo-experience/recipes-examples/imx-car-navigation/imx-car-navigation.bb.ORIG 2026-07-13 16:02:28.733344421 +0200 +++ sources/meta-nxp-demo-experience/recipes-examples/imx-car-navigation/imx-car-navigation.bb 2026-07-13 16:02:11.178539144 +0200 @@ -14,6 +14,7 @@ do_configure[noexec] = "1" +do_compile[network] = "1" do_compile() { cd ${S} 但请注意,这只是一个权宜之计。默认情况下不允许这样做是有原因的——编译步骤不应该进行任何网络访问。
View full article
S32K144EVB-Q100 Rev D 回路図 こんにちは。S32K144EVB-Q100 Rev Dの回路図を探しています。ボードにCANメッセージを送らせることができません。そのボードのCAN 0にメッセージを送信するためのサンプルコードはありますか?SPIを使ってCANトランシーバが強制ノーマルモードになっていることを確認でき、CANは動作しているはずです。 Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic S32DSのサンプルコードでご確認くださいS32K144EVB...もし見つからなかったら教えてください... Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic こんにちは、 @db16122 さん。 もしリバS32K144EVB Dのデザインファイルが必要なら、ぜひお知らせください。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic こんにちは、@rosejp03 さん。 デザインファイルについてコミュニティにプライベートメッセージを送りました。 CAN機能についてですが、Rev. C(現在使っているボード)とRev. Dは全く同じCAN設計とトランシーバー(UJA1169)を持っています: S32K144EVB-Q100 Rev. DS32K144EVB-Q100 Rev. D S32K144EVB Rev. C1S32K144EVB Rev. C1 既存の例を使用していますか?AN5413: S32K1xxシリーズの料理本か、RTDパッケージに含まれるもののどちらかですか? 12Vジャックコネクタを使用していますか?J107の位置を1-2に変更し、ボードに12Vの電源を入れてください。 CANコミュニケーションはどのようにテストしていますか?他のEVBやCANアナライザー、その他何かを使っていますか?バスのスコープを試してみてくれない? よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
Problem with DDRv tool on LS1088A Hi, I am trying to validate a new type of DDR4 SO-DIMM on a custom board based on LS1088A SoC, but I am encountering problems with DDRv. I have already validated several other models of DDR4 in the past, and I did not encounter any problems. The new model of DDR that I am trying to validate is IMM2G72D4SOD8AG-B075I from Memphis. Its speed-grade is 2,666, but we would like to run it at 2,100 MT/s. I have created a new QorQ configuration project and successfully read DDR configuration via SPD. However, the first step (Centering the clock) consistently fails at 0.04%, on the 'Auto search & detect for write leveling start values' part. In the Test Results summary, I see that the test failed with the reason: "DDR interface is failing due to an issue other than WRLVL_START values, please investigate HW issues on the board." In the Logs section, I see the following information: #################### Result for: wrlvl_searcher ###### Run  1 ######################################   Test result: [ ============================================================ Updated: WRLVL_CNTL = 0x86550605, WRLVL_CNTL_2 = 0x00000000, WRLVL_CNTL_3 = 0x00000000, SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000     ============================================================ Updated: WRLVL_CNTL = 0x86550607, WRLVL_CNTL_2 = 0x09060C0F, WRLVL_CNTL_3 = 0x0E110B0E, SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000     ============================================================ Updated: WRLVL_CNTL = 0x86550607, WRLVL_CNTL_2 = 0x09050C0F, WRLVL_CNTL_3 = 0x1611130E, SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000     DDR interface is failing due to an issue other than WRLVL_START values, please investigate HW issues on the board. < > {{DDR interface is failing due to an issue other than WRLVL_START values, please investigate HW issues on the board.}}     Err. capture registers: 0xE20, 0x00000000     0xE24, 0x00000000     0xE28, 0x00000000     0xE40, 0x00000080      0xE44, 0x00000000     0xE48, 0x0000001D     0xE4C, 0x00000000     0xE50, 0x00000000      0xE54, 0x00000000     0xE58, 0x00010000          Dump: 0xF00, 0x00000000     0xF04, 0x00001002     0xF08, 0x0000000A     0xF0C, 0x14000C20      0xF10, 0x00000000     0xF14, 0x00000000     0xF18, 0x00000000     0xF1C, 0x00000000      0xF20, 0x00000000     0xF24, 0x2F003500     0xF28, 0x2A003600     0xF2C, 0x3E004A00      0xF30, 0x44004600     0xF34, 0x3A007000     0xF38, 0x00000000     0xF3C, 0x00000000      0xF40, 0x00000000     0xF44, 0x00000000     0xF48, 0x00000001     0xF4C, 0x94000000      0xF50, 0x0F001300     0xF54, 0x0C001800     0xF58, 0x1F002C00     0xF5C, 0x22002700      0xF60, 0x1C000000     0xF64, 0x00009000     0xF68, 0x00000020     0xF6C, 0x00000000      0xF70, 0x0060007B     0xF74, 0x00000000     0xF78, 0x00000000     0xF7C, 0x00000000      0xF80, 0x00000000     0xF84, 0x00000000     0xF88, 0x00000000     0xF8C, 0x00000000      0xF90, 0x00000000     0xF94, 0x80000000     0xF98, 0x00000000     0xF9C, 0x29002B00      0xFA0, 0x2B002B00     0xFA4, 0x27002D00     0xFA8, 0x28002E00     0xFAC, 0x27000000      0xFB0, 0x10000003     0xFB4, 0x42344241     0xFB8, 0x40334332     0xFBC, 0x43404150      0xFC0, 0x00004133     0xFC4, 0x44424444     0xFC8, 0x44415134     0xFCC, 0x51414251      0xFD0, 0x42414241     0xFD4, 0x50434252     0xFD8, 0x50444342     0xFDC, 0x42413444      0xFE0, 0x43514340     0xFE4, 0x44424444     0xFE8, 0x42514441     0xFEC, 0x40423443      0xFF0, 0x43424342     0xFF4, 0x43415042     0xFF8, 0x51415341     0xFFC, 0x54000D0D            Data:  0x00000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000    ]   I have attached the verbose CCS log from the failed validation procedure as well.   Could you please explain what this means and how we can debug the issue? QorIQ LS1 Devices Re: Problem with DDRv tool on LS1088A Compare with new type of DDR4 SO-DIMM, what kind of SODIMM used before? Any change between the new one and the old one Re: Problem with DDRv tool on LS1088A Hello, For your specific dump, the most actionable interpretation is: the controller raised an automatic calibration error ( ACE ) during training, and DDRv’s write-leveling search could not find a valid operating region by adjusting WRLVL_START . That points first to reset/clock/configuration/DQ-map/SI checks, with DDR reset and DQn_MAP high on the list because both are repeatedly tied to this exact DDRv failure class in NXP debug history. So, verify DDR clock/RCW, DDR reset timing, SPD-derived rank/geometry, DQ mapping, and power/SI before tuning margins. Regards
View full article
贡献内容:完整的 S32DS PFE 插件、LWIP 集成和 tcpip/LLCE 修复 NXP团队和S32G社区的各位好, 我为 S32 设计工作室 (S32DS) / S32 配置工具开发了一个完整的 PFE 插件。此前,PFE 配置支持仅可通过 EB Tresos 获得。新插件包含: 在 S32DS 环境中完全原生集成 与 NXP 官方 TCP/IP 插件无缝集成,支持 LWIP 协议栈 完整的TSN流量整形器配置(TAS和CBS) 使用 LWIP 和 LLCE 进行全面测试,包括卸载场景 在此过程中,我还发现并解决了官方 tcpip 和 LLCE 插件中的几个错误。 这项改进使得在 S32G 平台上更顺利地开发高级以太网和 TSN 应用成为可能。 我想向 NXP 贡献完整的插件、集成元器件、错误修复、文档和测试结果。这可以集成到未来的 RTD 或 S32 配置工具版本中,或者作为官方参考资料与社区共享。 向恩智浦团队提出的问题: 提交此贡献的推荐流程是什么(例如,通过技术支持案例或其他渠道)? 关于文件、包装或协议(例如保密协议)是否有任何特殊要求? 我已准备好包含插件文件、安装/集成指南、详细变更日志和验证结果的完整代码包,软件包。我乐意私下分享,并支持任何技术审查或讨论。 感谢您事先的指导。期待您的反馈。 此致, 阿尔萨尔·伊玛目 SDV架构师 @ GK Automobiltechnologie (Disrupt) 金VIP Re: Offering Contribution: Complete PFE Plugin for S32DS, LWIP Integration & tcpip/LLCE Fixes 你好, arsalimam 首先,感谢您分享这项令人印象深刻的工作,并感谢您愿意将其贡献给恩智浦半导体。 您描述的功能——包括原生 S32 Design Studio 集成、LWIP/tcpip 集成、TSN 流量整形支持 (TAS/CBS)、LLCE 验证以及相关的错误修复——对于 S32G 以太网和 TSN 开发来说似乎非常有价值。 现阶段,对 NXP 现有工具的软件组件、插件和修改的贡献需要相关产品和软件团队进行审查。因为验收过程可能涉及技术评估以及知识产权和法律方面的考虑。 您可以通过我们的客户支持系统分享您的资料: https://support.nxp.com 我们感谢您为改进 S32G 软件生态系统所付出的努力和关注。 BR 乔伊
View full article