2394476_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394476_zh-CN

2394476_zh-CN

贡献内容:完整的 S32DS PFE 插件、LWIP 集成和 tcpip/LLCE 修复

NXP团队和S32G社区的各位好,


我为 S32 设计工作室 (S32DS) / S32 配置工具开发了一个完整的 PFE 插件。此前,PFE 配置支持仅可通过 EB Tresos 获得。新插件包含:

  • 在 S32DS 环境中完全原生集成
  • 与 NXP 官方 TCP/IP 插件无缝集成,支持 LWIP 协议栈
  • 完整的TSN流量整形器配置(TAS和CBS)
  • 使用 LWIP 和 LLCE 进行全面测试,包括卸载场景

在此过程中,我还发现并解决了官方 tcpip 和 LLCE 插件中的几个错误。

这项改进使得在 S32G 平台上更顺利地开发高级以太网和 TSN 应用成为可能。

我想向 NXP 贡献完整的插件、集成元器件、错误修复、文档和测试结果。这可以集成到未来的 RTD 或 S32 配置工具版本中,或者作为官方参考资料与社区共享。
向恩智浦团队提出的问题:

  • 提交此贡献的推荐流程是什么(例如,通过技术支持案例或其他渠道)?
  • 关于文件、包装或协议(例如保密协议)是否有任何特殊要求?

我已准备好包含插件文件、安装/集成指南、详细变更日志和验证结果的完整代码包,软件包。我乐意私下分享,并支持任何技术审查或讨论。

感谢您事先的指导。期待您的反馈。


此致,
阿尔萨尔·伊玛目

SDV架构师 @ GK Automobiltechnologie (Disrupt)

金VIPRe: Offering Contribution: Complete PFE Plugin for S32DS, LWIP Integration & tcpip/LLCE Fixes

你好, arsalimam

首先,感谢您分享这项令人印象深刻的工作,并感谢您愿意将其贡献给恩智浦半导体。

您描述的功能——包括原生 S32 Design Studio 集成、LWIP/tcpip 集成、TSN 流量整形支持 (TAS/CBS)、LLCE 验证以及相关的错误修复——对于 S32G 以太网和 TSN 开发来说似乎非常有价值。

现阶段,对 NXP 现有工具的软件组件、插件和修改的贡献需要相关产品和软件团队进行审查。因为验收过程可能涉及技术评估以及知识产权和法律方面的考虑。

您可以通过我们的客户支持系统分享您的资料: https://support.nxp.com

我们感谢您为改进 S32G 软件生态系统所付出的努力和关注。

BR

乔伊

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 02:30 AM
更新者: