2392353_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392353_zh-CN

2392353_zh-CN

iMXRT1052 自定义固件中生成的密钥blob在启动时未被接受。

您好,

 

我有一个已签名的加密引导加载程序,HAB 已启用但未密封。使用 NXP 的安全配置工具进行刷写时,运行正常。同样地,当我将 FCB + 填充 + 已签名和加密的引导加载程序 + 密钥 blob 连接起来时(其中密钥 blob 是通过在终端中执行以下命令生成的):

 
blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin"
 

也行得通。但是,如果我在调试会话中使用自定义固件运行此过程(仅用于生成密钥 blob),则生成的 blob 文件不被接受,引导加载程序执行失败。两种情况下,DEK 值保持不变。

 

两者都生成了 .bin 文件。文件仅在 blob 偏移地址处不同。

 

安全配置工具提供的 flashloader.bin 与公开可用的源代码(MCU 启动)之间有什么区别?

 

“官方”刷机工具报告的版本号为:

blhost -u 0x15A2,0x0073 -- get-property 1 Response status = 0 
(0x0) Success. Response word 1 = 1258424320 (0x4b020800) 
Current Version = K2.8.0
 

根据 bl_version.h,源代码应该一致,安全配置工具版本为 25.09。

 

该自定义固件使用了来自 flashloader 源代码(具体位于 bl_keyblob_dcp.c 中)的代码片段,所有依赖项均来自同一来源。此实现仅供内部使用,因此从固件中提取 DEK 不是问题。

 

感谢您抽出时间。

Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot.

@JordanSt


我理解您已使用 iMXRT1052 进行了如下测试?


1. 从NXP 的安全配置工具加载闪存加载器,并使用以下命令生成 dek.bin 和 blob.bin 文件。

blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin"

2. 使用 iMXRT1052 上的 flashloader 的 sdk 演示代码运行自定义固件,并使用与上面相同的命令生成 dek.bin 和 blob.bin。

3. 生成的 dek.bin 文件相同,但 blob.bin 文件不同。


如果我理解正确,您是否尝试过在步骤 2 中使用 SDK 中的 flashloader?结果是否相同?


祝你有美好的一天,


-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------

Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot.

@Kan_Li
感谢您的支持。

关于:
1. 从 NXP 的安全配置工具加载闪存加载器,并使用以下命令生成 dek.bin 和 blob.bin 文件。

- 是的,为了获取关键信息。

2. 使用 iMXRT1052 上的 flashloader 的 sdk 演示代码运行自定义固件,并使用与上面相同的命令生成 dek.bin 和 blob.bin。

- 是的,我测试过了,用 SDK 中的演示 flashloader 和自定义固件都测试过了。
不确定这是否重要,但主要区别在于 SPT 中的 flashloader 是从内部 SRAM 执行的,而 SDK 中的自定义固件或演示程序则不是,它们是为外部(在板上)同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 配置和构建的。


3. 生成的 dek.bin 文件相同,但 blob.bin 文件不同。

是的,两种情况下使用的DEK保持不变(这很合理)。从生成的密钥块来看,头部信息相同,只有bk和dek部分不同,mac部分全部为零。


祝你有美好的一天
约旦

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 02:34 AM
更新者: