2394061_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394061_zh-CN

2394061_zh-CN

关于将自定义 LPDDR5 时序集成到 i.MX95 OEI 和 DDR PHY 固件使用中的说明

您好,NXP团队,

我正在开发一款基于 i.MX9596 处理器和 LPDDR5 内存,并使用 i.MX OEI 引导加载程序的定制电路板。

我使用 MCUXpresso 配置工具 26.3 版为我的定制板生成了 DDR 配置。生成的文件如下:

  • lpddr5_timing.c

  • lpddr5_config.ds

  • 外围设备.c

  • peripherals.h

  • pin_mux.c

  • pin_mux.h

在 OEI 源代码目录 板/mx95lp5/ddr 下,我找到了以下文件:

  • MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c

  • MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_ECC_enabled_timing.c

  • XIMX95LPD5EVK19_6400mbps_train_timing_a1.c

我想确认一下定制LPDDR5板的正确集成流程。

  1. 生成的 lpddr5_timing.c是否可以用此文件代替 MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c,并更新 OEI_DDR_CONFIG 以引用新的时序文件?

  2. XIMX95LPD5EVK19_6400mbps_train_timing_a1.ca 是 NXP 提供的芯片专用训练文件,定制板需要保持不变吗?

  3. OEI 使用以下 DDR PHY 固件二进制文件:

  • lpddr5_imem_v202409.bin

  • lpddr5_dmem_v202409.bin

  • lpddr5_imem_qb_v202409.bin

  • lpddr5_dmem_qb_v202409.bin

只要固件版本与生成的 DDR 时序配置匹配,这些相同的固件二进制文件是否可以在定制的 LPDDR5 板上重复使用?

  1. 是否只有在启用 LPDDR5 ECC 时才需要启用 ECC 的时序文件?如果定制板上未使用 ECC,则普通时序文件是否足够?

从 EVK DDR 配置迁移到定制 LPDDR5 板时,是否需要重新生成或修改任何其他文件?请告知。

谢谢!

Re: Clarification on Integrating Custom LPDDR5 Timing into i.MX95 OEI and DDR PHY Firmware Usage

你好,

1. 是的,您需要将 MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c 替换为您的自定义配置。

2. 这是该特定硅片版本的一种不同配置,如果这是你的情况,可以将其用作参考。如果您不使用此配置,则可以保持不变。

3. 是的,这些二进制文件可以重复用于类似的配置,如果您不使用 ECC,则普通的计时文件就足够了。

顺祝商祺!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-14-2026 02:31 AM
Updated by: