2393822_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2393822_ja-JP

2393822_ja-JP

S32K144EVB-Q100 Rev D 回路図

こんにちは。S32K144EVB-Q100 Rev Dの回路図を探しています。ボードにCANメッセージを送らせることができません。そのボードのCAN 0にメッセージを送信するためのサンプルコードはありますか?SPIを使ってCANトランシーバが強制ノーマルモードになっていることを確認でき、CANは動作しているはずです。

Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic

S32DSのサンプルコードでご確認くださいS32K144EVB...もし見つからなかったら教えてください...

Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic

こんにちは、 @db16122 さん

もしリバS32K144EVB Dのデザインファイルが必要なら、ぜひお知らせください。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: S32K144EVB-Q100 Rev D Schematic

こんにちは、@rosejp03 さん

デザインファイルについてコミュニティにプライベートメッセージを送りました。

CAN機能についてですが、Rev. C(現在使っているボード)とRev. Dは全く同じCAN設計とトランシーバー(UJA1169)を持っています:

S32K144EVB-Q100 Rev. DS32K144EVB-Q100 Rev. DS32K144EVB-Q100 Rev. D

S32K144EVB Rev. C1S32K144EVB Rev. C1S32K144EVB Rev. C1

既存の例を使用していますか?AN5413: S32K1xxシリーズの料理本か、RTDパッケージに含まれるもののどちらかですか?

12Vジャックコネクタを使用していますか?J107の位置を1-2に変更し、ボードに12Vの電源を入れてください。

CANコミュニケーションはどのようにテストしていますか?他のEVBやCANアナライザー、その他何かを使っていますか?バスのスコープを試してみてくれない?

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 02:30 AM
更新者: