NXPチームの皆様、こんにちは。
S32K312コントローラーを使っていて、ポテンショメーター電圧を読み取るためにADC1_MA1とラベル付けされたピンを使いたいと思っています。
ADC1_MA1 ADCの外部多重化器のアドレス出力ピンであることは理解しています。しかし、SIUL2、ADC、ピンマルチックスの設定で、このピンを通常のADCアナログ入力として使える設定があるかどうか確認したいです。
私の要件は、0V~3.3Vの範囲のポテンショメータのワイパー電圧を接続し、それをADC1で読み取ることです。
確認いただけますか:
ありがとう。
よろしくお願いします、
エサッキ
こんにちは、エサキさん。
ADC1_MA1はADCマルチプレクサの出力であり、デジタルピンで、出力方向です。このピンの機能は「S32K3 ADC 外部チャネルの利用」で説明されています。
ADC1_MA1ピンには ダイレクトシグナル がなく、ADC入力として使用できません。ダイレクト信号セクションに記載されたADCを持つピンのみがADC入力として使用可能です。
PTB24 ADC1_MA[1] no Direct Signals.png
PTB24 ADC1_MA[1] ADC Mux Output.png
残念ながら、他に信頼できる解決策はなく、ハードウェア回路の変更をお勧めします。
よろしくお願いいたします
ロビン
こんにちは、 @Robin_Shen さん。
分かりやすいご説明とご確認をいただき、ありがとうございます。サポートいただき感謝します。
よろしくお願いします、
エサッキ