Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
S32K148 FlexCAN 出力SOFパルスのみバスオフに入ります 私はこのプログラムをS32DSで開発しました。CANフレームを送信しようとする際、TXピンには短い低レベルパルスのみが出力され、その後のIDやデータビットが切り詰められるため、完全なフレームを送信できません。USB-CANアナライザーにはデータが受信されず、FlexCANコントローラは直接バスオフ状態に入ります。 クロック設定やレジスタ値を確認し、さまざまなCANチャネルも試しましたが、問題は解決していません。どの設定パラメータが誤って設定されているのかを突き止めたい。ご協力いただきありがとうございます。 Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、ジュリアンさん。 お返事ありがとうございます。先ほどのメッセージは急いで書いたため、いくつか重要な点を訂正し、追加したいと思います。 取締役会: これはサードパーティ製のボード(NXP EVBではありません)、モデルS32K148_REV2_Q144です。注意点として、販売者の回路図に誤り(ラベル付けされたトランシーバ位置が実際のPCBシルクスクリーンと一致しない)を見つけたため、この基板の**リファレンス・デザイン** **ドキュメント**は完全に信頼できるとは限りません。 公式CANの例: ビルドCan_example_S32K148試みましたが、CAN自体とは無関係な環境問題(ツールチェーンやインクルーパスの欠如、Port_Ci_Port_Ip.hとPort_Ci_Port_Ip_Cfg.hのバージョンミスマッチ—「異なるベンダーID」や「AutoSarバージョン番号が異なる」など)に遭遇しました。これは自分のプロジェクトとRTDパッケージのバージョンが不一致しているのであって、IDEの問題ではありません。解決しようと思いますが、ハードウェアの問題の中心ではないと思います。 新たな証拠(既にレビューいただいた私のプロジェクトから):前回のメッセージ以降、ロジックアナライザを使ってより詳細な検証を行いました。 MB8 の内容は 100% 正しいです。CDD_CanTransmit() の直後にレジスタから直接読み取った結果は次のとおりです。CS=0x0C080000 (CODE=0xC 保留中、DLC=8)、ID=0x00400304 (>>18 = 0x10、設定と一致)、DATA=0x01020304/0x05060708 (私の 8 バイトのペイロードと完全に一致)。 ピンのTX信号も正確で 、PTE5とトランシーバのTXD入力を同時に探査(200MHzロジックアナライザ)すると、2つの波形は同一であり、PCBトレースは問題ないことが確認できます。 しかし、送信はわずか8〜9ビットの遷移( おおよそSOF + 数ビットの仲裁ビット)で中止され、コントローラーは間もなくバスオフに入ります(ESR1がFLTCONF=11を確認し、TXERRCNTは各試みごとに増分します)。 CANH/CANLは、USB-CANアナライザーを正しく接続し、120Ω終端を有効にしていても(バスがフローティングしていない状態)でも、活動はゼロです。対照実験として、同じ設定(フローティング状態と終端状態)を別の正常に動作することが確認されているSTM32ボードで実行したところ、終端状態になるとCANHは適切な遷移を示しました。私のS32K148ボードでは、同一の終端条件下において、CANH/CANLは完全に平坦なままです。 CAN1でも同じ結果でした(ピンやトランシーバが違う)。 MCU側のTXDはトランシーバ入力まで正確であることが確認されていますが、CANH/CANLは適切な終端をしても応答しません。したがって、トランシーバの出力段階(または両チャネルで共有されている何か、例えば電源の過渡的な挙動については、オシロスコープでは確認できず、ロジックアナライザでしか確認できていません。 質問: 「TXDはトランシーバー入力で修正されるが、適切な終端でCANH/CANLは完全にフラット」というのは、トランシーバーのハードウェア故障を強く示唆するのでしょうか?それとも、他に一般的な基板レベルの問題(有効化/スタンバイ回路、電源デカップリング)がこの症状を引き起こす可能性があるのでしょうか? 実際のバスアクティビティがない場合、FlexCANは最初の数ビットのアービトレーション処理が完了した時点で(フレーム全体を完了してACKスロットで失敗するのではなく)処理を中止するのが想定される動作でしょうか?ビット監視メカニズムに関する私の理解を確認したいです。 サンプルプロジェクトのRTDバージョンの不一致についてですが、どのRTDバージョンが特定のS32構成ツールのリリースと一致しているか確認する方法はありますか?そうすれば、一致するサンプルパッケージを入手できます。 ご協力ありがとうございました。 よろしくお願いいたします、エイプリル Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、ジュリアンさん。 私の質問にご回答いただき、本当に驚き、そして感謝しています。   私は自作のハードウェアボードを使っています。公式のEVB回路と異なるのは電源回路のみであり、それ以外の回路はリファレンス・デザインと整合しています。 公式のCAN例プロジェクトもテストしました。MCALレイヤー内のPORTモジュールを有効化および設定せずにCAN0ピンのみを設定したところ、プロジェクトのコンパイルが繰り返し失敗します。   具体的なコンパイルエラーは次のとおりです。 「 f ../board/Port_Ci_Port_Ip_Cfg.h:47:10: fatal error: Port_Ci_Port_Ip_Types.h: そのようなファイルまたはディレクトリはありません"。   自分で設定したプロジェクトファイルにはこのヘッダーファイルが存在するのですが、公式のサンプルプロジェクトをインポートした後、コード生成時にこのヘッダーファイルが自動的に生成されません。 このヘッダーファイルの欠如エラーは、IDEソフトウェアのバージョンが不一致であることが原因かもしれませんか?現在は S32プラットフォーム用のS32DSで開発しており、開発環境を切り替えるために ARM 2.2.2用のS32DS をダウンロードしています。 ご指導をお待ちしております。   よろしくお願いいたします。   4月 Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @April さん。 プロジェクトを見る限り、設定と手順は正しいようです。NXPのS32K148EVBを使っているのか、それともカスタムデザインなのか教えていただけますか? RTDに含まれているCan_example_S32K148プロジェクトをテストしてみましたか?CAN0ピンを追加し、ループバックモードを無効にしてTx/Rxを有効にしてルーチンをテストするだけで済みます。 最後に、両方のノード(S32K148とCANアナライザー)が同じビットタイミングとプロトコル構成(CAN対CAN FD)に設定されているか確認しましたか?以下のツールを使って値を計算できます:MPC5xxx/S32Kxx/LPCxxxx: CAN / CAN FD ビットタイミング計算。 カスタム設計を使用する場合は、S32K148 EVBの回路図およびS32K1xxのハードウェア設計ガイドラインを参照して、CANインターフェース設計や推奨事項を確認できます。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @April さん。 1. はい、これはモジュール構成ではなくトランシーバの故障を示しています。カスタム設計で使われているトランシーバは確認できますか? I'd recommend checking STB, EN, S, RS, WAKE, INH, or similar pins against the actual mounted トランシーバ. S32K148 EVBはUJA1132HWを使用しますが、 TJA1043のようなものを使用する場合は、ノーマルモード( STB_N = high、 EN = high)に設定する必要があります。 2. はい、トランシーバが実際にバスを駆動していない場合、数ビットの仲裁後の早期中止は可能です。 3. 通常、「異なるベンダーID」や「AutoSarバージョン番号が異なる」というエラーは、プロジェクトをインポートし、異なるRTDやS32設定ツールのバージョンで設定を更新しようとした際に発生しますが、単に「File -> New -> S32DS Project From Example」から例をインポートした場合は、互換性の問題は起きないはずです。 Julin_AragnM_0-1784738938507.png 共有してくれたプロジェクトから、S32K1 RTD 3.0.0を使っているようですねしかし、プロジェクトをインポートしたところ、プロパティからGCC 11.4が設定されていることがわかります: Julin_AragnM_1-1784739211073.png RTDリリースノートより、3.0.0QLP04はNXP GCC 10.2のみをサポートしています: Julin_AragnM_3-1784739259075.png プロジェクトをどのようにインポートしてコンパイルしたのかはわかりませんが、少なくともS32DS 3.6.4がインストールされていることを確認してください。RTDパッケージは1つだけインストールされていました。S32DSは複数のRTDバージョンを同時にサポートしていません。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、ジュリアンさん。 この件に関して、引き続きご辛抱いただきありがとうございます。前回のメッセージ以降、いくつか更新情報があります。 トランシーバーチェック: よく見てみたら、UJA1132シリーズSBCではなく TJA1051であることが確認されました。このモデルはイネーブピン(Sピン)が1つだけで、ボードのアースにハードワイヤードされている(=ノーマルモード)ので、あなたが言及したマルチピンSTB_N/ENのロジックはここではあまり当てはまりません。制御回路のその部分はすでに正しく見えます。 別の独立したプロジェクトと照合してください: このボード用に全く異なるCANデモを作って実行しました(リセラーから、RTD/AUTOSARの代わりに古いプロセッサ Expert/S32 SDKスタック(can_pal)を使って)。ボタンを正しく押すとCAN_Send()が呼び出されますが、戻り値が常にSTATUS_BUSY(0x002)であることに気づきました。これは、前回の送信が実際には完了していないことを意味します。そして私のRTDプロジェクトと同様に、USB-CANアナライザーは3つのチャネルすべてで何も受信しません。つまり、完全に独立した2つのドライバースタックが同じ結果になっているので、これはソフトウェアや設定の問題ではないとかなり自信を持っています。 公式の例プロジェクトについて: ご提案通りGCCバージョンを10.2に戻しましたが、ビルド中に同じ「ファイルが見つかりません」エラーが出ます。さらに調べてみたところ、ポートモジュール(MCALレイヤー)が完全に設定されていないことに関係しているのではないかと疑っています。ポートモジュールとピンツールの機能グループの連携に関連した検証エラーがあるようですが、どんなに試しても正しく設定できていません。 April_4-1784786142962.png これらは例です。 April_0-1784785801363.png April_1-1784785825602.png これは私が以前自分で作ったプロジェクトからのものです。 April_2-1784786013234.png April_3-1784786034737.png これまでの状況を踏まえると、コントロールピンの配線は正確で、ピンのTXDも正確であることが確認され、2つの独立したソフトウェアスタックでも3つのチャネルすべてで一貫して「バス活動なし」/送信動作が止まっていることを示しています。これをハードウェアの故障として扱いRMAを進めるに値すると思いますか?それとも他に最初に確認すべき点はありますか? この件に関してご協力いただき、改めて感謝申し上げます。 よろしくお願いいたします、エイプリル Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @April さん。 追加情報ありがとうございます。 1. TJA1051に関して、このトランシーバはノーマルモードを設定するためにSピンのみを持っていますが、TJA1051T/E微分を使っている場合は、 HIGHを駆動しなければならない追加のENピンがあるので確認してください。 Julin_AragnM_0-1784829788604.png 2. 「ファイルが見つかりません」エラーは、ポート設定の誤り、ひいてはツールによるコード生成の誤りが原因である可能性が最も高いです。あなたが共有したポートコンテナのエラーは、「ピン」機能グループ名が 「ポートコンテナ名」+「ペリフェラル機能グループ」の後に名前付けされるべきであり、あなたの場合は「PortContainer_0_VS_0」と呼ばれています。 Julin_AragnM_2-1784829995267.png Julin_AragnM_1-1784829932110.png RMAを依頼する前に、添付したプロジェクトをテストしてもらえますか?これはMCALのシンプルなテストコードで、Rxを割り込みモードで、Txをポーリングモードで有効にします。10回のフレームのエコーが正常に完了すると、緑色のLEDが点滅します。 J11 CANヘッダーとPCAN-USBアナライザーでルーチンを以下の設定でテストしました: Julin_AragnM_3-1784830112924.png フレームが正常にエコーされているのが見え、緑色のLEDは10フレームごとに切り替えられていました: Julin_AragnM_4-1784830143208.png 私はS32K148-EVBを使っているのでトランシーバーのイネーブルメントは不要ですが、あなたの環境ではTJA1051が正しく有効になっているか(そしてENピンも有効化が必要かどうか)を確認してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @April さん。 すべてが期待通りに動作するようになって本当に嬉しいです! 先ほどのエラーの原因を教えていただけますか?単純なハードウェア接続だったのでしょうか? あなたも良い一日をお過ごしください! よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、ジュリアンさん。 すべてが完璧に動作していることをお伝えするのが待ちきれません!この朗報をお伝えできて、本当に嬉しいです。再テスト用に新しいMCUボードとCANトランシーバーを注文しましたが、今回は通信が完璧に動作しています。以前発生していた頻繁なBusOffエラーは、完全にハードウェアの故障だったことが判明しました。 添付していただいたテストプロジェクトも読み込んでみましたが、こちらも問題なく動作しました。サンプルコードは、あなたが説明した通り、CANフレームをスムーズに送受信できます。 この数日間、あなたが私に与えてくれた忍耐強い指導に本当に感謝しています。この問題の解決に一人では全く手詰まりで途方に暮れていましたが、あなたの詳細な回答のおかげで窮地から抜け出すことができました。 皆様のご健康と、仕事の順調な進行、そして毎日の幸せをお祈り申し上げます! よろしくお願いします、 4月 Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @Julián_AragónM さん、 ハハ、配線の問題じゃなかったよ。元のTJA1051トランシーバーモジュールは欠陥があり、BusOffの問題を引き起こしました。 改めて、たくさんの助けを本当にありがとうございます!^_^ よろしくお願いします、 4月
查看全文
flex-installer「lsdk2606」バージョンを使用している「imx95-15x15-frdm」Debianで「Weston.Service」に問題が発生しました。 こんにちは、 flex-installerバージョン「 lsdk2606 」を使用してDebianイメージをインストールしました。 ネタバレ (ハイライトして読む) Sudo Flex-installer -I auto -d /dev/sdX -m imx95-15x15-frdm Sudo Flex-installer -I auto -d /dev/sdX -m imx95-15x15-frdm 私のimx95-15x15-frdmでは その後、標準の手順に従ってインストールを続行しました。 ネタバレ (ハイライトして読む) debian-post-install-pkg debian-post-install-pkg すべてのパッケージをインストールし再起動した後、起動時に以下のエラーが発生しました: ネタバレ (ハイライトして読む) [失敗] weston.service - W…nd コンポジターをシステムサービスとして起動できませんでした。 [失敗] weston.service - W…nd コンポジターをシステムサービスとして起動できませんでした。 ネタバレ (ハイライトして読む) root@imx95-15x15-frdm:~# systemctl status weston.service × weston.service - システムサービスとしてのWaylandコンポジタであるWeston ロード済み: ロード済み (/usr/lib/systemd/system/weston.service;有効; プリセット: 有効) アクティブ: 失敗 (結果: 終了コード) 2026年7月20日(月) 13:51:20 UTC以降; 19秒前 呼び出し: 67b22b0fa1484ce681d8b2acdc107add トリガー: ● weston.socket ドキュメント: man:weston(1) man:weston.ini(5) http://wayland.freedesktop.org/ プロセス: 408 ExecStart=/usr/bin/weston --log=${XDG_RUNTIME_DIR}/weston.log --modules=systemd-notify.so (code=exited, status=1/FAILURE) メインPID: 408 (コード=終了、ステータス=1/失敗) メモリピーク:3.5M CPU: 49ms 7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service - WaylandコンポジタであるWestonをシステムサービスとして開始します... 7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm (weston)[408]: pam_unix(weston-autologin:session): user root(uid=0) by (uid=0) がセッションを開きました 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:メインプロセスが終了しました。終了コード=exited、ステータス=1/FAILURE 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:結果「exit-code」で失敗しました。 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service - WaylandコンポジタであるWestonをシステムサービスとして起動できませんでした。 root@imx95-15x15-frdm:~# systemctl status weston.service×weston.service - Wayland コンポジタである Weston をシステム サービスとしてロードしました: ロード済み (/usr/lib/systemd/system/weston.service;有効; プリセット: 有効) アクティブ: 失敗 (結果: 終了コード) 2026年7月20日(月) 13:51:20 UTC以降; 19秒前 呼び出し: 67b22b0fa1484ce681d8b2acdc107add トリガー: ● weston.socketドキュメント: man:weston(1) man:weston.ini(5) http://wayland.freedesktop.org/プロセス:408 ExecStart=/usr/bin/weston --log=${XDG_RUNTIME_DIR}/weston.log --modules=systemd-notify.so (code=exited, status=1/FAILURE) メインPID: 408 (code=exited, status=1/FAILURE) メモリピーク:3.5M CPU: 49ms 7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service - Weston、Waylandコンポジター、システムサービスとして...7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm (weston)[408]: pam_unix(weston-autologin:session): ユーザーroot(uid=0) by (uid=0) がユーザーroot(uid=0)のためにセッションを開きました by (uid=0) 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:メインプロセスが終了しました。コード=exited、ステータス=1/FAILURE 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:結果「exit-code」で失敗しました。Jul 20 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service - Wayland コンポジタである Weston をシステム サービスとして起動できませんでした。 ネタバレ (ハイライトして読む) root@imx95-15x15-frdm:~# cat /run/user/0/weston.log 日付: 2026年7月20日 UTC [12:34:22.150]ウェストン 14.0.2 https://wayland.freedesktop.org バグ報告先: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/ ビルド: LSDK-25.12_DEBIAN-13_LF-6.12.20-168-g2ddc741+ [12:34:22.153]コマンドライン: /usr/bin/weston --log=/run/user/0/weston.log --modules=systemd-notify.so [12:34:22.153]OS: Linux、6.12.49、#5 SMP PREEMPT 2026年5月28日木曜日 13:07:26 KST、aarch64 [12:34:22.153]フライトレコーダー:有効 [12:34:22.155]設定ファイル「/etc/xdg/weston/weston.ini」を使用します。 [12:34:22.156]出力再描画ウィンドウの最大時間は16ミリ秒です。 [12:34:22.158]モジュールの読み込み '/usr/lib/libweston-14/drm-backend.so' [12:34:22.162]モジュールの読み込みに失敗:libdisplay-info.so.1:共有オブジェクトファイルを開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません [12:34:22.162]致命的エラー: コンポジターバックエンドの作成に失敗しました root@imx95-15x15-frdm:~# cat /run/user/0/weston.logDate:2026年7月20日 UTC[12:34:22.150]weston 14.0.2https://wayland.freedesktop.orgバグは https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/Build に報告します。LSDK-25.12_DEBIAN-13_LF-6.12.20-168-g2ddc741+[12:34:22.153]コマンドライン: /usr/bin/weston --log=/run/user/0/weston.log --modules=systemd-notify.so[12:34:22.153]OS: Linux, 6.12.49, #5 SMP PREEMPT 2026年5月28日(木) 13:07:26 KST, aarch64[12:34:22.153]フライトレコーダー:有効[12:34:22.155]設定ファイル「/etc/xdg/weston/weston.ini」を使用しています[12:34:22.156]出力再描画ウィンドウの最大時間は16ミリ秒です。[12:34:22.158]モジュールの読み込み '/usr/lib/libweston-14/drm-backend.so'[12:34:22.162]モジュールの読み込みに失敗しました: libdisplay-info.so.1: 共有オブジェクトファイルを開けません: そのようなファイルやディレクトリはありません[12:34:22.162]致命的エラー: コンポジターバックエンドの作成に失敗しました 私も同じエラーが出ています(関連があるかどうかはわかりませんが)、でも画面には何も表示されません。 ネタバレ (ハイライトして読む) it6263 3-004c: DDC FIFOのクリアに失敗しました it6263 3-004c: EDIDの読み取りに失敗しました it6263 3-004c: DDC FIFOのクリアに失敗しました。it6263 3-004c: EDIDの読み取りに失敗しました。 Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe root@imx95-15x15-frdm:~# ldd /usr/lib/libweston-14/drm-backend.so Linux-vdso.so.1 (0x0000ffffac56c000) libweston-14.so.0 => /USR/lib/libweston-14.so.0 (0x0000ffffac410000) libwayland-client.so.0 => /lib/aarch64-Linux-gnu/libwayland-client.so.0 (0x0000ffffac3e0000) libpixman-1.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpixman-1.so.0 (0x0000ffffac330000) libwayland-server.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwayland-server.so.0 (0x0000ffffac2f0000) libdrm.so.2 => /usr/lib/libdrm.so.2 (0x0000ffffac2b0000) libudev.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libudev.so.1 (0x0000ffffac250000) libdisplay-info.so.1 => 見つかりません libgbm.so.1 => /usr/lib/libgbm.so.1 (0x0000ffffac220000) libseat.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libseat.so.1 (0x0000ffffac1f0000) libinput.so.10 => /lib/aarch64-linux-gnu/libinput.so.10 (0x0000ffffac170000) libc.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6 (0x0000ffffabfb0000) /lib/ld-linux-aarch64.so.1 (0x0000ffffac520000) libxkbcommon.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libxkbcommon.so.0 (0x0000ffffabf40000) libffi.so.8 => /lib/aarch64-linux-gnu/libffi.so.8 (0x0000ffffabf10000) libm.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libm.so.6 (0x0000ffffabe60000) libcap.so.2 => /lib/aarch64-linux-gnu/libcap.so.2 (0x0000ffffabe30000) libsystemd.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libsystemd.so.0 (0x0000ffffabd00000) Libmtdev.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libmtdev.so.1 (0x0000ffffabcd0000) libevdev.so.2 => /lib/aarch64-linux-gnu/libevdev.so.2 (0x0000ffffabc90000) libwacom.so.9 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwacom.so.9 (0x0000ffffabc60000) libgudev-1.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libgudev-1.0.so.0 (0x0000ffffabc30000) libgobject-2.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 (0x0000ffffabba0000) libglib-2.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0x0000ffffaba10000) libatomic.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libatomic.so.1 (0x0000ffffab9e0000) libpcre2-8.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0 (0x0000ffffab920000) Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe 以下のコマンドを実行して出力を共有してもらえますか? find /usr -name "libdisplay-info*" よろしくお願いします。 Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe 最新情報のご提供ありがとうございます。 システム上にはlibdisplay-infoが存在するのがわかりますが、Westonのログはlibdisplay-info.so.1を探しており、インストール済みのライブラリはLibdisplay-info.so.2のようです。 以下のコマンドを実行して出力を共有してもらえますか? ldd /usr/lib/libweston-14/drm-backend.so これにより、ライブラリのバージョン不一致やその他の依存関係の欠落がないかを確認するのに役立ちます。 Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe Hello root@imx95-15x15-frdm:~# find /usr -name "libdisplay-info*" /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libdisplay-info.so.2 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libdisplay-info.so.0.2.0 /usr/share/doc/libdisplay-info2
查看全文
Wi-Fi Chipset MCU Control Hello everyone, I was browsing for some wifi modules with AP+STA functionalities. I found some modules from NXP, Microchip, and Infineon for example. However, most of the modules are only enabling wifi interface through PCIe and with advanced OS. However, I found a set of MCU+Wifi module from infineon called AIROC CYW55X (series). Do you have any experience integrating and controlling these type of modules? If so, can you share different modules that you have used before and were able successful to integrate with an external MCU? My intention is not to offload data to the microcontroller, only to control for example the mesh and AP capabilities. I want to use a MCU (STM for example) to perform some inference on some basic AI models while controlling the wifi module. Thanks guys Re: Wi-Fi Chipset MCU Control Dear @ajihu , Based on your description, especially for running basic AI models, RW61X (RW610/RW611/RW612) may already be sufficient for your application. RW61X integrates: - MCU - Wi-Fi - Bluetooth LE - (RW612 also supports 802.15.4 / Thread) For basic AI inference workloads, RW61X can run both the application and wireless connectivity stack on a single device, potentially eliminating the need for an additional MCU. However, it is important to clarify what you mean by "Mesh". RW61X does NOT support: - IEEE 802.11s Mesh - EasyMesh RW61X supports: - Matter - Thread - Zigbee (via 802.15.4 ecosystem) - STA + uAP concurrent mode [Note] If additional AI processing performance is required, you may consider: - i.MX RT700 + IW61X - i.MX RT1170 + IW61X - i.MX RT1180 + IW61X Please note that these solutions also do NOT support: - IEEE 802.11s Mesh - EasyMesh They support: - Matter - Thread - Zigbee - STA + uAP concurrent mode Thanks! Best Regards, Weidong
查看全文
マルチディスプレイセットアップによるi.MX8 QuadMax上のAAOS 15におけるマルチユーザー機能の有効化 こんにちは、チームの皆さん、 i.MX8 QuadMax プラットフォーム 上で Android Automotive OS(AAOS) 15 を使用しています 。 現在 の ハードウェア 構成は 、 3つの ディスプレイ で構成されています 。 メインセントラルディスプレイ(運転席/センターディスプレイ) 乗客ディスプレイ インストルメントクラスターディスプレイ この プラットフォーム 上で 、 ユーザー 切り替え、 ゲスト ユーザー 、 ユーザー固有の アプリケーションや設定 のサポート を含む Android マルチユーザー 機能を 有効 化・ 検証 したい と考えています。 CAN you please provide guidance on the following: i.MX8QM の AAOS 15 で マルチユーザー サポート を有効にする には どのような 構成 が必要です か? NXP 側 で BSP固有の 変更 が 必要 でしょ う か ? どの フレームワーク オーバーレイ、 機能 フラグ、 または システム プロパティ を有効に する 必要があります か? 何か ご助言 や 推奨される 手順が あれば、 大変 ありがたい です 。   よろしくお願いします。 Re: Enabling Multi-User Functionality in AAOS 15 on i.MX8 QuadMax with Multi-Display Setup こんにちは、 @harshi03さん 公式のAndroid オートモーティブ ドキュメントをご参照ください: Android オートモーティブ マルチユーザー サポート 前景および背景のユーザーシステム処理 複数のディスプレイで同時利用する場合は、Android Automotiveのマルチディスプレイおよび占有ゾーンアーキテクチャを参照してください。 Android オートモーティブ 15の機能 マルチディスプレイ通信API よろしくお願いします、 志明
查看全文
Wi-FiチップセットMCU制御 こんにちは、みんな、 AP+STA機能を備えたWi-Fiモジュールを探していました。例えば、NXP、Microchip、Infineonなどのモジュールを見つけました。しかし、ほとんどのモジュールはPCIe経由でWiFiインターフェースを使えず、高度なOSでしか対応していません。 しかし、InfineonのAIROC CYW55X(シリーズ)というMCU+WiFiモジュールのセットを見つけました。 こういったタイプのモジュールの統合や制御に関する経験はありますか?もしそうなら、これまでに使っていて外部MCUとうまく統合できた他のモジュールを教えてもらえますか?私の意図は、データをマイクロコントローラにオフロードするのではなく、例えばメッシュやAPの機能を制御することです。 Wi-Fiモジュールを制御しながら基本的なAIモデルに対して推論を行うために、MCU(例えばSTM)を使っています。 ありがとう、みんな Re: Wi-Fi Chipset MCU Control @ajihu様、 あなたの説明からすると、特に基本的なAIモデルを動かすなら、RW61X(RW610/RW611/RW612)で十分かもしれません。 RW61Xは以下の積分を行います: - MCU - Wi-Fi - Bluetooth LE - (RW612は802.15.4 / Threadもサポート) 基本的なAI推論ワークロードにおいては、RW61Xはアプリケーションとワイヤレス・コネクティビティ・スタックの両方を1台のデバイス上で実行できるため、追加のMCUを不要にする可能性もあります。 しかし、「メッシュ」という言葉が何を意味するのかを明確にすることが重要です。 RW61Xは以下をサポートしていません: - IEEE 802.11s メッシュ - イージーメッシュ RW61Xは以下をサポートしています: - マター - Thread - ZigBee(802.15.4エコシステム経由) - STA + uAP 同時接続モード [注] 追加のAIプロセッシング性能が必要な場合は、以下のことを検討できます: - i.MX RT700 + IW61X - i.MX RT1170 + IW61X - i.MX RT1180 + IW61X これらのソリューションは以下もサポートしていませんのでご注意ください: - IEEE 802.11s メッシュ - イージーメッシュ 彼らは以下のサポート: - マター - Thread - ZigBee - STA + uAP 同時接続モード よろしくお願いします! よろしくお願いいたします。 維東
查看全文
Enabling Multi-User Functionality in AAOS 15 on i.MX8 QuadMax with Multi-Display Setup Hello Team, We are using Android Automotive OS (AAOS) 15 on the i.MX8 QuadMax platform. Our current hardware setup includes three displays: Main Central Display (Driver/Center Display) Passenger Display Instrument Cluster Display We would like to enable and validate Android multi-user functionality on this platform, including support for user switching, guest users, and user-specific applications/settings. Could you please provide guidance on the following: What configurations are required to enable multi-user support in AAOS 15 on i.MX8QM? Are there any BSP-specific changes needed from the NXP side? Which framework overlays, feature flags, or system properties must be enabled? Any guidance or recommended steps would be greatly appreciated.   Thank you. Re: Enabling Multi-User Functionality in AAOS 15 on i.MX8 QuadMax with Multi-Display Setup Hi @harshi03  Please refer to the official Android Automotive documentation: Android Automotive multi-user support Foreground and background user system handling For concurrent users on multiple displays, please refer to the Android Automotive multi-display and occupant-zone architecture: Android Automotive 15 features Multi-Display Communications API Best Regards, Zhiming
查看全文
Wi-Fi芯片组MCU控制 大家好, 我正在寻找一些具有 AP+STA 功能的 Wi-Fi 模块。例如,我找到了一些来自恩智浦半导体(NXP)、微芯科技(Microchip)和英飞凌科技(Infineon)的模块。然而,大多数模块仅通过 PCIe 和高级操作系统启用 wifi 接口。 不过,我找到了一套来自英飞凌的名为 AIROC CYW55X(系列)的 MCU+Wifi 模块。 您在集成和控制这类模块方面有经验吗?如果可以的话,您能否分享一下您之前使用过并成功与外部MCU集成的不同模块?我的目的不是将数据卸载到微控制器,而只是为了控制例如网状网络和接入点功能。 我想使用 MCU(例如 STM)对一些基本的 AI 模型进行一些推理,同时控制 wifi 模块。 谢谢大家 Re: Wi-Fi Chipset MCU Control 亲爱的@ajihu , 根据您的描述,特别是对于运行基本 AI 模型而言,RW61X(RW610/RW611/RW612)可能已经足以满足您的应用需求。 RW61X 集成了: - MCU - 无线上网 - 低功耗蓝牙 - (RW612 也支持 802.15.4 / Thread) 对于基本的 AI 推理工作负载,RW61X 可以在单个设备上运行应用程序和无线连接协议栈,从而可能无需额外的 MCU。 但是,有必要澄清一下您所说的“网状物”是什么意思。 RW61X 不支持: - IEEE 802.11s 网状网络 - EasyMesh RW61X 支持: - 事情 - 线 - Zigbee(通过 802.15.4 生态系统) - STA + uAP 并发模式 [注意] 如果需要额外的AI处理性能,您可以考虑: - i.MX RT700 + IW61X - i.MX RT1170 + IW61X - i.MX RT1180 + IW61X 请注意,这些解决方案也不支持: - IEEE 802.11s 网状网络 - EasyMesh 他们支持: - 事情 - 线 Zigbee - STA + uAP 并发模式 谢谢您! 顺祝商祺! 卫东
查看全文
在 i.MX8 QuadMax 上使用 AAOS 15 启用多用户功能,并设置多显示器 各位同事好, 我们 在 i.MX8 QuadMax 平台 上使用 Android Automotive OS( AAOS) 15 。 我们目前的硬件配置包括三个显示器: 主中央显示屏(驾驶员/中央显示屏) 乘客显示屏 仪表盘显示 我们 希望 在 该 平台 上 启用 和 验证 Android 多用户 功能 , 包括 支持 用户 切换、 访客 用户 和 用户特定的 应用 程序/设置 。 请问 您 能否 就 以下 问题 提供 指导 : 在 i.MX8QM 上 启用 AAOS 15 的 多 用户 支持 需要 哪些 配置 ? NXP 方面 是否 需要 对 电路板支持包 进行 任何 特定的 更改 ? 必须 启用 哪些 框架 覆盖层、 功能 标志 或 系统 属性 ? 任何指导或建议都将不胜感激。   谢谢! Re: Enabling Multi-User Functionality in AAOS 15 on i.MX8 QuadMax with Multi-Display Setup 嗨@harshi03 请参阅官方 Android Automotive 文档: Android Automotive 多用户支持 前台和后台用户系统处理 对于多个显示器上的并发用户,请参考 Android Automotive 多显示器和乘员区域架构: Android Automotive 15 功能 多显示器通信 API 此致, 志明
查看全文
How to generate a Standalone IAR toolchain project from MCUXSDK application example - KWX/MCWX To generate a hello world (suppose) example for KW47-EVK for IAR toolchain. We asume that IAR toolchain is already installed. Set IAR_DIR environment variable. In Windows, this can be done via Edit environment variables system option. Example: IAR_DIR=C:\iar\ewarm-9.60.1.    Note: IAR toolchain version may change. Type the following commands on your MCUXSDK workspace: cd mcuxsdk west build -b kw47evk ./examples/demos_apps/hello_world --toolchain=iar -t standalone_project -Dcore_id=cm33_core0 --pristine -d ./build/kw47evk/kw47evk_standalone_hello_world_iar​ IAR project should have been generated on  MCUXSDK_WS/mcuxsdk/build/kw47evk/kw47evk_standalone_hello_world_iar/iar directory. IAR project has .eww file extension.  neidys_vargas_0-1784665664365.png  Relevant links IDE Project Generation: https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/develop/build_system/IDE_Project.html# Note: Ruby is required for this feature. Typically, this tool is installed via MCUXpresso Installer. However, if having issues with this tool refer to the next link: Ruby Environment Setup: https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/develop/build_system/IDE_Project.html#ruby-environment-setup Suppose you want to generate a hello world example for KW47-EVK for IAR toolchain as the previous example, but this time LPTMR driver is required for low-power timer operating purposes. We asume that IAR toolchain is already installed and IAR_DIR variable is already set. The easiest way to accomplish this is to add the lptmr Kconfig symbols with ‘yes’ value at Board-Application level (Refer to Kconfig User Guide). In this case, the target prj.conf file is located on  MCUXSDK_WS/mcuxsdk/examples/_boards/kw47evk/demo_apps/hello_world.​ Edit this file and add the LPTMR required symbols:  CONFIG_MCUX_COMPONENT_driver.lptmr=y CONFIG_MCUX_COMPONENT_component.lptmr_adapter=y​ neidys_vargas_4-1784665984531.png neidys_vargas_1-1784665840673.png Type the following command on your MCUXSDK workspace:  west build -b kw47evk ./examples/demo_apps/hello_world --toolchain=iar -t standalone_project -Dcore_id=cm33_core0 --pristine -d ./build/kw47evk/kw47evk_standalone_hello_world_iar IAR project should have been generated on MCUXSDK_WS/mcuxsdk/build/kw47evk/kw47evk_standalone_hello_world_iar/iar directory. IAR project has .eww file extension. This time LPTMR drivers should be included in iar/drivers/lptmr   neidys_vargas_2-1784665938476.png  neidys_vargas_3-1784665959007.png neidys_vargas_5-1784666017506.png
查看全文
Front and Rear Lights – SW & HW Environment 1 Table of Contents • Introduction • Required Software • Required Hardware • References • Conclusion 2 Introduction This article belongs to the Front and Rear Lights series and describes the software and hardware environment used throughout the project. Before looking into signal routing, control logic, or integration aspects, it is important to first understand the tools and platforms that support the development and execution of the front and rear lights application. This article introduces the software components used to develop, configure, and deploy the application, together with the hardware platforms used to demonstrate the lighting functionality. This information provides the foundation needed for the remaining articles in the series. Model-Based Design sits at the center of the workflow. MathWorks tools handle the modeling of the front and rear lighting control logic, the definition of the CAN communication interfaces, and validation across simulation stages. NXP tools then deploy those models to the S32K3 target platform, wiring the generated application to real-time peripherals, LED driver hardware, and lighting feedback signals. 3 Required Software 3.1. Vehicle Network Toolbox Within this workflow, Vehicle Network Toolbox plays a central role in defining, simulating, and validating the CAN interfaces of the front and rear lights module. It brings DBC-driven message definitions directly into Simulink, allowing communication behavior to be tested alongside the control logic long before integration. Every command received from the central controller and every status message sent back to the network is modeled using the exact structure defined in the DBC files, keeping the application perfectly aligned with the vehicle-level specification. Vehicle Network Toolbox is available as an add-on in MATLAB/Simulink, adding support for CAN communication and DBC-based message definitions.   Roxana_Grigore01_0-1784635448020.png Figure 1 - Vehicle Network Toolbox 3.2. Stateflow Stateflow is used to model the control logic of both lighting modules, translating the CAN commands received from the central controller into concrete lighting actions. Each function is represented as a state machine, where transitions are triggered by incoming signals and internal conditions. This approach keeps the logic structured and readable: activation, deactivation, mode switching, and fault handling are all captured in the same diagram. Stateflow is available as an add-on that can be installed directly from within MATLAB/Simulink, extending the environment with state machine modeling capabilities. Roxana_Grigore01_1-1784635471606.png Figure 2 - Stateflow 3.3. NXP Model-Based Design Toolbox for S32K3 NXP Model-Based Design Toolbox for S32K3 is the link between the Simulink model and the S32K3 microcontroller. It takes care of generating the code, building it, and running it on the target, turning the lighting model into a real embedded application. Through its peripheral blocks, the model can directly use the resources needed by the front and rear lights modules, such as DIO, CAN, and UART without leaving the Simulink environment. It also connects to the NXP configuration tools and supports FreeMASTER for real-time monitoring, which makes it easy to check how the lighting logic actually behaves on the hardware. Roxana_Grigore01_2-1784635492503.png Figure 3 - Development flow diagram 4 Required Hardware 4.1. FRDM Automotive S32K312 Development Board (FRDM-A-S32K312) The front and rear lights application runs on the FRDM Automotive S32K312 Development Board, a development platform based on the NXP S32K312 microcontroller. The board provides access to the communication interfaces and processing capabilities of the target device while offering an integrated platform for software development, debugging, and validation activities. Within the scope of this project, the board is used to execute the lighting application and exchange messages with the central controller through the CAN network. Its communication interfaces, debugging connectivity, and expansion capabilities make it suitable for evaluating body electronics use cases and lighting control scenarios. Roxana_Grigore01_3-1784635516304.png Figure 4 - FRDM Automotive S32K312 Development Board 4.2. CAN analyzer Emulates the central controller when the node is not yet integrated with the full system. It injects the CAN commands defined in the DBC files (turn signals, headlight modes, hazard, brake indication, etc.) and captures the status messages sent back by the module, enabling the CAN interface and control logic to be validated in a controlled and repeatable way. 4.3. Addressable LED Strip The physical lighting output is represented by an addressable LED strip, in which each LED can be controlled individually. This makes it possible to reproduce all the relevant lighting functions on a single strip - turn signals, hazard lights, headlight modes, and brake indication - by assigning different LEDs or groups of LEDs to each function. The result is a clear visual representation of the module's behavior, making it easy to demonstrate how the control logic reacts to incoming CAN commands. 5 References Model-Based Design Toolbox (MBDT) MATLAB® and Simulink® Documentation S32K3 Microcontrollers FRDM Automotive S32K312 Development Board (FRDM-A-S32K312) 6 Conclusion This article described the software and hardware enablement required for the front and rear lights modules. The software environment combines MathWorks modeling and vehicle network capabilities with NXP target support, while the hardware environment brings together the FRDM Automotive S32K312 Development Board, a CAN analyzer, and an addressable LED strip. Together, these elements provide the foundation for modeling, simulation, communication, code generation, deployment, and validation of the lighting application. The next article will focus on the architecture and model description of the front and rear lights modules, including the control logic, CAN interfaces, and overall application structure.
查看全文
Using FreeMASTER block in Simulink 1 Table of Contents • Overview • Context • FreeMASTER Blocks • Generated ELF File • Application Example • References • Conclusion 2 Overview This article introduces the FreeMASTER blocks available in NXP Model-Based Design Toolbox (MBDT) and explains how they are used within a Simulink model to prepare an application for FreeMASTER integration. The primary focus is the FreeMASTER Config block, which enables the FreeMASTER Driver in the generated application and allows users to configure the communication interface and runtime parameters required by FreeMASTER. The article also introduces the FreeMASTER Recorder block, which can be used to add data-recording capabilities to the application. Why is this Important? Before FreeMASTER can communicate with an embedded application, the FreeMASTER Driver should be enabled and configured in the embedded application. The FreeMASTER blocks provided by MBDT simplify this integration process by allowing all required settings to be configured directly within the Simulink environment. This article is intended for: Simulink users working with NXP Model-Based Design Toolbox Developers integrating FreeMASTER into embedded applications Engineers interested in runtime monitoring and debugging Users preparing an application for future interaction with FreeMASTER By reading this article, you will understand how FreeMASTER support is enabled within a Simulink model and how the generated application is prepared for runtime communication and data access. You will also learn how the code-generation process produces an ELF file containing symbolic information corresponding to application variables, which is later used by FreeMASTER to access, monitor, and visualize application data. 3 Context Dedicated Simulink blocks integrate FreeMASTER into a Model-Based Design Toolbox project by automatically generating the software infrastructure required by the application. The overall workflow is illustrated below: dragostoma_0-1784636089488.png Figure 1. FreeMASTER workflow In this workflow, the FreeMASTER blocks serve as the interface between the Simulink model and the FreeMASTER Driver that will be included in the generated application. 4 FreeMASTER Blocks FreeMASTER blocks can be found in the MBDT library under: S32K3xx Core, System, Peripherals and Utilities → Utility Blocks dragostoma_1-1784636129421.png Figure 2. FreeMASTER Simulink Library Three blocks are available for FreeMASTER integration: FreeMASTER Config block FreeMASTER Poll block FreeMASTER Recorder block 4.1 FreeMASTER Config Block The FreeMASTER Config block is responsible for enabling and configuring the FreeMASTER Driver within the generated application. It inserts the software infrastructure required for communication between the embedded target and the FreeMASTER desktop tool and serves as the foundation for integrating FreeMASTER functionality into a Simulink model. dragostoma_2-1784636149271.png Figure 3. FreeMASTER Config block This block provides a configuration interface divided into two sections: communication settings and runtime settings. 4.1.1 General Tab The General tab contains communication-related parameters: Connection Type – selects the communication interface used by FreeMASTER. Instance – specifies the peripheral instance assigned to FreeMASTER communication. Baudrate – defines the communication speed. ISR Priority – sets the interrupt priority associated with FreeMASTER communication. dragostoma_3-1784636164202.png Figure 4. FreeMASTER General tab During configuration, a dedicated communication peripheral is assigned to the FreeMASTER Driver. In the example shown, communication is performed through LPUART6 operating at 115200 bps. Note: The peripheral assigned to FreeMASTER should not be reused simultaneously for other communication purposes. During initialization, the FreeMASTER Driver assumes control of the communication resources associated with the selected peripheral. 4.1.2 FreeMASTER Configuration Tab The FreeMASTER Configuration tab contains runtime-related settings: Mode – defines the FreeMASTER operating mode. Number of Scopes – specifies the number of available scope instances. Max Variables – defines the maximum number of variables handled by a scope. Automatic Buffer Size – automatically calculates communication buffer size. FIFO Receiver Queue Size – configures the receive queue used by the communication driver. dragostoma_4-1784636183944.png Figure 5. FreeMASTER Configuration tab Together, these settings determine how the FreeMASTER Driver operates within the generated application. 4.2 FreeMASTER Recorder Block In addition to the configuration block, MBDT provides a FreeMASTER Recorder block that enables support for FreeMASTER recording functionality. dragostoma_5-1784636199716.png Figure 6. FreeMASTER Recorder block Unlike the Config block, which is primarily focused on communication setup and driver integration, the Recorder block is designed for high-speed monitoring and visualization of application variables. It configures data acquisition resources that can be accessed later through the FreeMASTER desktop application, enabling detailed analysis of system behavior. The Recorder block is typically placed in application execution paths where rapidly changing signals need to be captured periodically. To support this, it uses an on-board memory buffer to store acquired samples, allowing high-frequency data to be recorded without requiring immediate transfer to the host PC. The buffered data can then be retrieved and displayed in FreeMASTER for waveform visualization, performance evaluation, and post-run analysis. The block provides the following configuration parameters: Id – unique identifier of the recorder instance. Name – user-defined recorder name. Buffer Size – amount of memory allocated for storing captured samples. Timebase – time reference used during recording operations. dragostoma_6-1784636215463.png Figure 7. FreeMASTER Recorder block parameters The Recorder block is optional and can be used whenever runtime data recording capabilities are required. 4.3 FreeMASTER Poll Block MBDT also provides a FreeMASTER Poll block, which allows the application to explicitly call the FreeMASTER polling function within the Simulink model. dragostoma_7-1784636229746.png Figure 8. FreeMASTER Poll block The Poll block does not require any configuration parameters. Its purpose is to provide a configurable location within the application where FreeMASTER communication handling and command processing can be executed. dragostoma_8-1784636242667.png Figure 9. FreeMASTER Poll block mask The role of the Poll block depends on the operating mode selected in the FreeMASTER Config block. When the FreeMASTER Driver is configured in Poll Mode, the Poll block is responsible for both communication handling and command processing. When the Driver operates in Short Interrupt Mode, communication is handled by interrupts, while command processing is performed through the Poll block. Note: For both Poll Mode and Short Interrupt Mode, the Poll block is required and should be placed in an execution path that runs periodically, such as the application's main step function, to ensure timely processing of FreeMASTER requests. When the FreeMASTER Driver is configured in Long Interrupt Mode, communication handling and command processing are performed entirely by the driver interrupt routines. In this configuration, the Poll block is not required, and its execution has no effect on FreeMASTER operation. The Poll block complements the FreeMASTER Config and FreeMASTER Recorder blocks by providing a configurable mechanism for communication processing when required by the selected FreeMASTER operating mode. 5 Generated ELF File Once the FreeMASTER blocks have been added and configured, the model can be built using the standard code-generation workflow provided by Embedded Coder and MBDT. In addition to the application code generated from the Simulink model, the build process also produces an ELF (Executable and Linkable Format) file. When debug information is enabled during the build process, the ELF file contains symbolic information about application variables, functions, and memory locations stored in the DWARF debug sections. Otherwise, this information may be removed, preventing the FreeMASTER desktop tool from extracting the symbols required for variable access and monitoring. The ELF file is later loaded by the FreeMASTER desktop tool, allowing variables to be identified automatically without requiring manual memory address entry. This enables features such as variable monitoring, runtime configuration, data visualization, and recording. Note: Generating a valid ELF file with debug information is an important preparation step before attempting to establish communication with the target application. 6 Application Example To showcase the concepts described above, we can create a simple Simulink model example that uses the FreeMASTER Config block together with two application variables: counter and increment . In this example, the counter variable is periodically incremented by the value of the increment variable. The increment variable can be modified at runtime by the user directly from the FreeMASTER desktop application, allowing the rate at which counter grows to be adjusted on the fly. dragostoma_0-1785932572908.png Figure 10. Application example Simulink model This simple model demonstrates the two fundamental capabilities enabled by FreeMASTER integration: Variable monitoring – observing the value of counter as it changes over time. Runtime variable modification – updating the value of increment from FreeMASTER and immediately observing its effect on counter . image.png Figure 11. FreeMASTER application of the counter example   Once the model is built and the resulting application is running on the target, both variables become accessible through FreeMASTER using the symbolic information contained in the generated ELF file. The user can watch counter update in real time and interactively change increment to influence the application's behavior without recompiling or reflashing the target. 7 References Introduction to FreeMASTER FreeMASTER Driver and Documentation Package – The FreeMASTER Driver and its accompanying documentation are delivered as part of the MBDT installation. After installing the toolbox, they can be found in the root installation directory: NXP_MBDToolbox_S32K3\FreeMASTER\ 8 Conclusion This article introduced the FreeMASTER Configuration blocks provided by NXP Model-Based Design Toolbox and explained their role in preparing a Simulink model for FreeMASTER integration. By configuring the block appropriately, developers can include the required FreeMASTER support in the generated application and produce an ELF file suitable for runtime access to application data. The next article in this series will demonstrate how to use the generated application and ELF file to establish a connection between the target device and the FreeMASTER desktop application.
查看全文
S32K3X8EVB-Q289 Power Supply Question I bought the S32K3X8EVB-Q289 board and need to purchase a power cable separately. Should I buy a power adapter with 12V 2A or higher? Or is there a product recommended by NXP? The FRDM-A-S32K358 uses a USB Type-C port, so it was sufficiently powered by a laptop's USB port, Re: S32K3X8EVB-Q289 Power Supply Question Hello @wj_kwak, Yes, as noted inside the S32K3X8 EVB HW UM, you can use any external power supply as long as it provides +12V/≥2A; Julin_AragnM_0-1784565662949.png Best regards, Julián
查看全文
s32k324 写入 Dflash 问题 我使用 S32DS3.5 + RTD2.0 开发了 S32K324。现在,我根据示例“Fee_Example_S32K344”中的配置和代码编写了 S32K324 的程序,并且编译成功了。但是程序运行时,一进入代码“Fls_Init(NULL_PTR);”就会报错。当我单步执行时,发现它无法跳过函数“Fls_IPW_Init();”。错误导致程序进入此函数“ static inline void DevAssert(volatile boolean x) { 如果(x) { } 否则 { for(;;) {ASM_KEYWORD(BREAKPOINT_INSTR);} } }" 所以我想如果RTD版本不支持S32K324来使用费用函数模型的话?或者能否给我一些其他通过 S32k324 的 eeprom 模式写入 Dflash 的示例? 谢谢。 Re: s32k324 write Dflash problem 由于所有项目工程都是基于 RTD2.0 创建的,因此迁移可能不太方便。如果RTD2.0能够修改和使用费用就最好了。您能帮我审核一下这个程序吗? Re: s32k324 write Dflash problem S32DS 生成的 Fls_IPW_Init() 函数是否会输出错误日志? Re: s32k324 write Dflash problem 嗨@mmyjh_123 , 能否分享一下项目文件,或者至少分享一下 .mex 文件?文件? 另外,你用的还是很老旧的RTD。 我建议升级到 RTD 7.0.1 版本。 谢谢! BR,丹尼尔 Re: s32k324 write Dflash problem 嗨@mmyjh_123 , 你有两个选择。 1. 要么将其更改为 VARIANT-PRE-COMPILE danielmartynek_0-1784639285437.png 就按你平时的方式称呼它吧: Fls_Init(NULL_PTR); 2. 或者选择 VARIANT-POST-BUILD 代替 并拨打电话: Fls_Init(&Fls_Config_BOARD_InitPeripherals); 此致, 丹尼尔 Re: s32k324 write Dflash problem 哦,我明白了,谢谢。
查看全文
V5705芯片 您好,我有一台适用于Clio 5汽车的收音机。它采用的是恩智浦V5707芯片。但我没有找到这款芯片的任何技术规格。这款芯片属于哪个TEF系列?(例如TEF6686、TEF6687、TEF6688、TEF6689等) 标记 = v5705 54 10 sSD1462
查看全文
FS26 LDO Off Issue Hello I am using the FS26 and S32K358. I am using the FS26's VLDO2 as the power supply for the MCU and the FS26's VLDO1 as the power supply for the CAN transceiver. When the MCU is left in a state of CAN communication, the FS26's VLDO turns OFF, cutting off the MCU's power. (This occurs randomly, approximately every 1 to 8 hours.) The VLDO is restored only after the FS26's power supply is cut off and then restored. This issue occurs on all boards, not just a single one, and does not occur when CAN communication is not in progress. The status when the issue occurs is as follows: Vpre 6V O VDIG 1.6V O VBOS 5V O VLDO2 X VLDO1 X VCORE X DFS is disabled via OTP. I would like to know the current state of the FS26 and what causes this to happen. Re: FS26 LDO Off Issue Hello kjy106906  Good day! Is the watchdog enabled? What are the values of: FS_STATES FS_GRL_FLAGS FS_OVUV_REG_STATUS M_REG_FLG M_STATUS immediately after failure? Have you checked if FS26 is not displaying any UV or OV flags? Also could you share your M_STATUS? I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck. Re: FS26 LDO Off Issue @RafaR  Thank you for the reply. Unfortunately, the MCU is receiving power from the SBC, but communication is not possible because the VLDO is OFF. You must cut off and resupplied the board power for the MCU to function. The watchdog window is infinite. Re: FS26 LDO Off Issue Hello kjy106906 Good day! Looks as if the FS26 analog front end is still powered, but the internal power-tree supplying the system has been disabled. One possible explanation is that a fault has been detected on one of the monitored regulators (VCORE, VLDO1, VLDO2), and the configured reaction disables the regulator outputs. FS26 documentation indicates that regulators can remain disabled after a fault depending on the configured fault-reaction settings. I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck. Re: FS26 LDO Off Issue db16122_0-1785211448726.png Please refer to PMIC initiailization process for debug. AN13431 NXP PMIC solution for TI TMS570 series MCU should be helpful Re: FS26 LDO Off Issue Thank you @RafaR  This is an important issue, so I would appreciate your response. I would like to check exactly what state FS26 is in and why it failed. When the issue occurred, I read the registers using an external tool. FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_MIRRORCMD:0x1c]W:0x001d; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_MIRRORDATA:0x1d]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [ID_VOTP:0x1D]R:0x00 FS26 [FS_WDW_DURATION:0x0b]W:0xd08b; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_NOT_WDW_DURATION:0x0c]W:0x2f74; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_VSUP_FLG:0x07]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_VSUP_MSK:0x08]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_FLG:0x05]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_MSK:0x06]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_FLG:0x03]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_MSK:0x04]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_FLG:0x09]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_MSK:0x0a]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_STATUS:0x02]R:0x5020; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_COM_FLG:0x0b]R:0x0005; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_COM_MSK:0x0c]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_OVUV_REG_STATUS:0x10]R:0x1544; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_INTB_MASK:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_DIAG_SAFETY1:0x14]R:0x03c3; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_DIAG_SAFETY2:0x15]R:0x0010; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_SAFE_IOS_1:0x12]R:0xf000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_GRL_FLAGS:0x00]R:0x5000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_DEVICEID:0x00]R:0x65d8; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_PROGID:0x01]R:0x0105; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_STATUS:0x02]R:0x5020; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_FLG:0x03]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_MSK:0x04]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_FLG:0x05]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_MSK:0x06]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_VSUP_FLG:0x07]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_VSUP_MSK:0x08]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_FLG:0x09]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_MSK:0x0a]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_COM_FLG:0x0b]R:0x0005; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_COM_MSK:0x0c]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_SYS_CFG:0x0d]R:0x0001; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_CFG:0x0e]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_CFG:0x0f]R:0x0002; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_CFG:0x10]R:0x0202; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_CTRL1:0x11]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_AMUX_CTRL:0x13]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_LDT_CFG1:0x14]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_LDT_CFG2:0x15]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_LDT_CFG3:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_LDT_CTRL:0x17]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_MEMORY0:0x18]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_MEMORY1:0x19]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_GRL_FLAGS:0x00]R:0x5000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_WDW_DURATION:0x0b]R:0xd08b; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_NOT_WDW_DURATION:0x0c]R:0x2144; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_WD_TOKEN:0x0e]R:0x5ab2; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_ABIST_ON_DEMAND:0x0f]R:0x0040; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_OVUV_REG_STATUS:0x10]R:0x1544; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_SAFE_IOS_1:0x12]R:0xf000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_SAFE_IOS_2:0x13]R:0x035f; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_DIAG_SAFETY1:0x14]R:0x03c3; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_DIAG_SAFETY2:0x15]R:0x0010; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_INTB_MASK:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_LP_REQ:0x18]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_LDT_LPSEL:0x19]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] I am attaching the waveform when an issue occurs. kjy106906_0-1785205262839.png Blue VSUP / Red VBOS / Green RSTB / Yellow VDIG kjy106906_1-1785205354126.png Blue VSUP / Red VPre / Green Vcore / Yellow RSTB
查看全文
请求:RAppID 初始化 v2.1.0支持 MPC5644A 设备的版本(或更高版本)——需要下载链接 你好, 我正在做一个基于 MPC5644A 的项目,我需要获取支持该设备的 RAppID Init 工具。 我有一个现有的 RAppID Init 项目文件 (.rsp),该文件最初是为我们的平台创建的。文件头显示以下内容: 工具版本:2.1.0(工具版本主版本号 2,工具版本次版本号 1,子版本号 0) 目标设备:MPC5644A 创建时间:2013年4月 因此,RAppID Init v2.1.0 中显然存在对 MPC5644A 的支持。但是,我在NXP官网上找不到匹配的下载链接: “RAppID 初始化 Power Architecture”页面 (RAPPID) 列出了 11 个公开下载,但没有一个涵盖 MPC564xA 系列(仅涵盖 MPC564xL、MPC560xB/xS、MPC563xM、MPC567xR/xK/xF、MPC5748G、MPC577xK/M)。 我在存档部分找到了“存档:MPC564xA 引脚向导”,但没有找到相应的“MPC564xA 初始化”软件包。引脚向导不包含系统/外设初始化,也无法打开我的 .rsp 文件。项目文件。 请问版主能否提供 RAppID Init v2.1.0 的下载链接?或者更高版本,支持 MPC5644A 设备,这样我就可以打开和修改我现有的 .rsp 文件了。项目? 提前感谢您的帮助。 Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link needed 你好, 是的,您说得对,确实存在 RAPPID-564XASW。 但恩智浦并未在其公共网页上提供该产品。 我会内部询问获取该文件的程序。 顺祝商祺! Peter Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link needed 请查看以下链接:RAppID 初始化(适用于 Power Architecture)| NXP 半导体  RAppID 引导加载程序实用程序初始化(适用于 MPC564xL) https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/rappid-initialization-for-power-architecture:RAPPID 顺便问一下, MPC5644A 在您那里用于什么应用? Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link needed 我什么时候能收到回复? Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link needed 我已经看过那个页面了,但我的情况不同,因为我的是 MPC5644A。 另外,我的 MPC5644A 似乎是用于车辆控制的。 Re: Request: RAppID Init v2.1.0 (or later) with MPC5644A device support — download link needed https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=ETPUGCT&appType=license&location=null eTPU图形化配置工具怎么样?它看起来也相当实用。由于该产品是比较老旧的设备,因此可能会出现一些服务延迟。
查看全文
AUTOSAR MCAL for MPC5744P 大家好, 我正在使用 MPC5744P 和生成的 AUTOSAR MCAL 包。 我遇到了一个版本错误: 没有找到该文件或目录——指的是 Os_memmap.h在 MemMap.h 中: #ifndef AUTOSAR_OS_NOT_USED #include "Os_memmap.h" #endif 但是,生成的文件中没有 Os_memmap.h 文件。 我该如何找回这个丢失的文件? 另外,如何使用 EB tresos 配置和生成新的 MCAL 包(或重新生成缺失的部分)? 非常感谢您的帮助! 谢谢! Re: AUTOSAR MCAL for MPC5744P 您好@petervlna ,请问是否有免费的编译器选项可以用来构建适用于 MPC5744P 的 AUTOSAR MCAL 应用程序? Re: AUTOSAR MCAL for MPC5744P 你好, 您可以使用生成的代码,并将其编译为 GHS 或 DIAB。 请务必参考 RTD 和 OS 发行说明中列出的受支持的编译器。 petervlna_0-1747642736488.png 顺祝商祺! Peter Re: AUTOSAR MCAL for MPC5744P 嗨,彼得, 谢谢你的解释! 请问:是否可以使用 GCC 编译生成的代码(来自 Tresos + MCAL),还是必须使用 S32DS 或 GHS 等工具链? 此致, 伟大的 Re: AUTOSAR MCAL for MPC5744P 你好, 我该如何找回这个丢失的文件? 它不是 MCAL 生成的文件的一部分,而是来自 Tresos 操作系统配置。 我认为可能是操作系统配置出了问题。 另请参阅此处: https://community.nxp.com/t5/S32K/No-such-file-or-directory-include-quot-Os-memmap-h-quot/td-p/1818413 另外,如何使用 EB tresos 配置和生成新的 MCAL 包(或重新生成缺失的部分)? 嗯,我们为此提供 S32 设计工作室。如需了解 Tresos 的相关培训,请联系 Elektrobit。 其实应该很简单。安装 MCAL 后,您只需创建项目,添加所需的插件,然后从 Tresos 生成 c/h 文件。然后,您需要将项目整理到 S32DS、GHS 等项目管理软件中,以便进行编译。 顺祝商祺! Peter
查看全文
S32K3X8EVB-Q289 電源に関する質問 S32K3X8EVB-Q289ボードを購入しましたが、電源ケーブルは別途購入する必要があります。12V 2A以上の電源アダプターを購入すべきでしょうか?それともNXPが推奨する製品はありますか? FRDM-A-S32K358はUSB Type-Cポートを使用しているため、ノートPCのUSBポートで十分な電力を供給していました。 Re: S32K3X8EVB-Q289 Power Supply Question こんにちは、 @wj_kwak さん、 はい、S32K3X8 EVB HW UMの中に記載されている通り、+12V/≥2Aを供給する外部電源ならどんなものでも使えます。 Julin_AragnM_0-1784565662949.png よろしくお願いします、 ジュリアン
查看全文
s32k324 write Dflash problem I used S32DS3.5 + RTD2.0 to develop S32K324. Now I wrote the program for the S32K324 based on the configuration and code in the example "Fee_Example_S32K344" and it compiled. but when it ran, the program would report an error as soon as it enters this code" Fls_Init(NULL_PTR);", when I step into it , I found it could not Skip this function " Fls_IPW_Init();". And the err made the program enter this function " static inline void DevAssert(volatile boolean x) { if(x) { } else { for(;;) {ASM_KEYWORD(BREAKPOINT_INSTR);} } }" So I guess if the RTD version doesn't support S32K324 to use the fee function model ? Or could give me some other examples to write Dflash by eeprom mode of S32k324. Thanks. Re: s32k324 write Dflash problem Since all the project engineering was created based on RTD2.0, the migration might not be very convenient. It would be best if RTD2.0 could modify and use the Fee. Could you please help me review the program? Re: s32k324 write Dflash problem Does the Fls_IPW_Init() generated by S32DS and is there any error log can be printed out? Re: s32k324 write Dflash problem Hi @mmyjh_123, Can you share the project or at least the .mex file? Also, you use a very old RTD. I would recommended upgrading to RTD 7.0.1. Thank you, BR, Daniel Re: s32k324 write Dflash problem Hi @mmyjh_123, You have two options. 1. Either change it to VARIANT-PRE-COMPILE danielmartynek_0-1784639285437.png And call it as you do: Fls_Init(NULL_PTR); 2. Or select VARIANT-POST-BUILD instead and call: Fls_Init(&Fls_Config_BOARD_InitPeripherals); Regards, Daniel Re: s32k324 write Dflash problem Oh, I got it,thanks.
查看全文
FS26 LDO 発行終了 Hello 私はFS26とS32K358を使用しています。 私はFS26のVLDO2をMCUの電源として、FS26のVLDO1をCANトランシーバの電源として使っています。 MCUがCAN通信状態のままになると、FS26のVLDOはオフになり、MCUの電源が遮断されます。 (これはランダムに発生し、およそ1~8時間ごとに起こります。) VLDOは、FS26の電源が遮断され、その後復旧された後にのみ復旧します。 この問題はすべてのボードで発生し、単一のボードだけでなく、CAN通信が進行中でない場合は発生しません。 問題発生時の状況は以下のとおりです。 Vpre 6V O VDIG 1.6VO VBOS 5V O VLDO2 X VLDO1 X VCORE X OTPによるDFSは無効化されています。 FS26の現状と、この問題が発生する原因について知りたいです。 Re: FS26 LDO Off Issue こんにちは、 kjy106906さん 良い一日! ウォッチドッグは有効になっていますか? 以下の値は何ですか? FS_STATES FS_GRL_FLAGS FS_OVUV_REG_STATUS M_REG_FLG 障害発生直後にM_STATUSが表示されますか? FS26にUVフラグやOVフラグが表示されていないか確認しましたか? また、あなたのM_STATUSも教えてもらえますか? この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: FS26 LDO Off Issue @RafaR ご返信ありがとうございます。 残念ながら、MCUはSBCから電力を受け取っていますが、VLDOがオフであるため通信は不可能です。 MCUが動作するためには、基板の電源を切って再供給しなければなりません。 監視ウィンドウは無限です。 Re: FS26 LDO Off Issue こんにちは、kjy106906さん 良い一日! FS26のアナログフロントエンドはまだ電源が供給されているようですが、システムに電力を供給する内部電源ツリーは無効化されています。 考えられる説明の一つは、監視対象のレギュレータ(VCORE、VLDO1、VLDO2)のいずれかに障害が検出され、設定された反応によってレギュレータの出力が無効になったというものです。FS26のドキュメントによると、故障後も設定された故障反応設定によってレギュレータは無効化されたままになることがあります。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: FS26 LDO Off Issue よろしくお願い申し上げます。 @RafaR これは重要な問題なので、ご回答をいただけるとありがたいです。 FS26が現在どのような状態にあり、なぜ失敗したのかを正確に確認したいです。 問題が発生した際、外部ツールを使用してレジスタを読み取りました。 FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_MIRRORCMD:0x1c]W:0x001d; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_MIRRORDATA:0x1d]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [ID_VOTP:0x1D]R:0x00 FS26 [FS_WDW_DURATION:0x0b]W:0xd08b; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_NOT_WDW_DURATION:0x0c]W:0x2f74; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_VSUP_FLG:0x07]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_VSUP_MSK:0x08]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_FLG:0x05]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_MSK:0x06]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_FLG:0x03]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_MSK:0x04]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_FLG:0x09]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_MSK:0x0a]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_STATUS:0x02]R:0x5020; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_COM_FLG:0x0b]R:0x0005; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_COM_MSK:0x0c]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_OVUV_REG_STATUS:0x10]R:0x1544; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_INTB_MASK:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_DIAG_SAFETY1:0x14]R:0x03c3; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_DIAG_SAFETY2:0x15]R:0x0010; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_SAFE_IOS_1:0x12]R:0xf000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_GRL_FLAGS:0x00]R:0x5000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_DEVICEID:0x00]R:0x65d8; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_PROGID:0x01]R:0x0105; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_STATUS:0x02]R:0x5020; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_FLG:0x03]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_MSK:0x04]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_FLG:0x05]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_MSK:0x06]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_VSUP_FLG:0x07]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_VSUP_MSK:0x08]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_FLG:0x09]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_MSK:0x0a]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_COM_FLG:0x0b]R:0x0005; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_COM_MSK:0x0c]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_SYS_CFG:0x0d]R:0x0001; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_TSD_CFG:0x0e]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_CFG:0x0f]R:0x0002; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_WIO_CFG:0x10]R:0x0202; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_REG_CTRL1:0x11]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_AMUX_CTRL:0x13]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_LDT_CFG1:0x14]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_LDT_CFG2:0x15]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_LDT_CFG3:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_LDT_CTRL:0x17]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_MEMORY0:0x18]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [M_MEMORY1:0x19]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_GRL_FLAGS:0x00]R:0x5000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_WDW_DURATION:0x0b]R:0xd08b; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_NOT_WDW_DURATION:0x0c]R:0x2144; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_WD_TOKEN:0x0e]R:0x5ab2; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_ABIST_ON_DEMAND:0x0f]R:0x0040; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_OVUV_REG_STATUS:0x10]R:0x1544; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_SAFE_IOS_1:0x12]R:0xf000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_SAFE_IOS_2:0x13]R:0x035f; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_DIAG_SAFETY1:0x14]R:0x03c3; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_DIAG_SAFETY2:0x15]R:0x0010; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_INTB_MASK:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_LP_REQ:0x18]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] FS26 [FS_LDT_LPSEL:0x19]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00] 問題発生時の波形を添付します。 kjy106906_0-1785205262839.png 青:VSUP / 赤:VBOS / 緑:RSTB / 黄:VDIG kjy106906_1-1785205354126.png 青色 VSUP / 赤色 VPre / 緑色 Vcore / 黄色 RSTB Re: FS26 LDO Off Issue db16122_0-1785211448726.png デバッグについては、PMICの初期化プロセスを参照してください。AN13431 TI TMS570シリーズMCU向けのNXP PMICソリューションは役立つはずです
查看全文