2097982_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2097982_zh-CN

2097982_zh-CN

AUTOSAR MCAL for MPC5744P

大家好,

我正在使用 MPC5744P 和生成的 AUTOSAR MCAL 包。

我遇到了一个版本错误:
没有找到该文件或目录——指的是 Os_memmap.h在 MemMap.h 中:

#ifndef AUTOSAR_OS_NOT_USED
#include "Os_memmap.h"
#endif

但是,生成的文件中没有 Os_memmap.h 文件。

我该如何找回这个丢失的文件?

另外,如何使用 EB tresos 配置和生成新的 MCAL 包(或重新生成缺失的部分)?

非常感谢您的帮助!

谢谢!

Re: AUTOSAR MCAL for MPC5744P

您好@petervlna ,请问是否有免费的编译器选项可以用来构建适用于 MPC5744P 的 AUTOSAR MCAL 应用程序?

Re: AUTOSAR MCAL for MPC5744P

你好,

您可以使用生成的代码,并将其编译为 GHS 或 DIAB。

请务必参考 RTD 和 OS 发行说明中列出的受支持的编译器。

petervlna_0-1747642736488.pngpetervlna_0-1747642736488.png

顺祝商祺!

Peter


Re: AUTOSAR MCAL for MPC5744P嗨,彼得,
谢谢你的解释!

请问:是否可以使用 GCC 编译生成的代码(来自 Tresos + MCAL),还是必须使用 S32DS 或 GHS 等工具链?

此致,
伟大的
Re: AUTOSAR MCAL for MPC5744P

你好,

我该如何找回这个丢失的文件?

它不是 MCAL 生成的文件的一部分,而是来自 Tresos 操作系统配置。

我认为可能是操作系统配置出了问题。

另请参阅此处:

https://community.nxp.com/t5/S32K/No-such-file-or-directory-include-quot-Os-memmap-h-quot/td-p/18184...


另外,如何使用 EB tresos 配置和生成新的 MCAL 包(或重新生成缺失的部分)?

嗯,我们为此提供 S32 设计工作室。如需了解 Tresos 的相关培训,请联系 Elektrobit。

其实应该很简单。安装 MCAL 后,您只需创建项目,添加所需的插件,然后从 Tresos 生成 c/h 文件。然后,您需要将项目整理到 S32DS、GHS 等项目管理软件中,以便进行编译。

顺祝商祺!

Peter


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-21-2026 04:31 AM
Updated by: