2397128_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397128_ja-JP

2397128_ja-JP

flex-installer「lsdk2606」バージョンを使用している「imx95-15x15-frdm」Debianで「Weston.Service」に問題が発生しました。

こんにちは、

flex-installerバージョン「 lsdk2606 」を使用してDebianイメージをインストールしました。

ネタバレ
Sudo Flex-installer -I auto -d /dev/sdX -m imx95-15x15-frdm

私のimx95-15x15-frdmでは
その後、標準の手順に従ってインストールを続行しました。

ネタバレ
debian-post-install-pkg

すべてのパッケージをインストールし再起動した後、起動時に以下のエラーが発生しました:


ネタバレ

[失敗] weston.service - W…nd コンポジターをシステムサービスとして起動できませんでした。

ネタバレ

root@imx95-15x15-frdm:~# systemctl status weston.service

× weston.service - システムサービスとしてのWaylandコンポジタであるWeston

ロード済み: ロード済み (/usr/lib/systemd/system/weston.service;有効; プリセット: 有効)

アクティブ: 失敗 (結果: 終了コード) 2026年7月20日(月) 13:51:20 UTC以降; 19秒前

呼び出し: 67b22b0fa1484ce681d8b2acdc107add

トリガー: ● weston.socket

ドキュメント: man:weston(1)

man:weston.ini(5)

http://wayland.freedesktop.org/

プロセス: 408 ExecStart=/usr/bin/weston --log=${XDG_RUNTIME_DIR}/weston.log --modules=systemd-notify.so (code=exited, status=1/FAILURE)

メインPID: 408 (コード=終了、ステータス=1/失敗)

メモリピーク:3.5M

CPU: 49ms


7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service - WaylandコンポジタであるWestonをシステムサービスとして開始します...

7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm (weston)[408]: pam_unix(weston-autologin:session): user root(uid=0) by (uid=0) がセッションを開きました

7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:メインプロセスが終了しました。終了コード=exited、ステータス=1/FAILURE

7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:結果「exit-code」で失敗しました。

7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service - WaylandコンポジタであるWestonをシステムサービスとして起動できませんでした。
ネタバレ

root@imx95-15x15-frdm:~# cat /run/user/0/weston.log

日付: 2026年7月20日 UTC

[12:34:22.150]ウェストン 14.0.2

https://wayland.freedesktop.org

バグ報告先: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/

ビルド: LSDK-25.12_DEBIAN-13_LF-6.12.20-168-g2ddc741+

[12:34:22.153]コマンドライン: /usr/bin/weston --log=/run/user/0/weston.log --modules=systemd-notify.so

[12:34:22.153]OS: Linux、6.12.49、#5 SMP PREEMPT 2026年5月28日木曜日 13:07:26 KST、aarch64

[12:34:22.153]フライトレコーダー:有効

[12:34:22.155]設定ファイル「/etc/xdg/weston/weston.ini」を使用します。

[12:34:22.156]出力再描画ウィンドウの最大時間は16ミリ秒です。

[12:34:22.158]モジュールの読み込み '/usr/lib/libweston-14/drm-backend.so'

[12:34:22.162]モジュールの読み込みに失敗:libdisplay-info.so.1:共有オブジェクトファイルを開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません

[12:34:22.162]致命的エラー: コンポジターバックエンドの作成に失敗しました

私も同じエラーが出ています(関連があるかどうかはわかりませんが)、でも画面には何も表示されません。

ネタバレ

it6263 3-004c: DDC FIFOのクリアに失敗しました

it6263 3-004c: EDIDの読み取りに失敗しました


Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe

root@imx95-15x15-frdm:~# ldd /usr/lib/libweston-14/drm-backend.so
Linux-vdso.so.1 (0x0000ffffac56c000)
libweston-14.so.0 => /USR/lib/libweston-14.so.0 (0x0000ffffac410000)
libwayland-client.so.0 => /lib/aarch64-Linux-gnu/libwayland-client.so.0 (0x0000ffffac3e0000)
libpixman-1.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpixman-1.so.0 (0x0000ffffac330000)
libwayland-server.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwayland-server.so.0 (0x0000ffffac2f0000)
libdrm.so.2 => /usr/lib/libdrm.so.2 (0x0000ffffac2b0000)
libudev.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libudev.so.1 (0x0000ffffac250000)
libdisplay-info.so.1 => 見つかりません
libgbm.so.1 => /usr/lib/libgbm.so.1 (0x0000ffffac220000)
libseat.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libseat.so.1 (0x0000ffffac1f0000)
libinput.so.10 => /lib/aarch64-linux-gnu/libinput.so.10 (0x0000ffffac170000)
libc.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6 (0x0000ffffabfb0000)
/lib/ld-linux-aarch64.so.1 (0x0000ffffac520000)
libxkbcommon.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libxkbcommon.so.0 (0x0000ffffabf40000)
libffi.so.8 => /lib/aarch64-linux-gnu/libffi.so.8 (0x0000ffffabf10000)
libm.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libm.so.6 (0x0000ffffabe60000)
libcap.so.2 => /lib/aarch64-linux-gnu/libcap.so.2 (0x0000ffffabe30000)
libsystemd.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libsystemd.so.0 (0x0000ffffabd00000)
Libmtdev.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libmtdev.so.1 (0x0000ffffabcd0000)
libevdev.so.2 => /lib/aarch64-linux-gnu/libevdev.so.2 (0x0000ffffabc90000)
libwacom.so.9 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwacom.so.9 (0x0000ffffabc60000)
libgudev-1.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libgudev-1.0.so.0 (0x0000ffffabc30000)
libgobject-2.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 (0x0000ffffabba0000)
libglib-2.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0x0000ffffaba10000)
libatomic.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libatomic.so.1 (0x0000ffffab9e0000)
libpcre2-8.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0 (0x0000ffffab920000)

Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe

以下のコマンドを実行して出力を共有してもらえますか?

find /usr -name "libdisplay-info*"

よろしくお願いします。

Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe

最新情報のご提供ありがとうございます。

システム上にはlibdisplay-infoが存在するのがわかりますが、Westonのログはlibdisplay-info.so.1を探しており、インストール済みのライブラリはLibdisplay-info.so.2のようです。

以下のコマンドを実行して出力を共有してもらえますか?

ldd /usr/lib/libweston-14/drm-backend.so

これにより、ライブラリのバージョン不一致やその他の依存関係の欠落がないかを確認するのに役立ちます。

Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe

Hello


root@imx95-15x15-frdm:~# find /usr -name "libdisplay-info*"
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libdisplay-info.so.2
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libdisplay-info.so.0.2.0
/usr/share/doc/libdisplay-info2

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-24-2026 04:33 AM
更新者: